1107902_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1107902_ja-JP

1107902_ja-JP

eIQサンプルアプリ - TfLite Lab 4[1]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この ラボ 4 では、 eIQ ソフトウェア用の推論エンジン を使用して、i.MX8 ボード上の TensorFlow Lite アプリケーション デモを開始する方法について説明します。

Code Auroraで入手可能なソースコードを取得します。

TensorFlow Lite MobileFaceNets MIPI/USBカメラ

OpenCVを使用した顔検出

 

このアプリケーションデモでは、Haar Feature based Cascade Classifiers を使用してリアルタイムの顔検出を行います。XML という名前の顔用の事前トレーニング済みの Haar Feature ベースのカスケード分類子は、OpenCV に既に含まれています。face の XML ファイルは opencv/data/haarcascades/ フォルダに保存されています。 また、コードauroraにも載せられています。詳細については、「Haar Cascades を使用した顔検出」をお読みください。

MobileFaceNets の TensorFlow Lite 実装

MobileFaceNets は、ホスト PC でより高いパフォーマンスを得るために、より小さなバッチ サイズと入力サイズで再トレーニングされます。このデモでは、トレーニング済みのモデルがソース ファイルとして読み込まれます。

ボードの設定

ステップ1 - eIQサンプルアプリからデモをダウンロードし、/ opt / tfliteフォルダに配置します。次に、srcフォルダを入力します。

root@imx8mmevk:~# cd /opt/tflite/examples-tflite/1-example/src/

root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src#

このフォルダには、次のファイルが含まれている必要があります。

.
├── face_detect_helpers.cpp
├── face_detect_helpers.h
├── face_detect_helpers_impl.h
├── face_recognition.cpp
├── face_recognition.h
├── haarcascade_frontalface_alt.xml
├── メイクファイル
├── MFN.H
├── プロファイリング.h
└── スレッドプール.h

ステップ2 - ボード上のソースコードをコンパイルします。

root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src# make

ステップ 3 - デモを実行します。

root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src# ./FaceRecognition-c 0 -h 0.85

:-cは、カメラインデックスを指定するために使用されます。「0」は、MIPI/USBカメラが/dev/video0にマウントされていることを意味します。-h は予測スコアのしきい値です。

ステップ 4 - 顔データ セットに新しい人物を追加します。

デモの実行中は、 最大 1 つの 顔がリアルタイムで検出されます。顔が検出されたら、GUIの右側にあるキーボードをクリックして、新しい人の名前を入力できます。次に、[新しい人物を追加] をクリックして、顔をデータ セットに追加します。

簡単に言うと、

1.顔を検出します。

2. 新しい人の名前を入力します。

3. 「新しいユーザーを追加」をクリックします。

:新しいフェイスが追加されると、現在のディレクトリに「data」という名前のフォルダが作成されます。データセットから新しい顔を削除する場合は、「データ」で削除してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 02:57 AM
Updated by: