この計算機は、S12ZVL、S12ZVC、S12ZVMB、S12ZVM、S12ZVH、S12VRなどのMagniVデバイス用に作成され、ジャンクション温度Tj <= 150°Cで認定されています。
PLL レジスタの設定は、SYNR、REVDIV、および POSTDIV として示されています。これらのレジスタの説明は、各デバイスのリファレンスマニュアルに記載されています。
オシレーターとバスのクロック周波数は、リストから選択することも、手動で書き込むこともできます。値は「Enter」または「Calculate」ボタンで計算されます。
MagniVPLLCalc.exeがついています。