Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K3 编译枚举,导致地址发生动态偏移 使用S32DS3.4进行编译,出现如下警告: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: warning: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard\libc_nano.a(lib_a-memcmp.o) uses variable-size enums yet the output is to use 32-bit enums; use of enum values across objects may fail c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: warning: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard\libc_nano.a(lib_a-memcpy-stub.o) uses variable-size enums yet the output is to use 32-bit enums; use of enum values across objects may fail 此警告导致全局变量发生地址偏移,如何解决此问题?
記事全体を表示
IMX8MP micfil 记录数据丢失,使用 12.288Mhz 作为根时钟,速率为 48k,8 通道 你好,支持人员, 当我使用外部时钟(EXT3)作为micfil的根时钟,频率为12.288Mhz,ORS设置为8,时钟分频为4,分频后的时钟满足mic阵列传感器的要求时,在PDM采样率为48k,channel=8的情况下发现数据丢失。 但是 48k & channel=4 或 16K & channel=8 是可以的。 由于无法改变外部时钟频率,如何配置micfil进行48K&8通道音频采样? 回复:IMX8MP micfil 记录数据丢失,当使用 12.288Mhz 作为根时钟时,速率为 48k 和 8 通道 你好@ZenJeams 对于 48k、8ch、div=4,div 无法满足 Minumum Required CLKDIV 的要求。 极低质量模式下所需的最小 CLKDIV 值为: 地板(K * CLKDIV)> = K *(10 + 43EC)/(8 * OSR)= 5.53。 我们认识到您实际上只需要 4 个通道而不是 8 个。但是您需要的通道数是 ch0、ch2、ch4 和 ch6,它们位于 8 个通道之中。 我已经制作了一个补丁来仅提取您需要的频道,请尝试一下并让我知道结果。
記事全体を表示
GUI-Guider に付属するメーターコントロールのスケール数字の色を個別に調整できますか? GUI-Guiderに付属のメーターコントロールの目盛りの数字の色を個別に調整できますか?ダイヤルの背景を白、目盛りを赤に変更しましたが、目盛りの数字の色は変更できません。この場合、目盛りの数字が表示されません。
記事全体を表示
错误:未定义标识符“class” 我正在 CodeWarrior IDE 版本 5.7.0 Build 2264 中启动一个新项目。当我尝试使用 make 进行构建时,我不断收到此消息。它无法识别我的 C++ 代码。我该如何解决这个问题? 回复:错误:未定义标识符“class” 我发现我的许可证应该给我所有的 c++ 功能,并且我的许可证需要升级。我认为这个问题已经得到解决并结束了。谢谢您的回复。 回复:错误:未定义标识符“class” 我发现我的问题是我的许可证应该给我所有的 c++ 功能,而我的许可证需要升级。谢谢您的回复。我认为这个问题已经得到解决并结束了。 回复:错误:未定义标识符“class” 嗨,ShannonMt 您的芯片部件编号是多少? 张军
記事全体を表示
如何通过单个 S32DS 安装支持多个版本的 RTD? 我有不同的小组使用不同版本的 RTD,具体取决于他们正在从事的项目。不幸的是,RTD 不向后兼容。 我安装了 S32K3XX 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 4.0.0。 另一个项目是用 3.0.0 版本构建的。如果我导入项目,配置器会报告许多错误并且不会生成代码。 当我尝试安装 3.0.0 版本时,S32DS 表示无法安装它,因为已经安装了较新的版本。 支持使用不同版本 RTD 的不同项目的最佳方法是什么?找出需要安装哪个版本的平台工具来支持它们的最佳方法是什么?
記事全体を表示
SDカードの起動T2081プロセッサ こんにちは、NXPチームと寄稿者、 私はSDカードの起動を試みているT2081カスタムボードを持っています、 RCWソース設定は以下に添付されています これはSDカードブート用の私のrcwです T2081 (2 1) (210001 0x120c0017) (210002 0x15000000) (210003 0x00000000) (210004 0x00000000) (210005 0x6c000002) (210006 0x00008000) (210007 0x68000000) (210008 0xc1000000) (210009 0x00000000) (210010 0x00000000) (210011 0x00000000) (210012 0x000307ff) (210013 0x00000000) (210014 0x00000004) (210015 0x00000000) (210016 0x00000004) 電源を入れた後(POR)、sd_clkを確認できます。 しかし、sd_cmd信号に変化は見られません。 設定に問題がある場合はお知らせください プロセッサがSDカードブートモードになることをどのように確認できますか。 Re:SDカードの起動T2081プロセッサ こんにちはYipingwang、 迅速な対応をいただきありがとうございます。 SRAMプロジェクトの作成と実行を成功裏に行うことができました。SRAMオブジェクトを使用して、DDRの設定とアクセスもできました。次に、SDカードからの起動に進みました。そして、ブーツで打たれました。 SDK ドキュメント ページ 1930 に記載されているように、次の RCW および PBI コマンドを使用して codewarrior を使用して PBL を作成します。PBL は、指定された dd コマンドを使用してセクター 8 に再度配置します。 AA 55 AA 55 01 0E 01 00 12 0C 00 17 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6c 00 00 02 00 00 80 00 68 00 00 00 c1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 87 ff 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 09 01 00 00 00 20 04 00 09 13 80 00 00 00 00 09 13 80 c0 00 00 01 00 09 01 01 00 00 00 00 00 09 01 01 04 ff f8 00 09 09 01 0f 00 08 00 00 00 09 01 00 00 80 00 00 00 09 00 0d 00 00 00 00 00 09 00 0d 04 ff f8 00 00 09 00 0d 08 81 00 00 12 09 11 00 00 80 00 04 03 プロセッサがSDカードを初期化し、RCWを読み取っているが、その後にヒットしていることがわかります。 RCWは正しいですか(エンディアンなどに問題はありますか)? プロセッサがRCWを正しく取得しているかどうかを確認する方法。ハードウェアの観点から確認したところ、SDカードのデータラインやコマンドラインに問題はありません。 関連するメモとして、このPBLまたはu-boot-splをSRAMから実行したい場合、どうすればいいのでしょうか?必要に応じて、このクエリの別のスレッドを開くことができます。 これは、SDカードの起動に使用しているrcwです。 T2081 (2 1) (210001 0x120c0017) (210002 0x15000000) (210003 0x00000000) (210004 0x00000000) (210005 0x6c000002) (210006 0x00008000) (210007 0x68000000) (210008 0xc1000000) (210009 0x00000000) (210010 0x00000000) (210011 0x00000000) (210012 0x000387ff) (210013 0x00000000) (210014 0x00000004) (210015 0x00000000) (210016 0x00000004) 感謝 Re:SDカードの起動T2081プロセッサ こんにちはyipingwang、 あなたの迅速な対応に感謝します、私たちはあなたの変更を試しました SDカードに正しいRCWを挿入したにもかかわらず、SDカードの読み取りが失敗している可能性があります。PBLに正しいRCWがあるかどうかはどうすれば確認できますか? CodeWarrior のタップ デバッガーを使用してターゲットに接続しようとしていますが、"機能するための引数が正しくない" と言って接続されません。PBL とフォローアップ コードの実行中にコア ステータスと他のレジスタを確認する最善の方法は何ですか? 感謝。 Re:SDカードの起動T2081プロセッサ 上記のRCWファイルは、CodeWarriorを介してロードされたJTAG設定ファイルです。 RCW バイナリを SD カードにデプロイしてから、スイッチ設定を構成して、SD カードからターゲット ボードの起動を設定する必要があります。 u-bootのソースコードで、カスタムボードに合わせてファイルboard/freescale/t208xqds/t2081_sd_rcw.cfgを修正し、T2081QDS_SDCARD_defconfigでSDブートu-bootイメージをビルドしてください。 次に、SDカードのブロック8にRCWを使用してu-bootイメージ全体をデプロイし、SDカードをターゲットボードに接続し、SDカードからRCWを起動するようにスイッチ設定を構成します。
記事全体を表示
S32K3のためのS32デザインスタジオ 現在、S32K1ファミリー用のS32デザインスタジオを使用しています。S32K3でS32を使用できるようにするには、どのような変更を加える必要がありますか?プロジェクトの設定中にS32K3が表示されません。 日時:S32K3のためのS32デザインスタジオ S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 を使用しています
記事全体を表示
S08PT60 EVK 板 TSI 模块配置 我正在使用 s08 开发板来配置 TSI。我已经下载了 evk 板的示例代码,并尝试获取触摸感应输入来改变板上 RBG led 的状态。它不起作用。我也查看了应用笔记AN4431。我尝试使用硬件触发器来获取输入。有人能帮我分析一下吗? 回复:S08PT60 EVK 板 TSI 模块配置 你好@Itzzamna_Supp , 谢谢您的回复。我已经编辑了示例代码。在s08pt60_evk_board.c中示例代码文件中,作者注释了Touchpad_Init()函数内部的TSI_Init()函数。我调用了该函数并尝试了,但是开发板上的触摸板不起作用。 回复:S08PT60 EVK 板 TSI 模块配置 我懂了。据我了解,该 S08PT60 EVK 网站上的示例代码适用于加速度计和 RGB LED 示例应用程序。因此,当你移动电路板时,LED 应该会改变颜色。另外,这意味着该代码不适用于触摸感应输入,我已经验证了代码并且触摸感应端口尚未设置。此外,TSI 也没有包含在此示例代码中,这可能是 TSI 和触摸感应输入不起作用的原因。 您可能需要为此 MCU 创建一个新项目或编辑示例代码以正确设置 TSI 和触摸感应输入。 回复:S08PT60 EVK 板 TSI 模块配置 是的,我尝试了相同的示例代码。 回复:S08PT60 EVK 板 TSI 模块配置 感谢您联系我们!我叫 Itzamna Fuentes,我将负责此案。   您能否确认您下载的示例代码位于下一个链接中? https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/general-purpose-mcus/s08p-mcus-evaluation-kit:S08PT60-EVK 我想尝试一下,所以我下载了 S08PT60-EVK 示例代码,这是您正在使用的吗?
記事全体を表示
MCU Link デバッグプローブファームウェア V0.078は入手できますか? こんにちは、 私の環境ではバージョン11.9.0と11.9.1の両方が正しく動作しないため、現在MCUXpressoバージョン11.5.0を使用しています。 現在、問題について問い合わせていますが、まだ解決されていないため、常に解決策を探しています。 このような状況のため、現在使用しているMCU-LINK-DEBUG-PROBEをダウングレードしたいと思います。 私は3つ持っていますが、MCUXpresso 11.9.0以降で使用するために、そのうちの2つをV3.133に更新しました。 したがって、バージョン 11.5.0 で使用できるのは 1 つだけです。 また、MCU-LINK-DEBUG-PROBEのファームウェアバージョンは現在V0.078です。 そこで、MCUXpressoバージョン11.5.0で使用できる同じバージョンまたはバージョンを見つけたいと思います。 今は追加購入が無理で、もし故障したらもう働けなくなってしまうので不安です。 スクリプトを使用してアップグレードする方法は知っていますが、ダウングレードするファームウェアまたは工場出荷時設定へのリセット機能を見つけるのに苦労しています。 誰かが情報を見つける方法や場所を知っているなら、私は助けを大いに感謝します。 ありがとうございます。 Re:この段階での更新方法 インストール後、MCUリンクプローブを更新した後、MCUXpresso V11.10とPCでもまったく検出されません。FWにジャンパーを挿入した場合、その時間のみ検出します。 Re:MCU LinkデバッグプローブファームウェアV0.078を取得できますか? こんにちは@Alice_Yang。 ありがとうございます。 しかし、このコンテンツには添付ファイルが見つかりません。 メールでファイルを送ってくれた場合は、お知らせください。 メールが届いていないので、メールサーバー管理者に連絡して確認する必要があります。
記事全体を表示
where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls Hi, From AN13224, where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls? Thanks Re: where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls Hello jiafangguo,  Just download the document and check for the attachments as shown below:  BR Tomas 
記事全体を表示
s32k344:如何写入内部闪存?算法/步骤/代码示例/解释是什么? s32k344:如何写入内部闪存? 算法/步骤/代码示例/解释是什么? 您能提供没有 autosar 的代码示例吗? 回复:s32k344:如何写入内部闪存?算法/步骤/代码示例/解释是什么? 编译之前 - 我打开 *.mex 文件并“更新代码”。修复缺失的 PIN SDK 文件。 我发现“Siul2_Port_Ip_Defines.h”被遗漏了。 从另一个项目复制此文件后 - 它可以运行。
記事全体を表示
IAR IDEで「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました。中止されました!」 - MIMXRT1170 デバッグにCMSIS-DAPリンクを使用し、CMSIS-DAPファームウェアを正常にロードします。 IAR Workbenchバージョン9.50.2を使用しています井手。 私はコードをうまくビルドできます。 しかし、IAR IDEからのコード 「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました!」  「ダウンロードとデバッグ」 コードを取得しました。 この問題の背後にある解決策を見つけることができませんでした。 回复: IAR IDEで「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました。中止されました!」 - MIMXRT1170 そして、なぜそれがcm7ファイルのみをコンパイルしてデバッグするのか、keilではcm4とcm7の両方をコンパイルするのか、あなたはどんな考えでも持っています。 回复: IAR IDEで「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました。中止されました!」 - MIMXRT1170 ハイギャビン、 CMSIS-DAPデバッガはEVKに搭載されています。 よろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします チャリンドゥ 回复: IAR IDEで「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました。中止されました!」 - MIMXRT1170 次に、J-Link Proデバッガーを使用し、その動作を確認します。 回复: IAR IDEで「致命的なエラー:CPUセッションへの接続に失敗しました。中止されました!」 - MIMXRT1170 ハイギャビン CM7 Hello Worldの例も試してみましたが、エラーは残っています。 よろしくお願いいたします チャリンドゥ
記事全体を表示
GD3162ゲートドライバADC こんにちはNXPの、 私たちのプロジェクトでは、DCバス電圧の読み取りにAMUXINを使用し、パワーデバイスの位相温度にTSENSEを使用しています。しかし、AMUXINの読み取りにはTSENSEを使用する予定です。可能ですか?ADCは、AMUXINを介して読み取られたものから異なるものをカウントしますか?明確にしてください 日時:GD3162ゲートドライバADC こんにちはアクシャット 内部構成と説明には、AMUXINはADCの主な目的でGPIとして使用でき、この接続には総誤差変動やその他の機能に対する追加の制御があると記載されています。 TSENSEには、温度検出ネットワーク用の電流ドライバが含まれています AMUXINにTSENSEを使用すると、電気的エラーが発生しない可能性がありますが、これらの変更が正しい測定に影響を与える可能性があります。 これらの接続の詳細については、公式ページ GD3160をお読みください: GD3160アドバンストIGBT / SiCゲートドライバ - データシート、このドキュメントは安全なファイルですので、この方法で共有することはできません。 この情報がお役に立てば幸いですので、他に何か助けが必要な場合はお知らせください。 素晴らしい一日を過ごし、幸運を祈ります。
記事全体を表示
RT1170 Watchdog: WDOG1 Usage and WDOG3/4 Clock Sources Thank you for response about Solved: Re: Dual Core: RT1170 Watchdog Setup - NXP Community. However, I have a few more questions. Can WDOG1 internally reset the CPU if MCU pins WDOG_B and WDOG_RESET_B_DEB (aka WDOG_RST_B_DEB), are not connected to anything? If yes, what steps are required to achieve this? Next for WDOG3 and WDOG4, there appears to be up four clock source options available, but the chip-specific information does not appear to give a clear indication about what those clock sources are and what the order is for each clock source. Am I looking at the right table? Where in IMXRT1170RM can I find what the 4 clock sources are for WDOG3 and WDOG4, according to register CS[CLK]? Re: RT1170 Watchdog: WDOG1 Usage and WDOG3/4 Clock Sources Hi @lsrbigfoot , Thanks for your updated information. I check your question  with internal side, I will show you.   9:8: 2’b00 – bus clock for wdog3 and lpsr bus clock for wdog4 2’b01 – LPO clock (sourced from 32k clock) 2’b10 – INTCLK (sourced from 32k clock) 2’b11 – ERCLK (1m clock) As for Wdog3 demo , I suggest you can refer to "evkbmimxrt1170_rtwdog_cm7". Wish it helps you. If you still have question about it, please kindly let me know. Wish you a nice day! Best Regards MayLiu Re: RT1170 Watchdog: WDOG1 Usage and WDOG3/4 Clock Sources Fair enough, I see the list of WDOG3/4 sources in MIMXRT1170RM chapter 72.1.7. But how can I exactly identify each clock source from register bits CS[CLK]? I couldn't tell from the clock source definitions in fsl_rtwdog.h (see rtwdog_clock_source_t). Please advise. Re: RT1170 Watchdog: WDOG1 Usage and WDOG3/4 Clock Sources Hi @lsrbigfoot , Thank you for your interest in the NXP MIMXRT product, I would  like to provide service for you. Question1: Can WDOG1 internally reset the CPU if MCU pins WDOG_B and WDOG_RESET_B_DEB (aka WDOG_RST_B_DEB), are not connected to anything? If yes, what steps are required to achieve this? Answer: Yes, you can. I suggest you can refer to NXP SDK demo "evkbmimxrt1170_wdog01_cm7". Question2: WDOG3 and WDOG4  clock source Answer: Please check MIMXRT1170RM chapter 72.1.7 Watchdog Timer (WDOG3,4) Wish it helps you. If you still have question about it, please kindly let me know. Wish you a nice day! Best Regards MayLiu
記事全体を表示
适用于 LS1046A 处理器的 CodeWarrior IDE 免费版 你好 , 我目前正在参与开发基于 yocto 的 Linux 发行版。我需要配置 uboot 和 RCW,为此我需要 codewarrior ide 和 TAP。我没有找到用于网络应用程序的 Codewarrior 开发套件的任何特殊/免费版本的 codeWarrior ide。 谁能告诉我是否有针对 layerscape 处理器的 codewarrior ide 特殊/免费版本。我不想使用相同的评估版本。 感谢并问候 维拉斯·谢蒂 高级产品工程师 密宗解决方案 回复:适用于 LS1046A 处理器的 CodeWarrior IDE 免费版 NXP提供评估版 https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools/codewarrior-network-applications/codewarrior-development-suites-for-networked-applications:CW-DS-NETAPPS#software-details 评估许可 所有CodeWarrior产品评估版软件现已自动安装了30天完全使用许可。 无需注册,便可获得评估许可密钥。 因此您可以免费使用 30 天。 除了评估版之外,还有Developer Suite Level版本和Specialist Suite Level版本,都需要购买许可证,但如果您不想进行DDR和SerDes验证,您可以购买Developer Suite Level版本。
記事全体を表示
LS1043A功耗 您是否在类似于 i.MX 93 的应用说明 AN13917 和 i.MX 8M 的 AN12778 的核心基准测试用例下测量过 LS1043A 处理器的功耗? 回复:LS1043A功耗 我认为我可以使用 LS1043A 数据表的第 10 表来获取此信息 - 谢谢。
記事全体を表示
SRAM的分类 尊敬的恩智浦专家: 在S32K312项目中,在ld文件中,我们可以发现有32K int_sram、32K int_sram_no_cacheable和32K int_sram_shareable,您能告诉我这种分类的详细区别吗? 非常感谢。 回复:SRAM的分类 ITCM/DTCM 是快速本地双端口存储器,用于快速指令或快速数据访问。 对 TCM 内存的前门访问与访问缓存一样快,后门访问较慢。 这些端口也被映射到不同的地址范围 - 相关核心访问的前门地址范围和任何核心或其他主机的后门地址范围,通过此端口,TCM 存储器可以充当系统存储器。 回复:SRAM的分类 非常感谢,您熟悉 ITCM 和 DTCM 吗? 我可以将它们用作普通内存吗? 回复:SRAM的分类 int_sram-无限制 int_sram_no_cacheable - 预计不可缓存(中断向量和其他原因) int_sram_shareable - 预计与多核共享
記事全体を表示
LS1043a は、serial1 のレジスタを変更しようとすると、serial0 で意味不明になります UbootではSerial0(0x21c0500)を使用して問題なくコンソールを作成できます。しかし、レジスタにアクセスして Serial1 (0x21c0600) のボー レートを変更しようとすると、何かが正しく動作しません。起動が完了したときにserial1を変更しようとした後でボードを起動しようとすると、Linuxコンソールのログインプロンプトの前にserial0で小さなバーストの意味不明のバーストが発生します。これは、シリアルが接続されたボードと対話する方法にも干渉します。私は、2つのuartsが互いに独立していると想定されていると思ったのですか? Uboot では serial0 を 115200 ボー 8n1 に、Serial1 を 38400 ボー 8n1 にする必要があります。私はLinuxからこれらに問題なくアクセスできますが、そこで物事を簡単にするために抽象化の追加レイヤーがあります。 レジスタを正しく読み取っている場合、再起動後、Serial0 が Alternate 関数レジスタに 0xC1 があり、uart 間での同時書き込みが記載されているように見えます。なぜこれがデフォルトとして設定されているのですか?そうであってはなりませんよね? Re: LS1043a は、serial1 のレジスタを変更しようとすると、serial0 で意味不明な それを理解しました。QorIQ LS1043Aリファレンス・マニュアル、Rev.6、2020年7月号は誤りです。図/表 20.4.10.3 と 20.4.10.4 では、DLAB が最下位ビットで、ワード長とストップ ビットが最上位ビットであることを示しています。これは逆です。 Re: LS1043a は、serial1 のレジスタを変更しようとすると、serial0 で意味不明な 以下は、両方のシリアル接続が必要なubootの0x21c0500(serial0)と0x21c0600(serial1)のuartレジスタのメモリダンプです。 => md.b 0x21c0500 0x11 021c0500: 00 00 c1 03 03 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 021c0510:03 。 => md.b 0x21c0600 0x11 021c0600: 00 00 01 00 00 60 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....'.......... 021c0610:01 ラッチ・アクセス・ビットが0x21c0503(ライン・コントロール・レジスタ)に設定されているように見えるのはなぜですか?また、0x21c0502(代替関数レジスタ)では、なぜ並行書き込みが設定されているのですか?115200 で serial0 が必要で、38400 で serial1 が必要な場合、ボー クロックをオフまたはオンにする必要がありますか?また、値は、リセットから出てくると想定されているものと一致していないようです。Serial0 は FIFO モードのようですが、それが問題かどうかはわかりません。デバッグ中に特定のレジスタを切り替えると、0x21c0600に書き込むと0x21c0500に表示されますが、これは非常に間違っています。 これを修正するには、どこを探すべきですか?
記事全体を表示
LPC55S69-EVK 修订版 A3 文件 各位, 问候!! 我刚刚购买了LPC55S69-EVK用于学习,但主板版本是 A3 (主板上提到了 700-35089 rev A3、SCH-35089 rev A3、EA-W01023-2489)。 NXP 产品页面上提供的 LPC55S69-EVK 设计文件仅包含适用于版本 A1/A2 的原理图和设计文件。 请告诉我 rev A3 与 rev A2 相比是否没有设计相关的变化? 如果 rev A3 与 rev A2 相比在设计方面有变化,那么这些变化是什么? 或者,有人可以将 LPC55S69-EVK 板的 A3 版原理图和设计文件分享给我吗,因为我的学习和板使用需要它们。 谢谢。
記事全体を表示
RT600 FlexSPI の LoopbackFromSckPad または DQS を使用して読み取る際の追加クロック EVK685でevkmimxrt685_flexspi_octal_polling_transferを実行する例 RAM から実行、デバッグ用のセミホスト。 コマンドRead Jedec IDを実行すると、SPI 1-1-1のオペコード0x9Fで3バイトを読み取ります。 kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromSckPad または kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad を使用する場合は余分なバイトが読み取られますが、kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackInternally を使用する場合は要求された 3 バイトのみが読み取られます。 添付のロジックキャプチャとソースコードを参照してください。 kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromSckPad、3バイトのみ要求しているのに4バイトが読み取られる: kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopback内部的には3バイトのみが読み取られます。    i.MX RT600 Re: RT600 FlexSPI extra clk when reading using LoopbackFromSckPad or DQS こんにちは、オマールさん。 LUT は予想されるオペランドとシーケンスと一致します。 あなたの回答では、FlexSPIの例でRT685EVKを使用する理由が説明されていません。 #DEFINE EXAMPLE_FLEXSPI_RX_SAMPLE_CLOCK kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackInternally または: #DEFINE EXAMPLE_FLEXSPI_RX_SAMPLE_CLOCK kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromSckPad 同じ操作シーケンスで、 ClkLoopbackFromSckPad設定では、8クロック余分に発生し、これが失敗の原因です。 ClkLoopbackInternally 設定では、クロック カウントは予想どおりになります。 添付の画像と、evkmimxrt685_flexspi_octal_polling_transfer_cm33 の例を使用したソース コードを含む zip ファイルを参照してください。 この問題を R&D にエスカレーションしてください。 LUT_statusLUT_ステータス Src_Clk_LoopbackFromSckPadSrc_Clk_LoopbackFromSckPad Src_Clk_internallySrc_Clk_内部 よろしくお願いします、 ダン Re: RT600 FlexSPI extra clk when reading using LoopbackFromSckPad or DQS こんにちは、 私もまったく同じ問題に直面しています。QSPI 経由で FPGA から 32 ビットを読み取る場合。これは、「kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackInternally」読み取りストローブを使用して動作します。LUT エントリは次のとおりです。 - kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR、kFLEXSPI_4PAD、12 /* ビット */ - kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR、kFLEXSPI_4PAD、1 /* サイクル */ - kFLEXSPI_Command_READ_SDR、kFLEXSPI_4PAD、4 /* バイト */ - kFLEXSPI_Command_STOP、kFLEXSPI_1PAD、0 12 ビットのアドレスを書き込みます: 3 * 4 ビット、次に 1 * 4 ビットのダミー サイクル、続いて 32 ビット = 8 * 4 ビットの読み取りデータ。 これはSDRモードでは3+1+8=12個のSCKクロックの合計です。 「 kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad 」を有効にすると、読み取りデータ クロックの後、CS がハイにアサートされる前に、追加の 6 つの SCK クロックが追加されます。読み取られたデータは有効ですが、スループットが 50% 失われます。 この問題には解決策がありますか? Re: RT600 FlexSPI extra clk when reading using LoopbackFromSckPad or DQS ROM API と LUT (ルックアップ テーブル) の構成が正しいことを確認します。LUT エントリは、フラッシュ メモリの予想されるコマンド シーケンスと一致する必要があります。 追加の読み取りは、LUT からのダミー サイクルである可能性があります。 kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad の構成では、デバイスはメモリから提供される外部 DQS 信号を期待します。SO、これが提供されない場合、通信エラーが発生する可能性があります。 よろしくお願いします、 オマール
記事全体を表示