1854623_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1854623_ja-JP

1854623_ja-JP

MCU Link デバッグプローブファームウェア V0.078は入手できますか?

こんにちは、

私の環境ではバージョン11.9.0と11.9.1の両方が正しく動作しないため、現在MCUXpressoバージョン11.5.0を使用しています。

現在、問題について問い合わせていますが、まだ解決されていないため、常に解決策を探しています。

このような状況のため、現在使用しているMCU-LINK-DEBUG-PROBEをダウングレードしたいと思います。

私は3つ持っていますが、MCUXpresso 11.9.0以降で使用するために、そのうちの2つをV3.133に更新しました。

したがって、バージョン 11.5.0 で使用できるのは 1 つだけです。

また、MCU-LINK-DEBUG-PROBEのファームウェアバージョンは現在V0.078です。

そこで、MCUXpressoバージョン11.5.0で使用できる同じバージョンまたはバージョンを見つけたいと思います。

今は追加購入が無理で、もし故障したらもう働けなくなってしまうので不安です。

スクリプトを使用してアップグレードする方法は知っていますが、ダウングレードするファームウェアまたは工場出荷時設定へのリセット機能を見つけるのに苦労しています。

誰かが情報を見つける方法や場所を知っているなら、私は助けを大いに感謝します。

ありがとうございます。

Re:この段階での更新方法

インストール後、MCUリンクプローブを更新した後、MCUXpresso V11.10とPCでもまったく検出されません。FWにジャンパーを挿入した場合、その時間のみ検出します。

Re:MCU LinkデバッグプローブファームウェアV0.078を取得できますか?

こんにちは@Alice_Yang

ありがとうございます。

しかし、このコンテンツには添付ファイルが見つかりません。

メールでファイルを送ってくれた場合は、お知らせください。

メールが届いていないので、メールサーバー管理者に連絡して確認する必要があります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:45 PM
更新者: