こんにちはNXPの、
私たちのプロジェクトでは、DCバス電圧の読み取りにAMUXINを使用し、パワーデバイスの位相温度にTSENSEを使用しています。しかし、AMUXINの読み取りにはTSENSEを使用する予定です。可能ですか?ADCは、AMUXINを介して読み取られたものから異なるものをカウントしますか?明確にしてください
こんにちはアクシャット
内部構成と説明には、AMUXINはADCの主な目的でGPIとして使用でき、この接続には総誤差変動やその他の機能に対する追加の制御があると記載されています。
TSENSEには、温度検出ネットワーク用の電流ドライバが含まれています
AMUXINにTSENSEを使用すると、電気的エラーが発生しない可能性がありますが、これらの変更が正しい測定に影響を与える可能性があります。
これらの接続の詳細については、公式ページ GD3160をお読みください: GD3160アドバンストIGBT / SiCゲートドライバ - データシート、このドキュメントは安全なファイルですので、この方法で共有することはできません。
この情報がお役に立てば幸いですので、他に何か助けが必要な場合はお知らせください。
素晴らしい一日を過ごし、幸運を祈ります。