1973430_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1973430_ja-JP

1973430_ja-JP

SDカードの起動T2081プロセッサ

こんにちは、NXPチームと寄稿者、
私はSDカードの起動を試みているT2081カスタムボードを持っています、

RCWソース設定は以下に添付されています

これはSDカードブート用の私のrcwです
T2081 (2 1) (210001 0x120c0017) (210002 0x15000000) (210003 0x00000000) (210004 0x00000000) (210005 0x6c000002) (210006 0x00008000) (210007 0x68000000) (210008 0xc1000000) (210009 0x00000000) (210010 0x00000000) (210011 0x00000000) (210012 0x000307ff) (210013 0x00000000) (210014 0x00000004) (210015 0x00000000) (210016 0x00000004)

電源を入れた後(POR)、sd_clkを確認できます。
しかし、sd_cmd信号に変化は見られません。

設定に問題がある場合はお知らせください
プロセッサがSDカードブートモードになることをどのように確認できますか。

Re:SDカードの起動T2081プロセッサ

こんにちはYipingwang、

迅速な対応をいただきありがとうございます。

SRAMプロジェクトの作成と実行を成功裏に行うことができました。SRAMオブジェクトを使用して、DDRの設定とアクセスもできました。次に、SDカードからの起動に進みました。そして、ブーツで打たれました。

SDK ドキュメント ページ 1930 に記載されているように、次の RCW および PBI コマンドを使用して codewarrior を使用して PBL を作成します。PBL は、指定された dd コマンドを使用してセクター 8 に再度配置します。

AA 55 AA 55 01 0E 01 00 12 0C 00 17 15 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 6c 00 00 02 00 00 80 00
68 00 00 00 c1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 03 87 ff 00 00 00 00 00 04
00 00 00 00 00 00 00 04 09 01 00 00 00 20 04 00
09 13 80 00 00 00 00 09 13 80 c0 00 00 01 00
09 01 01 00 00 00 00 00 09 01 01 04 ff f8 00 09
09 01 0f 00 08 00 00 00 09 01 00 00 80 00 00 00
09 00 0d 00 00 00 00 00 09 00 0d 04 ff f8 00 00
09 00 0d 08 81 00 00 12 09 11 00 00 80 00 04 03


プロセッサがSDカードを初期化し、RCWを読み取っているが、その後にヒットしていることがわかります。

RCWは正しいですか(エンディアンなどに問題はありますか)?
プロセッサがRCWを正しく取得しているかどうかを確認する方法。ハードウェアの観点から確認したところ、SDカードのデータラインやコマンドラインに問題はありません。

関連するメモとして、このPBLまたはu-boot-splをSRAMから実行したい場合、どうすればいいのでしょうか?必要に応じて、このクエリの別のスレッドを開くことができます。

これは、SDカードの起動に使用しているrcwです。
T2081 (2 1) (210001 0x120c0017) (210002 0x15000000) (210003 0x00000000) (210004 0x00000000) (210005 0x6c000002) (210006 0x00008000) (210007 0x68000000) (210008 0xc1000000) (210009 0x00000000) (210010 0x00000000) (210011 0x00000000) (210012 0x000387ff) (210013 0x00000000) (210014 0x00000004) (210015 0x00000000) (210016 0x00000004)


感謝

Re:SDカードの起動T2081プロセッサ

こんにちはyipingwang、

あなたの迅速な対応に感謝します、私たちはあなたの変更を試しました
SDカードに正しいRCWを挿入したにもかかわらず、SDカードの読み取りが失敗している可能性があります。PBLに正しいRCWがあるかどうかはどうすれば確認できますか?

CodeWarrior のタップ デバッガーを使用してターゲットに接続しようとしていますが、"機能するための引数が正しくない" と言って接続されません。PBL とフォローアップ コードの実行中にコア ステータスと他のレジスタを確認する最善の方法は何ですか?


感謝。

Re:SDカードの起動T2081プロセッサ

上記のRCWファイルは、CodeWarriorを介してロードされたJTAG設定ファイルです。

RCW バイナリを SD カードにデプロイしてから、スイッチ設定を構成して、SD カードからターゲット ボードの起動を設定する必要があります。

u-bootのソースコードで、カスタムボードに合わせてファイルboard/freescale/t208xqds/t2081_sd_rcw.cfgを修正し、T2081QDS_SDCARD_defconfigでSDブートu-bootイメージをビルドしてください。

次に、SDカードのブロック8にRCWを使用してu-bootイメージ全体をデプロイし、SDカードをターゲットボードに接続し、SDカードからRCWを起動するようにスイッチ設定を構成します。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:11 PM
Updated by: