imx6,LVDS 2端口 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
大家好。 显示器输出不正常。 1.这是出现问题的屏幕。 2. 这是一个应该正常出现的屏幕。 因此需要检查bootloader和kernel中的设置是否正确。 以下是系统信息和任务。 - 硬件系统 模块:Apalis iMX6,Ixora 载板 v1.1 LVDS 2 端口:LA123WF4-SL05,12.3 英寸 WU(1920 X RGB X 720)TFT- LCD - 操作系统 boot2qt:启动 Qt for Embedded Linux 2.3.4 引导加载程序:U-Boot 2016.11-dirty kernel : Linux version 4.1.44-2.7.5+g18717e2 - LCD计时 - 内核设备树,arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi mxcfb1:fb@0{ 兼容=“fsl,mxc_sdc_fb”; disp_dev =“ldb”; 接口像素fmt = "RGB24"; default_bpp = <24>; int_clk = <0>; late_init = <0>; 状态 = “已禁用”;//arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis-ixora-v1.1.dtsi 中的“okey” }; &ldb { 状态 = “好的”; 分割模式; //双模; lvds通道@0 { 注册=<0>; fsl,数据映射=“spwg”;/*“jeida”;*/ fsl,数据宽度=<24>; crtc =“ipu2-di1”; 基本的; 状态 = “好的”; 显示时间 { 本机模式 = <&timing01>; timing01: 1920x720 { 时钟频率=<89400000>; hactive = <1920>; 虚激活 = <720>; h后廊=<96>; hfront-porch = <30>; v后廊=<3>; v前廊=<3>; 同步长度 = <2>; 垂直同步长度 = <2>; }; }; }; lvds通道@1 { 注册=<1>; fsl,数据映射=“spwg”; fsl,数据宽度=<24>; crtc=“ipu1-di0”; 状态 = “好的”; 显示时间 { 计时02:1920x720{ 时钟频率=<89400000>; hactive = <1920>; 虚激活 = <720>; h后廊=<96>; hfront-porch = <30>; v后廊=<3>; v前廊=<3>; 同步长度 = <2>; 垂直同步长度 = <2>; }; }; }; }; -u-boot 环境 vidargs=video=mxcfb0:dev=ldb,1920x720@60,if=RGB24,video=mxcfb1:关闭video=mxcfb2:关闭video=mxcfb3:关闭 - 内核日志 : [0.244330]MIPI DSI驱动模块已加载 [0.244682]ldb 2000000.aips-bus:ldb@020e0008:分割模式 [0.244951]ldb 2000000.aips-bus:ldb@020e0008:分割模式或双模式,忽略第二个输出 [0.245615]20e0000.hdmi_视频未找到 HDMI 电源,使用虚拟调节器 [0.247074]mxc_sdc_fb fb@0:注册的mxc显示驱动程序ldb [ 0.262134] mxc_sdc_fb fb@0: 1920x720 h_sync,r,l: 2,30,96 v_sync,l,u: 2,3,3 pixclock=89405000 Hz [0.272800]imx-ipuv3 2800000.ipu:IPU DMFC DP 高分辨率:1(0,1)、5B(2~5)、5F(6,7) [ 0.306740] mxc_sdc_fb fb@0: 1920x720 h_sync,r,l: 2,30,96 v_sync,l,u: 2,3,3 pixclock=89405000 Hz [ 0.354510]控制台:切换到彩色帧缓冲设备 240x45 [0.389237]mxc_sdc_fb fb@1:mxcfb1已关闭! [0.389484]mxc_sdc_fb fb@2:mxcfb2已关闭! [0.389720]mxc_sdc_fb fb@3:mxcfb3已关闭! : - 运行目标的 fbset root@b2qt-apalis-imx6:~# fbset 模式“1920x720-60” # 😧 89.405 MHz, H: 43.655 kHz, V: 59.966 Hz 几何 1920 720 1920 1440 24 时间 11185 96 30 3 3 2 2 加速错误 rgba 8/16,8/8,8/0,0/0 结束模式 还有什么需要检查吗? 谢谢。 回复:imx6,LVDS 2 端口 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
你好。 引脚图存在问题。 现在屏幕出来了,但是显示的是两个屏幕,而不是一个屏幕。 1.设置为分割模式 1)时机 时钟频率=<89400000>; hactive = <1920>; 虚激活 = <720>; h后廊=<96>; hfront-porch = <30>; v后廊=<3>; v前廊=<3>; 同步长度 = <2>; 垂直同步长度 = <2>; => 两个屏幕,推到右边。 2)时机 时钟频率=<44700000>; hactive = <1920>; 虚激活 = <720>; h后廊=<48>; hfront-porch = <15>; v后廊=<3>; v前廊=<3>; 水平同步长度 = <1>; 垂直同步长度 = <2>; 3)若两者以单一模式操作,则画面不会显现。 4)使用“spwg”完成数据映射。(如果使用“jeida”,颜色会很奇怪。) 我必须出现在一个屏幕上。你能帮我设置吗? 谢谢。
記事全体を表示