S32 Design Studio(S32DS)は、IAR Eclipseプラグインをサポートしており、ARM用のIARツールチェーンを使用してS32DSプロジェクトをビルドおよびデバッグできます。
このドキュメントでは、このプラグインのインストール方法と、新しいプロジェクトウィザードでIARを有効にする方法について説明します。
S32DS 3.4の現在のバージョンは、IARコンパイラv9.xをサポートしています。
IAR eclipseプラグインのインストールが完了すると、S32DS Eclipse環境の直下でIARコンパイラ/デバッガインターフェースを使用して、新しいS32DSプロジェクト(SDKを含む)を作成、ビルド、デバッグできるようになります。
インストール手順
まず、IAR Embedded WorkbenchがIARからの有効なライセンスとともにインストールされていることを確認してください。それでは、eclipseプラグインのインストールに進みましょう。
1. IAR Plugin managerをインストールします。
- メニュー「ヘルプ」->「新しいソフトウェアのインストール」に移動します


- 「ライセンス契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「完了」をクリックして、署名されていないコンテンツソフトウェアに同意します
- 最後に、インストールに進みます。プラグインがインストールされると、S32DSを再起動するように求められます
- 再度、「ヘルプ」->「新しいソフトウェアのインストール」メニューに移動し、「追加」をクリックします...」ボタンをクリックして、ここにある新しいIARリポジトリを追加します:http://eclipse-update.iar.com/arm/9.10/

- 「ライセンス契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「完了」をクリックして、署名されていないコンテンツソフトウェアに同意します
- 最後に、インストールに進みます。プラグインがインストールされると、S32DSを再起動するように求められます
- 新しいワークスペースを作成するたびに、IAR Embedded Workbench IDEへのパスを入力するように求められます。メニューの「ウィンドウ」>「設定」に移動し、「IAR Embedded Workbench」メニューをクリックし、「インストールされているIARツールチェーン」で「IAR Toolchain for Arm – (9.x)」を選択し、IAR Embedded Workbench IDEのインストールパスを入力します。