パッケージには、S12ZVML-MINIBRDハードウェアに移植されたAN5327_SWが含まれています。ボタンコントロールの削除、LEDライトの別のピンへの移動、内部発振器の使用など、わずかな変更が加えられています。
これは単なる動作バージョンであり、公式リリースではありません!!
AN5327_SW_CW11_MINIBRD.ZIP
CodeWarrior 11.0 および AMMCLib 1.1.13この例を実行するには、以上が必要です。AMMCLibのバージョンがわからない場合は、www.nxp.com/automcdevkits から一般的なAN5327_SWをダウンロードしてください まず、インストールしてから解凍し、上記の例を使用します。
パッケージには、S12ZVML-MINIBRDハードウェアに移植されたAN5327_SWが含まれています。ボタンコントロールの削除、LEDライトの別のピンへの移動、内部発振器の使用など、わずかな変更が加えられています。
これは単なる動作バージョンであり、公式リリースではありません!!
AN5327_SW_CW11_MINIBRD.ZIP
CodeWarrior 11.0 および AMMCLib 1.1.13この例を実行するには、以上が必要です。AMMCLibのバージョンがわからない場合は、www.nxp.com/automcdevkits から一般的なAN5327_SWをダウンロードしてください まず、インストールしてから解凍し、上記の例を使用します。
こんにちは、もっと具体的に教えていただけますか?
パッケージが機能していないようです。