Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
IMX95 A55 ベアメタル開発 こんにちは、みんな、 私は、NXP i.MX95のArm Cortex-A55クラスター(i.MX95 EVK/カスタムボードを使用)に直接ベアメタルアプリケーションを起動しようとしています。 エコシステムのドキュメントの多くはLinux(Yocto)やCortex-M7/M33コアでのリアルタイムタスクの実行に焦点を当てていますが、私は基盤となるOSカーネルなしで、A55コア上で直接低レベルのコードを実行したいと考えています。 誰かこれをやったことがある方はいますか?(どのIDEs、デバッグプローブか)、あるいはこれが良い方法だとご存知ですか? FRDM-IMX95 iMX95 Re: IMX95 A55 Bare Metal Development こんにちは@thehk このアプローチは可能ですが、アーキテクチャが複雑なため、NXPではサポートしていません。 また、Cortex A55コアの i.MX95用Zephyr も試してみてください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi NXP,       There is a question that hope you can check for us.       Question: There are five CAN FD interfaces. We only make sure that one CAN FD is only controlled by M33 domain (AON), but other four CAN FD are in Wake up domain, not sure about whether these four CAN FD interfaces can be controlled by M7 or A55 core ?       Thanks very much.         Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi Zhiming,       Got it.       Thanks very much. Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi @jimmyli  CAN2-5 can be controlled by M7/A55; the clock is uniformly controlled by SM, and interrupts are uniform across M33, M7, and A55. Here are IRQn in M7 SDK. CAN2_IRQn = 38, /**< CAN2 interrupt */ CAN2_ERROR_IRQn = 39, /**< CAN2 error interrupt */ CAN3_IRQn = 40, /**< CAN3 interrupt */ CAN3_ERROR_IRQn = 41, /**< CAN3 error interrupt */ CAN4_IRQn = 42, /**< CAN4 interrupt */ CAN4_ERROR_IRQn = 43, /**< CAN4 error interrupt */ CAN5_IRQn = 44, /**< CAN5 interrupt */ CAN5_ERROR_IRQn = 45, /**< CAN5 error interrupt */ Best Regards, Zhiming
View full article
移除CPLD后,LS1028A定制板无法启动——RCW由上拉/下拉电阻配置 您好,NXP技术支持, 我们已经开始基于LS1028A设计我们自己的板。在这个设计中,我们移除了CPLD,并且RCW采用上拉/下拉电阻进行配置。LS1028A POR 复位由复位 IC 控制,复位延迟为 200 毫秒。 根据我们的测量,所有板电源轨、时钟和复位信号都存在,但处理器无法启动。我们不知道原因。 请问您能否帮忙分析一下可能的原因? 谢谢。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 最可能的原因有: 由于移除了 CPLD,cfg_rcw_src 电阻器跳线设置不正确。 RESET_REQ_B 被意外地连接到了复位路径中。请确认 RESET_REQ_B 是否与 PORESET_B 关联。 由复位IC引起的PORESET_B时序问题。根据数据手册,PORESET_B 上升/下降时间不应超过一个 SYSCLK 周期。 所选启动源中存在无效或无法访问的 RCW 映像。 外部电路阻止 HRESET_B 释放。 我们建议暂时选择硬编码的 RCW 启动模式,并验证 CodeWarrior 是否能够通过 CWTAP 成功连接到设备。这有助于确定问题是与 RCW 启动路径有关,还是与 RESET 硬件实现有关。 谢谢。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 让我确认一下,当您设置硬件编码模式时,HRESET_B 最后无法达到高电平。 如果是这样,那很可能是硬件问题。 请按照 LS1028A 参考手册 4.8.6 节“上电复位序列时序”测试 PORESET_B、HRESET_B、RESET_REQ 和 ASLEEP 的波形 。最好同时测试 SYSCLK 和 POR 配置引脚,并将其与时序要求进行比较,以确认硬件问题何时发生。 谢谢! Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 我们拆除了LS1028A上的CPLD。上电顺序遵循参考电路板电路。RCW 通过上拉/下拉电阻进行配置,选择硬件编码启动。其他所有配置也都是通过上拉/下拉电阻设置的。在我们的测量中,PORESET_B 的上升时间不超过一个时钟周期,RESET 持续时间为 200 毫秒。HRESET_B 先变为高电平,然后变为低电平。但是,LS1028A 无法正常启动,SDHC1_CLK 上没有时钟输出。
View full article
S32K312 eDMA:CITER車載リロード挙動の理解 こんにちは、皆さん 私はNXP S32K312 MCUでeDMAを扱っており、TCDn_CITERレジスタの挙動を理解したい と思っています。 CITERがメインループの最後にゼロになると、 TCDn_BITERから自動的に値を再読み込みすることがわかりました。 以下の点について明確にしておきたいと思います。 この自動リロードは、S32K312における想定されるハードウェア動作なのでしょうか? 主要ループ完了後、CITERはどのような条件下でBITERからデータを再読み込みしますか? BITERから再読み込みするのではなく、CITERをゼロのまま維持できるような設定はありますか? 私は特にCITERレジスタの動作を理解することに興味があります。 ご回答をお待ちしています。 Re: S32K312 eDMA: Understanding CITER Auto-Reload Behavior こんにちは、 @Prateeksha_Jainさん 質問1と2はS32K3xxリファレンスマニュアル、Rev. 12で解説されています。マニュアルには、メジャー反復回数が上限に達すると、eDMAは最終的な送信元アドレスと宛先アドレスの調整、BITER値をCITERに再ロードするなど、メジャーループ終了時のいくつかの操作を実行すると記載されています。 質問3に関してですが、主要ループが完了した後にCITERをゼロのままにするための専用の設定ビットはありません。BITERからCITERへの再ロードは、eDMAハードウェアステートマシンの一部であり、自動的に実行されます。 ただし、メジャーループ完了後にチャネルが追加のDMA要求を処理しないようにするのが目的であれば、DREQビットの使用を検討したほうがいいかもしれません。このシナリオは以前、 Thread「eDMA TCDn_CITERの自動リロードを防ぐ方法」でTCDn_BITER議論されています。 BR、VaneB
View full article
i.MX95のCAN FDインターフェースの配布 こんにちは、NXPさん。 質問があるので、ぜひ確認していただけると嬉しいです。       質問: CAN FDインターフェースは5つあります。1つのCAN FDがM33ドメイン(AON)のみで制御されていることを確認し、 他の4 つのCAN FDはウェイクアップドメインに属しています。これら4つのCAN FDインターフェースがM7コアかA55コアで制御できるかは不明です。 ありがとうございました。         Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 こんにちは、志明さん わかった。 ありがとうございました。 Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 こんにちは、 @jimmyliさん CAN2-5はM7/A55で制御可能です。クロックはSMによって一様に制御され、割り込みはM33、M7、A55で均一です。 こちらはM7 SDKのIRQnです。 CAN2_IRQn = 38, /**< CAN2 interrupt */ CAN2_ERROR_IRQn = 39, /**< CAN2 error interrupt */ CAN3_IRQn = 40, /**< CAN3 interrupt */ CAN3_ERROR_IRQn = 41, /**< CAN3 error interrupt */ CAN4_IRQn = 42, /**< CAN4 interrupt */ CAN4_ERROR_IRQn = 43, /**< CAN4 error interrupt */ CAN5_IRQn = 44, /**< CAN5 interrupt */ CAN5_ERROR_IRQn = 45, /**< CAN5 error interrupt */ よろしくお願いします、 志明
View full article
VLM Edge Studio - video analysis fails with PyAV 19.0.0 Symptoms On a clean install of Linux 6.18.37_2.1.0 i.MX Linux image, the VLM Edge Studio demo fails on Video analysis with: "Error: Connection closed" /tmp/connector.log shows: "TypeError: open() got an unexpected keyword argument 'metadata_errors'" Diagnosis torchvision/io/video.py calls: av.open(filename, metadata_errors="ignore") PyAV 19.0.0 no longer supports metadata_errors. Solution Workaround: Remove metadata_errors="ignore" from both av.open() calls in: /usr/share/eiq/aaf-connector/venv/lib/python3.14/site-packages/torchvision/io/video.py Fix: sed -i 's/av.open(filename, metadata_errors="ignore")/av.open(filename)/g' /usr/share/eiq/aaf-connector/venv/lib/python3.14/site-packages/torchvision/io/video.py After restarting VLM Edge Studio, video analysis works. Source: https://github.com/nxp-imx-support/vlm-edge-studio/issues/3 ARA240 DNPU i.MX Application Processors
View full article
Smart Device Gateway Smart Device Gateway In this post, I want to share a quick walkthrough of Smart Device Gateway, a FastAPI-based demo server that allows connected devices to use local GenAI capabilities accelerated by the Ara240 DNPU. The idea behind this demo is to centralize AI intelligence in one gateway instead of adding powerful AI hardware to every device. A connected device only needs a microphone, speaker, and network connection to become a voice-enabled assistant.   What It Does Smart Device Gateway enables devices such as appliances or embedded clients to send audio to a local server, process the request using speech recognition, RAG, an LLM running on Ara240 DNPU, and text-to-speech, then stream the spoken response back to the client. The current demo showcases intelligent device assistants for a generic oven and coffee machine/barista use case, using device manuals as the knowledge base for contextual responses.   Architecture Overview The Smart Device Gateway receives audio from a client over WebSocket, converts speech to text, retrieves relevant context from a device knowledge base, sends the prompt to the LLM through the eIQ AAF Connector, converts the generated response back to speech, and streams the audio response to the client. At a high level, the flow is: Audio Input → STT → RAG → eIQ AAF Connector / LLM → TTS → Audio Output The LLM runs on the Ara240 DNPU, while the server runs on the FRDM i.MX platform.   Run the Server from Command Line Start the server: run_server_only --host 0.0.0.0 --port 8080 The server expects the eIQ AAF Connector to already be running on 0.0.0.0:8000 with Qwen2.5-7B-Instruct properly configured. Alternatively, the demo can start the server together with the connector: run_server --host 0.0.0.0 --port 8080   Host PC Client Example The demo includes a push_to_talk client that can run on a host PC. After copying the push_to_talk folder, run: python -m uv run push_to_talk.py --server_ip --port --device oven You can also use: python -m uv run push_to_talk.py --server_ip --port --device barista If no device name is provided, the RAG knowledge base is not used and the response is generated from the LLM’s general knowledge.   Walkthrough Video In the attached video, I show how to start the Smart Device Gateway server, connect a client, select a device profile such as oven or barista, ask a voice question, and receive a spoken response generated locally using Ara240 DNPU acceleration. (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6405446901112w960h540r581'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos)   Summary Smart Device Gateway demonstrates how everyday devices can become voice-enabled assistants by connecting to a local AI gateway. By combining STT, RAG, LLM inference on Ara240 DNPU, and TTS, the demo provides a practical reference for building local, privacy-focused GenAI experiences on NXP i.MX platforms.   Link Smart Device Gateway repository Errata:  On Release Linux 6.18.37_2.1.0, there is an issue when launching Smart Device Gateway. Apply the fix described here: Smart Device Gateway – First Initialization Failure ARA2-M2-16G-GT ARA240 Hands-On Training
View full article
Problem with S32DS project creation without SDK S32DS ( Version: 3.6.11 ) When creating the project, the SDK selection interface is empty, even though the corresponding libraries have been installed according to the installation instructions. What could be causing this, and how can it be fixed?       S32 SDK for Power Architecture® S32 SDK for S32K1 Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 Hi @han00  Please follow the post below. RTD 7.0.1 requires GCC 10.2, so it needs to be selected in previous step. Then the RTD will be available for selection.  https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 Regards, Lukas Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 Thank you for your reply. The IDE suggests adding some validation and hint features to avoid such problems.
View full article
FRDM-MCXN947イーサネットポート設定 - PHY LAN8741A イーサネットポートに接続するのに苦労しています。デバッグ中に、FRDMボードで以下のエラーが繰り返し発生します。 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) リンクは既に設定済みです [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:SWRをクリアできません[00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウン Zephyr OSビルドv4.4.2の起動 *** アプリケーションを開始し、MDIOバスをチェックしています... PHYレグ0x01(BMSR):0x7809 PHYレギュラー 0x05(パートナー能力):0xCDE1 PHY登録番号0x1A(記号エラー):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉タイムアウト [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 MDIO通信自体は正常に動作しているようですが、リンクが30msごとにリセットされてしまいます。 FRDM-MCXN947ボード上でLAN8741Aを正しく動作させるには、どのような設定が必要か、何か手がかりはありますか? 開発ボード 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、 @thisisdarlensonl 詳細な情報ありがとうございます。この問題をさらに調査するために、以下の情報を教えていただけますか? どのZephyrサンプルを使っていますか? prj.conf、アプリケーションオーバーレイファイル、ビルドコマンドです。 FRDM-MCXN947ボードのDTSに変更を加えましたか? リンクが30msごとにリセットされる完全なログを教えてもらえますか? この問題を再現したいと思います。 BR ハリー 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、ハリーさん。 ご連絡いただきありがとうございます。prj.congファイルとapp.overlayファイルを添付しました。 私は「ハローワールド」のサンプルから始めて、それを発展させていきました。現在のZephyrのバージョンは4.4.2です コンソールメッセージ全文については、以下をご覧ください。以下を参照してください [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) リンクは既に設定済みです [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:SWRをクリアできません[00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウン Zephyr OSビルドv4.4.2の起動 *** === FRDM-MCXN947 PM-最適化心拍デモ === アプリケーションを開始し、MDIOバスをチェックしています... PHYレグ0x01(BMSR):0x7809 PHYレギュラー 0x05(パートナー能力):0xCDE1 PHY登録番号0x1A(記号エラー):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉タイムアウト [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:00:14.085,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:00:15.094,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:00:15.098,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:01:08.626,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:01:08.636,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:01:08.646,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:01:08.653,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:01:08.659,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:01:08.668,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:01:09.177,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:01:09.182,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:01:22.193,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:01:22.203,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:01:22.213,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:01:22.220,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:01:22.226,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:01:22.235,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:01:22.744,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:01:22.749,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:03:57.817,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:03:57.827,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:03:57.837,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:03:57.844,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:03:57.850,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:03:57.859,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:03:58.368,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:03:58.373,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:05:08.907,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:05:08.917,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:05:08.927,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:05:08.934,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:05:08.940,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:05:08.949,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:05:09.958,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:05:09.963,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:05:36.980,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:05:36.990,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:05:37.000,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:05:37.007,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:05:37.013,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:05:37.022,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:05:38.031,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:05:38.036,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:12:00.195,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:12:00.205,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:12:00.215,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:12:00.222,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:12:00.228,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:12:00.237,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:12:00.746,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:12:00.751,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:13:41.297,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:13:41.307,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:13:41.317,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:13:41.324,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:13:41.330,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:13:41.340,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:13:41.848,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:13:41.853,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:14:02.868,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:14:02.877,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:14:02.888,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:14:02.894,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:14:02.900,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:14:02.910,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:14:03.418,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:14:03.423,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:14:26.439,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:14:26.448,000] phy_mii: check_車載negotiation_completion: PHY (0) 車載交渉シーケンス完了 [00:14:26.459,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:14:26.466,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:14:26.471,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:14:26.481,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:14:27.490,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:14:27.495,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:19:14.115,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:19:14.125,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:19:14.135,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:19:14.142,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:19:14.148,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:19:14.158,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:19:14.666,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:19:14.671,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:20:45.214,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:20:45.223,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:20:45.234,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:20:45.240,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:20:45.246,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:20:45.256,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:20:45.764,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:20:45.769,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:25:14.383,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [ 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、 @thisisdarlensonl 追加情報ありがとうございます。 迅速な検証のために、Zephyr DHCPv4クライアントサンプルを以下のコマンドでテストしました: west build -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 zephyr/samples/net/dhcpv4_client -p always 当初、私は自分のFRDM-MCXN947ボードで同様の問題を確認しました。基板のハードウェアを確認したところ、SJ27が改造されていることが判明しました。 SJ27をデフォルトの位置に戻した後、同じDHCPv4クライアントの例を再度実行したところ、問題は起きなくなりました。PHYは正しく検出され、イーサネットリンクは100 Mbpsの全二重接続で接続されました: [00:00:00.050,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 *** Booting Zephyr OS build v4.4.0-17350-g1ee3b93134be *** [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet@40100000: index=1 [00:00:03.758,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex FRDM-MCXN947ボードのSJ27や他のイーサネット関連のはんだジャンパーが再加工されていないか確認してもらえますか?もしそうなら、デフォルトのイーサネット設定に戻して再度テストしてください。 BR ハリー 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A @Harry_Zhang さん、本当にありがとうございました。大変助かりました、レジェンドです。 デフォルトで表示設定になっているとは気づきませんでした。これで前に進めます。ご協力ありがとうございました。 この点については、別の場所にも記載しておくと良いだろう。また、はんだジャンパーは厄介です 😉 改めて本当にありがとうございました。
View full article
PE Micro调试器 您好,NXP团队, 我想在 UTEST 闪存中记录一个 DCF,以保护 MCU 上的代码不被从板上读取(通过密码)。我可以在不使用调试器的情况下,使用 Design Studio 来完成这项操作吗? 顺祝商祺! 艾哈迈德 Re: Debugger PE Micro 你好, 是的,您可以使用 S32Design Studio 或任何其他编译器来实现。 UTEST 闪存(DCF 所在位置)只是一个设置为 OTP 的普通闪存。因此,您将使用与其他模块相同的标准闪存编程方法。 或者您可以使用调试器: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 感谢您的快速回复。 当我按照您分享的步骤使用 Design Studio 时,出现了这个错误。请问这个错误的原因是什么?如何解决? 另一个问题是,使用这种方法实施审查后,即使使用调试器,一个人是否能在不知道密码的情况下读取板上的代码? Re: Debugger PE Micro 我安装了S32DS R2017版本,并在此版本中重新尝试了这些步骤,但仍然出现同样的错误。可能是什么原因?我应该检查哪些方面? 我认为原因可能是 S32DS 尝试擦除 UTEST 并写入数据,但 UTEST 无法被删除。是否有遗漏的步骤导致 DS32 在写入 DCF 记录之前不要擦除数据? Re: Debugger PE Micro 你好, 正如帖子中所述,这是在 S32DS 版本 R2017 上测试的。 所以我不知道你使用的是哪个版本,而且错误表达式也太笼统了。 微型空白吗? 对于 PEmicro/S32DS,该机制通常通过专用的 UTEST 闪存算法 (*_UTest.pcp) 来实现。 您也可以联系 PEMicro,询问他们的调试器是否有最新版本的脚本/算法。 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 你好, 我认为原因可能是 S32DS 尝试擦除 UTEST 并写入数据,但 UTEST 无法被删除。是否有遗漏的步骤导致 DS32 在写入 DCF 记录之前不要擦除数据? 这或许是一种可能的解释。我从不使用 PE 来编写 UTEST 程序,我们使用的是 Lauterbach 调试器。 我不了解 PE 编程流程,但如果脚本先尝试擦除,则该过程将被中止。 但替代算法针对的是 UTEST,因此脚本不应该删除微数据。重新编程一下就行了。 您也可以按照以下指南尝试使用 PE 微型 GUI: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 当我尝试将 MCU(版本 E 而非版本 B)连接到 MCU 并执行这些步骤时,出现了如下窗口,其中端口字段被锁定,如图所示。 回到用户手册后,我发现这种方法需要使用硬件接口,但我需要一种不需要任何额外调试器的方法,那么使用 PE Micro PROGDSC 的方法是否可以在不使用硬件接口的情况下工作,或者我该怎么做? Re: Debugger PE Micro 任何回复都请!!!
View full article
SynGas OBD Fuel Saverは本当に信頼できる製品ですか?シンガスレビュー2026の正直な深み SynGasのレビュー:SynGas OBD Fuel Saverは本当に効果があるのか?それが、私が自分で試してみる前に抱いた最初の疑問でした。2026年になってもガソリン価格が高止まりしているため、多くのドライバは、高額な車の改造や複雑なチューニングシステムを使わずに燃費を向上させる現実的な方法を探している。 SynGasは、車両のOBD2ポートに接続するだけのシンプルなプラグアンドプレイデバイスで、実際の運転習慣に基づいて車両のECUと連携することで燃料消費を最適化すると謳っています。興味深いのは、即効性のある奇跡的な結果を約束しない点だ。その代わりに、この装置は最初の150マイルの間、加速、ブレーキ、および全体的な運転パターンをよりよく理解するための学習段階を経て、燃料最適化をより効果的に調整する。 最新のSynGasの詳細と公式情報はこちらでご確認ください。 2026年には、人々が輸送コストを削減するための手頃な方法を積極的に模索しているため、燃料節約技術が大きな話題となっている。SynGasは、高価なECUチューニングや継続的な燃料添加剤の購入ではなく、プラグアンドプレイ方式を提供することで、このトレンドに直接的に着目しています。 では、SynGas OBD Fuel Saverは本当に効果があるのでしょうか? 調査結果、ユーザーからのフィードバック、そして500マイル走行後の実走行観察に基づくと、これは単なるインターネット上の怪しげな製品ではなく、正真正銘のOBD2燃料最適化装置であるように思われる。しかし、現実的な期待を持つことが重要です。これは魔法ではありませんし、すべての車両やドライバで全く同じ結果が得られるとは限りません。最大のメリットは、特に通勤者やドライバなど、道路で多くの時間を過ごす人にとって、長期的な日常使用にあるようだ。 SynGas OBD燃料節約装置の仕組みと現在の入手状況については、こちらをご覧ください。     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 あなたの質問は、NXPのQまたはIQシリーズ(デジタルネットワーク)プロセッサとは関係がないようです。 質問は適切なコミュニティ欄に投稿してください。 Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 この製品は完全な詐欺です。お金を無駄にしないでください。おすすめのサイトから購入したので、偽物の製品ではなかったと思います。いわゆる「調整」を行った後も、燃費に変化は見られなかった。私は数ヶ月間、メールでやり取りを続けました(20人以上とやり取りしたように見えましたが、おそらく偽名や偽のメールアドレスを使っていたのは1人か2人だけだったでしょう)。私は彼らの言い訳を読むのを諦め、デバイスを分解した。私が発見したのは、LEDを点滅させるための単純な回路で、OBDデータピンへの接続は一切ありませんでした。彼らは私の金を盗み、返済を拒否し、毎回つまらない言い訳ばかりしている。数ヶ月間試みたが、今では私のメールに返信してくれない。この製品が効果があったと主張する偽のレビューに騙されないでください。OBDのデータラインに接続されていないため、車載が燃料消費の管理方法を変更することは不可能です。
View full article
デバッガー PE マイクロ NXPチームの皆様、こんにちは。 UTESTフラッシュにDCFを記録して、MCUのコードがボードから読み取られるのを防ぐために(パスワードで)保護したいです。デバッガを使わずにDesign Studioでそれを実現できますか? よろしくお願いいたします。 アフメド Re: Debugger PE Micro こんにちは、 はい、S32Design Studioや他のコンパイラを使ってその点は可能です。 DCFが格納されているUTESTフラッシュは、OTPとして設定された通常のフラッシュです。ですので、他のブロックと同様に標準的なフラッシュプログラミングを使います。 または、デバッガーを使うこともできます: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro 迅速なご返信ありがとうございます。 あなたが教えてくれた手順に従ってDesign Studioを使ってみたら、このエラーが出ました。このエラーの原因と解決方法を教えてください。 もう一つの疑問は、この方法で検閲を実装した後、デバッガを使っているかどうかに関わらず、パスワードを知らずにボードのコードを読むことができるのかということです。 Re: Debugger PE Micro S32DSのR2017バージョンをインストールし、このバージョンで再度手順を試しましたが、やはり同じエラーが出ました。原因は何でしょうか?何を確認すればいいですか? その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? Re: Debugger PE Micro こんにちは、 Threadエクスプレスとして、これはS32DSバージョンR2017でテストされています。 どのバージョンを使っているのか分からず、誤差表現があまりにも一般的すぎます。 マイクロは空白ですか? PEmicro/S32DSの場合、このメカニズムは通常、専用のUTESTフラッシュアルゴリズム(*_UTest.pcp)を介して実装されます。 また、PEMicroのデバッガ用スクリプトやアルゴリズムの最新バージョンがあれば問い合わせることもできます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro こんにちは、 その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? それが一つの説明になり得ます。私はUTESTのプログラミングにPEを使ったことは一度もなく、代わりにLauterbachのデバッガを使っています。 PEプログラミングの手順については分かりませんが、スクリプトが最初に消去しようとすると、処理は中断されます。 しかし、代替アルゴリズムはUTESTをターゲットにしているため、スクリプトはマイクロを消去しないはずです。単にプログラムし直せばいい。 以下のガイドによると、PEマイクロGUIでも試すことができます。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro これらの手順をMCUにコネクテッドして試したところ(REV EでREV Bではなく)、ポートフィールドがロックされたウィンドウが表示されました。 ユーザーマニュアルに戻ってみると、この方法は ハードウェアインターフェースを使う必要があるのですが、追加のデバッガを使わずに方法が必要だと分かりました。では、PE Micro PROGDSCを使ったこの方法はハードウェアインターフェースなしで動作するのでしょうか、それとも何ができるのでしょうか? Re: Debugger PE Micro どんな返信でも構いませんので、お願いします!
View full article
SDKなしでS32DSプロジェクトを作成する際の問題 S32DS(バージョン:3.6.11 )プロジェクトを作成する際、インストール手順に従って必要なライブラリをインストールしているにもかかわらず、SDK選択画面が空になっています。原因は何でしょうか?また、どのように解決すればよいでしょうか?       Power Architecture® 用 S32 SDK S32K1用S32 SDK Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 こんにちは、 @han00さん 以下の投稿をご覧ください。RTD 7.0.1はGCC 10.2が必要なため、前のステップで選択する必要があります。すると、RTDが選択可能になります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 ご回答ありがとうございます。IDEは、このような問題を回避するために、検証機能やヒント機能を追加することを提案しています。
View full article
S32DS 创建工程无SDK的问题    S32DS(Version: 3.6.11) 创建工程时,SDK选择界面内容为空,按照安装说明,已经进行对应库的安装。请问这是什么原因造成的 ?应该如何修复?       S32 SDK for Power Architecture® S32 SDK for S32K1 Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 你好@han00 请参考以下帖子。RTD 7.0.1 需要 GCC 10.2,因此需要在上一步中选择它。届时,RTD饮品即可供您选择。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 此致, Lukas Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 感谢答复,IDE建议增加一些校验和提示功能,以规避诸如此类的问题。
View full article
FRDM-MCXN947 以太网端口设置 - PHY LAN8741A 我一直无法连接以太网端口。调试时,我在frdm板上一直遇到以下错误。 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) 链路已配置 [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:无法清除驻波比 [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 *** 正在启动 Zephyr OS 版本 v4.4.2 *** 启动应用程序并检查MDIO总线... PHY寄存器0x01(BMSR):0x7809 PHY 寄存器 0x05(合作伙伴能力):0xCDE1 PHY寄存器0x1A(符号错误):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商超时 [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 MDIO通信似乎工作正常,但链路每隔30毫秒就会 RESET 一次。 请问如何配置 LAN8741A 才能使其在 FRDM-MCXN947 板上正常工作? 开发板 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨@thisisdarlensonl 感谢您提供如此详细的信息。为了帮助我们进一步调查此问题,请您提供以下信息? 你使用的是哪个 Zephyr 采样? 您的 prj.conf 文件、应用程序覆盖文件和版本命令。 您是否对 FRDM-MCXN947 板的 DTS 进行过任何更改? 能否提供完整的日志,显示链路每 30 毫秒 RESET 一次的情况? 我想重现这个问题。 BR 哈里 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨,哈里, 谢谢您的回复。我已附上 prj.cong 和 app.overlay 文件。 我从一个“Hello World”示例开始,并在此基础上进行扩展。Zephyr 的当前版本是 4.4.2。 至于完整的控制台消息。见下文 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) 链路已配置 [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:无法清除驻波比 [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 *** 正在启动 Zephyr OS 版本 v4.4.2 *** === FRDM-MCXN947 PM 优化心跳演示 === 启动应用程序并检查MDIO总线... PHY寄存器0x01(BMSR):0x7809 PHY 寄存器 0x05(合作伙伴能力):0xCDE1 PHY寄存器0x1A(符号错误):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商超时 [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:00:14.085,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:00:15.094,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:00:15.098,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:01:08.626,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:01:08.636,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:01:08.646,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:01:08.653,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:01:08.659,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:01:08.668,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:01:09.177,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:01:09.182,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:01:22.193,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:01:22.203,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:01:22.213,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:01:22.220,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:01:22.226,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:01:22.235,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:01:22.744,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:01:22.749,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:03:57.817,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:03:57.827,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:03:57.837,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:03:57.844,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:03:57.850,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:03:57.859,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:03:58.368,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:03:58.373,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:05:08.907,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:05:08.917,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:05:08.927,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:05:08.934,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:05:08.940,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:05:08.949,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:05:09.958,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:05:09.963,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:05:36.980,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:05:36.990,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:05:37.000,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:05:37.007,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:05:37.013,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:05:37.022,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:05:38.031,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:05:38.036,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:12:00.195,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:12:00.205,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:12:00.215,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:12:00.222,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:12:00.228,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:12:00.237,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:12:00.746,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:12:00.751,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:13:41.297,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:13:41.307,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:13:41.317,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:13:41.324,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:13:41.330,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:13:41.340,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:13:41.848,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:13:41.853,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:14:02.868,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:14:02.877,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:14:02.888,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:14:02.894,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:14:02.900,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:14:02.910,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:14:03.418,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:14:03.423,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:14:26.439,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:14:26.448,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:14:26.459,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:14:26.466,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:14:26.471,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:14:26.481,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:14:27.490,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:14:27.495,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:19:14.115,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:19:14.125,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:19:14.135,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:19:14.142,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:19:14.148,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:19:14.158,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:19:14.666,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:19:14.671,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:20:45.214,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:20:45.223,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:20:45.234,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:20:45.240,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:20:45.246,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:20:45.256,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:20:45.764,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:20:45.769,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:25:14.383,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [ 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨@thisisdarlensonl 感谢您提供的补充信息。 为了快速验证,我使用以下命令测试了 Zephyr DHCPv4 客户端示例: west build -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 zephyr/samples/net/dhcpv4_client -p always 最初,我在我的 FRDM-MCXN947 板上观察到了类似的问题。检查板上的硬件后,我发现 SJ27 被重新加工过。 将 SJ27 恢复到默认位置后,我再次运行了相同的 DHCPv4 客户端示例,问题不再出现。PHY芯片检测正确,以太网链路以100 Mbps全双工模式建立连接: [00:00:00.050,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 *** Booting Zephyr OS build v4.4.0-17350-g1ee3b93134be *** [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet@40100000: index=1 [00:00:03.758,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex 请您检查一下FRDM-MCXN947板上的SJ27或其他任何与以太网相关的焊接跳线是否被重新焊接过?如果问题仍然存在,请将它们恢复为默认以太网配置并再次测试。 BR 哈里 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 感谢@Harry_Zhang ,你真是帮了大忙,太棒了! 我之前没注意到它默认是设置为显示的。现在我可以继续前进了。非常感谢您的帮助。 或许应该在其他地方也提到这一点。此外,焊接跳线也很痛苦。 😉 再次万分感谢
View full article
Debugger PE Micro Hello NXP team, I want to record a DCF in the UTEST flash to protect the code on the MCU from being read out from the board (by a password). Can I use Design Studio to do that without using a debugger? Best regards, Ahmed Re: Debugger PE Micro Hello, Yes, you can use S32Design studio or any other compiler for that. UTEST flash where DCF reside is just a normal flash set as OTP. So you will use standard flash programming as for any other block. or you can use debugger: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro Thank you for the fast reply. When I followed the steps you shared using Design Studio, I got this error. Please tell me what the reason of this error is and how to fix it? Another question is that after implementing censorship using this method, can a person read the code from the board without knowing the password even if he uses a debugger or not? Re: Debugger PE Micro I installed the S32DS version R2017 and retried the steps again in this version, but again I got the same error. What may be the reason? What can I check?    I think the reason may be that S32DS tries to erase and then write to UTEST, but the UTEST can't be deleted. Is there any missed step to tell DS32 not to erase before writing the DCF record? Re: Debugger PE Micro Hello, As the thread express, this is tested on the S32DS version R2017. So I am not aware of which version do you use and the error expression is too general. Is the micro blank? For PEmicro/S32DS the mechanism is generally implemented through a dedicated UTEST flash algorithm (*_UTest.pcp). You can also reach out to PEMicro if there is any latest version of script/algorithm for their debugger. Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro Hello, I think the reason may be that S32DS tries to erase and then write to UTEST, but the UTEST can't be deleted. Is there any missed step to tell DS32 not to erase before writing the DCF record? That could be a possible explanation. I never used PE for programming UTEST, we use Lauterbach debuggers instead. I cant speak for PE programming procedure, but if the script try to erase first then the process will be aborted. But the alternative algorithm target the UTEST, so the script should not erase the micro. Just reprogram it. You can also try it with PE micro GUI according to the guide bellow: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro When I tried these steps with being connected to the MCU (REV E not REV B), I got this window with the port field locked as shown, When returning to the user manual, I found that this approach needs using a hardware interface, but I need a method without using any additional debugger, so can this approach using PE Micro PROGDSC work without a hardware interface or what I can do? Re: Debugger PE Micro Any reply, please!!!
View full article
SynGas OBD 节油器是否合法?真实的深度 SynGas 评论 2026 SynGas 评论:SynGas OBD Fuel Saver 是否合法?这是我在亲自测试之前的第一个问题。2026 年的油价依然居高不下,很多驾驶员都在寻找提高燃油效率的现实方法,而不需要昂贵的汽车改装或复杂的改装系统。 SynGas是一款简单的即插即用设备,可连接到车辆的OBD2端口,并声称通过根据实际驾驶习惯使用汽车的ECU来优化燃油消耗。它的有趣之处在于,它并不承诺立竿见影的神奇效果。取而代之的是,该设备在最初的 150 英里内会经历一个学习阶段,以便更好地了解加速、制动和整体驾驶模式,然后才能更有效地调整燃油优化。 点击此处查看 SynGas 的最新详情和官方信息 2026 年,节油技术已成为一个热门话题,因为人们正在积极寻找经济实惠的方法来降低交通成本。SynGas通过提供即插即用的方法来直接利用这一趋势,而不是昂贵的ECU调整或持续购买燃料添加剂。 那么,SynGas OBD 节油器是否合法? 根据研究、用户反馈和500英里后的真实驾驶观察,它似乎是真正的OBD2燃料优化设备,而不是另一个随机的互联网花招。然而,现实的期望很重要。这并不神奇,每辆车或每位驾驶员的结果也不尽相同。最大的价值似乎来自于长期的日常使用,尤其是对于通勤者和长时间在路上行驶的驾驶员来说。 点击此处查看 SynGas OBD 节油器的工作原理和当前供应情况:     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 您的问题似乎与恩智浦 QorIQ 系列(数字网络)处理器无关。 请在正确的社区区块中提交您的问题。 Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 这个产品完全是骗局。不要浪费钱。我是从推荐的网站购买的,所以我确信它不是假冒产品。按照所谓的“校准”步骤操作后,燃油经济性并没有变化。我花了几个月的时间通过电子邮件与人通信(表面上是与 20 多人通信,但实际上可能只有一两个人,而且使用了假名和电子邮件地址)。我放弃了阅读他们的借口,直接把设备拆开了。我发现的是一个简单的电路,用于闪烁 LED,并且没有连接到任何 OBD 数据引脚。他们偷了我的钱,却拒绝偿还,每次都给出蹩脚的借口。几个月过去了,他们现在都不回复我的邮件了。不要被那些声称该产品有效的虚假评论所蒙蔽。由于没有连接到 OBD 数据线,因此不可能对车辆的燃油消耗管理方式进行任何更改。
View full article
FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A I am struggling to get the ethernet port to connect.  On debug, I keep getting the following below on frdm board.  [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) Link already configured [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Can't clear SWR [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down *** Booting Zephyr OS build v4.4.2 *** Starting application and checking MDIO bus... PHY Reg 0x01 (BMSR): 0x7809 PHY Reg 0x05 (Partner Ability): 0xCDE1 PHY Reg 0x1A (Symbol Errors): 51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate timeout [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher It seems like MDIO comms is working fine but link keeps resetting every 30ms.  Any clue as to what configuration needs to be to get LAN8741A to work properly on the FRDM-MCXN947 board?  Development Board 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A Hi @thisisdarlensonl  Thanks for the detailed information. To help us further investigate this issue, could you please provide the following information? Which Zephyr sample are you using? Your prj.conf, application overlay file, and build command. Have you made any changes to the FRDM-MCXN947 board DTS? Could you provide the complete log showing the link resetting every 30 ms? I want to reproduce this issue. BR Harry 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A Hi Harry,  Thanks for getting back to me. I have attached the prj.cong and app.overlay file. I started with a hello world sample and build on that. The current version of Zephyr is 4.4.2  As for full console messages. See below  [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) Link already configured [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Can't clear SWR [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down *** Booting Zephyr OS build v4.4.2 *** === FRDM-MCXN947 PM-Optimized Heartbeat Demo === Starting application and checking MDIO bus... PHY Reg 0x01 (BMSR): 0x7809 PHY Reg 0x05 (Partner Ability): 0xCDE1 PHY Reg 0x1A (Symbol Errors): 51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate timeout [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:00:14.085,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:00:15.094,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:00:15.098,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:01:08.626,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:01:08.636,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:01:08.646,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:01:08.653,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:01:08.659,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:01:08.668,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:01:09.177,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:01:09.182,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:01:22.193,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:01:22.203,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:01:22.213,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:01:22.220,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:01:22.226,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:01:22.235,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:01:22.744,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:01:22.749,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:03:57.817,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:03:57.827,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:03:57.837,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:03:57.844,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:03:57.850,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:03:57.859,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:03:58.368,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:03:58.373,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:05:08.907,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:05:08.917,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:05:08.927,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:05:08.934,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:05:08.940,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:05:08.949,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:05:09.958,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:05:09.963,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:05:36.980,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:05:36.990,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:05:37.000,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:05:37.007,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:05:37.013,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:05:37.022,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:05:38.031,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:05:38.036,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:12:00.195,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:12:00.205,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:12:00.215,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:12:00.222,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:12:00.228,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:12:00.237,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:12:00.746,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:12:00.751,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:13:41.297,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:13:41.307,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:13:41.317,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:13:41.324,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:13:41.330,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:13:41.340,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:13:41.848,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:13:41.853,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:14:02.868,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:14:02.877,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:14:02.888,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:14:02.894,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:14:02.900,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:14:02.910,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:14:03.418,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:14:03.423,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:14:26.439,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:14:26.448,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:14:26.459,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:14:26.466,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:14:26.471,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:14:26.481,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:14:27.490,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:14:27.495,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:19:14.115,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:19:14.125,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:19:14.135,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:19:14.142,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:19:14.148,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:19:14.158,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:19:14.666,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:19:14.671,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:20:45.214,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [00:20:45.223,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) auto-negotiate sequence completed [00:20:45.234,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:20:45.240,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is up [00:20:45.246,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Speed 100MBit or higher [00:20:45.256,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: Link Full Duplex [00:20:45.764,000] phy_mii: PHY (0) is down [00:20:45.769,000] eth_nxp_enet_qos_mac: Link is down [00:25:14.383,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) Starting MII PHY auto-negotiate sequence [ 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A Hi @thisisdarlensonl  Thank you for the additional information. For a quick verification, I tested the Zephyr DHCPv4 client sample using the following command: west build -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 zephyr/samples/net/dhcpv4_client -p always Initially, I observed a similar issue on my FRDM-MCXN947 board. After checking the board hardware, I found that SJ27 had been reworked. After restoring SJ27 to its default position, I ran the same DHCPv4 client example again and the issue no longer occurred. The PHY was detected correctly and the Ethernet link came up at 100 Mbps full duplex: [00:00:00.050,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 *** Booting Zephyr OS build v4.4.0-17350-g1ee3b93134be *** [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet@40100000: index=1 [00:00:03.758,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex Could you please check whether SJ27 or any other Ethernet-related solder jumpers on your FRDM-MCXN947 board have been reworked? If so, please restore them to the default Ethernet configuration and test again. BR Harry 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A Thanks @Harry_Zhang, massive help legend. I didn't realize that it was configured for display by default. Now I can move on. Thanks a lot for your help.  It is probably worthwhile noting this somewhere else. Also, the solder jumpers are painful 😉 Again massive thanks
View full article
Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 SynGas Reviews: Is SynGas OBD Fuel Saver legit? That was the first question I had before testing it myself. With gas prices still high in 2026, a lot of drivers are searching for realistic ways to improve fuel efficiency without expensive car modifications or complicated tuning systems. SynGas is a simple plug-and-play device that connects to your vehicle’s OBD2 port and claims to optimize fuel usage by working with the car’s ECU based on real driving habits. What makes it interesting is that it doesn’t promise instant miracle results. Instead, the device goes through a learning phase during the first 150 miles to better understand acceleration, braking, and overall driving patterns before adjusting fuel optimization more effectively. Check the latest SynGas details and official information here In 2026, fuel-saving technology has become a huge conversation because people are actively looking for affordable ways to reduce transportation costs. SynGas taps directly into that trend by offering a plug-and-play approach instead of expensive ECU tuning or ongoing fuel additive purchases. So, is SynGas OBD Fuel Saver legit? Based on the research, user feedback, and real-world driving observations after 500 miles, it appears to be a genuine OBD2 fuel optimization device rather than another random internet gimmick. However, realistic expectations matter. It’s not magic, and results won’t look identical for every vehicle or driver. The biggest value seems to come from long-term everyday use, especially for commuters and drivers who spend a lot of time on the road. See how the SynGas OBD Fuel Saver works and current availability here:     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 It seems that your question is not related with NXP QorIQ series(digital networking) processors. Please submit your question in the correct community block. Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 This product is a total SCAM. Do not waste your money. I purchased from the recommended site, so I am sure it was not a knock-off product. After following the alleged 'calibration', there was no difference in fuel economy. I spent a number of months corresponding by email (to what seemed to be 20+ people, but probably only one or two with fake names and email addresses). I gave up reading their excuses and took the device apart. What I found was a simple circuit to flash an LED and there were no connections to any of the OBD data pins. They have stolen my money and refuse to pay it back, offering lame excuses each time. After months of trying, they now do not answer my emails. Do not fall for the fake reviews that claim this product worked. With no connection to the OBD data lines, it is impossible for it to make any changes to the way the vehicle manages fuel consumption.
View full article
IMX95:配备 MIPI DSI 和双通道 LVDS 的显示器 您好, 我可以同时将不同的信号源输出到 DSI 和双通道 LVDS 吗? 如果支持此功能,如何配置设置? 我参考了IMX95 手册和设备树,但我还是不明白 pixel_interleaver、LDB 和 MIPI-DSI 之间的关联。 谢谢。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS 对于普通的 i.MX95 电路板支持包/设备树模型:不要计划同时驱动独立的 MIPI-DSI 显示器和双通道 LVDS 显示器。限制点在于显示输出路由:i.MX95 显示控制器有两个独立的显示输出流,双通道 LVDS 占用了两个 LVDS 侧路径,在标准配置中没有为 MIPI-DSI 留下空闲的输入路径。 这里有一个重要的细节:NXP 社区知识库中的一篇文章提到了适用于 LF-6.6.52-2.2.0 的 i.MX95 三屏 Linux 补丁,支持“1 个 MIPI DSI + 2 个 LVDS”接口,以及名为 imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-clone.dtb 的 DTB 文件。和 imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-interleaver.dtb。这应该被视为一个经过特定补丁的 EVK/BSP 用例,而不是未修改的参考手册/设备树支持任意独立的 DSI + 双通道 LVDS 路由的证据。 该关联大致如下: 区块 在显示路径中的作用 显示引擎/DPU 输出 生成两个显示流,DISP_IN0 和 DISP_IN1。 像素交错器 对这些数据流进行路由或拆分。在旁路模式下,DISP_IN0 输出到 PL_OUT0,DISP_IN1 输出到 PL_OUT1;在交错模式下,一个选定的输入流被交错传输,而另一个输入流被旁路传输。 LVDS / LDB / 像素映射器 i.MX95 LVDS 路径接收一个或两个显示界面流并驱动 LVDS PHY;RM 描述了驱动 LVDS PHY1 和 LVDS PHY2 的像素映射器。某些 Linux/设备树命名可能仍然使用“LDB”,但在 i.MX95 的架构上,这是像素交错器/像素映射器后面的 LVDS 输出路径。 MIPI-DSI DSI 通过像素链路路径获取像素数据;DSI 像素格式化块将像素链路格式转换为 DSI 主机 DPI 格式,DSI 像素链路控制字段选择连接到 DSI 主机控制器的像素链路。 因此,对于标准配置: 单通道 LVDS + MIPI-DSI :可行;一条显示输出路径可以馈送 LVDS,另一条可以馈送 DSI。 仅支持双通道 LVDS :可行;两个 LVDS 通道同时用于 LVDS 显示。 独立 MIPI-DSI + 双通道 LVDS :当前证据所描述的标准路由不支持;NXP 社区分析指出,双通道 LVDS 会占用两个可用的 DPU 输出端口,因此 MIPI-DSI 不能同时路由。 对于配置方面,我不会尝试仅通过手动更改 pixel_interleaver 寄存器值来修复此问题。在 Linux 系统中,路由由 DRM 设备树图建立:DPU / 显示像素链路端点必须连接到 LVDS/LDB 或 MIPI-DSI 端点。如果 DSI 节点没有有效的上游端点,驱动程序会报告错误,例如 imx95-mipi-dsi ... 未找到有效的输入端点。对于受支持的设置,请使用相应的 电路板支持包。 DTB/overlay: 仅限 LVDS:使用适用于预期 LVDS 通道/模式的 LVDS DTB。 仅限 DSI:使用 DSI 面板/桥接 DTB。 单 LVDS + DSI:将一个像素链路输出路由到 LVDS,另一个路由到 DSI。 三屏显示/DSI + 2 LVDS:从 NXP LF-6.6.52-2.2.0 三屏显示补丁集及其提供的 DTB 开始,前提是该补丁集与您的 BSP 和 EVK 基线匹配。 总之:对于普通的 i.MX95 电路板支持包,可以使用双通道 LVDS 或 DSI + 单通道 LVDS;对于 DSI 加两个 LVDS 输出,请使用 NXP 特定的三屏显示补丁流程,而不是尝试仅从 RM 寄存器中导出它。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS 谢谢你的回复。我学到了很多。 此功能并非必需。我这样做的原因是我的目标板有两个接口:2ch-lvds 和 mipi-dsi,但我不想每次需要更换显示器进行测试时都重置 fdt 文件。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS NXP 是否有发布任何关于独立三屏显示支持的官方文档?
View full article