Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
IMX95:配备 MIPI DSI 和双通道 LVDS 的显示器 您好, 我可以同时将不同的信号源输出到 DSI 和双通道 LVDS 吗? 如果支持此功能,如何配置设置? 我参考了IMX95 手册和设备树,但我还是不明白 pixel_interleaver、LDB 和 MIPI-DSI 之间的关联。 谢谢。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS 对于普通的 i.MX95 电路板支持包/设备树模型:不要计划同时驱动独立的 MIPI-DSI 显示器和双通道 LVDS 显示器。限制点在于显示输出路由:i.MX95 显示控制器有两个独立的显示输出流,双通道 LVDS 占用了两个 LVDS 侧路径,在标准配置中没有为 MIPI-DSI 留下空闲的输入路径。 这里有一个重要的细节:NXP 社区知识库中的一篇文章提到了适用于 LF-6.6.52-2.2.0 的 i.MX95 三屏 Linux 补丁,支持“1 个 MIPI DSI + 2 个 LVDS”接口,以及名为 imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-clone.dtb 的 DTB 文件。和 imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-interleaver.dtb。这应该被视为一个经过特定补丁的 EVK/BSP 用例,而不是未修改的参考手册/设备树支持任意独立的 DSI + 双通道 LVDS 路由的证据。 该关联大致如下: 区块 在显示路径中的作用 显示引擎/DPU 输出 生成两个显示流,DISP_IN0 和 DISP_IN1。 像素交错器 对这些数据流进行路由或拆分。在旁路模式下,DISP_IN0 输出到 PL_OUT0,DISP_IN1 输出到 PL_OUT1;在交错模式下,一个选定的输入流被交错传输,而另一个输入流被旁路传输。 LVDS / LDB / 像素映射器 i.MX95 LVDS 路径接收一个或两个显示界面流并驱动 LVDS PHY;RM 描述了驱动 LVDS PHY1 和 LVDS PHY2 的像素映射器。某些 Linux/设备树命名可能仍然使用“LDB”,但在 i.MX95 的架构上,这是像素交错器/像素映射器后面的 LVDS 输出路径。 MIPI-DSI DSI 通过像素链路路径获取像素数据;DSI 像素格式化块将像素链路格式转换为 DSI 主机 DPI 格式,DSI 像素链路控制字段选择连接到 DSI 主机控制器的像素链路。 因此,对于标准配置: 单通道 LVDS + MIPI-DSI :可行;一条显示输出路径可以馈送 LVDS,另一条可以馈送 DSI。 仅支持双通道 LVDS :可行;两个 LVDS 通道同时用于 LVDS 显示。 独立 MIPI-DSI + 双通道 LVDS :当前证据所描述的标准路由不支持;NXP 社区分析指出,双通道 LVDS 会占用两个可用的 DPU 输出端口,因此 MIPI-DSI 不能同时路由。 对于配置方面,我不会尝试仅通过手动更改 pixel_interleaver 寄存器值来修复此问题。在 Linux 系统中,路由由 DRM 设备树图建立:DPU / 显示像素链路端点必须连接到 LVDS/LDB 或 MIPI-DSI 端点。如果 DSI 节点没有有效的上游端点,驱动程序会报告错误,例如 imx95-mipi-dsi ... 未找到有效的输入端点。对于受支持的设置,请使用相应的 电路板支持包。 DTB/overlay: 仅限 LVDS:使用适用于预期 LVDS 通道/模式的 LVDS DTB。 仅限 DSI:使用 DSI 面板/桥接 DTB。 单 LVDS + DSI:将一个像素链路输出路由到 LVDS,另一个路由到 DSI。 三屏显示/DSI + 2 LVDS:从 NXP LF-6.6.52-2.2.0 三屏显示补丁集及其提供的 DTB 开始,前提是该补丁集与您的 BSP 和 EVK 基线匹配。 总之:对于普通的 i.MX95 电路板支持包,可以使用双通道 LVDS 或 DSI + 单通道 LVDS;对于 DSI 加两个 LVDS 输出,请使用 NXP 特定的三屏显示补丁流程,而不是尝试仅从 RM 寄存器中导出它。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS 谢谢你的回复。我学到了很多。 此功能并非必需。我这样做的原因是我的目标板有两个接口:2ch-lvds 和 mipi-dsi,但我不想每次需要更换显示器进行测试时都重置 fdt 文件。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS NXP 是否有发布任何关于独立三屏显示支持的官方文档?
View full article
关于 LC 晋升的查询(S32K3,无 HSE) 你好, 关于在不使用 HSE 时锁定调试访问权限的顺序,我有一些疑问,特别是关于生命周期推进过程。 1) 在 IVT 中将配置字写入生命周期配置地址后,功能 RESET (SW_FUNC) 是否足以推进生命周期,还是需要破坏性 RESET (SW_DEST)? 2) 如果功能 RESET 足以推进生命周期,那么在 IVT 中配置的生命周期配置地址可以是 RAM 地址吗? 3) 我希望我的应用程序有条件地锁定调试访问端口(假设应用程序只有在收到特定的 CAN 消息后才应该设置密码并推进生命周期)。此外,我不想仅仅为了设置配置字来推进 MCU 的生命周期而占用/保留整个闪存扇区。因此,与其在 IVT 中永久设置生命周期配置地址,并在需要推进生命周期时向该地址写入 0xDADADADA/0xBABABABA,我想知道是否可以将配置字嵌入到我的应用程序中的固定地址,这样,每当应用程序决定限制调试访问时,应用程序就可以修改 IVT 来设置生命周期配置地址并启动 RESET。 这种方法可行吗? 如果可以,我该如何在运行时修改 IVT(是否有任何注意事项)?此外,IVT 是否可以包含 MCU 剩余工作生命周期内的生命周期地址(假设指定地址中的数据固定为配置字)? 如果没有,是否有其他方法可以达到同样的目的? 4) 关于设置密码本身 (cust_db_pswd_a) - 我可以通过调试器对此(以及一般的 UTEST OTP 数据)进行编程吗?还是必须由固件来完成? 此致, 哈里什·S Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) 嗨@Hareesh_S 1.是的,发出功能 RESET 足以触发信号生命周期推进过程。 2.一般而言,我不建议使用 RAM 地址作为 LC 配置字。建议将其存储在非易失性存储器中,以确保在 SBAF 尝试读取它时它仍然可用。 3.你的总体目标是可行的;但是,我不建议在运行时修改 IVT。 建议的做法是在生产编程期间在 IVT 中配置生命周期配置地址,并保持其固定不变。当您的应用程序收到所需的 CAN 消息时,它可以简单地将适当的 LC 配置字(例如,0xDADADADA 或 0xBABABABA,具体取决于所需的转换)写入预定义的位置,然后发出功能复位。 4.是的,密码可以通过调试脚本进行编程;不一定需要通过固件进行编程。 但是,在对它或任何其他 UTEST OTP 数据进行编程之前,必须通过写入位于地址 0x40268358 的 PFCBLKU_SPELOCK 寄存器来解锁 UTEST 扇区。 BR,VaneB Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) 你好@VaneB , 很抱歉回复晚了,非常感谢您的澄清!
View full article
2026年版 ベスト個人データ削除サービス:独立機関によるテストと専門家によるランキング上位6社 結論 6か月にわたる実践形式の評価の結果、DeleteMeは 最高の個人データ削除サービスの明確な勝者として浮上しました。750+のブローカーカバレッジと人間のプライバシー専門家を擁し、自動化ツールでは到底及ばない結果を提供します。 個人情報を削除 この2年間、私は数多くのデータ削除サービスを試してみましたが、正直なところ、ほとんどが期待外れでした。私の情報は一時的に消え、数週間後に人検索サイトで再び現れることがありました。まるでお金をドブに捨てたような気分だった。 DeleteMeを知ってから、状況は一変しました。最初は躊躇しましたが、半年間継続して使用した結果、2026年時点で利用できる最高の個人データ削除サービスだと確信しました。信頼できるIncogniの代替サービスを探している場合、またはインターネットから個人情報を完全に削除する方法を知りたい場合は、これが解決策です。 DeleteMeが際立つ理由 永久的な削除:一度限りのクリーンアップを実行する基本的な自動データ削除サービスとは異なり、DeleteMeは継続的な監視を行い、データが再び出現した場合(これは常に発生します)、その都度データを削除します。 人間の介入:ボットが失敗した場合、実際のプライバシー専門家が対応し、抵抗するサイトを管理します。この人的要素こそが、それを真に効果的なデータブローカー削除サービスへと変える要因となるのです。 比類のないカバレッジ:750以上のデータブローカーを監視しており、Incogni(約180ブローカー)のような競合他社やOpteryのような低価格オプションよりもはるかに多い。 透明性の高い報告:四半期ごとの報告書には、発見され、正常に除去された内容が正確に記載されており、文書化された安心感を提供します。 他のトップ6サービスとの比較 公平性を確保するため、調査中に他の人気のあるDeleteMe競合サービスも評価しました。 Incogni:フルオートメーション(~月$6.49)の予算的に堅実な選択肢です。しかし、複雑なシナリオに対する人間のサポートが不足しています。 Optery :スクリーンショットによる確認で視覚的な証明に最適です(月額約3.99ドル)。ただし、その後の対応の積極性はDeleteMeとは一致しない。 Aura :VPN/アンチウイルスとのバンドル削除(月額約12ドル)が可能ですが、専用のブローカーデータベースは限定的です(約100サイト)。 プライバシー Bee:テクノロジーに詳しいユーザー向けに深いカスタマイズを提供します(~月$14.99)、しかし、カジュアルユーザーには複雑すぎる。 Cloaked :既存のデータを削除するのではなく、積極的なエイリアス生成に重点を置いています。代替ではなく、優れた補完機能です。 プレミアム価格は正当化されるのか? DeleteMeは年間10.75ドル/月で、基本的な代替サービスよりも高額です。しかし、人間の専門知識、広範なブローカーネットワーク、そして長期的な情報抑制の保証という組み合わせは、それだけの価値がある。手動での除去は無料だが、膨大な時間がかかり、効果も一時的なものにとどまる。 ウェブ上に個人情報が散乱しているのを見てうんざりしていて、永続的な保護を提供するデータ削除サービスが必要な場合。
View full article
MCXN5xxT (184 VFBGA) 电源时序 - 掉电顺序和 VDD_USB 关于采用 184 VFBGA 封装的 MCX N5xxT 的电源时序问题有两个。 审阅的文件:数据表 MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0(2026 年 8 月 14 日), 第 2.5 节和表 9;硬件设计指南 UG10092 修订版 6.1,混合 电源配置部分。 1. 是否有规定的关机顺序?唯一的关机声明 我找到的是表 9 的脚注 [2],该脚注的前提是工作电压为 1.2 V。 在端口 P2/P3 上。对于工作电压在 1.71 V 至 3.6 V 之间的端口设计 在特定范围内,反向开机是必需的、推荐的还是不必要的? 我特别感兴趣的是诸如电力中断之类的非人为控制事件。 铁路坍塌顺序无法保证。 2. VDD_USB 对系统是否有任何时序要求? 功能域?它出现在评分表中,但没有出现在任何排序规则中。 任一文件。 谢谢。 MCX N 电源 Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB 你好@Kareem-Layous 1.除了您提到的说明中所述的情况外,没有要求的关机顺序。设计系统时,请遵循数据手册中推荐的上电顺序要求。 2. 对于 VDD_USB,没有特殊的上电时序要求。请确保设计符合以下要求: 3. FRDM-MCXN947 板有原理图,您可以参考使用。面向工业物联网解决方案的MCXN947 FRDM 板 | 恩智浦半导体 谢谢! BR 爱丽丝 Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB 您对第 2.5 节和表 9 的审查是正确的,MCXN5xxT 除了 1.2V 脚注外没有强制断电顺序,因此在电压骤降期间,电源轨可能会自由崩溃,但建议添加一个监控器来强制干净地关机,以保护内部状态。在此背景下, Travis TX Property的指导方针可作为将硬件排序与当地功能安全标准相匹配的实用参考,尤其是在处理 USB 功率域时。只要满足其绝对最大额定值,VDD_USB 就可以独立排序。
View full article
MCXN5xxT (184 VFBGA) 電源シーケンス - 電源オフ順序とVDD_USB 184 VFBGAパッケージ内のMCX N5xxTの電源シーケンスについて2つの質問があります。 レビュー対象文書:データシート MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0(2026年8月14日)、 セクション2.5および表9;ハードウェア設計ガイド UG10092 Rev. 6.1、混合版 電源構成セクション。 1. 電源を切る際に必要な手順はありますか?唯一の電源停止声明 1.2V動作を条件とする表9の脚注[2]が見つかります ポートP2/P3で。1.71Vから3.6Vのポートで動作するデザインの場合 射程、パワーアップの逆行は必要ですか、推奨されるべきでしょうか、それとも不要ですか? 特にブラウンアウトのような制御不能なイベント情報に興味があります。 ここでレール崩壊命令は保証されません。 2. VDD_USBはシステムに対して何らかのシーケンス要件がありますか? ドメイン?評価表には記載されていますが、順序付けルールには記載されていません。 どちらの文書でも構いません。 ありがとうございます。 MCX N パワー Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB こんにちは、@Kareem-Layous さん。 1.ご指摘の注記に記載されている条件を除き、電源オフの手順は特に定められていません。システムを設計する際は、データシートに記載されている推奨される電源投入シーケンス要件に従ってください。 2. VDD_USBについては、特別な電源投入シーケンス要件はありません。以下の通りのデザインをお願いします。 3.FRDM-MCXN947基板の回路図が利用可能ですので、参考にしてください。MCXN947 FRDM産業用IoTソリューション委員会 |NXP Semiconductors よろしくお願いします。 BR アリス Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB セクション2.5と表9のあなたのレビューは正しいです。MCXN5xxTには1.2Vの脚注以外に強制的な電源停止命令はないため、ブラウンアウト時にはレールが自由に崩壊することがありますが、内部状態を守るためには監督者の追加がクリーンシャットダウンを強制することが推奨されます。この文脈で、 Travis TX Propertyのガイドラインは、特にUSB電源ドメインを扱う際に、ハードウェアシーケンスをローカルのセーフティ基準と照合するための実用的な参考資料となります。VDD_USBは絶対最大値が守られれば独立してシーケンスできます。
View full article
MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Two questions on power sequencing for MCX N5xxT in the 184 VFBGA package. Documents reviewed: data sheet MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0 (14 Aug 2026), section 2.5 and Table 9; Hardware Design Guide UG10092 Rev. 6.1, mixed supply power configuration section. 1. Is there a required power-down sequence? The only power-down statement I can find is Table 9 footnote [2], which is conditional on 1.2 V operation on Ports P2/P3. For designs operating those ports in the 1.71 V to 3.6 V range, is reverse-of-power-up required, recommended, or unnecessary? I am specifically interested in uncontrolled events such as brownout, where rail collapse order is not guaranteed. 2. Does VDD_USB have any sequencing requirement relative to the system domain? It appears in the ratings tables but in no sequencing rule in either document. Thanks. MCXN Power Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Hello @Kareem-Layous  1. There is no required power-down sequence, except for the condition mentioned in the note you referenced. Please follow the recommended power-up sequencing requirements in the datasheet when designing your system. 2. For VDD_USB, there is no special power-up sequencing requirement. Please ensure design as below: 3. There is a schematic available for the FRDM-MCXN947 board, which you may use as a reference. MCXN947 FRDM Board for Industrial IoT Solutions | NXP Semiconductors Thank you. BR Alice Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Your review of section 2.5 and Table 9 is correct, the MCXN5xxT has no mandatory power‑down order except the 1.2 V footnote, so during a brown‑out the rails may collapse freely, though adding a supervisor to enforce a clean shutdown is advisable to protect internal state. In that context, the guidelines from Travis TX Property serve as a practical reference for matching hardware sequencing with local safety standards, especially when handling USB power domains. VDD_USB can be sequenced independently as long as its absolute‑max ratings are respected.
View full article
IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS Hi, Can I output different sources to a DSI and a dual-channel LVDS at the same time? If this is supported, how to config the settings? I referred to IMX95 Manual and the device-trees, but I can not understand the association between pixel_interleaver , LDB and MIPI-DSI. Thanks. Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS For the normal i.MX95 BSP/device-tree model: do not plan on driving an independent MIPI-DSI display and a dual-channel LVDS display at the same time. The limiting point is the display output routing: the i.MX95 display controller has two independent display output streams, and dual-channel LVDS consumes the two LVDS-side paths, leaving no free input path for MIPI-DSI in the standard configuration . There is one important nuance: an NXP community knowledge-base item mentions i.MX95 triple-display Linux patches for LF-6.6.52-2.2.0 with “1 MIPI DSI + 2 LVDS” support and DTBs named imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-clone.dtb and imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-interleaver.dtb . That should be treated as a specific patched EVK/BSP use case , not as evidence that the unmodified reference manual/device trees support arbitrary independent DSI + dual-channel LVDS routing. The association is roughly: Block Role in the display path Display engines / DPU outputs Produce the two display streams, DISP_IN0 and DISP_IN1 . pixel_interleaver Routes or splits those streams. In bypass mode, DISP_IN0 goes to PL_OUT0 and DISP_IN1 goes to PL_OUT1 ; in interleaver mode, one selected input stream is interleaved while the other input is bypassed . LVDS / LDB / Pixel Mapper The i.MX95 LVDS path receives one or two display-interface streams and drives the LVDS PHYs; the RM describes the Pixel Mapper driving LVDS PHY1 and LVDS PHY2 . Some Linux/device-tree naming may still use “LDB”, but architecturally on i.MX95 this is the LVDS output path behind the pixel interleaver / pixel mapper. MIPI-DSI DSI takes pixel data through the Pixel Link path; the DSI pixel-formatting block converts Pixel Link format to DSI host DPI format, and a DSI pixel-link control field selects the pixel link connected to the DSI host controller . So, for standard configuration: Single-channel LVDS + MIPI-DSI : feasible; one display output path can feed LVDS and the other can feed DSI. Dual-channel LVDS only : feasible; both LVDS channels are used together for the LVDS display. Independent MIPI-DSI + dual-channel LVDS : not supported in the standard routing described by the current evidence; NXP community analysis states that dual-channel LVDS reserves both available DPU output ports, so MIPI-DSI cannot be routed at the same time. For configuration, I would not try to fix this by manually changing pixel_interleaver register values alone. Under Linux, the routing is established by the DRM device-tree graph: the DPU / display pixel link endpoints must connect to either LVDS/LDB or MIPI-DSI endpoints. If the DSI node has no valid upstream endpoint, the driver reports errors such as imx95-mipi-dsi ... No valid input endpoint found . For a supported setup, use the corresponding BSP DTB/overlay: LVDS-only: use the LVDS DTB for the intended LVDS channel/mode. DSI-only: use the DSI panel/bridge DTB. Single-LVDS + DSI: route one pixel-link output to LVDS and the other to DSI. Triple-display / DSI + 2 LVDS: start from the NXP LF-6.6.52-2.2.0 triple-display patch set and its provided DTBs, if that patch set matches your BSP and EVK baseline. Bottom line: with the normal i.MX95 BSP, use either dual-channel LVDS or DSI + single-channel LVDS; for DSI plus two LVDS outputs, use the specific NXP triple-display patch flow rather than trying to derive it from the RM registers alone. Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS Thanks for answering me. I learned a lot. This feature is not necessary. The reason why I want to do this is my target board has these two interface 2ch-lvds and mipi-dsi, but I don't like to reset fdtfile whenever I need to change the display to do testing. Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS Are there any official documents released by NXP for independent tripple display support?
View full article
Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) Hello, I have a few queries regarding the sequence to lock debug access when HSE is not used, specifically with regard to the life cycle advancement process. 1) After writing the configuration word to the life cycle configuration address in the IVT, will a functional reset(SW_FUNC) be sufficient to advance the life cycle or would I require a destructive reset (SW_DEST)? 2) If a functional reset is sufficient to advance the life cycle, can the life cycle configuration address configured in the IVT be a RAM address? 3) I want my application to conditionally lock the debug access port (let's say the application should only set the password and advance the life cycle once it receives a specific CAN message). Additionally I do not want to block/reserve a whole sector of flash just to set the configuration word to advance the life cycle of the MCU - As such, instead of permanently setting the LC configuration address in the IVT and writing 0xDADADADA/0xBABABABA to said address when I want to advance the life cycle, I was wondering if I could embed the configuration word as part of my application at a fixed address, and whenever the application decides to restrict debug access, the application could modify the IVT to set the life cycle configuration address and initiate a reset. Is this approach feasible? If yes, how can I go about modifying the IVT in runtime(are there any precautions I must take)? Additionally, is it okay for the IVT to contain the life cycle address for the remainder of the MCU's operating lifetime (assuming the data in the specified address is fixed to the configuration word) If no, are there alternate suggestions to achieve the same? 4) Regarding setting the password itself (cust_db_pswd_a) - Can I program this (and UTEST OTP data in general) via a debugger or must the firmware do it? With regards, Hareesh S  Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) Hi @Hareesh_S  1. Yes, issuing a functional reset is sufficient to trigger the life cycle advancement process. 2. In general, I would not recommend using a RAM address for the LC configuration word. It is recommended to store it in non-volatile memory  to ensure that it remains available when the SBAF attempts to read it. 3. Your overall goal is feasible; however, I would not recommend modifying the IVT at runtime. A recommended approach would be to configure the life cycle configuration address in the IVT during production programming and keep it fixed. When your application receives the required CAN message, it can simply write the appropriate LC configuration word (for example, 0xDADADADA or 0xBABABABA, depending on the desired transition) to the predefined location and then issue a functional reset. 4. Yes, the password can be programmed using a debugger script; it does not need to be programmed exclusively by the firmware. However, before programming it or any other UTEST OTP data, it is necessary to unlock the UTEST sector by writing to the PFCBLKU_SPELOCK register located at address 0x40268358. BR, VaneB Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) Hello @VaneB, Apologies for the delayed response, and much thanks for the clarification!
View full article
Best Personal Data Removal Services 2026: Top 6 Independently Tested & Expert-Ranked The Bottom Line After 6 months of hands-on evaluation, DeleteMe emerges as the clear winner among best personal data removal services. With 750+ broker coverage and human privacy experts, it delivers results that automated tools simply can't match. DELETEME Remove Your Personal Info Over the last two years, I've experimented with numerous data removal services, and frankly, most were disappointing. My details would vanish temporarily, only to resurface on people-search sites weeks later. It felt like throwing money away. That changed when I discovered DeleteMe. Initially hesitant, but after half a year of consistent use, I'm convinced it's the best personal data removal service available in 2026. If you're searching for credible Incogni alternatives or trying to figure out how to remove personal information from internet permanently, this is your solution. Why DeleteMe Stands Out Permanent Suppression: Unlike basic automated data removal services that perform one-off cleanups, DeleteMe provides ongoing monitoring and re-removal whenever your data resurfaces (which happens constantly). Human Intervention: When bots fail, actual privacy specialists step in to handle resistant sites. This human element is what transforms it into a truly effective data broker removal service. Unmatched Coverage: They monitor 750+ data brokers—significantly more than competitors like Incogni (~180 brokers) or budget options like Optery. Transparent Reporting: Quarterly reports show exactly what was found and successfully removed, providing documented peace of mind. How Other Top 6 Services Compared To ensure fairness, I evaluated other popular DeleteMe competitors during my research: Incogni: Solid budget choice for full automation (~$6.49/mo), but lacks human support for complicated scenarios. Optery: Excellent for visual proof with screenshot confirmations (~$3.99/mo), though follow-up aggressiveness doesn't match DeleteMe. Aura: Bundles removal with VPN/antivirus (~$12/mo), but its dedicated broker database is limited (~100 sites). Privacy Bee: Offers deep customization for tech-savvy users (~$14.99/mo), but overly complex for casual users. Cloaked: Focuses on proactive alias generation rather than removing existing data—good complement, not replacement. Is the Premium Price Justified? At $10.75/month annually, DeleteMe costs more than basic alternatives. However, the combination of human expertise, massive broker coverage, and guaranteed long-term suppression makes it worthwhile. Manual removal is free but consumes countless hours and yields temporary results. If you're exhausted from seeing your personal information scattered across the web and need a data removal service that delivers lasting protection.
View full article
IMX95:MIPI DSIとデュアルチャネルLVDSを搭載したディスプレイ こんにちは、 DSIとデュアルチャンネルLVDSの両方に異なるソースを同時に出力することはできますか? これがサポートされている場合、設定方法はどのようにすればよいですか? IMX95マニュアルとデバイスツリーを参照しましたが、pixel_interleaver、LDB、MIPI-DSIの関連性が理解できません。 ありがとう。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS 通常のi.MX95 BSP/デバイスツリーモデルの場合、独立したMIPI-DSIディスプレイとデュアルチャネルLVDSディスプレイを同時に駆動する計画はありません。 制限点は表示出力のルーティングです。i.MX95ディスプレイコントローラは2つの独立した表示出力ストリームを持ち、デュアルチャネルLVDSは2つのLVDS側パスを消費するため、標準構成ではMIPI-DSI用の空き入力パスがありません。 重要なニュアンスがあります。NXPコミュニティ知識ベース項目では、LF-6.6.52-2.2.0向けのi.MX95トリプルディスプレイLinuxパッチ(「1 MIPI DSI + 2 LVDS」対応)と、imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-clone.dtb という名前のDTBが挙げられていますおよび imx95-19x19-evk-triple-display-lvds-interleaver.dtb 。これは 特定のパッチ適用済みEVK/BSPユースCASE として扱うべきであり、未修正の リファレンス・マニュアル やデバイスツリーが任意の独立したDSI + デュアルチャネルLVDSルーティングをサポートしている証拠としては扱うべきではありません。 その関連性は概ね以下の通りである。 ブロック 表示パスにおける役割 ディスプレイエンジン/DPU出力 2つの表示ストリーム、DISP_IN0とDISP_IN1を生成します。 ピクセルインターリーバー これらのストリームをルーティングまたは分割します。バイパスモードでは、DISP_IN0 は PL_OUT0 に、DISP_IN1 は PL_OUT1 に送られます。インターリーバモードでは、選択された入力ストリームの 1 つがインターリーブされ、もう 1 つの入力はバイパスされます。 LVDS / LDB / ピクセルマッパー i.MX95 LVDSパスは1つまたは2つのディスプレイインターフェースストリームを受け取り、LVDS PHYを駆動します。RMはLVDS PHY1およびLVDS PHY2を駆動するピクセルマッパーを記述しています。Linuxやデバイスツリーの命名方法では「LDB」を使うこともありますが、i.MX95のアーキテクチャ上、これはピクセルインターリーバー/ピクセルマッパーの背後にあるLVDSの出力パスです。 MIPI-DSI DSIはピクセルリンクパスを通じてピクセルデータを処理します。DSIピクセルフォーマットブロックはピクセルリンクフォーマットをDSIホストDPIフォーマットに変換し、DSIピクセルリンク制御フィールドはDSIホストコントローラにコネクテッドされたピクセルリンクを選択します。 標準的な構成の場合: シングルチャネルLVDS + MIPI-DSI:実現可能;一方の表示出力パスはLVDSに、もう一方はDSIに供給可能です。 デュアルチャネルLVDSのみ:実現可能;両方のLVDSチャネルはLVDS表示のために一緒に使用されます。 独立したMIPI-DSI + デュアルチャネルLVDS:現在の証拠で説明されている標準ルーティングにはサポートされていません。NXPコミュニティの分析によると、デュアルチャネルLVDSは利用可能なDPU出力ポートの両方を予約するため、MIPI-DSIを同時にルーティングすることはできません。 設定に関しては、pixel_interleaverレジスタの値だけを手動で変更してこの問題を解決しようとはしない方が良いでしょう。Linuxでは、ルーティングはDRMデバイスツリーグラフによって確立されます。DPU/ディスプレイピクセルリンクエンドポイントはLVDS/LDBまたはMIPI-DSIのいずれかに接続する必要があります。DSIノードに有効な上りエンドポイントがない場合、ドライバはimx95-mipi-dsi ...などのエラーを報告します。有効な入力エンドポイントは検出されません。サポートされている設定の場合は、対応するBSP DTB/オーバーレイを使用してください。 LVDS専用:意図されたLVDSチャネル/モードにLVDS DTBを使用します。 DSI専用:DSIパネル/ブリッジDTBを使用してください。 シングルLVDS + DSI: 一方のピクセルリンク出力をLVDSに、もう一方をDSIにルーティングします。 トリプルディスプレイ / DSI + 2 LVDS: NXP LF-6.6.52-2.2.0 トリプルディスプレイパッチセットと付属の DTB から始めてください。ただし、そのパッチセットが BSP および EVK のベースラインと一致する場合に限ります。 結論として、通常のi.MX95 BSPでは、デュアルチャネルLVDSまたはDSI + シングルチャネルLVDSのいずれかを使用します。DSIと2つのLVDS出力の場合は、RMレジスタだけから導き出すのではなく、特定のNXPトリプルディスプレイパッチフローを使いましょう。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS ご回答ありがとうございます。私は多くのことを学びました。 この機能は必要ありません。これをやりたい理由は、ターゲットボードには2ch-lvdsとmipi-dsiの2つのインターフェースがあるのですが、ディスプレイをテストするために毎回fdtfileをリセットしたくないからです。 Re: IMX95: Displays with a MIPI DSI and a dual-channel LVDS NXPが独立したトリプルディスプレイサポートに関する公式文書を公開しているのでしょうか?
View full article
LCの進角に関する問い合わせ(S32K3、HSEなし) こんにちは、 HSEが使われていない場合にデバッグアクセスをロックする順序について、特にライフサイクルの進展プロセスに関していくつか質問があります。 1) IVTのライフサイクル構成アドレスに設定ワードを書き込んだ後、機能リセット(SW_FUNC)でライフサイクルを進めるのに十分でしょうか、それとも破壊的なリセット(SW_DEST)が必要でしょうか? 2) 機能リセットだけでライフサイクルが進むのに十分であれば、IVTで設定されたライフサイクル構成アドレスはRAMアドレスとして機能するのでしょうか? 3) アプリケーションが条件付きでデバッグアクセスポートをロックしたい(例えば、特定のCANメッセージを受け取ってからパスワードを設定し、ライフサイクルを進めるとします)。さらに、設定ワードを設定するためにフラッシュのセクター全体をブロック・予約したくありません。そのため、IVT内でLCの設定アドレスを恒久的に設定し、ライフサイクルを進めたいときにそのアドレスに0xDADADADA/0xBABABABAを書き込む代わりに、設定ワードを固定アドレスに組み込み、アプリケーションがデバッグアクセスを制限した際にIVTを修正してライフサイクル設定アドレスを設定しリセットを開始できるかどうかを考えています。 このアプローチは実現可能だろうか? もしそうなら、実行時にIVTをどうやって修正すればいいですか?(注意すべき注意点はありますか)さらに、指定アドレス内のデータが設定ワードに固定されていると仮定した場合、MVUの残りのライフサイクルアドレスをMCUの動作期間中に保持しても問題ないでしょうか? もしなければ、同じように達成するための代替案はありますか? 4) パスワード設定自体について(cust_db_pswd_a) - これはデバッガでプログラムできるのか、それともファームウェアがやらなければならないのか? よろしくお願いいたします。 ハリーシュS Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) こんにちは、 @Hareesh_S さん。 1.はい、機能リセットを実行するだけでライフサイクル進行プロセスが開始されます。 2.一般的に、LC構成ワードにRAMアドレスを使用することはお勧めしません。SBAFが読み取ろうとした際に確実に利用できるように、不揮発性メモリに保存することをお勧めします。 3.あなたの全体的な目標は実現可能ですが、実行時にIVTを変更することはお勧めしません。 推奨される方法は、本番プログラミング中にIVTでライフサイクル構成アドレスを設定し、それを固定しておくことです。アプリケーションが必要なCANメッセージを受け取った場合、適切なLC構成ワード(例えば、遷移に応じて0xDADADADAまたは0xBABABABA)をあらかじめ定義された場所に書き込み、機能リセットを発行するだけで済みます。 4. はい、パスワードはデバッガスクリプトを使ってプログラム可能です。ファームウェアだけでプログラムする必要はありません。 ただし、UTEST OTPデータやその他のデータをプログラムする前に、アドレス0x40268358にあるPFCBLKU_SPELOCKレジスタに書き込むことでUTESTセクターのロックを解除する必要があります。 BR、VaneB Re: Query regarding LC advancement (S32K3, No HSE) こんにちは、 @VaneB さん。 返信が遅くなり申し訳ありません。ご説明いただき、誠にありがとうございます!
View full article
2026年最佳个人数据清除服务:经独立测试和专家排名的前6名 底线 经过 6 个月的实际评估,DeleteMe 脱颖而出,成为最佳个人数据删除服务中的明显赢家。凭借 750 多家经纪商的覆盖范围和人工隐私专家,它能够提供自动化工具根本无法比拟的结果。 DELETEME 删除您的个人信息 过去两年里,我尝试过很多数据删除服务,坦白说,大多数都令人失望。我的信息会暂时消失,但几周后又会在人脉搜索网站上重新出现。感觉就像在扔钱。 自从我发现了 DeleteMe 之后,一切都改变了。起初我还有些犹豫,但经过半年的持续使用,我确信它是 2026 年最好的个人数据删除服务。如果您正在寻找可靠的Incogni 替代方案,或者想了解如何永久地从互联网上删除个人信息,那么这就是您的解决方案。 为什么 DeleteMe 脱颖而出 永久删除:与执行一次性清理的基本自动数据删除服务不同,DeleteMe 提供持续监控,并在您的数据再次出现时(这种情况会不断发生)重新删除数据。 人工干预:当机器人失效时,真正的隐私专家会介入处理难以识别的网站。正是这种人为因素,使其转变为真正有效的数据经纪人清除服务。 无与伦比的覆盖范围:他们监测 750 多个数据经纪商——远远超过 Incogni(约 180 个经纪商)等竞争对手或 Optery 等预算选项。 透明报告:季度报告准确显示已发现和成功清除的内容,提供有据可查的安心保障。 与其他六大顶级服务相比 为了确保公平性,我在研究过程中还评估了其他一些热门的DeleteMe竞争对手: Incogni :经济实惠的全自动解决方案之选(每月约 6.49 美元),但在复杂情况下缺乏人工支持。 Optery :非常适合提供带屏幕截图确认的视觉证据(约3.99美元/月),虽然后续的攻击性与 DeleteMe 不符。 Aura :捆绑 VPN/杀毒软件移除(每月约 12 美元),但其专用的经纪商数据库有限(约 100 个网站)。 Privacy Bee :为精通技术的用户提供深度定制服务(约14.99美元/月),但对于普通用户来说过于复杂。 Cloaked :专注于主动生成别名,而不是删除现有数据——是很好的补充,而不是替代品。 高价合理吗? DeleteMe 的年费为每月 10.75 美元,比基本替代方案更贵。然而,人类的专业知识、庞大的经纪人覆盖范围以及长期抑制的保证相结合,使其成为值得的。手动清除虽然免费,但耗时费力,而且效果只是暂时的。 如果您厌倦了看到自己的个人信息散落在网络上,并且需要一种能够提供持久保护的数据删除服务。
View full article
S32K3xx Development Package Installation and Dependency Issues in S32 Design Studio 3.6.11 Hello, Just going to preface this post with the fact that I used AI to format the post for clarification and readability. I am currently setting up S32 Design Studio 3.6.11 to develop firmware for the S32K311 microcontroller. However, I have been having issues installing the S32K3xx Development Package. Issues Encountered: I have been unable to find a working update site for the S32K3xx Development Package. When attempting to uninstall the package, I received the following message: "S32K3xx development package" cannot be fully uninstalled because other installed software requires it. The parts that are not required will be uninstalled. Steps I Have Tried: I spoke with the NXP website's AI assistant, which recommended the following steps: Uninstall the S32K3xx FS26 AUTOSAR RTD extension. Restart S32 Design Studio. Uninstall the S32K3xx Development Package. Restart S32 Design Studio. Reinstall the development package, followed by the FS26 RTD extension. After removing the FS26 extension, I used the Reinstall option for the S32K3xx Development Package within S32 Design Studio. However, this option only uninstalled the development package and did not reinstall it. To clarify, I selected Reinstall, not Uninstall. The IDE automatically started the uninstall process but never completed the reinstallation. Error When Installing Through the IDE: I also tried manually installing the development package through the IDE using the NXP update site but received the following error: (the post doesn't allow the invalid url so I will be attaching the photo) Questions: Is there a working update site or downloadable ZIP file for the S32K3xx Development Package? Why would the Reinstall option uninstall the package without reinstalling it? How can I resolve the repository error shown above? Is there a recommended way to perform a clean installation of the development package? Additional Note: I have not attempted a full reinstallation of S32 Design Studio because I am using a company-managed computer. Reinstalling the IDE requires IT permissions and would likely take several days to complete. Because of this, I would prefer to resolve the issue without reinstalling the entire IDE, if possible. Any help would be appreciated. Thank you! Re: S32K3xx Development Package Installation and Dependency Issues in S32 Design Studio 3.6.11 Hi @BakeAndShake  From the behavior observed, it seems that access to the update sites may be restricted by a firewall, proxy configuration, or another network security policy. Could you please check this with your IT team to confirm whether access to these repositories is allowed? Also, if possible, could you try the installation on a different machine? This would help us determine whether the issue is related to the current PC configuration. BR, VaneB
View full article
PCA9306DC1Z is NRND, any P2P option? Hi Team, Currently, I'm using PCA9306DC1Z, which is NRND, can you recommend a p2p option for my new design? Thank you. Kind Regards, Boler I2C Level Shifters Re: PCA9306DC1Z is NRND, any P2P option? Hi Bo, The PCA9306DC1Z (VSSOP8) is confirmed NRND and there is currently no active NXP replacement in the same VSSOP8 package. However, the following active PCA9306 variants are available — same electrical functionality, but requiring a PCB layout change: BRs, Tomas
View full article
SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hello NXP Support Team, I am investigating an SPDIF issue using the MIMXRT1170-EVKB development board. The project is based on the official NXP SDK spdif_edma_transfer example. Test configuration: - Board: MIMXRT1170-EVKB - Core: Cortex-M4 - SPDIF input: J46 (GPIO_AD_15) - SPDIF output: J45 (GPIO_AD_16) - Sample rate: 48 kHz - Transfer method: eDMA - Mode: Continuous SPDIF input-to-output forwarding Observed issue: The SPDIF input signal is received successfully. The DPLL locks correctly, and SPDIF transmission starts. However, jitter is observed in the SPDIF output signal. Expected behavior: The SPDIF output should reproduce the received SPDIF audio signal with stable timing. I have prepared a complete modified SDK demo project that reproduces this issue. Could an NXP engineer review the project and help identify the cause of the SPDIF output jitter? I would also like to know whether I can attach the complete project ZIP file to this discussion. Thank you for your support. Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , Thanks for your reaching out! Could you please provide the SDK version number? Additionally, if possible, please share a minimal reproducible project based on the latest version of the SDK. It would also be helpful to attach the waveform of the jitter you observed. This will assist us in reproducing the issue and identifying the cause. Thanks in advance! Best regards, Gavin Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example thanks  please refer to the spdif.pdf ,and mp4 file , something wrong with my NXP account, if you need the test code ,please give me your emal address   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example files are attached Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , Thanks for your attached file. However, I cannot address the issue without the application code. If possible, could you please submit a ticket through the official channel? This way, any code or minimal reproduction project you upload will remain private and inaccessible to external users. Link: https://support.nxp.com/s/ Thanks! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example I’m unable to submit this attachment because the system says “Case creation disabled.” I also contacted NXP by email, but the issue still seems unresolved. Is there another way to submit it? @Gavin_Jia  Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , I am not sure why you are unable to create an SFDC ticket on your end. However, you can try contacting an online sales representative via the official website by clicking the button shown in the image below: Link: www.nxp.com They will be able to assist you with your account issues or help you create an SFDC ticket. Thank you! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi , Thanks for the attachments.  After reviewing your CM4/CM7 code and the SPDIF drivers, we believe the problem is not jitter generated by the SPDIF transmitter itself. It is most likely caused by clock-domain mismatch between RX and TX in your forwarding design. 1. RX and TX run on two independent clocks RX follows the external source. The DPLL recovers its timing from the incoming SPDIF stream on J46. TX uses the local clock. With STC[TxClk_Source] = 001 , the transmitter is clocked from SPDIF_CLK_ROOT , which your code derives from the Audio PLL. DPLL lock only means the receiver is tracking the input. It does not make TX follow the input clock. 2. Consequence for continuous forwarding Both sides are nominally 48 kHz, but the source clock and the local PLL are not exactly equal. In RX → memory → TX forwarding without rate matching, this small frequency difference gradually consumes the buffer margin. Over time this leads to periodic sample drops or repeats, followed by TX FIFO underrun or overrun.  3. The error-recovery code makes it worse On a TX FIFO error, the ISR aborts TX only, then sets emptyBlock = BUFFER_NUM . However, RX transfers are still in flight, and txIndex / rxIndex are not reset. The buffer bookkeeping then no longer matches the real DMA state. Queued TX blocks are skipped, and the TX/RX distance after restart becomes arbitrary, so the next failure can come sooner. Also, kSPDIF_RxFIFOError is handled in the ISR but never enabled. And here is our suggestions for your application: Add rate matching. Use ASRC between SPDIF RX and the TX clock domain (see NXP AN14631) Rewrite error recovery so that it stops both RX and TX, clears both driver queues and all buffer indexes, then restarts with a pre-filled buffer. Discard the first 192 frames after DPLL lock, as required by RM §59.5. For quick isolation, try hardware feed-through ( SCR[TxSel] = 001 ). If the output is clean in this mode, the board and measurement chain are fine, and the issue is in the software forwarding path. Hope that helps! Best regards, Gavin Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example attached the project ,based on the newest SDK,  RAM download ,if you have any question ,please email [email protected]   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example You were right. I changed the clock source on the test equipment and configured it to stay synchronized with the SPDIF clock. After that, the jitter disappeared. Thank you. If I encounter any further issues with SPDIF or anything else, I will contact you again.
View full article
DDR4搭載のiMX8 Mini / Nano こんにちは! iMX8 MiniとNanoの両方に対応した基板を設計しています。 DDR4メモリチップを採用しています。NanoのDDRコントローラは16倍の速度で、1つのチップは、 Miniは16倍/32倍なので、1つか2つのチップで選べます。 16xの場合、チップの1つが未実装であることを考えると、最適なルーティングは 戦略は、短時間で終了するフライバイ方式である。これを確認していただけますか? 一方のチップを16倍モードで使用し、もう一方のチップを未実装にする場合、 このチップはチェーンの中央に配置するのが良いでしょう(マイクロプロセッサとメモリの長さの比率を最小限に抑えるため)。 あるいは、終端付近(スタブを終端まで最小限に抑える)でしょうか? 2つのDDR4チップを搭載したiMX8 Miniのリファレンスデザインはありますか? よろしくお願いします。 アンドレア Re: iMX8 Mini / Nano with DDR4 こんにちは、 フライバイトポロジーの設計ガイドはなく、Tトポロジーの使用が推奨されています。 2つのDDRを持つ8M Mini DDR4 EVKの設計ファイルを参照 i.MX。https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/8MMINILPD4-EVK?gad_source=1&gad_campaignid=24046353493&gbraid=0AAAAA_oV6rR712b8UskLZlbqeYOCaD5hO&gclid=EAIaIQobChMI8N6O9pfGlwMVOhloAR1cWTZ8EAAYASAAEgLoi_D_BwE Re: iMX8 Mini / Nano with DDR4 こんにちは、 残念ながら、Tトポロジーは、アンピュレートチップをサポートする場合には使えません。 フライバイを試してみます。 よろしくお願いします。 アンドレア
View full article
キーフォブ/スマートカードでのみログインできます 私は製造会社で働いており、従業員が部品図面を見たり、タスク完了のサインをしたりできるように、工場の現場にPCを設置しようと考えています。できるだけ手間を軽くしつつ、誰がタスクにサインしたかの記録も残したいため、従業員がすでに持っているアクセスコントロールバッジを使ってドアへのアクセスや出退勤をする最適な方法を検討しています。もしそれが現実的でなければ、従業員が物理的なトークンでログインし、キーボードやマウスに触れることなく、ユーザー名やパスワードを覚える必要もない、他の選択肢も検討しています。スマートカードについて調べてみましたが、PINコードが必要なようで、できれば避けたいと思っています。私たちは固有のセキュリティリスクを理解しており、これらのデバイスは特定のタスクしか実行できず、ネットワークの他の部分にアクセスできないようにロックダウンされます。 モバイルのスマートカード Re: Login with keyfob/smartcard only MIFARE DESFire EV3をおすすめします。 こちらのウェブページはこちらです:MIFARE DESFire EV3 |セキュア非接触IC |NXP Semiconductors Re: Login with keyfob/smartcard only NXPの担当者を困らせるかもしれないが、指紋リーダーを内蔵したFIDO2キートークンを提案してみようと思う。ほとんどのOSはFIDO2を自然にサポートするか、簡単にインストールできるプラグインで対応しています。 トークンに指紋認証機能を追加することで、トークンを特定の人物に紐付けつつも、非常にスムーズに動作させることができる。トークンの形式は、クレジットカード型とドングル型がある。前者は通常、コンタクト・リーダまたはNFCリーダーのいずれかで動作し、後者は通常USBトークン、非接触トークン、またはコンボのいずれかです。
View full article
仅可使用钥匙扣/智能卡登录 我在一家制造公司工作,我们正在考虑在车间配备个人电脑,以便员工能够查看零件图纸、确认任务完成情况等等。由于我们希望尽可能减少员工的痛苦,但又要记录谁签署了任务,因此我们正在寻找最佳方式,让员工使用他们已有的门禁卡来开门和打卡。如果这不可行,我们当然愿意考虑其他方案,让员工可以使用某种物理令牌登录,而无需接触键盘或鼠标,更不用说记住用户名和密码了。我研究过智能卡,但它们似乎需要输入密码,而我们希望尽可能避免使用密码。我们了解其中固有的网络安全风险,这些设备将被锁定,只能执行特定任务,而不能访问网络的其他部分。 移动设备上的智能卡 Re: Login with keyfob/smartcard only 我建议使用 MIFARE DESFire EV3。 以下是网页链接: MIFARE DESFire EV3 | 安全免接触式集成电路 | 恩智浦半导体 Re: Login with keyfob/smartcard only 我打算惹恼恩智浦半导体的人,建议他们采用带有指纹识别器的FIDO2密钥令牌。几乎所有操作系统都原生支持 FIDO2,或者可以通过轻松安装的插件支持。 在令牌上添加指纹读取器,可以实现令牌与特定人员的绑定,同时还能保持相当流畅的运行。令牌格式分为信用卡格式和加密狗格式。前者通常可与接触式读卡器或 NFC 读卡器配合使用——后者通常是 USB 令牌、免接触式令牌或二者的组合。
View full article
NXP SDKを用いたSPDIF出力ジッター spdif_edma_transfer MIMXRT1170-EVKBでの こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私はSPDIFの問題を調査しています。 MIMXRT1170-EVKB開発ボード。 このプロジェクトは公式のNXP SDKに基づいています spdif_edma_transfer例です。 テスト構成: - 取締役会:MIMXRT1170-EVKB - コア:Cortex-M4 - SPDIF入力:J46(GPIO_AD_15) - SPDIF出力:J45(GPIO_AD_16) - サンプリングレート:48 kHz - 転送方法:eDMA - モード:連続的なSPDIF入力-出力転送 確認された問題: SPDIF入力信号は正常に受信されました。 DPLLが正しくロックされ、SPDIF伝送が開始されます。 しかしながら、SPDIF出力信号にはジッターが観測される。 期待される行動: SPDIF出力は受信したものを再現すべきです 安定したタイミングのSPDIFオーディオ信号。 私は完全な修正SDKデモプロジェクトを準備しました この問題を再現しています。 NXPのエンジニアがプロジェクトを確認して助けてもらえますか? SPDIF出力ジッターの原因を特定しますか? また、アタッチしてもよいかも知りたいです この議論のための完全なプロジェクトZIPファイル。 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 ご連絡いただきありがとうございます! SDKのバージョン番号を教えていただけますか?また、可能であれば最新バージョンのSDKに基づく最小限の再現可能なプロジェクトを共有してください。観測されたジッターの波形を添付していただけると助かります。これは、問題の再現と原因特定に役立ちます。 よろしくお願いいたします! よろしくお願いします、 ギャビン Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example よろしくお願いします。 spdif.pdfとmp4ファイルを参照してください。NXPアカウントに何か問題があります。テストコードが必要な場合は、メールアドレスを教えてください。 Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example ファイルが添付されています Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 添付ファイルありがとうございます。 しかし、アプリケーションコードなしでは問題に対処できません。可能であれば、公式のチャネルを通じてチケットを提出していただけませんか?こうすることで、アップロードしたコードや最小限の複製プロジェクトはプライベートなままで、外部ユーザーにはアクセスできません。 リンク: https://support.nxp.com/s/ よろしくお願いします! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example この添付ファイルは「CASE作成が無効」と表示されるため、提出できません。また、NXPにもメールでお問い合わせしましたが、問題はまだ解決していないようです。他に提出する方法はありますか?@Gavin_Jia Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 お客様側でSFDCチケットを作成できない理由が分かりません。しかし、下の画像にあるボタンをクリックして、公式ウェブサイトからオンライン営業担当者に連絡を試みることができます。 リンク: www.nxp.com アカウントに関する問題の解決や、SFDCチケットの作成をお手伝いいたします。ありがとう! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example プロジェクトを添付しました。最新のSDKを基にしたRAMダウンロードです。ご質問があればメール でお問い合わせください [email protected]   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 添付ファイルありがとうございます。 CM4/CM7のコードとSPDIFドライバーを確認した結果、問題はSPDIFトランスミッタ自体が生じているジッターではないと考えています。これはおそらく、転送デザインにおけるRXとTXのクロックドメインの不一致が原因です。 1. RXとTXはそれぞれ独立したクロックで動作する。 RXは外部ソースに従います。DPLLは、J46で受信したSPDIFストリームからタイミングを復元します。 TXはローカルクロックを使用します。 STC[TxClk_Source] = 001 の場合、トランスミッタは SPDIF_CLK_ROOT からクロックされます。これはあなたのコードがオーディオ PLLから派生します。 DPLLロックはレシーバが入力を追尾していることを意味します。TX信号が入力クロックに追従するようにはならない。 2. 継続的な転送による影響 両側とも公称48kHzですが、ソースクロックとローカルPLLは厳密には一致していません。レートマッチングを行わないRX→メモリ→TX転送では、このわずかな周波数差が徐々にバッファマージンを消費します。時間が経つにつれて、これは周期的なサンプルの欠落または重複につながり、続いてTX FIFOのアンダーランまたはオーバーランが発生する。 3. エラー回復コードが事態を悪化させる TX FIFO エラーが発生すると、ISR は TX のみを中止し、 emptyBlock = BUFFER_NUM を設定します。しかし、RX転送はまだ進行中であり、 txIndex / rxIndex はリセットされません。すると、バッファの記録は実際のDMAの状態と一致しなくなります。キューに入ったTXブロックはスキップされ、再起動後のTX/RX距離は任意になるため、次の故障がより早く起こる可能性があります。また、 kSPDIF_RxFIFOError はISRで処理されますが、有効化されることはありません。 そして、あなたの応募に関する私たちの提案は以下の通りです: レートマッチング機能を追加する。SPDIF RXとTXクロックドメインの間にはASRCを使用してください(NXP AN14631を参照)。 エラーリカバリーを書き直 して、RXとTXの両方を停止し、両方のドライバーキューとすべてのバッファインデックスをクリアし、その後、あらかじめ埋められたバッファで再起動します。 RM §59.5の規定に従い、 DPLLロック後の最初の192フレームを破棄します。 迅速なアイソレータを狙うなら、ハードウェアフィードスルー( SCR[TxSel] = 001 )を試してみてください。このモードで出力がクリーンであれば、基板と計測チェーンは問題なく、問題はソフトウェアの転送経路にあります。 お役に立てば幸いです! よろしくお願いします、 ギャビン Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example あなたの言う通りでした。試験装置のクロックソースを変更し、SPDIFクロックと同期するように設定しました。その後、ジッターは消えた。ありがとう。 もしSPDIFや他の問題があれば、再度お問い合わせいたします。
View full article
S32K311 HSE_B ASB:生のセキュアリカバリーアプリケーション用のADKP由来GMAC生成 こんにちは、NXPサポートの皆さん、 私たちはHSE_Bを搭載したS32K311を使用しています。プライマリブートローダーはAES-CMAC認証のSecure Memory RegionとCore Reset エントリを持つAdvanced Secure Boot(ASB)を使用しています。UIDを多様化したADKPmは既にプログラムされており、セキュアリカバリが有効になっています。 既存のADKPを変更したり、ホストがアクセス可能なメモリに派生署名キーを保持したりせずに、ファームウェアアップデート後に交換用のSecure Recovery Applicationの認証データを再生成する必要があります。 リカバリーアプリケーションはCortex-M7ベクターテーブルから始まります。その配置は以下の通りです: 地域住所 回復IVT 0x00480000 リカバリーアプリケーションベクターテーブルとコードは0x00482000から始まります リカバリーIV、12バイト0x0049FFE4–0x0049FFEF リカバリーGMAC、16バイト 0x0049FFF0–0x0049FFFF IVTに別途署名することは成功します。しかし、生のリカバリーアプリケーションのベクターテーブルアドレスをHSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_SIGNに送信するとHSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM返されます。このリクエストはinTagLength = 28とシステムSRAM内の出力バッファを使用します。 S32K311 HSE_Bでは、UIDに多様化されたADKPmがすでにプログラムされ、Secure Recoveryが有効になっている場合、ホストは生のSecure Recovery アプリケーションのためにどのようにして12バイトのIVおよび16バイトのGMACを生成できるのでしょうか?HSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_SIGN pInImage が Cortex-M7 ベクトルテーブルを指すと HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM を返します。 内部で生成されたADKPを使用してセキュアリカバリGMACを生成し、その鍵を公開しないHSEサービスはありますか?そうでない場合、GMACは外部で生成する必要があるのでしょうか? さらに、IVTセキュアリカバリの長さには12バイトのIVが含まれますか?また、具体的にどのバイトが認証されるのでしょうか? ありがとう。 Re: S32K311 HSE_B ASB: Generating ADKP-derived GMAC for a raw Secure Recovery Application こんにちは、 @sameer_chawla さん 以前、マニュアルに安全な復旧プロセスに関する誤った記述がありました(おそらく2.3という古いバージョンで、現在は更新されています)。それ以降、私は以下の追加メモを作成しました。これらは、どのように実施すべきかをまとめたものです。 セキュアリカバリイメージにAppBLヘッダー形式を追加しないでください セキュアリカバリイメージの「最初の実行可能バイト」とは、そのベクターテーブルの開始アドレスを意味します。イメージにはブートヘッダー/IVTは不要です。 セキュアリカバリイメージのGMAC生成にはHSE_SRV_ID_BOOT_DATA_IMAGE_SIGNサービスを使用しないでください IVはお客様が指定し、GMACもお客様が生成すべきです(OpenSSLのような一般的なツールやHSEの別のアプリケーションプロジェクトで)。 お客様がGMACを計算する前に、12バイトのIVを画像側に追加し、その長さ(12バイト)も画像サイズに加算する必要があります GMAC計算にはAES-128(ADKP)は使わないでください。それではなく、HSE Firmwareのリファレンスマニュアルの図11に示されているように、AES-256(ADKP-Hash256)を使ってGMACを計算してください。2.8. マニュアルには「2.6.1.3.1」と明記されています。「セキュアリカバリーモード」: よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: S32K311 HSE_B ASB: Generating ADKP-derived GMAC for a raw Secure Recovery Application こんにちは、 @lukaszadrapa さん。 迅速なご返信ありがとうございます。 その後、リカバリイメージのGMAC生成のためにADKP-Hash256を保持したり、別途プロビジョニングしたりすることを避けたかったため、Advanced Secure Bootを使用した代替案をテストしました。 当社の構成は以下のとおりです。 CB(当社の主要ブートローダー)はSMR0を介して認証されます。 SRB(リカバリーブートローダー)は、AES-CMACとHSE常駐キーを用いてSMR1を通じて認証され、CBと同じ認証方式に従っています。 コアリセットのエントリでは、プライマリ宛先としてCB、代替宛先としてSRBが選択されます。CB認証が失敗した場合、HSEはSRBを起動前に認証します。 我々の理解では、これは専用のADKPベースのセキュアリカバリメカニズムではなく、ASBの認証済み代替ブートパスを使用している。ADKPは既存のIVT認証およびセキュアデバッグ目的のために引き続きプロビジョニングされています。 これはS32K311 HSE_Bにおいてサポートされ、推奨されているアプローチですか?認証済みリカバリーブートローダーでは、SMRとCRの別々の代替ブート先を使うのが一般的な設計なのでしょうか?それとも専用のセキュアリカバリー機構と比べて考慮すべき制限があるのでしょうか? ありがとう、 サミール Re: S32K311 HSE_B ASB: Generating ADKP-derived GMAC for a raw Secure Recovery Application こんにちは、 @sameer_chawla さん はい、これも有効なアプローチです。専用のSecure Recovery機構の代わりに、代替の起動先を使うことができます。 選択は主に、必要とされるフォールバック保護のレベルによって決まります。フォールバックレベルが1つで十分な場合は、SRB用に別のSMRを使用し、それを代替ブート先として構成するのが適切な解決策です。追加のフォールバックレベルが必要な場合、例えば代替ブートイメージの認証も失敗した場合など、Secure Recovery機構は別の回復レベルとして使用できます。 結局のところ、アプリケーション要件によります。この目的で代替ブートパスを使用することに、本質的な制限はありません。実際、これは比較的単純な専用のセキュアリカバリイメージ機構よりも、構成の柔軟性が高い。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article