Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
imx8mp linux 6.1.55 pcie 与 wifi芯片8822ce 握手失败问题 自动上次时钟问题-110,我使用了clocks = <&hsio_blk_ctrl>;之后好了,加上了imx8mp-blk-ctrl.c相关的驱动patch之后,又出现了新的问题: link up一直失败,PCIE_PORT_DDEBUG1错误码有时候是0x18000000有可能是 0x08000000,有可能是 0x08200000  下面是示波器采到的波形: &pcie_phy {     clocks = <&hsio_blk_ctrl>;     //clocks = <&clk IMX8MP_CLK_HSIO_AXI>;     clock-names = "ref";     fsl,clkreq-unsupported;     fsl,refclk-pad-mode = <IMX8_PCIE_REFCLK_PAD_OUTPUT>;     status = "okay"; }; &pcie {     pinctrl-names = "default";     pinctrl-0 = <&pinctrl_pcie0>;     reset-gpio = <&gpio3 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;     clocks = <&clk IMX8MP_CLK_HSIO_ROOT>,          <&clk IMX8MP_CLK_PCIE_ROOT>,          <&clk IMX8MP_CLK_HSIO_AXI>;     clock-names = "pcie", "pcie_aux", "pcie_bus";     assigned-clocks = <&clk IMX8MP_CLK_PCIE_AUX>;     assigned-clock-rates = <10000000>;     assigned-clock-parents = <&clk IMX8MP_SYS_PLL2_50M>;     // vpcie-supply = <&reg_pcie0>;     ext_osc = <1>;     max-link-speed = <1>;     reset-delay-us = <50000>;     status = "okay"; } reset复位测量是正确的,但是是硬件启动直接复位的,没有通过软件去控制 下面是原理图 希望能得到帮助!谢谢大家!   Re: imx8mp linux 6.1.55 pcie 与 wifi芯片8822ce 握手失败问题 你好, 使用 lspci -v 命令时,您能看到您的设备吗? 我发现你的设备树中存在一些问题: 如果您尝试从处理器内部时钟或 PCIe 节点获取时钟,则应添加: ext_osc = <0>; 反而: ext_osc = <1>; 日志显示处理器端运行正常,问题似乎出在 8W8822CE 端,因为它完全没有响应。 电源是否正常? 顺祝商祺!
記事全体を表示
imx8mp Linux 6.1.55Wi-Fiチップ8822CEとのPCIeハンドシェイクエラー `clocks = ` を使用したところ、自動最終クロックの問題 (-110) は解決しました。しかし、`imx8mp-blk-ctrl.c` の関連ドライバパッチを追加した後、新たな問題が発生しました。 リンクアップが繰り返し失敗し、PCIE_PORT_DDEBUG1 エラーコードは、0x18000000、0x08000000、0x08200000の場合があります。 以下はオシロスコープで取得した波形です。 &pcie_phy { 時計 = < &hsio_blk_ctrl >;     //クロック = <&clk IMX8MP_CLK_HSIO_AXI>; 時計名 = "ref" ; fsl、clkreqはサポートされていません。 fsl、refclk-pad-mode = < IMX8_PCIE_REFCLK_PAD_OUTPUT >; ステータス = "正常" ; }; &pcie { pinctrl-names = "default" ; pinctrl-0 = < &pinctrl_pcie0 >; reset-gpio = < &gpio3 25 GPIO_ACTIVE_LOW >; クロック = < &clk IMX8MP_CLK_HSIO_ROOT >, < &clk IMX8MP_CLK_PCIE_ROOT >、 < &clk IMX8MP_CLK_HSIO_AXI >; クロック名 = "pcie" , "pcie_aux" , "pcie_bus" ; 割り当てられたクロック = < &clk IMX8MP_CLK_PCIE_AUX >; 割り当てられたクロックレート = < 10000000 >; 割り当てられたクロックの親要素 = < &clk IMX8MP_SYS_PLL2_50M >;     // vpcie-supply = <&reg_pcie0>; ext_osc = < 1 >; 最大リンク速度 = < 1 >; reset-delay-us = < 50000 >; ステータス = "正常" ; } リセット時の測定値は正しいが、これはソフトウェア制御ではなく、ハードウェアによる直接リセットである。 以下に概略図を示します。 は助けを求めています!皆さん、ありがとうございます!   Re: imx8mp linux 6.1.55 pcie 与 wifi芯片8822ce 握手失败问题 こんにちは、 lspci -v コマンドを実行したときに、デバイスが表示されますか? デバイスツリーにいくつか問題が見られます。 プロセッサ内部クロック、PCIeノードからクロックを提供したい場合は、以下を入力すべきです。 ext_osc = <0>; その代わり: ext_osc = <1>; ログを見るとプロセッサ側は完全に動作しており、問題は8W8822CE側で全く反応していないようです。 電源は正しく供給されていますか? よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
UART CTS RTS not detecting I am using i.MX53 processor in my design. I am using linux-2.6.35.3 kernel i.MX53 as BSP. I am testing UART3(RS232) with RTS and CTS. If I disable RTS/CTS control flag(CRTSCTS). In this case I am able to transmit and receive the data through the UART3 port. In this case if I enable RTS/CTS control flag (CRTSCTS ), the data transmission and reception is not happening. Please let me know how to test the UART3 with the above scenario.  Is there any application to test UART3 with RTS/CTS? NOTE: I am using Software controlled-Hardware flow control(Handshaking control) Please let me know whether this is enough? Or do i need to enable anything else on the driver side? Raana Re: UART CTS RTS not detecting Is this issue resolved? Re: UART CTS RTS not detecting Hi Yuri, do you know that the RTS signal is alsways an input to the iMX53 and that the CTS signal is always an output from the iMX cpu ? Perhaps is that your problem Regards Re: UART CTS RTS not detecting 5-wire connection is needed for CTS / RTS flow control.
記事全体を表示
SPC5745BFVHM2 どのチップモデルが必要ですか? Re: SPC5745BFVHM2 こんにちは、 この質問について、もう少し詳しく説明してもらえますか? よろしくお願いいたします。 ピーター Re: SPC5745BFVHM2 こんにちは、このBGA100チップのモデル番号は何ですか?どのモデルが代わりですか?長い間検索しましたが、オリジナルモデルは見つかりませんでした。ご協力ありがとうございました。(チップ)図が追加されました。
記事全体を表示
PFS8632レジスタマップ 登録地図の場所 Re: PFS8632 register map こんにちは、ハラルドさん。 このPFS8632はFS86セーフティSBCファミリの一部です。詳細なレジスタマップは、FS86製品ページのドキュメント/セキュリティセクションにあるFS86データシートの全文で入手可能です。アクセスにはNXPアカウントと NDA/セキュアファイルの承認が必要です。   BRs、トーマス
記事全体を表示
SPC5745BFVHM2 Which specific chip model do I need? Re: SPC5745BFVHM2 Hello, Could you explain the question more closely? Best regards, Peter Re: SPC5745BFVHM2 Hi, what's the model number of this BGA100 chip? Which model is a replacement for it? I've searched for a long time but can't find the original model. Thanks for your help.(Chip diagrams have been added.)
記事全体を表示
我想使用 Flexio 作为特殊的 SPI,同时输出 20 位 MOSI 信号。 cs 和 clk 是共享的。 20 根 MOS 线连接到 20 个 DAC 芯片,Flexio Multibeat 在这种环境下能工作吗? 通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 我用的芯片是MCN947。 需要要到flexio 模拟spi 控制20片DAC输出, DAC是24位的。 这20片DAC 的cs、clk是公共的,但是每个芯片都单独有一个MOSI。没有MISO。因此它不是严格意义的SPI, 而是有20个MOSI的SPI。 每次输出的时候,同时更新20片dac的值。 我的构想是,SHIFBUF 存放20个DAC中的1位。8个SHIFTBUF存放8位。 一次DMA传输完成20片DAC的8bit数据更新。 三次DMA将24位数据同步更新完。最后拉高片选。 有这个想法,看了下flexio 的例程,不知道怎么下手写这个代码。 不知道你们有没有相关的例程。也不知道我这个思路是否最优。 Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 你好@justdomyself 请您更详细地描述一下您的问题好吗? 请与我们联系: 你使用的是哪款MCU? 您的软件配置方式。 您遇到了什么问题? 任何有助于我们理解问题的补充信息。 您也可以用中文描述这个问题。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 你好@justdomyself 感谢您的回复。 抱歉,我们没有使用20 个 MOSI 输出驱动 DAC 的 MCXN947的示例。现有的 FlexIO 示例主要设计用于模拟标准 SPI 接口。 对于您的应用,您可能需要根据您的具体需求开发自定义的 FlexIO 驱动程序。 您可以参考以下示例作为起点: AN14175:使用 FlexIO 模拟四通道SPI 控制器 | 恩智浦半导体 谢谢! BR 爱丽丝
記事全体を表示
UART CTS RTS 未检测到 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我的设计中使用的是i.MX53处理器。我使用的是 linux-2.6.35.3 内核 i.MX53 作为 电路板支持包。 我正在使用 RTS 和 CTS 测试 UART3(RS232)。如果我禁用RTS/CTS控制标志(CRTSCTS)。在这种情况下,我可以通过 UART3 端口发送和接收数据。 在这种情况下,如果我启用 RTS/CTS 控制标志 (CRTSCTS),则不会发生数据传输和接收。 请问如何根据上述场景测试UART3?是否有任何应用程序可以测试 UART3 与 RTS/CTS 的兼容性? 注意:我使用的是软件控制-硬件流控制(握手控制)。 请问这样够吗?或者我还需要启用驱动程序方面的其他设置吗? 拉纳 Re: UART CTS RTS not detecting 这个问题解决了吗? Re: UART CTS RTS not detecting <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,尤里, 你知道RTS信号始终是iMX53的输入,而CTS信号始终是iMX CPU的输出吗? 也许这就是你的问题所在。 此致 Re: UART CTS RTS not detecting <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CTS/RTS流量控制需要5线连接。
記事全体を表示
Flexioを特殊なSPIとして、同時に20ビットMOSI出力として動作させたい。 csとclkは共有されます。 20本のMOSIラインが20本のDACチップに接続されていますが、この環境下でFlexio Muilt-BeatはCAN動作しますか? 通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO) Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 私が使用したチップはMCN947です。 FlexIOを使用して、24ビットDACを20個SPI制御するシミュレーションを行う必要があります。 これら20個のDACのCSおよびCCKパラメータは共通ですが、各チップはそれぞれ独立したMOSIを備えています。MISOは存在しません。したがって、厳密に言えばSPIではなく、20個のMOSIを備えたSPIと言えます。 出力が生成されるたびに、20個のDACの値が同時に更新される。 私の考えは、20個のDACから1ビットずつSHIFBUFに格納し、8個のSHIFBUFでそれぞれ8ビットを格納するというものです。 1回のDMA転送で、20個のDACに対する8ビットデータの更新が完了する。 DMA処理では、24ビットのデータを3回同期および更新します。最後に、チップセレクト信号が立ち上がります。 アイデアはあったものの、Flexioのサンプルコードを見ても、どこからコードを書き始めればいいのか分からなかった。 関連する事例をお持ちかどうか分かりません。また、私のやり方が最適かどうかも分かりません。 Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time こんにちは@justdomyself 質問についてもう少し詳しく説明していただけますか? お知らせください: どのMCUを使っているのか教えてください。 ソフトウェアの設定方法。 どのような問題が発生していますか? 問題の理解に役立つ可能性のある追加情報があれば教えてください。 中国語で問題を説明していただいても構いません。 よろしくお願いします。 BR アリス Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time こんにちは@justdomyself ご返信ありがとうございます。 申し訳ありませんが、 20個のMOSI出力でDACを駆動するMCXN947のサンプルはご用意しておりません。利用可能なFlexIOの例は主に標準的なSPIインターフェースをエミュレートするよう設計されています。 あなたのアプリケーションでは、ご自身の特定の要件に基づいたカスタムFlexIOドライバを開発する必要があるでしょう。 以下の例を参考にしてください。 AN14175: FlexIOを使ってQuad SPIコントローラをエミュレートする方法 |NXP Semiconductors よろしくお願いします。 BR アリス
記事全体を表示
PFS8632寄存器映射 在哪里可以找到登记地图 Re: PFS8632 register map 你好,哈拉尔德, PFS8632 是 FS86 功能安全 SBC 系列的一部分。详细的寄存器映射可在 FS86 产品页面的“文档/安全”部分下的完整 FS86 数据表中找到。访问需要 NXP 帐户和NDA/安全文件批准。   BRs,托马斯
記事全体を表示
PFS8632 register map where to find the regsiter map  Re: PFS8632 register map Hello Harald, The PFS8632 is part of the FS86 Safety SBC family. The detailed register map is available in the full FS86 datasheet under the Documentation/Secure section of the FS86 product page. Access requires an NXP account and NDA/secure-file approval.   BRs, Tomas
記事全体を表示
NFC Reader Library Migration to FRDM-MCXN947 Introduction. This document provides a guide on how to use the NFC frontend PN5190 with the FRDM-MCXN947 and using the latest existing version of the NFC Reader Library. The hardware required to follow this guide is: FRDM-MCXN947 development board as host MCU. PNEV5190BP (based on PN5190) as the NFC transceiver Software Setup. MCXN947 SDK version: 26.06.00 NFCReaderLibrary version: 07.16.00 PN5190 FW version: 0x20D MCUxpresso IDE version: 25.6 Hardware connections. The PNEV5190 comes with a Kinetis K82F as a host MCU to drive the PN5190 Since the goal is to drive PN5190 from the MCXN947 via SPI, we need to prepare the PNEV5190 for it: Power up board correctly Enable external SPI pins Disable K82F interface with PN5190 Power up and jumper configuration To power up the board correctly: – Powering it up over USB does not provide enough current. It will be powered with an external power supply of 7.5V over connector J17. Put jumper on following pins: – J9 2-3: External power supply – J8: VBATPWR supplied with VBAT=3.3 V – J12: VBAT supplied with 3.3 V Remove jumpers on following pins: – J22, J23: open SDA signals for K82F – J19: RTS push-button bypass for K82F – J3, J4, J5, J6: pull down jumpers for NFC module signals Set GPIO and SPI voltage to 3.3 V: supplying 3.3 V to VDDIO and the μC supply: – Remove short circuit on R19 – Place short circuit on R20 For any additional configuration, please see PNEV5190B evaluation board quick start guide. Location of the changes mentioned above can be seen in the following image: Routing NFC module communication pins to JP1 To enable the pins on JP1 for communication, we must enable bus switch U10 and disable bus switch U12 in the NFC Host Interface. These switches enable or disable the connections from K82 to PN5190 SPI pins, and expose the SPI interface to an external host. Remove short on R5 to disable communication routing to K82F. Place short on R7 to enable communication routing to JP1 pins. For FRDM-MCXN947 side, no modifications are necessary.  The pins used are available in Header J1 and J2. Which are shown in the following table.   Name MCXN947 PN5190 SCK J2.12 JP1.1 MOSI J2.8 JP1.2 MISO J2.10 JP1.3 SSEL J2.6 JP1.4 IRQ J1.16 JP1.5 RESET J2.2 JP6.1 GND J2.14 JP1.10 SUCCESS J2.17* FAIL J2.15* DWL J2.13* * Pins that need to be configured for library compatibility but are not used and do not need to be connected. Software Changes This section describes the software changes required to run the “NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop” example from the NFC Reader Library which consists in a detection loop that displays in a terminal information (like UID, SAK, and Product Type for MIFARE product-based cards) about any tag detected by the PN5190. Please download the NFC Reader Library for PN5190 from NFC Reader Library | NXP Semiconductors. To begin with the migration, we first need to create a project with the FRDM-MCXN947 SDK (v26.06.00), for this purpose download and install the FRDM-MCXN947 SDK from the SDK Builder. Importing NFC Reader Library Click on “File” from upper tab menu and “Import…”. In the Import wizard, select “Existing Projects into Workspace”. In the “Select root directory” search the directory where the downloaded library is located and click on Finish (do not check the “Copy projects into workspace” option). Note: If the K82 SDK is not installed an error message will appear, please click on cancel. Creating base project 1. In the Quick Start panel click on “import SDK example(s)…” in the MCUXpresso IDE. 2. Select “frdmmcxn947” and click on next. 3. Select the SDK example “hello_world_cm33_core0” and click on finish. 4.Now we will add the required drivers for migration, which are SPI and CTIMER drivers. . Click on properties-> SDK Management-> Manage SDK Components. 5. Search in the filter bar “ctimer” and “lpspi” and check their boxes to add them and click on OK. Add the source code Discovery Loop Example From the imported example NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop_mcux of the NFC Reader Library, find and copy the following files (included in src folder): NfcrdlibEx1_EmvcoProfile.c, phApp_Helper.c, phApp_Init.c, phApp_PN5190_Init.c; and paste them into the source folder inside the created base project. Additionally, delete the file hello_world .c created by the project.              Additionally, we need to add the file “NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop.c” which is the main source file of the project, to do this right-click on the “source” folder of our project and then put the cursor on “New” and select “File”. In the tab that will open, write the name of the file (NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop.c) and then, click on “Finish”. Finally, in the created file copy and paste all the code inside the original source file located in the library example. Link the NFC Reader Library elements To make the required software changes, we need to link the DAL, NxpNfcRdLib, phOsal and intfs folders into the base project, to do this: 1. In the Project Explorer, right click on the project and place your cursor on New and click on Folder. 2. In the New Folder tab, click on “Advanced >>” and select “Link to alternate location (Linked Folder)” and on “Browse…”. 3. Browse into the path where the library was extracted, choose the NxpNfcRdLib folder and click on Finish. 4. Do the same procedure for “Platform/DAL”, “Examples/NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop/intfs” and “RTOS/phOsal” folders. If you have the folder in the same project explorer, the included folder will not appear, but you can see it when you open the window to add another folder, as shown in the following figure. But if the included folders are not in the Project Explorer, the Project should look like this: Once this is done, we will need to delete the “KinetisSDK” folder located in “DAL > src” to avoid multiple definition issues. Define FRDM-MCXN947 SDK preprocessor symbol We need to do some changes to the compiler preprocessor configuration. 1. Right click on the project in the Project Explorer and click on “Properties… 2. In the properties tab, go to “C/C++ Build > Settings > MCU C Compiler > Preprocessor”. The symbols are related with the FRDM board, but we need to add the following symbols related with the NFC Reader Library: PH_OSAL_NULLOS PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD NXPBUILD_CUSTOMER_HEADER_INCLUDED PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING Click on the “Add...” button at the top right corner of the “Defined symbols (-D)” menu and enter each symbol mentioned before. These symbols are added so the preprocessor knows which header files to include at build time. PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD will help include the BoardSelection.h header, the file that is going to define addresses for registers and peripherals of MCXN947. PH_OSAL_NULLOS will include headers related to non-OS operation, meaning that the project will work without any operative system (at the end of this guide you will find the steps to add FreeRTOS support). NXPBUILD_CUSTOMER_HEADER_INCLUDED will add headers to add and select the NFC reader and host that will be used in the project. PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING if is defined the example will perform SPI communication by polling method, and if not, will be perform through non-blocking transfers. 3. Once added, click on “Apply and Close”, "Rebuild Index" and then to “Yes” to save the changes. Modifying the Driver Abstraction Layer (DAL) The added linked folder DAL will contain the important changes to be able to use the MCXN947 as host device since it will contain all the changes regarding SPI, timer and GPIO configurations required by the library to work properly. Board_FRDM_MCXN947_PN5190.h We need to create a header file that will contain important macros used by the library that are related to the host specific SPI, timer and GPIO peripherals, as well as interrupt vectors and priorities, clock sources and addresses. This file is required to be inside the “boards” folder which is inside DAL. Please add the header file as the file created NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop.c but replacing .c to .h: The file should be named as shown in the picture above. Inside this file, some important macros related to the SPI peripheral and the important pins to be handled (IRQ, Chip Select, Reset) are defined. Spoiler (Highlight to read) #ifndef DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ #define DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ #define GPIO_PORT 0 #define GPIO_PORT1 1 /****************************************************************** * LPSPI clock configuration ******************************************************************/ /*Clock Frequency for SPI Flexcomm 1*/ #define SPI_CLOCK_FREQ (CLOCK_GetLPFlexCommClkFreq(1u)) #define SPI_MASTER_CLOCK_FREQ SPI_CLOCK_FREQ /****************************************************************** * Board Pin/Gpio configurations ******************************************************************/ #define PHDRIVER_PIN_RESET ((GPIO_PORT << 8) | 28) /**< Reset pin, Pin28, PIO0_28 */ #define PHDRIVER_PIN_IRQ ((GPIO_PORT << 8) | 31) /**< IRQ pin, Pin10, PIO0_10 */ /* For 5190 busy is same as IRQ */ #define PHDRIVER_PIN_BUSY ((GPIO_PORT << 8) | 31) /**< IRQ pin, Pin31, PIO0_31 */ #define PHDRIVER_PIN_DWL ((GPIO_PORT << 8) | 19) /**< Download pin, Pin19, PIO0_19*/ /* These pins are used for EMVCo Interoperability test status indication, * not for the generic Reader Library implementation. */ #define PHDRIVER_PIN_SUCCESS ((GPIO_PORT1 << 8) | 0) /**< GPIO, Port 1, Pin0 */ #define PHDRIVER_PIN_FAIL ((GPIO_PORT1 << 8) | 1) /**< GPIO, Port 1, Pin1 */ /****************************************************************** * PIN Pull-Up/Pull-Down configurations. ******************************************************************/ #define PHDRIVER_PIN_RESET_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_IRQ_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_DOWN #define PHDRIVER_PIN_WKUP_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_CLK_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_DWL_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_NSS_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_BUSY_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #ifndef DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ #define DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ #define GPIO_PORT 0 #define GPIO_PORT1 1 /****************************************************************** * LPSPI clock configuration ******************************************************************/ /*Clock Frequency for SPI Flexcomm 1*/ #define SPI_CLOCK_FREQ (CLOCK_GetLPFlexCommClkFreq(1u)) #define SPI_MASTER_CLOCK_FREQ SPI_CLOCK_FREQ /****************************************************************** * Board Pin/Gpio configurations ******************************************************************/ #define PHDRIVER_PIN_RESET ((GPIO_PORT << 😎 | 28) /**< Reset pin, Pin28, PIO0_28 */ #define PHDRIVER_PIN_IRQ ((GPIO_PORT << 😎 | 31) /**< IRQ pin, Pin10, PIO0_10 */ /* For 5190 busy is same as IRQ */ #define PHDRIVER_PIN_BUSY ((GPIO_PORT << 😎 | 31) /**< IRQ pin, Pin31, PIO0_31 */ #define PHDRIVER_PIN_DWL ((GPIO_PORT << 😎 | 19) /**< Download pin, Pin19, PIO0_19*/ /* These pins are used for EMVCo Interoperability test status indication, * not for the generic Reader Library implementation. */ #define PHDRIVER_PIN_SUCCESS ((GPIO_PORT1 << 😎 | 0) /**< GPIO, Port 1, Pin0 */ #define PHDRIVER_PIN_FAIL ((GPIO_PORT1 << 😎 | 1) /**< GPIO, Port 1, Pin1 */ /****************************************************************** * PIN Pull-Up/Pull-Down configurations. ******************************************************************/ #define PHDRIVER_PIN_RESET_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_IRQ_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_DOWN #define PHDRIVER_PIN_WKUP_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_CLK_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_DWL_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_NSS_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP #define PHDRIVER_PIN_BUSY_PULL_CFG PH_DRIVER_PULL_UP We define the macros as well for the interrupt vector of MCXN947, its priority, handler and trigger type. Spoiler (Highlight to read) /****************************************************************** * IRQ PIN NVIC settings ******************************************************************/ #define EINT_IRQn GPIO00_IRQn /*Adding interrupt vector A of GPIO*/ #define EINT_PRIORITY 7 /*Default interrupt priority for GPIO*/ #define CLIF_IRQHandler GPIO00_IRQHandler /*Interrupt handler for vector A*/ #define PIN_IRQ_TRIGGER_TYPE PH_DRIVER_INTERRUPT_RISINGEDGE /*Rising edge Trigger*/ /****************************************************************** * IRQ PIN NVIC settings ******************************************************************/ #define EINT_IRQn GPIO00_IRQn /*Adding interrupt vector A of GPIO*/ #define EINT_PRIORITY 7 /*Default interrupt priority for GPIO*/ #define CLIF_IRQHandler GPIO00_IRQHandler /*Interrupt handler for vector A*/ #define PIN_IRQ_TRIGGER_TYPE PH_DRIVER_INTERRUPT_RISINGEDGE /*Rising edge Trigger*/ As well as some macros for pin logic levels. Spoiler (Highlight to read) /***************************************************************** * Front End Reset logic level settings ****************************************************************/ #define PH_DRIVER_SET_HIGH 1 /**< Logic High. */ #define PH_DRIVER_SET_LOW 0 /**< Logic Low. */ #define RESET_POWERDOWN_LEVEL PH_DRIVER_SET_LOW #define RESET_POWERUP_LEVEL PH_DRIVER_SET_HIGH /***************************************************************** * Front End Reset logic level settings ****************************************************************/ #define PH_DRIVER_SET_HIGH 1 /**< Logic High. */ #define PH_DRIVER_SET_LOW 0 /**< Logic Low. */ #define RESET_POWERDOWN_LEVEL PH_DRIVER_SET_LOW #define RESET_POWERUP_LEVEL PH_DRIVER_SET_HIGH Finally, we define macros for the base address of CTIMER and SPI peripherals, clock frequencies, interrupt vectors and related pins. Spoiler (Highlight to read) /***************************************************************** * SPI Configuration ****************************************************************/ #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER LPSPI1 #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_DATA_RATE 5000000U #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_CLK_SRC SPI_MASTER_CLOCK_FREQ #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_IRQ LP_FLEXCOMM1_IRQn #define SPI_IRQ_PRIORITY 6 /*SPI interrupt priority*/ #define PHDRIVER_PIN_SSEL 27U/* Chip Select, Pin6, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_SCK 25U/* SPI clock, Pin7, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_MISO 26U/* MISO, Pin8, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_MOSI 24U/* MOSI, Pin9, SPI */ #define PHDRIVER_FC1_SPI_DIV kCLOCK_DivFlexcom1Clk #define PHDRIVER_FC1_SPI_CLK kFRO12M_to_FLEXCOMM1 /*Clock to attach to Flexcomm1*/ /***************************************************************** * Timer Configuration ****************************************************************/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER CTIMER0 /*CTIMER0 base*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK kCLOCK_DivCtimer0Clk/*CTIMER0 clock*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC CTIMER0_IRQn /*Interrupt vector*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_PRIORITY 4 #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK_FREQ CLOCK_GetCTimerClkFreq(0U) /*CTIMER0 Clock frequency*/ #endif /* DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ */ /***************************************************************** * SPI Configuration ****************************************************************/ #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER LPSPI1 #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_DATA_RATE 5000000U #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_CLK_SRC SPI_MASTER_CLOCK_FREQ #define PHDRIVER_MCXN947_SPI_IRQ LP_FLEXCOMM1_IRQn #define SPI_IRQ_PRIORITY 6 /*SPI interrupt priority*/ #define PHDRIVER_PIN_SSEL 27U/* Chip Select, Pin6, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_SCK 25U/* SPI clock, Pin7, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_MISO 26U/* MISO, Pin8, SPI */ #define PHDRIVER_PIN_MOSI 24U/* MOSI, Pin9, SPI */ #define PHDRIVER_FC1_SPI_DIV kCLOCK_DivFlexcom1Clk #define PHDRIVER_FC1_SPI_CLK kFRO12M_to_FLEXCOMM1 /*Clock to attach to Flexcomm1*/ /***************************************************************** * Timer Configuration ****************************************************************/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER CTIMER0 /*CTIMER0 base*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK kCLOCK_DivCtimer0Clk/*CTIMER0 clock*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC CTIMER0_IRQn /*Interrupt vector*/ #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_PRIORITY 4 #define PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK_FREQ CLOCK_GetCTimerClkFreq(0U) /*CTIMER0 Clock frequency*/ #endif /* DAL_BOARDS_BOARD_FRDM_MCXN947_PN5190_H_ */ MCXN947 SPI and SDK files Now, inside DAL > src folder we will create a folder named “MCXN947” that will contain 2 source files: phbalReg_Mcxn947Spi.c phDriver_Mcxn947SDK.c Inside these source files we will modify the functions from the source files of other board hosts with the specific configurations of MCXN947 peripheral drivers, such as SPI, timers, GPIOs and interrupt handlers. This is done based on SDK examples such as “ctimer_match_interrupt_example_cm33_core0” and “lpspi_polling_b2b_transfer_master_cm33_core0”. phbalReg_Mcxn947Spi.c: In this file we first need to include the necessary files and include the headers and callbacks to ensure the correct functionality: Spoiler (Highlight to read) #include "phDriver.h" #include #include "BoardSelection.h" #include #include #include #define PHBAL_REG_MCXN947_SPI_ID 0x0FU /**< ID for MCXN947 SPI BAL component */ #define RX_BUFFER_SIZE_MAX 272U /* Receive Buffer size while exchange */ #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING lpspi_master_handle_t g_masterHandle; /* LPSPI user callback */ void LPSPI_MasterUserCallback(LPSPI_Type *base, lpspi_master_handle_t *handle, status_t status, void *userData); #endif static void phbalReg_Mcxn947SpiConfig(void); #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING volatile bool isTransferCompleted = false; void LPSPI_MasterUserCallback(LPSPI_Type *base, lpspi_master_handle_t *handle, status_t status, void *userData) { if (status == kStatus_Success) { __NOP(); } isTransferCompleted = true; } #endif #include "phDriver.h" #include #include "BoardSelection.h" #include #include #include #define PHBAL_REG_MCXN947_SPI_ID 0x0FU /**< ID for MCXN947 SPI BAL component */ #define RX_BUFFER_SIZE_MAX 272U /* Receive Buffer size while exchange */ #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING lpspi_master_handle_t g_masterHandle; /* LPSPI user callback */ void LPSPI_MasterUserCallback(LPSPI_Type *base, lpspi_master_handle_t *handle, status_t status, void *userData); #endif static void phbalReg_Mcxn947SpiConfig(void); #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING volatile bool isTransferCompleted = false; void LPSPI_MasterUserCallback(LPSPI_Type *base, lpspi_master_handle_t *handle, status_t status, void *userData) { if (status == kStatus_Success) { __NOP(); } isTransferCompleted = true; } #endif After, we will define the phbalReg_Init function, which will be used by the library to initialize the SPI peripheral in this case, and it is defined as follows: Spoiler (Highlight to read) phStatus_t phbalReg_Init( void * pDataParams, uint16_t wSizeOfDataParams) { lpspi_master_config_t userConfig; uint32_t srcFreq = 0; if((pDataParams == NULL) || (sizeof(phbalReg_Type_t) != wSizeOfDataParams)) { return (PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER); } ((phbalReg_Type_t *)pDataParams)->wId = PH_COMP_DRIVER | PHBAL_REG_MCXN947_SPI_ID; ((phbalReg_Type_t *)pDataParams)->bBalType = PHBAL_REG_TYPE_SPI; /*Initialize Flexcomm1 clock*/ /* attach FRO 12M to FLEXCOMM1 */ CLOCK_SetClkDiv(PHDRIVER_FC1_SPI_DIV, 1u); CLOCK_AttachClk(PHDRIVER_FC1_SPI_CLK); /*Configure SPI pins*/ phbalReg_Mcxn947SpiConfig(); /*SPI configuration*/ LPSPI_MasterGetDefaultConfig(&userConfig); userConfig.baudRate = PHDRIVER_MCXN947_SPI_DATA_RATE; srcFreq = SPI_MASTER_CLOCK_FREQ; userConfig.whichPcs = (lpspi_which_pcs_t)kLPSPI_Pcs0; userConfig.pcsActiveHighOrLow = (lpspi_pcs_polarity_config_t)kLPSPI_PcsActiveLow; userConfig.pcsToSckDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); userConfig.lastSckToPcsDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); userConfig.betweenTransferDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); /*Initialize SPI*/ #ifdef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING LPSPI_MasterInit(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &userConfig, srcFreq); #else LPSPI_MasterInit(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &userConfig, srcFreq); LPSPI_MasterTransferCreateHandle(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterHandle, LPSPI_MasterUserCallback, NULL); #endif return PH_DRIVER_SUCCESS; } phStatus_t phbalReg_Init( void * pDataParams, uint16_t wSizeOfDataParams) { lpspi_master_config_t userConfig; uint32_t srcFreq = 0; if((pDataParams == NULL) || (sizeof(phbalReg_Type_t) != wSizeOfDataParams)) { return (PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER); } ((phbalReg_Type_t *)pDataParams)->wId = PH_COMP_DRIVER | PHBAL_REG_MCXN947_SPI_ID; ((phbalReg_Type_t *)pDataParams)->bBalType = PHBAL_REG_TYPE_SPI; /*Initialize Flexcomm1 clock*/ /* attach FRO 12M to FLEXCOMM1 */ CLOCK_SetClkDiv(PHDRIVER_FC1_SPI_DIV, 1u); CLOCK_AttachClk(PHDRIVER_FC1_SPI_CLK); /*Configure SPI pins*/ phbalReg_Mcxn947SpiConfig(); /*SPI configuration*/ LPSPI_MasterGetDefaultConfig(&userConfig); userConfig.baudRate = PHDRIVER_MCXN947_SPI_DATA_RATE; srcFreq = SPI_MASTER_CLOCK_FREQ; userConfig.whichPcs = (lpspi_which_pcs_t)kLPSPI_Pcs0; userConfig.pcsActiveHighOrLow = (lpspi_pcs_polarity_config_t)kLPSPI_PcsActiveLow; userConfig.pcsToSckDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); userConfig.lastSckToPcsDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); userConfig.betweenTransferDelayInNanoSec = 1000000000U / (userConfig.baudRate * 1U); /*Initialize SPI*/ #ifdef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING LPSPI_MasterInit(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &userConfig, srcFreq); #else LPSPI_MasterInit(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &userConfig, srcFreq); LPSPI_MasterTransferCreateHandle(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterHandle, LPSPI_MasterUserCallback, NULL); #endif return PH_DRIVER_SUCCESS; } We have to define the phbalReg_Exchange function as well, which is used for communicating via SPI with the PN5190. Spoiler (Highlight to read) phStatus_t phbalReg_Exchange( void * pDataParams, uint16_t wOption, uint8_t * pTxBuffer, uint16_t wTxLength, uint16_t wRxBufSize, uint8_t * pRxBuffer, uint16_t * pRxLength ) { phStatus_t status = PH_DRIVER_SUCCESS; uint8_t * pRxBuf; status_t lpspiStatus; lpspi_transfer_t g_masterXfer; uint8_t g_dummyBuffer[RX_BUFFER_SIZE_MAX]; if(pRxBuffer == NULL) { pRxBuf = g_dummyBuffer; } else { pRxBuf = pRxBuffer; } if(pTxBuffer == NULL) { wTxLength = wRxBufSize; g_dummyBuffer[0] = 0xFF; pTxBuffer = g_dummyBuffer; } memset(&g_masterXfer, 0, sizeof(lpspi_transfer_t)); /* Set up the transfer */ g_masterXfer.txData = pTxBuffer; g_masterXfer.rxData = pRxBuf; g_masterXfer.dataSize = wTxLength; g_masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous | kLPSPI_MasterByteSwap; /* Start transfer */ #ifdef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING lpspiStatus = LPSPI_MasterTransferBlocking(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterXfer); #else lpspiStatus = LPSPI_MasterTransferNonBlocking(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterHandle, &g_masterXfer); /* Wait transfer complete */ while (!isTransferCompleted) { } #endif if (lpspiStatus != kStatus_Success) { return (PH_DRIVER_FAILURE | PH_COMP_DRIVER); } if (pRxLength != NULL) { *pRxLength = wTxLength; } #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING SDK_DelayAtLeastUs(300U, BOARD_BOOTCLOCKPLL150M_CORE_CLOCK); #endif return status; } phStatus_t phbalReg_Exchange( void * pDataParams, uint16_t wOption, uint8_t * pTxBuffer, uint16_t wTxLength, uint16_t wRxBufSize, uint8_t * pRxBuffer, uint16_t * pRxLength ) { phStatus_t status = PH_DRIVER_SUCCESS; uint8_t * pRxBuf; status_t lpspiStatus; lpspi_transfer_t g_masterXfer; uint8_t g_dummyBuffer[RX_BUFFER_SIZE_MAX]; if(pRxBuffer == NULL) { pRxBuf = g_dummyBuffer; } else { pRxBuf = pRxBuffer; } if(pTxBuffer == NULL) { wTxLength = wRxBufSize; g_dummyBuffer[0] = 0xFF; pTxBuffer = g_dummyBuffer; } memset(&g_masterXfer, 0, sizeof(lpspi_transfer_t)); /* Set up the transfer */ g_masterXfer.txData = pTxBuffer; g_masterXfer.rxData = pRxBuf; g_masterXfer.dataSize = wTxLength; g_masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous | kLPSPI_MasterByteSwap; /* Start transfer */ #ifdef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING lpspiStatus = LPSPI_MasterTransferBlocking(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterXfer); #else lpspiStatus = LPSPI_MasterTransferNonBlocking(PHDRIVER_MCXN947_SPI_MASTER, &g_masterHandle, &g_masterXfer); /* Wait transfer complete */ while (!isTransferCompleted) { } #endif if (lpspiStatus != kStatus_Success) { return (PH_DRIVER_FAILURE | PH_COMP_DRIVER); } if (pRxLength != NULL) { *pRxLength = wTxLength; } #ifndef PHDRIVER_MCXN947_SPI_POLLING SDK_DelayAtLeastUs(300U, BOARD_BOOTCLOCKPLL150M_CORE_CLOCK); #endif return status; } Finally, we will define the phbalReg_Mcxn947SpiConfig function, which is called by phbalReg_Init to configure the SPI pins on the MCXN947: Spoiler (Highlight to read) static void phbalReg_Mcxn947SpiConfig(void) { const port_pin_config_t port0_24_pinB6_config = { kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P0 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_24 (pin B6) is configured as SPI_MOSI */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 24U, &port0_24_pinB6_config); const port_pin_config_t port0_25_pinA6_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P1 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_25 (pin A6) is configured as SPI_SCK */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 25U, &port0_25_pinA6_config); const port_pin_config_t port0_26_pinF10_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P2 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_26 (pin F10) is configured as SPI_MISO */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 26U, &port0_26_pinF10_config); const port_pin_config_t port0_27_pinE10_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P3 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_27 (pin E10) is configured as SPI_CS */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 27U, &port0_27_pinE10_config); } static void phbalReg_Mcxn947SpiConfig(void) { const port_pin_config_t port0_24_pinB6_config = { kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P0 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_24 (pin B6) is configured as SPI_MOSI */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 24U, &port0_24_pinB6_config); const port_pin_config_t port0_25_pinA6_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P1 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_25 (pin A6) is configured as SPI_SCK */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 25U, &port0_25_pinA6_config); const port_pin_config_t port0_26_pinF10_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P2 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_26 (pin F10) is configured as SPI_MISO */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 26U, &port0_26_pinF10_config); const port_pin_config_t port0_27_pinE10_config = {kPORT_PullUp, kPORT_LowPullResistor, kPORT_SlowSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC1_P3 */ kPORT_MuxAlt2, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_27 (pin E10) is configured as SPI_CS */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 27U, &port0_27_pinE10_config); } phDriver_Mcxn947SDK.c: In this file we will have the following definitions and includes that describe relevant characteristics of the ctimer (configuration structures, interrupt handlers and maximum count value), and of the GPIO port: Spoiler (Highlight to read) #include "phDriver.h" #include "BoardSelection.h" #include "fsl_device_registers.h" #include #include /* *********************************************************************************************************** * Internal Definitions * ********************************************************************************************************** */ #define MCXN947_TIMER_MAX_32BIT 0xFFFFFFFFU #define CTIMER_HANDLER CTIMER0_IRQHandler /* *********************************************************************************************************** * * Type Definitions *********************************************************************************************************** */ volatile bool ctimerIsrFlag = false; /* *********************************************************************************************************** * Global and Static Variables * * Match Configuration for CTIMER Channel 0*/ static ctimer_match_config_t matchConfig0; /* Total Size: NNNbytes * ********************************************************************************************************** */ /* Array initializer of GPIO peripheral base pointers */ static const GPIO_Type *pGpiosBaseAddr[] = GPIO_BASE_PTRS; static pphDriver_TimerCallBck_t pCTimerCallBack; static volatile uint8_t dwTimerExp; static const gpio_interrupt_config_t aInterruptTypes[] = {kGPIO_InterruptLogicZero, /* Unused. */ kGPIO_InterruptLogicZero, kGPIO_InterruptLogicOne, kGPIO_InterruptRisingEdge, kGPIO_InterruptFallingEdge, kGPIO_InterruptEitherEdge, }; /* *********************************************************************************************************** * Private Functions Prototypes * ********************************************************************************************************** */ static void phDriver_CTimerIsrCallBack(void); #include "phDriver.h" #include "BoardSelection.h" #include "fsl_device_registers.h" #include #include /* *********************************************************************************************************** * Internal Definitions * ********************************************************************************************************** */ #define MCXN947_TIMER_MAX_32BIT 0xFFFFFFFFU #define CTIMER_HANDLER CTIMER0_IRQHandler /* *********************************************************************************************************** * * Type Definitions *********************************************************************************************************** */ volatile bool ctimerIsrFlag = false; /* *********************************************************************************************************** * Global and Static Variables * * Match Configuration for CTIMER Channel 0*/ static ctimer_match_config_t matchConfig0; /* Total Size: NNNbytes * ********************************************************************************************************** */ /* Array initializer of GPIO peripheral base pointers */ static const GPIO_Type *pGpiosBaseAddr[] = GPIO_BASE_PTRS; static pphDriver_TimerCallBck_t pCTimerCallBack; static volatile uint8_t dwTimerExp; static const gpio_interrupt_config_t aInterruptTypes[] = {kGPIO_InterruptLogicZero, /* Unused. */ kGPIO_InterruptLogicZero, kGPIO_InterruptLogicOne, kGPIO_InterruptRisingEdge, kGPIO_InterruptFallingEdge, kGPIO_InterruptEitherEdge, }; /* *********************************************************************************************************** * Private Functions Prototypes * ********************************************************************************************************** */ static void phDriver_CTimerIsrCallBack(void); We will define the following functions to initialize and stop the timer, and to enable timer interruptions and its callback: Spoiler (Highlight to read) phStatus_t phDriver_TimerStart(phDriver_Timer_Unit_t eTimerUnit, uint32_t dwTimePeriod, pphDriver_TimerCallBck_t pTimerCallBack) { uint64_t qwTimerCnt; uint32_t dwTimerFreq; dwTimerFreq = PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK_FREQ; qwTimerCnt = dwTimerFreq; qwTimerCnt = (qwTimerCnt / eTimerUnit); qwTimerCnt = (dwTimePeriod * qwTimerCnt); /* 32-bit timers. */ if(qwTimerCnt > (uint64_t)MCXN947_TIMER_MAX_32BIT) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } if(pTimerCallBack == NULL) /* Timer Start is blocking call. */ { dwTimerExp = 0; pCTimerCallBack = phDriver_CTimerIsrCallBack; } else /* Call the Timer callback. */ { pCTimerCallBack = pTimerCallBack; } /*Configure & start CTIMER*/ /*Ctimer config structure*/ ctimer_config_t config; /*Timer mode, init*/ CTIMER_GetDefaultConfig(&config); CTIMER_Init(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, &config); CTIMER_EnableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); /* Configuration match 0 */ matchConfig0.enableCounterReset = true; matchConfig0.enableCounterStop = false; matchConfig0.matchValue = (uint32_t)qwTimerCnt; matchConfig0.outControl = kCTIMER_Output_NoAction; matchConfig0.outPinInitState = false; matchConfig0.enableInterrupt = true; EnableIRQ(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC); NVIC_SetPriority(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC, PH_DRIVER_SDK_CTIMER_PRIORITY); /*Setup Match*/ CTIMER_SetupMatch(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match_0, &matchConfig0); /*Start*/ CTIMER_StartTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); while (true) { /* Check whether an interrupt occurred */ if (true == ctimerIsrFlag && dwTimerExp) { /* Clear interrupt flag*/ ctimerIsrFlag = false; break; } } return PH_DRIVER_SUCCESS; } phStatus_t phDriver_TimerStart(phDriver_Timer_Unit_t eTimerUnit, uint32_t dwTimePeriod, pphDriver_TimerCallBck_t pTimerCallBack) { uint64_t qwTimerCnt; uint32_t dwTimerFreq; dwTimerFreq = PH_DRIVER_SDK_CTIMER_CLK_FREQ; qwTimerCnt = dwTimerFreq; qwTimerCnt = (qwTimerCnt / eTimerUnit); qwTimerCnt = (dwTimePeriod * qwTimerCnt); /* 32-bit timers. */ if(qwTimerCnt > (uint64_t)MCXN947_TIMER_MAX_32BIT) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } if(pTimerCallBack == NULL) /* Timer Start is blocking call. */ { dwTimerExp = 0; pCTimerCallBack = phDriver_CTimerIsrCallBack; } else /* Call the Timer callback. */ { pCTimerCallBack = pTimerCallBack; } /*Configure & start CTIMER*/ /*Ctimer config structure*/ ctimer_config_t config; /*Timer mode, init*/ CTIMER_GetDefaultConfig(&config); CTIMER_Init(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, &config); CTIMER_EnableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); /* Configuration match 0 */ matchConfig0.enableCounterReset = true; matchConfig0.enableCounterStop = false; matchConfig0.matchValue = (uint32_t)qwTimerCnt; matchConfig0.outControl = kCTIMER_Output_NoAction; matchConfig0.outPinInitState = false; matchConfig0.enableInterrupt = true; EnableIRQ(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC); NVIC_SetPriority(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC, PH_DRIVER_SDK_CTIMER_PRIORITY); /*Setup Match*/ CTIMER_SetupMatch(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match_0, &matchConfig0); /*Start*/ CTIMER_StartTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); while (true) { /* Check whether an interrupt occurred */ if (true == ctimerIsrFlag && dwTimerExp) { /* Clear interrupt flag*/ ctimerIsrFlag = false; break; } } return PH_DRIVER_SUCCESS; } Spoiler (Highlight to read) phStatus_t phDriver_TimerStop(void) { /*Stop timer & disable interrupts*/ CTIMER_StopTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); CTIMER_DisableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); /* Disable at the NVIC */ DisableIRQ(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC); return PH_DRIVER_SUCCESS; } phStatus_t phDriver_TimerStop(void) { /*Stop timer & disable interrupts*/ CTIMER_StopTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); CTIMER_DisableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); /* Disable at the NVIC */ DisableIRQ(PH_DRIVER_SDK_CTIMER_NVIC); return PH_DRIVER_SUCCESS; } We will also have definitions for the functions that configure and handle GPIOs of the MCXN947 and enable interruptions. Spoiler (Highlight to read) phStatus_t phDriver_PinConfig(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc, phDriver_Pin_Config_t *pPinConfig) { gpio_pin_config_t sGpioConfig; uint8_t bPinNum; uint8_t bPortGpio; if((ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_BIDIR) || (pPinConfig == NULL)) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } /* Extract the Pin, Gpio, Port details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bPortGpio = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); sGpioConfig.pinDirection = (ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_OUTPUT) ? kGPIO_DigitalOutput:kGPIO_DigitalInput; sGpioConfig.outputLogic = pPinConfig->bOutputLogic; if(ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT) { gpio_interrupt_config_t intConfig = aInterruptTypes[(uint8_t)pPinConfig->eInterruptConfig]; GPIO_GpioClearInterruptFlags((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); GPIO_SetPinInterruptConfig((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum, intConfig); EnableIRQ(EINT_IRQn); GPIO_PinInit((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT],bPinNum,&sGpioConfig); } else { GPIO_PinInit((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT],bPinNum,&sGpioConfig); } return PH_DRIVER_SUCCESS; } phStatus_t phDriver_PinConfig(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc, phDriver_Pin_Config_t *pPinConfig) { gpio_pin_config_t sGpioConfig; uint8_t bPinNum; uint8_t bPortGpio; if((ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_BIDIR) || (pPinConfig == NULL)) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } /* Extract the Pin, Gpio, Port details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bPortGpio = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); sGpioConfig.pinDirection = (ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_OUTPUT) ? kGPIO_DigitalOutput:kGPIO_DigitalInput; sGpioConfig.outputLogic = pPinConfig->bOutputLogic; if(ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT) { gpio_interrupt_config_t intConfig = aInterruptTypes[(uint8_t)pPinConfig->eInterruptConfig]; GPIO_GpioClearInterruptFlags((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); GPIO_SetPinInterruptConfig((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum, intConfig); EnableIRQ(EINT_IRQn); GPIO_PinInit((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT],bPinNum,&sGpioConfig); } else { GPIO_PinInit((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT],bPinNum,&sGpioConfig); } return PH_DRIVER_SUCCESS; } Spoiler (Highlight to read) uint8_t phDriver_PinRead(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc) { uint8_t bValue; uint32_t intStatus; uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); if(ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT) { /*Get value of pin interrupt status*/ intStatus = GPIO_PinGetInterruptFlag((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); bValue = intStatus ? 1:0; } else { /*Read pin value*/ bValue = (uint8_t)GPIO_PinRead((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); } return bValue; } uint8_t phDriver_PinRead(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc) { uint8_t bValue; uint32_t intStatus; uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); if(ePinFunc == PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT) { /*Get value of pin interrupt status*/ intStatus = GPIO_PinGetInterruptFlag((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); bValue = intStatus ? 1:0; } else { /*Read pin value*/ bValue = (uint8_t)GPIO_PinRead((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum); } return bValue; } Spoiler (Highlight to read) void phDriver_PinWrite(uint32_t dwPinNumber, uint8_t bValue) { uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); GPIO_PinWrite((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum, bValue); } void phDriver_PinClearIntStatus(uint32_t dwPinNumber) { uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); /*Clear interrupt flag*/ GPIO_GpioClearInterruptFlags((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], (1U << bPinNum)); } void phDriver_PinWrite(uint32_t dwPinNumber, uint8_t bValue) { uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); GPIO_PinWrite((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], bPinNum, bValue); } void phDriver_PinClearIntStatus(uint32_t dwPinNumber) { uint8_t bGpioNum; uint8_t bPinNum; /* Extract the Pin, Gpio details from dwPinNumber */ bPinNum = (uint8_t)(dwPinNumber & 0xFF); bGpioNum = (uint8_t)((dwPinNumber & 0xFF00)>>8); /*Clear interrupt flag*/ GPIO_GpioClearInterruptFlags((GPIO_Type *)pGpiosBaseAddr[GPIO_PORT], (1U << bPinNum)); } It is also necessary to add functions required for the library to function correctly. Spoiler (Highlight to read) void phDriver_EnterCriticalSection(void) { NVIC_DisableIRQ(EINT_IRQn); } void phDriver_ExitCriticalSection(void) { NVIC_EnableIRQ(EINT_IRQn); } phStatus_t phDriver_IRQPinRead(uint32_t dwPinNumber) { phStatus_t bGpioVal = false; bGpioVal = phDriver_PinRead(dwPinNumber, PH_DRIVER_PINFUNC_INPUT); return bGpioVal; } phStatus_t phDriver_IRQPinPoll(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc, phDriver_Interrupt_Config_t eInterruptType) { uint8_t bGpioState = 0; if ((eInterruptType != PH_DRIVER_INTERRUPT_RISINGEDGE) && (eInterruptType != PH_DRIVER_INTERRUPT_FALLINGEDGE)) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } if (eInterruptType == PH_DRIVER_INTERRUPT_FALLINGEDGE) { bGpioState = 1; } while(phDriver_PinRead(dwPinNumber, ePinFunc) == bGpioState); return PH_DRIVER_SUCCESS; } void phDriver_EnterCriticalSection(void) { NVIC_DisableIRQ(EINT_IRQn); } void phDriver_ExitCriticalSection(void) { NVIC_EnableIRQ(EINT_IRQn); } phStatus_t phDriver_IRQPinRead(uint32_t dwPinNumber) { phStatus_t bGpioVal = false; bGpioVal = phDriver_PinRead(dwPinNumber, PH_DRIVER_PINFUNC_INPUT); return bGpioVal; } phStatus_t phDriver_IRQPinPoll(uint32_t dwPinNumber, phDriver_Pin_Func_t ePinFunc, phDriver_Interrupt_Config_t eInterruptType) { uint8_t bGpioState = 0; if ((eInterruptType != PH_DRIVER_INTERRUPT_RISINGEDGE) && (eInterruptType != PH_DRIVER_INTERRUPT_FALLINGEDGE)) { return PH_DRIVER_ERROR | PH_COMP_DRIVER; } if (eInterruptType == PH_DRIVER_INTERRUPT_FALLINGEDGE) { bGpioState = 1; } while(phDriver_PinRead(dwPinNumber, ePinFunc) == bGpioState); return PH_DRIVER_SUCCESS; } Finally, here, we will have the definition of the timer interrupt handler and ISR callback. Spoiler (Highlight to read) void CTIMER0_IRQHandler(void) { /* Clear interrupt flag.*/ CTIMER_ClearStatusFlags(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0Flag|kCTIMER_Capture0Flag); /* Single shot timer. Stop it. */ CTIMER_StopTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); CTIMER_DisableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); pCTimerCallBack(); ctimerIsrFlag = true; } static void phDriver_CTimerIsrCallBack(void) { dwTimerExp = 1; } void CTIMER0_IRQHandler(void) { /* Clear interrupt flag.*/ CTIMER_ClearStatusFlags(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0Flag|kCTIMER_Capture0Flag); /* Single shot timer. Stop it. */ CTIMER_StopTimer(PH_DRIVER_SDK_CTIMER); CTIMER_DisableInterrupts(PH_DRIVER_SDK_CTIMER, kCTIMER_Match0InterruptEnable|kCTIMER_Capture0InterruptEnable); pCTimerCallBack(); ctimerIsrFlag = true; } static void phDriver_CTimerIsrCallBack(void) { dwTimerExp = 1; } With these additions, we have all the functions needed (based on the FRDM-MCXN947 SDK) by the library to communicate with the PN5190. BoardSelection.h In this header file, which is found at “DAL > cfg” we will add the definition set in the preprocessor settings to use the FRDM-MCXN947 board as host by adding the following lines to the file: Spoiler (Highlight to read) #ifdef PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD # include #endif #ifdef PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD # include #endif ph_NxpBuild_App.h In this header found at “intfs” folder, we will add our board support to use it with the PN5190 by adding the following change: Spoiler (Highlight to read) #if defined(PHDRIVER_LPC1769PN5190_BOARD) \ || defined(PHDRIVER_K82F_PNEV5190B_BOARD)\ || defined(PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD) # define NXPBUILD__PHHAL_HW_PN5190 #endif #if defined(PHDRIVER_LPC1769PN5190_BOARD) \ || defined(PHDRIVER_K82F_PNEV5190B_BOARD)\ || defined(PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD) # define NXPBUILD__PHHAL_HW_PN5190 #endif phApp_Init.h In this header located at “intfs” folder we will add the required include files for the initialization of our board and enable the correct debug interface. Spoiler (Highlight to read) /*Check for MCXN controller based boards*/ #if defined (PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD) #define PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #endif #ifdef PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #include #include #include #include #include #include #endif Please replace this line. /*Check for MCXN controller based boards*/ #if defined (PHDRIVER_FRDMMCXN947_PN5190_BOARD) #define PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #endif #ifdef PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #include #include #include #include #include #include #endif Please replace this line. Spoiler (Highlight to read) #if defined(PHDRIVER_KINETIS_K82)|| defined(PHDRIVER_FRDM_MCXN947)   #if defined(PHDRIVER_KINETIS_K82)|| defined(PHDRIVER_FRDM_MCXN947) phApp_Init.c Finally, in this source file we will add the initialization code for the MCXN947 to complement the initialization macros defined in the previous phApp_Init.h file modification. Here we will call functions to initialize clocks and UART pins. Spoiler (Highlight to read) #ifdef PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #include "fsl_common.h" #include "pin_mux.h" #include "clock_config.h" #include "board.h" static void phApp_MCXN947_Init(void){ BOARD_InitBootPins(); BOARD_InitBootClocks(); BOARD_InitDebugConsole(); } #endif #ifdef PHDRIVER_FRDM_MCXN947 #include "fsl_common.h" #include "pin_mux.h" #include "clock_config.h" #include "board.h" static void phApp_MCXN947_Init(void){ BOARD_InitBootPins(); BOARD_InitBootClocks(); BOARD_InitDebugConsole(); } #endif Spoiler (Highlight to read) #elif defined(PHDRIVER_FRDM_MCXN947) phApp_MCXN947_Init(); #elif defined(PHDRIVER_FRDM_MCXN947) phApp_MCXN947_Init(); These functions are used to initialize the correspondent clocks of each peripheral such as CTIMER, the input pins multiplexor for selecting GPIO functionality and FLEXCOMM for SPI. In here we also set the GPIO functionality for pins P0_31 and P0_28 (IRQ and RESET), as well as UART3 for printing the tag information on the serial port connected to the computer. Additionally, we need to set the NVIC priority to ensure that interrupts can occur. Add the NVIC_SetPriority() function to phApp_Configure_IRQ(). Spoiler (Highlight to read) #ifdef PH_PLATFORM_HAS_ICFRONTEND #if !(defined(PH_OSAL_LINUX) && defined(NXPBUILD__PHHAL_HW_PN5190)) phDriver_Pin_Config_t pinCfg; NVIC_SetPriority(EINT_IRQn, EINT_PRIORITY); pinCfg.bOutputLogic = PH_DRIVER_SET_LOW; pinCfg.bPullSelect = PHDRIVER_PIN_IRQ_PULL_CFG; pinCfg.eInterruptConfig = PIN_IRQ_TRIGGER_TYPE; phDriver_PinConfig(PHDRIVER_PIN_IRQ, PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT, &pinCfg); #endif #ifdef PH_PLATFORM_HAS_ICFRONTEND #if !(defined(PH_OSAL_LINUX) && defined(NXPBUILD__PHHAL_HW_PN5190)) phDriver_Pin_Config_t pinCfg; NVIC_SetPriority(EINT_IRQn, EINT_PRIORITY); pinCfg.bOutputLogic = PH_DRIVER_SET_LOW; pinCfg.bPullSelect = PHDRIVER_PIN_IRQ_PULL_CFG; pinCfg.eInterruptConfig = PIN_IRQ_TRIGGER_TYPE; phDriver_PinConfig(PHDRIVER_PIN_IRQ, PH_DRIVER_PINFUNC_INTERRUPT, &pinCfg); #endif pin_mux.c Inside the function “BOARD_InitBootPins()” which is defined in board -> pin_mux.c file, the following initializations need to be added: Spoiler (Highlight to read) void BOARD_InitBootPins(void) { /* Use FRO HF clock for some of the Ctimers */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivCtimer0Clk, 1u); CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_CTIMER0); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1); BOARD_InitPins(); } void BOARD_InitBootPins(void) { /* Use FRO HF clock for some of the Ctimers */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivCtimer0Clk, 1u); CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_CTIMER0); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1); BOARD_InitPins(); } Additionally, within the “BOARD_InitPins()” function available in the same file, we will replace the initializations of the GPIO and UART pins. Spoiler (Highlight to read) void BOARD_InitPins(void) { /* Enables the clock for PORT0 controller: Enables clock */ CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port0); /* Enables the clock for PORT1: Enables clock */ CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port1); const port_pin_config_t port0_19_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 19U, &port0_19_config); const port_pin_config_t port1_0_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 0U, &port1_0_config); const port_pin_config_t port1_1_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 1U, &port1_1_config); const port_pin_config_t port0_31_pinB12_config = { kPORT_PullDown, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 31U, &port0_31_pinB12_config); const port_pin_config_t port0_28_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_6 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_6 (pin C14) is configured as PIO0_6 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 28U, &port0_28_config); const port_pin_config_t port0_2_pinB16_config = { .pullSelect = kPORT_PullDisable, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_HighDriveStrength, /* Pin is configured as SWO */ .mux = kPORT_MuxAlt1, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_2 (pin B16) is configured as SWO */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 2U, &port0_2_pinB16_config); const port_pin_config_t port1_8_pinA1_config = { .pullSelect = kPORT_PullUp, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC4_P0 */ .mux = kPORT_MuxAlt2, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_8 (pin A1) is configured as FC4_P0 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 8U, &port1_8_pinA1_config); const port_pin_config_t port1_9_pinB1_config = { .pullSelect = kPORT_PullDisable, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC4_P1 */ .mux = kPORT_MuxAlt2, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_9 (pin B1) is configured as FC4_P1 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 9U, &port1_9_pinB1_config); } void BOARD_InitPins(void) { /* Enables the clock for PORT0 controller: Enables clock */ CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port0); /* Enables the clock for PORT1: Enables clock */ CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port1); const port_pin_config_t port0_19_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 19U, &port0_19_config); const port_pin_config_t port1_0_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 0U, &port1_0_config); const port_pin_config_t port1_1_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 1U, &port1_1_config); const port_pin_config_t port0_31_pinB12_config = { kPORT_PullDown, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_10 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_10 (pin B12) is configured as PIO0_10 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 31U, &port0_31_pinB12_config); const port_pin_config_t port0_28_config = { kPORT_PullDisable, kPORT_LowPullResistor, kPORT_FastSlewRate, kPORT_PassiveFilterDisable, kPORT_OpenDrainDisable, kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as PIO0_6 */ kPORT_MuxAlt0, kPORT_InputBufferEnable, kPORT_InputNormal, kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_6 (pin C14) is configured as PIO0_6 */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 28U, &port0_28_config); const port_pin_config_t port0_2_pinB16_config = { .pullSelect = kPORT_PullDisable, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_HighDriveStrength, /* Pin is configured as SWO */ .mux = kPORT_MuxAlt1, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT0_2 (pin B16) is configured as SWO */ PORT_SetPinConfig(PORT0, 2U, &port0_2_pinB16_config); const port_pin_config_t port1_8_pinA1_config = { .pullSelect = kPORT_PullUp, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC4_P0 */ .mux = kPORT_MuxAlt2, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_8 (pin A1) is configured as FC4_P0 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 8U, &port1_8_pinA1_config); const port_pin_config_t port1_9_pinB1_config = { .pullSelect = kPORT_PullDisable, .pullValueSelect = kPORT_LowPullResistor, .slewRate = kPORT_FastSlewRate, .passiveFilterEnable = kPORT_PassiveFilterDisable, .openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable, .driveStrength = kPORT_LowDriveStrength, /* Pin is configured as FC4_P1 */ .mux = kPORT_MuxAlt2, .inputBuffer = kPORT_InputBufferEnable, .invertInput = kPORT_InputNormal, .lockRegister = kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_9 (pin B1) is configured as FC4_P1 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 9U, &port1_9_pinB1_config); } At the same time, add the following includes to the file: Spoiler (Highlight to read) #include "fsl_common.h" #include "fsl_port.h" #include "board.h" #include "clock_config.h" #include "pin_mux.h" #include "fsl_common.h" #include "fsl_port.h" #include "board.h" #include "clock_config.h" #include "pin_mux.h" Adding include paths Since we are including header files into the project, we must specify which directories to search in order to find the required files. To do this: 1. Open project properties (right-click on project > Properties). 2.Click on the drop menu “C/C++ Build”, then “Settings”. 3.Click on “Includes” option. 4.Click on the “Add..” button at the top right corner of the “Include paths (-l)” menu. 5. Click on “Workspace…” 6. Add the following highlighted directories from FRDM-MCXN project: 7. Accept the changes and click on “Apply and Close”. Add “root folder” to source location 1.Open project properties. 2. Click on the drop menu “C/C++ General”, then “Paths and Symbols”. 3. Click on the “Source Location” tab. 4.Click on “Add Folder…” and add the “ ”. Delete phOsal files We must delete from the path “phOsal > src > NullOs > portable” the files: “phOsal_Port_CM3.c”,“phOsal_Port_PN76xx.c” and “phOsal_Port_PN74xxxx.c”. This has the purpose of avoiding any multiple definition errors when compiling the final project. Add _DSB and _ISB support As final modification step, please include in NxpNfcRdLib->comps->phhalHw->src->PN5190-> phhalHw_Pn5190_Int.c the  “cmsis_gcc.h” to support of _DSB and _ISB functions. Testing Final Project Without OS After making all the previous changes and modifications, the migration is now complete, and we can proceed to compile and flash the example to MCXN947. Please “clean” the project before building by right clicking on the project as follows: To run the project, we will need a serial terminal like Tera Term with the following settings: - 115200 baud rate. - 8 data bits. - No parity. - One stop bit, - No flow control. Once the program is flashed and the serial terminal configured, we can reset the board and power the PNEV5190BP. You should see an output similar to the following: Now if any NFC tag is close to the PNEV5190BP’s antenna, you should see the information displayed as shown in the image below: Adding FreeRTOS support This section presents the steps to follow to add FreeRTOS support to the current project with the possibility of easily choosing either to have OS support or not. 1. Open the “Manage SDK Components” in properties->SDK Management. 2. Search the FreeRTOS kernel component (NXP integration layer), heap 4 and add it to your project. Note: If this option does not appear, you will have to download the SDK with the FreeRTOS stack included. Adding porting-specific files to FreeRTOS folder We need to set the core-specific files which define core register addresses and the assembly instructions that integrate the FreeRTOS kernel functions. The core integrating the MCXN947 IC is the Cortex M33 with Trust Zone, therefore, the folder that we will use to add the port files will be from the folder “ARM_CM33_NTZ” as explained below: 1. Import the SDK example called “freertos_hello_cm33_core0”: 2. Inside this example, you will see the folder “GCC” from the path freertos>freertoskernel>portable>GCC, please copy and paste this folder into the same path of the project. Adding port-specific created folder to include path. Now we need to tell the compiler where to find the port-specific files we just added to the project, to accomplish this: 1. Open the project properties (right-click on project > Properties) and click on “C/C++ General” and on “Paths and symbols”. 2. Here we will click on “Add…” and then “Workspace”. In the new tab we will search the last folder of the path we created (freertos/freertoskernel/portable/GCC/ARM_CM33_NTZ/non-secure), select it and click on “OK” 3. Repeat this step in project > Properties > “C/C++ Build” >Settings >“Includes”. Changing OS preprocessor macro Finally, we just need to tell the compiler that we want to run the example with FreeRTOS, to do this: 1. Open the project properties (right-click on project > Properties) and click on “C/C++ Build”, then on “Settings” and on “Preprocessor”. 2. Now find the previous macro named “PH_OSAL_NULLOS”, double click on it and change it to “PH_OSAL_FREERTOS” 3. Click on “Apply and Close” and click on “Rebuild Index”. 4. To avoid multiple definition issues when we change between NULLOS and FREERTOS, we will discard the SysTickHandler for FREERTOS side located in port.c when the NULLOS macro is defined, as shown the following image: Spoiler (Highlight to read) #ifndef PH_OSAL_NULLOS void SysTick_Handler( void ) /* PRIVILEGED_FUNCTION */ { uint32_t ulPreviousMask; ulPreviousMask = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(); traceISR_ENTER(); { /* Increment the RTOS tick. */ if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE ) { traceISR_EXIT_TO_SCHEDULER(); /* Pend a context switch. */ portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT; } else { traceISR_EXIT(); } } portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulPreviousMask ); } #endif #ifndef PH_OSAL_NULLOS void SysTick_Handler( void ) /* PRIVILEGED_FUNCTION */ { uint32_t ulPreviousMask; ulPreviousMask = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(); traceISR_ENTER(); { /* Increment the RTOS tick. */ if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE ) { traceISR_EXIT_TO_SCHEDULER(); /* Pend a context switch. */ portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT; } else { traceISR_EXIT(); } } portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulPreviousMask ); } #endif 5. Finally, copy and paste the FreeRTOSConfig_Gen.h, FreeRTOSConfig.h and freertos_tasks_c_additions.h files from the freertos_hello example as shown the following image: Now you are able to build and debug following the chapter Testing Final Project Without OS but now with FreeRTOS. NFC Reader Library
記事全体を表示
Can't add new pictures when using the software 1.9.1(无法添加图片) When I was using it the other day, I added new images (in PNG format) as usual, but it took a long time to load, and I couldn’t use other functions during that time. See picture 2. After I closed and restarted the software, I found that all the images in the previously uploaded library were gone, and I also couldn’t upload new images. See picture 1. 当我在某次使用的时候,像往常一样添加新的图片(PNG格式),却加载了很久,期间也无法使用别的功能。请看图二 当我把软件关闭重启后,发现之前上传的图片库里面的图片全都丢失了,并且也无法上传新的图片。请看图一 Re: Can't add new pictures when using the software 1.9.1(无法添加图片) Hi @huang_yingxue  Please try the latest GuiGuider version first and let us know whether the issue can be reproduced. If it still occurs, we can continue the investigation based on the additional information above. Thanks for your understanding. BR Harry
記事全体を表示
How to become a EV powertrain deisgn engineer? How do I become better/employable as Ev powertrain deisgn engineer, what tools should I be familiar with is there anything I can do like make a portfolio to better showcase what ive learnt. Is there any practice assignments or materials online that could help me understand & practice more. My background: I'm new to EV industry, starting from scratch. It's a career change for me.i have degree in mechanical engineering. But was in a different career for past few years and never worked as an engineer.but was always passionate about EVs. So, To get back and brigde the gap I'm doing a course to learn more about ev design ,it's called master's in Ev powertrain design & validation. It's mainly modeling in matlab simulink and few practical on an EV. Alternator Regulator
記事全体を表示
MCUXpresso IDE roadmap Hi everyone, Is MCUXpresso IDE still supported? In the last years there was a MCUXpresso IDE upgrade every about 4 months. Since june 2025 there is not upgrades. Does this mean that MCUXpresso IDE will not be upgraded in the future? Many thanks Biafra Re: MCUXpresso IDE roadmap Hello @biafra , Thanks for your post. At present, there are no plans for a new MCUXpresso IDE roadmap. Our primary focus and recommended development environment is MCUXpresso for Visual Studio Code | NXP Semiconductors. However, the latest MCUXpresso IDE v25.06 is still actively maintained, and you can continue to import and use SDKs for new devices without any issues. Please note that if you use the integrated Config Tools for newer products, make sure to update the Config Tools package manually. For detailed instructions, please refer to: Updating Config Tools in the MCUXpresso IDE - NXP Community. Hope it helps. BR Celeste
記事全体を表示
导出 S32CT .mex配置到 EB Tresos 您好,NXP技术支持, 是否有办法导出/转换 S32CT 配置 .mex 文件?将文件转换成EB TRESOS可以读取/导入/使用的格式?我需要切换到 EB Tresos,但不想手动转移每个配置项。 我附上了一个示例 .mex 文件。我从我的项目中选取文件作为参考,引用。 Re: Exporting S32CT .mex configuration to EB Tresos 你好@DirkEtzler 遗憾的是,目前还没有自动转换工具或插件可以将 S32DS (.mex) 配置迁移到 EB tresos (.arxml) 格式。 S32 配置工具使用 .mex 文件格式,而 EB Tresos 遵循 .arxml 格式。AUTOSAR 标准在架构和约束方面有很大不同。   建议的方法是使用 .mex 文件在 EB Tresos 中手动重新创建配置。配置和生成的驱动程序代码作为参考,引用。您可以参考Tresos Training 提供的 RTD MCAL 指南来获取一些指导。   如果您在迁移过程中遇到任何问题,请提交您的查询,我们将很乐意为您提供帮助。   此致, 朱利安 Re: Exporting S32CT .mex configuration to EB Tresos 你好@Julián_AragónM , 感谢您的快速回复。我会遵守规则,遇到问题时再发帖提问。
記事全体を表示
晶振波形异常 你好,@ lukaszadrapa 我们公司在使用贵公司的FS32K144HFT0MLHT这款MCU, 使用晶振为AV08000009这款8MHz的无源晶振,波形异常。请问这样的晶振波形 贵公司的MCU可以接受吗 是否会影响MCU的正常使用吗 Re: 晶振波形异常 嗨@Kyp 示波器截图似乎没有显示实际的 8 MHz 晶体波形。显示的频率(~256 Hz)与预期的振荡器频率不一致,很可能是由于所选示波器时基和采样率引起的混叠所致。因此,仅凭这一测量结果无法评估晶振(晶体振荡器)的质量。应该使用速度快得多的时基来观察实际的振荡器波形。 此致, Lukas Re: 晶振波形异常 HI ,lukaszadrapa   非常抱歉 ,我们用重新测了一下波形,图片如下 麻烦分析一下,有什么好的建议
記事全体を表示
水晶発振器の波形異常 こんにちは、@lukaszadrapa 弊社では貴社製のFS32K144HFT0MLHTマイクロコントローラを使用しています。 8MHzの受動水晶発振器(AV08000009)を使用した場合、波形が異常になります。この波形は貴社製MCUにとって許容範囲内でしょうか? MCUの正常な動作に影響しますか? Re: 晶振波形异常 こんにちは、 @Kypさん オシロスコープのスクリーンショットには、実際の8MHz水晶発振器の波形が表示されていないようです。表示されている周波数(約256Hz)は、予想される発振器の周波数と一致しておらず、選択されたオシロスコープのタイムベースとサンプリングレートによるエイリアシングが原因である可能性が最も高い。したがって、この測定だけで結晶振動子の品質を評価することはできません。実際の発振器波形を観測するには、より高速な時間軸を使用する必要がある。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: 晶振波形异常 こんにちは、 lukaszadrapa 申し訳ございません。波形を再検査したところ、以下の画像が得られました。 これを分析して、何か提案があればお聞かせください。
記事全体を表示
启用数据缓存 你好、 我正在测试 TFLite AI 模型在恩智浦 FRDM-MCXN947 MCU 上的推理时间和性能。虽然我使用 NPU 时性能不错,但不使用 NPU 时推理速度却相当慢。通过启用数据缓存,我能够缩短其他 MCU 的推理时间。我想知道如何在恩智浦微控制器上启用数据缓存。我们也欢迎任何其他性能提升策略。 MCX N NPU|ML Re: Enabling Data Cache 启用数据缓存可以真正加快工作流程,减少重复处理。对于那些希望进行有效规划的人来说,Persona 融合战略为预测结果和优化结果提供了一种明确的方法。将正确的元素结合在一起,能带来意想不到的效率,这真是令人着迷。这种方法无疑让复杂数据的管理变得更加简单易行。 Re: Enabling Data Cache 有意思您使用过编译器优化标志吗?通常,当 NPU 处于非活动状态时,加强优化(例如 -O3)可以显著加快代码速度。另外,关于数据缓存,请查看 SDK 文档中有关 Cache_enable 或类似函数,特别是适用于 MCXN947 的函数。请记住,优化通常归结为一种平衡行动,就像在 Slope Game 中一样,优化代码与硬件限制以获得最佳性能。祝你好运 Re: Enabling Data Cache 你好@ge0rgeth0mas CACHE64 模块用于缓存 FlexSPI 访问。 根据您的需要,只需启用 lpcache 即可。 BR 哈利 Re: Enabling Data Cache 很高兴看到您在恩智浦 FRDM-MCXN947 上探索 TFLite AI 模型!启用 数据缓存 确实可以显著提高性能。您还可以优化模型大小或量化模型,以提高效率。说到性能,你有没有尝试过将其与 Snow Rider 3D 游戏等游戏应用程序内置?这可能是测试设置能力的一种有趣方式! Re: Enabling Data Cache 你好 Harry,正如你所提到的, 我正在浏览参考手册和 SDK 驱动程序: 我注意到有 * fsl_cach_lpcac.h其中包含L1CACHE_EnableCodeCache() 和 * fsl_cache.h其中包含CACHE64_EnableCache(CACHE64_CTRL_Type *base) CACHE64 可能是数据高速缓存,LPCAC 可能是指令高速缓存? Re: Enabling Data Cache 嗨,哈里、 CACHE64 可能是数据高速缓存,LPCAC 可能是指令高速缓存? Re: Enabling Data Cache 你好@ge0rgeth0mas 您可以参阅 MCX Nx4x 参考手册中的第 5 章。 关于缓存相关的应用程序接口。 您可以参考 MCXN947 SDK 中的 fsl_cache_lpcac.h。 BR 哈利 Re: Enabling Data Cache 这是一项令人着迷的工作!我以前也参与过类似的优化挑战。您是否为 TFLite 模型探索过不同的量化技术?有时,即使是很小的调整,也会在 NPU 未启动时产生不同的效果。说到快节奏的动作,它让我想起了玩 篮球明星!它要求快速反应和策略,就像优化人工智能一样。当你需要从编码工作中解脱出来时,你可能会发现这是一种有趣的分心方式。 Re: Enabling Data Cache FRDM-MCXN947 的工作很有意思!你正在探索不同的性能优化方法,这很好。我没有使用过这种特定的 MCU,但在很多情况下,启用数据缓存肯定会带来不同。您可能会从专注于嵌入式开发的社区中找到一些有用的见解,甚至可能会从那些讨论类似游戏优化挑战的社区中找到一些有用的见解、 绥卡游戏!有时候,提高游戏开发效率的方法可以出人意料地得到很好的转化。祝你的项目好运! Re: Enabling Data Cache 感谢您分享这个问题。硬件加速虽然备受关注,但对于边缘人工智能应用而言,CPU 端优化仍然非常重要。缓存配置、内存对齐、CMSIS-NN 优化和编译器标志绝对是值得探索的领域。这与在《漂移老大》等游戏中逐步提高技能的理念相同——随着时间的推移,微小的调整可以带来更好的结果。 Re: Enabling Data Cache 您的 NPU 测试结果听起来很有希望,而 CPU 的差距可能确实指向缓存或内存放置问题。除了启用 数据缓存 之外,还要检查模型张量和权重是否放置在快速 SRAM 中,确认编译器优化标志,并我的各个运算符以找出瓶颈。将 CMSIS-NN 内核与默认的 TFLite 实现进行比较也可能有所帮助。与优化Slope Unblocked类似,内存访问的微小变化可以显著提高响应速度。
記事全体を表示
S32K144 GPT 通知回调在 SRTC 通道上未触发信号 - MCAL RTM 1.0.6 (AUTOSAR 4.2) + EB 您好,NXP团队, 我正在使用以下 S32K144 进行项目开发: MCAL 软件包:S32K1XX_MCAL4_2_RTM_1_0_6 AUTOSAR 版本:4.2.2 EB Tresos 版本:29.0 设备:S32K144 我遇到的问题是,尽管计时器本身似乎运行正常,但 GPT 通知回调却没有收到触发信号。 GPT 配置 EB Tresos 中 GPT 通道的配置如下: 硬件模块:SRTC 频道:SRTC_0_CH_0 模式:连续 通知:已启用 extern void Gpt_Notification(void); static CONST(Gpt_ChannelConfigType, GPT_CONST) Gpt_InitChannelPB[1] = { { (布尔值)FALSE, &Gpt_Notification, ... (Gpt_ChannelModeType)(GPT_CH_MODE_CONTINUOUS), { (uint8)(SRTC_0_CH_0), (uint8)(GPT_SRTC_MODULE) ... } } }; Gpt_GetTimeElapsed()(在应用程序代码中使用)返回的值在运行时持续增加,这表明: GPT初始化成功。 GPT定时器启动成功。 SRTC计时器计数正常。 然而: Gpt_Notification() 函数从未被调用。 Gpt_Notification() 函数内部的断点永远不会被触发。 请问您能否帮忙澄清一下: S32K1XX_MCAL4_2_RTM_1_0_6 中 SRTC_0_CH_0 上的 GPT 通知是否存在已知问题? 基于 SRTC 的 GPT 是否需要在 GPT 模块配置之外进行任何额外的 NVIC 或中断配置? 或者其他任何可能被遗漏的要点。 此致, 艾西瓦娅 Re: S32K144 GPT Notification Callback Not Triggering on SRTC Channel - MCAL RTM 1.0.6 (AUTOSAR 4.2) 嗨@Aishwr 请检查: EB Tresos 中的 GptIsrEnable - 转到 Gpt -> GptHw配置-> GptHwInterruptChannel。找到 SRTC_0_CH_0 的条目。检查 GptIsrEnable 和 GptChannelIsUsed 是否都已启用。这两个值的默认值均为 false,因此必须显式启用,否则 SRTC 信道的 ISR 将不会激活。 在应用程序代码中调用 Gpt_EnableNotification() - 仅仅在 EB Tresos 中配置通知功能是不够的。在 Gpt_StartTimer() 之后,必须在应用程序中显式调用 API Gpt_EnableNotification(GptConf_GptChannelConfiguration_ )。如果没有这个调用,即使定时器正确触发,司机也不会发送通知。 中断控制器初始化 – 根据用户手册中提到的驱动程序偏差 SWS_Gpt_00355 和 SWS_Gpt_00356,集成代码必须在使用 GPT 驱动程序之前启用 NVIC 中的 RTC/SRTC 中断线。这不是 Gpt_Init() 函数能做到的。请检查此操作是否在您的启动代码或集成代码中执行,以及是否在调用 Gpt_StartTimer() 之前执行。 此致, Lukas
記事全体を表示