こんにちは、@lukaszadrapa
弊社では貴社製のFS32K144HFT0MLHTマイクロコントローラを使用しています。
8MHzの受動水晶発振器(AV08000009)を使用した場合、波形が異常になります。この波形は貴社製MCUにとって許容範囲内でしょうか?
MCUの正常な動作に影響しますか?
IMG_20260718_141710.jpg
こんにちは、 @Kypさん
オシロスコープのスクリーンショットには、実際の8MHz水晶発振器の波形が表示されていないようです。表示されている周波数(約256Hz)は、予想される発振器の周波数と一致しておらず、選択されたオシロスコープのタイムベースとサンプリングレートによるエイリアシングが原因である可能性が最も高い。したがって、この測定だけで結晶振動子の品質を評価することはできません。実際の発振器波形を観測するには、より高速な時間軸を使用する必要がある。
よろしくお願いいたします。
ルーカス
こんにちは、 lukaszadrapa
申し訳ございません。波形を再検査したところ、以下の画像が得られました。 晶振波形.png
これを分析して、何か提案があればお聞かせください。