Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
gAdvertisingStateChanged_c 是否指示哪个广告请求已完成? 你好, 我有一个关于 gAdvertisingStateChanged_c 事件的问题。 当调用 Gap_StartAdvertising() 或 Gap_StopAdvertising() 时,应用程序会等待 gAdvertisingStateChanged_c 事件,然后再继续执行下一个操作。 但是,是否有可靠的方法来确定接收到的 gAdvertisingStateChanged_c 事件对应于之前的 Gap_StartAdvertising() 请求还是之前的 Gap_StopAdvertising() 请求? 例如,如果广告状态更改请求在很短的时间内发出,应用程序能否将特定的 gAdvertisingStateChanged_c 事件与触发信号该事件的 API 调用关联起来? 或者,是否建议应用程序维护自己的状态信息以跟踪待处理的广告请求? 谢谢。 协议:蓝牙 Re: Does gAdvertisingStateChanged_c indicate which advertising request completed? 你好, 谢谢你的解释。 我现在明白了,gAdvertisingStateChanged_c 本身并不能指示它是由广告开始请求还是停止请求触发的。在查看信标示例后,可以看出该应用程序在内部跟踪预期状态(例如,通过使用 mAdvertisingOn 或 mAppTargetState 等变量),并根据其自身的状态机解释事件。 感谢您的支持。我将关闭此帖。 顺祝商祺! Re: Does gAdvertisingStateChanged_c indicate which advertising request completed? 你好@hyama ,希望你一切都好。 gAdvertisingStateChanged_c 事件不包含指示其是否由广告开始/停止调用触发的信息。建议应用程序维护自身的状态,并跟踪后续更改。 为了方便您的开发,我建议您参考以下 SDK 示例: wireless_examples/bluetooth/beacon ,因为它包含一个通过软件定义标志跟踪广播事件的实现。 请告诉我这是否有帮助。
View full article
ECU 总线 PRO 我正在尝试实现一个引导加载程序。   我需要将二进制文件中的数据加载到MCU中,我知道ECU BUS PRO可以执行此功能。 然而,在最新版本(目前使用的是 ECU 总线 PRO 0.8.15)中,没有附加二进制文件的选项。 看来这个功能在旧版本中就有了。哪里可以找到并下载旧版本? 是否有其他方法可以实现这一目标? Re: ECU BUS PRO 您好, 我目前正在研究s32k342的引导加载程序。该开发工作是在RTD 6.0版本下完成的。(使用相同的RTD版本构建了s32k344的引导加载程序,该程序功能正常,并且已通过ECUBUS Pro完成了应用程序的刷写。) 我已验证总线主控中的 CAN 通信。对于请求0x02 10 03,我得到了响应0x02 50 03。 现在我在使用 Ecubus Pro 进行通信时遇到了问题。在ECUBUS Pro上发送同样的请求,会收到总线错误或层超时错误。 我进行了以下调试: 交叉核对了 CAN ID 及其格式 user_config.h:CAN_RX:0x731,CAN_TX:0x739 EcuBus Pro接口:CAN_TX=0x731,CAN_RX=0x739 这两个案例都使用了标准 CANId。 波特率:500kbps CAN 位时序: 监测了 在 S32DS 中实时监测 g_RXCANMsg 缓冲区,测试仪的请求消息存储在缓冲区中。 为什么我在 总线 master 中可以收到响应,而 EcuBus Pro 却收不到响应? 刷机时还有其他需要注意的地方吗?   谢谢, 阿基拉。 Re: ECU BUS PRO 试试这个: https://app.whyengineer.com/examples/nxp_bootloader/readme.html Re: ECU BUS PRO 你好@parksuhun , 1.您可以进入 GitHub 上的 EcuBus 版本税务摊销收益(发布 · ecubus/EcuBus-Pro ),在那里您可以找到所有以前的版本。 2. 您还可以参考AN12323:S32K1xx 固件更新 - 应用笔记,其中解释了引导加载程序和固件更新的基础知识,并包含一个演示,其中一个板通过 CAN 发送固件更新,而第二个板则进行更新。 此致, 朱利安
View full article
Shared Hardware Configuration across different simulink models Hi,  I am working on a project where I have multiple simulink models that  use S32K3 library blocks for inputs and outputs of my microcontroller, I want my different models stored in independent .slx files to share the same Harware configuration (.mex file)  so that if I open one model, modify something in that configuration and save, I can later open a diferent model and I can see those changes applied to the configuration. My problem is that when using the option "referenced configuration" an independent .mex file is generated for each .slx file, also if I generate a configuration and set it as the reference for the different models it will create a local copy for each one of them but I modify any of the local configurations changes will not be applied to the template or other models. Is there a way that I can achieve what I am looking for?  Thanks in advance Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models Hello, To use a reference configuration, you can follow these steps: 0. If you want to set up an existing model for reference configuration, I strongly recommend you to use source control, or to manually create a backup of the whole folder (which contains the model). It might be possible that important files to be deleted or corrupted during the process. Create a new Simulink Model. Save it. It this case, I named it 's32k3_ref_modelA.slx'. Model Model Settings and configure Hardware Board to NXP S32K3xx. In the Hardware tab, choose the right template depending on your board. Apply the settings. Go to Referenced Configuration tab and enable the checkbox. Select the location where you want to store the reference configuration. Click on Create Reference.  In the pop up dialog, choose Base Workspace then MAT-file. At the last pop-up, it is not mandatory to open the referenced configuration.  Now the model created previously uses the reference configuration you just created. These files ("s32k3_ref_modelA_config", "s32k3_ref_modelA_settings.mat" and "s32k3_refmodelAConfig.mex") can now be deleted as they are not used anymore.  To recreate the .mex, you can simply build the s32k3_ref_modelA.  After the build is completed, next to the model you should have the following files. The most important ones are the Configuration_RefS32K3_settings.mat (where the referenced configuration is saved) and the Configuration_RefS32K3Config.mex (where the configuration settings are stored). Create a new model. Save it as s32k3_ref_modelB. Inside the s32k3_ref_modelB, open the Model Explorer. Expand the s32k3_ref_modelB and click on Configuration. Click on Add configuration reference and select the previously created .mat file (Configuration_RefS32K3). Click Apply.  Activate the Refence configuration and delete the old one. This is how the Configuration tab for s32k3_ref_modelB should look at the end. Go back to s32k3_ref_modelB model and open Hardware Settings. Now it should state that a reference configuration is used.  To validate it, build the s32k3_ref_modelB and next to the model you should see only a .mex file Tip! In this scenario, if you want to replace the default .mex configuration file (Configuration_RefS32K3Config.mex) with your configuration project you need to do the following: IMPORTANT! Make sure you have a backup available in case something goes wrong. Delete Configuration_RefS32K3Config.mex Delete Configuration_RefS32K3_Config, s32k3_refModelA_ert_rtw and s32k3_refModelB_ert_rtw folders. Copy your .mex file next to the model. Renamed your .mex file to Configuration_RefS32K3Config.mex Do not forget to give a kudo and to mark this post as Solved if these steps helped you. Thanks! Best regards, Sorin Bancila Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models I am using Matlab 2025b and the 1.8.0 version of the toolbox Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models Hello, Can you please share what MATLAB and toolbox versions do you currently use? Best regards, Sorin Bancila
View full article
異なるSimulinkモデル間での共有ハードウェア構成 こんにちは、 私は複数のSimulinkモデルを持ち、それぞれS32K3ライブラリブロックをマイクロコントローラの入力と出力に使うプロジェクトに取り組んでいます。それぞれのモデルを独立した.slxファイルに保存したいのですファイルは同じHarware設定(.mexファイル)を共有し、あるモデルを開いて設定を変更して保存した場合、後で別のモデルを開いてその変更が設定に適用されているのを確認できます。私の問題は、「参照構成」オプションを使用すると、独立した.mexファイル各.slxファイルに対してファイルが生成されます。また、設定を生成して異なるモデルの参照に設定すると、それぞれのモデルに対してローカルコピーが作成されますが、ローカル設定の変更はテンプレートや他のモデルには適用されません。 自分が求めているものを達成する方法はありますか? 前もって感謝します Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models こんにちは、 参照構成を使用するには、以下の手順を踏みます: 0. 既存のモデルをリファレンス設定用に設定したい場合は、ソース管理を使うか、モデルを含むフォルダ全体の手動バックアップを作成することを強くお勧めします。重要なファイルが削除されたり破損したりする可能性もあります。 新しいSimulinkモデルを作成してください。 保存してください。この場合は「s32k3_ref_modelA.slx」と名付けました モデル モデル設定 を行い、 ハードウェアボード をNXP S32K3xxに設定します。 「ハードウェア」タブで、お使いのボードに応じて適切なテンプレートを選択してください。設定を適用してください。 「参照構成」タブに移動し、チェックボックスを有効にします。参照設定を保存する場所を選択してください。 「参照の作成」をクリックします。 ポップアップダイアログで、 「基本ワークスペース」を選択し、次に「MATファイル」を選択します。最後のポップアップ画面では、参照されている設定ファイルを開く必要はありません。 さて、以前作成したモデルは、先ほど作成したリファレンス構成を使っています。 これらのファイル(「s32k3_ref_modelA_config」「s32k3_ref_modelA_settings.mat」「s32k3_refmodelAConfig.mex」)は、もう使われていないため削除できます。 .mex を再作成するには、単純に作s32k3_ref_modelAも可能です。 ビルドが完了すると、モデルの隣に以下のファイルがあるはずです。最も重要なのはConfiguration_RefS32K3_settings.matです。(参照される構成が保存される場所)とConfiguration_RefS32K3Config.mex (構成設定が保存される場所)。 新しいモデルを作りましょう。s32k3_ref_modelBという名前で保存してください。s32k3_ref_modelB内でモデルエクスプローラーを開きます。 s32k3_ref_modelBを展開し、 [構成]をクリックします。「構成参照の追加」をクリックし、以前に作成した.matファイルを選択します。ファイル( Configuration_RefS32K3 )。「適用」をクリックしてください。 参照設定を有効にして、古い設定を削除してください。 最終的に、s32k3_ref_modelB の設定タブは次のようになります。 モデルs32k3_ref_modelB戻ってハードウェア設定を開きます。これで、参照構成が使用されていることが明記されるはずです。 検証するにはs32k3_ref_modelBをビルドし、モデルの隣に.mexファイルが表示されるはずですファイル ヒント!このシナリオでは、デフォルトの.mexを置き換えたい場合設定プロジェクトに含まれる設定ファイル(Configuration_RefS32K3Config.mex)を使用するには、以下の手順を実行する必要があります。 重要!何か問題が起きた場合に備えて、バックアップを用意しておいてください。 Configuration_RefS32K3Config.mexを削除します。 Configuration_RefS32K3_Config、s32k3_refModelA_ert_rtw、およびs32k3_refModelB_ert_rtwフォルダを削除します。 .mexファイルをコピーしてくださいモデルの隣にファイルしておくといいです。 .mex ファイル名を変更しましたファイルをConfiguration_RefS32K3Config.mexに これらの手順が役に立った場合は、ぜひ「いいね!」を押して、この投稿を解決済みとしてマークしてください。ありがとう! よろしくお願いします、 ソリン・バンシラ Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models 私はMATLAB 2025bとツールボックスのバージョン1.8.0を使用しています。 Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models こんにちは、 現在使っているMATLABやツールボックスのバージョンを教えてもらえますか? 敬具 ソリン・バンチラ
View full article
芯片版本 你好, 我正在寻找有关 MCIMX6S4AVM08AC 到 MCIMX6S4AVM08AD 的芯片版本修订的一些文档。 这次硅片版本做了哪些改动?我没有找到任何相关文件。 MCXA MCXC MCX N Re: silicon revision 嗨@FelipeBalieiro 请参考此数据表。 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX6SDLAEC.pdf 数据手册确认MCIMX6S4AVM08AC涵盖硅 Rev. 1.2/1.3,而MCIMX6S4AVM08AD是 Rev. 1.4,是带有 ROM 修改的新 4N81E 掩码集。 相关 ROM 修改信息可在此处找到: i.MX 6Solo/6DualLite 芯片勘误表 此致, 志明
View full article
シリコン・レビジョン こんにちは、 シリコンのリビジョンをMCIMX6S4AVM08ACからMCIMX6S4AVM08ADにかけてのドキュメントを探しています。 今回のシリコン改訂版では、どのような変更が加えられたのでしょうか?その点に関するドキュメントは見つかりませんでした。 MCXA MCX C MCX N Re: silicon revision こんにちは、 @FelipeBalieiro さん。 このデータシートを参照してください。 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX6SDLAEC.pdf データシートでは、 MCIMX6S4AVM08ACがシリコンRev.1.2/1.3に対応していることが確認されています。MCIMX6S4AVM08ADはRev.1.4であり、ROMの変更を伴う新しい4N81Eマスクセットです。 関連するROM修正はこちらから入手できます:i.MX 6Solo/6DualLiteのChip Errata よろしくお願いします、 志明
View full article
不同 Simulink 模型之间共享硬件配置 你好, 我正在做一个项目,其中有多个 Simulink 模型,这些模型使用 S32K3 库模块作为微控制器的输入和输出。我希望将不同的模型存储在独立的 .slx 文件中。文件共享相同的硬件配置(.mex 文件),这样,如果我打开一个模型,修改该配置中的某些内容并保存,我稍后可以打开另一个模型,并且可以看到这些更改已应用于配置。我的问题是,当使用“引用配置”选项时,会生成一个独立的 .mex 文件。每个 .slx 文件都会生成一个文件。此外,如果我生成一个配置并将其设置为不同模型的参考,引用,它将为每个模型创建一个本地副本,但是如果我修改任何本地配置,更改将不会应用到模板或其他模型。 有什么办法可以让我实现我的目标吗? 提前致谢 Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models 你好, 要使用参考配置,您可以按照以下步骤操作: 0.如果您想将现有模型设置为参考配置,我强烈建议您使用源代码控制,或者手动备份整个文件夹(包含该模型)。因为在此过程中,重要文件可能会被删除或损坏。 创建一个新的Simulink模型。 保存。在这种情况下,我将其命名为“s32k3_ref_modelA.slx”。 模型型号设置和硬件板配置为NXP S32K3xx。在“硬件”选项卡中,根据您的主板选择正确的模板。应用设置。 转到“引用配置”选项卡并启用复选框。选择要存储参考配置的位置。 点击“创建参考,引用”。 在弹出的对话框中,选择“基础工作区” ,然后选择“MAT文件”。在最后一个弹出窗口中,并非必须打开所参考、引用的配置。 现在,之前创建的模型使用了您刚刚创建的参考配置。 这些文件(“s32k3_ref_modelA_config ” 、“s32k3_ref_modelA_settings.mat ”和“s32k3_refmodelA Config.mex ”)现在可以删除,因为它们不再使用。 要重新创建 .mex 文件,您可以直接构建 s32k3_ref_modelA。 构建完成后,版本旁边应该有以下文件。其中最重要的文件是Configuration_RefS32K3_settings.mat。(保存引用配置的地方)和Configuration_RefS32K3Config.mex (存储配置设置的地方)。 创建一个新模型。将其保存为s32k3_ref_modelB。在 s32k3_ref_modelB 中,打开模型资源管理器。 展开s32k3_ref_modelB并单击配置。点击“添加配置引用” ,然后选择之前创建的 .mat 文件。文件( Configuration_RefS32K3 )。点击“申请”。 激活参考配置并删除旧配置。 这是 s32k3_ref_modelB 的配置选项卡最终应该显示的样子。 返回 s32k3_ref_modelB 模型并打开硬件设置。现在应该注明使用的是参考配置。 为了验证这一点,请构建 s32k3_ref_modelB,模型旁边应该只显示一个 .mex 文件。文件 提示!在这种情况下,如果您想替换默认的 .mex 文件,请使用以下方法:在您的配置项目中,您需要执行以下操作:配置文件(Configuration_RefS32K3Config.mex): 重要的!务必准备好备份,以防万一出现问题。 删除Configuration_RefS32K3Config.mex 删除Configuration_RefS32K3_Config、s32k3_refModelA_ert_rtw 和 s32k3_refModelB_ert_rtw文件夹。 复制你的 .mex 文件文件位于模型旁边。 已重命名您的 .mex 文件名文件到Configuration_RefS32K3Config.mex 如果这些步骤对您有帮助,请不要忘记点赞并将此帖子标记为“已解决”。谢谢! 此致, 索林·班奇拉 Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models 我使用的是 Matlab 2025b 和 1.8.0 版本的工具箱。 Re: Shared Hardware Configuration across different simulink models 你好, 请问您目前使用的是哪个版本的MATLAB和工具箱? 此致, 索林·班奇拉
View full article
silicon revision Hello, I looking for some documentation regarding the silicon revision from MCIMX6S4AVM08AC to MCIMX6S4AVM08AD. What change in this silicon revision? I not found any documentation about that. MCXA MCXC MCXN Re: silicon revision Hi @FelipeBalieiro  Please refer this datasheet. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX6SDLAEC.pdf The datasheet confirms that MCIMX6S4AVM08AC covers silicon Rev. 1.2/1.3, while MCIMX6S4AVM08AD is Rev. 1.4, a new 4N81E mask set with ROM modifications. The related ROM modification can be found from here: Chip Errata for the i.MX 6Solo/6DualLite Best Regards, Zhiming
View full article
88w9098: mwifiex driver in abnormal state when wpa_supplicant is used with Invalid password Hello @weidong_sun /NXP Tech Support Hope you are doing well. We are using PCI driver/firmware for 88w9098: from NXP website: https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.18.2_1.0.0 With x86-64 based system running Embedded Linux 6.12.101 Issue: when wpa_supplicant command is used with Invalid password in conf file then Wi-Fi driver is crashing after sometime and all network interfaces are removed. After that Not able to recover Wi-Fi module without power-cycle. Linux log for Driver/Firmware loading wlan: Loading MWLAN driver wlan: Register to Bus Driver... wlan_pcie 0000:06:00.0: enabling device (0140 -> 0142) PCI memory map Virt0: 000000003cb916fe PCI memory map Virt2: 00000000365fd988 Attach moal handle ops, card interface type: 0x206 rps set to f from module param PCIE9098: init module param from usr cfg card_type: PCIE9098, config block: 0 cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 max_uap_bss = 2 cal_data_cfg=none init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin cntry_txpwr = 1 ps_mode = 2 auto_ds = 2 drv_mode = 7 wfd_name=wfd sta_name=mlan uap_name=uap host_mlme=enable fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin rx_work=1 cpu_num=4 Enable moal_recv_amsdu_packet Attach mlan adapter operations.card_type is 0x206. Request firmware: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin Freeing initrd memory: 193348K FW download over, size 754708 bytes WLAN FW is active on_time is 1196059107 VDLL image: len=147136 fw_cap_info=0xc87cefa3, dev_cap_mask=0xffffffff max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 48 set int_sel_mask=0x2020001 Request firmware: nxp/ed_mac.bin Trying download country_power_tble: nxp/txpower_WW.bin Request firmware: nxp/txpower_WW.bin Register NXP 802.11 Adapter mlan0 wlan: uap%d set max_mtu 2000 Register NXP 802.11 Adapter uap0 wlan: uap%d set max_mtu 2000 Register NXP 802.11 Adapter uap1 Register NXP 802.11 Adapter wfd0 wlan: version = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92) wlan_pcie 0000:06:00.1: enabling device (0140 -> 0142) PCI memory map Virt0: 000000002728cc1b PCI memory map Virt2: 000000000541f874 Attach moal handle ops, card interface type: 0x206 rps set to f from module param PCIE9098: init module param from usr cfg card_type: PCIE9098, config block: 1 cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 max_uap_bss = 2 cal_data_cfg=none init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin cntry_txpwr = 1 ps_mode = 2 auto_ds = 2 drv_mode = 7 wfd_name=mwfd sta_name=mmlan uap_name=muap host_mlme=enable fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin rx_work=1 cpu_num=4 Enable moal_recv_amsdu_packet Attach mlan adapter operations.card_type is 0x206. Request firmware: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin WLAN FW already running! Skip FW download WLAN FW is active on_time is 1236174962 VDLL image: len=147136 fw_cap_info=0x487cefa3, dev_cap_mask=0xffffffff max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 48 set int_sel_mask=0x2020001 Request firmware: nxp/ed_mac.bin Trying download country_power_tble: nxp/txpower_WW.bin Request firmware: nxp/txpower_WW.bin Register NXP 802.11 Adapter mmlan0 wlan: muap%d set max_mtu 2000 Register NXP 802.11 Adapter muap0 wlan: muap%d set max_mtu 2000 Register NXP 802.11 Adapter muap1 Register NXP 802.11 Adapter mwfd0 wlan: version = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92) wlan: Register to Bus Driver Done wlan: Driver loaded successfully cat wpa_supplicant-2.4G.conf country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK } cat wpa_supplicant-5G.conf country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK } Steps to reproduce the issue: Step-1 : wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf" Wait for 1-2 minutes and kill wpa_supplicant as below and re-run above command. Step-2: killall wpa_supplicant Step-3: wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf" Step-4: Wait for 1-2 minutes (repeat 1-4 few times if not reproduced) Kernel Log for the Driver Crash kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: mmlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=43 kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=34 kernel: wlan: HostMlme mlan0 send auth to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send auth to bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: wlan: HostMlme mlan0 Connected to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e successfully kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: mmlan0 START SCAN kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=33 kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send auth to bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: wlan: HostMlme mmlan0 Connected to bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc successfully kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: woal_cfg80211_set_rekey_data return: gtk_rekey_offload is DISABLE kernel: wlan: Received disassociation request on mlan0, reason: 3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) Sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=35 kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=30 kernel: wlan: HostMlme mlan0 send auth to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: HostMlme mlan0 Connected to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e successfully kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: HostMlme Disconnected: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=26 kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=30 kernel: wlan: HostMlme mlan0 send auth to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: HostMlme mlan0 Connected to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e successfully kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: Received disassociation request on mmlan0, reason: 3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) Sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS kernel: wlan: Received disassociation request on mlan0, reason: 3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) Sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS kernel: wlan: mlan0 START SCAN kernel: wlan: mmlan0 START SCAN kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=40 kernel: wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=37 kernel: wlan: HostMlme mlan0 send auth to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send auth to bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme Auth received from e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: wlan: HostMlme mlan0 Connected to bssid 12:XX:XX:XX:3c:5e successfully kernel: wlan: HostMlme mmlan0 Connected to bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc successfully kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: mlan0: kernel: wlan: HostMlme Disconnected: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e kernel: WiFi Reset diff 877022236 kernel: WiFi Reset due to EAPOL timeout cnt 6 kernel: Start to process hanging kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: set pending clean kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: mmlan0: kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: wlan: HostMlme Disconnected: sub_type=12 e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: woal_send_disconnect_to_system: set scan time failed kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: set pending clean kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: WIFI auto_fw_reload: fw_reload=6 kernel: Block woal_cfg80211_del_key in abnormal driver state kernel: ========START IN-BAND RESET=========== kernel: Block woal_cfg80211_scan in abnormal driver state kernel: woal_reset_adma:ADMA reset failed(value:97) kernel: woal_reset_intf: get bss info failed kernel: set pending clean kernel: Block woal_cfg80211_scan in abnormal driver state kernel: wlan_pcie 0000:06:00.0 mlan0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.0 uap0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.0 uap1 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.0 wfd0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: woal_reset_intf: get bss info failed kernel: set pending clean kernel: wlan_pcie 0000:06:00.1 mmlan0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap1 (unregistering): left allmulticast mode kernel: wlan_pcie 0000:06:00.1 mwfd0 (unregistering): left allmulticast mode kernel: PCIE Trigger FW In-band Reset success. kernel: Free module params kernel: rps set to f from module param kernel: PCIE9098: init module param from usr cfg kernel: card_type: PCIE9098, config block: 0 kernel: cfg80211_wext=0xf kernel: max_vir_bss=1 kernel: max_uap_bss = 2 kernel: cal_data_cfg=none kernel: init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin kernel: cntry_txpwr = 1 kernel: ps_mode = 2 kernel: auto_ds = 2 kernel: drv_mode = 7 kernel: wfd_name=wfd kernel: sta_name=mlan kernel: uap_name=uap kernel: host_mlme=enable kernel: fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin kernel: rx_work=1 cpu_num=4 kernel: Enable moal_recv_amsdu_packet kernel: Attach mlan adapter operations.card_type is 0x206. kernel: Request firmware: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin kernel: prog_fw: Failed to get command done interrupt retry count = 10001 kernel: FW failed to be active in time! kernel: wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff kernel: WLAN: Fail download FW with nowwait: 0 kernel: Config Space Registers: kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b kernel: reg:0x04 value=0x00100546 kernel: reg:0x10 value=0x82d0000c kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b kernel: reg:0x3c value=0x000001ff kernel: reg:0x44 value=0x00000008 kernel: reg:0x50 value=0x018b7005 kernel: reg:0x60 value=0xfffffffe kernel: reg:0x64 value=0x00000000 kernel: reg:0x80 value=0x10120042 kernel: reg:0x98 value=0x00000000 kernel: reg:0x170 value=0x0001001e kernel: FW Scrach Registers: kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00 kernel: reg:0x1c98 value=0x0 kernel: reg:0x1c9c value=0x0 kernel: reg:0x1c98 value=0x0 kernel: reg:0x1c9c value=0x0 kernel: Interface registers dump from offset 0x1c98 to 0x1c9f kernel: PCIE registers from offset 0x1c20 to 0x1c9c: kernel: 00000000 00000002 0000004f 00000000 ffffffff 00000002 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: ffece0e0 00000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 fedcba00 00000000 00000000 00000000 kernel: kernel: ADMA Tx/Rx/Event/Cmd/CmdResp registers: kernel: ADMA registers dump from offset 0x10000 to 0x10068 kernel: 00100000 ffece0e0 00000000 c010ad64 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f002 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x10800 to 0x10868 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x10880 to 0x108e8 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00000000 kernel: ADMA registers dump from offset 0x11000 to 0x11068 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x11080 to 0x110e8 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00000000 kernel: woal_request_fw failed kernel: Firmware Init Failed kernel: Config Space Registers: kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b kernel: reg:0x04 value=0x00100546 kernel: reg:0x10 value=0x82d0000c kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b kernel: reg:0x3c value=0x000001ff kernel: reg:0x44 value=0x00000008 kernel: reg:0x50 value=0x018b7005 kernel: reg:0x60 value=0xfffffffe kernel: reg:0x64 value=0x00000000 kernel: reg:0x80 value=0x10120042 kernel: reg:0x98 value=0x00000000 kernel: reg:0x170 value=0x0001001e kernel: FW Scrach Registers: kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00 kernel: reg:0x1c98 value=0x0 kernel: reg:0x1c9c value=0x0 kernel: reg:0x1c98 value=0x0 kernel: reg:0x1c9c value=0x0 kernel: Interface registers dump from offset 0x1c98 to 0x1c9f kernel: PCIE registers from offset 0x1c20 to 0x1c9c: kernel: 00000000 00000002 0000004f 00000000 ffffffff 00000002 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: ffece0e0 00000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 fedcba00 00000000 00000000 00000000 kernel: kernel: ADMA Tx/Rx/Event/Cmd/CmdResp registers: kernel: ADMA registers dump from offset 0x10000 to 0x10068 kernel: 00100000 ffece0e0 00000000 c010ad64 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f002 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x10800 to 0x10868 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x10880 to 0x108e8 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00000000 kernel: ADMA registers dump from offset 0x11000 to 0x11068 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00808c8c kernel: ADMA registers dump from offset 0x11080 to 0x110e8 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 kernel: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 kernel: 80000948 00000000 00000000 kernel: Free module params Is this known Driver/Firmware issue ? Is there any solution available to fix this ? Let me know if any other information is required. Regards, Kalpesh RF Re: 88w9098: mwifiex driver in abnormal state when wpa_supplicant is used with Invalid password Hello NXP TechSupport Team, Could you please provide feedback on above issue ? Thanks, Kalpesh Re: 88w9098: mwifiex driver in abnormal state when wpa_supplicant is used with Invalid password Dear @kbpanchal005 , Thanks for your detailed information. Could you please perform the following tests to help narrow down the scope of the issue? =============================================== Please replace the example BSSID and frequency settings below with the actual BSSID and operating channel used by your AP. 1. Single channel test --2.4G country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # change it to your AP's 2.4G MAC address. psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2437 } --5G country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # change it to your AP's 5G MAC address. psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=5180 } 2. Limited Channel Test --2.4G country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # change it to your AP's 2.4G MAC address. psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2412 2437 2462 } --5G country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # change it to your AP's 5G MAC address. psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=5180 5200 5220 5240 } 3. Reduced Scan Activity Test --2.4G. country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # change it to your AP's 2.4G MAC address psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2437 # Option A (recommended) # RSSI > -70 dBm: background scan every 300 seconds # RSSI <= -70 dBm: background scan every 30 seconds bgscan="simple:30:-70:300" # Option B # Disable background scan completely # Replace the above line with: # bgscan="" } --5G country=US update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # change it to your AP's 5G MAC address psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=5180 # Option A (recommended) # RSSI > -70 dBm: background scan every 300 seconds # RSSI <= -70 dBm: background scan every 30 seconds bgscan="simple:30:-70:300" # Option B # Disable background scan completely # Replace the above line with: # bgscan="" } [Note] The purpose of these tests is to evaluate whether scan activity has any impact on issue reproduction. Test 1 limits scanning to a single channel. Test 2 allows scanning across multiple channels. Test 3 further attempts to reduce scan activity using bgscan configuration. Please note that bgscan is primarily intended for roaming scenarios after a successful connection. Depending on the wpa_supplicant version and platform integration, its effectiveness in an authentication failure scenario may vary. The AP BSSID and frequency list are intentionally fixed in these tests to reduce AP selection and channel selection variables during reproduction. =============================================== Thanks, Best Regards, Weidong
View full article
KITPF09FRDMPGM – 是否包含错误的板? 我订购了一台 KITPF09FRDMPGM。交付内容包括 KITPF09FRDMPGM 和一块单独的 FRDM-KL25Z 板。 但是,我认为这两个板不兼容,或者至少我看不出它们应该如何连接。例如,FRDM-KL25Z 上的 J21 接头在机械上会妨碍操作。 此外,将 KITPF09FRDMPGM 插入 FRDM-KL25Z 所需的针脚接头也缺失。 请问有人能确认一下套件里是否包含了正确的板吗?它看起来不应该和 KITPF7100FRDMPGM 附带的板相似吗? i.MX 的 PMIC Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 你好, KITPF09FRDMPGM 套件中包含的板是正确的板。KITPF09FRDMPGM 和 FRDM-KL25Z 是作为单独的板提供的,并且按预期组装时是兼容的。 所需的针脚排针未预先安装,必须单独购买并焊接在板上。安装好合适的接头后,就可以正确连接板了。 我已经测试过 KITPF09FRDMPGM 板,没有任何问题,所以板子本身是正确的,功能也正常。 希望这能帮到你! Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 我已经把排针焊接好了。但是,当我尝试使用 NXP_GUI 连接该套件时,没有任何反应。我还找到了一个适用于 PF8100 的旧套件,其中包含一个较旧的 FRDM-KL25Z;该套件已被检测到。到底出了什么问题? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 好吧,我又仔细考虑了一下。J21 可能只是一个跳线,如果安装了针座,就不会干扰顶板。我试试看。 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 我仍然很惊讶它居然能合身。外形尺寸不同,而且连接器J21会干扰电路板。我应该把它拆焊下来吗? 控制器板不应该更像这样吗?    Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 可能是我把固件搞坏了。请问这个固件是否正确: OpenSDA/PEMicro/2016-02-08/MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA at master · savoca/OpenSDA · GitHub 或者您能给我提供正确的固件链接吗? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 你好@ErikaC , 因为我是d_j的同事: 请您查看一下他的问题,并提供相关信息,告诉我们这个板需要哪个固件版本?由于“开始”按钮处于非活动状态,我们双方都无法建立连接。我们都使用Win11,而不是文档建议的Win10。 先感谢您。 此致, 弗洛里安 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 请将母排针焊接到 KL25 侧。 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 你好@ErikaC , 您能否给我们一些提示或者询问其他同事? 先感谢您。 此致, 弗洛里安 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? @ErikaC你能继续提供支持吗? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 你好@d_j @florian_arndt 让我看看能不能给你发个视频! Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 你好@d_j @florian_arndt 我认为目前没有必要发布视频。首先请注意,连接器 J21 不会干扰 PF09 板。 其次,请查看附件中的 PF09 板固件。我这边测试过了,运行正常。 希望这能帮到你! 此致, 艾丽卡 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? 嗨,艾丽卡, 谢谢你的回答! 以下是我的步骤: 1. 我已检查过J21,确认其与上层电路板没有接触。 2. 我已经下载了你的固件文件 2. 我已按下 RESET 按钮并将 USB 连接到 OpenSDA 连接器。 3. 我已将固件文件复制到资源管理器驱动器 BOOTLOADER 中。 4. 我已将 USB 连接到 KL25Z 的 USB 接口。 遗憾的是,NXP GUI 中的状态仍然在“未连接”和“已断开连接”之间不断切换,“开始”按钮仍然呈灰色。
View full article
i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection Hello, Could you please clarify the actual L1 cache protection implemented in both the Cortex-A53 and Cortex-A72 clusters of i.MX8QM? The i.MX8QM Reference Manual appears to describe different aspects of their L1 protection:   CPU L1 instruction cache L1 data cache Cortex-A53 Protection is not explicitly stated in §11.1.2.1.2 §11.1.2.1.2 specifies 32 KB with SECDED Cortex-A72 §11.1.3.1 specifies 48 KB with parity Protection is not explicitly stated in §11.1.3.1 I understand that an omitted feature description does not necessarily mean that the hardware lacks that feature. I would therefore like to confirm the complete configuration. The Arm TRMs provide additional information: Cortex-A53 r0p4: Table 8-1 places L1 I-cache parity and L1 D-cache ECC/parity under the same CPU_CACHE_PROTECTION implementation option. L2CTLR_EL1[22] reports CPU Cache Protection, although its values are described simply as “Without ECC” and “With ECC.” Cortex-A72 r0p1: L2CTLR_EL1[22] reports support for L1 D-cache ECC and L1 I-cache parity together; bit [21] controls the enabling of implemented ECC/parity protection. Could you please clarify: For each cluster, what protection is implemented for L1 I-cache data/tag RAMs and L1 D-cache data/tag RAMs? In particular: Does the i.MX8QM A53 L1 I-cache have parity protection? Does the i.MX8QM A72 L1 D-cache have ECC protection? Thank you. Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection Yes. The i.MX8QM Cortex-A72 L1 instruction cache does not implement parity, and the L1 data cache does not implement ECC. L2CTLR_EL1[22]=0 is therefore expected silicon behavior, not an erratum. The A72’s L2 ECC capability is separate: the observed value indicates L2 ECC support, while enablement is controlled independently by L2CTLR_EL1[21]. Accordingly, IMX8QMRM §11.1.3.1 should be corrected or clarified. Its statement that the A72 L1 instruction cache has parity protection is not valid for i.MX8QM; it appears to reflect the optional protection described in the generic Cortex-A72 TRM rather than the actual i.MX8QM implementation. Suggested correction: “For the i.MX8QM Cortex-A72 cluster, L1 cache parity/ECC is not implemented; ECC is available only for the shared L2 cache.” Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection Thank you for the clarification. According to the Cortex-A72 TRM, L1 D-cache ECC and L1 I-cache parity are either both supported or both unsupported, as reported by L2CTLR_EL1[22]. They are not described as independently selectable implementation options. Therefore, if i.MX8QM uses an L2-only protection configuration for the A72 cluster, this would imply that neither L1 D-cache ECC nor L1 I-cache parity is implemented. However, IMX8QMRM §11.1.3.1 explicitly describes the A72 L1 instruction cache as having parity protection. Could you please confirm whether the i.MX8QM A72 L1 I-cache actually has parity protection, and whether the reference manual requires a correction? Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection A53 L1 I-cache parity: Yes A72 L1 D-cache ECC: No — the i.MX8QM uses an L2-only protection configuration for the A72 cluster.
View full article
Display not working on IMX 93 FRDM board Hi, I am using an i.MX 93 FRDM board with Linux version 6.6.36 (Scarthgap), the fsl-imx-wayland distribution, and the core-image-weston image. However, the display is not working, and the screen remains blank. The system detects both the display and the HDMI interface, but no output is shown on the screen. Could you please help me identify the possible cause of this issue and suggest steps to troubleshoot it?. Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @Zhiming_Liu , One more observation, When I connected the device to my monitor, it worked as expected. However, after connecting it to my waveshare display and rebooting the device , it failed to work. Interestingly, when I reconnected it to the original monitor and rebooted the device, it worked again. Why this behaviour occurs?? With regards Ajil Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi all, The issue is solved.Changed the required display resolution in  /etc/xdg/weston/weston.ini The display is working fine. With regards  Ajil  Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @ap3415  If the hardware connections are working properly, please use imx-image-core for testing. Best Regards, Zhiming Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @Zhiming_Liu , Thank you for the suggestion. However, my project requires core-image-weston, so I am testing with this image. Could you please suggest how I can troubleshoot the issue with core-image-weston or help identify any additional configuration required to make it work properly? With regards, Ajil
View full article
IMX 93 FRDMボードでディスプレイが動作しない こんにちは、 私は i.MX 93 FRDMボードを使用し、Linuxバージョン6.6.36(Scarthgap)、fsl-imx-waylandディストリビューション、core-image-westonイメージを使用しています。 しかし、ディスプレイは動作せず、画面は真っ暗なままです。システムはディスプレイとHDMIインターフェースの両方を検出しますが、画面には出力が表示されません。 この問題の原因を特定し、トラブルシューティングの手順を教えていただけませんか? Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは@Zhiming_Liuさん もう一つ気づいたことがあります。 モニターに接続すると、期待通りに動作しました。しかし、Waveshareディスプレイに接続してデバイスを再起動した後、動作しなくなりました。興味深いことに、元のモニターに再接続してデバイスを再起動したら、再び正常に動作するようになった。 なぜこのような現象が起こるのでしょうか? に関して アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは、皆さん。 問題は解決しました。必要な表示解像度を変更しました。 /etc/xdg/weston/weston.ini ディスプレイは正常に動作しています。 に関して アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは@Zhiming_Liuさん ご提案ありがとうございます。しかし、私のプロジェクトではcore-image-westonが必要なので、この画像でテストしています。 core-image-westonの問題をどうやってトラブルシューティングできるか、または正常に動作させるために追加設定が必要なか教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは、 @ap3415さん ハードウェア接続が正常に機能している場合は、テストにimx-image-coreを使用してください。 よろしくお願いします、 志明
View full article
我想在 EVBMA7518S48V 上运行一个示例。 请帮忙,需要关于将初始程序烧录到该板上的整个工具链流程的详细信息。我已将我们遇到的错误附在下面。我还需要用户指南和手册的链接,另外,入门指南中有一个开放的图形用户界面工具,但我找不到BMA7518的这个工具。 另外,是否有直接的 .hex 文件?或者通过文件之类的东西,我们可以直接运行电路板吗? 用户指南中列出了所需的软件。 我拿到了 s32DS(如果版本重要请说明),但我不知道从哪里下载 unionGUI,我下载了 EVALGUI,但它不支持 7318 或 7518。哪里可以找到示例代码? • S32DS-ARM:S32 设计工作室 • UnionGUI • EVBMA7518S48V 示例代码 WhatsApp 图片 2026-09-16 下午 1:00:17 (1).jpeg WhatsApp 图片 2026-09-16 下午 1:00:17.jpeg Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it 您好, 我仍在与负责 EVBMA7518S48V 开发的团队进行内部核实。我会在收到他们的反馈后立即更新这个帖子。 BRs,托马斯 Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it 谢谢托马斯。 Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it 附件是示例软件。
View full article
EVBMA7518S48V I want to run an example on it Please help, need details on the entire tool chain flow to flash an initial program on this board. I have attached the errors we are facing below. I also need the link to user guides and manual and also, the getting started guide has a open GUI tool, which I couldn't find anywhere for the BMA7518 And also is there a direct .hex file or something, we can run the board directly? The user guide says the required software are below.  I got s32DS (mention if version matters) and I don't know where to download unionGUI, I downloaded the EVALGUI that doesn't support 7318 or 7518. Where to find the example code? • S32DS-ARM: S32 Design Studio for S32 • UnionGUI • EVBMA7518S48V example code WhatsApp Image 2026-09-16 at 1.00.17 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2026-09-16 at 1.00.17 PM.jpeg Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it Hi, I am still checking this internally with the team responsible for the development of the EVBMA7518S48V. I will update this thread as soon as I receive their feedback. BRs, Tomas Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it Thanks Tomas. Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it Attached is example SW. 
View full article
EVBMA7518S48Vでサンプルを実行したい 助けてください。このボードに初期プログラムを書き込むためのツールチェーン全体の流れについて、詳細な情報が必要です。発生しているエラーを以下に添付しました。ユーザーガイドとマニュアルのリンクも欲しいですし、入門ガイドにはオープンなGUIツールがあるのですが、BMA7518はどこにも見つかりませんでした また、直接.hexファイルはありますか?ファイルか何か、直接理事会を運営できる? ユーザーガイドには必要なソフトウェアが以下にあると書かれています。 私はs32DSを手に入れました(バージョンが重要かどうかも言及してください)が、unionGUIのダウンロード先がわからず、7318や7518をサポートしていないEVALGUIをダウンロードしました。サンプルコードはどこで入手できますか? • S32DS-Arm: S32 Design Studio ・UnionGUI ・EVBMA7518S48V例コード WhatsApp 画像 2026-09-16 午後1時00分17秒 (1).jpeg WhatsApp 画像 2026-09-16 午後1時00分17秒.jpeg Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it こんにちは、 現在、EVBMA7518S48Vの開発を担当しているチームと社内で確認作業を進めています。フィードバックを受け次第、このThreadを更新します。 BRs、トーマス Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it トーマス、ありがとう。 Re: EVBMA7518S48V I want to run an example on it サンプルソフトウェアを添付します。
View full article
IMX 93 FRDM 板显示屏不工作 你好, 我使用的是 i.MX 93 FRDM 板,Linux 版本为 6.6.36 (Scarthgap),fsl-imx-wayland 发行版,以及 core-image-weston 镜像。 但是,显示屏无法正常工作,屏幕一片空白。系统检测到了显示器和HDMI接口,但屏幕上没有显示任何输出。 请问您能否帮我找出这个问题的可能原因,并提供一些故障排除步骤? Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 嗨@Zhiming_Liu , 还有一点需要说明, 当我把设备连接到显示器上时,它工作正常。但是,将其连接到我的 Waveshare 显示器并重启设备后,它却无法工作。有趣的是,当我把它重新连接到原来的监测并重启设备后,它又能正常工作了。 为什么会出现这种行为? 关于 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 大家好, 问题已解决。已更改所需的显示分辨率。 /etc/xdg/weston/weston.ini 显示屏工作正常。 关于 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 嗨@Zhiming_Liu , 谢谢你的建议。但是我的项目需要 core-image-weston,所以我正在用这个镜像进行测试。 请问您能否建议我如何排查 core-image-weston 的问题,或者帮助我确定使其正常工作所需的任何其他配置? 此致敬礼, 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 你好@ap3415 如果硬件连接正常,请使用 imx-image-core 进行测试。 此致, 志明
View full article
i.MX8QM A53/A72 L1キャッシュ保護 こんにちは、 i.MX8QMのCortex-A53およびCortex-A72クラスターで実装されている実際のL1キャッシュ保護 について 、教えていただけます か? i.MX8QMリファレンスマニュアルには、L1保護のさまざまな側面が説明されているようです。   CPU L1命令キャッシュ L1データキャッシュ Cortex-A53 保護は§11.1.2.1.2に明示的に記載されていません。 §11.1.2.1.2SECDEDで32KBを指定 Cortex-A72 §11.1.3.1では、パリティ付き48KBを規定している。 §11.1.3.1では保護について明示的に規定されていない。 機能の説明が省略されているからといって、必ずしもそのハードウェアにその機能が搭載されていないとは限らないことは理解しています。そのため、完全な構成を確認させていただきたいと思います。 Arm TRMは追加情報を提供しています: Cortex-A53 r0p4: 表8-1は、L1 IキャッシュパリティとL1 DキャッシュECC/パリティを同じCPU_CACHE_PROTECTION実装オプションに分類しています。L2CTLR_EL1[22]はCPUキャッシュ保護を報告しますが、その値は単に「ECCなし」と「ECCあり」と説明されています。 Cortex-A72 r0p1: L2CTLR_EL1[22] はL1 DキャッシュECCとL1 Iキャッシュパリティの両方をサポートしていると報告しています。ビット [21]は 実装されたECC/パリティ保護の有効化を制御します。 もう少し詳しく教えていただけますか: 各クラスタにおいて、L1 Iキャッシュのデータ/タグRAMおよびL1 Dキャッシュのデータ/タグRAMに対してどのような保護機能が実装されていますか?特に以下の点について教えてください。 i.MX8QM A53のL1 Iキャッシュにはパリティ保護機能がありますか? i.MX8QM A72のL1データキャッシュにはECC保護機能がありますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection はい。i.MX8QM Cortex-A72 L1命令キャッシュはパリティを実装しておらず、L1データキャッシュはECCを実装していません。したがって、L2CTLR_EL1[22]=0 はシリコンの想定される動作であり、誤りではありません。 A72のL2 ECC能力は別物であり、観測値はL2 ECCサポートを示し、イネーブルメントはL2CTLR_EL1によって独立して制御されます[21]。 したがって、IMX8QMRM §11.1.3.1 は修正または明確化されるべきである。A72のL1命令キャッシュにパリティ保護があるという声明はi.MX8QMには当てはまりません。これは実際のi.MX8QM実装ではなく、汎用Cortex-A72 TRMで説明されているオプションの保護を反映しているように見えます。 訂正案としては「i.MX8QM Cortex-A72クラスタでは、L1キャッシュパリティ/ECCは実装されていません。ECCは共有L2キャッシュのみで利用可能です。」 Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection ご説明いただきありがとうございます。 Cortex-A72 TRMによると、L1 DキャッシュのECCとL1のIキャッシュパリティは、L2CTLR_EL1[22]によってサポートされているか、両方ともサポートされていない場合があります。これらは独立して選択可能な実装オプションとして説明されていません。 したがって、i.MX8QM がA72 クラスタに対してL2 のみの保護構成を使用する場合、これはL1 D キャッシュ ECC も L1 I キャッシュ パリティも実装されていないことを意味します。 しかし、 IMX8QMRM §11.1.3.1では、A72 L1命令キャッシュがパリティ保護を備えていることが明示的に説明されています。 i.MX8QM A72 L1 Iキャッシュに実際にパリティ保護があるのか、またリファレンスマニュアルで訂正が必要なのか確認いただけますか? Re: i.MX8QM A53/A72 L1 cache protection A53 L1 Iキャッシュパリティ: はい A72 L1 DキャッシュECC:いいえ — i.MX8QMはA72クラスタに対してL2のみの保護構成を使用します。
View full article
KITPF09FRDMPGM – 間違った基板が同梱されていますか? KITPF09FRDMPGMを注文しました。納品物には、KITPF09FRDMPGM本体と、別売りのFRDM-KL25Z基板が含まれていました。 しかし、両基板は互換性がないと思いますし、少なくともどう接続すべきかはわかりません。例えば、FRDM-KL25ZのJ21ヘッダーは機械的に邪魔になる。 さらに、KITPF09FRDMPGMをFRDM-KL25Zに接続するために必要なピンヘッダーが欠品しています。 どなたか、キットに正しい基板が付属しているか確認していただけませんか?KITPF7100FRDMPGMに付属の基板と似たような外観であるべきではないでしょうか? i.MX用PMIC Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは、 KITPF09FRDMPGMに付属している基板は正しい基板です。KITPF09FRDMPGMとFRDM-KL25Zは別々の基板として供給され、意図されたとおりに組み立てれば互換性があります。 必要なピンヘッダーはプリインストールされていませんので、別途購入して基板にはんだ付けする必要があります。適切なヘッダーが取り付けられれば、基板を正しく接続できます。 KITPF09FRDMPGM基板は問題なくテストしたので、基板自体は正しく機能しています。 お役に立てば幸いです! Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? ヘッダーピンをはんだ付けしました。しかし、NXP_GUIを使用してキットを接続しようとしても、何も起こりません。また、古いFRDM-KL25Zを搭載したPF8100用の古いキットも見つけました。そちらは検出されました。何が問題なのでしょうか? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? よし、もう一度考えてみた。J21はおそらく単なるジャンパーであり、ピンヘッダーが取り付けられていれば、トップボードに干渉することはありません。試してみます。 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? それがぴったり合うはずだったなんて、今でも驚いています。形状が異なり、コネクタJ21が基板と干渉する。はんだ付けを外すべきでしょうか? コントローラーボードはもっとこんな感じに見えるべきではないでしょうか?    Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? ファームウェアを壊してしまったのかもしれない。これが正しいファームウェアか教えてもらえますか:OpenSDA/PEMicro/2016-02-08/MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118。マスターのSDAです ·savoca/OpenSDA ·GitHub ...あるいは正しいファームウェアのリンクを教えてもらえますか? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは、@ErikaCさん。 私はd_j年の同僚です: 彼の質問を確認し、このボードに必要なファームウェアの情報を教えていただけますか?「スタート」ボタンが無効なので、どちらも接続を確立できません。私たちはどちらもWindows 11を使っており、ドキュメントで推奨されているWin10ではありません。 よろしくお願いします。 よろしくお願いします、 フロリアン Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは@d_j @florian_arndt 動画を送れるか確認させてください! Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? KL25側にメスヘッダーをはんだ付けしてください。 Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? @ErikaCサポートを続けられますか? Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは、@ErikaCさん。 何かヒントをくれたり、他の同僚に聞いたりしてもらえますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いします、 フロリアン Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは@d_j @florian_arndt 現時点では動画は必要ないと思います。まず、コネクタJ21はPF09基板と干渉しないことにご注意ください。 次に、PF09ボード用のファームウェアを添付いたします。こちら側でテストしたところ、正常に動作しています。 お役に立てば幸いです! よろしくお願いします、 エリカ Re: KITPF09FRDMPGM – Wrong Board Included? こんにちは、エリカさん。 ご回答ありがとうございます! 私の手順は以下のとおりです。 1. J21を確認したところ、上層基板に接触がないことを確認できます 2. ファームウェアファイルをダウンロードしました 2. リセットボタンを押してUSBをOpenSDAコネクタに接続しました 3. ファームウェアファイルをエクスプローラードライブのBOOTLOADERにコピーしました。 4. USBをKL25ZのUSBコネクタにコネクテッドしました 残念ながら、NXPのGUIの状態は「接続されていません」と「切断」を繰り返し切り替え、スタートボタンはグレーアウトのままです。
View full article
88w9098:パスワードが無効な状態でwpa_supplicantを使用するとmwifiexドライバーが異常な状態になります こんにちは、@weidong_sun /NXPテクニカルサポートです あなたの調子が良いといいのですが。 NXPのウェブサイトから88w9098のPCIドライバー/ファームウェアを使用しています: https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.18.2_1.0.0 組み込みLinux 6.12.101を実行するx86-64ベースのシステムで 問題点: confファイルでInvalid password wpa_supplicantコマンドを使用すると、Wi-Fiドライバがしばらくしてクラッシュし、すべてのネットワークインターフェースが削除されます。その後、電源の再投入なしではWi-Fiモジュールを復旧できませんでした。 ドライバ/ファームウェアの読み込み用Linuxログ wlan: MWLANドライバーのロード中 wlan:バス運転手に登録... wlan_pcie 0000:06:00.0:有効装置(0140 -> 0142) PCIメモリマップVirt0: 0000000003cb916fe PCIメモリマップVirt2: 00000000365fd988 モアルハンドル操作を取り付ける、カードインターフェースタイプ:0x206 モジュールパラメータから RPS を f に設定します PCIE9098:USR CFGからのinitモジュールパラメータ card_type:PCIE9098、設定ブロック:0 cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 max_uap_bss = 2 cal_data_cfg=なし init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin cntry_txpwr = 1 ps_mode = 2 auto_ds = 2 drv_mode = 7 wfd_name=wfd sta_name=mlan uap_name=uap host_mlme=enable fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin rx_work=1 cpu_num=4 moal_recv_amsdu_packet を有効にする MLANアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。 ファームウェアのリクエスト: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin initrdメモリを解放中: 193348K ファームウェアのダウンロードが完了しました。サイズは754708バイトです。 WLANファイアウォールが有効です on_timeは1196059107です VDLLイメージ:長さ=147136 fw_cap_info=0xc87cefa3、dev_cap_mask=0xffffffff max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 48 int_sel_mask=0x2020001を設定します。 ファームウェアのリクエスト: nxp/ed_mac.bin country_power_table のダウンロードを試みています: nxp/txpower_WW.bin ファームウェアのリクエスト: nxp/txpower_WW.bin NXP 802.11アダプタmlan0を登録する wlan: uap%d で max_mtu を 2000 に設定 NXP 802.11アダプタuap0を登録する wlan: uap%d で max_mtu を 2000 に設定 NXP 802.11アダプタuap1を登録する NXP 802.11アダプタwfd0を登録する wlan: バージョン = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92) wlan_pcie 0000:06:00.1:有効装置(0140 -> 0142) PCIメモリマップVirt0: 000000002728cc1b PCIメモリマップVirt2: 0000000000541f874 モアルハンドル操作を取り付ける、カードインターフェースタイプ:0x206 モジュールパラメータから RPS を f に設定します PCIE9098:USR CFGからのinitモジュールパラメータ card_type: PCIE9098、設定ブロック: 1 cfg80211_wext=0xf max_vir_bss=1 max_uap_bss = 2 cal_data_cfg=なし init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin cntry_txpwr = 1 ps_mode = 2 auto_ds = 2 drv_mode = 7 wfd_name=mwfd sta_name=mmlan uap_name=muap host_mlme=enable fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin rx_work=1 cpu_num=4 moal_recv_amsdu_packet を有効にする MLANアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。 ファームウェアのリクエスト: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin WLANファームウェアは既に稼働中です!ファームウェアのダウンロードをスキップ WLANファイアウォールが有効です on_timeは1236174962です VDLLイメージ:長さ=147136 fw_cap_info=0x487cefa3、dev_cap_mask=0xffffffff max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 48 int_sel_mask=0x2020001を設定します。 ファームウェアのリクエスト: nxp/ed_mac.bin country_power_table のダウンロードを試みています: nxp/txpower_WW.bin ファームウェアのリクエスト: nxp/txpower_WW.bin NXP 802.11アダプタmmlan0を登録する wlan: muap%d で max_mtu を 2000 に設定しました NXP 802.11アダプタmuap0を登録する wlan: muap%d で max_mtu を 2000 に設定しました NXP 802.11アダプタmuap1を登録する NXP 802.11アダプタmwfd0を登録する wlan: バージョン = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92) wlan: バス運転手への登録完了 wlan:ドライバのロードに成功 cat wpa_supplicant-2.4G.conf 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK } cat wpa_supplicant-5G.conf 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK } 問題を再現する手順: ステップ1 : wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf" 1~2分待ってから、以下のようにwpa_supplicantを終了し、上記のコマンドを再度実行してください。 ステップ2: killall wpa_supplicant ステップ3: wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf" ステップ4: 1~2分待ちます(再現しない場合は、ステップ1~4を数回繰り返してください)。 ドライバークラッシュのためのカーネルログ カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャンされたAPカウント=43 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャンされたAPカウント=34 kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル: mlan0: カーネル: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル:WLAN: スキャン完了:スキャン APカウント=33 kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は e2:XX:XX:XX:c9:dc から受信 kernel: wlan: HostMlme mmlan0 bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc にコネクテッド カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル:woal_cfg80211_set_rekey_data返す:gtk_rekey_offloadはDISABLEDです カーネル:WLAN: で解消リクエストを受信 mlan0、理由:3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています) カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済みAPカウント=35 カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=30 kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル: mlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済みAPカウント=26 カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=30 kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル: mlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル:wlan:mmlan0で解離リクエストを受信、理由:3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています) カーネル:WLAN:mlan0で解離リクエストを受信、理由:3 kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています) カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始 カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始 カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=40 カーネル:WLAN: スキャン完了:スキャン済みAPカウント=37 kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル: mlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 カーネル: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信 kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mmlan0: kernel: wlan: HostMlme 認証は e2:XX:XX:XX:c9:dc から受信 kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド kernel: wlan: HostMlme mmlan0 bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc にコネクテッド カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL pktを12に送信:XX:XX:XX:3c:5e カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mlan0: kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信 カーネル: mmlan0: kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: mlan0: kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e カーネル:WiFiリセット差877022236 カーネル:EAPOLタイムアウトによるWiFiリセット cnt 6 カーネル:処理開始 ハング カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:クリーンを待っている設定 カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル: mmlan0: カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 e2:XX:XX:XX:c9:dc カーネル: woal_send_disconnect_to_system: Set Scanning Time Failed カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:クリーンを待っている設定 カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key カーネル:WIFI auto_fw_reload: fw_reload=6 カーネル:異常woal_cfg80211_del_keyブロック ドライバーの状態 カーネル: ========インバンドリセット開始=========== カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_scan カーネル:woal_reset_adma:ADMA reset failed (value:97) カーネル:woal_reset_intf: BSS情報取得に失敗 カーネル:クリーンを待っている設定 カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_scan カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 mlan0(登録解除中):左オールマルチキャストモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 UAP0(登録解除中):左オールマルチキャストモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 UAP1(登録解除):左オールマルチキャストモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 WFD0(登録解除中):左オールマルチキャストモード カーネル:woal_reset_intf: BSS情報取得に失敗 カーネル:クリーンを待っている設定 カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 MMLAN0(登録解除中):左オールマルチキャストモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap0(登録解除中):左オールマルチキャストモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap1(登録解除):左AllMulticastモード カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 MWFD0(登録解除):左のAllMulticastモード カーネル:PCIEトリガーFW インバンドリセット成功。 カーネル: モジュールパラメータを解放 カーネル: モジュールパラメータからrpsをfに設定 カーネル: PCIE9098: usr cfg からの初期化モジュールパラメータ カーネル: カードタイプ: PCIE9098、設定ブロック: 0 カーネル: cfg80211_wext=0xf カーネル: max_vir_bss=1 カーネル: max_uap_bss = 2 カーネル: cal_data_cfg=none カーネル: init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin カーネル: cntry_txpwr = 1 カーネル: ps_mode = 2 カーネル: auto_ds = 2 カーネル: drv_mode = 7 カーネル: wfd_name=wfd カーネル: sta_name=mlan カーネル: uap_name=uap カーネル: host_mlme=enable カーネル: fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin カーネル: rx_work=1 cpu_num=4 カーネル: moal_recv_amsdu_packet を有効にする カーネル: mlanアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。 kernel: 要求ファームウェア:nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin kernel: prog_fw: コマンド実行失敗 割り込み再試行数 = 10001 カーネル:FWが時間内にアクティブ化できませんでした! kernel: wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff kernel: WLAN: fail download fw(nowwait: 0) カーネル:構成空間レジスタ: kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b kernel: reg:0x04 value=0x00100546 カーネル:reg:0x10 値=0x82d0000c kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b カーネル: reg:0x3c value=0x000001ff カーネル: reg:0x44 value=0x00000008 カーネル:reg:0x50 value=0x018b7005 カーネル: reg:0x60 value=0xfffffffe kernel: reg:0x64 value=0x00000000 kernel: reg:0x80 value=0x10120042 kernel: reg:0x98 value=0x00000000 kernel: reg:0x170 value=0x0001001e kernel: FW Scrach レジスタ: kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00 カーネル: reg:0x1c98 value=0x0 カーネル:reg:0x1c9c value=0x0 カーネル: reg:0x1c98 value=0x0 カーネル:reg:0x1c9c value=0x0 カーネル:インターフェースレジスタがオフセット0x1c98から0x1c9fまでダンプします カーネル:オフセット0x1c20から0x1c9cまでのPCIEレジスタ: カーネル:00000000 00000002 00000004f 00000000 FFFFFFFF 00000002 00000000000000000 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル: ffece0e0 000000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 0000000000000000 カーネル: 0000000 00000000 0000000000000000000000 fedcba00 0000000000000000000000000 カーネル: カーネル:ADMA Tx/Rx/イベント情報/Cmd/CmdRespレジスタ: カーネル:ADMAレジスタはオフセット0x10000から0x10068までダンプします。 kernel: 00100000 ffece0e0 00000000 c010AD64 00000000 00000000 00000000 00000000 カーネル:00000000 00000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000002 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル:ADMAはオフセット0x10800から0x10868へのレジスタダンプを行います。 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル:ADMAはオフセット0x10880から0x108e8までレジスタをダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル:80000948 00000000 00000000 カーネル:ADMAはオフセット0x11000から0x11068までレジスタをダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル:ADMAはオフセット0x11080から0x110e8までレジスタをダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル:80000948 00000000 00000000 カーネル:woal_request_fw失敗 カーネル:ファームウェアが失敗しました カーネル:構成空間レジスタ: kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b kernel: reg:0x04 value=0x00100546 カーネル:reg:0x10 値=0x82d0000c kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b カーネル: reg:0x3c value=0x000001ff カーネル: reg:0x44 value=0x00000008 カーネル:reg:0x50 value=0x018b7005 カーネル: reg:0x60 value=0xfffffffe kernel: reg:0x64 value=0x00000000 kernel: reg:0x80 value=0x10120042 kernel: reg:0x98 value=0x00000000 kernel: reg:0x170 value=0x0001001e kernel: FW Scrach レジスタ: kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00 カーネル: reg:0x1c98 value=0x0 カーネル:reg:0x1c9c value=0x0 カーネル: reg:0x1c98 value=0x0 カーネル:reg:0x1c9c value=0x0 カーネル:インターフェースレジスタがオフセット0x1c98から0x1c9fまでダンプします カーネル:オフセット0x1c20から0x1c9cまでのPCIEレジスタ: カーネル:00000000 00000002 00000004f 00000000 FFFFFFFF 00000002 00000000000000000 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル: ffece0e0 000000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 0000000000000000 カーネル: 0000000 00000000 0000000000000000000000 fedcba00 0000000000000000000000000 カーネル: カーネル:ADMA Tx/Rx/イベント情報/Cmd/CmdRespレジスタ: カーネル:ADMAレジスタはオフセット0x10000から0x10068までダンプします。 カーネル: 00100000 ffece0e0 000000000 c010ad64 0000000000 0000000000 000000000 カーネル:00000000 00000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000002 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル:ADMAはオフセット0x10800から0x10868へのレジスタダンプを行います。 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル:ADMAはオフセット0x10880から0x108e8までレジスタをダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル:80000948 00000000 00000000 カーネル:ADMAはオフセット0x11000から0x11068までレジスタをダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル: 80000948 00000000 00808c8c カーネル: ADMAレジスタはオフセット0x11080から0x110e8までダンプします カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002 カーネル:80000948 00000000 00000000 カーネル:自由モジュールパラメータ これは既知のドライバやファームウェアの問題でしょうか? この問題を解決するための手段はありますか? 他に何か情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いいたします。 カルペシュ RF Re: 88w9098: mwifiex driver in abnormal state when wpa_supplicant is used with Invalid password NXPテクニカルサポートチームの皆様、こんにちは。 上記の問題についてフィードバックをいただけますか? ありがとうございます カルペシュ Re: 88w9098: mwifiex driver in abnormal state when wpa_supplicant is used with Invalid password @kbpanchal005様、 詳細な情報ありがとうございます。 問題の範囲を絞り込むために、以下のテストを行っていただけますか? =============================================== 以下の例のBSSIDと周波数設定を、APが実際に使っているBSSIDと動作チャネルに置き換えてください。 1. 単一チャネル試験 --2.4G 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # APの2.4G MACアドレスに変更してください。 psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2437 } --5G 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # APの5G MACアドレスに変更してください。 psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=5180 } 2. 限定チャネルテスト --2.4G 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # APの2.4G MACアドレスに変更してください。 psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2412 2437 2462 } --5G 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # APの5G MACアドレスに変更してください。 psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK 周波数リスト=5180 5200 5220 5240 } 3. スキャン活動低減テスト --2.4G。 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-2.4G-SSID" bssid=e2:xx:xx:xx:c9:dc # アクセスポイントの2.4G MACアドレスに変更してください psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=2437 # オプションA(推奨) # RSSI > -70 dBm: 300秒ごとにバックグラウンドスキャンを実行 # RSSI <= -70 dBm: 30秒ごとにバックグラウンドスキャンを実行 bgscan="simple:30:-70:300" # オプションB # バックグラウンドスキャンを完全に無効にする # 上記の行を以下に置き換えてください: # bgscan="" } --5G 国=アメリカ合衆国 update_config=1 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev ネットワーク={ scan_ssid=1 ssid="NXP-5G-SSID" bssid=12:xx:xx:xx:3c:5e # APの5G MACアドレスに変更してください psk="NXPWRONGPassword" key_mgmt=WPA-PSK freq_list=5180 # オプションA(推奨) # RSSI > -70 dBm: 300秒ごとにバックグラウンドスキャンを実行 # RSSI <= -70 dBm: 30秒ごとにバックグラウンドスキャンを実行 bgscan="simple:30:-70:300" # オプションB # バックグラウンドスキャンを完全に無効にする # 上記の行を以下に置き換えてください: # bgscan="" } [注記] これらのテストの目的は、スキャン活動が問題の再現性に何らかの影響を与えるかどうかを評価することです。 テスト1ではスキャンを1チャネルに制限します。 テスト2では複数のチャネルをまたぐスキャンが可能です。 テスト3では、bgscanの設定を使用してスキャンアクティビティをさらに削減する試みを行います。 bgscanは、接続が成功した後のローミングシナリオを主な目的としていることにご注意ください。wpa_supplicantバージョンやプラットフォーム統合によって、認証失敗シナリオでの効果は異なる場合があります。 これらのテストでは、AP BSSIDと周波数リストを意図的に固定し、再生中のAP選択およびチャネル選択変数を減らしています。 =============================================== ありがとうございます よろしくお願いいたします。 維東
View full article