Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LS1028Aカスタムボードは、CPLDを取り外した後、起動しません。RCWはプルアップ/プルダウン抵抗によって構成されています。 NXPサポートの皆さん、こんにちは。 LS1028Aをベースにした独自の基板の設計を開始しました。この設計ではCPLDを廃止し、RCWはプルアップ/プルダウン抵抗器で構成されています。LS1028AのPORリセットは、200msのリセット遅延を持つリセットICによって制御されます。 測定によると、基板の電源レール、クロック、リセット信号はすべて揃っていますが、プロセッサは起動しません。理由は不明です。 原因の分析を手伝ってもらえますか? ありがとうございます。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 最も可能性の高い原因は以下のとおりです。 CPLDの取り外しにより、cfg_rcw_src抵抗ストラップの設定が誤っています。 RESET_REQ_B意図せずリセット経路に繋がっていること。RESET_REQ_BがPORESET_Bと関連付けられていないことを確認してください。 リセットICが原因でPORESET_Bのタイミングに問題が発生しています。データシートによると、PORESET_Bの立ち上がり/立ち下がり時間はSYSCLKの1周期を超えてはならない。 選択したブートソース内のRCWイメージが無効またはアクセスできません。 HRESET_Bの解放を阻止する外部回路。 一時的にハードコードされたRCWブートモードを選択し、CodeWarriorがCWTAP経由でデバイスに正常に接続できるか確認することをお勧めします。これにより、問題がRCWブートパスに関連するものなのか、リセットハードウェアの実装に関連するものなのかを特定するのに役立ちます。 ありがとうございます。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res LS1028AからCPLDを取り外しました。電源投入シーケンスは、リファレンスボードの回路図に従います。RCWは、プルアップ/プルダウン抵抗器によって構成され、ハードウェアエンコードされたブートを選択します。その他のすべての構成も、プルアップ/プルダウン抵抗によって設定されます。我々の測定では、PORESET_Bの立ち上がり時間は1クロックサイクルを超えず、リセット時間は200msでした。HRESET_Bはハイレベルからローレベルに変化します。しかし、LS1028Aは正常に起動せず、SDHC1_CLKにクロック信号が出力されません。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res ハードウェアエンコードモードを設定したとき、HRESET_Bが最後に高くなれなかったことを確認させてください。 もしSOなら、ハードウェアの問題の可能性もあります。 LS1028Aリファレンスマニュアル 4.8.6 Power-On Reset Sequence Timing に従って、PORESET_B、HRESET_B、RESET_REQ、ASLEEPの波形をテストしてください 。SYSCLKとPORの設定ピンを同時にテストし、タイミング要件と比較してハードウェアの問題がいつ発生するかを確認するのが良いです。 よろしくお願いします。
View full article
S32k342:Bctudmabuffer 未更新数据。 你好, 我已经为具有 10 个通道的 ADC0 配置了 PIT、BCTU、DMA(通道 6)。 已检查寄存器值 LISTCHR 和 FIFO1DR,MSR:(十进制) MSR:32768 TRGCFG[23] :268477184 MCR:67305600 FIFO1DR:781516942 LISTCHR[0] : 2162725 LISTCHR[1] : 65576 LISTCHR[2] : 6 LISTCHR[3] : 327687 LISTCHR[4] : 2147909636 FIFCR:16777216 FIFOERR:151060480 FIF0SR:0 FIFOCNTR:15 已参考示例代码(https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-...)配置了用于自动 SAR MCAL 的 DMA 通道 6。 问题是:我没有收到 DMA 水印通知和 bctudma 缓冲区的数据。 请问还缺少什么?请指正。 谢谢 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 我正在使用AUTOSAR MCAL。 传输配置是否也需要配置? 需要调用传输 API .? Mcl_SetDmaChannelTransferList 和 Mcl_SetDmaChannelCommand,并使用 MCL_DMA_CH_START_REQUEST。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 目前我正在使用路径,并且已经为此共享了配置: PIT_CH0 → TRGMUX → BCTU_Trg23 → ADC0/Adc1 → DMA 请允许我这样做。 我最终将使用的路径: PIT_CH0 - TRGMUX - BCTU_Trg23 ADC0(5通道) - FIFO1 - eDMA PIT_CH1 - TRGMUX - BCTU_Trg47 - ADC1(5通道) - FIFO2 - eDMA 请告知我相关的配置信息。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 我使用的是 RTD 3.0.0 版本。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Bctu 配置: ADC: DMA: 同时,BCT、PIT、EDMA、DMAMUX_0 的外设时钟也已启用。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 您好, 谢谢你提供的详细信息。 单从寄存器值很难确定缺少什么。由于 ADC 转换似乎已到达 BCTU FIFO,因此该问题可能与 BCTU→DMA 请求路径、DMA 通道配置或 DMAMUX 设置有关。 请您提供以下任一信息: 一个能够重现该问题的简化测试项目,或者 以下是您的 S32 配置工具设置的屏幕截图: ADC BCTU DMA/eDMA DMAMUX PIT 另外,请与我们联系您使用的RTD版本。 通过配置或简化项目,我们可以将其与工作示例进行比较,从而更高效地识别任何缺失或不正确的设置。 BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 您好, 无需传输配置及其对应的代码。传输配置在驱动程序中完成。 您是否已通过 Rm 元器件配置并初始化了 DMAMUX?你应该有类似这样的东西…… 已选择所需频道。然后在代码中调用 Rm init #include "CDD_Rm.h" /* 通过 HLD RM 驱动程序初始化 DMAMUX */ Rm_Init(&Rm_Config); BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 是的,我正在做。 同时执行 Rm_Init Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 您好, 谢谢你提供的详细信息。 根据目前掌握的信息,很难确定根本原因。单凭寄存器转储不足以确定问题是出在 BCTU、DMA、DMAMUX 还是软件配置中。 还有几项需要核实: DMA中断是否已启用且配置正确? 您使用的是ADC BCTU控制模式还是触发信号模式? 请注意,DMA 水印通知仅在使用 BCTU 控制模式时可用。如果您使用的是触发模式,则不会收到 DMA 水印通知。 为了帮助我们分析问题,请您提供以下任一信息: 一个简化的独立组网 (SA)项目,用于重现该问题,或者 请提供所有相关的S32配置工具设置(ADC、BCTU、DMA/DMAMUX、PIT)的完整屏幕截图以及相关代码? 理想情况下,一个完整的简化项目将使我们能够更高效地审查配置并将其与工作参考示例进行比较。 BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 我之前已经分享过所有配置信息了。 ADC: 使用调用 API Adc_EnableCtuControlMode 对 Adc 0 和 1 启用控制模式。 是否还需要调用 Adc_CtuEnableHwTrigger?我还没有调用过这个函数。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 你好, 从提供的截图中,我没有发现明显的问题。 既然您分享了项目和使用的代码,让我创建一些代码来测试您预期的触发场景。 BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 请检查配置。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 好的,由于代码难以共享,请为 s32k342 创建一个测试项目。 谢谢。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 您好, 最后,我针对您预期的配置做了一个 ADC HLD 演示。 触发信号路径: PIT0_CH0 -> TRGMUX -> BCTU 触发信号 23 -> ADC0(5 通道) -> BCTU FIFO1 -> eDMA(通道 0) PIT1_CH1 -> TRGMUX -> BCTU 触发信号 47 -> ADC1(5 通道) -> BCTU FIFO2 -> eDMA(通道 16) 链接在此: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-FRDM-A-S32K344-PIT-ADC-BTCU-ControlMode-FIFO-DMA-HLD/ta-p/2420432 希望对您有所帮助。 BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 感谢, 我会核实确认。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 我查看了示例代码,但它无法正常运行。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 您好, 我看到数据已更新。 BR,彼得 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 请问您能回复一下吗? Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 我配置了和你一样的通道,可以看到 BCTUDMA 缓冲区正在更新。 但我仍然不明白你是如何对齐 ADC0/1 通道的,以及为什么 ADC0 VREFL/H 数据与 ADC1 VREFL/H 通道不匹配。P0通道也一样吗?另外,有些通道是内部通道,不需要在端口上配置,但像P7和P0这样的外部通道为什么没有在端口上配置呢?我想配置我的频道(10),如何在BCTU上对齐它?另外,我是否也需要在端口上进行配置,因为您的配置中没有设置p7和p0? 为什么ADC0/1的所有通道都没有包含在ADC配置数组中?为什么每个ADC0/1只包含一个通道?
View full article
IMX95 A55 裸机开发 大家好, 我正在尝试在 NXP i.MX95 的 Arm Cortex-A55 集群上直接启动一个裸机应用程序(使用 i.MX95 EVK / 定制板)。 虽然大部分生态系统文档都侧重于 Linux (Yocto) 或在 Cortex-M7/M33 内核上运行实时任务,但我希望直接在 A55 内核上执行底层代码,而无需底层操作系统内核。 有没有人做过类似的事情(使用哪个IDE,调试探针)?或者您认为这是一个好方法吗? FRDM-IMX95 iMX95 Re: IMX95 A55 Bare Metal Development 你好@thehk 这种方法虽然可行,但由于架构复杂,NXP 并不支持。 此外,您还可以尝试使用适用于 Cortex A55 内核的 i.MX95 的 Zephyr 驱动程序。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
IMX95 A55 ベアメタル開発 こんにちは、みんな、 私は、NXP i.MX95のArm Cortex-A55クラスター(i.MX95 EVK/カスタムボードを使用)に直接ベアメタルアプリケーションを起動しようとしています。 エコシステムのドキュメントの多くはLinux(Yocto)やCortex-M7/M33コアでのリアルタイムタスクの実行に焦点を当てていますが、私は基盤となるOSカーネルなしで、A55コア上で直接低レベルのコードを実行したいと考えています。 誰かこれをやったことがある方はいますか?(どのIDEs、デバッグプローブか)、あるいはこれが良い方法だとご存知ですか? FRDM-IMX95 iMX95 Re: IMX95 A55 Bare Metal Development こんにちは@thehk このアプローチは可能ですが、アーキテクチャが複雑なため、NXPではサポートしていません。 また、Cortex A55コアの i.MX95用Zephyr も試してみてください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi NXP,       There is a question that hope you can check for us.       Question: There are five CAN FD interfaces. We only make sure that one CAN FD is only controlled by M33 domain (AON), but other four CAN FD are in Wake up domain, not sure about whether these four CAN FD interfaces can be controlled by M7 or A55 core ?       Thanks very much.         Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi Zhiming,       Got it.       Thanks very much. Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 Hi @jimmyli  CAN2-5 can be controlled by M7/A55; the clock is uniformly controlled by SM, and interrupts are uniform across M33, M7, and A55. Here are IRQn in M7 SDK. CAN2_IRQn = 38, /**< CAN2 interrupt */ CAN2_ERROR_IRQn = 39, /**< CAN2 error interrupt */ CAN3_IRQn = 40, /**< CAN3 interrupt */ CAN3_ERROR_IRQn = 41, /**< CAN3 error interrupt */ CAN4_IRQn = 42, /**< CAN4 interrupt */ CAN4_ERROR_IRQn = 43, /**< CAN4 error interrupt */ CAN5_IRQn = 44, /**< CAN5 interrupt */ CAN5_ERROR_IRQn = 45, /**< CAN5 error interrupt */ Best Regards, Zhiming
View full article
移除CPLD后,LS1028A定制板无法启动——RCW由上拉/下拉电阻配置 您好,NXP技术支持, 我们已经开始基于LS1028A设计我们自己的板。在这个设计中,我们移除了CPLD,并且RCW采用上拉/下拉电阻进行配置。LS1028A POR 复位由复位 IC 控制,复位延迟为 200 毫秒。 根据我们的测量,所有板电源轨、时钟和复位信号都存在,但处理器无法启动。我们不知道原因。 请问您能否帮忙分析一下可能的原因? 谢谢。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 最可能的原因有: 由于移除了 CPLD,cfg_rcw_src 电阻器跳线设置不正确。 RESET_REQ_B 被意外地连接到了复位路径中。请确认 RESET_REQ_B 是否与 PORESET_B 关联。 由复位IC引起的PORESET_B时序问题。根据数据手册,PORESET_B 上升/下降时间不应超过一个 SYSCLK 周期。 所选启动源中存在无效或无法访问的 RCW 映像。 外部电路阻止 HRESET_B 释放。 我们建议暂时选择硬编码的 RCW 启动模式,并验证 CodeWarrior 是否能够通过 CWTAP 成功连接到设备。这有助于确定问题是与 RCW 启动路径有关,还是与 RESET 硬件实现有关。 谢谢。 Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 让我确认一下,当您设置硬件编码模式时,HRESET_B 最后无法达到高电平。 如果是这样,那很可能是硬件问题。 请按照 LS1028A 参考手册 4.8.6 节“上电复位序列时序”测试 PORESET_B、HRESET_B、RESET_REQ 和 ASLEEP 的波形 。最好同时测试 SYSCLK 和 POR 配置引脚,并将其与时序要求进行比较,以确认硬件问题何时发生。 谢谢! Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res 我们拆除了LS1028A上的CPLD。上电顺序遵循参考电路板电路。RCW 通过上拉/下拉电阻进行配置,选择硬件编码启动。其他所有配置也都是通过上拉/下拉电阻设置的。在我们的测量中,PORESET_B 的上升时间不超过一个时钟周期,RESET 持续时间为 200 毫秒。HRESET_B 先变为高电平,然后变为低电平。但是,LS1028A 无法正常启动,SDHC1_CLK 上没有时钟输出。
View full article
S32K312 eDMA:CITER車載リロード挙動の理解 こんにちは、皆さん 私はNXP S32K312 MCUでeDMAを扱っており、TCDn_CITERレジスタの挙動を理解したい と思っています。 CITERがメインループの最後にゼロになると、 TCDn_BITERから自動的に値を再読み込みすることがわかりました。 以下の点について明確にしておきたいと思います。 この自動リロードは、S32K312における想定されるハードウェア動作なのでしょうか? 主要ループ完了後、CITERはどのような条件下でBITERからデータを再読み込みしますか? BITERから再読み込みするのではなく、CITERをゼロのまま維持できるような設定はありますか? 私は特にCITERレジスタの動作を理解することに興味があります。 ご回答をお待ちしています。 Re: S32K312 eDMA: Understanding CITER Auto-Reload Behavior こんにちは、 @Prateeksha_Jainさん 質問1と2はS32K3xxリファレンスマニュアル、Rev. 12で解説されています。マニュアルには、メジャー反復回数が上限に達すると、eDMAは最終的な送信元アドレスと宛先アドレスの調整、BITER値をCITERに再ロードするなど、メジャーループ終了時のいくつかの操作を実行すると記載されています。 質問3に関してですが、主要ループが完了した後にCITERをゼロのままにするための専用の設定ビットはありません。BITERからCITERへの再ロードは、eDMAハードウェアステートマシンの一部であり、自動的に実行されます。 ただし、メジャーループ完了後にチャネルが追加のDMA要求を処理しないようにするのが目的であれば、DREQビットの使用を検討したほうがいいかもしれません。このシナリオは以前、 Thread「eDMA TCDn_CITERの自動リロードを防ぐ方法」でTCDn_BITER議論されています。 BR、VaneB
View full article
i.MX95のCAN FDインターフェースの配布 こんにちは、NXPさん。 質問があるので、ぜひ確認していただけると嬉しいです。       質問: CAN FDインターフェースは5つあります。1つのCAN FDがM33ドメイン(AON)のみで制御されていることを確認し、 他の4 つのCAN FDはウェイクアップドメインに属しています。これら4つのCAN FDインターフェースがM7コアかA55コアで制御できるかは不明です。 ありがとうございました。         Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 こんにちは、志明さん わかった。 ありがとうございました。 Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 こんにちは、 @jimmyliさん CAN2-5はM7/A55で制御可能です。クロックはSMによって一様に制御され、割り込みはM33、M7、A55で均一です。 こちらはM7 SDKのIRQnです。 CAN2_IRQn = 38, /**< CAN2 interrupt */ CAN2_ERROR_IRQn = 39, /**< CAN2 error interrupt */ CAN3_IRQn = 40, /**< CAN3 interrupt */ CAN3_ERROR_IRQn = 41, /**< CAN3 error interrupt */ CAN4_IRQn = 42, /**< CAN4 interrupt */ CAN4_ERROR_IRQn = 43, /**< CAN4 error interrupt */ CAN5_IRQn = 44, /**< CAN5 interrupt */ CAN5_ERROR_IRQn = 45, /**< CAN5 error interrupt */ よろしくお願いします、 志明
View full article
VLM Edge Studio - video analysis fails with PyAV 19.0.0 Symptoms On a clean install of Linux 6.18.37_2.1.0 i.MX Linux image, the VLM Edge Studio demo fails on Video analysis with: "Error: Connection closed" /tmp/connector.log shows: "TypeError: open() got an unexpected keyword argument 'metadata_errors'" Diagnosis torchvision/io/video.py calls: av.open(filename, metadata_errors="ignore") PyAV 19.0.0 no longer supports metadata_errors. Solution Workaround: Remove metadata_errors="ignore" from both av.open() calls in: /usr/share/eiq/aaf-connector/venv/lib/python3.14/site-packages/torchvision/io/video.py Fix: sed -i 's/av.open(filename, metadata_errors="ignore")/av.open(filename)/g' /usr/share/eiq/aaf-connector/venv/lib/python3.14/site-packages/torchvision/io/video.py After restarting VLM Edge Studio, video analysis works. Source: https://github.com/nxp-imx-support/vlm-edge-studio/issues/3 ARA240 DNPU i.MX Application Processors
View full article
Smart Device Gateway Smart Device Gateway In this post, I want to share a quick walkthrough of Smart Device Gateway, a FastAPI-based demo server that allows connected devices to use local GenAI capabilities accelerated by the Ara240 DNPU. The idea behind this demo is to centralize AI intelligence in one gateway instead of adding powerful AI hardware to every device. A connected device only needs a microphone, speaker, and network connection to become a voice-enabled assistant.   What It Does Smart Device Gateway enables devices such as appliances or embedded clients to send audio to a local server, process the request using speech recognition, RAG, an LLM running on Ara240 DNPU, and text-to-speech, then stream the spoken response back to the client. The current demo showcases intelligent device assistants for a generic oven and coffee machine/barista use case, using device manuals as the knowledge base for contextual responses.   Architecture Overview The Smart Device Gateway receives audio from a client over WebSocket, converts speech to text, retrieves relevant context from a device knowledge base, sends the prompt to the LLM through the eIQ AAF Connector, converts the generated response back to speech, and streams the audio response to the client. At a high level, the flow is: Audio Input → STT → RAG → eIQ AAF Connector / LLM → TTS → Audio Output The LLM runs on the Ara240 DNPU, while the server runs on the FRDM i.MX platform.   Run the Server from Command Line Start the server: run_server_only --host 0.0.0.0 --port 8080 The server expects the eIQ AAF Connector to already be running on 0.0.0.0:8000 with Qwen2.5-7B-Instruct properly configured. Alternatively, the demo can start the server together with the connector: run_server --host 0.0.0.0 --port 8080   Host PC Client Example The demo includes a push_to_talk client that can run on a host PC. After copying the push_to_talk folder, run: python -m uv run push_to_talk.py --server_ip --port --device oven You can also use: python -m uv run push_to_talk.py --server_ip --port --device barista If no device name is provided, the RAG knowledge base is not used and the response is generated from the LLM’s general knowledge.   Walkthrough Video In the attached video, I show how to start the Smart Device Gateway server, connect a client, select a device profile such as oven or barista, ask a voice question, and receive a spoken response generated locally using Ara240 DNPU acceleration. (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6405446901112w960h540r581'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos)   Summary Smart Device Gateway demonstrates how everyday devices can become voice-enabled assistants by connecting to a local AI gateway. By combining STT, RAG, LLM inference on Ara240 DNPU, and TTS, the demo provides a practical reference for building local, privacy-focused GenAI experiences on NXP i.MX platforms.   Link Smart Device Gateway repository Errata:  On Release Linux 6.18.37_2.1.0, there is an issue when launching Smart Device Gateway. Apply the fix described here: Smart Device Gateway – First Initialization Failure ARA2-M2-16G-GT ARA240 Hands-On Training
View full article
Problem with S32DS project creation without SDK S32DS ( Version: 3.6.11 ) When creating the project, the SDK selection interface is empty, even though the corresponding libraries have been installed according to the installation instructions. What could be causing this, and how can it be fixed?       S32 SDK for Power Architecture® S32 SDK for S32K1 Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 Hi @han00  Please follow the post below. RTD 7.0.1 requires GCC 10.2, so it needs to be selected in previous step. Then the RTD will be available for selection.  https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 Regards, Lukas Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 Thank you for your reply. The IDE suggests adding some validation and hint features to avoid such problems.
View full article
FRDM-MCXN947イーサネットポート設定 - PHY LAN8741A イーサネットポートに接続するのに苦労しています。デバッグ中に、FRDMボードで以下のエラーが繰り返し発生します。 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) リンクは既に設定済みです [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:SWRをクリアできません[00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウン Zephyr OSビルドv4.4.2の起動 *** アプリケーションを開始し、MDIOバスをチェックしています... PHYレグ0x01(BMSR):0x7809 PHYレギュラー 0x05(パートナー能力):0xCDE1 PHY登録番号0x1A(記号エラー):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉タイムアウト [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 MDIO通信自体は正常に動作しているようですが、リンクが30msごとにリセットされてしまいます。 FRDM-MCXN947ボード上でLAN8741Aを正しく動作させるには、どのような設定が必要か、何か手がかりはありますか? 開発ボード 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、 @thisisdarlensonl 詳細な情報ありがとうございます。この問題をさらに調査するために、以下の情報を教えていただけますか? どのZephyrサンプルを使っていますか? prj.conf、アプリケーションオーバーレイファイル、ビルドコマンドです。 FRDM-MCXN947ボードのDTSに変更を加えましたか? リンクが30msごとにリセットされる完全なログを教えてもらえますか? この問題を再現したいと思います。 BR ハリー 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、ハリーさん。 ご連絡いただきありがとうございます。prj.congファイルとapp.overlayファイルを添付しました。 私は「ハローワールド」のサンプルから始めて、それを発展させていきました。現在のZephyrのバージョンは4.4.2です コンソールメッセージ全文については、以下をご覧ください。以下を参照してください [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) リンクは既に設定済みです [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:SWRをクリアできません[00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウン Zephyr OSビルドv4.4.2の起動 *** === FRDM-MCXN947 PM-最適化心拍デモ === アプリケーションを開始し、MDIOバスをチェックしています... PHYレグ0x01(BMSR):0x7809 PHYレギュラー 0x05(パートナー能力):0xCDE1 PHY登録番号0x1A(記号エラー):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉タイムアウト [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:00:14.085,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:00:15.094,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:00:15.098,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:01:08.626,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:01:08.636,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:01:08.646,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:01:08.653,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:01:08.659,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:01:08.668,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:01:09.177,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:01:09.182,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:01:22.193,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:01:22.203,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:01:22.213,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:01:22.220,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:01:22.226,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:01:22.235,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:01:22.744,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:01:22.749,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:03:57.817,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:03:57.827,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:03:57.837,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:03:57.844,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:03:57.850,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:03:57.859,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:03:58.368,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:03:58.373,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:05:08.907,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:05:08.917,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:05:08.927,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:05:08.934,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:05:08.940,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:05:08.949,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:05:09.958,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:05:09.963,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:05:36.980,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:05:36.990,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:05:37.000,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:05:37.007,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:05:37.013,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:05:37.022,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:05:38.031,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:05:38.036,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:12:00.195,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:12:00.205,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:12:00.215,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:12:00.222,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:12:00.228,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:12:00.237,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:12:00.746,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:12:00.751,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:13:41.297,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:13:41.307,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:13:41.317,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:13:41.324,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:13:41.330,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:13:41.340,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:13:41.848,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:13:41.853,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:14:02.868,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:14:02.877,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:14:02.888,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:14:02.894,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:14:02.900,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:14:02.910,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:14:03.418,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:14:03.423,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:14:26.439,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:14:26.448,000] phy_mii: check_車載negotiation_completion: PHY (0) 車載交渉シーケンス完了 [00:14:26.459,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:14:26.466,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:14:26.471,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:14:26.481,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:14:27.490,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:14:27.495,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:19:14.115,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:19:14.125,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:19:14.135,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:19:14.142,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:19:14.148,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:19:14.158,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:19:14.666,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:19:14.671,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:20:45.214,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [00:20:45.223,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自動交渉シーケンス完了 [00:20:45.234,000] phy_mii: PHY (0) リンク速度 100 Mb、全二重 [00:20:45.240,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクが確立されました [00:20:45.246,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク速度100Mbit以上 [00:20:45.256,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: リンク全二重 [00:20:45.764,000] phy_mii: PHY (0) がダウンしています [00:20:45.769,000] eth_nxp_enet_qos_mac: リンクがダウンしています [00:25:14.383,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) MII PHY自動交渉シーケンス開始 [ 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A こんにちは、 @thisisdarlensonl 追加情報ありがとうございます。 迅速な検証のために、Zephyr DHCPv4クライアントサンプルを以下のコマンドでテストしました: west build -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 zephyr/samples/net/dhcpv4_client -p always 当初、私は自分のFRDM-MCXN947ボードで同様の問題を確認しました。基板のハードウェアを確認したところ、SJ27が改造されていることが判明しました。 SJ27をデフォルトの位置に戻した後、同じDHCPv4クライアントの例を再度実行したところ、問題は起きなくなりました。PHYは正しく検出され、イーサネットリンクは100 Mbpsの全二重接続で接続されました: [00:00:00.050,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 *** Booting Zephyr OS build v4.4.0-17350-g1ee3b93134be *** [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet@40100000: index=1 [00:00:03.758,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex FRDM-MCXN947ボードのSJ27や他のイーサネット関連のはんだジャンパーが再加工されていないか確認してもらえますか?もしそうなら、デフォルトのイーサネット設定に戻して再度テストしてください。 BR ハリー 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A @Harry_Zhang さん、本当にありがとうございました。大変助かりました、レジェンドです。 デフォルトで表示設定になっているとは気づきませんでした。これで前に進めます。ご協力ありがとうございました。 この点については、別の場所にも記載しておくと良いだろう。また、はんだジャンパーは厄介です 😉 改めて本当にありがとうございました。
View full article
PE Micro调试器 您好,NXP团队, 我想在 UTEST 闪存中记录一个 DCF,以保护 MCU 上的代码不被从板上读取(通过密码)。我可以在不使用调试器的情况下,使用 Design Studio 来完成这项操作吗? 顺祝商祺! 艾哈迈德 Re: Debugger PE Micro 你好, 是的,您可以使用 S32Design Studio 或任何其他编译器来实现。 UTEST 闪存(DCF 所在位置)只是一个设置为 OTP 的普通闪存。因此,您将使用与其他模块相同的标准闪存编程方法。 或者您可以使用调试器: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 感谢您的快速回复。 当我按照您分享的步骤使用 Design Studio 时,出现了这个错误。请问这个错误的原因是什么?如何解决? 另一个问题是,使用这种方法实施审查后,即使使用调试器,一个人是否能在不知道密码的情况下读取板上的代码? Re: Debugger PE Micro 我安装了S32DS R2017版本,并在此版本中重新尝试了这些步骤,但仍然出现同样的错误。可能是什么原因?我应该检查哪些方面? 我认为原因可能是 S32DS 尝试擦除 UTEST 并写入数据,但 UTEST 无法被删除。是否有遗漏的步骤导致 DS32 在写入 DCF 记录之前不要擦除数据? Re: Debugger PE Micro 你好, 正如帖子中所述,这是在 S32DS 版本 R2017 上测试的。 所以我不知道你使用的是哪个版本,而且错误表达式也太笼统了。 微型空白吗? 对于 PEmicro/S32DS,该机制通常通过专用的 UTEST 闪存算法 (*_UTest.pcp) 来实现。 您也可以联系 PEMicro,询问他们的调试器是否有最新版本的脚本/算法。 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 你好, 我认为原因可能是 S32DS 尝试擦除 UTEST 并写入数据,但 UTEST 无法被删除。是否有遗漏的步骤导致 DS32 在写入 DCF 记录之前不要擦除数据? 这或许是一种可能的解释。我从不使用 PE 来编写 UTEST 程序,我们使用的是 Lauterbach 调试器。 我不了解 PE 编程流程,但如果脚本先尝试擦除,则该过程将被中止。 但替代算法针对的是 UTEST,因此脚本不应该删除微数据。重新编程一下就行了。 您也可以按照以下指南尝试使用 PE 微型 GUI: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 顺祝商祺! Peter Re: Debugger PE Micro 当我尝试将 MCU(版本 E 而非版本 B)连接到 MCU 并执行这些步骤时,出现了如下窗口,其中端口字段被锁定,如图所示。 回到用户手册后,我发现这种方法需要使用硬件接口,但我需要一种不需要任何额外调试器的方法,那么使用 PE Micro PROGDSC 的方法是否可以在不使用硬件接口的情况下工作,或者我该怎么做? Re: Debugger PE Micro 任何回复都请!!!
View full article
SynGas OBD Fuel Saverは本当に信頼できる製品ですか?シンガスレビュー2026の正直な深み SynGasのレビュー:SynGas OBD Fuel Saverは本当に効果があるのか?それが、私が自分で試してみる前に抱いた最初の疑問でした。2026年になってもガソリン価格が高止まりしているため、多くのドライバは、高額な車の改造や複雑なチューニングシステムを使わずに燃費を向上させる現実的な方法を探している。 SynGasは、車両のOBD2ポートに接続するだけのシンプルなプラグアンドプレイデバイスで、実際の運転習慣に基づいて車両のECUと連携することで燃料消費を最適化すると謳っています。興味深いのは、即効性のある奇跡的な結果を約束しない点だ。その代わりに、この装置は最初の150マイルの間、加速、ブレーキ、および全体的な運転パターンをよりよく理解するための学習段階を経て、燃料最適化をより効果的に調整する。 最新のSynGasの詳細と公式情報はこちらでご確認ください。 2026年には、人々が輸送コストを削減するための手頃な方法を積極的に模索しているため、燃料節約技術が大きな話題となっている。SynGasは、高価なECUチューニングや継続的な燃料添加剤の購入ではなく、プラグアンドプレイ方式を提供することで、このトレンドに直接的に着目しています。 では、SynGas OBD Fuel Saverは本当に効果があるのでしょうか? 調査結果、ユーザーからのフィードバック、そして500マイル走行後の実走行観察に基づくと、これは単なるインターネット上の怪しげな製品ではなく、正真正銘のOBD2燃料最適化装置であるように思われる。しかし、現実的な期待を持つことが重要です。これは魔法ではありませんし、すべての車両やドライバで全く同じ結果が得られるとは限りません。最大のメリットは、特に通勤者やドライバなど、道路で多くの時間を過ごす人にとって、長期的な日常使用にあるようだ。 SynGas OBD燃料節約装置の仕組みと現在の入手状況については、こちらをご覧ください。     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 あなたの質問は、NXPのQまたはIQシリーズ(デジタルネットワーク)プロセッサとは関係がないようです。 質問は適切なコミュニティ欄に投稿してください。 Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 この製品は完全な詐欺です。お金を無駄にしないでください。おすすめのサイトから購入したので、偽物の製品ではなかったと思います。いわゆる「調整」を行った後も、燃費に変化は見られなかった。私は数ヶ月間、メールでやり取りを続けました(20人以上とやり取りしたように見えましたが、おそらく偽名や偽のメールアドレスを使っていたのは1人か2人だけだったでしょう)。私は彼らの言い訳を読むのを諦め、デバイスを分解した。私が発見したのは、LEDを点滅させるための単純な回路で、OBDデータピンへの接続は一切ありませんでした。彼らは私の金を盗み、返済を拒否し、毎回つまらない言い訳ばかりしている。数ヶ月間試みたが、今では私のメールに返信してくれない。この製品が効果があったと主張する偽のレビューに騙されないでください。OBDのデータラインに接続されていないため、車載が燃料消費の管理方法を変更することは不可能です。
View full article
デバッガー PE マイクロ NXPチームの皆様、こんにちは。 UTESTフラッシュにDCFを記録して、MCUのコードがボードから読み取られるのを防ぐために(パスワードで)保護したいです。デバッガを使わずにDesign Studioでそれを実現できますか? よろしくお願いいたします。 アフメド Re: Debugger PE Micro こんにちは、 はい、S32Design Studioや他のコンパイラを使ってその点は可能です。 DCFが格納されているUTESTフラッシュは、OTPとして設定された通常のフラッシュです。ですので、他のブロックと同様に標準的なフラッシュプログラミングを使います。 または、デバッガーを使うこともできます: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro 迅速なご返信ありがとうございます。 あなたが教えてくれた手順に従ってDesign Studioを使ってみたら、このエラーが出ました。このエラーの原因と解決方法を教えてください。 もう一つの疑問は、この方法で検閲を実装した後、デバッガを使っているかどうかに関わらず、パスワードを知らずにボードのコードを読むことができるのかということです。 Re: Debugger PE Micro S32DSのR2017バージョンをインストールし、このバージョンで再度手順を試しましたが、やはり同じエラーが出ました。原因は何でしょうか?何を確認すればいいですか? その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? Re: Debugger PE Micro こんにちは、 Threadエクスプレスとして、これはS32DSバージョンR2017でテストされています。 どのバージョンを使っているのか分からず、誤差表現があまりにも一般的すぎます。 マイクロは空白ですか? PEmicro/S32DSの場合、このメカニズムは通常、専用のUTESTフラッシュアルゴリズム(*_UTest.pcp)を介して実装されます。 また、PEMicroのデバッガ用スクリプトやアルゴリズムの最新バージョンがあれば問い合わせることもできます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro こんにちは、 その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? それが一つの説明になり得ます。私はUTESTのプログラミングにPEを使ったことは一度もなく、代わりにLauterbachのデバッガを使っています。 PEプログラミングの手順については分かりませんが、スクリプトが最初に消去しようとすると、処理は中断されます。 しかし、代替アルゴリズムはUTESTをターゲットにしているため、スクリプトはマイクロを消去しないはずです。単にプログラムし直せばいい。 以下のガイドによると、PEマイクロGUIでも試すことができます。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro これらの手順をMCUにコネクテッドして試したところ(REV EでREV Bではなく)、ポートフィールドがロックされたウィンドウが表示されました。 ユーザーマニュアルに戻ってみると、この方法は ハードウェアインターフェースを使う必要があるのですが、追加のデバッガを使わずに方法が必要だと分かりました。では、PE Micro PROGDSCを使ったこの方法はハードウェアインターフェースなしで動作するのでしょうか、それとも何ができるのでしょうか? Re: Debugger PE Micro どんな返信でも構いませんので、お願いします!
View full article
SDKなしでS32DSプロジェクトを作成する際の問題 S32DS(バージョン:3.6.11 )プロジェクトを作成する際、インストール手順に従って必要なライブラリをインストールしているにもかかわらず、SDK選択画面が空になっています。原因は何でしょうか?また、どのように解決すればよいでしょうか?       Power Architecture® 用 S32 SDK S32K1用S32 SDK Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 こんにちは、 @han00さん 以下の投稿をご覧ください。RTD 7.0.1はGCC 10.2が必要なため、前のステップで選択する必要があります。すると、RTDが選択可能になります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 ご回答ありがとうございます。IDEは、このような問題を回避するために、検証機能やヒント機能を追加することを提案しています。
View full article
S32DS 创建工程无SDK的问题    S32DS(Version: 3.6.11) 创建工程时,SDK选择界面内容为空,按照安装说明,已经进行对应库的安装。请问这是什么原因造成的 ?应该如何修复?       S32 SDK for Power Architecture® S32 SDK for S32K1 Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 你好@han00 请参考以下帖子。RTD 7.0.1 需要 GCC 10.2,因此需要在上一步中选择它。届时,RTD饮品即可供您选择。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS3-6-4-3-6-6-S32K3-New-Application-Project-SDK-empty/m-p/2349289/highlight/true#M14170 此致, Lukas Re: S32DS 创建工程无SDK的问题 感谢答复,IDE建议增加一些校验和提示功能,以规避诸如此类的问题。
View full article
FRDM-MCXN947 以太网端口设置 - PHY LAN8741A 我一直无法连接以太网端口。调试时,我在frdm板上一直遇到以下错误。 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) 链路已配置 [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:无法清除驻波比 [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 *** 正在启动 Zephyr OS 版本 v4.4.2 *** 启动应用程序并检查MDIO总线... PHY寄存器0x01(BMSR):0x7809 PHY 寄存器 0x05(合作伙伴能力):0xCDE1 PHY寄存器0x1A(符号错误):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商超时 [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 MDIO通信似乎工作正常,但链路每隔30毫秒就会 RESET 一次。 请问如何配置 LAN8741A 才能使其在 FRDM-MCXN947 板上正常工作? 开发板 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨@thisisdarlensonl 感谢您提供如此详细的信息。为了帮助我们进一步调查此问题,请您提供以下信息? 你使用的是哪个 Zephyr 采样? 您的 prj.conf 文件、应用程序覆盖文件和版本命令。 您是否对 FRDM-MCXN947 板的 DTS 进行过任何更改? 能否提供完整的日志,显示链路每 30 毫秒 RESET 一次的情况? 我想重现这个问题。 BR 哈里 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨,哈里, 谢谢您的回复。我已附上 prj.cong 和 app.overlay 文件。 我从一个“Hello World”示例开始,并在此基础上进行扩展。Zephyr 的当前版本是 4.4.2。 至于完整的控制台消息。见下文 [00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_[00:00:00.000,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 [00:00:00.006,000] phy_mii: phy_mii_cfg_link: PHY (0) 链路已配置 [00:00:00.015,000] eth_nxp_enet_qos_mac:无法清除驻波比 [00:00:00.021,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 *** 正在启动 Zephyr OS 版本 v4.4.2 *** === FRDM-MCXN947 PM 优化心跳演示 === 启动应用程序并检查MDIO总线... PHY寄存器0x01(BMSR):0x7809 PHY 寄存器 0x05(合作伙伴能力):0xCDE1 PHY寄存器0x1A(符号错误):51 [00:00:04.029,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商超时 [00:00:14.042,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:00:14.052,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:00:14.062,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:00:14.069,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:00:14.075,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:00:14.085,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:00:15.094,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:00:15.098,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:01:08.626,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:01:08.636,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:01:08.646,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:01:08.653,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:01:08.659,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:01:08.668,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:01:09.177,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:01:09.182,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:01:22.193,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:01:22.203,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:01:22.213,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:01:22.220,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:01:22.226,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:01:22.235,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:01:22.744,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:01:22.749,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:03:57.817,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:03:57.827,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:03:57.837,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:03:57.844,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:03:57.850,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:03:57.859,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:03:58.368,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:03:58.373,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:05:08.907,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:05:08.917,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:05:08.927,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:05:08.934,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:05:08.940,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:05:08.949,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:05:09.958,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:05:09.963,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:05:36.980,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:05:36.990,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:05:37.000,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:05:37.007,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:05:37.013,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:05:37.022,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:05:38.031,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:05:38.036,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:12:00.195,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:12:00.205,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:12:00.215,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:12:00.222,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:12:00.228,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:12:00.237,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:12:00.746,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:12:00.751,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:13:41.297,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:13:41.307,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:13:41.317,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:13:41.324,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:13:41.330,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:13:41.340,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:13:41.848,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:13:41.853,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:14:02.868,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:14:02.877,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:14:02.888,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:14:02.894,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:14:02.900,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:14:02.910,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:14:03.418,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:14:03.423,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:14:26.439,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:14:26.448,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:14:26.459,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:14:26.466,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:14:26.471,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:14:26.481,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:14:27.490,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:14:27.495,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:19:14.115,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:19:14.125,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:19:14.135,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:19:14.142,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:19:14.148,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:19:14.158,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:19:14.666,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:19:14.671,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:20:45.214,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [00:20:45.223,000] phy_mii: check_autonegotiation_completion: PHY (0) 自动协商序列已完成 [00:20:45.234,000] phy_mii: PHY (0) 链路速度 100 Mb,全双工 [00:20:45.240,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已连接 [00:20:45.246,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路速度 100Mbit 或更高 [00:20:45.256,000] eth_nxp_enet_qos_mac: eth_nxp_enet_qos_phy_cb: 链路全双工 [00:20:45.764,000] phy_mii:PHY (0) 已关闭 [00:20:45.769,000] eth_nxp_enet_qos_mac:链路已断开 [00:25:14.383,000] phy_mii: update_link_state: PHY (0) 启动 MII PHY 自动协商序列 [ 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 嗨@thisisdarlensonl 感谢您提供的补充信息。 为了快速验证,我使用以下命令测试了 Zephyr DHCPv4 客户端示例: west build -b frdm_mcxn947/mcxn947/cpu0 zephyr/samples/net/dhcpv4_client -p always 最初,我在我的 FRDM-MCXN947 板上观察到了类似的问题。检查板上的硬件后,我发现 SJ27 被重新加工过。 将 SJ27 恢复到默认位置后,我再次运行了相同的 DHCPv4 客户端示例,问题不再出现。PHY芯片检测正确,以太网链路以100 Mbps全双工模式建立连接: [00:00:00.050,000] phy_mii: PHY (0) ID 7C121 *** Booting Zephyr OS build v4.4.0-17350-g1ee3b93134be *** [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet@40100000: index=1 [00:00:03.758,000] phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex 请您检查一下FRDM-MCXN947板上的SJ27或其他任何与以太网相关的焊接跳线是否被重新焊接过?如果问题仍然存在,请将它们恢复为默认以太网配置并再次测试。 BR 哈里 回复: FRDM-MCXN947 Ethernet port set up - PHY LAN8741A 感谢@Harry_Zhang ,你真是帮了大忙,太棒了! 我之前没注意到它默认是设置为显示的。现在我可以继续前进了。非常感谢您的帮助。 或许应该在其他地方也提到这一点。此外,焊接跳线也很痛苦。 😉 再次万分感谢
View full article
Debugger PE Micro Hello NXP team, I want to record a DCF in the UTEST flash to protect the code on the MCU from being read out from the board (by a password). Can I use Design Studio to do that without using a debugger? Best regards, Ahmed Re: Debugger PE Micro Hello, Yes, you can use S32Design studio or any other compiler for that. UTEST flash where DCF reside is just a normal flash set as OTP. So you will use standard flash programming as for any other block. or you can use debugger: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro Thank you for the fast reply. When I followed the steps you shared using Design Studio, I got this error. Please tell me what the reason of this error is and how to fix it? Another question is that after implementing censorship using this method, can a person read the code from the board without knowing the password even if he uses a debugger or not? Re: Debugger PE Micro I installed the S32DS version R2017 and retried the steps again in this version, but again I got the same error. What may be the reason? What can I check?    I think the reason may be that S32DS tries to erase and then write to UTEST, but the UTEST can't be deleted. Is there any missed step to tell DS32 not to erase before writing the DCF record? Re: Debugger PE Micro Hello, As the thread express, this is tested on the S32DS version R2017. So I am not aware of which version do you use and the error expression is too general. Is the micro blank? For PEmicro/S32DS the mechanism is generally implemented through a dedicated UTEST flash algorithm (*_UTest.pcp). You can also reach out to PEMicro if there is any latest version of script/algorithm for their debugger. Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro Hello, I think the reason may be that S32DS tries to erase and then write to UTEST, but the UTEST can't be deleted. Is there any missed step to tell DS32 not to erase before writing the DCF record? That could be a possible explanation. I never used PE for programming UTEST, we use Lauterbach debuggers instead. I cant speak for PE programming procedure, but if the script try to erase first then the process will be aborted. But the alternative algorithm target the UTEST, so the script should not erase the micro. Just reprogram it. You can also try it with PE micro GUI according to the guide bellow: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 Best regards, Peter Re: Debugger PE Micro When I tried these steps with being connected to the MCU (REV E not REV B), I got this window with the port field locked as shown, When returning to the user manual, I found that this approach needs using a hardware interface, but I need a method without using any additional debugger, so can this approach using PE Micro PROGDSC work without a hardware interface or what I can do? Re: Debugger PE Micro Any reply, please!!!
View full article
SynGas OBD 节油器是否合法?真实的深度 SynGas 评论 2026 SynGas 评论:SynGas OBD Fuel Saver 是否合法?这是我在亲自测试之前的第一个问题。2026 年的油价依然居高不下,很多驾驶员都在寻找提高燃油效率的现实方法,而不需要昂贵的汽车改装或复杂的改装系统。 SynGas是一款简单的即插即用设备,可连接到车辆的OBD2端口,并声称通过根据实际驾驶习惯使用汽车的ECU来优化燃油消耗。它的有趣之处在于,它并不承诺立竿见影的神奇效果。取而代之的是,该设备在最初的 150 英里内会经历一个学习阶段,以便更好地了解加速、制动和整体驾驶模式,然后才能更有效地调整燃油优化。 点击此处查看 SynGas 的最新详情和官方信息 2026 年,节油技术已成为一个热门话题,因为人们正在积极寻找经济实惠的方法来降低交通成本。SynGas通过提供即插即用的方法来直接利用这一趋势,而不是昂贵的ECU调整或持续购买燃料添加剂。 那么,SynGas OBD 节油器是否合法? 根据研究、用户反馈和500英里后的真实驾驶观察,它似乎是真正的OBD2燃料优化设备,而不是另一个随机的互联网花招。然而,现实的期望很重要。这并不神奇,每辆车或每位驾驶员的结果也不尽相同。最大的价值似乎来自于长期的日常使用,尤其是对于通勤者和长时间在路上行驶的驾驶员来说。 点击此处查看 SynGas OBD 节油器的工作原理和当前供应情况:     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 您的问题似乎与恩智浦 QorIQ 系列(数字网络)处理器无关。 请在正确的社区区块中提交您的问题。 Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 这个产品完全是骗局。不要浪费钱。我是从推荐的网站购买的,所以我确信它不是假冒产品。按照所谓的“校准”步骤操作后,燃油经济性并没有变化。我花了几个月的时间通过电子邮件与人通信(表面上是与 20 多人通信,但实际上可能只有一两个人,而且使用了假名和电子邮件地址)。我放弃了阅读他们的借口,直接把设备拆开了。我发现的是一个简单的电路,用于闪烁 LED,并且没有连接到任何 OBD 数据引脚。他们偷了我的钱,却拒绝偿还,每次都给出蹩脚的借口。几个月过去了,他们现在都不回复我的邮件了。不要被那些声称该产品有效的虚假评论所蒙蔽。由于没有连接到 OBD 数据线,因此不可能对车辆的燃油消耗管理方式进行任何更改。
View full article