Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
SWOデータウォッチがFRDM-MCXN947で動作しない こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私は MCUXpresso IDE 25.6 と FRDM-MCXN947 開発ボード を使っています 。 ITMコンソール出力、割り込み、プロファイリング、カウンタなど、その他のSWO機能はすべて正常に動作しています。しかし、 SWOデータウォッチでは、リアルタイムの変数値が表示されず、グラフも生成されません。 継続的に更新されるグローバルな揮発性変数を含むシンプルなプログラムをテストしました。これらの変数は、一時停止中はデバッガで正しい値を表示し、実行中も更新され続けます(グローバル変数に表示されます)。しかし、SWO Data Watchは空のままか、ゼロ値を表示します。 SWOトレース設定のスクリーンショットを添付しました。SWOのクロック速度は12.0MHzに設定されており、クロック設定ツールでトレースクロックが有効になっています。SWOトレース統計では、不良バイトはなく、正常バイトのみが表示され、トレース設定は有効になっているようです。 これが私が使用しているシンプルなコードです。 #include #include "fsl_common.h" #include "fsl_clock.h" #include "board.h" volatile uint32_t trace_counter = 0 ; volatile uint32_t trace_ramp = 0 ; volatile uint32_t trace_wave = 0 ; int main ( void ) { BOARD_InitBootClocks () ; ( 1 )​ { trace_counter ++; trace_ramp += 10 U ; if ( trace_ramp >= 1000 U ) { trace_ramp = 0 U ; } trace_wave = ( trace_wave == 0 U ) ?100 U : 0 U ; SDK_DelayAtLeastUs ( 100000 U , CLOCK_GetFreq ( kCLOCK_CoreSysClk )) ; } } より分かりやすくするために、スクリーンショットを添付しました。 これはMCUXpresso IDE 25.6のMCXN947上のSWO Data Watchとの制限や互換性の問題でしょうか?リアルタイム変数監視を有効にするために、追加のターゲット、プローブ、またはウォッチポイントの設定が必要ですか? 助けてくれてありがとう。 FRDM-MCXN947 MCX N Re: SWO Data Watch Not Working on FRDM-MCXN947 こんにちは、 @sidsal さん、 投稿ありがとうございます。 内部で確認したところ、これはMCUXpresso IDE v25.06のarm33コアで既知の問題であることが確認できました。 問題は、DWT単位の違いに起因する。MCXN947はCortex-M33コア(Armv8-M)を使用しています。DWTコンパレータレジスタはCortex-M3/M4(Armv7-M)のものとは異なる設計です。そのため、このコア上のデータトレース用にコンパレータが正しく設定されていません。データトレースパケットは生成されないため、SWOデータビューは空のままかゼロのままになります。 NXPは現在、推奨開発環境として MCUXpresso for VS Code の開発に注力しているため、修正を含む新しいMCUXpresso IDEリリースの確定スケジュールは現時点で提供できません。ご不便をおかけして申し訳ありません。 BR セレステ
View full article
Guiguider 2.0.1 では C 言語シミュレータを作成できません。 Windows 10にguiguider 2.0.1をインストールしたところ、インストールと実行は正常に完了し、コード生成も正常でした。しかし、Cシミュレータを生成する際に、以下のエラーが発生しました。 私のシステムがWindows 10(Windows 11が必要)だからなのか、それとも他に何か問題があるのか知りたいです。 Re: guiguider2.0.1不能创建C模拟器 こんにちは、 @tbgさん エラーログをご提供いただきありがとうございます。 GUI Guider 2.0.1は公式にWindows 11(64ビット)をサポートしています。 ログから、Cシミュレータが失敗するのは、バンドルされているGCC/MinGWコンパイラがcc1コンポーネントを実行できないためです。 cc.exe: 致命的なエラー: 'cc1' を実行できません: CreateProcess: そのようなファイルやディレクトリはありません したがって、まずWindows 11でGUI Guider 2.0.1をテストすることをお勧めします。同じ問題が依然として起きている場合は、ツールチェーンやインストール環境をさらに調査できます。 BR ハリー
View full article
i.MX RT1176 eDMA: CR[HALT]は、Halt-On-Errorによって設定され、Cへのソフトウェア書き込みなしでクリアされます こんにちは、 私たちは、PX4便でNuttXを搭載している i.MX RT1176(回転B0)のeDMAエラーを調査しています コントローラボード(FMU-V6XRT)。エラーのトリガーはNuttXで発見・修正されていますが リファレンス・マニュアルから説明できないeDMAの挙動を観察し、 理解するために。 背景(公開レポート): https://github.com/apache/nuttx/issues/20881 修正がapache/nuttxにマージされました: https://github.com/apache/nuttx/pull/20893 ## 構成 - eDMA(LPSPI、LPI2C、LPUARTをサービスするもの;eDMA_LPSRではない) - CR[HOE] = 1(エラーで停止)、CR[EDBG] = 1 - 散乱/ギャザー対応;マイナーループチャネルリンク(ELINK)有効 - 使用チャネル:LPSPI1/2/3、LPI2C1/2/3、LPUART3/4/5/6/8/10 ## どうしたの ドライバーのバグにより、LPUART上で有効なTCDが実行された後にCITER = BITER = 0(散布/採集)とTCDが連結されました TXチャネル。エラー割り込みハンドラでeDMAレジスタをキャプチャしてからクリアします。 エラー: - ES[NCE] 設定、故障チャネル = LPUART TX チャネル、TCD CITER = BITER = 0 - CR = 1 0x432(停止集合) 後でThreadコンテキスト(割り込み外)からCRを読み取ったときは0x412(HALTクリア)でした。 エラーは同じチャネル上でペアで発生しました。ほとんどのペアでは、両方のエラーが同じでした ミリ秒単位だが、一部のペアでは、2番目のエラーは最初のエラーから1〜269ミリ秒後に発生した。そういう場合 LPSPIとLPI2Cの転送は、両者の間隔とほぼ同時期に停止しました エラー(例:268 ms ギャップ / 270.2 ms 中断)。 ## ソフトウェアが何をするか - CRは初期化時に一度だけ書き込まれます。その後、CR[HALT] = 0 と書き込むコードはありません。 - エラー割り込みハンドラで、ドライバはチャネルに対してCERRを書き込み、その後 そのチャネルでの転送:CEEI, CERQ, TCD CSR = 0, TCD DLASTSGA = 0。 リファレンス・マニュアル(改訂版)5) CR[HOE]を次のように説明しています。「エラーが発生すると、eDMAエンジンが書き込みます 1. HALT分野へ。その後、eDMA エンジンは、あなたが書き込むまで全てのサービス要求を無視します。 HALTフィールドに0を投入します。しかし、私たちの観察はこれと一致しません。なぜなら、HALTが 0 なしに 0 になるからです。 ソフトウェアが書く。 ## 質問 1.CR[HOE] = 1の場合、CR[HALT]はソフトウェアによるCR書き込みなしにどのような条件下でクリアされますか? 例えば、CERRやCERQの書き込み、あるいは別のチャネルの有効化や終了などです。 2. CR[HALT] = 1の場合、すでに別のループで実行中のマイナーループはどうなるのか その期間中に届くサービス要請に対して、チャネルやサービスに対応できるのでしょうか?彼らは迷子なのか、それとも HALTが解除された後に保管および整備されるのか? 3.エラーハンドラが故障チャネルにCERQとTCD CSR = 0を書き込んだ後、 同じチャネルで1〜269ms後に2回目のNCEが発生する原因? 4. 複数のペリフェラルがeDMAを共有するシステムの場合、NXPはHOE = 0を推奨しますか? HOE = 1?HOE = 1 の場合、エラーハンドラに CR[HALT] = 0 を書き込むことが想定される回復処理ですか? i.MX RT1170 チップの正誤表 (Rev.1.6)。私たちは共有できます レジスタキャプチャ方法と測定の詳細について教えてください。 よろしくお願いします。 i.MX RT Re: i.MX RT1176 eDMA: CR[HALT] set by Halt-On-Error clears without any software write to C こんにちは@宮脇、 ご連絡いただきありがとうございます!RT1176 rev B0ボードでMCUXpresso SDKのデモを使ってこの問題を再現してみましたか?これはeDMAの動作をNuttXドライバやPX4のワークロードから分離する有効な方法だと思います。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
iMX8QM - a72コアCPUへの割り込み/ポーク こんにちは、NXPさん。 ブートローダーで72コアのみを使用してVARISCITE iMX8QM VAR-SOM-SYMPHONYボードを起動することができました。ブートローダーのログは以下のとおりです。 => CPUリスト エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 0: cpu@0 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 1: cpu@1 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 2: cpu@2 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 3: cpu@3 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です 4: CPU@100 NXP i.MX8QM RevB A72、1596 MHz、54℃ 5: CPU@101 NXP i.MX8QM RevB A72、1596 MHz、54℃ => しかし、SGIを使用してCPUを割り込み/ポークすることはできません。デバイスツリーは以下のとおりです。 gic: interrupt-controller@51a00000 { 互換 = "arm,gic-v3"; reg = <0x0 0x51a00000 0 0x10000>, /* GIC Dist */       <0x0 0x51b00000 0 0xC0000>, /* GICR */       <0x0 0x52000000 0 0x2000>,  /* GICC */       <0x0 0x52010000 0 0x1000>,  /* GICH */       <0x0 0x52020000 0 0x20000>; /* GICV */ #interrupt-cells = <3>; 割り込みコントローラ; 割り込み = interrupt-parent = <&gic>; };   デバイスツリーに変更を加える必要はありますか?     Re: iMX8QM - Interrupt/Poke the a72 Core CPU こんにちは、 @kamohanさん この問題はデバイスツリーとはほとんど関係がありません。SGIはカーネルに提供できません。原因はおそらくターゲット コアの電源オン状態 やGIC初期化にあります。 以下はATFのコードです。A72の電源を入れるには、PSCI CPU_ONとSMCを使用していることを確認してください。 int imx_pwr_domain_on(u_register_t mpidr) { int ret = PSCI_E_SUCCESS; unsigned int cluster_id = MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr); unsigned int cpu_id = MPIDR_AFFLVL0_VAL(mpidr); sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); sc_pm_req_low_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); if (sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], SC_PM_PW_MODE_ON) != SC_ERR_NONE) { ERROR("core %d power on failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } if (sc_pm_cpu_start(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], true, CPU_START_ADDR) != SC_ERR_NONE) { ERROR("boot core %d failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } return ret; } void imx_pwr_domain_on_finish(const psci_power_state_t *target_state) { #if (!defined COCKPIT_A53) && (!defined COCKPIT_A72) uint64_t mpidr = read_mpidr_el1(); if (CLUSTER_PWR_STATE(target_state) == PLAT_MAX_OFF_STATE) cci_enable_snoop_dvm_reqs(MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr)); #endif plat_gic_pcpu_init(); plat_gic_cpuif_enable(); } U-Bootはプライマリコアのみを使用し、セカンダリコアはU-Bootには関与しません。さらに、U-BootはIRQを有効にしず、NS側のGIC CPUインターフェースの設定も行わないため、U-Boot内でSGI信号を受け取ることができません。 よろしくお願いします、 志明
View full article
LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down resisto Hi NXP Support, We have started designing our own board based on the LS1028A. In this design, we removed the CPLD, and the RCW is configured using pull-up/pull-down resistors. The LS1028A POR reset is controlled by a reset IC with a 200 ms reset delay. From our measurements, all board power rails, clocks, and reset signals are present, but the processor does not boot. We do not know the reason. Could you please help analyze the possible cause? Thanks. Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res The most probable causes are: Incorrect cfg_rcw_src resistor strap settings due to the removal of the CPLD. RESET_REQ_B being unintentionally connected into the reset path. Please verify that RESET_REQ_B is not tied to PORESET_B. PORESET_B timing issues caused by the reset IC. Per the datasheet, the PORESET_B rise/fall time should not exceed one SYSCLK period. An invalid or inaccessible RCW image in the selected boot source. External circuitry preventing HRESET_B from being released. We recommend temporarily selecting a hard-coded RCW boot mode and verifying whether CodeWarrior can successfully connect to the device through CWTAP. This would help isolate whether the issue is related to the RCW boot path or to the reset hardware implementation. Thanks. Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res We removed the CPLD on the LS1028A. The power-up sequence follows the reference board circuit. The RCW is configured by pull-up/pull-down resistors, selecting hardware-encoded boot. All other configurations are also set by pull-up/pull-down resistors. In our measurements, the rise of PORESET_B does not exceed one clock cycle, and the reset duration is 200 ms. HRESET_B goes high and then low. However, the LS1028A does not boot normally, and no clock is output on SDHC1_CLK. Re: LS1028A custom board does not boot after removing CPLD — RCW configured by pull-up/pull-down res Let me confirm when you set hardware-encoded mode the HRESET_B could not get high at the end. If so, it is possible that this is a hardware issue. Please test the waveforms of PORESET_B, HRESET_B, RESET_REQ and ASLEEP following the LS1028A Reference Manual, 4.8.6 Power-On Reset Sequence Timing. It's better to test the SYSCLK and POR configs pins at the same time, and compare them against the timing requirements to confirm when the hardware issue occurs. Thanks
View full article
S32k342: Bctudmabuffer がデータで更新されていません。 こんにちは、 ADC0に10チャネル対応にPIT、BCTU、DMA(Ch6)を設定しました。 レジスタ値LISTCHRとFIFO1DR、MSR(10進数)を確認しました MSR:32768、 TRGCFG[23] :268477184 MCR: 67305600 FIFO1DR: 781516942 LISTCHR[0] : 2162725 LISTCHR[1] : 65576 LISTCHR[2] : 6 LISTCHR[3] : 327687 LISTCHR[4] : 2147909636 FIFCR: 16777216 FIFOERR: 151060480 FIF0SR: 0 FIFOCNTR: 15 Autosar MCALのDMAチャプニング6を設定し、例コードを使った https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-... 質問は、bctudma バッファで DMA ウォーターマーク通知とデータを取得できないことです。 何が不足しているのか、ご教示ください。 ありがとう Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 私はAUTOSAR MCALを使っています。 転送設定も設定する必要がありますか? また、転送 API を呼び出す必要があります。Mcl_SetDmaChannelTransferList と Mcl_SetDmaCHannelCommand を MCL_DMA_CH_START_REQUEST とともに呼び出します。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 現在、私はパスを使用しており、これに関する共有設定を持っています。 PIT_CH0 → TRGMUX → BCTU_Trg23 → ADC0/Adc1 → DMA 私にさせてください。 最後に使う道を紹介します: PIT_CH0 - TRGMUX - BCTU_Trg23 ADC0(5チャネル) - FIFO1 - eDMA PIT_CH1 - TRGMUX - BCTU_Trg47 - ADC1(5チャネル) - FIFO2 - eDMA この設定についても教えてください。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 私はRTD 3.0.0を使用しています。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Bctu 設定: ADC: DMA: また、BCT、PIT、EDMAなどの周辺時計も対応可能ですDMAMUX_0 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 詳細を教えていただきありがとうございます。 レジスタの値だけでは、何が不足しているかを判断するのは難しい。ADC変換がBCTU FIFOに達しているように見えるため、問題はBCTU→DMA要求パス、DMAチャネル構成、またはDMAMUXの設定に関連している可能性があります。 以下のいずれかを教えていただけますか: 問題を再現する簡略化されたテストプロジェクト、または S32構成ツールの設定画面のスクリーンショット: ADC BCTU DMA/eDMA DMAMUX PIT また、ご利用のRTDバージョンをお知らせください。 構成や簡略化されたプロジェクトを使えば、作業中の例と比較して、欠落や誤った設定をより効率的に特定できます。 BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 転送設定やそれに対応するコードは必要ありません。転送設定はドライバで行います。 Rmコンポーネントを通してDMAMUXの設定と初期化も行いましたか?こんなものを用意しておくべきです… 希望するチャネルを選択しています。次に、コード内で Rm init を呼び出します。 #include "CDD_Rm.h" /* HLD RMドライバ経由でDMAMUXを初期化してください */ Rm_Init(&Rm_Config); BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. はい、やっています。 また、Rm_Initも実行しています。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 以前に共有したすべての設定です。 Adc: Adc 0 と 1 の両方で、呼び出し API Adc_EnableCtuControlMode を使用して制御モードを使用します。 Adc_CtuEnableHwTrigger も呼び出す必要がありますか?私はまだ呼び出していません。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 詳細を教えていただきありがとうございます。 これまでの情報からは根本原因を特定するのは難しいです。レジスタダンプだけでは、問題がBCTU、DMA、DMAMUX、またはソフトウェア構成にあるかどうかを特定するには不十分です。 確認すべき追加事項がいくつかあります。 DMA割り込みは有効になっており、正しく設定されていますか? ADC BCTUの制御モードとトリガーモードのどちらを使用していますか? DMAウォーターマーク通知は、BCTU制御モードを使用している場合にのみ利用可能ですのでご注意ください。トリガーモードを使用している場合、DMAウォーターマーク通知は表示されません。 問題を分析するために、以下の内容を教えていただけますか: 問題を再現する簡略化されたスタンドアロンプロジェクト、または 関連するS32設定ツールの設定(ADC、BCTU、DMA/DMAMUX、PIT)のスクリーンショットと関連コード一式を添付してください。 理想的には、完全に簡略化されたプロジェクトがあれば、構成を確認し、動作中の参照例と比較することがより効率的に行えるでしょう。 BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 提供されたスクリーンショットからは、明らかな問題は見当たりません。 プロジェクトと使用したコードを共有していただいたので、意図したトリガーシナリオをテストするために、いくつか作成してみましょう。 BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 設定を確認してください。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. はい、お願いします。コードを共有するのは難しいので、s32k342 用のテストプロジェクトを作成してください。 ありがとうございます。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 最後に、ご指定の構成に合わせてADC HLDのデモを行いました。 トリガーパス: PIT0_CH0 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 23 -> ADC0(5チャネル) -> BCTU FIFO1 -> eDMA(ch0) PIT1_CH1 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 47 -> ADC1(5チャネル) -> BCTU FIFO2 -> eDMA(第16チャンネル) ここに掲載されています:https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-FRDM-A-S32K344-PIT-ADC-BTCU-ControlMode-FIFO-DMA-HLD/ta-p/2420432 お役に立てば幸いです。 BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 感謝、 確認して、改めてご連絡いたします。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. サンプルコードを確認しましたが、動作しません。 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 データが更新されたのを確認しました BR、ペトル Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. 返事いただけますか? Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. こんにちは、 BCTUリストに記載されているチャネルはBCTU制御モードでのみ使用され、ADCユニットのグループで定義されたチャネルは通常または注入変換に使用されます。AdcHwUnitのグループとチャネルは、この例で使われていなくても単純に省略することはできません。 ポート内でADCチャネルを定義する必要はありません。ADCパスは常に有効なので、ポート設定は不要です。一般的に、ADCチャネルはポート設定を必要としません。 バッファのずれに関してですが、当初はラウターバッハでテストしたところ、バッファは予想通り正しく表示されました。 S32DS内部では、コードの実行が停止するとデータの順序が乱れる。デバッグモード中にPITが継続的に実行されるように設定されていたことが原因だと分かりました。デバッグ中にPITをフリーズできるように設定を変更してください。 バッファの定義も間違っていました。正しくはuint16_tとして宣言する必要がありました。 すると、S32DSでもバッファが正しく表示されるようになります。 BR、ペトル     Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. あなたと同じチャネルを設定しましたが、BCTUDMAバッファが更新されているのが確認できます。 それでも、Adc0/1チャネルのアライメントはどうやってしたのか、なぜADC0のVREFL/HデータがADC1のVREFL/Hチャネルと一致しないのかは理解できません。P0も同じですか?また、ポートで設定する必要のない内部チャネルもありますが、P7やP0のように外部チャネルがあるのに、なぜポート内で設定されなかったのでしょうか?チャネル(10)を設定したいのですが、BCTUでどうやってアライメントすればいいですか?また、設定にはないp7とp0としてポート設定も必要ですか? なぜADC0/1の全チャネルをADC構成アレイに含めていないのですか?なぜADC0/1ごとにチャネルが1つだけなのですか?
View full article
IMX95 A55 Bare Metal Development Hello everyone, I am working on bringing up a bare-metal application directly on the Arm Cortex-A55 cluster of an NXP i.MX95 (using the i.MX95 EVK / custom board). While much of the ecosystem documentation focuses on Linux (Yocto) or running real-time tasks on the Cortex-M7/M33 cores, I want to execute low-level code directly on the A55 core(s) without an underlying OS kernel. Is there anybody have done this(which IDE, debug probe)or Do you know this is a good approach? FRDM-IMX95  iMX95  Re: IMX95 A55 Bare Metal Development Hello @thehk  This approach is possible, but it is not supported by NXP because of the complexity of the architecture. Also, you can try Zephyr for i.MX95 in Cortex A55 core. Best regards, Salas.
View full article
S32K312 eDMA: Understanding CITER Auto-Reload Behavior Hi everyone, I am working with eDMA on the NXP S32K312 MCU and would like to understand the behavior of the TCDn_CITER register. I observed that when CITER reaches zero at the end of the major loop, it automatically reloads its value from TCDn_BITER. I would like to clarify the following: Is this automatic reload the expected hardware behavior on the S32K312? Under what conditions does CITER reload from BITER after the major loop completes? Is there any configuration that allows CITER to remain at zero instead of reloading from BITER? I am interested specifically in understanding the CITER register behavior. Thank you! Re: S32K312 eDMA: Understanding CITER Auto-Reload Behavior Hi @Prateeksha_Jain  Questions 1 and 2 are addressed in the S32K3xx Reference Manual, Rev. 12. The manual states that when the major iteration count is exhausted, the eDMA performs several end-of-major-loop operations, including the final source and destination address adjustments and reloading the BITER value into CITER. Regarding Question 3, there is no dedicated configuration bit that allows CITER to remain at zero once the major loop has completed. The reload of CITER from BITER is part of the eDMA hardware state machine and is performed automatically. However, if your goal is to stop the channel from servicing additional DMA requests after the major loop completes, you may want to look into using the DREQ bit. This scenario has been previously discussed in the thread How to prevent eDMA TCDn_CITER from auto reloading TCDn_BITER. BR, VaneB
View full article
TapLinx Android: licensing and app registration for internal APK use and possible future commercial Hello NXP team, I am developing an Android application for managing a riding stable and would like to use the TapLinx Android SDK with MIFARE DESFire EV3 chips. During development and initial use, the application will be installed directly via APK on our own Android devices. It is not currently published in an app store. However, I may offer it through Google Play or another app store in the future, potentially commercially. The TapLinx Developer Center requires selecting either “Google Play” or “Amazon App Store” when registering an Android application. Before proceeding, could you please clarify the following? 1. Which store option should I select for the current development and internal APK distribution phase? Does selecting “Google Play” require an existing store listing or a commitment to publish within a particular timeframe? 2. Is the current TapLinx Android SDK royalty-free during development, internal business use and potential later commercial distribution? Are there any one-time, recurring, per-device, per-user or activation fees, or credits that must be purchased? 3. The publicly linked Android EULA describes a royalty-free license, while another publicly accessible NXP portal agreement mentions paid “MIFARE SDK Credits”. Which agreement applies to the current TapLinx Android SDK and the intended use described above? - Android EULA: https://www.nxp.com/docs/en/disclaimer/EULA-TAPLINX-FOR-ANDROID.pdf - Portal terms: https://inspire.nxp.com/mifare/terms-of-use.html 4. Can the application operate entirely offline using an appropriate offline license, including on devices where it is installed directly via APK? If so, how can that license be obtained, and does it require any initial or periodic online activation? I previously sent these questions to the TapLinx contact address but have not received a reply yet. I also tried the support case portal, but it does not allow my account to create a case because my email address cannot be linked to a company, and it directed me to the community instead. I would appreciate confirmation of the applicable licensing terms, or a referral to the appropriate NXP team, before proceeding with app registration and SDK integration. Thank you for your help. Re: TapLinx Android: licensing and app registration for internal APK use and possible future commerc Hello @Blümel Hope you are doing well. TapLinx is an open API, free accessible for any developer. The mention for "MIFARE SDK Credits" appears to relate to a legacy licensing model. Please take into account the Evaluation License Agreement and the NXP Software License Agreement. You can select either of the two stores since there is no preferred option for an internal APK. Please note that the package name must be unique if it is intended to publish the application on Google Play. Even if it is not intended to publish the application, it is recommended to follow the rules of a meaningful package name as mentioned in TapLinx Android SDK User Guide, Section 2 "The online registration procedure". An application can operate offline using an appropriate offline license. For more information about offline registration, please refer to TapLinx Android SDK User Guide sections 2.1 and 2.3. Regards, Eduardo.
View full article
S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hello, I have configured PIT,BCTU , DMA(Ch6) for ADC0 having 10 channel. had checked register value LISTCHR and FIFO1DR, MSR:(Decimal) MSR : 32768, TRGCFG[23] :268477184 MCR: 67305600 FIFO1DR: 781516942 LISTCHR[0] : 2162725 LISTCHR[1] : 65576 LISTCHR[2] : 6 LISTCHR[3] : 327687 LISTCHR[4] : 2147909636 FIFCR: 16777216 FIFOERR: 151060480 FIF0SR: 0 FIFOCNTR: 15 Have configured the DMA ch 6 for autosar MCAL with help of example code using https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-... query is here i am not getting DMA watermark notification and data on bctudma buffer. what is missing , please guide. Thansk Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. i am using AUTOSAR MCAL . Is transfer config also require to configure. and require to call  transfer API .? Mcl_SetDmaChannelTransferList and Mcl_SetDmaCHannelCommand with MCL_DMA_CH_START_REQUEST. Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Currently i am using path and have shared config for this : PIT_CH0 → TRGMUX → BCTU_Trg23 → ADC0/Adc1 → DMA please let me. Final path which i will use : PIT_CH0 - TRGMUX - BCTU_Trg23  ADC0 (5 channel) -  FIFO1 -  eDMA PIT_CH1  - TRGMUX - BCTU_Trg47 -  ADC1   (5 channel)   - FIFO2 - eDMA Please also let me know config for this. Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. I am using RTD 3.0.0 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Bctu Config:  Adc: DMA:  Also Peripheral clock enabled for BCT, PIT, EDMA,DMAMUX_0 Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, Thank you for the details. From the register values alone it is difficult to determine what is missing. Since the ADC conversions appear to be reaching the BCTU FIFO, the issue may be related to the BCTU→DMA request path, DMA channel configuration, or the DMAMUX setup. Could you please provide either: a simplified test project reproducing the issue, or screenshots of your S32 Configuration Tools settings for: ADC BCTU DMA/eDMA DMAMUX PIT Additionally, please let us know RTD version you are using. With the configuration or a simplified project, we can compare it against the working example and identify any missing or incorrect settings much more efficiently. BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, no transfer config and code coresponding to it is needed. Transfer config is done in driver. Have you config and init the DMAMUX as well through Rm component? You should have something like this... with desired channel selected. Then call Rm init in code  #include "CDD_Rm.h" /* Initialize DMAMUX via HLD RM driver */ Rm_Init(&Rm_Config); BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Yes am doing . and also doing Rm_Init Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. All the config i have shared you  previously . Adc:  using control mode with the calling API Adc_EnableCtuControlMode fro both Adc 0 and 1. is it also require to call Adc_CtuEnableHwTrigger this one i have not called yet.? Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, Thank you for the details. Based on the information provided so far, it is difficult to determine the root cause. The register dump alone is not sufficient to identify whether the issue is in the BCTU, DMA, DMAMUX, or software configuration. A few additional things to verify: Is the DMA interrupt enabled and correctly configured? Are you using ADC BCTU Control Mode or Trigger Mode? Please note that DMA watermark notifications are available only when using BCTU Control Mode. If you are using Trigger Mode, receiving a DMA watermark notification is not expected. To help us analyze the issue, could you please share either: a simplified standalone project reproducing the problem, or complete screenshots of the relevant S32 Configuration Tools settings (ADC, BCTU, DMA/DMAMUX, PIT) together with related code? Ideally, a complete simplified project would allow us to review the configuration and compare it against the working reference example more efficiently. BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi,  from given screenshots I do not see obvious issue. As you did share project, code used, let me create some to test your indended trigegr scenario. BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Please check config. Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Yes please , as it is difficult to share the code , please create a test project for s32k342 . Thanks. Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, finally I did a ADC HLD demo for your intended configuration Trigger paths: PIT0_CH0 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 23 -> ADC0 (5 channels) -> BCTU FIFO1 -> eDMA (ch0) PIT1_CH1 -> TRGMUX -> BCTU Trigger 47 -> ADC1 (5 channels) -> BCTU FIFO2 -> eDMA (ch16) It is posted here: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-FRDM-A-S32K344-PIT-ADC-BTCU-ControlMode-FIFO-DMA-HLD/ta-p/2420432 Hope it helps. BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Thank, I will check and confirm. Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. I checked example code but it is not working . Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Can you please reply.? Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, I see data updated BR, Petr Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. I have configured same channel as you did , and i can see BCTUDMA buffer is updating. But still did not get how did you aligned the Adc0/1channel  and why the ADC0 VREFL/H data is not matching with ADC1 VREFL/H channel. , same for P0? and also some channel is internal which is not require to configure on port but channel like p7 and p0 which is external then why it was not configured in port.?. And i fi want to configure my channel (10) how do i aligned it on BCTU and also do i require to configure on PORT also as p7 and p0 not done in your config.?  why all the channel of Adc0/1 you have not included in ADC configuration array.? Why only one channel for each ADC0/1? Re: S32k342: Bctudmabuffer is not updating with data. Hi, The channels listed in the BCTU list are used only in BCTU control mode, while the channels defined in the ADC unit’s group are used for normal or injected conversions. The group and channels in AdcHwUnit cannot simply be omitted, even if they are not used in this example. No ADC channel needs to be defined in Port. The ADC path is always enabled, so no Port configuration is required. In general, ADC channels do not require PORT configuration. Regarding the buffer misalignment, I originally tested this in Lauterbach, where the buffers were displayed correctly, as expected. Within S32DS, the data becomes misordered when code execution is stopped. I found that this was caused by the PITs being configured to continue running during debug mode. Change the setting to enable freezing the PITs during debugging. The buffers were also incorrectly defined; they should have been declared as uint16_t. Then buffers becomes displayed in S32DS properly as well. BR, Petr    
View full article
TapLinx Android:内部 APK 使用及未来可能的商业用途的许可和应用注册 您好,NXP团队, 我正在开发一款用于管理马厩的安卓应用程序,并且 我喜欢将 TapLinx Android SDK 与 MIFARE DESFire EV3 芯片一起使用。 在开发和初始使用阶段,应用程序将直接安装。 通过我们自己的安卓设备上的 APK 文件。目前尚未在应用程序中发布。 店铺。不过,我可能会通过 Google Play 或其他应用商店提供该应用。 未来,可能具有商业价值。 TapLinx开发者中心要求选择“Google Play”或 注册安卓应用时选择“亚马逊应用商店”。在继续之前, 请问您能否解释一下以下问题? 1. 对于当前的开发和内部运营,我应该选择哪个存储选项? APK分发阶段?选择“Google Play”是否需要已有账户 店铺上架信息或承诺在特定时间内发布? 2. 当前 TapLinx Android SDK 在开发过程中是否免版税?内部使用 商业用途以及未来可能的商业分销?有吗? 一次性费用、周期性费用、按设备收费、按用户收费或激活费,或积分 必须购买的? 3. 公开链接的 Android EULA 描述的是免版税许可,而 另一份可公开访问的NXP门户网站协议提到了付费的“MIFARE SDK”。 鸣谢”。哪项协议适用于当前的 TapLinx Android SDK? 上述用途是指什么? - Android 最终用户许可协议: https://www.nxp.com/docs/en/disclaimer/EULA-TAPLINX-FOR-ANDROID.pdf - 门户网站条款: https://inspire.nxp.com/mifare/terms-of-use.html 4. 该应用程序能否使用合适的离线方式完全离线运行 是否允许在通过 APK 直接安装的设备上使用? 如果属实,该许可证如何获得?是否需要任何初始手续? 或定期在线激活? 我之前已将这些问题发送到 TapLinx 的联系地址,但尚未收到回复。 尚未收到回复。我也尝试过通过支持案例门户网站提交申请,但是没有成功。 请允许我的帐户创建案例,因为我的电子邮件地址无法关联。 我输入了公司名称,结果它却把我引导到了社区。 我希望能够确认适用的许可条款,或者 在进行应用程序注册之前,请将问题转介给相应的 NXP 团队。 以及SDK集成。 感谢您的帮助。 Re: TapLinx Android: licensing and app registration for internal APK use and possible future commerc 你好@Blümel 希望你一切都好。 TapLinx 是一个开放的 API,任何开发者都可以免费使用。文中提到的“MIFARE SDK Credits”似乎与旧版许可模式有关。请参考评估许可协议和恩智浦软件许可协议。 由于内部 APK 没有首选方案,您可以选择这两个商店中的任何一个。请注意,如果打算在 Google Play 上发布应用程序,则软件包名称必须是唯一的。即使不打算发布该应用程序,也建议遵循TapLinx Android SDK 用户指南第 2 节“在线注册流程”中提到的有意义的包名规则。 使用相应的离线许可证,应用程序即可离线运行。有关离线注册的更多信息,请参阅 TapLinx Android SDK 用户指南第 2.1 节和第 2.3 节。 问候, 爱德华多。
View full article
MCAL Uart ドライバ - タイムアウトとエラーの区別方法は? MCAL Uartのドライバー機能「Uart_SyncSend」や「Uart_SyncReceive」を使うとき、エラーとタイムアウトによる返却をどう区別すればいいのでしょうか? どちらの関数も「E_OK」または「E_NOT_OK」のいずれかのみを返します。 基盤となる非公開API関数「Uart_StartSyncReceive」はこの情報を持っていますが、それを破棄します。 私はS32K1 RTD AUTOSAR R21-11バージョン3.0.0を使用していますS32K116用QLP06。 Re: MCAL Uart driver - how to differentiate between timeout and error? こんにちは、 @daniel_meier さん。 Uart_SyncSend()またはUart_SyncReceive()を呼んだ後、Uart_GetStatus()を使って転送の状況を確認できます。 この関数は、前回の転送の状態を示すUart_StatusType型の値を返します。 BR、VaneB
View full article
ACIMのMCX Aシリーズサポート こんにちは、 NXPはMCUXpresso SDKのモーター制御にMCX Aシリーズ用のACIM(誘導モーター制御)サポートを追加する予定ですか? 現在、ACIM対応は旧型のKinetis KV/KEシリーズで利用可能であり、これらは新しいデザインにはあまり適していません。新しいMCX AデバイスでACIMをサポートする計画やロードマップはありますか? MCXA モータ制御 Re: ACIM Support for MCX A Series こんにちは、 現時点で、MCXAのモータ制御に関する公開資料はPMSM/BLDC(正弦波)を指しており、 MCUXpresso SDK for モータ制御 および Application Code Hub [モータ制御]に様々な例やガイドが収録されています。 来月や年にこのトピックに関する新しい情報が追加されたり、アプリケーションコードハブに新しい例が追加されたりすれば、定期的に更新をチェックできます。 よろしくお願いいたします。
View full article
ACIM Support for MCX A Series Hello, Is NXP planning to add ACIM (induction motor) control support for the MCX A series to the MCUXpresso SDK for Motor Control? Currently, ACIM support seems to be available for the older Kinetis KV/KE series, which are less suitable for new designs. Are there any plans or a roadmap to support ACIM on the newer MCX A devices? MCXA Motor Control Re: ACIM Support for MCX A Series Hello, For now the published material regarding motor control in MCXA is referring to PMSM/BLDC (sinusoidal), with a portfolio of various examples and guides in MCUXpresso SDK for Motor Control and Application Code Hub [Motor Control], You can still keep on checking periodically for new updates next months or year if they add new information regarding this topic or if they add new examples in the Application Code Hub on this. Best Regards
View full article
MCAL Uart driver - how to differentiate between timeout and error? When using the MCAL Uart driver functions "Uart_SyncSend" or "Uart_SyncReceive", how can I differentiate between and error and the function returning due to a timeout? Both functions only return either "E_OK" or "E_NOT_OK". The underlying non-public API function "Uart_StartSyncReceive" has this information but discards it. I am using S32K1 RTD AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 QLP06 for S32K116. Re: MCAL Uart driver - how to differentiate between timeout and error? Hi @daniel_meier  After calling Uart_SyncSend() or Uart_SyncReceive(), you can use Uart_GetStatus() to check the status of the transfer. This function returns a value of type Uart_StatusType, which indicates the status of the previous transfer.  BR, VaneB
View full article
TapLinx Android:内部APK使用およびFUTUREの商用の可能性のためのライセンスおよびアプリ登録 NXPチームの皆様、こんにちは。 私は乗馬厩舎を管理するためのAndroidアプリを開発しており、 MIFARE DESFire EV3チップを搭載したTapLinx Android SDKを使用するのが好きです。 開発および初期使用時には、アプリケーションが直接インストールされます 私たちのAndroidデバイス上でAPK経由で。現在アプリには掲載されていません 店。ただし、Google Playや他のアプリストアを通じて提供するかもしれません。 FUTURE、商業的にの可能性もあります。 TapLinx開発者センターでは「Google Play」または Androidアプリを登録する際に「Amazon App Store」と表示されます。進む前に、 以下の点を明確にしていただけますか? 1. 現在の開発と内部向けにどのストアオプションを選択すべきですか? APK配布段階ですか?「Google Play」を選択するには、既存の 店舗掲載や特定の期間内に出版する約束? 2. 現在のTapLinx Android SDKsは開発中にロイヤリティフリーですか?内部で使われていますか? ビジネス利用と将来の商業流通の可能性について?何かありますか? 一度きり、定期料金、デバイスごと、ユーザーごと、またはアクティベーション料金、またはクレジット それは購入しなければならないのですか? 3. 公開リンクされたAndroid EULAはロイヤリティフリーライセンスを説明しています。 別の公開されているNXPポータル契約には有料の「MIFARE SDK」が記載されています クレジット。どの契約が現在のTapLinx Android SDKsに適用されるか、 上記の意図された用途ですか? - Android EULA: https://www.nxp.com/docs/en/disclaimer/EULA-TAPLINX-FOR-ANDROID.pdf - ポータル用語: https://inspire.nxp.com/mifare/terms-of-use.html 4. アプリケーションは適切なオフラインを用いて完全にオフラインで動作できるか APK経由で直接インストールされているデバイスでもライセンスを適用できますか? もしそうなら、その免許はどのように取得できるのか、またイニシャルは必要ですか? それとも定期的にオンラインを起動するのでしょうか? 以前、これらの質問をTapLinxのお問い合わせに送ったのですが、まだ送っていません 返信はまだ届いています。サポートCASEポータルも試しましたが、対応しません メールアドレスを連携できないため、アカウントでCASEを作成させてください NXPについて向かい、代わりにコミュニティへと導かれました。 適用されるライセンス条件の確認をいただけるとありがたいですし、 適切なNXPチームへの紹介を行ってから、アプリ登録を進めてください SDK連携も含まれます。 ご協力ありがとうございます。 Re: TapLinx Android: licensing and app registration for internal APK use and possible future commerc こんにちは、 @Blümelさん あなたの調子が良いといいのですが。 TapLinxはオープンAPIであり、どの開発者でも無料で利用できます。「MIFARE SDK Credits」という言及は、レガシーライセンスモデルに関連しているようです。評価ライセンス契約およびNXPソフトウェアライセンス契約をご考慮ください。 内部APKの優先オプションがないため、どちらのストアも選択可能です。Google Playでアプリケーションを公開する意図がある場合は、パッケージ名が一意である必要があることにご注意ください。たとえアプリケーションを公開することを意図していなくても、 TapLinx Android SDKsユーザーガイド第2節「オンライン登録手順」に記載されている意味のあるパッケージ名のルールに従うことが推奨されます。 アプリケーションは適切なオフラインライセンスを用いてオフラインで動作できます。オフライン登録に関する詳細は、TapLinx Android SDKユーザーガイドのセクション2.1および2.3をご参照ください。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
View full article
MCAL UART 驱动程序 - 如何区分超时和错误? 在使用 MCAL Uart 驱动程序函数“Uart_SyncSend”或“Uart_SyncReceive”时,如何区分错误和函数因超时而返回的情况? 这两个函数都只返回“E_OK”或“E_NOT_OK”。 底层非公开 API 函数“Uart_StartSyncReceive”包含此信息,但将其丢弃。 我使用的是 S32K1 RTD AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0。QLP06 适用于 S32K116。 Re: MCAL Uart driver - how to differentiate between timeout and error? 嗨@daniel_meier 调用 Uart_SyncSend() 或 Uart_SyncReceive() 后,可以使用 Uart_GetStatus() 检查传输状态。 此函数返回一个类型为 Uart_StatusType 的值,该值指示上一次传输的状态。 BR,VaneB
View full article
ACIM对MCX A系列的支持 你好, NXP 是否计划在 MCUXpresso 电机控制 SDK 中添加对 MCX A 系列的 ACIM(感应电机)控制支持? 目前,ACIM 支持似乎仅适用于较旧的 Kinetis KV/KE 系列,这些系列不太适合新设计。是否有计划或路线图来支持新型 MCX A 设备上的 ACIM 功能? MCXA 电机控制 Re: ACIM Support for MCX A Series 你好, 目前已发布的有关 MCXA 中电机控制的资料主要针对 PMSM/BLDC(正弦波), MCUXpresso SDK for Motor Control和Application Code Hub [Motor Control]中包含各种示例和指南。 接下来的几个月或一年,如果他们添加了关于此主题的新信息,或者在应用程序代码中心添加了关于此主题的新示例,您仍然可以定期查看更新。 顺祝商祺!
View full article
i.MX95 的 CAN FD 接口分布 您好,NXP, 有一个问题希望您能帮我们确认一下。 问:共有五个 CAN FD 接口。我们只确保一个 CAN FD 接口仅由 M33 功能域(AON)控制,但其他四个CAN FD 接口位于唤醒功能域,不确定这四个 CAN FD 接口是否可以由 M7 或 A55 内核控制? 非常感谢。         Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 嗨志明, 知道了。 非常感谢。 Re: Distribution of CAN FD interfaces for i.MX95 嗨@jimmyli CAN2-5 可由 M7/A55 控制;时钟由 SM 统一控制,中断在 M33、M7 和 A55 之间是统一的。 以下是 M7 SDK 中的 IRQn。 CAN2_IRQn = 38, /**< CAN2 interrupt */ CAN2_ERROR_IRQn = 39, /**< CAN2 error interrupt */ CAN3_IRQn = 40, /**< CAN3 interrupt */ CAN3_ERROR_IRQn = 41, /**< CAN3 error interrupt */ CAN4_IRQn = 42, /**< CAN4 interrupt */ CAN4_ERROR_IRQn = 43, /**< CAN4 error interrupt */ CAN5_IRQn = 44, /**< CAN5 interrupt */ CAN5_ERROR_IRQn = 45, /**< CAN5 error interrupt */ 此致, 志明
View full article
S32K312 eDMA:了解 CITER 自动重载行为 大家好, 我正在使用 NXP S32K312 MCU 进行 eDMA 开发,想了解TCDn_CITER寄存器的行为。 我观察到,当主循环结束时 CITER 达到零时,它会自动从TCDn_BITER重新加载其值。 我想澄清以下几点: S32K312 的这种自动重新加载是预期的硬件行为吗? 在什么情况下,CITER 会在主循环完成后从 BITER 重新加载? 是否有任何配置可以让 CITER 保持为零而不是从 BITER 重新加载? 我特别想了解 CITER 寄存器的行为。 谢谢! Re: S32K312 eDMA: Understanding CITER Auto-Reload Behavior 你好@Prateeksha_Jain 问题 1 和 2 在 S32K3xx 参考手册第 12 版中得到解答。手册中指出,当主迭代计数耗尽时,eDMA 会执行几个主循环结束操作,包括最终的源地址和目标地址调整以及将 BITER 值重新加载到 CITER 中。 关于问题 3,没有专用的配置位允许 CITER 在主循环完成后保持为零。CITER 从 BITER 重新加载是 eDMA 硬件状态机的一部分,并且是自动执行的。 但是,如果您的目标是在主循环完成后阻止通道处理额外的 DMA 请求,您可能需要考虑使用 DREQ 位。之前在“如何防止 eDMA TCDn_CITER 自动重新加载 TCDn_BITER”这个帖子中讨论过这种情况。 BR,VaneB
View full article