Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
查阅 SR040 和 SR150 需要签署保密协议 我对召开一次会议讨论上述集成电路很感兴趣——但我似乎找不到简单的方法来做到这一点,或者申请保密协议以获取更多关于 SR040 和 SR150 的信息,希望有人能指点一下正确的方向。谢谢你! Re: Access NDA required for SR040 and SR150 你好, 希望你一切都好。很抱歉给您带来不便,但由于该产品的信息受保密协议(NDA)约束,因此不对外公开。 如需了解有关该芯片的更多信息,请联系我们代理商网络|NXP中的一位代理商。或者,如果您有任何直接联系人曾帮助您获得此设备,请与他们联系。 如果您正在寻找有关我们 UWB 产品的信息,或者您对这项技术感兴趣,我建议您查看我们合作伙伴( Trimension UWB 合作伙伴)提供的这些开发套件和模块。 如果您对这些套件/模块感兴趣,您需要直接与他们联系,了解流程以及他们能够提供的支持,因为这项技术的支持途径是通过他们。 文档和软件由相应的UWB模块合作伙伴分发。选择模块后,您将被引导至我们合作伙伴的页面,您可以在该页面访问数据表、应用笔记和所需的启用信息。 此致, 里卡多
View full article
i.MX95 Neutron:同じINT4 LLMで4問中1回答でNPU/CPUの不一致が発生します 概要 i.MX95 上で量子化された ONNX を 1 つ実行します。1 つは CPUExecutionProvider の下、もう 1 つは ニュートロン実行プロバイダー。2つの腕は同じ答えを出しません:2,466対 選択式問題では25.7%が異なる答えを返します(MMLUでは43.6%)。無料で 世代ごとに同じことが起こります - MMLU プロンプトでは、19 世代のうち 13 世代で 異なる回答の手紙。 これは言葉遣いの違いではありません。それはモデルが答える内容の違いです。一方、総合的なベンチマーク精度はわずか-1.8ポイントの変動にとどまった。 私たちは、Neutronランタイムが数値的に何をして生成するかを理解したいのです この大きさが予想されるかどうかも重要です。 設定 あなたの側で再現可能:モデルは表2からUG10166、量子化は 自分だけのレシピ、修正なし。 - ボード:i.MX95 19x19 EVK(IMX95LPD5EVK-19)、LPDDR5 - BSP: LF6.18.2_1.0.0、デバイスツリー imx95-19x19-evk-neutron.dtb - ランタイム:BSP + NeutronExecutionProviderからのONNX Runtime 1.22.0 - Neutron コンバータ:3.1.3 - モデル:meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct - 量子化:NXP/eiq-olive rev aae820e、 例/Llama3/llama3_2-1B_Spinquant_RTN_ONNX_4bits.json - 変換:convert_ort_models_to_neutron.py、CPU Armのモデルに適用されます。onnx - 環境: NEUTRON_CMA_512SLOTS=6 両方のArmは1つの量子化されたモデルから来ています。NPUアームはそのモデルを通過させるものです convert_ort_models_to_neutron.py。ソースのSHA-256を記録します - グラフ と 外部重み - 換算時に測定し、測定のたびに再確認します。 2回目の量子化実行や2回目のエクスポートはありません。 私たちが観察すること 1.4つの項目のうち1つは異なる回答が得られる。 MMLU、ARC-Challenge、PIQAからの2,466組のペアアイテム、0ショット、対数尤度でスコアリング 候補者の継続については、候補者ごとに1つのフォワード、生成なし、サンプリングなし。 各ベンチマークについて、ANSWER が変化した項目の割合、次に、 正確性が変更されました: - MMLU(4つの選択肢):回答変更率43.6%、正誤変更率27.1% - ARCチャレンジ(4つの選択肢):回答変更率21.3%、正誤変更率13.3% - PIQA(2つの選択肢):回答変更率9.4%、正誤変更率9.4% - 合計:回答変更率25.7%、正誤変更率17.3% 2つの数字が異なるのは、変更の3分の1(634件中208件)が1つの間違いから移動しているためです。 別の間違った答えへの答え - 正確さを失わせる真の行動の変化 手つかず。PIQAはバイナリであるため、そのような盲点はなく、2つの数値は一致する。 その通り。 2. 自由生成の場合も同様で、答え自体が変わります。 プロンプト数50、貪欲解読、トークン数64。MMLUプロンプトでは期待される出力が始まります 回答文字を含んで、その答えは世代から直接読み取ることができます (n = 19): - 両Arm間で異なる回答文字:19件中13件 - CPUで正解:19中7 - Neutronで正解:19題中6題 - 両Armが間違っていて、異なる誤答が出る意見の相違:13回中6回 回答の3分の2が変わったが、点数はほぼ同じだった(7対6)。 サンプル数は少ないので、ここでは例として報告します。上記の2,466項目の測定結果 これは定量的なものです。 以下に、一字一句そのままの例を示します。プロンプトには 4 つの選択肢がリストされており、文字を求められ、 期待される答えは 😧 CPU: " A\n説明: 式 9(9m + 3t) は 81m + 27t と同等です。 正解はAです。 NPU:「C\n正解はCです。」 どちらも間違っているが、その間違い方は異なり、それを記録できるベンチマークスコアは存在しない。 3. 乖離は累積ではなく、最初のフォワードで発生します。 このレター形式では、最初に生成されたトークンが答えであり、生成の 60% が 既に違いが生じているのは、デコードを行う前の、プリフィルパスのみで生成されたトークンである。 ステップ。50のプロンプトすべてにおいて、乖離曲線は急激に上昇した後、平坦化する。84%は トークン4、トークン64による98%。これが初期差分の伝播の様子です 貪欲なデコードの場合、KVキャッシュを通じてエラーが蓄積されることはありません。 4. 集計精度はそれらすべてを隠してしまう。 CPUは50.28%、Neutronは48.50%、-1.78ポイント差、そして 3つのベンチマークは個別に重要です。634項目に限定して 意見は異なっています。CPUは37.1%の確率で正しかったのに対し、Neutronは30.1%、235%の確率で正解です。 決定された項目のうち191、すなわち対称ノイズが50/50となる場合、55/45です。 除外したもの - サイレントCPUフォールバック: ORTプロファイリングレポートでは、80/80 MatMulNBitsが NeutronExecutionProvider、CPU使用率0。部分的な配置はできません。 - 2つの異なるモデル:同じソースファイル、グラフのSHA-256および外部重み コンバージョン時に記録され、得点前に再確認されました。 - サンプリング: 全体を通して貪欲なデコード。温度、トップk、トップpは使用しません。 - 異なる入力:両方のアームが同じアイテムファイルを同じ順序で消費します。 同じ固定シードです。 - 成果物のスコアリング:ボードはトークンごとの対数確率のみを捉えます;すべての決定 ロジックはホスト側でオフラインで動作し、両アームで同じように動作します。 - NPUのラン・トゥ・ランノイズ:同じNeutronセッション内で同じ項目を再生すること ビット同一の対数確率が得られます。NPUアームは再現可能であり、その不一致 それはCPUに対してであり、自分自身に対してではありません。 私たちの質問 これはニュートロンSのINT4経路に期待される挙動でしょうか?もしそうなら、どのようにすべきでしょうか NPU上でのLLM展開を検証し、集計ベンチマーク精度を明確に示します 表面に浮かび上がらない? 私たちは欠陥を想定しているわけではありません。浮動小数点CPUカーネルと 整数のNPU経路は通常であり、どのくらいの大きさを考えているのか知りたいです 通常、そしてどの基準でNEUTRONへのLLMポートを受け入れますか?もし 回答の4分の1が変わるのは期待内であり、それは私たちにとって有益なことです 知っていて、それを中心に設計する。 Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM 迅速なご回答ありがとうございます! DS Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM こんにちは、 @DamienSCHNEBELEN さん。 IMX95 NPUはmatmulしか動作できず、NPUでのLLMのパフォーマンスは実際には平均的なレベルです。したがって、あなたが観察した現象は予測可能な範囲内であり、NPU上でLLMモデルを動かすことは推奨しません。 B.R
View full article
CASPERによるECDA署名検証 ネタバレ (ハイライトして読む)     こんにちは、 ECDSA(MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1)で署名を検証するために、mbedTLSを独自に構築することに成功しました。 代替実装がない場合(すべての計算がCPUによって行われる場合)、LPC55S06では署名検証の計算に最大4秒かかります。 今、mbedTLS ecdsa_verify()関数をCASPER FSLドライバーにリンクしようとしています。しかし、ECDSA検証は単一の操作ではないように思われるため、私にはよく分かりません。 CAPSERの基本プリミティブ(SECP256R1_MulとSECP256R1_MulAdd)をmbedTLS関数ECDSA_verify()にリンクするにはどうすればよいですか? ご回答をよろしくお願いいたします。 LPC55xx Re: ECDA signature verification with CASPER こんにちは、peter89jeanさん。 お返事ありがとうございます。あなたが言及した方法は私が考えていたものですが、mbedTLS 設定ファイルには、シンプルで分かりやすい SECP256R1_MULADD _ALTまたは SECP256R1_MUL _ALTの定義が見当たらないようです。mbdedTLSに特化したフォーラムでこの質問をした方が良いかもしれない。 再度、感謝します。 よろしくお願いいたします。 Re: ECDA signature verification with CASPER 通常、mbedtls_ecdsa_verify() 自体を置き換える必要はありません。CASPER アクセラレーションは、mbedTLS が内部的に使用する楕円曲線/乗算レイヤーに統合されているはずです。ECDSA検証ではスカラー乗算とその和を計算する必要があるため、SECP256R1_Mul()は個々のスカラー点の乗算を処理し、SECP256R1_MulAdd()は結合操作を加速できます。正確な統合はmbedTLSのバージョンとNXP CASPARドライバーAPIによって異なりますが、一般的なアプローチは、ecdsa_verify()から直接CASPERを呼ぶのではなく、P-256のスカラー乗算プリミティブに対してmbedTLSの代替/最適化された実装を提供することです。 回复: ECDA signature verification with CASPER こんにちは、 @s_hdl ECDSA検証は複数の算術および楕円曲線演算で構成されているため、単一のCASPARプリミティブにマッピングされません。 MCUXpresso SDKでは、この統合はすでにCASPER PSA Cryptoポートで実装されています。casper_mbedtls_ecdsa_verify() 関数は、u1 と u2 の計算を含む、標準的な ECDSA 検証フローを実行します。そして、次のように呼び出します。 casper_mbedtls_ecp_muladd(grp, &R, u1, &grp->G, u2, Q); 計算する: R = u1 × G + u2 × Q ECP適応レイヤーは、mbedTLS MPI値と楕円曲線点を CASPER が 必要とする 形式 に変換し 、 この 操作を CASPER_ECC_SECP256R1_MulAdd() に マッピングします 。 同様に、 単一 の スカラー 乗算を に casper_mbedtls_ecp_mul() マッピングします CASPER_ECC_SECP256R1_Mul() 。 したがって、 直接 を変更する mbedtls_ecdsa_verify() のではなく 、 SDK が提供する CASPER 統合 の 完全な 再 利用 を推奨 します 。 component/psa_crypto_driver/casper_driver 特に、以下をご参照ください。 mcux_psa_casper_ecdsa_port.c mcux_psa_casper_ecp_port.c mbedTLSを別途構築したので、mbedTLSのバージョンがMCUXpresso SDK CASPARポートに対応しているかも確認してください。 lpcxpresso55s06_psa_crypto_examplesを参照してください。 Harry_Zhang_0-1788493275769.pngHarry_Zhang_0-1788493275769.png BR ハリー 回复: ECDA signature verification with CASPER こんにちは、ハリーさん。 あなたの回答は大変参考になりました。ありがとうございました。CASPERの実装を使うようになってからはすべて正常に動作するようになりました。 よろしくお願いします。
View full article
FXLS8964AFR3のマーキング FXLS8964AFR3のためにボディマーキングを手伝ってもらえます か?ありがとうございます。 Re: Marking for FXLS8964AFR3 こんにちは、エルフィンさん、 なお、2026年2月2日現在、NXPのMEMSセンサ製品ラインナップ(FXLS8964AFR3を含む)はSTMicroelectronicsに移行されました。NXPはもはやこの製品を所有またはサポートしていません。FXLS8964AFR3に関するお問い合わせやボディマーク情報については、STMicroelectronicsのサポートチャネル( st.com)から直接お問い合わせください。 参考までに、半導体製品のボディマーク情報は一般的に製造者によって偽造防止のため機密扱いされており、このような要求は通常、正規の流通や製造者の商業チームを通じて処理されます。これは現在STマイクロエレクトロニクスの管轄に入ります。 BRs、トーマス
View full article
Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Hi, Currently, I'm designing PCB for my board. For critical timing requirement of DDR4 interface, I need to compensate the pin delay difference in the  LS1021AXE7KQB package on the PCB. So, could you please provide me the pin delay information of LS1021AXE7KQB? Thanks in advance! Best regards! Jason QorIQ LS1 Devices Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? All internal die to pad wires of the DDR4 interface are length matched within the package, so the layout trace length task is to be done between processor's and SDRAM's pins. No specific package delay values were provided as they are not needed for the design approach. Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Hi,yiping For DDR4 interface of LS1021A, is it necessary to compensate pin delay difference in the package on the PCB?  Thanks in advance! Best regards! Jason Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? The requested documents are NXP Confidential Proprietary and can only be provided under non-disclosure agreement (NDA).   Did you sign NDA with NXP? If yes, would you please provide your NDA copy or your NDA number?   You could sing a new NDA from https://www.nxp.com/webapp-signup/ndaReqForm Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Asked for the required information from the AE team. Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Hi, Any response is welcome! Thanks in advance! Best regards! Jason Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Hi, yiping: Get it, many thanks to you!!! BTW, I have another question.  eTSEC1 and eTSEC3 of LS1021A will be configured as RGMII mode to driver PHY. But the size of my board is very big,  I'm afraid that the too long trace on PCB will cause insufficient drive capability for RGMII interface(250Mbps per data signal) . Could you please provide the route constraint for RGMII interface, especially trace length on PCB based on common FR-4 PCB(Dk 4.2~4.4, Df 0.022)? Cause, I can't find any PCB design consideration on NXP website.  Also AN4878_Design Checklist only show the design requirement of schematic. Thanks in advance! Best regards! Jason Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? Would you please create a new thread for your new question? Thanks. Re: Could you please provide me the pin delay of LS1021AXE7KQB? copy that! Thank you very much! Best regards! Jason
View full article
my JLINK can't connect to the S32K118 Hi Team, My current situation is that I read the STATUS  in MDM-AP through SWD and it returns 0x0001003A.Protection bit from 0x400 ~ 0x40f is 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFF.But my JLINK can not connect to the S32K118.How should I go about troubleshooting the problem? Thanks & regards, Lika. Re: my JLINK can't connect to the S32K118 And I have connected RESET_b. Re: my JLINK can't connect to the S32K118 Hi Robin_Shen, The value of the MDM-AP control registers is 0x00000000.I have completed SWD host debugging for the S32K14x. For the S32K11x chip, my code follows the same debugging process as for the S32K14x, but the situation I described occurred.I would like to ask if there are any differences in the SWD debugging process between the S32K11x and S32K14x. Currently, my personal programmer can access the SWD debug port of the S32K118, but after I use MASS ERASE, the algorithm executed via RAM returns an ack fault, which did not occur before MASS ERASE. Thanks & regards, Lika. Re: my JLINK can't connect to the S32K118 Hi The values ​​of MDM-AP STATUS and FSEC appear to be correct. By the way, what are the values ​​of the MDM-AP control registers? Please check if the debug interface conforms to Table 8. S32K1xx - JTAG and SWD interface of AN5426 Hardware Design Guidelines for S32K1xx Microcontrollers. It is strongly recommended to connect RESET_b. Also, make sure you don't get the pull-up/pull-down resistors on the debugging interface wrong. Table 8. S32K1xx - JTAG and SWD interface AN5426.png Alternatively, try the method mentioned in Unbricking S32K146. Best Regards, Robin 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 Is there any  detail  need me to add? 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 Before the JLINK connection failed, my own programmer device couldn't read the data at 0x40c~0x40f, and I can confirm that the chip wasn't in a secure state or had any protection set. After I tried  MASS ERASE, none of the devices I had could fully operate the S32K118. After that, it went exactly like I described when I asked for help.
View full article
MCUXpressoセキュアプロビジョニングツールは、USB経由でターゲットボードに接続できません。 こんにちは、NXPさん。 質問があります: 開発ボード:MIMXRT1170-EVKB。MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用して接続できません(画像参照)。 hayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.png コンピュータのデバイスマネージャーには、以下の情報が表示されます。 hayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.png 開発ボードのDIPスイッチを図に示します。 hayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.png プログラムをダウンロードしてIDEを使ってデバッグしましたが、問題はありませんでした。この問題のトラブルシューティング方法を教えてください。よろしくお願いします。 Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、@hayden178 さん。 ご質問ありがとうございます! ご提供いただいたDIPスイッチの設定と電源オプションを確認しましたが、問題はありませんでした。USB OTG1も問題なく選択できました。 したがって、何らかの異常により、フラッシュローダーがUSBポート経由でSRAMにデータを迅速にロードできない状態になっている可能性があります。まずはUARTインターフェースをお試しください。UARTインターフェースが正常に動作する場合は、USBインターフェースに切り替えてください。この時点で、フラッシュローダーは正常に動作し、USBポートも正しく機能するはずです。 UARTポートにも問題がある場合は、特定の出力を確認する必要があります。詳細なコマンドは、作業ディレクトリにあるgen_scripts/init_flashloader_win.batに記載されています。テストを再実行する前に、以前のログを削除し、新しいログを確認して、どのステップで失敗したかを確認してください。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、 @Gavin_Jia さん。 ご支援ありがとうございます! MIMXRT1170-EVKBとの接続にUARTを使用したところ、問題は解決しました。 新たな問題が発生しました。問題の原因を特定するのを手伝っていただけませんか? MCUXpresso Secure Provisioning Tool に組み込まれているサンプルでは、mcuboot_opensource&ota_mcuboot の実行に失敗し、画像に示すように、常にリセットが発生します。 hayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.png プロジェクトの構成は以下のとおりです。 hayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.png hayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.png hayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.png hayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.png IDEを使用して両方のプロジェクトを正常に実行できましたが、生成されたバイナリファイルをSPSPを使用してボードにダウンロードすると、同じリセット問題が発生します。 hayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.png Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、@hayden178 さん。 良い知らせを共有していただきありがとうございます。最初のSPT接続の問題が解決して良かったです。 mcubootの操作手順に関して、どのガイドを参照されましたか?もしよろしければ共有していただけますか?私はこれまで署名にPythonスクリプトとimgtoolを使用しており、このSPTソリューションは試したことがありません。 この新しい質問については、すべてのスレッドでトピックの一貫性を保つため、新しいチケットを作成していただいても構いません。 ご理解とご協力ありがとうございます! よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
HSEコンポーネントの追加に失敗しました 私はS32 Design Studio IDEバージョン3.6.8を使っています。RTDバージョン7.0.1、S32K314プロジェクトを使用。ペリフェラルの設定ビューでHSE IPコアを追加できず、設定ツールが生成されたファイル内のhse_muドライバーを自動的に生成できなくなります。この問題をどう解決すればいいでしょうか? 1131_0-1788401575417.png 他にどのような部品を追加すべきでしょうか? 1131_1-1788401624401.png Re: Failed to add the HSE component ハイ また、「Crypto Driver」と記載された別のパッチパッケージをインストールする必要があります。例えば S32K3 リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 Version 7.0.1 P02などです。 SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_ReleaseNotes.pdf、特に2.5のセクション「サポートおよびドライバープラグイン提供」にはHse_IPが記載されています。 よろしくお願いいたします ロビン
View full article
Marking for FXLS8964AFR3 Could you please help to provide body marking for FXLS8964AFR3 ? thanks. Re: Marking for FXLS8964AFR3 Hello Elfin, Please note that as of February 2, 2026, NXP's MEMS sensor product line — including the FXLS8964AFR3 — has been transitioned to STMicroelectronics. NXP no longer owns or supports this product. For any inquiries related to the FXLS8964AFR3, including body marking information, please contact STMicroelectronics directly via their support channels at st.com. For reference, body marking information for semiconductor products is generally treated as confidential by manufacturers for anti-counterfeit purposes and requests of this nature are typically handled through authorized distribution or the manufacturer's commercial team — this would now fall under STMicroelectronics. BRs, Tomas
View full article
i.MX95 Neutron:四分之一的相同 INT4 LLM 测试结果存在 NPU/CPU 差异 摘要 我们在 i.MX95 上运行一个量化的 ONNX,一次在 CPUExecutionProvider 下,一次在 CPUExecutionProvider 下。 NeutronExecutionProvider。两条臂给出的答案并不一致:在 2,466 对配对样本中 多项选择题中,25.7% 的答案与实际答案不同(MMLU 中为 43.6%)。免费 同样的情况也会发生——在 MMLU 提示符下,19 代中有 13 代产生了 不同的答复信。 这不是措辞上的区别。这是模型给出的答案不同的问题。与此同时,综合基准准确率仅下降了 1.8 个百分点。 我们想了解 Neutron 运行时在数值上做了哪些工作,从而产生这些结果。 这一点,以及这种程度的规模是否在预期之内。 设置 请确认您那边可以复现:模型来自 UG10166 表 2,量化方式为: 你自己的配方,未经修改。 - 主板:i.MX95 19x19 EVK (IMX95LPD5EVK-19),LPDDR5 - BSP:LF6.18.2_1.0.0,设备树 imx95-19x19-evk-neutron.dtb - 运行时:来自 BSP 的 ONNX Runtime 1.22.0 + NeutronExecutionProvider - 中子变流器:3.1.3 - 型号:meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct - 量化:NXP/eiq-olive rev aae820e, examples/Llama3/llama3_2-1B_Spinquant_RTN_ONNX_4bits.json - 转换:convert_ort_models_to_neutron.py,应用于 CPU arm 的 model.onnx - 环境:NEUTRON_CMA_512SLOTS=6 两条臂均源自同一个量化模型。The NPU Arm is that model passed through convert_ort_models_to_neutron.py。我们记录源图的 安全散列算法 (SHA)-256 值, 外部砝码——在转换时使用,并在每次测量前重新验证,因此 没有第二次量化运行,也没有第二次导出。 我们观察到的 1.每四件物品中就有一件会得到不同的答案。 来自 MMLU、ARC-Challenge 和 PIQA 的 2,466 个配对项目,零次测试,采用对数似然法评分 候选延续 - 每个候选者向前推进一次,不进行生成,不进行抽样。 对于每个基准,首先计算答案发生变化的项目的比例,然后计算答案发生变化的项目的比例。 正确性已改变: - MMLU(4 个选项):43.6% 的答案发生了改变,27.1% 的正确性发生了改变。 - ARC挑战(4个选项):21.3%的答案被修改,13.3%的正确性被修改。 - PIQA(2个选项):9.4%的答案被更改,9.4%的正确性被更改。 总计:答案更改率为 25.7%,正确率更改率为 17.3%。 这两个数字之所以不同,是因为三分之一的变化(634 处变化中的 208 处)是从一个错误值转移到另一个错误值。 对另一个错误答案的回应——一种真正能带来准确性的行为改变 未受影响。由于PIQA是二进制的,因此不存在这种盲点,它的两个数值完全一致。 确切地。 2. 自由生成中也会发生同样的情况——答案本身会发生变化。 50 个提示,贪婪解码,64 个令牌。对于 MMLU 提示符,预期输出开始 连同答题信一起,就可以直接从生成过程中读取答案。 (n = 19): - 两臂答案字母不同:19 封信中有 13 封不同 - CPU 正确率:7/19 - 正确答案:19题中的6题 - 双方都犯错且错误答案不同的分歧:13 例中有 6 例 三分之二的答案发生了变化,但得分基本相同(7 分对 6 分)。 样本量很小——我们仅将其作为示例进行报告;以上2466项测量结果。 是定量分析。 举个例子,原话如此。提示列出了四个选项,并要求写一封信。 预期答案是 😧 CPU:“A\n解释:表达式 9(9m + 3t) 等价于 81m + 27t。 最佳答案是A。 NPU:“C\n最佳答案是C。” 两者都错了,错的点不同,而且没有基准分数会记录这一点。 3. 这种分歧在第一个正向传播中就存在,而不是逐渐积累的。 在这种信件格式中,第一个生成的令牌就是答案,并且有 60% 的生成结果都是如此。 两者之间已经存在差异——这是仅由预填充过程生成的令牌,尚未经过任何解码。 步。在所有 50 个提示中,分歧曲线先急剧上升,然后趋于平缓:84% 令牌 4,98% 到令牌 64。这就是初始差异传播的样子 在贪婪解码模式下,不会通过 KV 缓存累积错误。 4. 总体准确率掩盖了所有这些问题。 CPU 使用率为 50.28%,而 Neutron 使用率为 48.50%,相差 1.78 个百分点,且没有其他问题。 三个基准指标各自都具有重要意义。仅限于以下 634 项: 双方意见不一致,CPU 的正确率是 37.1%,而 Neutron 的正确率是 30.1%——235 对 在已决定的项目中,有 191 个,即 55/45,而对称噪声会给出 50/50。 我们排除了哪些选项 - 静默 CPU 回退:ORT 分析报告显示 80/80 个 MatMulNBits 处于开启状态 NeutronExecutionProvider,CPU 占用率为 0。不进行局部植入。 - 两种不同的模型:相同的源文件,图的 安全散列算法 (SHA)-256 值和外部权重 转换时记录,并在得分前重新核实。 - 采样:全程贪婪解码;无温度、无 top-k、无 top-p。 - 不同的输入:两个 Arm 都从同一个物品文件中按相同的顺序读取数据。 相同的固定种子。 - 评分指标:板 仅 捕获 每个标记的对数概率;所有决策 逻辑在主机上离线运行,两个 Arm 的逻辑完全相同。 - NPU 上的运行间噪声:在同一 Neutron 会话中重复播放相同的项目 产生比特相同的对数概率。NPU Arm是可重复的;差异 这是针对CPU的,而不是针对CPU本身的。 我们的问题是 这是 Neutron-S 上 INT4 路径的预期行为吗?如果是,我们应该怎么做? 验证在 NPU 上部署 LLM 的可行性,前提是总体基准测试准确率明显高于预期。 没有显示出来吗? 我们并未假定存在缺陷。浮点CPU内核和 整数 NPU 路径是正常的,我们想知道您认为的量级是多少。 正常情况下,你们接受 LLM 端口到 Neutron 的标准是什么?如果 四分之一的答案发生变化在预期之内,这对我们来说是件好事。 了解并围绕其进行设计。 Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM 谢谢你的快速回复! DS Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM 嗨@DamienSCHNEBELEN IMX95 NPU 只能运行矩阵乘法运算,其 LLM 性能在 NPU 上实际上只是中等水平。因此,您观察到的现象在可预测的范围内,我们不建议在 NPU 上运行 LLM 模型。 B.R
View full article
FXLS8964AFR3 的标记 请问能否提供FXLS8964AFR3的车身标记信息?谢谢。 Re: Marking for FXLS8964AFR3 你好,Elfin, 请注意,截至 2026 年 2 月 2 日,NXP 的 MEMS 传感器产品线(包括 FXLS8964AFR3)已过渡到 STMicroelectronics。NXP已不再拥有或支持该产品。有关 FXLS8964AFR3 的任何疑问,包括芯片本体标记信息,请通过st.com上的支持渠道直接联系 STMicroelectronics。 作为参考,半导体产品的本体标记信息通常被制造商视为机密信息,以防伪造,此类请求通常通过授权分销商或制造商的商业团队处理——这现在属于意法半导体的管辖范围。 BRs,托马斯
View full article
LS1028A Felix (swp0): CPU-Inje上のカスタムEtherTypeフレームに対してハードウェアTXタイムスタンプが生成されません 1. 環境 プラットフォーム:NXP LS1028ARDB(VSC9959 / Felix スイッチ) カーネル:Linux 6.18.2-rt3(NXP Yocto real-time-edge、PREEMPT_RT) トポロジー(DSA): eno2 (ENETC) = DSAコンジット/NPIポート swp0 = Felix ユーザーポート(CPUインジェクションパス:CPU → eno2 → NPI → egress swp0 物理ポート) eno0 (ENETC) = 独立したテストポート(現在はswp0に直接ケーブル接続されており、実際の出力フレームの内容を確認するために使用されます) 用途:AF_PACKET swp0にバインドされたSOCK_RAWソケット、SO_TIMESTAMPING(TX_HARDWARE|RAW_HARDWARE)で、カスタムEtherType 0x88B5でフレームを送信し、ソケットエラーキュー(SCM_TIMESTAMPING)からハードウェアTXタイムスタンプを期待します。 ptp4lはswp0上で実行されています( HWTSTAMP_TX_ON 、正常に同期しており、影響を受けていません)。 2. 目標 swp0 上で送信されるカスタム 0x88B5 (非 PTP) フレーム のハードウェア TX タイムスタンプを 、swp0 上の PTP 同期を損なうことなく取得します。 3. 動作確認済み PTPフレームにはタイムスタンプが付与されます。swp0上の同じAF_PACKET rawソケットを使用し、0x88F7と有効なPTPヘッダーを送信すると、30フレーム中30フレームがエラーキュー経由でハードウェアTXタイムスタンプを返しました( ocelot_get_txtstampが一致し、タイムスタンプがソケットエラーキューに配信されました)。 ドライバーのタイムスタンプリクエストパスはカスタムフレームで動作します。0x88B5フレームがocelot_port_txtstamp_requestに達する (dmesgはfelix-tx-tsを表示:ポート0非PTP=1 ts_id=0..3))、すなわちocelot_port->ptp_cmdはゼロでない(ptp4lによって設定)され、タイムスタンプIDが割り当てられます。 4. 問題 0x88B5フレームの場合、タイムスタンプIDが割り当てられますが、ハードウェアはタイムスタンプを生成しません。 SYS_PTP_STATUS PTP_MESS_VLD = 0 は、0x88B5 フレームのバースト送信直後に発生します (FIFO エントリなし、オーバーフローなし)。 ソケットのエラーキューは空のままです。 5.我々が確認し、除外した事項(証拠) 結果を確認する ocelot_port->ptp_cmd (2段階有効化) ✅ ゼロ以外(ptp4lによって設定) IFHバイパス(ビット127) ✅ =1(ドライバー ocelot_ifh_set_bypass) IFH REW_OP1 (ビット125~117) ✅ コードによって確認済み:2ステップ(3) + ts_idが0x88B5フレーム用に書き込まれました REW_PTP_CFG.PTP_2STEP_DIS ✅ =0(2段階認証は無効になっていません) PTP_CFG_MISC.PTP_ENA ✅ =1 SYS_PORT_MODE.DATA_WO_TS (ポート 0/4/6) ✅ =0(インラインタイムスタンプ書き込みが無効になっていない) REW_PORT_CFG.FCS_UPDATE_CPU_ENA ✅ =1(CPUフレームは常にFCSが再計算され、CRCエラーによるドロップは発生しない) IS2ルールにより、0x88B5(イングレスswp0、次にswp0|NPI)に対して2段階認証が追加されます。 ❌ 効果なし(CPUから注入されたフレームはBYPASS=1となり、アナライザー/IS2はスキップされます) インラインタイムスタンプ挿入SYS_TIMESTAMP_OFFSET (ETH_TYPE_CFG=0x88B5、TIMESTAMP_OFFSET=14; レジスタ書き込み/読み出し検証済み) ❌ 効果なし(swp0↔eno0ダイレクトケーブルの場合、出力フレームの絶対バイト28にタイムスタンプなし) 6.公式確認のための質問 VSC9959/Felixの2段階TXタイムスタンプ(IFH REW_OP1、REW_OP[2:0]=3)は、非PTPのEtherTypeを持つCPUインジェクトフレームに対して実際に動作しますか?リファレンス・マニュアル(16.4.13.12.3.1)には「任意のフレーム、非PTPフレームにも適用可能」と記載されていますが、私たちは VLD=0(FIFOエントリゼロ)SYS_PTP_STATUS測定しています。実際のシリコンの挙動としては、BYPASS=1かつIFHでREW_OP1が入っても、リライターはタイムスタンプのFIFOエントリを生成する前にフレームをEtherType / PTPヘッダーでPTPとして分類する必要があるのでしょうか? SYS_TIMESTAMP_OFFSET (インラインタイムスタンプ挿入)には、 ETH_TYPE_CFGの一致以外に、何か隠された有効化/トリガー条件があるのでしょうか?レジスタが正しく書き込まれていること(ETH_TYPE_CFG=0x88B5、オフセット=14)、FCS更新が有効になっていること、DATA_WO_TS=0であること、そしてswp0↔eno0ケーブルを直接接続して出力フレームの内容を確認したことを確認済みですが、フレームにタイムスタンプは書き込まれていませんでした。この機能はCPUインジェクション(バイパス)パスでも制限されているのでしょうか? CPUインジェクション(BYPASS=1)パスにおいて、swp0で送信される任意のEtherTypeカスタムフレームのハードウェアTXタイムスタンプを取得するための公式にサポートされている方法はありますか? (例えば、イネーブルビット、PTP分類テーブルの設定、または必須フレームフォーマットなど。) もしこのシリコンでマニュアルに記載された2つの機構のいずれも非PTPフレームをサポートしていない場合、既知のエラタムや推奨される代替案はありますか? Re: LS1028A Felix (swp0): Hardware TX Timestamp Not Produced for Custom-EtherType Frames on the CPU- 非PTP CPUインジェクションフレームに対する2段階TXタイムスタンプ RMドキュメントでは、CPUインジェクションヘッダーのREW_OP[2:0] = 3を「2ステップPTP」として記述しており、REW_OP[8:3]にはタイムスタンプ識別子が含まれています。ID 0~3は、CPUインジェクションフレーム用に明示的に事前割り当てされています。また、2段階タイムスタンプは「任意のフレーム、PTP以外のフレームにも適用可能」と述べています。フレーム自体は変更されず、TXタイムスタンプはSYS::P TP_STATUS / SYS::P TP_TXSTAMPに保存されます。 したがって、RMからBYPASS=1 + IFH REW_OP[2:0]=3は、非PTPフレームを含むCPUインジェクトによる2段階タイムスタンプの有効なメカニズムであるはずです。IFHが2段階コマンドを提供する場合、リライターがまずEtherType/ヘッダーによってフレームをPTPとして分類する必要があるというRMの証拠は見つかりませんでした。矛盾しているのは、IFH REW_OP1 を確認した後の測定値 SYS_PTP_STATUS.PTP_MESS_VLD=0 ですが、これは私が取得した RM テキストでは説明されていません。 SYS_TIMESTAMP_OFFSET / インラインタイムスタンプ挿入 ES_SYS_SYSTEM_TIMESTAMP_OFFSET ETH_TYPE_CFGを照合し、64ビットナノ秒のTXタイムスタンプをTIMESTAMP_OFFSETに配置することが文書化されています。マニュアルには「汎用タイムスタンプ挿入(クロノス)」の例もあり、オフセット14でタイムスタンプをイーサネットフレームの絶対バイト28に配置しています。 一般的なPTP有効化/タイムスタンプオフセット設定以外に追加の隠れた有効ビットがあると記載されたドキュメントや、CPUインジェクトされたBYPASS=1フレームでこの機能がサポートまたはブロックされていると明記したドキュメントは取得できません。RMの文言は汎用的なメカニズムをサポートしていますが、直線ケーブルで予想されるオフセットでバイトが書かれていないことは、このCPU注入経路ではETH_TYPE_CFG一致だけでは十分ではないことを示唆しています。 Linux DSA上で公式に対応している方法で、swp0上で任意のEtherTypeフレームにタイムスタンプを付ける方法があります。 最も強力なソフトウェア側の証拠は、LS1028Aスイッチドライバで使われているDSAフレームワークでは汎用パケットのタイムスタンピングがサポートされていないということです。スイッチハードウェアは対応可能です。 したがって、標準的なDSA Felixドライバモデルでは、PTP/IEEE-1588イベント情報メッセージのタイムスタンプをサポートパスとして扱い、swp0上の任意のEtherType 0x88B5 TXタイムスタンプをSO_TIMESTAMPINGを通じたものは公式にソフトウェアスタックでサポートされていないとみなします。それは、有効な0x88F7 PTPフレームは確実にタイムスタンプが付与されるのに対し、0x88B5はそうではないというあなたの観察結果と一致します。 訂正/推奨代替案 この動作に関するタイムスタンプ固有のLS1028A/Felixの正誤表は見つかりませんでした。私が見つけた証拠によると、取得したチケット資料に記載されているFelixのエラタムはERR A-050484であり、タイムスタンプFIFO生成ではなくNPIフロー制御/フレーム損失マネジメントに関連しています。
View full article
i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM SUMMARY We run one quantized ONNX on i.MX95, once under CPUExecutionProvider and once under NeutronExecutionProvider. The two arms do not give the same answers: on 2,466 paired multiple-choice items, 25.7 % receive a different answer (43.6 % on MMLU). In free generation the same thing happens - on MMLU prompts, 13 of 19 generations produce a different answer letter. This is not a difference in wording. It is a difference in what the model answers. Meanwhile aggregate benchmark accuracy moves by only -1.8 points. We would like to understand what the Neutron runtime does numerically that produces this, and whether this magnitude is expected. SETUP Reproducible on your side: the model is from UG10166 Table 2 and the quantization is your own recipe, unmodified. - Board: i.MX95 19x19 EVK (IMX95LPD5EVK-19), LPDDR5 - BSP: LF6.18.2_1.0.0, device tree imx95-19x19-evk-neutron.dtb - Runtime: ONNX Runtime 1.22.0 from the BSP + NeutronExecutionProvider - Neutron Converter: 3.1.3 - Model: meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct - Quantization: NXP/eiq-olive rev aae820e, examples/Llama3/llama3_2-1B_Spinquant_RTN_ONNX_4bits.json - Conversion: convert_ort_models_to_neutron.py, applied to the CPU arm's model.onnx - Environment: NEUTRON_CMA_512SLOTS=6 Both arms come from one quantized model. The NPU arm is that model passed through convert_ort_models_to_neutron.py. We record a SHA-256 of the source - graph and external weights - at conversion time and re-verify it before every measurement, so there is no second quantization run and no second export. WHAT WE OBSERVE 1. One item in four gets a different answer. 2,466 paired items from MMLU, ARC-Challenge and PIQA, 0-shot, scored by log-likelihood of the candidate continuations - one forward per candidate, no generation, no sampling. For each benchmark, the share of items whose ANSWER changed, then the share whose CORRECTNESS changed: - MMLU (4 choices): 43.6 % answer changed, 27.1 % correctness changed - ARC-Challenge (4 choices): 21.3 % answer changed, 13.3 % correctness changed - PIQA (2 choices): 9.4 % answer changed, 9.4 % correctness changed - Aggregate: 25.7 % answer changed, 17.3 % correctness changed The two figures differ because a third of the changes (208 of 634) move from one wrong answer to another wrong answer - a real behavioural change that leaves accuracy untouched. PIQA, being binary, has no such blind spot, and its two figures coincide exactly. 2. The same happens in free generation - the answer itself changes. 50 prompts, greedy decoding, 64 tokens. For the MMLU prompts the expected output starts with the answer letter, so the answer can be read directly from the generation (n = 19): - Different answer letter between the two arms: 13 of 19 - Correct on CPU: 7 of 19 - Correct on Neutron: 6 of 19 - Disagreements where both arms are wrong, with different wrong answers: 6 of 13 Two thirds of the answers change, and the score is essentially the same (7 versus 6). The sample is small - we report it as an illustration; the 2,466-item measurement above is the quantitative one. An example, verbatim. The prompt lists four options and asks for a letter, and the expected answer is 😧 CPU: " A\nExplanation: The expression 9(9m + 3t) is equivalent to 81m + 27t. The best answer is A." NPU: " C\nThe best answer is C." Both are wrong, they are wrong differently, and no benchmark score records it. 3. The divergence is present in the very first forward, not accumulated. In this letter format the first generated token IS the answer, and 60 % of generations already differ there - a token produced by the prefill pass alone, before any decoding step. Across all 50 prompts the divergence curve rises steeply then flattens: 84 % by token 4, 98 % by token 64. That is what propagation of an initial difference looks like under greedy decoding, not error accumulating through the KV cache. 4. Aggregate accuracy hides all of it. 50.28 % on CPU against 48.50 % on Neutron, a -1.78 point difference, and none of the three benchmarks is individually significant. Restricting to the 634 items where the arms disagree, CPU is correct 37.1 % of the time against Neutron's 30.1 % - 235 versus 191 among decided items, i.e. 55/45 where symmetric noise would give 50/50. WHAT WE RULED OUT - Silent CPU fallback: ORT profiling reports 80 of 80 MatMulNBits on NeutronExecutionProvider, 0 on CPU. No partial placement. - Two different models: same source file, SHA-256 of graph and external weights recorded at conversion and re-verified before scoring. - Sampling: greedy decoding throughout; no temperature, no top-k, no top-p. - Different inputs: both arms consume the same items file, in the same order, from the same fixed seed. - Scoring artefacts: the board only captures per-token log-probabilities; all decision logic runs offline on the host, identically for both arms. - Run-to-run noise on the NPU: replaying the same items in the same Neutron session yields bit-identical log-probabilities. The NPU arm is reproducible; the discrepancy is against CPU, not against itself. OUR QUESTION Is this expected behaviour for the INT4 path on Neutron-S - and if it is, how should we validate an LLM deployment on the NPU, given that aggregate benchmark accuracy clearly does not surface it? We are not assuming a defect. Some difference between a floating-point CPU kernel and an integer NPU path is normal, and we would like to know what magnitude you consider normal, and what criterion you use yourselves to accept an LLM port to Neutron. If a quarter of answers changing is within expectations, that is a useful thing for us to know and to design around.  Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM Thanks for your quick answer ! D.S Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM Hi @DamienSCHNEBELEN  IMX95 NPU can only run matmul, and LLM performance on NPU is actually only average. Therefore, the phenomenon you observed is within the predictable range, and we do not recommend running LLM models on an NPU. B.R
View full article
ECDA signature verification with CASPER Spoiler (Highlight to read)     Hello, I managed to build mbedTLS on my own, in order to verify a signature with ECDSA (MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1). With no alt implementation (all computation done by the CPU), the signature verification takes up to 4 seconds to compute on the LPC55S06. I'm trying now to link mbedTLS ecdsa_verify() function with CASPER fsl driver. But it's not clear to me as the ECDSA verification doens't seem to be a single operation.  How to link the basic primitive of CAPSER (SECP256R1_Mul & SECP256R1_MulAdd) with the mbedTLS function ECDSA_verify() ? Thank you in advance for your replie. LPC55xx Re: ECDA signature verification with CASPER Hello peter89jean, Thank you for your reply. The approach you mention is what I had in mind but there doesn't seem to be simple and straightforward SECP256R1_MULADD_ALT or SECP256R1_MUL_ALT defines in the mbedTLS config file. Maybe I should ask this question to a more mbdedTLS dedicated forum.  Thanks again. Regards. Re: ECDA signature verification with CASPER You generally don’t need to replace mbedtls_ecdsa_verify() itself; the CASPER acceleration should be integrated at the elliptic-curve/multiplication layer that mbedTLS uses internally. ECDSA verification requires computing scalar multiplications and their sum, so SECP256R1_Mul() can handle the individual scalar-point multiplication while SECP256R1_MulAdd() can accelerate the combined operation. The exact integration depends on your mbedTLS version and NXP CASPER driver API, but the usual approach is to provide an mbedTLS alternative/optimized implementation for the P-256 scalar-multiplication primitives rather than calling CASPER directly from ecdsa_verify(). 回复: ECDA signature verification with CASPER Hi @s_hdl  ECDSA verification consists of several arithmetic and elliptic-curve operations, so it does not map to a single CASPER primitive. In the MCUXpresso SDK, the integration is already implemented in the CASPER PSA Crypto port. The casper_mbedtls_ecdsa_verify() function performs the standard ECDSA verification flow, including the calculation of u1 and u2. It then calls: casper_mbedtls_ecp_muladd(grp, &R, u1, &grp->G, u2, Q); to calculate: R = u1 × G + u2 × Q The ECP adaptation layer converts the mbedTLS MPI values and elliptic-curve points into the format required by CASPER and maps this operation to CASPER_ECC_SECP256R1_MulAdd() . Similarly, casper_mbedtls_ecp_mul() maps a single scalar multiplication to CASPER_ECC_SECP256R1_Mul() . Therefore, rather than modifying mbedtls_ecdsa_verify() directly, we recommend reusing the complete CASPER integration provided by the SDK under: component/psa_crypto_driver/casper_driver In particular, please refer to: mcux_psa_casper_ecdsa_port.c mcux_psa_casper_ecp_port.c Since you built mbedTLS separately, please also make sure that your mbedTLS version is compatible with the MCUXpresso SDK CASPER port. You can refer to the lpcxpresso55s06_psa_crypto_examples. Harry_Zhang_0-1788493275769.pngHarry_Zhang_0-1788493275769.png BR Harry 回复: ECDA signature verification with CASPER Hello Harry, Your answer helped me a lot, thank you. Everything works fine using the CASPER implementation now. Regards.
View full article
JLINKがS32K118に接続できません チームの皆さん、こんにちは。 現在の状況は、SWD経由でMDM-APのSTATUSを読み取ると、0x400~0x40f 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFの0x0001003A.Protectionビットが返ってきます。しかし、JLINKはS32K118に接続できません。問題のトラブルシューティングはどうすればよいでしょうか? ありがとうございます。 リカ。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 そして私はRESET_bコネクテッド。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 こんにちは、Robin_Shenさん。 MDM-AP制御レジスタの値は0x00000000です。S32K14xのSWDホストデバッグは完了しました。S32K11xチップの場合、私のコードはS32K14xと同じデバッグプロセスに従いますが、私が説明した状況が発生しました。S32K11xとS32K14xのSWDデバッグプロセスに違いがあるかどうかをお伺いしたいと思います。 現在、私の個人プログラマーはS32K118のSWDデバッグポートにアクセスできますが、MASS ERASEを使うとRAM経由で実行されるアルゴリズムがackフォルトを返し、MASS ERASE(マス・エリース以前には発生しませんでした)が返されます。 ありがとうございます。 リカ。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 ハイ MDM-AP STATUSとFSECの値は正しいようです。ところで、MDM-AP制御レジスタの値は何ですか? デバッグインターフェースが表8に準拠しているか確認してください 。S32K1xx - S32K1xxマイクロコントローラ向けAN5426ハードウェア設計ガイドラインのJTAGおよびSWDインターフェース。 RESET_b を接続することを強くお勧めします。また、デバッグインターフェースのプルアップ/プルダウン抵抗を間違えないように注意してください。 表8。S32K1xx - JTAGおよびSWDインターフェースAN5426.png あるいは、 アンブリッキングS32K146で紹介されている方法を試してみてください。 よろしくお願いいたします ロビン 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 何か追加すべき情報はありますか? 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 JLINK接続が失敗する前は、自分のプログラマデバイスが0x40c~0x40fでデータを読み取れず、チップが安全な状態でも保護も設定されていなかったことは確認できます。MASS ERASE(大量消去)を試した後、持っていたどのデバイスもS32K118を完全に動作させることはできませんでした。その後は、私が助けを求めた時に説明した通りの展開になりました。
View full article
如何在MCXN947中开始模型训练和基于视觉的应用 我运行了人脸检测ACH代码,它运行正常。我想了解更多关于 BYOM 以及如何在 eIQ 工具包中从头开始训练模型的信息。在上届会议中,NXP提到了BYOM和BYOD。 我需要上传我的图像,进行标注和训练,然后将其放入 MCXN947 板中。是否可以? 我尝试访问 eIQ 模型创建器,请求已提交。我已经下载了 eIQ 时间序列(我认为它是用于电机异常检测之类的数据),并且还下载了 eIQ 中子 SDK。我只需要训练模型的流程、材料或用户指南,并将其放入 MCXN947 中。 Gayathriii_0-1788414712451.png MCX N 回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947 嗨@Gayathriii 是的,这在MCXN947上完全可行。 针对您的使用场景: 上传我的图片 → 标注图片 → 训练模型 → 在 MCXN947 上运行 这是一个典型的自带设备办公(BYOD)工作流程。 选项 1:eIQ 模型创建器 您的 eIQ 模型创建器访问权限获得批准后: 创建一个新的图像分类项目。 上传您的图像数据集。 给图片贴上标签(或者按文件夹/类别整理)。 使用迁移学习训练模型。 导出 TensorFlow Lite 模型 (.tflite)。 使用 eIQ Neutron SDK 将模型转换为 MCXN947。 将转换后的模型集成到您的 MCUXpresso 项目中,并在开发板上运行它。 方案二:自学(TensorFlow) 实际上,你并不需要模型创建器。 你可以: 收集图片。 给它们贴上标签。 使用 TensorFlow/Keras 进行训练。 出口 资源: 1. MCXN947:如何训练客户机器学习模型并将其部署到NPU Images ↓ Training ↓ TensorFlow Lite model ↓ neutron-converter ↓ NPU-enabled .tflite ↓ MCUXpresso project ↓ MCXN947 NPU `` MCXN947:如何训练和部署客户 ML 模型到 NPU 2. AN14241 - 如何在 MCX N94x 上将客户机器学习模型集成到 NPU 中 如何将客户的 ML 模型集成到 MCXN94x 上的 NPU 3. 如何在MCX微控制器中使用NPU和ML MCX微控制器中NPU与机器学习的入门指南   BR 哈里
View full article
x86 LinuxにおけるAra240ランタイムサポート こんにちは、NXP チームの皆様、 検証と性能テストのために、 PCIe経由でx86 Linuxホスト上で直接Ara240モジュール を動かす可能性を検討しています。 調査中、x86ランタイムのサポートが存在する可能性を示す兆候を見つけました: dvapi.py には以下への参照が含まれています。 art/linux/x86/lib/libaraclient_x86_64.so Optimum-Araのドキュメント参照: $DV_TGT_ROOT/art/linux/x86/proxy/ UIO DMAドライバリポジトリにはx86のサポートが含まれています。 過去のKinaraランタイムレシピは、アーキテクチャ固有のランタイムコンポーネントを以下でパッケージ化しています: art/linux/${TARGET_ARCH}/... しかし、現在の IMX-nxp-ara2 ランタイムパッケージは、i.MX BSP を通じてのみ AArch64 ランタイムバイナリのみを含んでいます。   1 libaraclient_aarch64.so 2 proxy_ara240 3 nnapp 4つのハードウェアユーティリティ   対応するx86ランタイムのアーティファクトを見つけることができませんでした。 もう少し詳しく教えていただけますか: x86 Linuxホストでの直接Ara240ランタイム実行は公式にサポートされていますか? x86のランタイムSDKパッケージはありますか? 以下のx86ランタイムコンポーネントはどこで入手できますか? libaraclient_x86_64.so x86 proxy binary x86 dvapi runtime package 以下の項目に関する統合ガイドまたはリファレンスフローはありますか? x86 Host ↓ UIODMA Driver ↓ Ara240 PCIe ↓ Runtime SDK ↓ Inference Execution 必要なx86ランタイムコンポーネントの入手方法についてご教示いただければ幸いです。 ありがとう、 ユブラージ・ソランキ Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、ユブラージさん。 Ara240はPCIe経由で標準x86_64 Linuxホスト上で実際に動作できることを確認できます。 現在、Intel x86_64 Linuxを搭載したLenovo ThinkCentreでAra240を使っています。私の作業スタックは以下の通りです。 x86_64 Linux → UIODMA → Ara240 PCIe → プロキシ_x86_64 → libaraclient / DVAPI → DVMモデル → 推論 私は、古い Geniatech/Kinara の「customerReadyPackage_v3」から x86_64 ランタイム コンポーネントを入手しました。 また、Frigate NVR向けにネイティブのAra240検出器統合を開発しており、そのパッケージに付属していたYOLOv8n DVMでは推論が正しく動作します。 しかし、私が遭遇した別の互換性の問題は、あなたが調査している問題と直接関係している可能性があります。 旧付属のDVMは旧x86_64ランタイムで正しく動作しますが、新しいKinara/GeniatechコンパイラおよびNXP Ara SDK 2.1.1で生成されたDVMモデルは「dv_model_load_from_file」中に失敗します。 私の場合: 古いDVM + 古いx86_64ランタイム = 動作します 新しいDVM + 古いx86_64ランタイム = 失敗 そのため、x86_64向けの新しいAra240ランタイムSDKも探しています。できればプロキシ1.3.x付きのランタイム生成版が望ましいです/ cnn_model 2.1.xのサポート、あるいは、既存のx86_64ランタイムと互換性のあるDVMを生成できる、より古いコンパイラを使用することもできます。 したがって、Ara240の実行x86_64確かに存在し、動作しています。欠けているのは、新しいSDKで生成されたモデルと互換性のある現在のx86_64ランタイムパッケージへのアクセスのようです。 また、NXP社から現在のx86_64ランタイムの提供状況に関する回答があれば、大変興味があります。 よろしくお願いいたします。 ヤツェク Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、ホルヘさん。 ありがとうございます。まさに私が探していた情報です。 問題はrt-sdk-ara2_x86_64.debパッケージを入手することです。 現在、NXPのFAEが割り当てられておらず、残念ながらNXPアカウントが会社に所属していないため、技術サポートのCASEを作成することもできません。以前NXPサポートに連絡しましたが、技術ケースポータルにリダイレクトされ、この理由でアクセスできません。 個々の開発者や研究者がrt-sdk-ara2_x86_64.debへのアクセスを申請する他の方法はありますか? 私はすでにLinux上で古いGeniatech/Kinaraランタイムを使って完全に動作x86_64 Ara240 PCIeセットアップを持っており、ネイティブのFrigate検出器統合も動作しています。特に、Ara SDK 2.1.1で生成されたDVMモデルをテストするために、現行のx86_64 Runtime SDKが必要です。 もしパッケージにNDAや他のアクセス手順が必要なら、喜んで従います。 ありがとう、ヤツェク Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、 ソフトウェアスタックアーキテクチャは次の段階です: User Application ├── Optimum-Ara (Python, HuggingFace integration for LLM/VLM) ├── GStreamer Plugins (gstdvInf, for vision pipelines) └── dvapi.py (Python bindings for direct inference) │ ▼ libaraclient.so (Client library) │ ▼ Proxy Daemon (rt-sdk-ara2.service) │ ▼ uiodma.ko (UIO DMA kernel driver, PCIe only) │ ▼ ARA-240 NPU Hardware uiodma.koドライバーがそのカーネル向けにコンパイルできれば、PCIe対応のARM64またはx86 Linuxホストで動作するはずです。 プラットフォーム パッケージ 備考 x86 Linux rt-sdk-ara2_x86_64.deb 建築が必要  uiodma.ko  ホストカーネル用 ARM64 Linux (非i.)MX) RT-SDK ARM64  .deb  + プラットフォーム固有  uiodma.ko NXP S32G3およびS32N79(ARM Cortex-Aコア、i.MX ではない)で実証済み   uiodma.ko  ドライバーのソースコードはオープンです(GPL-2.0)入手可能 GitHubこれには2つのバリエーションがあります。 uiodma/  — x86(キャッシュコヒーレントシステム)向け uiodma_cache_management/  — ARM(明示的キャッシュ管理)について i.MX Embedded Linux BSPを通じて配布されているimx-nxp-ara2パッケージは、i.MX プラットフォームに統合されているため、意図的にAArch64向けに構築されています。 失われたバイナリへのアクセスを希望される場合は、FAEにご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、 最新情報のご提供ありがとうございます。 残念ながら、これらのファイルにはアクセスできず、このサポートチャネルを通じて共有することはできません。 担当の営業担当者に直接確認することをお勧めします。 よろしくお願いいたします。
View full article
オシロスコープを使って設定済みのCANビットレートをどうやって確認できますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CANフレームはすべてのビットに対してエッジが現れることを保証するわけではありません。同じ論理レベルの連続ビットが最大5ビット連続して存在し、波形にエッジが現れないまま存在します。 バスが正常に動作し、フレームがエラーなく転送されている場合、フレームの終わりに近づくにつれて、確認応答スロットが優勢になります(CAN_H がハイ、CAN_L がロー)。直前のビット(CRC区切り文字)と直後のビット(確認区切り文字)は劣性になります(CAN_HとCAN_Lはほぼ同じ電圧です)。したがって、常に確認応答スロットの幅を測定し、ビットレートを決定することが可能です。 「CAN バスの専門家であるEmbedded Systems AcademyからのFAQ寄稿。詳細については、 www.esacademy.comをご覧ください。 CAN Re: How can I verify the configured CAN bitrate, using an oscilloscope? あなたの指摘はまさにその通りです。CANのビット詰め込み機構は少なくとも6ビットごとにエッジを保証しますが、オートボーやビットレート測定に任意のデータビットに頼るのは、ペイロードや詰め込み間隔が異なるため難しい場合があります。
View full article
How to start with Model training and vision based application in MCXN947 I ran the face detect ACH code, it's working. I want to know more about the BYOM and training a model from scratch in the eIQ toolkit. In the last conference, NXP mentioned something about BYOM and BYOD. I need to upload my images, label it and train and want to put it in MCXN947 board. Is it possible? I tried accessing the eIQ model creator, the request has been submitted. I have downloaded the eIQ timeseries (I think it's for data like motor anomaly detection or something) and also downloaded the eIQ neutron SDK. I just want the workflow or material or user guide for training the model and put it in MCXN947. Gayathriii_0-1788414712451.png MCXN 回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947 Hi @Gayathriii  Yes, this is absolutely possible on the MCXN947. For your use case: Upload my images → label them → train a model → run on MCXN947 This is a classic BYOD workflow. Option 1: eIQ Model Creator Once your eIQ Model Creator access is approved: Create a new image classification project. Upload your image dataset. Label the images (or organize them by folders/classes). Train a model using transfer learning. Export a TensorFlow Lite model (.tflite). Use the eIQ Neutron SDK to convert the model for MCXN947. Integrate the converted model into your MCUXpresso project and run it on the board. Option 2: Train Yourself (TensorFlow) You do not actually need Model Creator. You can: Collect images. Label them. Train with TensorFlow/Keras. Export Resources: 1. MCXN947: How to Train and Deploy Customer ML Model to NPU Images ↓ Training ↓ TensorFlow Lite model ↓ neutron-converter ↓ NPU-enabled .tflite ↓ MCUXpresso project ↓ MCXN947 NPU ``  MCXN947:如何训练和部署客户 ML 模型到 NPU 2. AN14241 - How to Integrate Customer ML Model to NPU on MCX N94x How to Integrate Customer ML Model to NPU on MCX N94x 3. How to Get Started with NPU and ML in MCX Microcontrollers MCX 微控制器中 NPU 与机器学习的入门指南   BR Harry
View full article
MC33HB2000シリーズの診断機能 こんにちは、 MC33HB200シリーズの診断に関していくつか質問があります。 1.もし故障がトリガーされると、故障ステータスビットがフラグされ、MCUで読み取られ、どの故障かを確認するために故障ステータスレジスタが読み込まれます。その理解は正しいですか? 2. 障害状態レジスタと障害状態マスクレジスタの違いは何ですか?また、それらはどこで使用されますか? よろしくお願いいたします アディティヤ・ヴァルダン Re: Diagnostics in MC33HB2000 series こんにちは、アディティヤ・ヴァルダン その通りです! ステータス/障害ステータスレジスタは、実際に発生した障害の種類を示します。障害ステータスマスクレジスタは、それらの障害のうちどれがFS_Bピンに報告されるかを決定するだけです。 Re: Diagnostics in MC33HB2000 series 迅速な返信ありがとうございます。つまり、正しい番号でビット単位と、誤りの状態レジスタを行ってマスク状態レジスタに保存すれば、いくつかの誤りを無視できるということですか?
View full article