Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
ARA2-M2-16G-GT In the ARA2-M2-16G-GT Board User Manual Pin 40 is I2C_SDA and Pin 42 is I2C_SCL. in the FRDM-IMX8MPLUS schematic Pin 40 is I2C_SCL and Pin 42 is I2C_SDA. what the correct pinout? thanks  Board Design Re: ARA2-M2-16G-GT Hello, According the the schematic of both devices, pin 42 is I2C_SDA and pin 40 I2C_SCL: Best regards.
View full article
GUI Guider画面(i.MX RT)で短いループ状の製品動画を表示する i.MX RTボード上で動作するGUI Guiderプロジェクトのアイドル画面で、約10秒ほどの短いループ状の製品デモクリップをお見せしたいと思います。これらのクリップは、Nereo( https://www.nereo.io/ )などのAIビデオツールを使用して作成された短いマーケティングビデオです。したがって、ソースは通常のH.264 MP4です。 質問: GUI Guiderでは、MP4を画像シーケンスに変換してアニメーション画像ウィジェットを使用する方法が推奨されていますか?それとも、より適切な方法(例えばMJPEG/AVIプレーヤーなど)はありますか? RT1170 / RT1060 i.MX タッチの応答性に影響を与えずに現実的なフレームレートと解像度はどれくらいでしょうか? この用途でフレームを外部フラッシュに保存するのとSDカードで保存する方法について、何かアドバイスはありますか? 参考になる例やアプリの説明書などがあれば教えていただけると助かります。 Re: Showing a short looping product video on a GUI Guider screen (i.MX RT) こんにちは、 @nereostudio さん。 1.このような用途には推奨される方法です。 2. 期待されるFPSや解像度は、ディスプレイインターフェースの帯域幅や色深度、選択したMCUコアと周波数、グラフィックスパイプラインでアクセラレータの使用状況、表示される追加ウィジェット数やウィジェットの複雑さなど、多くの変数に依存します。とはいえ、RT1170は明らかにRT1060よりも性能が優れているので、安定した30fpsを維持したいならRT1170を選ぶことをおすすめします。さらに、望ましい仕様に達していない場合に性能を確保するための多くの方法があり、それらはユーザーガイドの以下のセクションで説明されています:パフォーマンス最適化 — GUI Guiderドキュメント 3. GUI Guiderはデフォルトで画像を.cファイルに変換します。GUIの他の部分と一緒に1つのバイナリファイルとして構築され、フラッシュに保存されるファイルなので、特に心配する必要はありません。
View full article
ADC转换时间问题 您好,NXP技术支持, 我正在使用 S32 设计工作室和 RTD 驱动程序对 S32K312 MCU 进行开发,并且我正在尝试了解单通道正常转换的 SAR ADC 的实际转换时序。 我的配置如下: MCU:S32K312 核心频率:120 MHz ADC功能时钟:120 MHz ADC模式:正常转换 通道数:1 预采样:已禁用 采样时间:33 个 ADC 时钟周期 我计算中使用的转换时间:48 个 ADC 时钟周期 硬件平均值:此测试中已禁用 已启用链结束通知/中断 相关代码如下: int main(void) { Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); IntCtrl_Ip_EnableIrq(ADC0_IRQn); Siul2_Port_Ip_Init( NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals ); volatile Adc_Sar_Ip_StatusType status = ADC_SAR_IP_STATUS_ERROR; status = Adc_Sar_Ip_Init(0, &AdcHwUnit_0); 状态 = Adc_Sar_Ip_DoCalibration(0); Adc_Sar_Ip_EnableNotifications( 0, ADC_SAR_IP_NOTIF_FLAG_NORMAL_ENDCHAIN ); Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U < 1U); Adc_Sar_Ip_StartConversion( 0, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL ); while(1) { __asm__ ("nop"); } } void Adc_EndOfNormalChain_Callback(void) { Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U < 1U); } 我使用逻辑分析仪测量两次 GPIO 转换之间的时间。 仅根据 ADC 时序,我计算得出大约为 700ns。 然而,测得的 GPIO 脉冲宽度约为 4us。 我想了解以下内容: 当禁用预采样和硬件平均时,单次法线转换的正确公式是什么? Adc_Sar_Ip_DoCalibration()执行的 ADC 校准是否会影响后续每次 ADC 转换的时序,还是仅在初始化期间计算/存储校准值? 增益校正、偏移校正、内部电容充电、建立时间或任何内部ADC处理是否会给每次转换增加额外的周期? S32K312 SAR ADC 在正常转换模式下,单通道的精确转换时间公式是什么? 测量的时间间隔是否为: Adc_Sar_Ip_StartConversion() 和Adc_EndOfNormalChain_Callback() 是否包括显著的RTD软件开销、中断延迟、ISR处理或回调开销? 是否有推荐的方法可以只测量ADC硬件转换时间,而不包括RTD和中断开销? 如果可以,能否提供此配置下预期的ADC时序(以时钟周期为单位)? 我的主要目标是确定大约 4 µs 的测量结果主要是由 ADC 硬件时序引起的,还是由 RTD/中断/软件开销引起的。 任何关于ADC转换的帮助都将不胜感激! 谢谢。 Re: ADC Conversion time issue 您好, ADC转换时间方程直接在S32K3参考手册第60.3.18节中给出。“转换时间”。对于您的配置(单通道,预采样禁用,硬件平均禁用),可以使用该公式和配置的 ADC 时钟计算转换时间。 补充几点: 1. Adc_Sar_Ip_DoCalibration() 不会影响后续转换的时机。校准在初始化期间执行,然后校准值被ADC硬件使用。 2. 测得的 ~4 µs 不仅仅是 ADC 转换时间。您的测量范围: Adc_Sar_Ip_StartConversion() ADC采样和转换 ADC中断生成 NVIC中断延迟 RTD ISR 处理 回调调度 GPIO 切换操作 因此,测得的脉冲宽度包括ADC硬件时间和软件开销。预计转换时间将明显长于仅使用 RM 公式计算出的转换时间。 3. 为了更准确地测量ADC硬件转换时间,我们可以推荐以下方法: Adc_Sar_Ip_StartConversion() 返回后立即切换第一个 GPIO。这样就从测量的脉冲中消除了大部分启动 API 执行时间。 在 ADC 中断处理程序中,在调用配置的通知回调之前,尽早切换 GPIO。这样就将中断入口与回调分发开销分开了。 为了最大限度地降低 GPIO 软件开销,暂时使用直接写入 SIUL2 GPIO 寄存器,而不是使用 Siul2_Dio_Ip_TogglePins()。 或者,轮询 ADC 链结束状态标志,并在硬件标志设置后立即切换 GPIO。这不包括 NVIC 和回调开销,但轮询循环和 GPIO 写入延迟仍然存在。 因此,根据所提供的信息,~4 µs 的测量结果很可能是由整个软件/中断路径主导,而不是 ADC 转换本身。 BR,彼得
View full article
My Experience Finding a Reliable IPTV Service in 2026 After trying and comparing different IPTV services, I found that Nexusiptv.live has been one of the better options for my needs, especially when looking at streaming stability, video quality, and content availability for viewers in the USA, UK, and Canada. Of course, performance can depend on your internet connection and location, but my overall experience has been positive so far. I wrote a more detailed article about what I looked for when choosing a reliable IPTV service in 2026: 👉 Read my full experience on Medium
View full article
ARA2-M2-16G-GT 在 ARA2-M2-16G-GT 板用户手册中,引脚 40 为 I2C_SDA,引脚 42 为 I2C_SCL。 在 FRDM-IMX8MPLUS 原理图中,引脚 40 为 I2C_SCL,引脚 42 为 I2C_SDA。 正确的引脚排列是什么? 谢谢  电路板设计 Re: ARA2-M2-16G-GT 你好, 根据两款设备的原理图,引脚 42 为 I2C_SDA,引脚 40 为 I2C_SCL: 顺祝商祺!
View full article
2026年に信頼できるIPTVサービスを見つける私の経験 さまざまなIPTVサービスを試して比較した結果、特にアメリカ、イギリス、カナダの視聴者のストリーミングの安定性、映像品質、コンテンツの利用可能性を考えると、Nexusiptv.live が私のニーズに合った選択肢の一つだと感じました。 もちろん、パフォーマンスはインターネット接続や場所によって変わりますが、全体的にはこれまでのところ良い経験です。 2026年に信頼できるIPTVサービスを選ぶ際に私が重視した点について、より詳細な記事を書きました。 👉 Mediumで私の体験談全文をお読みください。
View full article
我在2026年寻找可靠IPTV服务的经验 在尝试和比较了不同的 IPTV 服务之后,我发现Nexusiptv.live是比较符合我需求的选择之一,尤其是在流媒体稳定性、视频质量以及为美国、英国和加拿大的观众提供内容方面。 当然,性能可能取决于您的网络连接和所在位置,但到目前为止,我的整体体验是积极的。 我写了一篇更详细的文章,介绍了我在2026年选择可靠的IPTV服务时所考虑的因素: 👉 在 Medium 上阅读我的完整经历。
View full article
ADC変換時間の問題 こんにちは、NXPサポートの皆さん、 私はS32 Design StudioとRTDドライバーを使ってS32K312 MCUを扱っており、シングルチャネルの通常変換におけるSAR ADCの実際の変換タイミングを理解しようとしています。 私の設定は以下の通りです。 MCU:S32K312 コアクロック:120MHz ADC機能クロック:120MHz ADCモード:通常変換 チャネル数:1 プリサンプリング:無効 サンプリング時間:33 ADCクロックサイクル 計算に使用した変換時間:48 ADCクロックサイクル ハードウェア平均化:このテストでは無効になっています チェーン終了通知/割り込みが有効 該当するコードは以下のとおりです。 int main(void) { Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); IntCtrl_Ip_EnableIrq(ADC0_IRQn); Siul2_Port_Ip_Init( NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals ); volatile Adc_Sar_Ip_StatusType status = ADC_SAR_IP_STATUS_ERROR; status = Adc_Sar_Ip_Init(0, &AdcHwUnit_0); ステータス = Adc_Sar_Ip_DoCalibration(0); Adc_Sar_Ip_EnableNotifications( 0, ADC_SAR_IP_NOTIF_FLAG_NORMAL_ENDCHAIN ); Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U < 1U); Adc_Sar_Ip_StartConversion( 0, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL ); while(1) { __asm__ ("nop"); } } void Adc_EndOfNormalChain_Callback(void) { Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U < 1U); } ロジックアナライザを使用して、2つのGPIO遷移間の時間を測定します。 ADCのタイミングのみに基づいて計算したところ、約700ナノ秒という値が得られました。 しかし、測定されたGPIOパルス幅は約4μsである。 以下の点について理解を深めたいです。 プリサンプリングとハードウェア平均化が無効になっている場合、単一の正規変換を行うための正しい式は何ですか? Adc_Sar_Ip_DoCalibration()によって実行される ADC キャリブレーションは、後続のすべての ADC 変換のタイミングに影響しますか、それとも初期化時にのみキャリブレーション値を計算/保存しますか? ゲイン補正、オフセット補正、内部コンデンサの充電、セトルタイム、または内部ADCプロセッシングは変換ごとに追加のサイクルを加えるのでしょうか? 通常の変換モードでの1チャネルのS32K312 SAR ADCの正確な変換時間公式は何ですか? 測定された時間間隔は: Adc_Sar_Ip_StartConversion() およびAdc_EndOfNormalChain_Callback() RTDソフトウェアのオーバーヘッド、割り込みレイテンシ、ISR処理、またはコールバックオーバーヘッドを含むべきか? RTDや割り込みのオーバーヘッドを除き、ADCハードウェア変換時間のみを測定する推奨される方法はありますか? 可能であれば、この構成で期待されるADCタイミング(クロックサイクル単位)を教えてもらえますか? 私の主な目的は、約4μsの測定値が主にADCのハードウェアタイミングによるものか、RTD/割り込み/ソフトウェアのオーバーヘッドによるものかを明らかにすることです。 このADC変換に関するご協力は大歓迎です! ありがとう。 Re: ADC Conversion time issue こんにちは、 ADC変換時間の方程式はS32K3リファレンスマニュアル60.3.18節に直接記載されています「変換時間」あなたの設定(シングルチャネル、プリサンプリング無効、ハードウェア平均無効)では、その式と設定されたADCクロックを使って変換時間を計算できます。 補足事項: 1. Adc_Sar_Ip_DoCalibration() は、後続の変換のタイミングに影響を与えません。キャリブレーションは初期化時に実行され、そのキャリブレーション値はADCハードウェアによって使用されます。 2. 測定された約4µsは、ADC変換時間だけではありません。測定範囲: Adc_Sar_Ip_StartConversion() ADCサンプリングと変換 ADC割り込み生成 NVIC割り込みレイテンシ RTD ISRプロセッシング コールバックディスパッチ GPIOトグル操作 したがって、測定されたパルス幅にはADCのハードウェア時間とソフトウェアのオーバーヘッドの両方が含まれます。これは、RM式のみから計算される変換時間よりも明らかに長くなると予想される。 3. ADCハードウェア変換時間をより正確に測定するために、以下に推奨します Adc_Sar_Ip_StartConversion() が戻った直後に、最初の GPIO をトグルします。これにより、測定されたパルスから、起動APIの実行時間の大部分が除去されます。 ADC割り込みハンドラでは、設定された通知コールバックを呼び出す前に、できるだけ早い段階でGPIOを切り替えてください。これにより、割り込み処理の開始とコールバックディスパッチのオーバーヘッドが分離されます。 GPIOソフトウェアの負荷を最小限に抑えるために、Siul2_Dio_Ip_TogglePins()の代わりに一時的に直接SIUL2 GPIOレジスタ書き込みを使用してください。 あるいは、ADCのチェーン終了ステータスフラグをポーリングし、ハードウェアフラグがセットされたらすぐにGPIOを切り替える。これによりNVICやコールバックのオーバーヘッドは除外されますが、ポーリングループやGPIO書き込みレイテンシは残ります。 したがって、提供された情報に基づくと、~4μsの測定値はADC変換自体よりもソフトウェア/割り込み経路全体に支配されている可能性が高いです。 BR、ペトル
View full article
cst は古い OpenSSL を使用して無効な RSA-PSS 署名を作成する OpenSSL 3.1未満でcstを使用する場合、PSS署名で使用されるソルトが長すぎます。i.MX91のようなプロセッサはソルトの長さがダイジェストと同じであることを期待していますが、OpenSSL 3.1以前はデフォルトでソルトをできるだけ大きくするのが一般的でした。 しかし、新しいバージョンのOpenSSLであっても、デフォルト設定を使用するのは良くありません。なぜなら、署名検証時に短いソルトを受け入れてしまうからです。 解決策は、EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen 関数を呼び出し、2 番目のパラメータを RSA_PSS_SALTLEN_DIGEST に設定することです。 なお、OpenSSL 3.0は先月からサポート終了となっています。 Security Re: cst creates invalid RSA-PSS signatures with old OpenSSL こんにちは、 ご連絡いただきありがとうございます。適切なチームに報告いたします。 よろしくお願いいたします。 アルド。
View full article
ARA2-M2-16G-GT ARA2-M2-16G-GTボードのユーザーマニュアルでは、ピン40はI2C_SDA、ピン42はI2C_SCLされています。 FRDM-IMX8MPLUSの回路図では、ピン40はI2C_SCL、ピン42はI2C_SDAです。 正しいピン配置は何ですか? よろしくお願いします。 ボード設計 Re: ARA2-M2-16G-GT こんにちは、 両デバイスの回路図によると、ピン42はI2C_SDA、ピン40はI2C_SCLです。 よろしくお願いいたします。
View full article
ADC Conversion time issue Hello NXP Support, I am working with an S32K312 MCU using S32 Design Studio and RTD drivers, and I am trying to understand the actual conversion timing of the SAR ADC for a single-channel normal conversion. My setup is: MCU: S32K312 Core clock: 120 MHz ADC functional clock: 120 MHz ADC mode: Normal conversion Number of channels: 1 Pre-sampling: Disabled Sampling time: 33 ADC clock cycles Conversion time used in my calculation: 48 ADC clock cycles Hardware averaging: Disabled for this test End-of-chain notification/interrupt enabled The relevant code is: int main(void) { Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); IntCtrl_Ip_EnableIrq(ADC0_IRQn); Siul2_Port_Ip_Init( NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals ); volatile Adc_Sar_Ip_StatusType status = ADC_SAR_IP_STATUS_ERROR; status = Adc_Sar_Ip_Init(0, &AdcHwUnit_0); status = Adc_Sar_Ip_DoCalibration(0); Adc_Sar_Ip_EnableNotifications( 0, ADC_SAR_IP_NOTIF_FLAG_NORMAL_ENDCHAIN ); Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U << 1U); Adc_Sar_Ip_StartConversion( 0, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL ); while (1) { __asm__("nop"); } } void Adc_EndOfNormalChain_Callback(void) { Siul2_Dio_Ip_TogglePins(PTA_L_HALF, 1U << 1U); } I measure the time between the two GPIO transitions using a logic analyzer. Based on the ADC timing alone, I calculated it, which gives approximately 700ns. However, the measured GPIO pulse width is approximately 4us. I would like to understand the following: What is the correct formula for a single normal conversion when pre-sampling and hardware averaging are disabled? Does the ADC calibration performed by Adc_Sar_Ip_DoCalibration() affect the timing of every subsequent ADC conversion, or does it only calculate/store calibration values during initialization? Do gain correction, offset correction, internal capacitor charging, settling time, or any internal ADC processing add additional cycles to every conversion? What is the exact conversion-time formula for the S32K312 SAR ADC for one channel in normal conversion mode? Does the measured time between: Adc_Sar_Ip_StartConversion() and Adc_EndOfNormalChain_Callback() include significant RTD software overhead, interrupt latency, ISR processing, or callback overhead? Is there a recommended method to measure only the ADC hardware conversion time, excluding RTD and interrupt overhead? If possible, could you provide the expected ADC timing in clock cycles for this configuration? My main objective is to determine whether the approximately 4 µs measurement is caused mainly by ADC hardware timing or by RTD/interrupt/software overhead. Any help related to this ADC conversion is appreciated!! Thank you.  Re: ADC Conversion time issue Hi, The ADC conversion-time equation is provided directly in S32K3 Reference Manual, section 60.3.18 "Conversion time". For your configuration (single channel, pre-sampling disabled, hardware averaging disabled), the conversion time can be calculated using that formula and the configured ADC clock. A few additional notes: 1. Adc_Sar_Ip_DoCalibration() does not affect the timing of subsequent conversions. Calibration is executed during initialization and the calibration values are then used by the ADC hardware. 2. The measured ~4 µs is not ADC conversion time only. Your measurement spans: Adc_Sar_Ip_StartConversion() ADC sampling and conversion ADC interrupt generation NVIC interrupt latency RTD ISR processing Callback dispatch GPIO toggle operations Therefore, the measured pulse width includes both ADC hardware time and software overhead. It is expected to be noticeably larger than the conversion time calculated from the RM formula alone. 3. To measure the ADC hardware conversion time more accurately, we can recommend below Toggle the first GPIO immediately after Adc_Sar_Ip_StartConversion() returns. This removes most of the start-API execution time from the measured pulse. In the ADC interrupt handler, toggle GPIO as early as possible, before calling the configured notification callback. This separates interrupt entry from callback-dispatch overhead. For the lowest GPIO software overhead, temporarily use a direct SIUL2 GPIO register write instead of Siul2_Dio_Ip_TogglePins(). Alternatively, poll the ADC end-of-chain status flag and toggle the GPIO immediately when the hardware flag becomes set. This excludes NVIC and callback overhead, although polling-loop and GPIO-write latency remain. So, based on the information provided, the ~4 µs measurement is most likely dominated by the complete software/interrupt path rather than the ADC conversion itself. BR, Petr
View full article
适用于 Mcuxpresso 的 MIMXRT1010 SDK 您好, 我一直使用 mcuxpresso ide(版本 25.6)和 SDK_2.x_FRDM-K64F,利用连接到 FRDM-K64F 评估套件上的 nrf24l01 芯片,在 2.4 GHz 频段上构建网络。我想在网络中添加几套MIMXRT1010评估套件。我正在尝试安装 SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip,以便使用同一个 IDE 在 RT1010s 上构建系统。它似乎已经下载并安装,但却被默默忽略了。系统提示该软件已存在,但在“已安装的SDK”面板中只有FRDM-K64F。我已经仔细地重新编译了SDK,确保包含了mcuxpresso IDE,并且我是在Linux系统上进行开发。 我是否可能受到了某种未知病毒的攻击? 非常感谢您的帮助。 干杯 奈杰尔 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 嗨@ve3id , 以下是一些需要测试的项目,以确保 SDK 已正确重新安装: 在“已安装的 SDK”面板中,单击“打开 SDK 处理首选项页面”: 你应该会看到类似这样的内容: 请在所有列出的 SDK 搜索根路径中搜索“SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip”,然后手动将其删除。 如果您尚未修改工作区的 SDK 位置路径,则应该看到已选择“通用 'mcuxpresso' 文件夹”选项,并且仅显示 'mcuxpresso\02\SDKPackages' 搜索根目录,因为这是默认位置。 删除后,点击重新加载按钮刷新 SDK 列表: 然后再次尝试将 SDK zip 文件拖放到“已安装的 SDK”文件夹中。如果过一段时间仍未出现,请尝试再次重新加载 SDK 列表。 BR, 埃德温。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 谢谢回复。我完全按照你说的做了,/home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages# 目录是唯一显示的目录,我删除了里面的 zip 文件并重新拖入,它再次出现,但之后却没有出现在已安装 SDK 面板中。我试了两次,但刷新后仍然没有出现在已安装的SDK面板中。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 我还尝试了从“可用SDK”面板中“下载并安装SDK”选项。我选择了 MIMXR1011 处理器,它将此文件下载到 /02/SDKPakcages 目录 com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi,但它没有在面板中显示为已安装。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 问题解决了! 我尝试直接在 ~/mcuexpresso/02/SDKPackages 目录中手动解压缩,但失败了,因为它想要覆盖 cmsis 编译器,而我不想这样做。于是我在现有的 SDKPackages 目录下创建了一个名为 MIMX 的目录,并将其解压到该目录中,瞧,它就出现在我的“已安装 SDK”面板中了。我可以用 MIMXRT1011 微处理器启动一个新项目,看来我现在可以开始了。 谢谢你帮我指明了正确的方向! 干杯 奈杰尔
View full article
cst 使用旧版 OpenSSL 生成无效的 RSA-PSS 签名。 当使用 cst 和 OpenSSL < 3.1 时,PSS 签名中使用的 salt 过长。像 i.MX91 这样的处理器期望 salt 的长度与 digest 的长度相同,但在 OpenSSL 3.1 之前,默认做法是让 salt 尽可能长。 但即使是较新的 OpenSSL 版本,使用默认设置也不好,因为它在签名验证期间会接受较短的盐值。 解决方法是调用 EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen,并将第二个参数设置为 RSA_PSS_SALTLEN_DIGEST。 请注意,OpenSSL 3.0 已于上个月停止维护。 安全 Re: cst creates invalid RSA-PSS signatures with old OpenSSL 你好, 感谢您的反馈,我会将此事报告给相关团队。 致以最诚挚的问候/Salduos, 阿尔多。
View full article
一个让我感到惊喜的流媒体服务 这些年来我尝试过好几种流媒体服务,但要找到一个始终保持稳定的服务比想象中要难得多。 最近我试用了NexusIPTV ,整体体验让我非常满意。流媒体播放质量很好,频道加载速度很快,而且在我测试过的所有设备上都能流畅运行。 对于 美国、英国和加拿大 的人们来说 ,或许值得将这项服务添加到比较列表中。 我在这里详细描述了我的经历: 👉 我的完整经历
View full article
A Streaming Service That Surprised Me I’ve tried several streaming services over the years, and finding one that remains consistent can be harder than expected. Recently, I spent some time testing NexusIPTV and was positively surprised by the overall experience. The streaming quality was good, channels loaded quickly, and the service worked well across the devices I tested. For people in the USA, UK, and Canada, it may be worth adding to the list of services to compare. I wrote more about my experience here: 👉 My full experience
View full article
MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso こんにちは、 私はmcuxpresso ide(V25.6)と、SDK_2.x_FRDM-K64Fを使って、FRDM-K64F評価キットにnrf24l01を接続して2.4 GHzのネットワークを構築しています。MIMXRT1010評価キットを2つネットワークに追加したい。RT1010sで同じIDEを使ってシステムを構築するためにSDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zipをインストールしようとしています。ダウンロードとインストールは完了したように見えるが、その後は何も通知されずに放置される。すでに存在しているというメッセージはありますが、「インストール済みSDKs」パネルにあるのはFRDM-K64Fだけです。私はdmaxpresso IDEを含めているか慎重にSDKを再構築し、Linux上で開発しています。 未知のバグに攻撃されている可能性はありますか? どんなご協力でもありがたいです。 乾杯 ナイジェル Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso こんにちは、 @ve3id さん。 SDKが正しく再インストールされていることを確認するために、いくつかテストすべきポイントをご紹介します。 インストール済みSDKsパネルで「Open SDK handling preferences」ページをクリックしてください: 次のような画面が表示されるはずです。 そこに掲載されているすべてのSDK検索ルートで「SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip」を検索し、手動で削除してください。 もしワークスペースのSDKの位置パスを変更していなければ、「Common 'mcuxpresso' folder」が選択されているのが確認でき、デフォルトの位置は'mcuxpresso\02\SDKPackages'の検索ルートだけが表示されるはずです。 削除後は、リロードボタンをクリックしてSDKsリストを更新してください: その後、SDKのzipファイルをもう一度ドラッグ&ドロップしてインストール済みSDKsに切り替えてみてください。しばらくしても表示されない場合は、再度SDKリストを再読み込みしてみてください。 BR、 エドウィン。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso 問題解決! ~/mcuexpresso/02/SDKPackages ディレクトリ内で手動で解凍しようとしましたが、cmsis コンパイラを上書きしようとしたため失敗しました。上書きは望んでいませんでした。そこで既存のSDKPackagesディレクトリの下にMIMXディレクトリを作成し、そこに解凍したところ、すぐに「インストール済みSDKs」パネルに現れました。MIMXRT1011 MPで新しいプロジェクトを始められるので、今は問題なさそうです。 正しい方向へ導いてくださり、ありがとうございました! 乾杯 ナイジェル Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso ご返信ありがとうございます。あなたが言った通りに試しましたが、/home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages#ディレクトリだけが表示されていました。そこに入っていたzipファイルを削除して再度ドラッグしましたが、再び表示されましたが、インストールされたSDKパネルには表示されませんでした。2回試しましたが、更新してもインストールされたSDKsパネルに表示されません。 Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso また、「利用可能なSDKs」パネル内の「SDKsのダウンロードとインストール」オプションも試しました。MIMXR1011プロセッサを選択し、このファイルを/02/SDKPakcagesディレクトリにダウンロードしました com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi ですが、パネルにはインストール済みとして表示されません。
View full article
Showing a short looping product video on a GUI Guider screen (i.MX RT) I would like to show a short looping product demo clip (about 10 seconds) on the idle screen of a GUI Guider project running on an i.MX RT board. The clips are short marketing videos made with an AI video tool such as Nereo (https://www.nereo.io/), so the source is a normal H.264 MP4. Questions: Is converting the MP4 to an image sequence and using an animated image widget the recommended approach in GUI Guider, or is there a better supported path (for example an MJPEG/AVI player)? What frame rate and resolution are realistic on i.MX RT1170 / RT1060 without affecting touch responsiveness? Any guidance on storing the frames in external flash versus SD card for this use case? Thanks for any pointers to examples or app notes. Re: Showing a short looping product video on a GUI Guider screen (i.MX RT) Hi @nereostudio, 1. That would be the recommended approach for an application like this one, yes. 2. The expected FPS and resolution will depend on many variables, including display interface bandwidth and color depth, chosen MCU core and frequency, whether accelerators are being used on the graphics pipeline, number of extra widgets displayed and widget complexity, etc. That said, the RT1170 would clearly perform better than the RT1060, so if you intend to maintain steady 30fps, I suggest going for the RT1170. Additionally, there are many ways of ensuring performance if you are not reaching the desired spec, which are described on the following section of the User Guide: Performance optimization — GUI Guider Documentation 3. GUI Guider by default converts images to .c files that are built alongside the rest of the GUI into a single binary file to be stored in flash, so there is not much to worry about here.
View full article
在 GUI 引导屏幕上显示循环播放的简短产品视频 (i.MX RT) 我想在运行于 i.MX RT 板上的 GUI Guider 项目的空闲屏幕上显示一个简短的循环产品演示片段(大约 10 秒)。这些短片是使用 Nereo( https://www.nereo.io/ )等人工智能视频工具制作的简短营销视频。所以源文件是普通的 H.264 MP4。 问题: 在 GUI Guider 中,将 MP4 转换为图像序列并使用动画图像控件是推荐的方法吗?还是有更好的支持方法(例如 MJPEG/AVI 播放器)? 在不影响触控响应的前提下,i.MX RT1170 / RT1060 的帧速率和分辨率分别是多少? 对于这种使用场景,关于将帧存储在外部闪存卡还是 SD 卡上有什么建议吗? 感谢您提供的任何示例或应用说明。 Re: Showing a short looping product video on a GUI Guider screen (i.MX RT) 嗨@nereostudio , 1.是的,对于这类应用来说,这的确是推荐的方法。 2. 预期帧率和分辨率取决于许多变量,包括显示界面带宽和颜色深度、所选MCU内核和频率、图形管线是否使用加速器、显示的额外控件数量和控件复杂性等。也就是说,RT1170 的性能显然比 RT1060 更好,所以如果你打算保持稳定的 30fps,我建议选择 RT1170。此外,如果您未能达到预期的性能指标,还有许多方法可以确保性能提升,这些方法在用户指南的以下章节中有详细介绍:性能优化 — GUI 指导文档 3. GUI 指南默认将图像转换为 .c 格式。这些文件与 GUI 的其他部分一起构建成一个单独的二进制文件,并存储在闪存中,因此这里没有什么可担心的。
View full article
MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Hi, I have been using mcuxpresso ide (V25.6) with SDK_2.x_FRDM-K64F to build a network on 2.4 GHz using the nrf24l01 attached to FRDM-K64F eval kits.  I want to add a couple of MIMXRT1010 eval kits to the network.  I am trying to install SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip to use the same IDE to build a system on the RT1010s.  It appears to download and install but silently gets ignored. There is a message saying that it already exists, but the only one in the 'installed SDKs' panel is the FRDM-K64F.  I have re-built the SDK carefully checking that I have included the mcuxpresso IDE and am developing on linux.   Is it possible that I am being stomped by an unknown bug? Any help appreciated. cheers Nigel Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Hi @ve3id, Here are a few things to test to make sure that the SDK is re-installed properly: On the Installed SDKs panel, click on the "Open SDK handling preferences page": You should see something like this: Please search for the 'SDK_2_11_0_EVK-MIMXRT1010-AGM01.zip' on all of the SDK search root paths that are listed there and delete it manually. If you haven't modified the SDK location paths for your workspace, you should see the option "Common 'mcuxpresso' folder" selected, and only the 'mcuxpresso\02\SDKPackages' search root, as this one is the default location. Once deleted, refresh the SDK list by clicking on the reload button: Then try drag and dropping the SDK zip file to the Installed SDKs once more. If it doesn't appear after a while, try reloading the SDK list once again. BR, Edwin. Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Problem solved! I tried unzipping it manually inside the ~/mcuexpresso/02/SDKPackages directory directly and it failed because it wanted to over-write cmsis compiler, which I didn't want it to do. So I created an MIMX directory underneath the existing SDKPackages directory unzipped it there, and hey presto it appears in my 'installed  SDK' panel.  I can start a new project with the MIMXRT1011 mpu, so it looks like I am good to go now. thanks for your help in pointing me the right way! cheers Nigel Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso I also tried the 'download and install SDKs option from inside the 'available SDKs' panel.  I selected the MIMXR1011 processor and it downloaded this file into the /02/SDKPakcages directory com.nxp.mcuxpresso.sdk.sdk_2.x_mimxrt1011xxxxx_p2site_26.9.0.20191125144617176723704789806225.zi but it does not show in the panel as installed. Re: MIMXRT1010 SDK for Mcuxpresso Thanks for the reply. I tried exactly what you said, the /home/nigel/mcuxpresso/02/SDKPackages# directory was the only one shown, I deleted the zip file in there and dragged it again, it appeared again but then did not appear in the installed SDKs panel.  I did it twice, but still doesn't appear in the installed sdks panel after a refresh. 
View full article
From Silicon to Supply Chain: How NXP's MCX Portfolio Is Built for Resilience In today's market, MCU selection is no longer based solely on product features like performance or power consumption. Supply assurance, manufacturing flexibility, and long-term availability have become critical design requirements and often lead the selection conversation. Developers need confidence that the device will be available and supported throughout their products’ lifecycle. Supply resiliency is no longer just an operations topic, it's a key design consideration. NXP’s manufacturing and supply strategy for the MCX portfolio is designed with resiliency in mind. Recent investments in manufacturing capacity, combined with the opening of VSMC's new Singapore facility, reinforce NXP's commitment to helping customers plan with greater confidence and address supply chain risk. The MCX portfolio is supported by a diversified manufacturing strategy intended to improve supply flexibility, geographic diversification, and long-term availability. A New Era of Manufacturing Resilience The opening of VSMC’s new Singapore facility marks an important step in NXP’s long-term manufacturing strategy and highlights the value of its joint ownership in the venture, helping expand manufacturing capacity and enhance supply resilience. For MCX customers, this aligns directly with NXP's long-term strategy of expanding manufacturing options and supporting greater geographic diversification over time. NXP's supply architecture leverages multiple manufacturing partners and strategically distributed operations to create a more robust supply chain designed to support evolving customer demand and strengthen long-term supply flexibility. MCX is backed by a comprehensive resiliency strategy centered on three key pillars: Predictable Lead Times NXP maintains a consistent targeted lead time of approximately 16-weeks for MCX devices, helping customers improve production planning and reduce uncertainty during product launches and volume ramp-ups. Diversified Front-End Manufacturing MCX is supported by a diversified front-end manufacturing strategy, including a long-term second-source roadmap incorporating VSMC in Singapore. This geographic diversification provides additional manufacturing flexibility and strengthens long-term supply resilience. Flexible Back-End Operations Multiple assembly and test locations across geographic regions provide customers with sourcing flexibility and support continued capacity expansion. NXP’s back-end strategy includes assembly and test operations across multiple regions, with China and non-China pathways available for select MCX products and package options. More Than Availability: Long-Term Customer Confidence Supply resiliency is not simply about addressing today's demand. It is about enabling product developers to make long-term platform decisions with confidence. The MCX family combines: Consistent lead time target of 16 weeks Geographic manufacturing diversification Multi-source manufacturing strategies Broad package support Long-term product longevity commitments Together, these capabilities help reduce risk while giving customers confidence that the MCU platform selected today can help customers evaluate MCX for long-term product and platform plans. MCX: Supply Strength You Can Build On While many manufacturers continue to face extended lead times across portions of their MCU portfolios, NXP has invested aggressively in capacity expansion and supply chain diversification. These investments are designed to provide customers with a dependable path to production while supporting future growth and innovation. The opening of VSMC’s Singapore facility represents an important step in building a more geographically diversified semiconductor manufacturing ecosystem. Alongside NXP’s broader investments in manufacturing flexibility and expanded sourcing options, it supports the long-term strategy behind the MCX portfolio. Whether developers are building a new industrial controller, updating an existing platform or planning the next generation of connected products, MCX brings together scalable performance, a broad development ecosystem and a manufacturing strategy designed to support long-term product plans. Build your next design with MCX. Celebrate the VSMC grand opening with 50% off one eligible FRDM-MCX board on nxp.com through October 31, 2026. Use coupon code AMKSFYKZ. Limit one eligible board per customer. Terms and conditions apply. Supply resilience is now a critical factor in MCU selection. Discover how NXP’s MCX portfolio combines predictable lead times, diversified manufacturing, long-term product longevity, and strategic investments like VSMC’s new Singapore facility to help developers build with confidence and reduce supply chain risk. Board Design MCX C15 MCX C16 MCXA MCXC MCXN
View full article