i.MX RTボード上で動作するGUI Guiderプロジェクトのアイドル画面で、約10秒ほどの短いループ状の製品デモクリップをお見せしたいと思います。これらのクリップは、Nereo( https://www.nereo.io/ )などのAIビデオツールを使用して作成された短いマーケティングビデオです。したがって、ソースは通常のH.264 MP4です。
質問:
参考になる例やアプリの説明書などがあれば教えていただけると助かります。
こんにちは、 @nereostudio さん。
1.このような用途には推奨される方法です。
2. 期待されるFPSや解像度は、ディスプレイインターフェースの帯域幅や色深度、選択したMCUコアと周波数、グラフィックスパイプラインでアクセラレータの使用状況、表示される追加ウィジェット数やウィジェットの複雑さなど、多くの変数に依存します。とはいえ、RT1170は明らかにRT1060よりも性能が優れているので、安定した30fpsを維持したいならRT1170を選ぶことをおすすめします。さらに、望ましい仕様に達していない場合に性能を確保するための多くの方法があり、それらはユーザーガイドの以下のセクションで説明されています:パフォーマンス最適化 — GUI Guiderドキュメント
3. GUI Guiderはデフォルトで画像を.cファイルに変換します。GUIの他の部分と一緒に1つのバイナリファイルとして構築され、フラッシュに保存されるファイルなので、特に心配する必要はありません。