こんにちは、
私はS32K344EVB-T172を使用していますが、オンボードのOpenSDA/PEmicroデバッガに接続できません。
デバッグ用USBケーブルを接続しても、デバッグLEDが点灯せず、オンボードデバッガーがPCに認識されないため、デバッグセッションを開始できない場合があります。
私は既に以下のことを試しました:
複数のUSBデータケーブル
異なるUSBポート
ボードをリセットして電源を入れ直す
外部ハードウェアがコネクテッドされていない状態でテストしています
以前にこの問題に遭遇した方はいますか?オンボードのOpenSDAデバッガに関して、推奨される復旧手順、ファームウェアのアップデート、またはハードウェア/ジャンパーのチェック方法はありますか?
よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
はい、PEmicroドライバを最新バージョンに更新しました。以前はEVBのフラッシュとデバッグを正常に行えていましたが、最近、デバッグ用USBを接続してもデバッグLEDが点灯しないため、オンボードのOpenSDAデバッガーが検出されないことがあります。
S32K3X4EVB-T172クイックスタートガイドに従って、ジャンパーが正しく設定されていることも確認しました。追加のチェックやOpenSDAファームウェアの復旧手順が推奨されるか、あるいはハードウェアの問題を示している可能性はありますか?
こんにちは、 @SourabhJ さん
PEmicroのドライバは最新バージョンに更新しましたか?以前、EVBの書き換えに成功しましたか?
また、 MCU自動車ボードのクイックスタートの「S32K3X4EVB-T172評価ボードのジャンパー設置」セクションで説明されている通りにジャンパーが設定されているかも確認していただけますか?
BR、VaneB
こんにちは、 @SourabhJ さん
LEDのD14とD15だけが点灯していないのか、それとも電圧レギュレーターの隣にある3つのLEDもオフなのか確認していただけますか?
もしPEMicro MultilinkやSEGGER J-Linkのような外部デバッガにアクセスできるなら、基板のJ12(20ピンCortex Debug)コネクタで接続してみてはどうでしょうか?これにより、S32K344 MCUがオンボードデバッガに依存して正しく応答しているかどうかを確認できます。
また、この問題が起きる前に最後にボードにプログラムされたアプリケーションやファームウェアは何ですか?