Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
RT1170 QSPIフラッシュ(MX25L51245G) こんにちは、 弊社では、MX25L51245G外部フラッシュメモリとRT1176を使用しており、以下の構成を実装しています。XIPモードでは問題なく動作しますが、念のため貴社からも確認をいただきたいです。 しかし、「リンクアプリケーションモード」でマルチコアアプリケーションを実行すると、システムはハードフォールトに遭遇します。具体的には、FlexCAN MCRレジスタから読み取った値によってアサートが発生します。「ハードフォールトを含む、さまざまなエラーも発生しています。」 参考までに、スクリーンショットとルックアップテーブルを以下に添付します。 M7フラッシュ初期化(RAM): M4フラッシュ初期化(RAM): マルチコア(RAM)のハードフォルト: こちらはRAMモードとXIP(Execute-in-Place)モードの両方でシームレスに動作するソフトウェアをサポートするために設計されたルックアップテーブルの構成です:   #define FLASH_DUMMY_CYCLES 0x08 const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG 、 .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION、 .readSampleClksrc= kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad 、 .csHoldTime = 3u、 .csSetupTime = 3u、 .controllerMiscOption = 0x10、 .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR 、 .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads、 .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz , //オクマハタシオルルサkFlexSpiSerialClk_120MHz .sflashA1Size = 64u * 1024u * 1024u, //64MB //彼女のアシリスタQE = 1. ROM 1 回 WREN'i ( seq 3) kendisi gonderir 、 sonra 4*12' yi 0x40 ile calistirr 。 //NXP RT1170 EVK'daki configCmd kalibin aynisi .configCmdEnable = 1u、 .configModeType[0] = kDeviceConfigCmdType_Generic、 .configCmdSeqs[0] = {.seqNum = 1u, .seqId = 12u, .reserved = 0u}, //1 taneシーケンスcalistir : 4*12 // asagiyi 0x20ヤピンカカリスマディドグルダンメモリハタシンダパトラディメインエゲルメデン .configCmdArgs[0] = 0x40u, //WRITE_SDR'nin gonderecegi byte: SR = 0x40 .lookupTable = { [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x6C, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //6Ch QREAD4B: komut ve 4 byte adres tek hattan (1-1-4) [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, FLASH_DUMMY_CYCLES, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), //8 ダミーベール、データ 4ハットン [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04), //ステータスregini 0x05'den okuyacam (WIP = bit0) [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), //書き込み完了 //アサギダキニヨルマアリンカゲルツェクテンシルメディ [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x21, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4 バイトアドレスalarak 4 kbセクターsilecem [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xDC, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20)、 //64 kbブロック サイセム(アプリ デkullanmiyoruz ) [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x12, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4バイト1ページyazacam [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // datayi gonder ve bitir (WEL'i フラッシュ プログラム ビットインスkendisi temizler ) [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xC7, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // tum flashi silecem (app'de kullanmiyoruz ) [4 * 12 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01), //WRSR + tam 1 バイト (configCmdArgs[0]): sacece SR yazilir , CR'ye dokunmaz // seq 6/7 bos : ROM API サスペンド/レジュームkullanmiyor }、 }、 .pageSize = 256u、 .sectorSize = 4u * 1024u、 .ipcmdSerialClkFreq = 0x1、 .blockSize = 64u * 1024u、 .isUniformBlockSize = true、 }; 手伝ってくれてありがとう。 i.MX RT
View full article
S32E288-975 电动 您好,NXP团队: 我们正在使用S32E288-975EVB子卡。板之前运行正常,直到我们刷入新的应用程序。编写新代码后,处理器似乎一直处于RESET状态,我们无法再进行正常的调试/编程。 当前观察结果: RESET_B LED 指示灯持续亮起。 POR_RESET LED 指示灯也持续亮着。 我们移除了相关的RESET跳线,以隔离可能的RESET源。 根据这种隔离方法,RESET条件似乎与处理器/SoC端有关,而不是与外部复位源有关。 新应用刷机后立即出现了问题。 请问您能否提供以下建议: S32E288 内部哪些情况会导致在应用程序编程后RESET_B/POR_RESET 持续保持钳位? 刷入的镜像中不正确的启动、时钟、电源管理单元、看门狗、复位或设备配置是否会导致这种现象? 是否有推荐的恢复或调试程序来阻止/覆盖应用程序的执行,以便我们能够重新获得调试器访问权限并擦除/重新刷写设备? 对于从这种状态恢复 S32E288 设备,是否有推荐的特定启动模式、跳线配置、RESET序列或调试器连接方法? 我们需要检查哪些状态寄存器或信号来确定RESET的真正原因? Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 感谢您与我们联系。 您能提供更多信息吗? 1.你正在使用的新应用程序是什么? 2.什么是启动模式?您是否尝试过通过开发板上的切换开关来选择其他启动模式? 3. 您的应用程序使用的是 S32DS 调试探针还是 Trace32 调试器? BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 你好,约格什瓦尔 感谢您的回复。 我怀疑你的板上的 PMIC 有问题,请使用示波器测试 PMIC_PGOOD/PMIC_RESET_B 的电压,如果仍然处于低电平状态。 另外,您之前有过PMIC方面的操作经验吗? BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 嗨,Joey,谢谢你的回复。1.你正在使用的新应用程序是什么?应用程序没有变更。开发过程中,我们加载的是相同的固件,只有一些细微的改动。2.什么是启动模式?您是否尝试过通过开发板上的切换开关来选择其他启动模式?这是一个可以正常工作的板,可以从闪存启动。突然停止工作,RESET LED (D50) 和 POR LED (D46) 亮起,无法对处理器进行编程。3. 您的应用程序使用的是 S32DS 调试探针还是 Trace32 调试器?我们正在使用S32调试探针。我们认为这不是硬件问题。是否有具体的步骤可以排查故障,最终确定导致问题的元器件? Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 感谢您的回复和详细信息。 1.能否通过完整的上电过程测试一下POR_B和RESET_B状态?可以使用示波器捕获两个元器件的上电状态,以检查它们在整个上电过程中是否保持低电平,或者是否存在短暂的高电平,然后被 SOC 拉低。 2.请检查在未移除 J130 接头的情况下,整个上电过程中 POR_B 是否被拉低。 3.此外,您还可以参考电源时序,使用示波器检查电源状态。 希望这些信息对您有所帮助! BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 您好, 我们移除了J131 接头,以将PMIC_RESET_B与RESET_B隔离。移除 J131 后, PMIC_RESET_B LED 熄灭,而RESET_B LED 保持亮起。 我们还通过关闭板电源并检查其运行情况,验证了SW9 是否正常工作。 作为额外的隔离步骤,我们移除了J130 接头,并测量了U41(与门)的两个输入。两个输入端的电压均为3.3 V ;然而, POR_B 输出端为 GND 电平(LED 亮) 。 此外,在板断电的情况下,我们确认RESET_B 和 GND 之间没有硬短路。根据这些观察结果, RESET_B 和 POR_B 似乎只有在电路板上电时才会被拉低到 GND 。 Re: S32E288-975 EVB 您好, 谢谢你的建议。 工作正常的 EVL 板和故障的 EVL 板的上电顺序相同。 在此过程中,J131 和 J130 接头均未连接。 EVL板故障 Reset_B 和 POR_B LED 指示灯持续亮起。 POR_B不会上升到3.3 V。 Reset_B在3.3 V 处保持约 5 毫秒,然后变为低电平并保持低电平。 工作中的EVL板 POR_B在 3.3 V 电源轨启动后约 4 毫秒上升到 3.3 V。 Reset_B在大约5 毫秒后变为 GND,保持低电平约1 毫秒,然后恢复到3.3 V。 在电源轨电阻测量方面也观察到了另一个差异。电源轨电压等级正常。     电阻(欧姆) 阳性(红色) 负片(黑色) 在职的 非工作 3.3v GND 300 6 0.8 V GND 7.2 5.6 3.3伏 0.8 V 335 11 Re: S32E288-975 EVB 您好, 感谢您的回复和详细信息。 关于您描述的“POR_B 不会上升到 3.3 V”。 请检查故障板上的 U41 功能,如果 J130 连接在 2 和 3 之间,当 PMIC_PGOOD 等于 3.3V 且 SW8 未按下时,A/B 应为 1,POR_B 应为 3.3V。 如果 POR_B 没有上升到 3.3 V,SoC 将无法正常工作。 BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 嗨,乔伊, U41 设备购自 Mouser 公司。如前所述,我们从电路板上移除了 U41,并观察到POR_B 信号被拉低,正如预期的那样。 然而,即使移除 U41,测得的阻抗仍然约为6 Ω ,而我们预期约为300 Ω 。 在用新设备更换 U41 之前,请问您能否就以下事项提供一些建议? 在这个阶段,您是否建议用新的集成电路替换 U41? 即使移除 U41 后低阻抗仍然存在,您建议首先检查连接到 POR_B 的其他信号线或元器件吗? 最初导致 U41 故障的可能原因是什么?会不会是过压、输出冲突、过电流、电源时序问题、静电放电或其他原因造成的? 在更换 U41 之前,如果您有任何进一步的故障排除建议,敬请提出。 Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 关于S32E2上的POR_B引脚,默认情况下,如果没有来自顶部的驱动,它会被内部下拉,并且POR_B处于输入模式。 所以,我认为你应该考虑一下为什么 POR_B 没有被外部拉高。U41可能存在功能故障。 BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 您好, 故障 EVL 板上的 POR_B 行为和 3.3V 阻抗观察 从工作中的 EVL 板,我们观察到在 3.3V 电源轨上线后,POR_B 保持低电平约 4 毫秒。大约 4 毫秒后,POR_B 释放并上升到 3.3V。我们目前的理解是,SoC 可能在此初始阶段将 POR_B 保持在较低水平。 按照建议,我们拆除了故障 EVL 板上的U41 与门 IC 。然而, POR_B 的行为没有变化,信号仍然很低。 我们还比较了3.3V 和 GND之间的阻抗: 故障的EVL板: ~6 Ω 工作状态的EVL板: ~300 Ω 即使移除 U41,故障板上的阻抗仍然明显降低。 Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 感谢您提供详细信息。 移除 U41 后,您可以尝试按照下图连接 1 和 2 节点,检查 POR_B 是否不能直接拉高。 另外,请问您是什么时候购买的S32E288-975 EVB板?您是从哪个频道购买的? 您可以通过此链接分享信息: support.nxp.com Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 感谢你的回复! 供您参考,您故障板上的 POR_B 行为仍然处于低水平,这不是正常行为。POR_B 的正常状态应该如你的工作板上所描述的那样,即首先将其拉低,然后在其他电源轨上升后将其拉高至 3.3V。 阻抗测试也能提供有价值的信息。 请问您是什么时候购买的S32E288-975 EVB板?您是从哪个渠道购买的这块板? BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 您好, 购买香奈儿 - Mouser 日期 - 2026年6月 Re: S32E288-975 EVB 你好,维沙尔 感谢你的回复! 根据我们的沟通和信息,您的 S32E288 的 POR 引脚通常不能被外部上拉高,并且您的电路板上的阻抗测试存在问题。由于您的开发板仍在保修期内,建议您就此问题联系代理商。 BR 乔伊 Re: S32E288-975 EVB 你好, 购买香奈儿 - Mouser 日期 - 2026年6月 Re: S32E288-975 EVB 您好, 谢谢你的建议。我们目前正在与 Mouser 协调更换故障的 EVL 套件。 与此同时,我们还有两套EVL套件可供使用。在进行进一步测试之前,我们希望了解如何防止类似故障再次发生。 根据本帖中分享的故障症状和调试结果,能否请您告知一下造成此故障的可能原因?另外,在连接 EVL 时,您会建议采取哪些预防措施? 在对剩余板进行测试之前,您的建议将对我们非常有帮助。 感谢您一直以来的支持。
View full article
RT1170 QSPI Flash (MX25L51245G) 你好, 我们使用 MX25L51245G 外置闪存和 RT1176,并实现了如下所示的配置。它在 XIP 模式下运行完美,但我也想得到您的验证。 但是,当在“链接应用程序模式”下运行多核应用程序时,系统会发生硬故障。具体来说,它由于从FlexCAN MCR寄存器读取的值而触发信号断言。“我还遇到了各种不同的错误,包括硬故障。” 下面附上一些截图和我的查找表供您参考,引用。 M7 闪存初始化(RAM): M4 闪存初始化(RAM): 多核(RAM)的硬故障: 以下是为支持软件在 RAM 和 XIP(就地执行)模式下无缝运行而设计的查找表配置:   #define FLASH_DUMMY_CYCLES 0x08 const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG , .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION, .readSampleClksrc= kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad , .csHoldTime = 3u, .csSetupTime = 3u, .controllerMiscOption = 0x10, .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR , .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads, .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz , // kFlexSpiSerialClk_120MHz​​ .sflashA1Size = 64u * 1024u * 1024u, //64MB //她的acilista QE = 1. ROM 一次 WREN'i ( seq 3) kendisi gonderir , sonra 4*12' yi 0x40 ile calistirir . //NXP RT1170 EVK'daki configCmd kalibinin aynisi .configCmdEnable = 1u, .configModeType[0] = kDeviceConfigCmdType_Generic, .configCmdSeqs[0] = {.seqNum = 1u, .seqId = 12u, .reserved = 0u}, //1 个序列calistir : 4*12 // asagiyi 0x20 yapinca calismadi Dogrudan内存hatasinda patladi main'e gelmeden .configCmdArgs[0] = 0x40u, //WRITE_SDR'nin gonderecegi 字节: SR = 0x40 .lookupTable = { [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x6C, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //6Ch QREAD4B: komut ve 4 字节地址tek hattan (1-1-4) [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, FLASH_DUMMY_CYCLES, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), //8 虚拟bekle , 数据 4 hattan [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04), //状态寄存器0x05'den okuyacam (WIP = bit0) [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), //写入en ettim // asagidakini yoruma alinca gercekten silmedi [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x21, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4 字节地址alarak 4 kb扇区silecem [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xDC, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //64 kb块silecem (app'de kullanmiyoruz ) [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x12, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4 字节 1 页yazacam [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // datayi gonder ve bitir (WEL'i flash 程序bitince kendisi temizler ) [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xC7, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), //转flashi silecem (app'de kullanmiyoruz ) [4 * 12 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01), //WRSR + tam 1 字节 (configCmdArgs[0]): sadece SR yazilir , CR'ye dokunmaz // seq 6/7 bos : ROM API 暂停/恢复kullanmiyor }, }, .pageSize = 256u, .sectorSize = 4u * 1024u, .ipcmdSerialClkFreq = 0x1, .blockSize = 64u * 1024u, .isUniformBlockSize = true, }; 谢谢你的帮助。 i.MXRT
View full article
S32E288-975 EVB Hi NXP team, We are using an S32E288-975EVB daughter card. The board was working normally until we flashed a new application. After programming the new code, the processor appears to remain continuously in reset, and we are no longer able to proceed with normal debugging/programming. Current observations: RESET_B LED remains continuously ON. POR_RESET LED also remains continuously ON. We removed the relevant reset jumpers to isolate the possible reset sources. Based on this isolation, the reset condition appears to be associated with the processor/SoC side rather than an external reset source. The issue started immediately after flashing the new application. Could you please advise: What conditions inside the S32E288 could cause RESET_B/POR_RESET to remain asserted continuously after programming an application? Could incorrect startup, clock, power-management, watchdog, reset, or device configuration in the flashed image result in this behavior? Is there a recommended recovery or debug procedure to prevent/override the application from executing so that we can regain debugger access and erase/reflash the device? Is there a specific boot mode, jumper configuration, reset sequence, or debugger connection method recommended for recovering an S32E288 device from this condition? Are there any status registers or signals we should check to determine the actual source of the reset? Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal Thank you for contacting us. Could you share more information with me? 1.What is the new application are you using? 2.What is the Boot Mode? Have you tried other boot mode via change switch on your development Board? 3. are you using debugger of S32DS debug probe or Trace32 for your application? BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi,yogeshwar Thank you for your reply. I suspect that PMIC has some issue on your board, please test the voltage of PMIC_PGOOD/PMIC_RESET_B by using the oscilloscope if still at the low status. Also, did you have any operate for your PMIC before? BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi Joey, Thanks for the reply. 1.What is the new application are you using? There is no change of application. We were loading same firmware with minor changes during development. 2.What is the Boot Mode? Have you tried other boot mode via change switch on your development Board? It was a working board which was booting from flash. Suddenly it stopped working with Reset LED(D50) and POR LED(D46) switched on and wont allow programming the processor. 3. are you using debugger of S32DS debug probe or Trace32 for your application? We are using S32 Debug probe. We doubt it as hardware issue. Is there specific steps to troubleshoot it to zero in the component which might cause it. Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal Thank you for your reply and detail informaiton. 1.Could you test the POR_B and RESET_B states by the entire power-on process? The oscilloscope can be used to capture the power-on states of both components to check whether they remain at a low level throughout the power-on process, or whether there is a short period of high level followed by being pulled down by the SOC. 2.Please checking whether POR_B be pulled down during the whole power-on process when J130 header is not removed. 3.Also, you can try to use the oscilloscope to check the power states by refer to the power sequencing. Hope this information can help you!  BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi, We removed the J131 header to isolate PMIC_RESET_B from RESET_B. After removing J131, the PMIC_RESET_B LED turned OFF, while the RESET_B LED remained ON. We also verified that SW9 is functioning correctly by powering OFF the board and checking its operation. As an additional isolation step, we removed the J130 header and measured both inputs of U41 (AND gate). Both inputs were measured at 3.3 V; however, the POR_B output was at GND level (LED ON). Additionally, with the board powered OFF, we confirmed that there is no hard short between RESET_B and GND. Based on these observations, RESET_B and POR_B appears to be pulled to GND only when the board is powered ON. Re: S32E288-975 EVB Hi, Thank you for the advice. Power up sequence remains same for both working and failed EVL board. During this exercise, both J131 and J130 Headers were not connected. Failed EVL board Reset_B and POR_B LEDs remain continuously ON. POR_B does not rise to 3.3 V. Reset_B stays at 3.3 V for approximately 5 ms, then transitions LOW and remains LOW. Working EVL board POR_B rises to 3.3 V approximately 4 ms after the 3.3 V power rail comes up. Reset_B transitions to GND after approximately 5 ms, remains LOW for about 1 ms, and then returns to 3.3 V. Another difference observed, in terms of resistance measurement on Power rails. The voltage level of power rails is good.     RESISTANCE (ohms) POSITIVE (RED) NEGATIVE (BLACK) Working Non working 3.3V GND 300 6 0.8V GND 7.2 5.6 3.3V  0.8V 335 11 Re: S32E288-975 EVB Hi, Thank you for your reply and detail information. About your description of "POR_B does not rise to 3.3 V". Please check the U41 function on your failed board, if the J130 be connected between 2 and 3, When PMIC_PGOOD is equal to 3.3V and SW8 is not pressed, A/B should be 1 and POR_B should be 3.3V. The Soc will not work normally if POR_B does not rise to 3.3 V. BR Joey  Re: S32E288-975 EVB Hi, POR_B behavior and 3.3V impedance observation on failed EVL board From the working EVL board, we observed that POR_B remains low for approximately 4 ms after the 3.3V rail comes up. After ~4 ms, POR_B is released and rises to 3.3V. Our current understanding is that the SoC may be holding POR_B low during this initial period. As advised, we removed the U41 AND gate IC on the failed EVL board. However, there was no change in the POR_B behavior, and the signal continues to remain low. We also compared the impedance between 3.3V and GND: Failed EVL board: ~6 Ω Working EVL board: ~300 Ω The significantly lower impedance on the failed board is still present even after removing U41. Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal Thank you for your reply! For your information, the POR_B behavior is still at the low on your failure board, it is not the normal behavior. The normal state of POR_B should be as described on your working board, that is, First, it should be pulled down, and then raised to 3.3V after other power rails have risen. Impedance testing is also valuable information. Could you tell me when you purchased the S32E288-975 EVB board? Which channel you purchased this board? BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal Thank you for your detail information. After remove the U41, you can try to connect the 1 and 2 nodes as the following picture, check the POR_B if cannot be pulled high directly. Also, could you tell me when you purchased the S32E288-975 EVB board? Which channel you purchased this board? You can share the information with this link:support.nxp.com Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal About the pin of POR_B on the S32E2, it be internal pulled down if not driven from top by default, and the POR_B is the input mode.  So, I think you should consider why the POR_B is not pulled high externally. The U41 may have a fault function. BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi Joey, The U41 device was purchased from Mouser. As mentioned earlier, we removed U41 from the board and observed that the POR_B signal is pulled LOW, as expected. However, even after removing U41, the measured impedance is still approximately 6 Ω, whereas we expected around 300 Ω. Before replacing U41 with a new device, could you please advise on the following? Would you recommend replacing U41 with a new IC at this stage? Since the low impedance remains even after U41 is removed, are there any other signal lines or components connected to POR_B that you recommend checking first? What could be the probable cause of the original U41 failure? Could it be due to an overvoltage, output contention, excessive current, power sequencing, ESD, or another condition? Any suggestions for further troubleshooting before replacing U41 would be appreciated. Re: S32E288-975 EVB Hi, The Chanel of purchase - Mouser Date - June 2026 Re: S32E288-975 EVB Hi, The Chanel of purchase - Mouser Date - June 2026 Re: S32E288-975 EVB Hi,vishal Thank you for your reply! Based on our communication and information, the POR pin of your S32E288 cannot normally be pulled high external, and there are issues with the impedance test on your board. Since your development board is still within the warranty period, it is recommended to contact distributor for this issue. BR Joey Re: S32E288-975 EVB Hi, Thanks for your advice. We are currently coordinating with Mouser for replacement of the failed EVL kit. Meanwhile, we have two more EVL kits available. Before proceeding with further testing, we would like to understand how we can prevent a similar failure. Based on the failure symptoms and debug results shared in this thread, could you kindly advise what the possible reason for this failure could be? Also, what precautions would you recommend while interfacing the EVL? Your recommendations would be very helpful before we proceed with testing on the remaining boards. Thanks for your continued support.
View full article
S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt Hello  current configuration was interrupt Rx & Tx for all controllers  we need to use Mixed mode for one CAN Controller  we Selected mode to be mixed  Then one mail box to be using polling , check box activated  but after generation NXP_MCAL_GenData\swcd\Can_43_LLCE_Bswmd.arxml This file which will be imported to vector stack not been updated by read and write mian functions  its only been updated if the mode is polling . we need support to know why its not updated on mixed mode . Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt Hi,MomenHALAWA Thank you for contacting us. Could you tell me which LLCE version are you using? I will help you to check it. Also, are you using the EB tresos for your application? What is the version of your EB tresos?  BR Joey Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt LLCE Version :  EB Tresos 29.0.0 and for mcal only bsw from vector  Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt Hi,MomenHALAWA Thank you for your reply and information. I checked arxml template file in the LLCE 1.0.10 project, the read and write main functions only will be used in the "POLLING" mode, but the mixed mode driver can be found in the code, it might be an issue with LLCE. I will help you in further confirming it internally. eclipse\plugins\Can_43_LLCE_TS_T40D11M10I10R0\generate_swcd\swcd\Can_43_LLCE_Bswmd.arxml Also, it will take some time for confirming it internally, for my personal suggestion, I think you can try to use the “POLLING” mode to generate the read and write main functions in the file of arxml, and use these functions in the arxml file by generating in the "MIXED" mode. Hope this information can help you. BR Joey
View full article
imx8mmevk ov5640 mediactl 您好, 我尝试在以下位置使用 mediactl: Linux imx8mmevk 6.6.52-lts-next-g90192c5d29cb#1 SMP PREEMPT 7 月 8 日星期二 12:00:06 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux 使用 mipe cam ov5640。 我可以用GStreamer和Pipewire控制摄像头,但是不能用Mediactl。 以下是 dmseg 日志: dmesg | grep ov5640_mipi [ 0.059215] 平台 32e30000.mipi_csi:修复了与 /soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/ov5640_mipi@3c 的依赖循环 [ 2.409821] ov5640_mipi 2-003c:无可用传感器复位引脚 [ 2.415630] ov5640_mipi 2-003c:未找到 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.422901] ov5640_mipi 2-003c:未找到供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.429995] ov5640_mipi 2-003c:未找到电源 AVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.446514] ov5640_mipi 2-003c:读取寄存器错误:reg=300a [ 2.451845] ov5640_mipi 2-003c:未找到摄像头 以及 mediactl 的输出: media-ctl -p 枚举 /dev/media0 失败 (-2) 你能帮我在设备上使用 mediactl 吗? 非常感谢 Re: imx8mmevk ov5640 mediactl 您好, 有趣的是,你提到尽管存在这些错误,摄像头仍然可以与 GStreamer 和 PipeWire 配合使用。 ov5640_mipi 2-003c: Read reg error: reg=300a ov5640_mipi 2-003c: Camera is not found 通常情况下,如果传感器驱动程序探测失败,则相应的 V4L2 子设备将无法成功注册,预期的相机管道将无法完全可用。 根据你的日志,我首先要调查的是OV5640传感器驱动程序是否真的成功进行了探测,以及你是否在两种情况下都使用了同一台摄像头设备。 如果不是这个问题,您是否已确认媒体控制器接口已启用并受支持?错误“无法枚举 /dev/media0 (-2)”表示找不到 /dev/media0。媒体控制器设备的可用性取决于内核配置和驱动程序实现。 如需更具体的帮助,请分享: - 成功捕获视频的 GStreamer 管道。 - 相关的 OV5640 设备树配置。 - 无论您是使用 NXP 电路板支持包。 相机驱动程序还是修改/自定义实现。 顺祝商祺! 卡罗琳娜·特雷霍斯 RidgeRun公司的嵌入式软件工程师 Re: imx8mmevk ov5640 mediactl 你好 , 我使用这条管道配合 NXP 电路板支持包。 驱动程序: root@imx8mmevk:~# gst-launch-1.0-v v4l2src 设备=/dev/video0 !video/x-raw,format=YUY2,width=1280,height=720,framerate=30/1 !vpuenc_h264!h264解析!rtph264pay pt=96 config-interval=1 !udpsink 主机=10.49.24.30 端口=5000 同步=false root@imx8mmevk:~# dmesg | grep ov5640_mipi [ 0.059279] 平台 32e30000.mipi_csi:修复了与 /soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/ov5640_mipi@3c 的依赖循环 [ 2.405481] ov5640_mipi 2-003c:无可用传感器 RESET 引脚 [ 2.411300] ov5640_mipi 2-003c:未找到 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器 [ 2.418588] ov5640_mipi 2-003c:未找到供电 DVDD,使用虚拟稳压器 [ 2.425685] ov5640_mipi 2-003c:未找到电源 AVDD,使用虚拟稳压器 [3.057823]mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:已注册传感器子设备:ov5640_mipi 2-003c [ 3.067382] ov5640_mipi 2-003c: 已找到摄像头 错误信息消失了!!!! dtsi: ov5640_mipi:ov5640_mipi@3c { 兼容=“ovti,ov5640_mipi”; reg =<0x3c> �; 状态 = "正常"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_csi_pwn>, <&pinctrl_csi_rst>; clocks = <&clk IMX8MM_CLK_CLKO1>; clock-names = "csi_mclk"; 分配时钟 = <&clk IMX8MM_CLK_CLKO1>; 已分配时钟父级 = <&clk IMX8MM_CLK_24M>; 分配的时钟速率<24000000> =; csi_id =;<0> pwn-gpios = <&gpio1 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; mclk<24000000> =; mclk_source =;<0> 港口 { ov5640_mipi1_ep:端点 { 远程端点 = <&mipi1_sensor_ep>; }; }; }; }; media-ctl -p 枚举 /dev/media0 失败 (-2) 谢谢你的帮助 Re: imx8mmevk ov5640 mediactl 你好@Thierry49_49 希望你一切都好。 根据日志显示,传感器位于 I2C 总线 2 的地址 0x3c 上。流媒体播放停止后,请检查: i2cdetect -y 2 i2ctransfer -y 2 w2@0x3c 0x30 0x0a r1 i2ctransfer -y 2 w2@0x3c 0x30 0x0b r1 它应该记录预期的芯片ID。 另外,请通过以下方式确认您的有效驾照: v4l2-ctl --list-devices readlink -f /sys/class/video4linux/video0/device/driver dmesg | grep -Ei 'mxc_md|mx8-img-md|imx7-csi|mxc_mipi|mx6s' 如果输出仅显示 mxc_mipi-csi 和 mx6s_capture,则 media-ctl 不能与此捕获路径一起使用。 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: imx8mmevk ov5640 mediactl 你好 ~@Manuel_Salas 谢谢,我没事,你呢? 以下是命令输出: i2cdetect -y 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abcdef 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70:-- -- -- -- -- -- -- -- root@imx8mmevk:~# i2ctransfer -y 2 w2@0x3c 0x30 0x0a r1 错误:发送消息失败:没有这样的设备或地址 root@imx8mmevk:~# i2ctransfer -y 2 w2@0x3c 0x30 0x0b r1 错误:发送消息失败:没有这样的设备或地址 root@imx8mmevk:~# root@imx8mmevk:~# root@imx8mmevk:~# v4l2-ctl --list-devices i.MX6S_CSI(平台:32e20000.csi1_bridge): /dev/video0 vsi_v4l2dec(平台:vsi_v4l2dec): /dev/video2 vsi_v4l2enc(平台:vsi_v4l2enc): /dev/video1 root@imx8mmevk:~# readlink -f /sys/class/video4linux/video0/设备/driver /sys/总线/platform/drivers/mx6s-csi root@imx8mmevk:~# dmesg | grep -Ei 'mxc_md|mx8-img-md|imx7-csi|mxc_mipi|mx6s' [ 1.820962] mx6s-csi 32e20000.csi1_bridge:初始化 [1.827181]mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:未找到 mipi-phy 供电,使用虚拟稳压器 [1.835931]mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:mipi csi v4l2 设备已注册 [ 1.842911] CSI:已注册传感器子设备:mxc_mipi-csi.0 [1.848595]mxc_mipi-csi 32e30000.mipi_csi:车道数:2,高速结算:13,时钟结算:2,工作时钟:1,频率:333000000 谢谢你的帮助 蒂埃里
View full article
MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected I'm using the NXP MC33FS6523CAE SBC module in our VCU application. We are measuring the SBC die temperature through the AMUX / MUX_OUT output. As per our understanding from the datasheet, the SBC is expected to enter thermal shutdown at approximately 160 deg C. To validate this behavior, we increased the SBC temperature and monitored the AMUX temperature output. However, the SBC did not shut down around 160 deg C. Instead, shutdown occurred only after the measured temperature reached approximately 202 deg C. We also validated the AMUX output by directly measuring the Battery voltage, and the voltage measurement appears accurate. Could you please clarify: Is shutdown around 202 deg C expected behavior for MC33FS6523CAE? What is the exact thermal shutdown threshold and tolerance for this part? Is the AMUX die-temperature output intended to correspond directly to the shutdown temperature threshold? Are there any configuration bits, operating modes, or regulator-specific thermal shutdown behaviors that could explain this difference? Device NXP SBC: MC33FS6523CAE Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected Hi Bharath, Thank you for the follow-up questions. Please find my answers below. 1. There is no direct access to the per-regulator TSD sensor values via SPI or AMUX. The only way to get a meaningful per-regulator thermal indicator is through the thermal warning flags (TWARN), which fire at a typical threshold of ~125 °C, well before TSD (~160 °C min). When TWARN_PRE, TWARN_CORE or TWARN_CCA is set, it indicates that the local temperature near that specific regulator's pass transistor is approaching the shutdown region. This is the most useful in-circuit early warning available. 2. The following approach is possible: - Load only the regulator under test at its target operating current (VCORE at 2.2 A for MC33FS6523, for example) to focus heat dissipation on that regulator's pass transistor. - Ramp ambient temperature slowly while polling the DIAG registers via SPI. - The TWARN flag for that regulator will set first (~125 °C typical), confirming the sensor is active and giving you a reference point. - Continue the ramp; TSD will assert and the regulator output will drop to zero. Record the AMUX die temperature reading at that moment as an approximate reference only. - The TSD is auto-recovering: the regulator restarts automatically once the junction temperature falls below TSD − hysteresis (~10 °C typical), so you can repeat the cycle. 3. Poll the following SPI registers during your thermal ramp: 4. The AMUX temperature is a general die sensor and cannot be used to validate or predict the TSD trip point for any specific regulator. For TSD validation, the only reliable indicators are the TSD flags in the DIAG registers and the observable dropout of the affected regulator's output voltage. BRs, Tomas Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected Hi @TomasVaverka , Thank you for the clarification. Understood that the AMUX/MUX_OUT temperature is from an internal die temperature sensor and is not the same temperature used by the local thermal shutdown circuits of VPRE, VCORE, VCCA, VAUX, and CAN_5V. Could you please advise the recommended method to validate the thermal shutdown threshold for each regulator block? Specifically: 1. Is there any way to read or estimate the local temperature near the regulator thermal shutdown sensors? 2. Is there a recommended test setup or procedure from NXP to validate the 160°C minimum shutdown threshold? 3. During thermal testing, should we monitor any specific diagnostic/status registers to confirm which regulator block triggered thermal shutdown? 4. Can the AMUX/MUX_OUT die temperature be used only as an approximate reference, not as the shutdown validation temperature? In our current test, the AMUX/MUX_OUT temperature reading reached around 202°C before shutdown occurred, and we also validated the MUX_OUT voltage externally. We would like to confirm the correct validation method for this threshold. Best regards, Bharath Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected Hi Bharath, The thermal shutdown threshold of the MC33FS6523CAE regulators is specified as 160°C (minimum) and is implemented locally for each regulator block (VPRE, VCORE, VCCA, VAUX and CAN_5V). Please note that the temperature available through the AMUX/MUX_OUT pin is generated by an internal die temperature sensor and is not necessarily the same temperature used by the individual thermal shutdown circuits. The regulators are protected by dedicated thermal sensors located near their power devices. Therefore, the temperature reported through MUX_OUT differs from the temperature used internally for thermal shutdown decisions. BRs, Tomas
View full article
MC33FS6523CAE 单板计算机过热关机发生在高于预期温度的情况下 我在整车控制器VCU应用中使用的是NXP MC33FS6523CAE SBC模块。我们通过 AMUX/MUX_OUT 输出 测量SBC芯片的温度 。 根据数据手册,该单板计算机预计在约160 摄氏度时进入过热关机状态。为了验证这一特性,我们提高了单板计算机的温度并监测了 AMUX 的温度输出。 然而,SBC 并没有在160 摄氏度左右关机。相反,它仅在测量温度达到约202 摄氏度后才关机。 我们还通过直接测量电池电压验证了 AMUX 输出,电压测量结果似乎准确无误。 请问您能否澄清一下: MC33FS6523CAE 在202 摄氏度左右关机是预期行为吗? 该部件的确切热关断阈值和容差是多少? AMUX芯片温度输出是否旨在直接对应于关断温度阈值? 是否有任何配置位、运行模式或调节器特定的过热关断行为可以解释这种差异? 器件 NXP SBC: MC33FS6523CAE Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected 你好,Bharath, 感谢您提出的后续问题。我的答案如下。 1.无法通过 SPI 或 AMUX 直接访问每个调节器的 TSD 传感器值。获得有意义的每个调节器热指示器的唯一方法是通过热警告标志 (TWARN),该标志在 ~125 °C 的典型阈值处触发,远早于 TSD(~160 °C 最低)。当设置 TWARN_PRE、TWARN_CORE 或 TWARN_CCA 时,表示该特定稳压器传输晶体管附近的局部温度正在接近关断区域。这是目前最有效的电路中早期预警技术。 2. 可以采用以下方法: - 只让被测稳压器在其目标工作电流下运行(例如,MC33FS6523 的 VCORE 为 2.2 A),以便将散热集中在该稳压器的功率晶体管上。 - 通过 SPI 轮询 DIAG 寄存器,同时缓慢升高环境温度。 - 该调节器的 TWARN 标志将首先设置(典型值约为 125 °C),确认传感器处于活动状态,并为您提供一个参考点。 - 继续上升;TSD 将置位,稳压器输出将降至零。仅将此时的 AMUX 芯片温度读数作为近似参考,引用记录。 - The TSD is auto-recovering: the regulator restarts automatically once the junction temperature falls below TSD − hysteresis (~10 °C typical), so you can repeat the cycle. 3. 在温度上升过程中轮询以下SPI寄存器: 4. AMUX 温度是通用芯片传感器,不能用于验证或预测任何特定调节器的 TSD 跳闸点。对于 TSD 验证,唯一可靠的指标是 DIAG 寄存器中的 TSD 标志和受影响的稳压器输出电压的可观察下降。 BRs,托马斯 Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected 嗨@TomasVaverka , 谢谢你的解释。 了解到 AMUX/MUX_OUT 温度来自内部芯片温度传感器,与 VPRE、VCORE、VCCA、VAUX 和 CAN_5V 的本地热关断电路使用的温度不同。 请问验证每个稳压器模块的热关断阈值的推荐方法是什么? 具体来说: 1.是否有办法读取或估算稳压器热关断传感器附近的局部温度? 2. NXP 是否有推荐的测试设置或程序来验证 160°C 的最低关机阈值? 3.在热测试期间,我们是否应该监测任何特定的诊断/状态寄存器,以确认是哪个稳压器模块触发了过热关机? 4. AMUX/MUX_OUT 芯片温度能否仅用作近似参考,而不用作关机验证温度? 在我们目前的测试中,AMUX/MUX_OUT 的温度读数在关机之前达到了约 202°C,我们也从外部验证了 MUX_OUT 电压。我们希望确认此阈值的正确验证方法。 此致, 巴拉特 Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected 你好,Bharath, MC33FS6523CAE 稳压器的热关断阈值规定为 160°C(最低),并且针对每个稳压器模块(VPRE、VCORE、VCCA、VAUX 和 CAN_5V)进行本地化实现。 请注意,通过 AMUX/MUX_OUT 引脚获得的温度是由内部芯片温度传感器生成的,不一定与各个热关断电路使用的温度相同。稳压器由位于其功率器件附近的专用的热传感器进行保护。因此,通过 MUX_OUT 报告的温度与内部用于热关机决策的温度不同。 BRs,托马斯
View full article
what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @danielmartynek  We are using S32K394 microcontroller, and I am facing an issue selecting the right bit values for the below function 2nd 3rd arguments: how we have to select values to pass in 2nd and 3rd arguments, if i take below example to inject a single bit and double bit errors, then what values i need to pass and how do i select the data and check bits: and i tried with one example with some random values for SRAM and after inject the fault and before write or read some memory its randomly injecting some memory location, but i want to inject any specific memory location how do i perform that activity: example code which i tried: please help me how to select these 2 argument values based on memory and how do inject fault in specific location. Thankyou! Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel @danielmartynek : And additional to above question:  Can you please give me some more info about what is latched address? how can I map this to global address, if it's an offset address of DTCM then I can do DTCM start address is 0x20000000 and add the offset address, it will be sure that fault is injected at within the expected address. Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @danielmartynek : Thank you for the info, i have got clarity on how to select on bits but as per info in the emcem manual after injecting the fault we need to read or write corresponding fault injection related memory area but currently i am not performing that action but still faults are injecting, how it works then? Below info is is present in section 3.4.2 of S32K3 eMcem(S32K3_SAF_EMCEM_UM) Software Product Rev. 10.0 — 21 January 2025 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @Rudved_3366, Regarding your initial request involving an error injection into SRAM0, please refer to the EMI_2_CH_0 definition in the Reference Manual.   EMCEM_EIM_2_CH_0 targets SRAM0 and provides access to 64 data bits and 8 check bits. You configured: eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_2_CH_0, 55U, 66U); According to the Error Injection Channel Descriptor n, Word0 (EICHD0_WORD0 – EICHD4_WORD0) description in the Reference Manual: Data bit index 55 corresponds to WORD[1], bit 23. Check bit index 66 corresponds to WORD[0], bit 26. As a result, the injection setup inverts one data bit and one check bit in SRAM0. In this configuration, the generated fault pattern is interpreted as an uncorrectable ECC error, which is reported by ERM0_CH0. Regarding DTCM_1. It seems to be all correct. The ERM channel identifies the error source, in this case CH12 corresponds to DTCM1. The ERM address is the latched address associated with that channel, not a complete global address. Regards, Daniel Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Also, I'm injecting the fault to DTCM1, and fault injection is happening but the memory address reporting in the register is not from DTCM1. please find the attched screenshots: Calling functions to inject fault: Debugger: EIM module data: ERM status info: Setting NCE10 is okay, as its default setting as we are not initialized the ITCM0, but you can see NCE2 error is set. But the address reporting here is wrong as per memory allocation excel screen shot which i attached: And here also once I'm injecting the fault before reading or writing memory I'm getting an error.(this I'm testing in Trace32 debugger). Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Yes, that is correct. Simply add the value captured by the ERM to the base address of the affected memory region identified by the ERM channel. In your case, the memory base address is 0x20000000 Regards, Daniel Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @Rudved_3366, This could be caused by the fact that your stack or application data is located in the memory region where the fault is being injected. Please analyze the address captured by the ERM and then locate the corresponding address in the .map file. This will help determine whether the injected fault is affecting the stack, a global variable, or another critical memory region used by the application.
View full article
S32K3X4EVB-T172:连接板载调试器 USB (J41) 时 Lauterbach JTAG 失败 – 如何正确使用 你好, 我正在使用 S32K3X4EVB-T172(Rev B),并通过 JTAG 连接器连接 Lauterbach TRACE32 调试器。 我希望仅使用板载调试器 (J41) 作为 USB 虚拟 COM 端口来读取 LPUART6 日志(PTA15 = LPUART6_RX,PTA16 = LPUART6_TX,如硬件用户手册中所述),同时使用 TRACE32 进行调试。 问题: J41 未连接:TRACE32 连接正常(SYStem.Up OK)。 J41 已连接:虚拟 COM 端口出现在 Windows 中,但 TRACE32 报告“调试端口失败”。 看起来板载调试器正在驱动 S32K3 的 JTAG/SWD 和/或 RESET 线。 问题: 是否有跳线或电阻组可以将板载调试器与 MCU JTAG/SWD/RESET 线隔离,同时保持 LPUART6 (PTA15/PTA16) 与板载调试器的连接? 如果必须移除电阻器,它们分别是什么参考标识符?硬件用户手册(修订版 A3,08/2024)仅涵盖跟踪隔离电阻器(R192、R452、R190、R435、R511),不涵盖板载调试器。 当使用外部调试器时,是否有推荐的配置或固件设置,使板载调试器保持被动状态(仅 UART)? 设置: 板:S32K3X4EVB-T172 Rev B,S32K314 调试器:JTAG 连接器上的 Lauterbach TRACE32 软件:S32DS 3.5,RTD 5.0.0 谢谢! Re: S32K3X4EVB-T172: Lauterbach JTAG fails when on-board debugger USB (J41) is connected – how to us 你好@EddiePark , 从第 7 页(共 13 页)可以看出,OpenSDA 信号通过以下电阻连接。 R600 - JTAG_TCLK/SWD_CLK R591 - JTAG_TMS/SWD_DIO R588 - JTAG_TDI R246 - JTAG_TDO R239 - RESET_MCU 您可以移除这些电阻器,这将禁用板载调试器,并允许您继续使用 PTA15/16 作为通过 micro-USB 连接器的 UART 输出。 当使用外部调试器时,没有推荐的配置或固件设置可以让板载调试器保持被动状态。 此致, 朱利安
View full article
要为 eMcem_setupinjectionChannel 选择哪些参数值 你好@danielmartynek 我们正在使用S32K394微控制器,我在为以下函数的第二个和第三个参数选择正确的位值时遇到了问题: 我们应该如何选择要传递给第二个和第三个参数的值? 如果我以下面的例子来注入一个比特错误和一个双比特错误,那么我需要传递哪些值,以及如何选择数据和检查比特位? 我用一个例子尝试了SRAM的一些随机值,在注入故障后,在写入或读取内存之前,它会随机地将故障注入到某个内存位置。但我想要注入到特定的内存位置,我该如何实现呢? 我尝试过的示例代码: 请问如何根据内存选择这两个参数值,以及如何将故障注入到特定位置? 谢谢! Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel @danielmartynek :补充以上问题: 请问您能详细解释一下什么是锁存地址吗?如何将其映射到全局地址?如果它是 DTCM 的偏移地址,我可以这样做:DTCM 起始地址为 0x20000000,加上偏移地址,这样就能确保故障注入到预期的地址范围内。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@danielmartynek : 谢谢你的信息,我已经明白了如何选择位,但是根据EMCEM手册中的信息,注入故障后我们需要读取或写入相应的故障注入相关内存区域,但我目前没有执行此操作,故障仍然被注入,这是怎么回事? 以下信息出自 S32K3 eMcem (S32K3_SAF_EMCEM_UM) 软件产品版本 10.0 的 3.4.2 节 — 2025 年 1 月 21 日 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@Rudved_3366 , 关于您最初提出的向 SRAM0 注入错误的问题,请参阅参考手册中的 EMI_2_CH_0 定义。   EMCEM_EIM_2_CH_0 针对 SRAM0,提供对 64 位数据和 8 位校验位的访问。 您已配置: eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_2_CH_0, 55U, 66U); 根据参考手册中的错误注入通道描述符 n,Word0(EICHD0_WORD0 – EICHD4_WORD0)描述: 数据位索引 55 对应于 WORD[1],位 23。 校验位索引 66 对应于 WORD[0],位 26。 因此,注入设置会反转 SRAM0 中的一个数据位和一个校验位。在此配置中,生成的故障模式被解释为不可纠正的 ECC 错误,由 ERM0_CH0 报告。 关于 DTCM_1。 看起来一切都正确。 ERM 通道识别错误源,在本例中 CH12 对应于 DTCM1。 ERM 地址是与该通道关联的锁存地址,而不是完整的全局地址。 此致, 丹尼尔 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 另外,我已将故障注入到 DTCM1,故障注入正在进行,但寄存器中报告的内存地址并非来自 DTCM1。 请查看附件中的屏幕截图: 调用函数注入故障: 调试器: EIM模块数据: 企业风险管理状态信息: 将 NCE10 设置为默认值是可以的,因为我们还没有初始化 ITCM0。 但可以看到 NCE2 错误已设置。 但根据我附上的内存分配 Excel 截图,这里的地址报告是错误的: 而且,当我在读写内存之前注入故障时,也会收到错误。(这)我正在使用 Trace32 调试器进行测试)。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@Rudved_3366 , 这可能是由于您的堆栈或应用程序数据位于注入故障的内存区域中造成的。 请分析ERM捕获的地址,然后在.map文件中找到对应的地址。文件。这将有助于确定注入的故障是否影响堆栈、全局变量或应用程序使用的其他关键内存区域。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 是的,没错。只需将 ERM 捕获的值添加到 ERM 通道标识的受影响内存区域的基地址即可。在你的情况下,内存基地址是0x20000000 此致, 丹尼尔
View full article
MC33FS6523CAE SBCの過熱シャットダウンが予想よりも高い温度で発生する 私はVCUアプリケーションで NXP MC33FS6523CAE SBCモジュールを使用しています。 AMUX/MUX_OUT 出力 を通じてSBCダイの温度を測定しています 。 データシートによると、SBCは約160℃で熱シャットダウンに入ると想定されています。この動作を検証するため、SBCの温度を上昇させ、AMUXの温度出力を監視しました。 しかし、SBCは 160℃ 付近ではシャットダウンしなかった 。代わりに、測定温度が約 202℃ に達した後にシャットダウンが発生した 。 また、バッテリー電圧を直接測定することでAMUXの出力を検証したところ、電圧測定値は正確であることが確認されました。 もう少し詳しく教えていただけますか: MC33FS6523CAEにおいて、約202℃付近でのシャットダウンは想定される動作でしょうか? この部品の正確な過熱シャットダウン閾値と許容範囲はどれくらいですか? AMUXのダイ温度出力は、シャットダウン温度のしきい値に直接対応することを意図しているのでしょうか? この違いを説明する設定ビットや動作モード、レギュレーター固有の熱シャットダウン挙動などはありますか? デバイス NXP SBC: MC33FS6523CAE Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、バラートさん。 追加のご質問をいただき、ありがとうございます。以下に私の回答を記載します。 1.SPIやAMUXを通じてレギュレーターごとのTSDセンサ値に直接アクセスすることはできません。レギュレータごとの意味のある温度指標を得る唯一の方法は、温度警告フラグ(TWARN)を使用することです。TWARNは、TSD(最低約160℃)よりもかなり早い、約125℃という一般的な閾値で作動します。TWARN_PRE、TWARN_CORE、またはTWARN_CCAが設定されている場合、それは、その特定のレギュレータのパストランジスタ付近の局所温度がシャットダウン領域に近づいていることを示します。これは、利用可能な回路内早期警報システムの中で最も有用なものです。 2. 以下のアプローチが可能である: - テスト対象のレギュレーターに目標動作電流(例えばMC33FS6523のVCOREは2.2A)で負荷し、そのレギュレーターのパストランジスタに熱を集中させる。 - SPIを通じてDIAGレジスタをポーリングしながら、周囲温度をゆっくり上げる。 - そのレギュレーターのTWARNフラグが最初に設定され(通常約125°C)、センサが作動していることを確認し、基準点を示します。 - ランプアップを続行します。TSDがアサートされ、レギュレータの出力がゼロに低下します。その時点でAMUXダイの温度を記録するのは、あくまでおおよその基準として。 - TSDは自動回復:接合温度がTSD −ヒステリシス(通常約10°C)を下回ると自動的に再始動するため、サイクルを繰り返します。 3. 温度上昇中に以下のSPIレジスタをポーリングします。 4. AMUX温度は一般的なダイセンサーであり、特定のレギュレーターのTSDトリップポイントの検証や予測には使用できません。TSD検証において、唯一信頼できる指標は、DIAGレジスタ内のTSDフラグと、影響を受けるレギュレータの出力電圧の目に見える低下である。 BRs、トーマス Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、 @TomasVaverka さん。 ご説明いただきありがとうございます。 AMUX/MUX_OUTの温度は内部ダイ温度センサーからのものであり、VPRE、VCORE、VCCA、VAUX、CAN_5Vのローカルサーマルシャットダウン回路で使われている温度とは異なると理解しています。 各レギュレーターブロックの熱遮断閾値を検証する推奨方法を教えていただけますか? 具体的には: 1.レギュレーターのサーマルシャットダウンセンサー付近の局所温度を読み取ったり推定したりする方法はありますか? 2. 160°Cの最小シャットダウン閾値を検証するためのNXPの推奨テストセットアップや手順はありますか? 3.熱テスト中に、どのレギュレーターブロックが熱シャットダウンを引き起こしたかを確認するために、特定の診断・ステータスレジスタを監視すべきでしょうか? 4. AMUX/MUX_OUTのダイ温度は、シャットダウン検証温度ではなく、概算的な基準としてのみ使用できるのでしょうか? 今回のテストでは、シャットダウンが発生する前にAMUX/MUX_OUTの温度が約202℃に達し、MUX_OUTの電圧も外部で検証しました。この閾値の正しい検証方法を確認したいと思います。 よろしくお願いします、 バラート Re: MC33FS6523CAE SBC Thermal Shutdown Occurs at Higher Temperature Than Expected こんにちは、バラートさん。 MC33FS6523CAEレギュレータの熱シャットダウンしきい値は160℃(最小)と規定されており、各レギュレータブロック(VPRE、VCORE、VCCA、VAUX、CAN_5V)ごとにローカルに実装されています。 AMUX/MUX_OUTピンを通じて得られる温度は内部のダイ温度センサによって生成されており、個々の熱シャットダウン回路で使用される温度とは必ずしも同じではないことに注意してください。レギュレーターは電源装置の近くに設置された専用の熱センサによって保護されています。したがって、MUX_OUTから報告される温度は、内部で熱遮断の判断に使用される温度とは異なります。 BRs、トーマス
View full article
S32K3X4EVB-T172:ラウターバッハJTAGが搭載デバッガUSB(J41)コネクテッド時に失敗する – 使用方法 こんにちは、 私はS32K3X4EVB-T172(Rev B)をJTAGコネクタに接続し、Lauterbach TRACE32デバッガを使用しています。 搭載デバッガ(J41)をUSBの仮想COMポートとしてのみ使い、LPUART6ログ(PTA15 = LPUART6_RX、PTA16 = LPUART6_TX、ハードウェアユーザーマニュアルに記載されています)を読み込みつつ、同時にTRACE32でデバッグしたいと考えています。 問題: J41接続されていません:TRACE32正常に接続しています(SYStem.Up OK)。 J41コネクテッド:仮想COMポートはWindowsに表示されますが、TRACE32「デバッグポート失敗」と表示されます。 搭載デバッガがS32K3のJTAG/SWDおよび/またはRESETラインを駆動しているようです。 質問: 搭載デバッガをMCU(JTAG/SWD/RESET)ラインから分離しつつ、LPUART6(PTA15/PTA16)接続を搭載デバッガに保持するためのジャンパーや抵抗セットはありますか? 抵抗器を取り外す必要がある場合、それらの抵抗器の参照指定子はどれですか?ハードウェアユーザーマニュアル(Rev A3、2024年8月)は、TRACEアイソレータ抵抗器(R192、R452、R190、R435、R511)のみを扱っており、搭載デバッガは含まれていません。 外部デバッガを使う際に搭載デバッガがパッシブ(UARTのみ)を維持するための推奨される設定やファームウェア設定はありますか? 設定: ボード:S32K3X4EVB-T172 Rev B、S32K314 デバッガ:JTAGコネクタのLauterbach TRACE32 ソフトウェア:S32DS 3.5、RTD 5.0.0 よろしくお願いします。 Re: S32K3X4EVB-T172: Lauterbach JTAG fails when on-board debugger USB (J41) is connected – how to us こんにちは、 @EddiePark さん、 13枚中7枚のシートで、OpenSDA信号は以下の抵抗器を介して接続されていることがわかります R600 - JTAG_TCLK/SWD_CLK R591 - JTAG_TMS/SWD_DIO R588 - JTAG_TDI R246 - JTAG_TDO R239 - RESET_MCU これらの抵抗を減らすと搭載のデバッガが無効化され、micro-USBコネクタを通じてPTA15/16をUART出力として使い続けられます。 外部デバッガを使用した際に搭載デバッガが受動的に機能する設定やファームウェア設定の推奨はありません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
RW612:FlexSPI端口混合(CACHE64写缓冲区),PMU门控CM33时钟,复位后PSRAM FSEL丢失 我们在 RW612(u-blox IRIS-W10 模块,CHIP_INFO 0x7002)上构建了一个通信棒。代码从 FlexSPI 端口 A1 上的外部 16 MB QSPI 或非 运行 XIP,并且 2 MB QSPI PSRAM(APS1604M-3SQR,无 DQS)位于同一控制器的端口 B1 上。固件:MCUXpresso SDK 25.06.00 + FreeRTOS,以及 Zephyr 4.5.0-rc1。我们发现了三个问题,希望了解根本原因和推荐设置。附件包含完整的测量结果、我们排除的因素、注册地址和代码摘录。 1) 启用 CACHE64_CTRL0 写缓冲区后,FlexSPI 端口之间会发生数据混合。 通过代码总线窗口访问 PSRAM,并且代码从端口 A 运行 XIP,PSRAM 访问有时会返回一个闪存字,而指令获取有时会返回错误的字(在我们的堆代码和 ENET 中断中为 BusFault/UsageFault)。对具有相同代码地址的图像进行 A/B 测试:缓冲区开启,约 115 分钟内出现 9 次故障;缓冲区关闭,约 195 分钟内出现 0 次故障(p 约为 1e-4)。SDK 的 SystemInit() 函数在 XIP 下启用此缓冲区。 - 当端口 B 上的 PSRAM 和端口 A 上的 XIP 时,CACHE64_CTRL0 CCR.ENWRBUF 是否存在勘误或限制?SDK 的默认设置是否安全? - 对于 PSRAM 而言,除了 XIP 之外,系统总线窗口(0x28000000/0x38000000,使用 CACHE64_CTRL1,如 Zephyr GitHub 问题 99943 中所建议的)是否是必需的?CTRL1 写入缓冲区是否安全?您推荐哪种 AHB RX 缓冲区/预取设置(缓冲区 7)? - 双向混合的机制是什么? 2) PMU 控制 CM33 时钟 (gate_cpu_clk),只有当调试器连接时,内核才会恢复运行。 板死机,没有 RESET,也没有故障记录,映像中没有 WFI(FreeRTOS);一旦调试器连接(即使是裸露的 Cortex-M33 连接),它就会再次运行。在停止之前读取的 SysTick/ENET 计数器和 DWT_PCSR 样本显示核心没有前进。只有在 LPOSC 上启用复位功能的 WWDT0 才能防止这种情况发生(70 分钟内发生 0 次故障,而未启用复位功能时每 20 分钟发生 6-7 次故障)。在 Zephyr 上,同一类核心会保持 WFI 状态,并且启用了操作系统定时器中断挂起;没有 WFI 的空闲循环可以避免这种情况。 - 在无 WFI 且 SCR = 0 的情况下,PMU 何时会对 CPU 时钟进行门控?为什么调试连接会释放它,而已激活的 WWDT RESET 又会阻止它?SYSCTL2 SOURCE_CLK_GATE CPU_CLK_EN 实际上控制的是什么? - RW612 上的普通 WFI 需要什么样的唤醒/PMU 配置?长期来看,没有WFI的繁忙闲置状态是否是一种可接受的策略? 3) 深度复位后,MCI_IO_MUX FSEL 位 3(QUAD_SPI_PSRAM,0x40004020)被清除 在 WWDT 复位后,系统出现卡顿,QUAD_SPI_PSRAM 功能选择位被清除,PSRAM 焊盘处于浮空状态,每次读取都返回 0x1797523E,直到我们的代码再次应用引脚组。Zephyr 本身并不应用此引脚组。 - 哪些复位类型会复位 MCI_IO_MUX FSEL 并拉出焊盘?ROM 是否涉及 FSEL?Zephyr 是否计划支持 PSRAM 以及 XIP(引脚、LUT 分离、缓存策略)? 未解决的问题:在 Zephyr 上使用 KSZ8081 通过 RMII 以 100 Mbit/s 全双工速率传输数据时,出现 ENET 接收错误(ENET_GetRxFrameSize 状态 4001,BABR / CRC 错误)——这是一个已知问题吗? 我们目前的解决方法(关闭 CTRL0 写缓冲区并使用 PSRAM、系统总线窗口、在 LPOSC 上启用 WWDT0 并进行 RESET、不使用 WFI 的空闲状态、每次启动时重新应用 PSRAM 引脚组)已在附件报告中列出。感谢您的指导。 产品:WiFi RW6XX Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 亲爱的@dimush , 根据我们的总体分析,我们首先应该解决闪存和 PSRAM 之间的数据损坏/混合问题。 我们需要确保以下配置正确: FlexSPI 端口 A -> QSPI 或非 Flash -> 代码总线/缓存 0 -> XIP FlexSPI 端口 B -> PSRAM -> 系统总线/缓存 1 -> 堆/数据 我们还推荐: CACHE64_CTRL0.ENWRBUF = 0 CACHE64_CTRL1.ENWRBUF = 0 // 故障排除期间 PSRAM 预取 = 已禁用 // 故障排除期间 [注意] Flash 和 PSRAM 应该使用各自正确的 AHB 映射路径。RW612 Flash 缓存和 PSRAM 缓存分别映射到代码总线和系统总线。 只有在修改 FlexSPI LUT、重新配置端口、切换内存别名或通过 IP 命令修改内存之后,才需要等待 FlexSPI 空闲并清除相应的 AHB RX/TX 缓冲区和 CPU 缓存。不应在每次正常 PSRAM 堆访问之前清除缓存。 在故障排除过程中,还可以使用 PSRAM 非缓存系统总线别名来进一步隔离缓存机制。 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 谢谢你,卫东。我们的 Zephyr 版本已经使用了这种布局:XIP 从端口 A 通过代码总线 / CACHE64_CTRL0 (ENWRBUF = 0),PSRAM 在端口 B 通过系统总线 0x38000000 / CACHE64_CTRL1,在正常的堆路径中没有缓存维护。自从我们迁移到新系统后,就没有再出现过第 1 期数据混合的问题。现在我们还将运行 CACHE64_CTRL1.ENWRBUF = 0 并禁用 PSRAM 预取,与我们当前的镜像进行 A/B 对比,并报告结果。 剩下的问题是问题 2:大约每 18-20 个板小时,整个核心就会停止运行一次。SysTick 驱动的定时器和工作队列在最后一次看门狗馈送后大约 1 秒内同时停止,只有 WWDT0 复位才能恢复它。即使在没有 WFI 且系统总线 PSRAM 窗口已就位的情况下,也会发生这种情况。您能否评论一下 PMU 何时在没有 WFI 的情况下控制 CM33 时钟,以及问题 3(WWDT 复位后 MCI_IO_MUX FSEL 位 3 被清除)? Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 亲爱的@dimush , 谢谢你的更新。 关于问题 2 ,请使用以下参考,引用流程来验证您的 PM2 条目和唤醒配置。进行必要的调整后,请检查是否还能重现该问题。 首先,建立 PM1 基线: PMU 仍位于 PM0 SCR.SLEEPDEEP = 0 执行 WFI 在 PM1 中,任何已启用且有效的中断源都应该唤醒 CM33。 进入 PM2 之前,必须先配置唤醒源的所有必要级别: 启用并配置外设定时器或GPIO中断; 启用相应的NVIC中断; 在 PMU 唤醒掩码中启用相应的 PM2 唤醒源; 确保唤醒源所需的时钟在 PM2 中保持活动状态; 清除所有过期的外围设备中断状态; 编写下一个有效的计时器匹配/比较事件程序。 仅凭待处理的 NVIC 中断并不能证明该源配置为 PM2 唤醒源。PM2 支持定时器、GPIO、FlexSPI、USB、DMA 和以太网等唤醒源。 有据可查的PM2.5转变过程是: PM0 -> PM2: 设置 PMU pwr_mode = 2'b01 执行 WFI 在 PM2 中,CM33 时钟被门控,而 CPU 状态保持不变。AON 域和选定的 PM2 唤醒源保持活动状态。 以下代码仅用于说明操作步骤,请勿直接复制: 配置唤醒源(); 启用外设中断(); 启用 nvic_interrupt(); 启用 pmu_pm2_唤醒源(); 清除外设中断状态(); program_next_timer_event(); /* 进入 PM2 之前,请保持 CPU_CLK_EN 启用 */ 设置 pmu 功率模式(PM2); __DSB(); __ISB(); __WFI(); __ISB(); 对于生产环境的实现,请使用相应 MCUXpresso SDK 版本提供的电源管理单元 API,而不是直接对 PMU 寄存器进行编程。SDK API 名称在不同的 SDK 版本之间可能有所不同。 另外,请在进入 PM2 之前确认 SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE.CPU_CLK_EN 是否仍然启用。不应清除此位以模拟 PM2;CPU 时钟门控应由 PMU 电源模式转换执行。 请在进入 PM2 之前立即记录以下数值: PMU 电源模式 SCB->SCR SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE CPU_CLK_EN PM2唤醒面罩 NVIC启用/待处理状态 定时器使能/状态寄存器 最后,请单独测试 FreeRTOS 的无 WFI 配置: 无注射用水 SCR.SLEEPDEEP = 0 PMU 电源模式仍为 PM0 CPU_CLK_EN = 1 如果 CM33 在这些条件下仍然停止运行,则该行为不应被视为正常的 PM2 转换。那么应该调查这是意外的时钟门操作还是 RW612 PMU/时钟门控硅的问题。 关于问题 3 ,在 WWDT RESET 后,RW612 会通过 Boot ROM 启动流程重新启动: 启动 ROM -> FlexSPI 或非/FCB ->应用程序映像 如果应用程序映像包含 PSRAM 引脚复用配置代码,则应再次执行该代码并使其生效。因此,请确认应用程序代码包含所需的 PSRAM 引脚复用配置。 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 谢谢你,卫东。我们在快速复现板上运行了您要求的 FreeRTOS 无 WFI 测试。在 BoardInit 之后显式设置的条件,并每秒重新检查一次:映像中任何地方都没有 WFI(通过反汇编验证;无滴答空闲关闭),SCB->SCR = 0(SLEEPDEEP = 0,SLEEPONEXIT = 0),PMU PWR_MODE = PM0(PWR_MODE_STATUS = 0),SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE = 0x700100D2(CPU_CLK_EN = 1),WWDT 已禁用。注意:ROM/引导加载程序左侧 SOURCE_CLK_GATE = 0x300000C6,即CPU_CLK_EN = 0,核心正在运行。 结果:CM33 在大约 7 分钟内停止了 3 次(第一次停止是在运行约 6 分钟后)。SysTick 和操作系统定时器间隙检查显示,在我们的调试器连接之前,内核没有前进:第一次停止用了 12.4 秒,然后每次我们连接时都是如此。每次中断的线程都是 lwIP RX 任务,PC 为 0x20002344(SRAM 中的代码)。停止前 1 秒的快照寄存器:PWR_MODE 0,PWR_MODE_STATUS 0,WAKEUP_LEVEL 0x3,WAKEUP_MASK 0x20,WAKEUP_STATUS 0,PM2 掩码 0x0/0x200/0x800000,SCR 0,ICSR 0x00400000,SOURCE_CLK_GATE 0x700100D2,NVIC ISER 0x00010400/0x00040000/0/0x00080000,ISPR3 0x120,SysTick CTRL 0x10007,CLKCTL0 PSCCTL0..2 0x02410E07/0x0E020001/0x8,CLKCTL1 PSCCTL0..2 0x08000D00/0x00010003/0x8000004D。附加后 DHCSR = 0x01100001(运行中)。 按照你的标准,这是一个意外的时钟门,而不是 PM2 转换。还有两点观察:在 LPOSC 上启用 WWDT0 后,FreeRTOS 上更早地没有发生停止(70 分钟内停止)。在 Zephyr 上,一个空闲循环在每次运行中都会读取操作系统计时器的构建版本运行了 91 个板小时而没有停止(预期约为 4 个板小时),我们现在正在隔离这个问题。我们可以附上完整的寄存器转储文件。您建议下一步该怎么做?是否有相关的勘误表? Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 亲爱的@dimush , 谢谢你的更新。 继续在最低注册级别和 IP 命令级别进行调查可能会让我们走错方向。我们应该采取不同的方法:假设 RW612 和 u-blox W10 模块运行正常,并从 SDK 级别重新开始调查。 您提到您使用的是W10模块。我之前调试过 u-blox W10 EVK。请确认您的模块是否使用 FM25Q128A QSPI 或非 Flash。然后我们可以验证: FCB Flash 定时配置; 运行时查找表配置。 此外,W10 上的 PSRAM 是用户自行添加的。请提供其零件编号和规格。我们还需要验证其查找表配置。   谢谢! 此致, 卫东 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 谢谢你,卫东。以下是配置信息;完整的 FCB、运行时寄存器和从运行板读取的 LUT 字都在附件 RW612_FlexSPI_config_dongle_c0.txt 中。 Flash:是的,它是 FM25Q128A - Fidelix,JEDEC ID F8 42 18,16 MB,位于 A1 端口,XIP(我们之前的报告错误地写成了“复旦”)。位于 0x08000400 的 FCB 是 u-blox IRIS-W1“Fidelex 8/16 MB” flash_config.c(基于 FRDM-RW612):readSampleClkSrc 1(DQS 焊盘环回),CS 保持/建立 3/3,sflashPadType 4,serialClkFreq 7(133 MHz 枚举;FRDM-RW612 有 5 = 100 MHz),QE 通过 WRSR 01h 设置为 0x0200,读取序列 EBh 1-4-4,模式字节为 0x00,4 个虚拟周期(LUT 0x0A1804EB 0x32041E00 0x00002604)。ROM 无法读取该部分的 SFDP,因此使用完整的 FCB。 运行时:引导加载程序将 FlexSPI 根设置为 130 MHz;Zephyr 应用程序在 XIP 下保持控制器设置,运行时读取 LUT 与 FCB 相同,我们的 PSRAM 初始化将根分频器设置为 /3。当 MCR0.SERCLKDIV = 1 时,两个端口上的串行时钟约为 43 MHz(测量结果:PSRAM SCLK 为 43 MHz)。MCR0 0xFFFF1110,MCR2 0x200009F7,AHBCR 0x00200078,FLSHA1CR1 0x63。 PSRAM:AP 存储器 APS1604M-3SQR,16 Mbit,2.7-3.6 V(3.3 V 供电),QSPI SDR,无 DQS 引脚(RDQS 下拉),3.3 V 时最大频率为 109 MHz,tCEM 为 8 μs。端口 B1:2 MB,CS 保持/建立 3/3,数据有效时间 1,写掩码关闭。LUT 读取 EBh 1-4-4,使用 6 个虚拟周期 (0x0A1804EB 0x26043206),写入 38h 1-4-4 (0x0A180438 0x00002200),重置 66h/99h。它只能通过位于 0x39000000 的系统总线访问,CACHE64_CTRL1;XIP 使用代码总线,CACHE64_CTRL0.ENWRBUF = 0。在此配置下,使用示波器测量 PSRAM:SCK 43 MHz,CE# 低脉冲长达 19 微秒(APS1604M tCEM 为 8 微秒)。 端口 B 采样与 FRDM-RW612 参考值匹配(两个端口均为 DQS 焊盘环回,RX_CLK_SRC_DIFF = 0)。 关于核心停止:在 Zephyr 上,即使使用您的故障排除设置(CTRL1 写入缓冲区关闭,预取关闭),也会出现这种情况。我们目前的两个版本——一个带有跟踪钩子但没有空闲钩子,另一个的空闲循环读取操作系统计时器——运行了大约 50 个板小时而没有停止(预计大约 2 个板小时)。 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 亲爱的@dimush , 谢谢你的更新。 附件包含 FCB 配置文件、flash_config.c/.h、运行时 LUT 和 mflash_drv.c/.h。 请先备份您的原始文件,然后再用我分享的文件替换它们。 我的一个客户之前在定制板上遇到了 BLE 固件相关的问题,所以我调查并调整了 FM25Q128A 的 LUT。附件中的文件来自已验证的配置,可用于对比。 为了缩小调试范围,我建议暂时将 Zephyr 放在一边,并使用 FreeRTOS SDK 示例重现该问题。我担心上游 Zephyr 可能无法完全支持所有 RW612 功能或配置。 另外,您能否告知我您提到的这三个问题是否也能在 FRDM-RW612 板上重现? 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r 谢谢魏东提供的FM25Q128A文件。我们进行了比较,并按照您的建议进行了测试,包括在 FRDM-RW612 上进行的测试。 FCB/LUT 对比:您的 flash_config.c 与我们板上的 FCB 完全相同,只是 deviceModeType 不同(您的是 kDeviceConfigCmdType_QuadEnable,我们的是 Generic);serialClkFreq 7、readSampleClkSrc 1、CS 3/3、QE 通过 WRSR 01h 0x0200 以及 EBh 读取序列也相同。您的 mflash_drv.c 与我们(冻结的)FreeRTOS 固件中的驱动程序有三处不同:EBh 模式字节 0x00(我们的 0xF0),四页程序 33h 1-4-4(我们的 32h 1-1-4),以及 WRSR 为 2 个字节(我们的 4 个字节)。我们的产品固件是 Zephyr,它使用自己的 或非 驱动程序;只有 FCB 是共享的。 FRDM-RW612,SDK 25.06.00 lwip_ping FreeRTOS 示例,FRDM 板文件未更改,以太网负载来自 PC(通过 lwip_rx 每秒约 4000 次 ENET RX 中断:TCP ~8.7 Mbit/s,UDP,ping 1400 B): - 问题 2(任何地方都没有 WFI - 在反汇编中检查过,SCR = 0,PM0,CPU_CLK_EN = 1,WWDT 关闭):111 分钟内 0 个核心停止。在我们的板上,同样的配置在大约 7 分钟内停止了 3 次。 - 问题 1(通过代码总线窗口的 PSRAM,不可缓存,CACHE64_CTRL0 写入缓冲区开与关):每次 36 分钟内出现 0 次不匹配(在写入缓冲区开启的运行中写入了约 4e9 个 PSRAM 字)。我们的电路板上,启用缓冲功能后,大约 115 分钟内出现 9 次故障。 因此,使用 SDK 示例在 FRDM-RW612 上不会重现这两个问题。FRDM 运行没有 mbedTLS/ELS/PKC、TRNG 或 HTTPS 加载,以及其他闪存/PSRAM 部分。 为了让 SDK 示例在 FRDM-RW612 上运行,我们做了以下四项更改: 1. app.h 使用 KSZ8081 的 MDIO 地址 2;此板上的 PHY 在地址 1 处响应(“无法初始化 PHY”,然后挂起)。 2. 示例中没有对 OS 定时器进行时钟控制;第一次读取 OSTIMER 会导致总线挂起。 3. 从 XIP 调用 BOARD_InitPsRam() 会导致内核挂起:当代码从同一个 FlexSPI 运行时,FLEXSPI_SetFlashConfig() 设置了 MCR0.MDIS。我们不得不从SRAM运行它,并且屏蔽了中断。 4. 使用 SDK FlexSPI 设置(未设置 AHB 对齐,130 MHz 根),2 KB PSRAM 读取回读在 1 KB 页边界处(数据来自低 1 KB 处)出错,与 CTRL0 写入缓冲区无关。AHBCR 对齐 512 B 加上写入后清除 AHB RX 缓冲区将其移除。 我们的板,问题 1 / PSRAM 完整性:在预取开启且有 256 B AHB RX 缓冲区的情况下,APS1604M 上的 CE# 低电平持续时间最长为 19 微秒(SCK 43 MHz 时测量;tCEM 为 8 微秒)。我们将 SCK 改为 65 MHz(根 /2,SERCLKDIV /2),为系统总线主控(主控 1,PSRAM 窗口位于 0x39000000)分配了 64 B 的 AHB RX 缓冲区(无预取)(XIP 保留缓冲区 6,256 B,有预取),并将端口 B 上的 CSINTERVAL 设置为 3:CE# 低电平现在最多为 1.4 微秒(测量值)。一块运行频率为 43 MHz 的板在运行 76 小时后,PSRAM 中的 TLS 堆出现损坏(这是第三次发生此类事件);而运行频率为 65 MHz 的板到目前为止已经运行了大约 80 个板小时,没有出现这种情况。 我们的板,关于 Zephyr 的第 2 号问题:如果不做任何更改,核心大约每 22 个板小时就会停止一次。两个构建版本一起运行了大约 150 个板小时而没有停止(预计大约 7 个板小时):一个版本在每次上下文切换和中断时都使用了 Zephyr 跟踪钩子,另一个版本的空闲循环在每次循环中只增加了对操作系统定时器计数器的读取(两个版本都没有 WFI)。这表明,当空闲循环使外设总线保持静默时,核心时钟会被门控,在 PM0 中没有 WFI。 至此,我们的调查就完成了:使用 SCK 65 MHz 和单独的短 PSRAM AHB 缓冲区,PSRAM 是干净的,空闲循环定时器读取保持内核运行。非常感谢您的支持,以及对 FM25Q128A 配置的验证。
View full article
frdm-mcxn947 裸机 ctimer0 配置错误导致调试失败 拿到这块开发板后,我决定尝试从零开始,利用说明书完成一个小项目(遇到难题时最终还是求助于人工智能,尽管目前为止还没有找到解决方案)。 所以,问题是这样的。据我所知,我似乎已经按照预期,使用正确的地址和字段值执行了所有正确的步骤来初始化和启动 ctimer0,但是当我尝试运行时,程序崩溃并出现错误。我做了一些更改,其中一些更改在代码的不同行中导致了相同的结果,但问题基本局限于 ctimer0 的配置。 我不太确定自己错过了什么。失败时出现此错误。 15:寄存器访问目标错误 15:寄存器访问目标错误 DAP接入中的线路ACK故障 调试上下文:pushInterrupt LinkServer 调试 我会在下面附上代码的精简版和完整版(带注释)。 时钟|计时器 开发板 MCX N Re: frdm-mcxn947 baremetal ctimer0 configuration error resulting in debug failure Hello 如果您正在从头开始开发,特别是 CTIMER 函数,这篇文章将帮助您了解激活它的序列(从头开始为 MCXN 系列开发代码) ,并帮助您初始化 NVIC,因为我看到您的代码中 NVIC 使能函数被注释掉了。 此外,FRDM-MCXN947 的 SDK 提供了多个使用 CTIMER 的示例,包括一个中断示例,您可以以此为基础进行修改。可在“控制面板 | MCUXpresso SDK 构建器”中找到。 顺祝商祺! Re: frdm-mcxn947 baremetal ctimer0 configuration error resulting in debug failure 很抱歉回复晚了,我有点不舒服。谢谢,我周末会再检查一下,希望到时候能成功。
View full article
关于 MIMXRT1180-EVK 芯片(配备 Micron MT35X 显存)的 flexspi_octal_polling_transfer 超时 (7001) 的查询 您好,NXP技术支持团队, 我正在MIMXRT1180-EVK (MCUXpresso SDK 2026.09.00) 上测试 flexspi_octal_polling_transfer 示例,该芯片带有板载Micron MT35XU512A OSPI 闪存。 运行示例时,flexspi_nor_get_vendor_id() 始终失败,并出现 kStatus_FLEXSPI_SequenceExecutionTimeout (7001) 错误。 代码审查结果如下: 板载 Micron MT35X 默认以1-1-1 单路 SPI (SDR)模式启动。 该示例尝试使用 LUT 序列索引 3 (NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID_OPI) 立即读取 ID,该索引严格配置为8-8-8 OPI DDR (8PAD DDR,带 16 个虚拟周期) 。 由于这种模式不匹配,闪存不会切换 DQS,从而触发信号 FLEXSPI_TransferBlocking() 中的超时。 此外,进入八进制模式所需的 LUT 命令(例如序列索引 2 中的 1 位写使能)目前在 customLUTOctalMode (hardware_init.c) 中未填充。 请问您能否就以下方面提供建议: 是否有官方补丁或参考,引用代码可以将这款 EVK 上的 Micron MT35X 从 1-1-1 SPI 模式转换为 8-8-8 OPI DDR 模式? 现有的 SDK 示例中,哪个包含了经过验证的 Micron MT35X LUT 序列和初始化例程? 感谢您的支持。 Re: Inquiry regarding flexspi_octal_polling_transfer timeout (7001) on MIMXRT1180-EVK with Micron MT 嗨@Bill_lee , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 请先确认 ReadMe 中描述的硬件改造是否已正确实施。板载八路闪存应默认设置为八路模式。 此致, 加文
View full article
RT1060 USBシリアルダウンローダーモード i.MX について こんにちは、 i.MX RT1062ベースのボードでUSBシリアルダウンローダーモードを使用したいと考えています。 USBシリアルダウンローダーモードの動作には、USB_OTG1_IDピンが常に必要ですか? 必要であれば、ピンは高い位置に保持すべきでしょうか? IDピンがドキュメント「i.MX RT10xxシリーズへのセカンドブートローダーの実装」の表1「ブートピン」に記載されていないため、この点を確認したいと思います。 よろしくお願いします、 友和 i.MXRT 106x Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは、パブロさん。 ご返信よろしくお願いします。 USB_OTG1_IDピンの内部プルアップ抵抗がどのように構成されているのか説明してもらえますか? デバイスがシリアルダウンローダーモードに入ると、USB_OTG1_IDの内部プルアップは自動的に有効になるのでしょうか、それともユーザーが設定する必要がありますか? よろしくお願いします、 友和 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは@ともかずさん USBシリアルダウンローダーモードの場合、USB_OTG1はデバイスモードで動作する必要があります。USB_OTG1_IDピンはOTGロール検出に使われるため、デバイスモード動作のために高レベルであるべきです。 USB_OTG1_IDの内部プルアップが有効になっている場合、外部プルアップは不要です。そうでない場合は、外部プルアップ抵抗を追加してください。 以下のコミュニティ投稿は参考になるかもしれません。i.MX RT1060デバイスがシリアルダウンローダーモードで接続できなかった事例を説明しています。 解決済み:iMXRT:シリアルダウンローダーとの接続ができない件件 - NXPコミュニティ 敬具 パブロ Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは@ともかずさん USBシリアルダウンロードモードはアプリケーションコードの実行前に動作するため、このフェーズ中にピンを設定することはできません。 起動シーケンスの詳細については、i.MX RT1060プロセッサリファレンスマニュアルの図9-18「シリアルダウンローダーブートフロー」を参照してください。 USB_OTG1_IDピンに外部プルアップ抵抗を使用するリファレンス回路図に従うことをお勧めします。 よろしくお願いします、 パブロ Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは、 ご返信よろしくお願いします。 IDピンの内部プルアップは起動時に有効にできないことは理解しています。したがって、外部プルアップ抵抗を使用します。 よろしくお願いいたします。
View full article
关于 i.MX RT1060 USB 串口下载器模式 你好, 我想在基于 i.MX RT1062 的开发板上使用 USB 串行下载器模式。 USB 串口下载器模式工作是否始终需要 USB_OTG1_ID 引脚? 如果需要,是否应该将插销保持在高位? 我想确认一下,因为文档“在 i.MX RT10xx 系列上实现第二个引导加载程序”中的表 1“启动引脚”中没有列出 ID 引脚。 此致, 友和 i.MX RT106x Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨,Pablo, 感谢您的回复。 请问USB_OTG1_ID引脚上的内部上拉电阻是如何配置的? 当设备进入串行下载器模式时,USB_OTG1_ID 的内部上拉电阻是否自动启用,还是需要用户进行配置? 此致, 友和 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨@Tomokazu , 对于 USB 串行下载器模式,USB_OTG1 必须以设备模式运行。USB_OTG1_ID 引脚用于 OTG 角色检测,因此在设备模式工作时应处于高电平。 如果 USB_OTG1_ID 的内部上拉电阻已启用,则不需要外部上拉电阻。否则,请添加一个外部上拉电阻。 您可能会发现以下社区帖子很有用,因为它描述了一个 i.MX RT1060 设备无法通过串行下载器模式连接的案例。 已解决:回复:iMXRT:无法与串口下载器连接 - NXP 社区 此致, 巴勃罗 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨@Tomokazu , USB 串行下载器模式在应用程序代码执行之前运行,因此应用程序在此阶段无法配置引脚。 有关启动顺序的详细信息,请参阅 i.MX RT1060 处理器参考手册中的图 9-18 串行下载器启动流程。 我建议按照参考原理图进行操作,该原理图在 USB_OTG1_ID 引脚上使用外部上拉电阻。 此致, 巴勃罗 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 你好, 感谢您的回复。 我知道在启动过程中无法启用 ID 引脚的内部上拉电阻。因此,我们将使用外部上拉电阻。 顺祝商祺!
View full article
i.MX95 DDRトレーニング終了後のリブートループ Yocto・スカースギャップB0 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私たちは、NXP i.MX95をベースにした実績のあるボード実装に取り組んでいます。このボードのデザインは約2年間使用されています。私たちはYocto Scarthgap(LF6.6.52リリースライン)を使っており、ビルドを新しいシリコンバッチに移行する際に早期起動リセットループが発生しています。生産グレードのシリコンのベースラインサポートを確認したいと思います。wrynoseはこのような問題なくブートを正常にビルドできることにご注意ください。 1. ハードウェアおよびソフトウェア環境 SoC: NXP i.MX95 ビルドシステム:Yocto Project(Scarthgapリリースライン、LF6.6.52ベースライン) シリコンの比較(レーザーマーキング): 動作中のハードウェア:レーザーマーキングにはp1mx9596...(エンジニアリングサンプル/プロトタイプバッチ)と表示されています。弊社のScarthgap製ビルドで正常に起動し、動作します。 ハードウェアの不具合:レーザーマーキングにはm1mx9596 dvzxnac...(量産バッチ)と表示されています。 Yocto環境: マニフェスト: imx-6.6.52-2.2.2.xml なお、p1mx9596とm1mx9596の両方はWrynoseビルドで正常に起動可能です。 2. 観察された行動 Scarthgap上で構築されたイメージをm1mx9596ハードウェアにフラッシュすると、実行は通常通りROMおよびDDR OEIトレーニングを経ますが、トレーニング完了後すぐにリセットされます(成功裏に完了): ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** DDR OEI: (Build 114, Commit ca91ce79, Sep 16 2026 08:10:18) DDR OEI: SOC MIMX95(B0), Board mx95lp5 DDR OEI: IMEM + DMEM load in 3480 us DDR OEI: TRAINING complete in 2551111 us DDR OEI: done, err = 0x0 ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** DDR OEI: (Build 114, Commit ca91ce79, Sep 16 2026 08:10:18) DDR OEI: SOC MIMX95(B0), Board mx95lp5 DDR OEI: IMEM + DMEM load in 3480 us DDR OEI: TRAINING complete in 2551473 us DDR OEI: done, err = 0x0 ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** しかし、U-BootのSPLログは一切出力されません。DDRトレーニング直後にシステムはリセットされます。 しかし、同じイメージをレーザー刻印されたp1mx9596 SoCで起動すると、正常に起動します。 3. 私たちの核心的な問い ベースラインのスカースギャップを実行します (LF6.6.52)パッケージはM1MX95ライン(M1MX9596レーザーマーキング)をネイティブにサポートしていますか? そうでない場合は、必要な変更点に関するガイダンスをいただけると大変助かります。 ご説明やご指導をいただければ幸いです。 Linux ソフトウェア不具合の疑い Re: i.MX95 Reboot Loop After DDR Training Complete on Yocto Scarthgap B0 こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。 新しいシリコンバージョンのためにBSPをアップグレードする必要がありますし、少なくともLinux 6.12.34への移行も検討する必要があります。これは、EVKとFRDMの両方のパッケージ19x19と15x15の最初のリリースでした。もちろん、最新のBSPにアップグレードすることをお勧めします。 よろしくお願いします。 Re: i.MX95 Reboot Loop After DDR Training Complete on Yocto Scarthgap B0 こんにちは、 JosephAtNXP さん。 情報ありがとうございます。flash.binとそのコンポーネントを調査した結果、lec-imx95 B0上でscarthgapを起動することができました。 参考までに、flash.binをビルディングしている間、scarthgapの代わりにwrynose buildのmx95b0-ahab-container.imgを使うと問題が解決し、最新のMIMX95 Socsで起動できるようになりました。 ありがとう
View full article
RW612: FlexSPIポートの混在(CACHE64書き込みバッファ)、PMUゲートCM33クロック、リセット後にPSRAM FSELが失われる RW612(u-blox IRIS-W10モジュール、CHIP_INFO 0x7002)上に通信スティックを構築します。コードはFlexSPIポートA1の外部16MB QSPI NORからXIPを実行し、同じコントローラーのポートB1には2MBのQSPI PSRAM(APS1604M-3SQR、DQSなし)が接続されています。ファームウェア:MCUXpresso SDK 25.06.00 + FreeRTOS、およびZephyr 4.5.0-rc1です。3つの問題点が見つかりましたので、その根本原因と推奨設定について教えてください。測定値、除外した項目、登録住所、コード抜粋を含む完全な報告書を添付します。 1) CACHE64_CTRL0書き込みバッファが有効になっているFlexSPIポート間でのデータ混合 PSRAMはコードバスウィンドウからアクセスされ、コードはポートAからXIPを実行しているため、PSRAMアクセスは時にフラッシュワードを返すことがあり、命令フェッチは誤ったワード(ヒープコードやNET割り込みのBusFault/UsageFault)を返すこともあります。同一のコードアドレスを持つ画像に対するA/Bテスト:バッファオンの場合、約115分で9回の障害が発生。バッファオフの場合、約195分で0回の障害が発生(p値は約1e-4)。SDK SystemInit()はXIP上でこのバッファを有効にします。 - CCRのCACHE64_CTRL0に訂正や制限はありますか?ポートBにPSRAM、ポートAにXIPを使ったENWRBUFは?SDKはデフォルトで安全ですか? - システムバスウィンドウ(0x28000000/0x38000000 with CACHE64_CTRL1、Zephyr GitHub issue 99943で示唆されているように)は、PSRAMの隣にXIPの隣で必須ですか?CTRL1書き込みバッファは安全ですか?(バッファ7の場合)どのAHB RXバッファ/プリフェッチ設定をお勧めしますか? 両方向の混合のメカニズムは何ですか? 2) PMUはCM33クロック(gate_cpu_clk)を制御し、デバッガが接続されたときにのみコアが再開します。 基板はリセットも故障記録もなくフリーズし、映像にWFIも表示されません(FreeRTOS)。デバッガが接続した瞬間(Cortex-M33のアタッチが素でさえ)すぐに再び動作します。SysTick/ENETカウンターは停止前に読み取られ、DWT_PCSRサンプルはコアが進んでいないことを示している。リセットを有効にした状態でLPOSCにWWDT0を有効化した場合のみ、この問題は回避できた(70分間で0回の故障に対し、無効化した場合は20分間で6~7回の故障)。Zephyrでは、同じクラスがWFIに残るコアとして表示され、OSタイマー割り込みが有効化されています。WFIなしのアイドルループはこれを回避します。 - WFIを使用せず、SCR = 0の場合、PMUはいつCPUクロックをゲート制御するのでしょうか?デバッグ接続によってゲート制御が解除されるのはなぜですか?また、WWDTリセットが有効になっている場合、ゲート制御が解除されないのはなぜですか?SYSCTL2 SOURCE_CLK_GATE CPU_CLK_ENは実際には何を制御しているのでしょうか? - RW612で通常のWFIを使用するには、どのようなウェイクアップ/PMU構成が必要ですか?WFI(給水設備)のない、忙しいけれど何もしない状態は、長期的に見て許容できる戦略でしょうか? 3) ディープリセット後にMCI_IO_MUX FSELビット3(QUAD_SPI_PSRAM、0x40004020)がクリアされる ハング後にWWDTリセットを行った後、QUAD_SPI_PSRAM機能選択ビットがクリアになり、PSRAMパッドが浮かび上がり、すべての読み取りが返0x1797523E、コードが再びピングループを適用するまで続きました。Zephyrはこのピン群自体を適用しません。 - どのリセットタイプがMCI_IO_MUX FSELとパッドプルをリセットしますか?ROMはFSELと接触しますか?ZephyrはXIPの隣でPSRAM(ピン、LUT分離、キャッシュポリシー)をサポートする予定ですか? 未公開項目:NETがZephyrでエラー(ENET_GetRxFrameSizeステータス4001、BABR/CRCエラー)を受け取り、RMIIで100 Mbit/sの全二重KSZ8081を受信しています。これは既知の問題でしょうか? 現在の回避策(CTRL0バッファをPSRAMで書き出し、システムバスウィンドウ、LPOSCでWWDT0をリセット、WFIなしのアイドル、毎回の起動でPSRAMピングループを再適用)は添付のレポートに含まれています。ご指導いただければ幸いです。 製品: WiFi RW6XX Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r @dimush様、 総合的な分析に基づくと、まずはフラッシュメモリとPSRAM間のデータ破損/混在の問題を解決する必要があります。 以下の設定が正しいことを確認する必要があります。 FlexSPIポートA -> QSPI NORフラッシュ -> code-bus/cache0 -> XIP FlexSPIポートB -> PSRAM -> システムバス/キャッシュ1 -> ヒープ/データ また、以下の商品もおすすめします。 CACHE64_CTRL0.ENWRBUF = 0 CACHE64_CTRL1.ENWRBUF = 0 // トラブルシューティング中 PSRAMプリフェッチ = 無効 // トラブルシューティング中 [注] FlashとPSRAMは、それぞれ適切なAHBマッピングパスを使用する必要があります。RW612フラッシュキャッシュとPSRAMキャッシュは、それぞれコードバスとシステムバスにマッピングされています。 FlexSPI LUTの変更、ポートの再構成、メモリエイリアスの切り替え、またはIPコマンドによるメモリの変更を行った後にのみ、FlexSPIがアイドル状態になるまで待って、対応するAHB RX/TXバッファとCPUキャッシュをクリアする必要があります。キャッシュは通常のPSRAMヒープアクセスの前にクリアしてはいけません。 トラブルシューティング中は、PSRAMの非キャッシュ可能なシステムバスエイリアスを使ってキャッシュ機構をさらに分離することもできます。 ありがとうございます よろしくお願いいたします。 維東 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r ありがとう、ウェイドン。私たちのZephyrビルドはすでにこのレイアウトを使っています:ポートAからコードバス/CACHE64_CTRL0経由XIP(ENWRBUF = 0)、システムバス0x38000000/CACHE64_CTRL1経由でポートBにPSRAM、通常のヒープパスではキャッシュ保守なし。このシステムに移行して以来、第1の問題で発生したデータの混在は見られなくなりました。今度は、CACHE64_CTRL1.ENWRBUF = 0 かつ PSRAM プリフェッチを無効にした状態で、現在のイメージと A/B 比較を実行し、結果を報告します。 残りの問題は2つ目の問題で、約18~20ボード時間ごとにコア全体が停止してしまうことです。SysTickで駆動されるタイマーとワークキューは、最後のウォッチドッグフィードから約1秒以内に同時に停止し、WWDT0リセットによってのみ復旧します。これは、WFIが無効で、システムバスのPSRAMウィンドウが既に設定されているアイドル状態のときに発生します。PMUがWFIなしでCM33クロックをゲートするタイミングや、問題3(WWDTリセット後にFSELビット3がクリアされたMCI_IO_MUX)についてコメントしていただけますか? Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r @dimush様、 最新情報のご提供ありがとうございます。 問題2に関して、PM2のエントリとウェイクアップ設定を確認するには、以下の参照フローを使用してください。必要な調整を行った後、問題が再現可能かどうか確認してください。 まず、PM1の基準値を設定します。 PMUはPM0のままです SCR.SLEEPDEEP = 0 WFIを実行する PM1では、有効かつ有効な割り込みソースはすべてCM33を起動させる必要があります。 PM2に入る前に、ウェイクアップソースを必要なすべてのレベルで設定する必要があります。 周辺タイマーまたはGPIO割り込みを有効化・設定; 対応するNVIC割り込みを有効にする。 PMUウェイクアップマスクで、対応するPM2ウェイクアップソースを有効にします。 ウェイクアップソースに必要なクロックがPM2内でアクティブな状態を維持するようにしてください。 古いペリフェラルの割り込み状態をすべて消去します。 次の有効なタイマーマッチ/比較イベントをプログラムします。 NVIC割り込みが保留状態にあることだけでは、そのソースがPM2ウェイクアップソースとして構成されていることを証明するものではありません。PM2はタイマー、GPIO、FlexSPI、USB、DMA、イーサネットなどのウェイクアップソースをサポートしています。 文書化されたPM2移行は以下のとおりです。 PM0 -> PM2: PMUの電力モードを2'b01に設定します。 WFIを実行する PM2では、CPUの状態が保持されている間、CM33のクロックはゲート制御されます。AONドメインと選択されたPM2起動ソースはアクティブな状態を維持します。 以下のコードは、処理手順を説明するためのものであり、直接コピーして使用することを意図したものではありません。 configure_wakeup_source(); enable_peripheral_interrupt(); enable_nvic_interrupt(); enable_pmu_pm2_wakeup_source(); clear_peripheral_interrupt_status(); program_next_timer_event(); /* PM2に入る前にCPU_CLK_ENを有効にしておく */ set_pmu_power_mode(PM2); __DSB(); __ISB(); __WFI(); __ISB(); 本番環境実装では、PMUレジスタを直接プログラムするのではなく、対応するMCUXpresso SDKバージョンが提供するパワーマネージメントAPIを使用してください。SDKのAPI名称はバージョンごとに異なる場合があります。 PM2に入る前に、SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE.CPU_CLK_ENが有効になっていることを確認してください。PM2をエミュレートするためにこのビットをクリアしてはいけません。CPUクロックゲーティングはPMU電源モード遷移によって実行されるべきです。 PM2に入る直前に、以下の値を記録してください。 PMU電源モード SCB->SCR SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE CPU_CLK_EN PM22対策マスク NVICの有効化/保留ステータス タイマー有効化/ステータスレジスタ 最後に、FreeRTOSのWFI非対応構成を別途テストしてください。 WFIなし SCR.SLEEPDEEP = 0 PMUの電力モードはPM0のままです。 CPU_CLK_EN = 1 これらの条件下でもCM33が停止する場合、その挙動は正常なPM2遷移とはみなすべきではない。その場合は、予期せぬクロックゲート動作、またはRW612 PMU/クロックゲーティング用シリコンの問題の可能性として調査する必要があります。 問題3に関して、WWDTリセット後、RW612はブートROMブートフローを通じて再起動します。 起動ROM -> FlexSPI NOR/FCB - >アプリケーションイメージ アプリケーションイメージにPSRAMのピン多解式設定コードが含まれている場合、そのコードを再度実行して有効にします。したがって、アプリケーションコードに必要なPSRAMピン-マルチックス構成が含まれているか必ず確認してください。 ありがとうございます よろしくお願いいたします。 維東 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r ありがとう、ウェイドン。ご依頼いただいたFreeRTOSのWFI非対応テストを、弊社の高速再現ボードで実行しました。BoardInit の後に明示的に設定され、1 秒ごとに再チェックされる条件: イメージ内のどこにも WFI がない (逆アセンブリで検証済み。ティックレス アイドルはオフ)、SCB->SCR = 0 (SLEEPDEEP = 0、SLEEPONEXIT = 0)、PMU PWR_MODE = PM0 (PWR_MODE_STATUS = 0)、SYSCTL2.SOURCE_CLK_GATE = 0x700100D2 (CPU_CLK_EN = 1)、WWDT は無効。注: ROM/ブートローダーは SOURCE_CLK_GATE = 0x300000C6 を残しました。CPU_CLK_EN = 0、コアが動作中。 結果:CM33は約7分以内に3回停止した(最初の停止は約6分後の稼働後)。SysTickとOSタイマーのギャップチェックによると、デバッガーが接続されるまでコアは進んでいませんでした。最初の停止では12.4秒、その後は接続するたびに進みました。割り込まれたThreadは毎回lwIP RXタスクであり、PC 0x20002344(SRAM内のコード)でした。停止1秒前のレジスタスナップショット:PWR_MODE 0、PWR_MODE_STATUS 0、WAKEUP_LEVEL 0x3、WAKEUP_MASK 0x20、WAKEUP_STATUS 0、PM2マスク 0x0/0x200/0x800000、SCR 0、ICSR 0x00400000、SOURCE_CLK_GATE 0x700100D2、NVIC ISER 0x00010400/0x00040000/0/0x00080000、ISPR3 0x120、SysTick CTRL 0x10007、CLKCTL0 PSCCTL0..2 0x02410E07/0x0E020001/0x8、CLKCTL1 PSCCTL0..2 0x08000D00/0x00010003/0x8000004D。アタッチ後、DHCSR = 0x01100001 (実行中)。 あなたの基準によれば、これは予期せぬクロックゲートであり、PM2遷移ではありません。さらに2つの観察結果:LPOSCでWWDT0を有効化した場合、FreeRTOSでは以前は停止が発生しなかった(70分で0)。Zephyrでは、アイドルループが毎回OSタイマーを読み取るビルドで、91ボード時間(約4ボード時間)停止なしで動作していましたが、現在それを分離しています。完全なレジスターのダンプを添付できます。次のステップとして何を提案しますか?また、これに関する既知の誤りはありますか? Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r @dimush様、 最新情報のご提供ありがとうございます。 最も低いレジスタレベルやIPコマンドレベルで調査を続けると、誤った方向に進んでしまう可能性がある。別のアプローチを取るべきです。RW612とu-blox W10モジュールが正常に動作していると仮定し、SDKレベルから調査を再開します。 あなたはW10モジュールを使用しているとおっしゃっていましたね。私は以前、u-blox W10 EVKのデバッグを行ったことがあります。お使いのモジュールがFM25Q128A QSPI NORフラッシュを使用しているかどうかをご確認ください。その後、以下を検証できます: FCBフラッシュのタイミング設定。 実行時のLUT設定。 さらに、W10のPSRAMはお客様追加です。部品番号と仕様をお知らせください。また、LUTの設定も確認する必要があります。   ありがとうございます よろしくお願いいたします。 魏東 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r ありがとう、ウェイドン。構成は以下のとおりです。完全なFCB、ランタイムレジスタ、および実行中のボードから読み取られたLUTワードは、添付のRW612_FlexSPI_config_dongle_c0.txtに記載されています。 フラッシュメモリ:はい、FM25Q128A - Fidelix、JEDEC ID F8 42 18、16 MB、ポートA1、XIPです(最初のレポートでは誤って「Fudan」と記載されていました)。0x08000400 の FCB は u-blox IRIS-W1 "Fidelex 8/16 MB" です。flash_config.c(FRDM-RW612 ベース): readSampleClkSrc 1 (DQS-pad ループバック)、CS ホールド/セットアップ 3/3、sflashPadType 4、serialClkFreq 7 (133 MHz 列挙; FRDM-RW612 は 5 = 100 MHz)、QE は WRSR 01h を介して 0x0200 で設定、シーケンス EBh 1-4-4 をモードバイト 0x00 と 4 つのダミーサイクルで読み出します (LUT 0x0A1804EB 0x32041E00 0x00002604)。ROMはこのパーツのSFDPを読み取れないため、フルFCBが使われます。 ランタイム:ブートローダーはFlexSPIのルートを130 MHzに設定します。Zephyrアプリケーションはコントローラ設定をXIPで維持し、ランタイムの読み込みLUTはFCBと同じで、PSRAM initはルートディバイダーを/3に設定します。MCR0.SERCLKDIV = 1 の場合、シリアルクロックは両方のポートで約 43 MHz になります (PSRAM SCLK で測定: 43 MHz)。MCR0 0xFFFF1110、MCR2 0x200009F7、AHBCR 0x00200078、FLSHA1CR1 0x63。 PSRAM: AP Memory APS1604M-3SQR、16 Mbit、2.7~3.6 V (3.3 V 電源)、QSPI SDR、DQS ピンなし (RDQS プルダウン)、3.3 V で最大 109 MHz、tCEM 8 μs。ポートB1:2MB、CSホールド/セットアップ3/3、データ有効時間1、書き込みマスクオフ。LUT を 6 つのダミーサイクルで EBh 1-4-4 を読み取り (0x0A1804EB 0x26043206)、38h 1-4-4 を書き込み (0x0A180438 0x00002200)、66h/99h をリセットします。CACHE64_CTRL1はシステムバスの0x39000000を通じてのみアクセスされます。XIPはコードバスをCACHE64_CTRL0で使用します。ENWRBUF = 0。この構成ではPSRAMのスコープで測定:SCK 43 MHz、CE#低パルスは最大19 us(APS1604M tCEMは8 us)。 ポートBのサンプリングはFRDM-RW612リファレンスと一致します(両ポートともDQSパッドループバック、RX_CLK_SRC_DIFF = 0)。 コアの停止についてですが、Zephyrでもトラブルシューティング設定(CTRL1でバッファを書き出す、プリフェッチをオフにする)でも同じことが起こりました。現在使用している2つのビルド(1つはトレースフックあり、アイドルフックなし、もう1つはアイドルループでOSタイマーを読み取る)は、停止することなく約50ボード時間稼働しました(予想では約2時間)。 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r @dimush様、 最新情報のご提供ありがとうございます。 添付ファイルには、FCB設定ファイル、flash_config.c/.h、ランタイムLUT、およびmflash_drv.c/.hが含まれています。 私が共有したファイルに置き換える前に、元のファイルのバックアップを取っておいてください。 以前、私のお客様の一人がカスタムボードでBLEのFW関連の問題に遭遇したので、調査してLUTを調整しFM25Q128Aしました。添付ファイルは、検証済みの構成ファイルからのものであり、比較の参考になるかもしれません。 デバッグ範囲を絞るために、一時的にZephyrを一時的に置いて、FreeRTOS SDKの例を使って問題を再現することをお勧めします。上流のZephyrがすべてのRW612機能や構成を完全にサポートしていないのではないかと懸念しています。 さらに、ご指摘の3つの問題はFRDM-RW612ボードでも再現可能かどうか教えていただけますか? ありがとうございます よろしくお願いいたします。 維東 Re: RW612: FlexSPI port mixing (CACHE64 write buffer), PMU gates CM33 clock, PSRAM FSEL lost after r Weidongさん、FM25Q128Aのファイルをありがとうございました。それらを比較し、FRDM-RW612を含む、あなたが提案したテストを実施しました。 FCB/LUTの比較:flash_config.cは、deviceModeType(貴社ではkDeviceConfigCmdType_QuadEnable、弊社ではGeneric)を除いて、弊社ボードのFCBと同一です。serialClkFreq 7、readSampleClkSrc 1、CS 3/3、WRSR 01h 0x0200経由のQE、およびEBh読み出しシーケンスは同じです。あなたのmflash_drv.cは、私たちの(フリーズした)FreeRTOSファームウェアのドライバと3つの点で異なります:EBhモードのバイト0x00(私たちの0xF0)、クアッドページプログラム33h 1-4-4(うちの32h 1-1-4)、そして2バイトのWRSR(うちの4)です。当社の製品ファームウェアはZephyrで、独自のNORドライバを使用しています。共有されているのはFCBだけです。 FRDM-RW612、SDK 25.06.00 lwip_ping FreeRTOS例、FRDMボードファイル変更なし、PCからのイーサネットロード(約4000回のENET RX割り込み/秒lwip_rx:TCP ~8.7 Mbit/s、UDP、pingは1400 B): - 問題 2 (WFI はどこにもありません - 逆アセンブリで確認済み、SCR = 0、PM0、CPU_CLK_EN = 1、WWDT オフ): 111 分でコアが停止しませんでした。私たちのボードでは、同じ構成で約7分間に3回停止しました。 - 問題 1 (コードバスウィンドウを介した PSRAM、キャッシュ不可、CACHE64_CTRL0 書き込みバッファのオン/オフ): それぞれ 36 分間で不一致は 0 件 (書き込みバッファオン実行で書き込まれた PSRAM ワードは約 4e9 個)。当社のボードでは、バッファをオンにした状態で約115分間に9回の障害が発生しました。 したがって、SDKの例ではFRDM-RW612ではどちらの問題も再現されません。FRDM実行では、mbedTLS/ELS/PKC、TRNG、HTTPSのロード、およびその他のフラッシュ/PSRAM部分は含まれません。 FRDM-RW612でSDKの例を動かすために変更しなければならなかった4つのポイントがあります。 1. app.hはKSZ8081としてMDIOアドレス2を使用します。このボード上のPHYはアドレス1で応答します(「PHYを初期化できません」と呼ばれ、その後ハングします)。 2. OSタイマーはサンプルではクロックされません。最初のOSTIMER読み取りでバスがハングアップします。 3. XIP から呼び出された BOARD_InitPsRam() がコアをハングアップさせる: FLEXSPI_SetFlashConfig() が同じ FlexSPI からコードが実行されている間に MCR0.MDIS を設定する。割り込みをマスクした状態でSRAMから実行する必要がありました。 4. SDK FlexSPIの設定(AHBアライメント未設定、ルート130 MHz)では、2 KBのPSRAM読み戻しが正確に1 KBページ境界(1KB下のデータ)で誤り、CTRL0書き込みバッファとは無関係でした。AHBCRのアライメントを512バイトに設定し、書き込み後にAHB RXバッファをクリアすることで、その設定は削除されます。 当社のボード、第1版 / PSRAMの整合性:プリフェッチオンと256 B AHB RXバッファを使用した場合、APS1604MのCE#ローはSCK 43 MHzで最大19マイクロ秒持続しました(実測値、tCEMは8マイクロ秒)。SCKを65 MHz(ルート/2、SERCLKDIV /2)に変更し、システムバス・マスタ(マスター1、PSRAMウィンドウは0x39000000)に64 BのAHB RXバッファ(プリフェッチなし)を割り当てました(XIPはバッファ6を保持し、プリフェッチ時には256 Bを保持)。ポートBではCSINTERVAL 3を設定しました:CE#の低値は最大1.4 us(測定値)です。43 MHzのボードは76時間後にPSRAMでTLSヒープ破損が発生しました(これが3回目の事例です)。65 MHzのボードはこれまでに約80ボード時間稼働しています。 私たちのボード、Zephyrの第2号:変更なしでコアは約22ボード時間に1回停止します。2つのビルドは約150ボード時間連続で停止なしで動作しました(約7時間が予想されます):1つはすべてのコンテキストスイッチと割り込みにZephyrのトレーシングフックを搭載し、もう1つはアイドルループでOSタイマーカウンターの読み取りのみを毎回加算する(どちらのドライブにもWFIはありません)。これは、アイドルループが周辺バスを静かにしたとき、WFIなしでPM0でコアクロックがゲートされていることを示しています。 これで今回の調査は完了です。SCK 65MHzと独立した短いPSRAM AHBバッファを使用することで、PSRAMはクリーンな状態を保ち、アイドルループタイマーの読み出しによってコアが動作し続けることが確認できました。サポートと認証済みのFM25Q128A設定に心より感謝します。
View full article