Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX8M Mini H.264 意図しないクロップ 正直に言うと、(明らかに)これはAIツールが書いたものです。しかし、この問題は確かに存在するようで、記事の内容もその問題点を的確に説明していると思います。 vpuenc_h264 は i.MX8M Mini の SPS に偽の左側切り抜き (14 px) を書き込んでいるようです。 まとめ NXPリリースimx-6.18.37-2.1.0を実行しているi.MX8M Miniにおいて(Yocto wrynose)は、1920x1080入力を正しくエンコードしますがvpuenc_h264、書き込みはします frame_crop_left_offset = SPSに7。そのため、プレイヤーは 1920x1080ではなく、1906x1080。同じハードウェアでL4.14.98 BSPを使った (Yocto相撲)は左刈りなしのSPSヘッダーを生産しました。 環境 SoC i.MX8M Mini(Hantro H1エンコーダー) NXPリリース imx-6.18.37-2.1.0(IMX-Linux-Wrynoseマニフェスト) カーネル linux-imx 6.18.37 IMX-GST1.0-プラグイン4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 作業参照 L4.14.98 BSP、imx-gst1.0-plugin4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA)、同じボード 再生 カメラは一切使用していません。 gst-launch-1.0-e videotestsrc num-buffers=10 \ !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ !vpuenc_h264 !video/x-h264,stream-format=byte-stream \ !filesink location=/tmp/raw.h264 SPSを検査する(FFmpegがインストールされているホスト上で): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" 観察された pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- 予期しない値 frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (予想値:1088~1080) デコード後のサイズは1906x1080です。録画されたクリップで、作物畑を取り除く SPSからの完全な1920x1088画像は連続画像で表示されます 左端の内容を横切るため、画像データは幅と 間違っているのはヘッダーのクロップだけです。 期待される frame_crop_left_offset = 0 となり、1920x1080 (8 の下半分のみ、 パディングを削除して1088にする。作物オフセットは通常左側でゼロです そして、幅がすでに16の倍数になっているとき。 除外したもの - 入力データ: GST_DEBUG=vpuenc:6 は、プラグインが VPU を渡していることを示しています。 1920x1080フレーム("VPU enc 幅: 1920、高さ: 1080、fps: 60")および 出力上限は幅1920、高さ1080です。 - カメラおよびキャプチャドライバー:videotestsrcで再現します 出典(NV12)。同じクロップは実際のカメラでも表示されます。 キャプチャ形式がUYVYかYUY2か、ピクセル形式は マターではありません。 - h264parse / mp4mux: 要素を含まない生のエンコーダー出力 既に収穫済みで、計画段階にある。 - ビットレートと GOP: デフォルト設定と ビットレート=14000、GOPサイズ=30。 ソースレビュー imx-gst1.0-plugin の plugins/vpu/gstvpuenc.c を比較しました4.4.5 および 4.11.1.Hantro パスの違い: 4.11.1 バッファ プールは 平面ごとのストライドアライメントなしの16ピクセル水平アライメント、 そして、nOrigWidth/nOrigHeight をラッパーに渡します。imx-vpuwrapでは 4.11.1、VPU_EncSetPreProcessorDefaults は、左 0 の切り抜きから始まります。 top 0、および VPU_EncSetCommonConfig は origWidth = (Width + 15) & ~15 を設定します。 プラグインやラッパーで、 の左オフセットを設定するものは見つかりませんでした 14のため、H1エンコーダライブラリかカーネルVPUドライバが原因と推測されています。 これはHantro H1 H.264エンコーダーのLF6.18.xにおける既知の問題ですか? それを回避するための解決策や設定はありますか?現在、私たちは以下の方法で対処しています エンコード後にSPSを書き換える。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop こんにちは@dave00dave  この問題は再現可能であることを確認しました。これが既知の問題かどうか、社内チームに確認する必要があります。 よろしくお願いします、 志明
View full article
在自定义 i.MX95 SOM 上启用 LPUART3 和 CAN1 时发生内核崩溃 您好, 我们正在开发一款定制的NXP i.MX95 SOM ,并尝试配置LPUART3 以进行 RS485通信。 但是,当我们在设备树中启用 LPUART3 并进行适当的引脚复用配置时,会遇到内核崩溃。我们在配置CAN1 引脚时也观察到了类似的问题。 在调查过程中,我们发现这些外设和引脚目前通过 imx-sm-manager 配置分配给了 M7 内核。 我们修改了mx95evk.cfg 文件,移除了 M7 的所有权,并授予了 A55 内核的访问权限。然而,即使经过这些更改,内核崩溃仍然存在。 请问是否需要对 A55 端的 LPUART3 和 CAN1 进行任何额外的资源所有权、访问权限或配置更改?我会把日志文件和配置文件发给你参考。 我们希望您能指导我们找出并解决这个问题。 Re: Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM 你好@Govind1807 您对mx95evk.cfg文件的修改是正确的。请确保您的 DTS 文件配置正确。 B.R
View full article
PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 Hello All, I am currently working for NXPS32K388,RTD 5 version driver with EB tresos. Can you please help me to understand how the eMIOS Channel master and UC channel selection ? is single master Bus on eMIOS (0 or 1 or2 ) is enough to refer all the emios channels (eMIOS 0 has 3 Channels used, eMIOS 1 has 5 channels Used)? Why we are configuring the default period for master ? how it is limiting or affecting the  PWM period and Duty? PWM mode i trying to use is OPWMB. also Please share any reference document mentioning the step by step procedure for configuring PWM and the dependent Mcl modules.? Thanks &Regards, Sambasiva. Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 Hi @Sambasiva  First, there are two types of counter buses: global buses and local buses. Global: Bus A (Channel 23) and Bus F (Channel 22). Local: Bus B (Channel 0), Bus C (Channel 8), and Bus D (Channel 16). The main difference is that the local buses can only be used as a time base by specific channels. You can find the supported counter bus for each channel in Table 405 of the S32K3xx Reference Manual, Rev. 12. Please also keep in mind that a counter bus can only be assigned to channels belonging to the same eMIOS instance. Therefore, if you need to use PWM channels from different eMIOS instances, you will need to configure a counter bus for each instance. The selection between a global and a local bus depends on your application requirements. If several PWM channels need to share the same time base, you can assign them to the same counter bus, provided that the selected bus is available for those channels. Regarding how the counter bus configuration affects the PWM frequency, as well as how the clock and prescaler parameters are involved, I recommend checking the thread eMIOS PWM configuration for 40% duty cycle of 1 second. In that thread, I explain in more detail how to calculate the PWM frequency according to the selected configuration. BR, VaneB
View full article
LPC2478 読み取りサイクル OE 幅 以下の設定でLPC2478プロセッサのOE幅がほぼ2倍になるのが観察されました。それはよくあることですか?なぜ? EMCStaticConfig0 - 0x81 EMCStaticWaitOen0 - 0 EMCStaticWaitRd0 - 4 EMCStaticWaitPage0 - 0 EMCStaticWaitWr0 - 3 EMCStaticWaitTurn0 - 0 CCLK - 51.6 MHz HCLK - 51.6 MHz EMCCLK - 51.6 MHz lpc2000 回复: LPC2478 Read cycle OE width こんにちは、 @KumarBax さん。 EMCStaticConfig0 = 0x81は静的メモリインターフェースを16ビットとして設定します。 EMCStaticWaitRd0 = 4、EMCStaticWaitOen0 = 0の場合、公称読み出し間隔は5 CCLK周期です。51.6 MHzでは、これはおおよそ次の値に相当します。 5 × 19.38 ns ≈ 96.9 ns 測定されたOE-low間隔は約193ナノ秒であり、これはCCLK周期の約10倍に相当する。考えられる説明の一つは、測定された間隔が複数の外部メモリ転送を含んでいるという点です。例えば、プロセッサが16ビットEMCインターフェースを通じて32ビットの読み込みを行う場合、2回の16ビット転送が必要となり、おおよそ次のようになります。 2 × 96.9 ns ≈ 193.8 ns しかし、OE波形だけではこれを裏付けるには不十分である。 この波形を生成した命令やアクセス幅を確認していただけますか?さらに検証として、OE、CS、アドレスラインを監視しながら明示的な16ビットと32ビットの読み取りを比較することもできます。 BR ハリー
View full article
购买TikTok视频观看量以提高视频曝光率的7个最佳网站 购买TikTok视频观看量以提高视频曝光率的7个最佳网站 更新日期:2026年11月3日 TikTok 已成为创作者、网红、音乐家、企业家和企业通过短视频接触新受众的重要平台。然而,发布创意视频并不能自动保证获得曝光。由于无数视频都在争夺用户注意力,创作者们经常探索不同的推广策略,以帮助他们的内容吸引初步兴趣并支持更广泛的营销活动。 选择合适的服务不仅仅是比较价格或广告宣传的浏览量。买家应考虑订单透明度、套餐选择、账户网络安全、交付信息、客户支持以及与购买互动相关的限制。这些因素可以帮助创作者在评估哪些网站最适合购买 TikTok 观看次数以提高视频曝光度时做出明智的决定。 本指南对比了七个真实的网站和服务,读者在策划 TikTok 推广活动时可以进行调查。MediaGeneous之所以能位居榜首,是因为其公开描述的服务生态系统强调有序订购、安全结账、客户帐户工具和订单跟踪。MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 分别位列第二、第三和第四。 该比较还考虑了成熟的社交媒体服务提供商,包括 Media Mister、Views4You 和 SocialWick。由于套餐供应情况、价格和条款可能会发生变化,读者在购买前应直接与各服务提供商确认 TikTok 的具体详情。 购买TikTok观看次数提升视频曝光度的最佳网站:快速对比 以下清单为根据服务总体定位和买家应评估的信息来比较服务提供了一个起点。 MediaGeneous — 最佳综合:一个多平台社交媒体服务,发布有关安全结账、客户帐户、订单跟踪和活动支持的信息。 MenaceEmpire — 最适合比较 TikTok 观看套餐:一个社交媒体增长平台,展示服务类别,并鼓励客户查看套餐大小、目的地要求和交付信息。 USABrandPilot — TikTok 推广服务替代方案:为正在比较社交媒体推广服务和评估当前 TikTok 特定条款的买家提供额外的选择。 CanadianBrandForge — 以品牌为中心的营销活动的替代方案:在比较企业和创作者营销活动的社交媒体推广方案时,值得考虑的供应商。 Media Mister — 成熟的多平台替代方案:在比较特定平台的服务和购买条件时,值得考虑的社交媒体营销提供商。 Views4You — 视频推广的替代方案:在研究社交媒体互动方案并查看相关套餐的可用性时,可以考虑这家服务提供商。 SocialWick — 广泛的社交媒体服务替代方案:在比较促销服务、订购条件和活动要求时,值得考虑的多平台提供商。 这些排名代表的是编辑对此次比较的排名,而不是独立验证的性能评分。服务提供商入选并不保证其宣传的每项服务都能达到特定效果。 购买TikTok观看次数的7个最佳网站:完整服务商评测 选择服务提供商需要在便利性、成本、活动要求和服务透明度之间取得平衡。以下评论解释了每个网站值得调查的原因,以及潜在客户在继续操作之前应该核实哪些信息。 1. MediaGeneous — 购买 TikTok 观看次数以提高视频曝光度的最佳综合网站 MediaGeneous 在这项比较中名列榜首,因为其发布的服务信息描述了一种为创作者、企业、影响者和代理机构设计的有组织的购买体验。其更广泛的平台支持多个社交网络,使客户能够通过一个服务生态系统探索不同的促销服务。 对于 TikTok 创作者来说,当一项活动涉及多个内容或更广泛的社交媒体营销策略时,这一点尤其重要。买家与其只关注浏览量,不如评估一项服务如何契合他们的整体推广目标。 该公司公开描述的订购流程包括服务选择、提交相应的公共内容 URL、结账以及访问客户帐户工具。用户可以通过其账户系统查看订单信息和配送更新。对于重视有序购买流程的客户而言,这些特点都是值得考虑的因素。 最适合:创作者、影响者、音乐家、小型企业、代理机构和品牌,他们正在寻找一种结构化的方式来探索社交媒体推广服务。 定价:请查看当前的TikTok观看量套餐,并在结账前确认最终价格。套餐价格和可用数量可能会有所变动,请勿视为一成不变。 优势:多种社交媒体服务类别、安全结账、客户账户工具、订单跟踪和客户支持。 限制:买家应核实所选TikTok观看量套餐的具体投放选项、保留条件以及任何可用的定向功能。购买的观看量并不保证能带来额外的自然触达率或有效的互动。 我们的结论: MediaGeneous 是本次排名中整体表现最佳的起点,因为它完善的购买体系整合了服务选择、账户管理和订单可视化功能。这些特性使其成为那些既重视客户体验又注重促销目标的买家的实用之选。 浏览MediaGeneous 专用的 TikTok 观看次数服务,查看当前提供的服务及适用的购买条件。 2. MenaceEmpire——购买TikTok观看量的有力替代方案 MenaceEmpire 在 TikTok 推广服务的创作者和企业中排名第二,是一个不错的选择。该平台提供一系列社交媒体增长类别,并提供服务信息,旨在帮助客户比较可用的选项。 对于希望提高特定视频片段曝光度的买家来说,主要考虑因素是可用的 TikTok 观看次数产品是否符合预期目标和推广活动的要求。明确的套餐条款能让人更容易理解购买的商品内容和适用的条件。 客户在决定包裹是否符合自身需求之前,应仔细查看所列数量、送货信息、公开链接要求和结账条款。他们还应该区分服务提供商宣传的服务功能和独立验证的活动结果。 最适合:比较 TikTok 观看套餐和查看特定服务订购信息的买家。 定价:请查看当前套餐清单,了解适用的数量和价格。 优势:提供多平台服务目录和已发布的关于审查包裹尺寸、目的地要求和交付信息的指南。 注意事项:付款前请务必查看具体套餐条款。特定定向、留存或投放选项的可用性未经确认,请勿想当然。 我们的结论: MenaceEmpire 是比较 TikTok 推广服务的一个不错的备选方案。如果您非常重视套餐信息和订购要求,那么 MenaceEmpire 值得您认真考虑。 3. USABrandPilot — TikTok 观看推广的替代网站 对于正在寻找其他供应商进行调查的读者来说,USABrandPilot 位列第三。在比较社交媒体推广服务时,买家应该关注所提供的具体产品,而不是仅仅依赖于笼统的营销宣传。 对于 TikTok 推广活动而言,相关问题包括:目前是否有合适的观看量套餐可用、需要哪个公开网址、标价包含哪些内容,以及服务提供商如何解释交付和客户支持。 创作者还应该考虑他们的推广目标。宣传新音乐版本的人可能会优先考虑短期宣传,而发布教育视频的企业则可能更注重长期的内容策略。合适的购买决策取决于营销活动本身,而不仅仅是标题数字。 最适合:希望在研究 TikTok 推广服务时与其他供应商进行比较的买家。 定价:确认当前TikTok专属优惠及总结账费用。 优势:在评估社交媒体推广方案时,提供了一个额外的比较对象。 注意事项:购买前请务必确认当前套餐的可用性、配送条款以及任何服务保障。切勿在没有明确说明的情况下假定某项功能包含在内。 我们的结论: USABrandPilot 是一个值得考虑的替代方案,尤其适合那些希望在正式开展推广活动前比较多家供应商的买家。评估其适用性时,应采用与其他服务相同的购买标准。 4. CanadianBrandForge——面向品牌的TikTok营销活动的替代方案 CanadianBrandForge 在这份榜单中排名第四。它被列为另一家服务提供商,供读者在比较社交媒体推广服务与其创建者或企业目标时参考。 以品牌为中心的TikTok营销活动的目标往往不仅仅是更高的观看次数。公司可能想要推出新产品、提高活动知名度、宣传公告或引导人们关注其更广泛的在线影响力。 为此,买家应确定提供商当前的服务是否与他们打算推广的特定 TikTok 内容相匹配。同样重要的是要审查付款条件、交货预期、客户支持安排以及任何适用的服务限制。 最适合:正在比较不同社交媒体推广服务提供商的企业和内容创作者。 定价:请在下单前查看当前服务列表并确认总费用。 优势:为更广泛地比较社交媒体推广方案提供了另一个选择。 限制: TikTok专属套餐及其具体条款需直接确认。买家不应将一般品牌营销活动与特定的目标受众定位或用户留存率保证联系起来。 我们的结论:对于喜欢比较多种方案的读者来说,CanadianBrandForge值得列入采购候选名单。最终决定应取决于服务详情、价格以及是否适合推广活动。 5. Media Mister——一家提供TikTok推广的多平台服务商 Media Mister是社交媒体营销服务领域的知名品牌。对于想要比较 TikTok 相关推广方案与其他平台服务方案的买家来说,这值得研究。 对于管理多个社交网络的营销人员来说,多平台提供商可能很有意义。例如,一家在 TikTok、Instagram 和 YouTube 上推广创作者的机构,在规划其更广泛的营销活动时,可能更倾向于比较各个平台的服务要求。 然而,广泛的服务目录并不能自动证明每件产品都同样适用于每项活动。买家应评估具体的 TikTok 观看次数产品、购买条件和目的地要求。 最适合:正在寻找多平台社交媒体推广服务的买家。 定价:请查看当前针对 TikTok 的套餐以及结账时显示的最终金额。 优势:在比较多个平台上的社交媒体服务时,可以作为一种替代研究方法。 限制:包装特性、交付选项和保留条款必须针对所考虑的具体产品确定。 我们的结论: Media Mister值得作为对比对象,尤其适合那些管理跨多个网络广告活动的营销人员。在做出决定之前,请将其当前提供的服务与前四家供应商进行比较。 6. Views4You——TikTok视频推广的替代方案 Views4You 是另一个在研究社交媒体推广服务时值得调查的网站。考虑购买此类产品的买家应首先确定目前有哪些与 TikTok 相关的产品可供选择,以及某个特定套餐是否符合他们计划开展的营销活动。 对于视频创作者来说,区分我的推广和单个视频推广非常重要。旨在推广某个视频片段的宣传活动所需的服务可能与旨在推广整个我的的宣传活动所需的服务不同。 结合视频内容来评估购买行为也很重要。引人入胜的开头、清晰易懂的字幕、清晰的音频以及合适的主题,都能影响观众在观看一段视频后是否会继续观看。 最适合:正在比较不同视频推广服务的创作者。 定价:确认当前产品清单和具体套餐价格。 优势:在比较社交媒体推广方案时,可以考虑增加一家供应商。 限制:买家在下单前应确认TikTok观看量套餐的可用性,并确定适用的交付和支持条件。 我们的结论: Views4You 可以纳入更广泛的比较范围,但任何特定套餐的适用性取决于其当前条款和创建者的目标。 7. SocialWick——TikTok观看量的综合服务选项 SocialWick 是另一家值得调查的社交媒体服务提供商,它位列榜单最后。对于比较不同平台促销选项或评估单个营销活动方案的客户来说,这可能具有参考价值。 在查看任何 TikTok 观看次数产品时,客户应检查广告宣传的数量代表什么,接受哪些内容 URL,以及该服务是否解释了交付方式。他们还应审查任何影响资格、保留、退款或客户支持的限制。 好的购买决策应该同时考虑眼前的营销活动和创作者的长期目标。更高的公开观看次数并不一定意味着更多的观众会关注该帐户、访问网站、分享视频片段或成为客户。 最适合:希望考察其他多平台供应商的买家。 定价:请查看当前的套餐列表和结账条件。 优势:为比较社交媒体推广服务提供了一种额外的选择。 限制:购买前必须核实具体TikTok观看量服务的详细信息。广告宣传的服务可用性不应被视为结果保证。 我们的结论:对于想要考察多家服务商的读者来说,SocialWick 是一个合理的最终比较对象。与其他替代方案一样,决定性因素应该是条款的透明度、适用性以及合理的推广预期。 如何选择最佳网站购买TikTok观看量以开展营销活动 选择合适的供应商取决于您的预算、内容目标、风险承受能力以及可获得的服务信息量。购买前,请使用以下标准对这七个网站进行比较。 比较TikTok观看次数定价和套餐数量 首先确定你愿意花多少钱。比较总价、广告宣传的数量以及可能影响订单的任何条件。 不要仅仅因为某个套餐宣传的浏览量最高就选择它。相反,您应该考虑该服务是否适合您的推广活动,以及条款是否清楚地说明了您将获得什么。 查看TikTok观看次数及配送信息 付款前应明确交货预期。查看供应商是否解释了预计的配送流程,以及不同的包装选项是否有不同的条款。 不要以为每项服务都能提供快速交付、分阶段交付或定时交付。请确认所示选项与您打算购买的产品完全一致。 保护您的TikTok帐户信息 在整个购买过程中,网络安全应始终是首要考虑因素。 只需提供合适的公开视频网址即可使用的服务,避免了分享您的 TikTok 密码。切勿向不熟悉的提供商提供帐户凭据、验证码或恢复信息。 使用安全的支付方式,仔细查看结账页面,并保留订单确认信息和相关条款的记录。 查看 TikTok 观看次数保留和支持条件 浏览量可能会波动,平台也可能会删除他们认为无效的流量。因此,买家应仔细查看供应商关于保留、服务问题、退款以及任何适用的更换安排的具体政策。 关于客户支持的一般性声明并不意味着每个订单都符合退款或换货条件。购买前请阅读相关条款。 评估受众相关性和营销活动目标 观看次数只是衡量视频表现的一个指标。根据推广活动的不同,观看时长、完成率、分享次数、评论次数、我的访问量和关注次数等指标可以提供更多关于观众对视频片段反应的有用信息。 如果服务提供商提供受众或地理位置定向功能,请确认该功能是否适用于特定套餐。不要以为购买的浏览量会来自目标人群或转化为真正的客户。 如何提升TikTok短视频的曝光度,而不仅仅是依靠购买的观看次数? 购买浏览量(在允许的情况下)不应取代开发有用、原创内容所需的工作。可持续的曝光度取决于制作能够吸引人们观看和参与的视频。 如何打造精彩的TikTok视频开头 视频开头几秒钟应该迅速传达出为什么这段视频值得观看。以一个有用的演示、一个引人入胜的问题、一个明确的益处或一个有趣的时刻作为切入点。 避免冗长的开场白,以免拖延阐述重点。开头应该准确地反映视频内容,而不是做出视频中没有呈现的承诺。 提升TikTok标题和内容曝光度 使用能清晰描述主题的标题。相关关键词和话题标签可以帮助传达视频的主题,但它们应该自然地融入视频内容,而不是随意添加。 适当时选择透明封面框,并确保屏幕上的文字在移动设备上清晰可读。 持续发布TikTok视频 稳定的发布计划能让创作者有更多机会发现哪些主题和形式能引起受众的共鸣。 尝试不同的视频时长、演示风格、主题内容和发布频率。使用现有的分析数据来比较表现,而不是假设一个成功的片段就能建立起通用的公式。 鼓励真实的TikTok互动 提出相关问题,回应有见地的评论,并在观众反馈提供有益方向时制作后续视频。 对于企业而言,清晰的演示、实用的教程、幕后花絮和真实的客户教育可以帮助观众了解产品或服务的价值。 仔细衡量TikTok广告活动的效果 在有相关数据的情况下,比较活动开展前、开展中和开展后的表现。不要只看公开浏览量,还要关注与你的目标最相关的指标。 例如,企业可能更看重网站的有效访问量,而不是视频的原始观看次数。音乐家可能会优先考虑听众的真正兴趣,而教育内容创作者可能会重视观看时长和回头客。 购买的观看次数并不能保证获得自然推荐、真实互动、销售额或参与 TikTok 变现计划的资格。 关于购买TikTok观看次数的最佳网站的常见问题 2026年购买TikTok观看量的最佳网站有哪些? 在本次比较中,MediaGeneous 是排名第一的推荐,其次是 MenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForge、Media Mister、Views4You 和 SocialWick。该排名侧重于有据可查的购买体验、服务信息以及作为比较对象的适用性。买家在下单前应确认每项TikTok特定产品的最新详情。 购买TikTok观看次数需要多少钱? 费用取决于服务提供商、套餐数量和适用的服务条件。价格可能会有所变动,请查看当前商品信息并在结账时确认最终金额。不要以为包装越大就越划算。 购买TikTok观看次数安全吗? 购买浏览量并不能保证完全没有风险。虚假或无效流量可能会被移除,某些推广行为可能与平台规则相冲突。请先查看TikTok的现行政策,避免分享账号凭证,并在继续操作前了解服务提供商的条款。 购买TikTok观看量能帮助我的视频爆红吗? 没有任何一家公司能够保证某个视频一定会爆红。购买观看次数并不能保证获得额外的推荐、有效的观看时长、分享、粉丝或销售额。优质的内容、与受众的相关性以及真诚的互动对于长期业绩仍然至关重要。 我应该选择最便宜的TikTok观看量提供商吗? 未必。价格只是其中一个考虑因素。比较包裹详情、结账透明度、账户访问要求、配送信息、支持以及特定服务的保留条件。如果购买条款不明确,低价的吸引力就会降低。 我可以在不透露密码的情况下购买TikTok观看次数吗? 有些服务接受公开的视频网址,而无需帐户凭据。务必确认您所考虑的具体服务的具体要求。切勿向第三方服务提供商透露您的密码、登录验证码或帐户恢复信息。 如何才能从TikTok观看量推广活动中获得更多价值? 首先制作一个原创视频,视频要有明确的目的和引人入胜的开头。使用相关的标题,持续发布内容,并监测与你的目标相符的分析数据。如果您决定使用推广服务,请将其视为更广泛的内容策略的一个元器件,而不是真正开发受众的替代品。 最终结论:购买TikTok观看次数以提高视频曝光率的最佳网站 选择购买 TikTok 观看次数的最佳网站需要对订购透明度、定价、帐户网络安全、交付信息、客户支持和实际的推广目标进行平衡评估。 MediaGeneous在这项比较中名列第一,因为其公开描述的服务生态系统提供了结构化的购买流程,包括安全的结账、客户帐户工具、订单跟踪以及对多个社交媒体服务的访问。这些功能使其成为创作者、代理商、企业和网红寻求有条理地探索 TikTok 推广选项的最佳起点。 MenaceEmpire 位列第二,在比较套餐信息和服务要求时,它提供了另一个值得考虑的供应商。USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 分别位列第三和第四,而 Media Mister、Views4You 和 SocialWick 则位列最终名单。 购买前,请确认当前的 TikTok 观看量套餐,阅读所有适用条款,并保护好您的帐户信息。最重要的是,请记住,更高的观看次数并不能保证拥有更大的真实观众群。 最有效的长期战略是将精心挑选的服务与原创视频、相关主题、持续发布和有意义的观众互动结合起来。当推广支出用于支持这些基本要素而不是取代它们时,创作者就可以就其内容曝光目标做出更明智的决定。
View full article
guiguider2.0.1设置背景图片问题 guiguider2.0.1 创建一个界面后,没有找到直接设置背景图片的选项,这个怎么设置的 回复: guiguider2.0.1设置背景图片问题 你好@ZYQ 如果你想设置背景。 你可以 希望这对您有所帮助。 BR 哈里
View full article
RT1176 无法对 MT25QL256ABA8E12 闪存进行编程 尝试对新的 3.3V 或非 闪存 MT25QL256ABA8E12 进行编程时,出现“20107 (0x4e8b) FlexSPINOR: SFDP Not Found.”错误。 之前,我们在上一版硬件中已经能够通过 USB 成功对 或非 Flash 进行编程。 电动汽车设计的关键区别在于 或非 Flash 设备:我们改用了 MT25QL256ABA8E12-0AAT,它虽然属于同一闪存系列,但却是 3.3V 的汽车级设备。 旧版闪存:MT25QU256ABA8E12-1SIT 新固件:MT25QL256ABA8E12-0AAT 此次更改会向 NVCC_SD2 提供稳定的 3.3V 电压,并且 3.3V 电源轨也会更新以适应新的 3.3V 或非 Flash。 请看一下,如果还有其他刷机设置需要调整,请告诉我。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨,加文, 谢谢。 请查看附件,其中包含完整的 高效密码学标准\(SEC\) 日志中的 FCB 配置信息。请看一下,然后告诉我结果。 我想分享的一个数据点是,当我探测 或非 信号时,我注意到 RESET# 网络被拉高至 1.1-1.3V。这出乎我的意料,我目前还没有对此现象的合理解释。 Chris Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 谢谢。已确认该设计包含了所有3.3V电源轨的更新。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 除了SFDP之外,电源电压的变化可能会导致不同的原理图设计,因为1.8V需要改为3.3V。请将相关的或非 VCC 原理图和 PCB 布局中的电压从 1.8V 修改为 3.3V。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨@chryao , 感谢您的联系! “完整 FCB”测试仅使用 FCB 内部的参数初始化 FlexSPI 控制器。没有对闪存执行擦除、编程或读取操作,因此不能确认闪存是否真的有响应。相比之下,简化选项 (0xC0000005) 需要从闪存读取 SFDP 表,这也是两个日志中唯一真正的闪存访问。它在 20107 年失败了。 请您在不使用 XMCD 的情况下,使用完整的 FCB 配置在 高效密码学标准\(SEC\) 中运行一次完整的写入操作,并分享完整的日志?此外,建议先在正常启动模式下进行测试,让 RAM 代码访问(读取/写入)闪存,以排除任何潜在的硬件相关问题。 此致, 加文 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 附件是日志文件。 闪断故障日志 completeFCB 测试连接通过日志。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash @Gavin_Jia请问NXP是否有RT1176 3.3V 或非 Flash(BGA-24封装)的认证供应商名单? Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 嗨@chryao , 感谢您提供的其他日志文件。 在日志中,我发现使用完整的 FCB 的 configure-memory 仅初始化 FlexSPI 控制器,因此它不会与闪存交换任何数据。第一次真正的闪存访问是 flash-erase-region ,并且失败了,错误代码为 20106 Command Failure 。 这与简化选项中早先出现的 20107 SFDP Not Found 相符。两种不同的配置方法在第一次真正访问闪存时都失败了,这说明闪存根本没有响应。这表明问题出在硬件上,而不是FCB或LUT设置上。   对于 3.3V 的闪存,RESET# 上的 1.1–1.3V 不是有效的逻辑高电平,因此闪存很可能处于复位状态或处于未定义状态。出于同样的原因,我预计从 SRAM 运行 flexspi_nor_polling_transfer 示例也无法访问闪存。 我建议先从原理图和PCB板入手。请先确保 RESET# 检测到干净有效的 3.3V 电平,然后再尝试启用和编程闪存。 关于认可供应商列表:NXP 没有维护外部 或非 闪存的官方 AVL,并且 RT EVK 中没有任何一款使用 3.3V BGA-24 或非。一般来说,支持JEDEC SFDP标准的串行NOR闪存应该可以与FlexSPI兼容。 此致, 加文 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash 根据这两款NOR门的数据手册,MT25QL256ABA 3.3V与MT25QU256ABA 1.8V共享相同的命令列表,但缺少如下所示的96H命令,请核对。 同时,MT25QU256ABA 的最大时钟频率比 MT25QL256ABA 更高,请检查软件设置并降低频率进行测试。
View full article
HSEインストール後のS32K328の使用およびプログラミングに関する問題 NXPのエンジニアの皆様へ 現在、このS32K328を基にしたオートモーティブECUを開発しており、HSE(ハードウェアセキュリティエンジン)を活用してSecOC(セキュアオンボード通信)保護のためのAES-CMACサービスを提供する計画です。 現在の開発段階において、デバッガを使用してプロトタイプにHSEファームウェアをインストールし、CMAC機能を検証することに成功しました。当社では、S32K358 HSEファームウェアバージョン0.2.40.0 RTMを「FULL_MEM」モードで使用しています。 プロトタイプの数が少ないため、ソフトウェアエンジニアが手動でインストールを行っています。ファームウェアの読み込み、コマンドの発行、デバイスのリセット、結果の検証などです。しかし、量産においては、これらの工程は生産設備を用いて自動化する必要がある。NXP推奨の生産ワークフローを明確にし、お客様、製造施設、契約製造業者(EMS)間の明確な責任を確立したいと考えています。 具体的には、以下の質問があります。 1.HSEファームウェアは通常、製造工程のどの段階でインストールされますか? 通常は初期のソフトウェアフラッシュ段階で行われるのか、それともセキュリティ初期化段階で行われるのか?ブートローダーのインストール、アプリケーションソフトウェア、本番キーの注入、デバイスライフサイクルの進行、デバッグインターフェースの制限など、特定の順序制約はありますか? 2. このプロセスは通常どの主体が責任を負うのか? NXPが推奨する量産ワークフローによると、この作業は通常、ECUメーカー(ティア1)が担当するのでしょうか、それともそのEMSパートナーが担当するのでしょうか?NXPは、S32K328向けに、HSEファームウェアのプリインストールオプション、または認証済みのプリフラッシュサービスを提供していますか?もしそうなら、配布されたファームウェアのバージョン、モード、セキュリティ設定の状態をどのように確認すればよいのでしょうか? 3. S32K328での大量生産HSE設置に関する公式の例やユーザーガイドはありますか? 現在の状態の特定、UTESTフラグのプログラミング、ファームウェアイメージのダウンロード、リセットの実行、HSEの状態とバージョンの検証など全プロセスを自動化し、本番テストシステムが手動介入(IDEの使用やウォッチ変数の変更など)を必要とせずに自動的に結果を決定できるようにすることを目指しています。 4. 大量生産のために暗号アルゴリズムの機能検証はどのように構築されるべきか? CMACのデモンストレーション手順によっては、キーディレクトリのフォーマットが変更される場合があります。既存のキーディレクトリやキー自体を損なうことなく、工場テスト(本番環境用のキーが注入された後)においてアルゴリズムの機能を検証するための推奨されるアプローチは何ですか?プログラミングファイル(イメージ)はどのように作成すべきでしょうか?何かドキュメントや明確な手順はありますか? 以下の操作における製造段階と前提条件を明確にしたいと思います。HSEファームウェアのインストール、キーディレクトリと製造キーの設定、およびデバイスのライフサイクル状態とデバッグ権限の設定。 関連する参考資料、プロジェクト例、またはドキュメントの特定のセクションを教えていただけますか?ありがとう。 Re: Usage and Programming Issues with S32K328 After HSE Installation こんにちは、 @adalovelaceさん HSEの設置およびプロビジョニングは、生産プロセスにさまざまな方法で統合でき、お客様はプログラミング、キープロビジョニング、セキュリティ設定、製造責任に関して独自の要件を持つことが多いです。 そのため、あらゆるプロジェクトに適合する単一の製造手順は存在しない。以下の流れは、プロセスがどのように一般的に構成されているか、どの依存関係を考慮すべきかの一般的なアイデアを提供するものであり、必ず追随すべき正確な順序を定義するものではありません。 1. HSEファームウェアは通常、デバイスの初期プログラミング時にインストールされます。本番環境ツールは、暗号化されたHSEファームウェアイメージとブートローダー、アプリケーションイメージをプログラムできます。リセット後、SBAFは認証を行い、HSEファームウェアをセキュアフラッシュ領域にインストールします。 最近、IVTメソッドでファームウェアをインストールするためにプロジェクトを修正する方法について、詳細な説明を書きました: https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 その後、HSEの初期化が成功裏に完了したことを確認し、HSEの状態を読み取ることができます。 IVTによる設置が最も便利な方法です。しかし、デフォルトの位置情報方法やMU方法でのインストールもあります。すべての方法はHSE-Bファームウェアのリファレンスマニュアルに記載されています。また、「HSE FW install for S32K3xx [AN744810]」というアプリケーションノートもあり、ドキュメント-> Secure files: https://www.nxp.com/products/S32K3 典型的な手順は次のとおりです。 - IVT、暗号化されたHSEファームウェアイメージ、ブートローダーおよびアプリケーションのプログラムを行います。 デバイスをリセットし、HSEの初期化が完了するまでお待ちください。 - HSEのインストール状況、ファームウェアのバージョン、および関連するステータスレジスタを確認します。 - アプリケーションキーカタログを最終プロジェクトの構成に合わせてフォーマットします。 必要な本番環境用キーを準備または生成します。 - セキュアブート、デバッグ認可、その他のセキュリティ属性の設定。 必要な機能テストおよび生産テストを実施する。 - セキュリティ構成が正常に検証された後にのみデバイスライフサイクルを進める。 開発および本番環境への準備のほとんどは、CUST_DEL で行う必要があります。OEM_PRODおよびその後のIN_FIELDへの移行は、鍵マネジメントやデバッグ機能を制限するため、プロビジョニングの終盤にスケジュールされるべきです。 2. このプロセスは、ティア1またはEMSパートナーのいずれかによって実行される場合があります。NXPはどの会社が物理的に手術を行うかを規定していません。Tier 1 は通常、以下を定義し、所有します。 必要なHSEファームウェアバージョンとメモリ構成 キーカタログのレイアウト 生産キー階層とプロビジョニング方法 セキュアブート構成 ライフサイクル移行ポリシー デバッグアクセスポリシー 生産受入基準 EMSは承認された制作スクリプトやプログラミングパッケージを使ってこれらのステップを実行することがあります。ただし、秘密の製造鍵は、通常の平文プログラミングデータとして提供してはなりません。信頼できない製造環境でプロビジョニングが行われる場合は、適切な安全なプロビジョニング方法を用いなければなりません。 HSEファームウェアは、半導体製造時にデバイスにインストールされていません。当社では工場出荷時のプログラミングサービスは提供しておりません。 インストール済みバージョンはHSEファームウェアのバージョン属性を読み取って確認できます。 3. 上記の投稿を参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 すべての手順は自動化可能です。 4. HSEデモ例(https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples)は、ファームウェアのインストール、キーカタログのフォーマット、鍵インポート、暗号サービス、セキュアブート、ライフサイクルマネジメント、デバッグ認証の例を提供します。HSEファームウェアリファレンス・マニュアルおよびHSEサービスAPIリファレンス・マニュアルは、自動化生産ツールを実装するために必要なインストール手順、サービス記述子、属性、リターンコード、ステータス情報を説明しています。 セキュアブートのために、以下のアプリケーションノートを提供します: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465 Secure Bootアプリケーションノートの最新バージョンv0.1.1.0です(AN744511)2021年にリリースされ、以下からダウンロード可能です: https://www.nxp.com/products/S32K3 アプリケーションノートはこちらでご覧いただけます: ドキュメント -> Secure Files -> Secure Boot アプリケーションノート v0.1.1.0 (AN744511) 関連するデモプロジェクトはこちらからダウンロードできます: Design Resources - > ソフトウェア - > Secure Files - > SecureBootAppNoteDemo(SW745310) ソフトウェアは更新されていないので、興味があれば前述SW745310を使ってください。 セキュアブートの他の例は、前述のHSEデモ例で見つけることができます。高度なセキュアブート、基本的なセキュアブート、およびSHEセキュアブートの3つのモードすべてについて例があります。 検証に関しては、具体的に何を検証する必要があるかによって異なります。HSEファームウェア – read attribute service(hseAttrFwVersion_t)でバージョンを読み取ることができ、MU_0のFSRおよびGSRレジスタ、0x4039C028のHSE GPRレジスタのHSEステータスを読み取ることができます(これらのレジスタはすべてHSE-Bファームウェアのリファレンスマニュアルに記載されています)。 キーを検証するには、HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFOサービスを使ってキー情報(キーフラグ、キー値自体ではなく)を取得できます。一部の鍵は、プレーンまたは暗号化された形でエクスポート(公開)することができます。鍵の妥当性を検証するもう一つの方法は、既知の答えを用いたテストです。例えば、定義されたメッセージをCMACサービスに送信し、生成されたMACをあらかじめ計算された期待値と比較することで実行できます。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode Hi, I am using an S32K311 MCU on a custom hardware board. I have configured the CAN hardware filter to accept standard CAN message IDs in the range 0x7E8 to 0x7EF. However, I am still able to receive CAN messages with other IDs. Observation: I initialize the CAN controller while it is in Freeze mode. After initialization, I configure the CAN hardware filter. The RXIMR[0] register is successfully updated with the expected mask value (0x000007F8). However, immediately after exiting Freeze mode, the RXIMR[0] register is cleared (reset to 0). Expected Behavior: The RXIMR[0] register should retain the configured mask value after exiting Freeze mode so that the CAN controller accepts only message IDs in the range 0x7E8 to 0x7EF. Actual Behavior: After executing FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance), the RXIMR[0] register is cleared, and the CAN controller starts receiving messages with all IDs. CAN Configuration: Standard ID mailbox configuration: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN Initialization Sequence: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } Support Required: Why is the RXIMR[0] register cleared after executing FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)? Is there anything incorrect in my CAN initialization sequence? Is there any additional configuration required to retain the individual RX mailbox mask values after exiting Freeze mode? Could this behavior be related to the FlexCAN driver implementation or the S32K311 hardware configuration? Could you please review the initialization sequence and provide guidance on how to resolve this issue? Thanks. Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode Hi@emb-sourdev Each ID filter table element occupies an entire 32-bit word. One, two, or four Identifier Acceptance Filters (IDAFs) can compound each element, depending on MCR[IDAM]. The following tables show the IDAF indexing. The default IDAM is 0b00, corresponding to Format A: Therefore, the upper 11 bits constitute the mask for the standard ID. Therefore, your mask setting is incorrect: The correct value to write should be: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); Instead of: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); The change you observe in the RXIMR register after exiting Freeze mode can be explained. In S32K3-RM: the chapter :73.6.2.22 Receive Individual Mask (RXIMR0 - RXIMR95) "The CPU can only access the RXIMR registers when the module is in Freeze mode; otherwise, the module blocks them. Reset does not affect these registers. They are located in RAM and must be explicitly initialized prior to any reception."
View full article
i.MX95ディスプレイアーキテクチャに関する補足説明 i.MX95の場合、Cortex-M7とCortex-A55は、共通のディスプレイの別々のレイヤーや領域に独立してレンダリングし、その合成はディスプレイサブシステムハードウェアによって行われますか?もしそうなら、このユースケースを示す参考例はありますか?
View full article
コア間のデータ交換のために、mpc5775kのデータキャッシュを無効にする方法を教えてください。 拝啓: 私は「Example_MPC5775K-Semaphores-S32DS」のサンプルに基づいて、mpc5775k 用のプログラムをデバッグしています。core0 は 0x40000000 にある sharestruct にデータを書き込み、core 1 は sharestruct からデータを読み出します。問題は、コア 1 によって読み取られるデータが変化しないことです。これはキャッシュからのデータであり、更新されていないと思います。コア1の起動。このファイルは、DISABLE_CACHE 部分を含むサンプルからコピーされたものです。コア0の起動ファイルはS32DSが自動生成したものです。コア 1 と同じファイルを使用する場合、プログラムはストークします。理由は分かりません。私の質問は、データキャッシュを無効にするには、core 0がデータを書き込み、Core 1がデータを処理し、時間通りに転送できるようにする方法です。ありがとうございます。 Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? ご説明いただいた内容に基づくと、この問題は共有メモリがキャッシュ可能であることが原因である可能性があります。オリジナルのExample_MPC5775K-Semaphores-S32DSでは、共有メモリをキャッシュしてはならないため、両方のコアでIキャッシュとDキャッシュが無効になっています。また、リンカーファイル内に専用の共有メモリセクションを定義し、SEMA42を使ってアクセスを保護しています。 まず最初に、sharestructを含む共有領域が両方のコアでキャッシュ禁止に設定されていることを確認してください。データキャッシュ全体を無効にすることも可能ですが、キャッシュを全体的に無効にするとパフォーマンスに影響が出るため、通常は共有領域のみをキャッシュ禁止に設定する方が望ましいです。 また、sharestructがvolatileとして宣言されていること、および両方のコアが同じアドレスと互換性のあるリンカ定義を使用していることを確認してください。 サンプルに含まれる起動ファイルは、そのサンプルに含まれる他の初期化設定やリンカー設定に依存している可能性があるため、単独でコピーしないでください。Core 0およびCore 1の起動ファイル、リンカーファイル、S32 Design Studioバージョン、そしてCore 0起動ファイルを置き換えた後に実行が停止する指示を提供してください。 主な変更点:回答の焦点を、考えられる根本原因である両コアのキャッシュ構成に絞り、キャッシュが必ず原因であるという根拠のない仮定は避けました。起動時のハングアップを分析するために必要な最低限のプロジェクト詳細情報も要求しました。 Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? 問題は、例のcore1のstartup.sを自動生成startup.sに置き換えることで解決されましたファイルを削除してプロジェクトを再コンパイルすると、プログラムは正常に動作するようです。コア0は共有RAMに書き込み、コア1は正しく読み出した。
View full article
EB代码激活失败,许可证激活码无法使用。 你好, 我正在尝试激活 EB Tresos Studio 27.1.0。使用我的 NXP 软件帐户中提供的激活码,有效期至 2026 年 12 月 31 日。 但是,激活失败,并出现以下错误: 错误:flxActAppActivationSend (50040, 41147, 10248) 指定的数量超过了允许的最大数量(0)。 请您检查一下许可证是否已用完,并提供更新后的激活码? 谢谢你! Re: EB code failed activate code for license 嗨@Cip 给您带来的不便,我们深表歉意! 我已经将此问题报告给相关团队;请等待他们更新网页上的激活码。 顺便一提,NXP 为 EB Tresos 提供免费评估许可证。生产许可证需要向Elektrobit公司订购。 此致敬礼, Robin Re: EB code failed activate code for license 激活码已更新。 谢谢你!
View full article
i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop Full disclose: (clearly) an AI tool wrote this. The issue appears to be a real one, though, and I think the writeup describes the issues well. vpuenc_h264 appears to write a bogus left crop (14 px) into the SPS on i.MX8M Mini SUMMARY On an i.MX8M Mini running NXP release imx-6.18.37-2.1.0 (Yocto wrynose), vpuenc_h264 encodes 1920x1080 input correctly but writes frame_crop_left_offset = 7 into the SPS. Players therefore show 1906x1080 instead of 1920x1080. The same hardware with the L4.14.98 BSP (Yocto sumo) produced SPS headers with no left crop. ENVIRONMENT SoC i.MX8M Mini (Hantro H1 encoder) NXP release imx-6.18.37-2.1.0 (imx-linux-wrynose manifest) Kernel linux-imx 6.18.37 imx-gst1.0-plugin 4.11.1, branch MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1, branch MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 Working reference L4.14.98 BSP, imx-gst1.0-plugin 4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA), same board REPRODUCTION No camera is involved: gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=10 \ ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ ! vpuenc_h264 ! video/x-h264,stream-format=byte-stream \ ! filesink location=/tmp/raw.h264 Inspect the SPS (on a host with FFmpeg): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" OBSERVED pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- unexpected frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (expected: 1088 - 1080) Decoded size is 1906x1080. On a recorded clip, removing the crop fields from the SPS shows a complete 1920x1088 picture with continuous image content across the left edge, so the picture data is full width and only the header's crop is wrong. EXPECTED frame_crop_left_offset = 0, giving 1920x1080 (bottom crop of 8 only, to remove the padding to 1088). Crop offsets are normally zero on the left and right when the width is already a multiple of 16. WHAT WE RULED OUT - Input data: GST_DEBUG=vpuenc:6 shows the plugin passing the VPU a 1920x1080 frame ("VPU enc width: 1920, height: 1080, fps: 60") and its output caps are width=1920,height=1080. - Camera and capture driver: reproduces with videotestsrc as the source (NV12). The same crop also appears with the real camera, whether the capture format is UYVY or YUY2, so the pixel format doesn't matter. - h264parse / mp4mux: the raw encoder output, with neither element in the pipeline, already has the crop. - Bitrate and GOP: present with the default settings and with bitrate=14000 gop-size=30. SOURCE REVIEW We compared plugins/vpu/gstvpuenc.c in imx-gst1.0-plugin 4.4.5 and 4.11.1. Differences in the Hantro path: the 4.11.1 buffer pool uses a 16 pixel horizontal alignment without the per-plane stride alignment, and it passes nOrigWidth/nOrigHeight to the wrapper. In imx-vpuwrap 4.11.1, VPU_EncSetPreProcessorDefaults starts with a crop of left 0, top 0, and VPU_EncSetCommonConfig sets origWidth = (Width + 15) & ~15. We found nothing in the plugin or wrapper that sets a left offset of 14, so we suspect the H1 encoder library or the kernel VPU driver. Is this a known issue in LF6.18.x for the Hantro H1 H.264 encoder, and is there a fix or a setting to avoid it? We currently work around it by rewriting the SPS after encoding. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop Hi @dave00dave  I've confirmed that this issue can be reproduced. I need to check with our internal team to see if this is a known issue. Best Regards, Zhiming
View full article
LPC2478 Read cycle OE width Observing almost double the OE width for below settings on LPC2478 processor. Is it common? Why? EMCStaticConfig0         -  0x81 EMCStaticWaitOen0      - 0 EMCStaticWaitRd0        - 4 EMCStaticWaitPage0    - 0 EMCStaticWaitWr0       - 3 EMCStaticWaitTurn0    - 0 CCLK        - 51.6 Mhz HCLK        - 51.6 Mhz EMCCLK   - 51.6 Mhz lpc2000 回复: LPC2478 Read cycle OE width Hi @KumarBax  EMCStaticConfig0 = 0x81 configures the static memory interface as 16-bit. With EMCStaticWaitRd0 = 4 and EMCStaticWaitOen0 = 0, the nominal read interval is five CCLK periods. At 51.6 MHz, this corresponds to approximately: 5 × 19.38 ns ≈ 96.9 ns The measured OE-low interval of approximately 193 ns is close to ten CCLK periods. One possible explanation is that the measured interval covers more than one external memory transfer. For example, if the processor performs a 32-bit read through the 16-bit EMC interface, two 16-bit transfers would be required, resulting in approximately: 2 × 96.9 ns ≈ 193.8 ns However, the OE waveform alone is not sufficient to confirm this. Could you please check the instruction/access width that generated this waveform? As a further verification, you could compare explicit 16-bit and 32-bit reads while monitoring OE, CS, and the address lines. BR Harry
View full article
S32 设计工作室平台 3.5 下载链接 您好,NXP支持团队, 我请求提供适用于 S32 Platform 3.5 的 S32 Design Studio 的安装程序和 Flexera 激活许可证密钥。此版本已存档,无法通过自助下载访问。 账户邮箱:[email protected] 应用案例:S32K3 汽车MCU开发。 请提供安装程序下载链接。谢谢。 您好恩智浦支持团队: 我需要S32 Design Studio for S32 Platform 3.5安装包。该版本已经归档,官网下载页面无法自助添加。还需要该3.5版本对应的Flexera激活许可码。我的NXP账号邮箱:【[email protected]】用途:S32K3汽车MCU开发。麻烦提供下这个安装包的下载链接,非常感谢! Re: S32 Design Studio Platform 3.5 download link 你好@YeDeDiYiZhang1 , 您想找 S32DS v3.5 有什么具体原因吗?您是否正在实施需要此 S32DS 版本的旧版软件?如果不行,我建议改用最新的 S32DS 版本。 您可以查看以下社区帖子: S32 Design Studio - 版本和更新。 S32DS 3.5 下载列于以下章节: S32 平台的 S32 设计工作室 - 3.5.x 版本。 此致, 朱利安 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link 我们的权限是一样的吗,我这只到3.6.0 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link 直接检索S32DS的资源,随意点击一个版本,下载页面可以查询到历史版本,其中有3.5.x的历史版本
View full article
EBコードがライセンスのアクティベーションコードに失敗しました こんにちは、 EB Tresos Studio 27.1.0 をアクティベートしようとしています。NXPソフトウェアアカウントで利用可能なアクティベーションコードを使用しており、有効期限は2026年12月31日です。 しかし、アクティベーションは以下のエラーで失敗します。 エラー: flxActAppActivationSend (50040, 41147, 10248) 指定された数量は、許容最大数量(0)を超えています。 ライセンスプールが空きしていないか確認し、更新されたアクティベーションコードを教えていただけますか? ありがとうございます! Re: EB code failed activate code for license こんにちは、 @Cipさん ご迷惑をおかけして申し訳ございません! この件は担当チームに報告済みです。ウェブページ上のアクティベーションコードが更新されるまでしばらくお待ちください。 ちなみに、NXPはEB Tresosの無料評価ライセンスを提供しています。製造ライセンスはElektrobit社から取得する必要があります。 よろしくお願いいたします ロビン Re: EB code failed activate code for license アクティベーションコードが更新されました。 ありがとう!
View full article
Usage and Programming Issues with S32K328 After HSE Installation Dear NXP Engineers, We are currently developing an automotive ECU based on the S32K328, with plans to utilize the HSE (Hardware Security Engine) to provide AES-CMAC services for SecOC (Secure Onboard Communication) protection. During the current development phase, we have successfully installed the HSE firmware and verified CMAC functionality on our prototypes using a debugger. We are using the S32K358 HSE Firmware version 0.2.40.0 RTM in "FULL_MEM" mode. Given the small number of prototypes, our software engineers have been performing the installation—loading the firmware, issuing commands, resetting the device, and verifying the results—manually. However, for mass production, these steps must be automated via production tooling. We would like to clarify NXP’s recommended production workflow to establish clear responsibilities among our customers, manufacturing facilities, and contract manufacturers (EMS). Specifically, we have the following questions: 1. At which stage of the production process is the HSE firmware typically installed? Is it usually performed during the initial software flashing or the security initialization phase? Are there any specific sequence constraints regarding the installation of the bootloader, the application software, the injection of production keys, the advancement of the device lifecycle, and the restriction of debug interfaces? 2. Which entity is typically responsible for this process? According to NXP’s recommended mass-production workflow, is this task generally handled by the ECU manufacturer (Tier 1) or their EMS partner? Does NXP offer an option for pre-installed HSE firmware or authorized pre-flashing for the S32K328? If so, how can we verify the delivered firmware version, mode, and security configuration status? 3. Are there any official examples or user guides for mass-production HSE installation on the S32K328? We aim to automate the entire process—identifying the current state, programming UTEST flags, downloading the firmware image, performing a reset, and verifying the HSE status and version—so that the production test system can automatically determine the outcome without requiring manual intervention (such as using an IDE or modifying watch variables). 4. How should the functional verification of cryptographic algorithms be structured for mass production? We understand that some CMAC demonstration procedures may format the key directory. What is the recommended approach for verifying algorithm functionality during factory testing—after production keys have been injected—without compromising the existing key directory or the keys themselves? How should programming files (images) be created? Is there any documentation or a defined procedure available? We would like to clarify the production stages and prerequisites for the following operations: HSE firmware installation, key directory and production key configuration, and the setup of device lifecycle states and debug permissions. Could you please provide relevant reference materials, example projects, or specific sections of the documentation? Thank you. Re: Usage and Programming Issues with S32K328 After HSE Installation Hi @adalovelace  HSE installation and provisioning can be integrated into the production process in several different ways, and customers usually have their own requirements regarding programming, key provisioning, security configuration, and manufacturing responsibilities. For this reason, there is no single production procedure that would fit every project. The flow below is intended to provide a general idea of how the process is commonly structured and which dependencies should be considered, rather than to define an exact sequence that must be followed. 1.  The HSE firmware is normally installed during the initial device-programming. The production tool can program the encrypted HSE firmware image together with the bootloader and application images. After reset, SBAF authenticates and installs the HSE firmware into the secure flash area. Recently I wrote this detailed description how to modify a project in order to install the firmware via IVT method: https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 Then you can verify that HSE initialization completed successfully and read the HSE status. Installation via IVT is usually the most convenient method. But there’s also default location method and installation via MU method. All methods are described in HSE-B firmware reference manual. There’s also application note “HSE FW install for S32K3xx [AN744810]” which can be found in Documentation-> Secure files: https://www.nxp.com/products/S32K3 A typical sequence is: - Program the IVT, encrypted HSE firmware image, bootloader and application. - Reset the device and wait for HSE initialization to complete. - Verify the HSE installation, firmware version and relevant status registers - Format the application key catalogs according to the final project configuration. - Provision or generate the required production keys. - Configure secure boot, debug authorization, and other security attributes. - Perform the required functional and production tests. - Advance the device lifecycle only after the security configuration has been successfully verified. Most development and production preparation should be performed in CUST_DEL. The transition to OEM_PROD and subsequently IN_FIELD should be scheduled near the end of provisioning because these transitions restrict key-management and debug capabilities. 2.  The process may be executed either by the Tier 1 or by an EMS partner. NXP does not prescribe which company must physically perform the operation. The Tier 1 normally defines and owns: The required HSE firmware version and memory configuration The key-catalog layout The production key hierarchy and provisioning method Secure-boot configuration Lifecycle-transition policy Debug-access policy Production acceptance criteria The EMS may execute these steps using an approved production script or programming package. However, secret production keys should not be supplied as ordinary plaintext programming data. If provisioning is performed in an untrusted manufacturing environment, an appropriate secure provisioning method must be used. The HSE firmware is not installed in the device at semiconductor manufacturing. We do not offer factory programming service. The installed version can be checked reading the HSE firmware version attribute. 3. Please follow the post already mentioned above. https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 All the steps can be automated. 4. The HSE DemoExamples (https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples) provides examples for firmware installation, key-catalog formatting, key import, cryptographic services, secure boot, lifecycle management, and debug authorization. The HSE Firmware Reference Manual and HSE Service API Reference Manual describe the installation procedures, service descriptors, attributes, return codes, and status information required to implement an automated production tool.   For secure boot, we provide this application note: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465 It’s updated version of Secure Boot application note v0.1.1.0 (AN744511) released in 2021 which can be downloaded from: https://www.nxp.com/products/S32K3 Application note can be found here: Documentation -> Secure Files -> Secure Boot Application note v0.1.1.0 (AN744511) Associated demo project can be downloaded here: Design Resources -> Software -> Secure Files -> SecureBootAppNoteDemo (SW745310) The software was not updated, so use mentioned SW745310 if you are interested. Other examples for secure boot can be found in mentioned HSE Demo Examples. There are examples for all three modes – advanced secure boot, basic secure boot and SHE secure boot. Regarding verification – it depends what you need to verify exactly. HSE firmware – you can read the version via read attribute service (hseAttrFwVersion_t) and you can read the status of HSE in FSR and GSR registers in MU_0 and in HSE GPR register at 0x4039C028 (all these registers are described in HSE-B firmware reference manual). To verify keys: you can get key information (key flags, not the key value itself) using HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFO service. Some keys can be exported (exposed) either in plain or encrypted. Another option to verify a key is a known-answer test. For example, it can be performed by submitting a defined message to the CMAC service and comparing the generated MAC against a precomputed expected value. Regards, Lukas
View full article
Clarification on i.MX95 Display Architecture For the i.MX95, can the Cortex-M7 and Cortex-A55 independently render to separate display layers/regions of a common display, with composition performed by the display subsystem hardware? If so, are there reference examples demonstrating this use case?
View full article
RT1176 MT25QL256ABA8E12 フラッシュをプログラムできません 新しい3.3V NORフラッシュ、MT25QL256ABA8E12をプログラムしようとしたときに、「20107 (0x4e8b) FlexSPINOR: SFDP Not Found」というエラーが発生しました。 以前のバージョンでは、USB経由でNORフラッシュメモリへの書き込みに成功していました。 EV設計の大きな違いはNORフラッシュデバイスです。同じフラッシュシリーズのMT25QL256ABA8E12-0AATに移行しましたが、これは3.3Vの自動車グレード部品です。 旧フラッシュメモリ:MT25QU256ABA8E12-1SIT 新しいフラッシュメモリ:MT25QL256ABA8E12-0AAT この変更により、NVCC_SD2には安定した3.3Vが供給され、新しい3.3V NORフラッシュに合わせて3.3Vレールも更新されます。 ご確認いただき、フラッシュ作業に関して他に設定が必要な箇所があればお知らせください。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash こんにちは、ギャビンさん。 ありがとうございます。 SECログに完全なFCB設定を含む書き込みファイルを添付しましたのでご確認ください。ご覧になって、ご意見をお聞かせください。 共有したいデータポイントの1つは、NOR信号をプローブしたときに、RESET#ネットが1.1~1.3Vにプルダウンされていることに気づいたことです。これは予想外のことで、今のところこの現象に対する良い説明が見つかっていません。 クリス Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash ありがとう。3.3Vレールのアップデートをすべて含んでいるデザインが確認されました。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash SFDPに加えて、供給電圧の変化により回路図設計が異なる可能性があり、1.8Vが3.3Vに変換される必要があります。関連するNOR VCC回路図とPCBレイアウトも1.8Vから3.3Vに変更してください。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash こんにちは、 @chryao さん。 ご連絡いただきありがとうございます! 「完全なFCB」テストは、FCB内のパラメータを使ってFlexSPIコントローラのみを初期化します。フラッシュに対して消去、プログラム、読み取りは行われていないため、フラッシュが実際に反応しているかどうかは確認できません。対照的に、簡略化されたオプション(0xC0000005)はフラッシュからSFDPテーブルを読み込む必要があり、両ログで唯一の本格的なフラッシュアクセスでした。20107年に失敗した。 XMCDなしでSECで完全なFCB構成を使った完全な書き込みを実行し、ログ全体を共有していただけませんか?さらに、通常のブートモードでフラッシュメモリにアクセス(読み書き)する際に、ハードウェア関連の問題の可能性を除外するために、まずテストを行うことが推奨されます。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash ログを添付します。 点滅するエラーログ CompleteFCBテスト接続合格ログ。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash @Gavin_Jia NXPがRT1176 3.3V NORフラッシュ(BGA-24パッケージ)のベンダーリストを承認しているかどうか教えてください。 Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash こんにちは、 @chryao さん。 追加のログファイルをありがとうございます。 ログを見ると、完全なFCBを持つ configure-memory はFlexSPIコントローラーのみを初期化するため、フラッシュとはデータをやり取りしません。最初の本格的なフラッシュアクセスは flash-erase-region であり、 20106 Command Failure で失敗します。 これは、以前の簡易オプションで発生した「SFDP が見つかりません」というエラー(20107)と一致します。2つの異なる設定方法が最初のリアルフラッシュアクセスで失敗し、フラッシュが全く反応していないことを示しています。これはFCBやLUTの設定ではなく、ハードウェアの問題を示唆しています。   3.3Vフラッシュの場合、RESET#の1.1〜1.3Vは有効な論理ハイではないため、フラッシュはリセットされたままか、未定義の状態に放置されている可能性が高いです。同じ理由で、SRAMからflexspi_nor_polling_transfer例を実行してもフラッシュにアクセスできないと予想されます。 まずは回路図と基板から始めることをお勧めします。まず、RESET#がクリーンで有効な3.3Vレベルを検出していることを確認してから、再度フラッシュメモリの有効化とプログラミングを試してください。 承認されたベンダーリストについて:NXPは外部NORフラッシュ用の公式AVLを維持しておらず、RTのEVKは3.3V BGA-24 NORを使っていません。一般的に、JEDEC SFDP標準をサポートするシリアルNORフラッシュはFlexSPIで動作するはずです。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: RT1176 Not able to program MT25QL256ABA8E12 flash これら2つのNORデータシートによると、MT25QL256ABA 3.3VはMT25QU256ABA 1.8Vと同じコマンドリストを共有しており、以下の96Hコマンドが期待されます。ご確認ください。 一方、MT25QU256ABA MT25QL256ABAと比べて最大クロック周波数が高い場合は、ソフトウェアの設定を確認し、周波数を下げて確認してください
View full article
如何禁用mpc5775k核心间数据交换的数据缓存? 尊敬的先生: 我正在调试一个基于“Example_MPC5775K-Semaphores-S32DS”示例的mpc5775k程序。core0 将向位于 0x40000000 的 sharestruct 写入数据,core 1 将从 sharestruct 读取数据。问题是核心 1 读取的数据从未改变,我认为这是因为数据来自缓存,没有更新。核心 1 的启动。该文件是从示例中复制的,其中包含 DISABLE_CACHE 部分。核心 0 的启动文件是由 S32DS 自动生成的。如果使用与核心 1 相同的文件,程序将跟踪。我不知道原因。我的问题是,如何禁用数据缓存,以便当核心 0 写入数据时,核心 1 能够及时处理并传输数据?谢谢,此致敬礼。 Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? 根据您的描述,该问题可能是由于共享内存可缓存造成的。原始的 Example_MPC5775K-Semaphores-S32DS 禁用了两个核心上的指令缓存和数据缓存,因为共享内存不能被缓存。它还在链接器文件中定义了一个专用的共享内存部分,并使用 SEMA42 保护访问。 首先,请确认包含 sharestruct 的共享区域在两个核心上都配置为缓存抑制。虽然可以禁用整个数据缓存,但通常最好只将共享区域配置为禁用缓存,因为全局禁用缓存会影响性能。 还要验证 sharestruct 是否声明为 volatile,以及两个核心是否使用相同的地址和兼容的链接器定义。 不应单独复制示例中的启动文件,因为它可能依赖于该示例中的其他初始化和链接器设置。请提供 Core 0 和 Core 1 的启动文件、链接器文件、S32 Design Studio 版本,以及替换 Core 0 启动文件后执行停止的指令。 主要变化:我将答案的重点放在了可能的根本原因上,即两个核心上的缓存配置,同时避免了缓存肯定是罪魁祸首的未经证实的假设。我还要求提供分析启动卡顿问题所需的最基本项目详情。 Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? 通过将示例中 core1 的 startup.s 文件替换为自动生成的 startup.s 文件,问题得以解决。文件,然后重新编译项目,程序似乎运行正常。核心 0 写入共享内存,核心 1 正确读取。
View full article