Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
我的 S32 Design Studio for PA 2017.R1 的 S32DS 许可证 你好: 我的 S32 Design Studio for PA 2017.R1 的 S32DS 许可证已过期。请您帮忙检查并延长一下期限好吗? 谢谢!
記事全体を表示
CapCut Pro For PC Latest (Fully Activated) 2027 CapCut is a popular video editing application used for creating social media videos, short clips, and professional-looking content. Its Pro edition provides additional creative tools, effects, and editing options. Get CapCut Pro Modified versions claiming to unlock premium features are also discussed across various platforms. However, these versions may introduce security and reliability concerns. Key Features of CapCut Pro Advanced Video Editing: Timeline-based editing with trimming, transitions, and layering. Premium Effects: Access to additional filters, animations, and visual effects. AI Editing Tools: Features such as background removal and automated editing assistance. Audio Editing: Tools for adjusting sound, voice effects, and background audio. Export Options: Multiple video resolutions and export settings, depending on the platform and subscription. Important Security Considerations Unofficial modified installers may contain harmful software, cause unexpected crashes, or compromise personal data. Some features may also stop working after application updates. Final Thoughts CapCut Pro offers useful editing capabilities for content creators, but obtaining the application through official sources is the safer approach for maintaining security and receiving updates. Community Discussion: Which CapCut editing features do you find most useful, and have you noticed any performance differences between recent versions? RF
記事全体を表示
BossV 出品的 BFT 工具 v1.8,适用于所有安卓设备,最新版 (2027) BFT Best Flash Tool 由 BossV 开发,是一款基于 Windows 的移动设备维修工具,专为支持 Android 智能手机而设计。它将不同的设备维护选项、固件相关操作和芯片组特定模块整合到一个桌面界面中。 👉下载 BFT 工具   👉获取 BFT 工具 . 该软件面向对安卓设备维修、故障排除和固件维护感兴趣的移动技术人员和用户。 BFT Best Flash Tool 是什么? BFT Tool 是一款与 Android 设备维护相关的移动软件实用程序。它旨在帮助用户通过不同的连接模式和服务模块与支持的智能手机进行交互。 根据版本和设备兼容性,其可用功能可能包括设备检测、固件操作和选定的维护程序。 主要特性 BFT 工具通常与多种移动服务功能相关联。 设备信息:识别已连接的设备并检索可用的硬件和软件信息。 固件操作:在支持的智能手机上使用兼容的固件包。 MTK 支持:为兼容的联发科设备提供部分功能。 高通支持:为支持的基于高通芯片的智能手机提供选项。 紫光展锐支持:包含对兼容紫光展锐设备的特定维修功能。 ADB 和 Fastboot:支持通过 Android 通信接口执行特定操作。 设备维护:提供支持的软件维护和故障排除选项。 支持的芯片组平台 联发科(MTK) 联发科模块适用于兼容的基于MTK芯片的安卓智能手机。可用功能取决于设备型号、芯片组代数、固件和连接模式。 高通 高通部分主要介绍使用高通处理器的兼容设备。设备检测和服务选项取决于支持的型号和所需的驱动程序。 紫光展锐(SPD) Unisoc 模块适用于搭载兼容 Unisoc 芯片组的智能手机。支持的功能可能因制造商和设备型号而异。 设备兼容性 BFT Tool 与多家安卓智能手机制造商合作,包括三星、小米、红米、OPPO、vivo、realme、Tecno 和 Infinix。 然而,品牌级别的兼容性并不能保证每个型号或维修操作都得到支持。用户应在操作前确认设备兼容性。 系统要求 为了获得合适的桌面环境,请考虑以下一般要求: 推荐元器件 操作系统 Windows 10/11 处理器 英特尔或AMD 内存 4 GB 或更高 存储 可用磁盘空间 USB连接 功能正常的USB端口 驱动程序 兼容的 USB 和芯片组驱动程序 实际要求可能因软件版本而异。 安装和准备 在使用 BFT 工具版本之前,请确保 Windows 环境已正确准备。 请从可信且经过验证的来源获取软件。 如果下载的文件是压缩的,请解压缩。 安装所需的USB和芯片组驱动程序。 根据应用程序文档用上市,不用发布应用程序。 使用合适的 USB 数据线连接支持的安卓设备。 在选择任何操作之前,请先确认设备已检测到。 重要兼容性说明 固件和维护操作需要精心准备。开始之前,请务必检查确切的型号和固件版本。 尽可能备份重要信息。使用错误的固件包或执行不支持的操作可能会导致数据丢失或设备故障。 为什么选择BFT工具? 集成式移动服务工具可以通过一个应用程序访问多个模块,从而使日常维修工作流程更加便捷。 对于使用受支持的 Android 设备并希望拥有集中式设备信息、固件相关任务和软件维护环境的技术人员来说,BFT Tool 值得探索。 总结与展望 BFT Best Flash Tool 由 BossV 开发,是一款专为 Android 设备维护和芯片组相关操作而设计的移动服务实用程序。它的吸引力在于将不同的服务选项整合到一个桌面应用程序中。 在使用任何版本之前,请验证其真实性、版本信息、设备兼容性和文档,以确保可靠的服务体验。 阿德里安·韦尔 🥇 射频
記事全体を表示
NXP i.MX 93 Yocto Linux – How to Configure a Custom BSP Image? Hello everyone, I'm researching the recommended process for building a custom Yocto Linux image for the NXP i.MX 93 platform. Which configuration files should be reviewed when adding custom packages and board-specific changes? Is it better to create a separate custom layer rather than modifying the existing NXP BSP layers? Any suggestions for maintaining compatibility during BSP updates would be helpful. Thanks!
記事全体を表示
SamFw Frp Tool v6.2 Samsung Device Utility (2027) SamFW FRP Tool is a Windows-based utility developed for working with supported Samsung Android devices. It is associated with device information, firmware-related functions, and mobile servicing operations. Get Samfw FRP Tool The software is commonly discussed in the Android repair community, particularly in relation to Samsung device maintenance and troubleshooting. What Is SamFW FRP Tool? SamFW FRP Tool is a desktop application designed to provide several Samsung-related device management functions through a computer. It offers a collection of utilities that interact with compatible devices through USB connections and supported communication modes. Available features depend on the software version, Android release, and device model. Main Features Some of the functions associated with SamFW FRP Tool include: Device Detection: Identifies supported Samsung devices connected to a computer. Device Information: Displays available device details. ADB Functions: Provides selected operations through Android Debug Bridge. Firmware Information: Helps users work with supported Samsung firmware information. MTP Functions: Includes selected operations involving Media Transfer Protocol. USB Communication: Uses supported USB connection modes for device interaction. Software Maintenance: Offers selected utilities for compatible Samsung devices.
記事全体を表示
TSM Pro Tool 2.4.1 最新バージョン アクティベート済み {2027} TSM Pro Toolは、Androidスマートフォンのメンテナンスやソフトウェアトラブルシューティングに関連するユーティリティです。これは、デバイス診断、ファームウェア関連の問題、互換性のあるAndroidモデルに取り組むモバイル技術者にとって重要です。 TSM Proツールを入手 ソフトウェアを使用する前に、技術者は機器の互換性、接続要件、利用可能なメンテナンス機能を理解しておく必要があります。 主な特徴と考慮事項 デバイス互換性:対応スマートフォンのブランド、モデル、チップセットを操作前に確認してください。 USBコネクティビティ: 適切なドライバと信頼できるUSBケーブルは、安定したデバイス通信のために重要です。 ソフトウェア保守: 利用可能な修理機能は、インストールされたツールのバージョンやコネクテッドデバイスによって異なります。 接続モード: 一部の操作では特定のAndroid接続モードが必要な場合があります。 技術インターフェース: ユーザーはシステム変更を行う前に利用可能なオプションに慣れておくべきです。 基本設定ガイド Windowsのシステム要件を確認してください。 信頼できる供給元から適切なTSM Proツールインストーラーを入手してください。 必要なAndroidのUSBドライバをインストールしてください。 互換性のあるスマートフォンをコンピューターに接続してください。 アプリケーションを開き、デバイス検出を確認してください。 続行する前に、サポートされている操作を確認してください。 おわりに TSM Pro Toolは、Androidのメンテナンスワークフローを探求する技術者にとって有用かもしれません。互換性の確認、バックアップの維持、信頼できる技術ドキュメントの遵守により、予期せぬソフトウェア問題の軽減に役立ちます。 コミュニティディスカッション 最近のAndroidスマートフォンでTSM Pro Toolを試したことがある人はいますか?どのデバイスモデルを扱ったことがあり、接続やドライバの問題に遭遇しましたか? RF
記事全体を表示
SamFw Frp Tool v6.2 Samsungデバイスユーティリティ (2027) SamFW FRPツール は、対応するSamsungのAndroidデバイスで動作するために開発されたWindowsベースのユーティリティです。これはデバイス情報、ファームウェア関連機能、モバイルサービス操作に関連しています。 Samfw FRPツールを入手 このソフトウェアはAndroidの修理コミュニティでよく話題に上っており、特にサムスン端末のメンテナンスやトラブルシューティングに関連しています。 SamFW FRPツールとは何ですか? SamFW FRPツールは、コンピュータを通じてサムスン関連のデバイスマネジメント機能を提供するために設計されたデスクトップアプリケーションです。 これは、USB接続およびサポートされている通信モードを介して互換性のあるデバイスと連携するユーティリティ群を提供します。利用可能な機能はソフトウェアのバージョン、Androidのリリース、デバイスモデルによって異なります。 主な特長 SamFW FRPツールに関連する機能には、以下のようなものがあります。 デバイス検出: パソコンにコネクテッドされた対応するサムスンデバイスを識別します。 デバイス情報:利用可能なデバイスの詳細情報を表示します。 ADB機能: Android Debug Bridgeを通じて選択された操作を提供します。 ファームウェア情報: ユーザーがサポートされたSamsungファームウェア情報を扱うのをサポートします。 MTP機能: メディア転送プロトコルに関わる選択された操作を含みます。 USB通信:デバイスとのやり取りには、サポートされているUSB接続モードを使用します。 ソフトウェアメンテナンス: 対応のSamsungデバイス向けに選ばれたユーティリティを提供します。
記事全体を表示
TSM Pro Tool 2.4.1 Latest Version Activated {2027} TSM Pro Tool is a utility associated with Android smartphone maintenance and software troubleshooting. It is relevant to mobile technicians who work with device diagnostics, firmware-related issues, and compatible Android models. Get TSM Pro Tool Before using the software, technicians should understand its device compatibility, connection requirements, and available maintenance functions. Key Features and Considerations Device Compatibility: Review the supported smartphone brands, models, and chipsets before performing operations. USB Connectivity: Proper drivers and a reliable USB cable are important for stable device communication. Software Maintenance: Available repair functions depend on the installed tool version and connected device. Connection Modes: Some operations may require specific Android connection modes. Technical Interface: Users should become familiar with the available options before making system changes. Basic Setup Guide Check the Windows system requirements. Obtain the appropriate TSM Pro Tool installer from a trusted source. Install the necessary Android USB drivers. Connect a compatible smartphone to the computer. Open the application and verify device detection. Review supported operations before proceeding. Final Thoughts TSM Pro Tool may be useful for technicians exploring Android maintenance workflows. Checking compatibility, maintaining backups, and following reliable technical documentation can help reduce unexpected software issues. Community Discussion Has anyone tested TSM Pro Tool with recent Android smartphones? Which device models have you worked with, and what connection or driver issues have you encountered? RF
記事全体を表示
Microsoft Office 2021-2024 Professional Plus Latest Microsoft Office Professional Plus is a productivity software suite designed for document creation, spreadsheet management, presentations, and business communication. Get Microsoft Office Office Professional Plus 2021 and Office LTSC Professional Plus 2024 are perpetual-license editions intended primarily for organizations using volume licensing. Both provide familiar desktop applications, although their features and compatibility requirements differ. Key Features Microsoft Word: Create, edit, and format professional documents. Microsoft Excel: Manage spreadsheets, formulas, charts, and data analysis. Microsoft PowerPoint: Design presentations with slides, animations, and visual elements. Microsoft Outlook: Organize emails, calendars, contacts, and appointments. Microsoft Access: Create and manage desktop databases on supported Windows systems. Office 2021 vs Office 2024 Office Professional Plus 2021 provides essential productivity applications for everyday business tasks. Office LTSC Professional Plus 2024 introduces selected improvements to performance, accessibility, and application features while maintaining a traditional desktop licensing model. How to Install Microsoft Office Professional Plus Check your Windows version and hardware compatibility. Confirm that your organization has a valid license. Obtain the appropriate installation package through Microsoft's authorized deployment channels. Follow the installation instructions for your licensed edition. Open an Office application and complete the authorized activation process. Final Thoughts Microsoft Office Professional Plus remains a practical choice for organizations that prefer locally installed productivity applications. Choosing between the 2021 and 2024 editions depends on licensing, compatibility, and required features. Community Discussion For users who have worked with both Office Professional Plus 2021 and Office LTSC Professional Plus 2024, which version provides better performance and compatibility with your existing documents? RF
記事全体を表示
BFT Tool v1.8 by BossV For All Android Devices Latest (2027) BFT Best Flash Tool by BossV is a Windows-based mobile servicing utility designed for working with supported Android smartphones. It brings together different device maintenance options, firmware-related operations, and chipset-specific modules in a single desktop interface. 👉Download BFT Tool   👉Get BFT Tool . The software is aimed at mobile technicians and users interested in Android device servicing, troubleshooting, and firmware maintenance. What Is BFT Best Flash Tool? BFT Tool is a mobile software utility associated with Android device servicing. It is designed to help users interact with supported smartphones through different connection modes and servicing modules. Depending on the version and device compatibility, its available functions may cover device detection, firmware operations, and selected maintenance procedures. Key Features BFT Tool is commonly associated with several mobile servicing features. Device Information: Identify connected devices and retrieve available hardware and software information. Firmware Operations: Work with compatible firmware packages on supported smartphones. MTK Support: Provides selected functions for compatible MediaTek devices. Qualcomm Support: Offers options for supported Qualcomm-based smartphones. Unisoc Support: Includes selected servicing functions for compatible Unisoc devices. ADB and Fastboot: Supports selected operations through Android communication interfaces. Device Maintenance: Provides supported software maintenance and troubleshooting options. Supported Chipset Platforms MediaTek (MTK) The MediaTek module is intended for compatible MTK-based Android smartphones. Available functions depend on the device model, chipset generation, firmware, and connection mode. Qualcomm The Qualcomm section focuses on compatible devices using Qualcomm processors. Device detection and servicing options depend on the supported model and required drivers. Unisoc (SPD) The Unisoc module is intended for smartphones powered by compatible Unisoc chipsets. Supported functions may vary between manufacturers and device generations. Device Compatibility BFT Tool is associated with various Android smartphone manufacturers, including Samsung, Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, Realme, Tecno, and Infinix. However, brand-level compatibility does not guarantee that every model or servicing operation is supported. Users should verify individual device compatibility before proceeding. System Requirements For a suitable desktop environment, consider the following general requirements: Component Recommended Operating System Windows 10 / 11 Processor Intel or AMD RAM 4 GB or higher Storage Available free disk space USB Connection Functional USB port Drivers Compatible USB and chipset drivers Actual requirements may vary depending on the software release. Installation and Preparation Before using a BFT Tool release, make sure the Windows environment is properly prepared. Obtain the software from a trusted and verified source. Extract the downloaded package if it is compressed. Install the required USB and chipset drivers. Launch the application according to its documentation. Connect a supported Android device using a suitable USB cable. Confirm device detection before selecting any operation. Important Compatibility Notes Firmware and servicing operations require careful preparation. Always check the exact model number and firmware version before starting. Back up important information whenever possible. Using an incorrect firmware package or an unsupported operation may result in data loss or device malfunction. Why Choose BFT Tool? An integrated mobile servicing utility can make everyday repair workflows more convenient by providing access to multiple modules from one application. BFT Tool is worth exploring for technicians who work with supported Android devices and want a centralized environment for device information, firmware-related tasks, and software maintenance. Final Thoughts BFT Best Flash Tool by BossV is a mobile servicing utility designed around Android device maintenance and chipset-related operations. Its appeal comes from bringing different servicing options into one desktop application. Before using any release, verify its authenticity, version information, device compatibility, and documentation to ensure a reliable servicing experience. Adrian Vale 🥇 RF
記事全体を表示
识别请求:TO-92封装元器件,标记为G1750S / 4997E2 您好 NXP,我想识别一个 3 引脚 TO-92 封装的元器件,它看起来像是一个磁性(霍尔效应)传感器。正面标记: -第 1 行: G1750S -第 2 行:4997E2 另一面的标记:文字为“00ZNXP”(或“QOZNXP”)。我已附上两面和导线的清晰照片。请问您能告诉我吗: 1.确切的零件编号 2.数据手册和引脚图(VCC / GND / OUT) 3.它是锁存器类型还是开关类型,以及它的供电电压范围 4.该产品是否仍在生产,或者是否有推荐的替代品?非常感谢您的帮助    
記事全体を表示
CapCut Pro PC 版最新版(已完全激活)2027 CapCut 是一款流行的视频编辑应用程序,用于创建社交媒体视频、短片和专业级内容。其专业版提供额外的创意工具、特效和编辑选项。 获取 CapCut Pro 各种平台上也讨论了声称可以解锁高级功能的修改版本。然而,这些版本可能会带来网络安全和可靠性问题。 CapCut Pro 的主要功能 高级视频编辑:基于时间轴的编辑,包括剪辑、转场和图层叠加。 高级特效:可使用额外的滤镜、动画和视觉特效。 AI编辑工具:具备背景移除和自动编辑辅助等功能。 音频编辑:用于调整声音、语音效果和背景音频的工具。 导出选项:多种视频分辨率和导出设置,具体取决于平台和订阅情况。 重要的网络安全注意事项 非官方修改的安装程序可能包含有害软件,导致意外崩溃,或泄露个人数据。应用程序更新后,某些功能可能也会停止工作。 总结与展望 CapCut Pro 为内容创作者提供了实用的编辑功能,但通过官方渠道获取该应用程序是维护网络安全和接收更新的更安全方法。 社区讨论:您觉得 CapCut 的哪些编辑功能最实用?您是否注意到最近几个版本之间在性能上有任何差异? 射频
記事全体を表示
NXP i.MX 93 Yocto Linux – 如何配置自定义 电路板支持包。 镜像? 大家好, 我正在研究为 NXP i.MX 93 平台构建自定义 Yocto Linux 镜像的推荐流程。 添加自定义软件包和特定于板的更改时,应该检查哪些配置文件? 创建单独的自定义层是否比修改现有的 NXP 电路板支持包。层更好? 对于如何在电路板支持包。更新期间保持兼容性,任何建议都将不胜感激。 谢谢您!
記事全体を表示
Microsoft Office 2021-2024 Professional Plus 最新版 Microsoft Office Professional Plusは、ドキュメント作成、スプレッドシート管理、プレゼンテーション、ビジネスコミュニケーションのために設計された生産性向上ソフトウェアスイートです。 Microsoft Office を入手 Office Professional Plus 2021およびOffice LTSC Professional Plus 2024は、主にボリュームライセンスを利用する組織向けに設計された永続ライセンス版です。両者とも馴染みのあるデスクトップアプリケーションを提供しますが、機能や互換性要件は異なります。 主な特長 Microsoft Word:プロフェッショナルな文書の作成、編集、書式設定を行います。 Microsoft Excel:スプレッドシート、数式、グラフ、データ分析を管理します。 Microsoft PowerPoint: スライド、アニメーション、ビジュアル要素を用いたプレゼンテーションのデザイン。 Microsoft Outlook: メール、カレンダー、連絡先、予定を整理できます。 Microsoft アクセス: 対応するWindowsシステム上でデスクトップデータベースを作成・管理できます。 Office 2021とOffice 2024の比較 Office Professional Plus 2021は、日常の業務に必要な生産性向上アプリケーションを提供します。 Office LTSC Professional Plus 2024は、従来のデスクトップライセンスモデルを維持しつつ、パフォーマンス、アクセシビリティ、アプリケーション機能の選定的な改善を導入します。 Microsoft Office Professional Plus のインストール方法 お使いのWindowsのバージョンとハードウェアの互換性を確認してください。 組織が有効なライセンスを保有していることを確認してください。 Microsoftの認可された展開チャネルを通じて適切なインストールパッケージを取得してください。 ライセンス版のインストール手順に従ってください。 Officeアプリケーションを開き、認可されたアクティベーションプロセスを完了してください。 おわりに Microsoft Office Professional Plusは、ローカルインストールの生産性アプリケーションを好む組織にとって依然として実用的な選択肢です。2021年版と2024年版のどちらを選ぶかは、ライセンス、互換性、および必要な機能によって決まります。 コミュニティディスカッション Office Professional Plus 2021とOffice LTSC Professional Plus 2024の両方を使っているユーザーにとって、どちらのバージョンが既存ドキュメントに対してより良いパフォーマンスと互換性を提供しますか? RF
記事全体を表示
TFT Unlock Tool v6.2 セットアップ(すべてモバイル)最新2027年有効化 TFTツールは、Androidデバイスの保守、ソフトウェアのトラブルシューティング、サポートされた修理作業にモバイル技術者がよく使用するWindowsベースのユーティリティです。 このツールは単一のインターフェースで複数の機能を備えており、異なるAndroidデバイスで作業する技術者にとって有用です。 TFTツールを入手 主な特長 デバイス検出: PCにコネクテッドされた互換性のあるAndroidデバイスの識別を支援します。 ファームウェア運用: 選択されたソフトウェア保守タスクをサポートします。 Androidトラブルシューティング: 対応デバイスの診断用ユーティリティを提供します。 複数の接続モード:対応するデバイスモードの機能を提供します。 技術者に優しいインターフェース: 利用可能な作業を整理し、ナビゲーションを容易にします。 基本設定ガイド ツールのWindows互換性とシステム要件を確認してください。 信頼できる供給元から適切なインストーラーを入手してください。 必要なUSBドライバをインストールしてください。 信頼できるUSBケーブルで対応するAndroid端末を接続しましょう。 TFTツールを開き、デバイスモデルで利用可能な機能を確認してください。 おわりに TFTツールはAndroidのメンテナンスに役立ちますが、対応機能がデバイスモデル、チップセット、ソフトウェアバージョンによって異なります。ユーザーは修理作業を行う前に互換性を確認し、重要なデータのバックアップを行うべきです。 コミュニティディスカッション: 最近のAndroidデバイスでTFT Toolを使ったことがある方はいらっしゃいますか?皆さんの経験で、安定して動作した機能は何ですか?
記事全体を表示
Adobe Photoshop CC 电脑版最新版本 2027 Adobe Photoshop CC 是一款专业图像编辑应用程序,被摄影师、平面设计师和数字艺术家广泛使用。它为照片修饰、图像处理、数字艺术作品和创意设计项目提供了强大的工具。 获取 Adobe Photoshop CC Photoshop 提供了一个灵活的工作空间,包含层、蒙版、调整工具和高级选择功能,使用户能够更精确地管理详细的编辑任务。 主要特性 基于层的编辑:独立组织图像、文本和设计元素。 高级选择工具:选择对象并细化边缘以进行详细编辑。 生成式填充:使用支持的 AI 功能添加、删除或修改图像内容。 色彩校正:调整曝光、对比度、饱和度和色彩平衡。 智能对象:在保留原始图像数据的同时应用变换和滤镜。 如何安装 Adobe Photoshop CC 访问Adobe官方网站。 下载并安装 Adobe Creative Cloud 桌面应用程序。 使用您的 Adobe 帐户登录。 找到 Photoshop 并选择安装选项。 用上市,不用发布 Photoshop 并配置工作区。 总结与展望 Adobe Photoshop CC 仍然是一款功能全面的应用程序,适用于专业图像编辑和创意项目。它结合了传统编辑工具和现代人工智能功能,使其适用于各种设计工作流程。
記事全体を表示
UUUツールを使用してNXP i.MX 8M MiniのUSBデバイス検出を修正する方法は? こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 Windows 11のUniversal Upgrade Utility(UUU)を使って、NXP i.MX 8M Mini EVKでUSBデバイス検出をトラブルシューティングする推奨方法は何ですか? 信頼できるファームウェアプログラムのために、特定のUSBドライバや起動モードの設定が必要ですか? 何か提案や関連するドキュメントがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 Re: How to Fix USB Device Detection on NXP i.MX 8M Mini Using UUU Tool? こんにちは@bft uuu -lsusbコマンドを使ってi.MX8MMが検出されているか確認できます。 パソコンにはUSB-UARTドライバをインストールしている必要があります。そうしないとUUUがimx8mmを正しく検出できます。しかし、Windowsは通常これらのドライバを自動的にダウンロードします。 UUUツールを使用する際に、何か具体的な問題が発生していますか? B.R
記事全体を表示
您在嵌入式项目中使用哪些NXP开发工具? 大家好, 我很有兴趣了解恩智浦用户在嵌入式系统和微控制器项目中更倾向于使用哪些开发工具和软件。 我见过开发人员使用不同的 NXP 平台,包括 i.MX 处理器、LPC 微控制器和 MCX 设备。 我想听听社区的意见: 您最常使用哪些恩智浦(NXP)开发板? 您更喜欢 MCUXpresso IDE 还是其他开发环境? 在调试或刷写固件时,您通常会遇到哪些挑战? 有没有什么对初学者有用的工具或资源可以推荐? 非常期待听到您的经验、建议和技巧。 期待与大家讨论!        
記事全体を表示
NXP i.MX 8M Plus Linux 启动问题 – 如何调试内核启动? NXP社区的各位好, 我正在寻找有关在 i.MX 8M Plus 平台上调试 Linux 启动问题的指导。 当 U-Boot 完成但 Linux 无法正常启动时,建议的故障排除步骤是什么? 调查应该从内核启动参数、设备树配置还是电路板支持包。兼容性开始? 我希望得到一些有用的UART日志和官方调试文档的推荐。 谢谢!
記事全体を表示
IDM 6.43 版本 52 补丁及激活密钥 最新版 2027 Internet Download Manager (IDM) 是一款 Windows 应用程序,旨在高效管理文件下载。它提供浏览器集成、下载计划和文件组织功能,帮助用户处理大文件和多个下载任务。 获取IDM IDM 通常被 Windows 用户使用,他们希望更好地控制下载任务,并在服务器支持的情况下恢复中断的传输。 主要特性 下载加速:在支持的情况下,使用分段下载来提高传输效率。 暂停和恢复:允许用户在源支持恢复下载的情况下继续中断的下载。 浏览器集成:通过 IDM 集成模块与受支持的浏览器配合使用。 下载计划程序:帮助组织和安排下载任务。 文件整理:根据文件格式自动对下载的文件进行分类。 如何在 Windows 上安装 IDM 从其官方网站获取IDM安装程序。 运行安装程序并按照安装说明进行操作。 在浏览器中启用IDM集成模块。 配置下载位置和连接偏好设置。 使用您有权下载的文件测试安装。 总结与展望 对于经常处理大型文件的 Windows 用户来说,IDM 仍然是一款实用的下载管理工具。它的日程安排、浏览器集成和断点续传功能使其对日常任务非常有用。
記事全体を表示