Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
驱动程序文档缺少标题信息 我正在为 S32DS 中的 S32K116 开发一个项目。 到现在为止,我已经弄清楚了 RTD 在 IP 驱动程序与 MCAL/AUTOSAR 之间的工作原理。 由于资源可能有限,我目前将项目范围限定在 IP 驱动程序上。 我还发现,在“组件”视图中右键单击 IP 驱动程序元器件,就可以找到有关该元器件的文档。 但是,我发现文档中并没有列出在使用所描述的功能时,每个驱动程序应该包含哪些标头。 我怎么可能知道这些信息?是否有其他文件或清单对此有明确规定? Re: driver documentation missing header information 你好 通常,每个 IP 驱动程序的顶级公共标头都遵循以下命名约定: _Ip.h(例如。Flexcan_Ip.h,Lpspi_Ip.h,Clock_Ip.h,Adc_Sar_Ip.h)。该头部信息需要包含在您的应用程序源代码中。 您还可以查看 RTD 中提供的示例,了解需要包含哪些头文件: Julin_AragnM_1-1789513358457.pngJulin_AragnM_1-1789513358457.png FlexCAN -> FlexCAN_Ip.h 平台/中断控制器 -> IntCtrl_Ip.h Port/Siul2 -> Siul2_Port_Ip.h Dio/Siul2 -> Siul2_Dio_Ip.h 您可以在 RTD 安装路径中查找这些头文件:"C:\NXP\S32DS.3.x.x\S32DS\software\PlatformSDK_S32K1_S32M24\RTD\ _TS_...\include\" 此致, 朱利安
記事全体を表示
driver documentation missing header information I am developing a project for a S32K116 inside S32DS. By now I figured out how the RTD works regarding to IP Drivers vs MCAL/AUTOSAR. I will limit my project to the IP Drivers for now due to possible resource constraints. I also figured out that I can find documentation about an IP Driver component by rightclicking on it inside the Components view.  However, I found that it is not listed inside the documentation which headers to include for each driver when using one of the described functions. How am I supposed to know that information? Is there a different document or list where this is specified? Re: driver documentation missing header information Hello  USually, the top-level public header for each IP driver follows the naming convention _Ip.h (e.g. Flexcan_Ip.h, Lpspi_Ip.h, Clock_Ip.h, Adc_Sar_Ip.h). That header is what you include in your source application code. You can also look at the examples provided inside the RTD for which header files to include: Julin_AragnM_1-1789513358457.pngJulin_AragnM_1-1789513358457.png FlexCAN -> FlexCAN_Ip.h Platform/Interrupt Controller -> IntCtrl_Ip.h Port/Siul2 -> Siul2_Port_Ip.h Dio/Siul2 -> Siul2_Dio_Ip.h You can look for these header files inside the RTD installation path: "C:\NXP\S32DS.3.x.x\S32DS\software\PlatformSDK_S32K1_S32M24\RTD\ _TS_...\include\" Best regards, Julián
記事全体を表示
KE18F512VLH16 ECC RAM シングルビット訂正 先日@sean_dvorscakさんが投稿された記事( KE1 ECC RAM シングルビット訂正)に関連して、追加の質問があります。 @Celeste_Liuは答えた。 ->> オプションのスクラブを実装する場合は、アクセスを実際のアクセスサイズやスクラブの粒度に基づいてアライメントし、生の MCM_LMFAR 値に盲目的に合わせないでください。また、アドレスを適切にアラインメントし、アクセスサイズが有効であることを確認しない限り、固定4バイトのアクセスは使わないでください。 MCM_LMFATR[PEFSIZE]を使ってアクセスサイズを判定できますか?もしそうなら、これをMCM_LMFARと組み合わせて読み取り・正解・書き込み操作を実装することは可能でしょうか?例えば、MCM_LMFATR[PEFSIZE]が3'b000で8ビットアクセスを示している場合、MCM_LMFARで示されたアドレスから8ビットの読み込みを行い、同じアドレスに8ビットの書き込みをして誤りを訂正することは可能でしょうか?同様に、MCM_LMFATR[PEFSIZE]が3'b010で32ビットアクセスを示している場合、アライメントを気にせずにMCM_LMFARで示されたアドレスに32ビット書き込みを行うことはできますか? Re: KE18F512VLH16 ECC RAM Single Bit Correction こんにちは、@rseigle77 さん。 あなたの投稿を拝見しました。この件について少し調査させてください。詳しい情報が分かり次第、改めてご連絡いたします。 BR セレステ Re: KE18F512VLH16 ECC RAM Single Bit Correction こんにちは@Celeste_Liu - P7は最終アプリケーションの名前です。 Re: KE18F512VLH16 ECC RAM Single Bit Correction こんにちは、@rseigle77 さん。 ご質問につきましては、社内の担当チームに調査を依頼する必要があります。当社の手続きに従い、 最終的な申請 名を記載してください。 ご協力ありがとうございました。 BR セレステ Re: KE18F512VLH16 ECC RAM Single Bit Correction こんにちは、 @Celeste_Liu さん、この件について何か進展はありますか?
記事全体を表示
MPC5775B – アプリケーションからRAppIDへのブートローダー移行 こんにちは、NXPチームの皆さん。私はCANフラッシングに RAppIDブートローダーを組み合わせたCAN フラッシングをMPC5775Bしています。 RAppID FBLのソースコードは持っていないので、既存のFBLを修正することはできません。 実行中のアプリケーションが既存のRAppID FBLにプログラミングモードに入るよう要求するサポートされたメカニズムはありますか? もしそうなら、MPC5775Bに必要なアプリケーション→FBLエントリシーケンスは何ですか? これには特定のリセットや起動機構が必要なのでしょうか、それともRAppIDはアプリケーションからFBLを要求する別の方法を提供しているのでしょうか? Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition こんにちは、 RAppID FBLには、実行中のアプリケーションがプログラム的にFBLエントリを要求するための組み込みかつ文書化されたAPIはありません。MPC57xx用のRAppIDブートローダーは、クローズドバイナリでフラッシュ常駐ブートローダー(事前コンパイル済みの.rbfとして配布)ですソースコードが提供されておらず、変更も不可能なファイル) これをトリガーする標準的なメカニズムは、アプリケーションからのランタイム呼び出しではなく、リセット+ブートタイムフラグチェックです。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: MPC5775B – Application to RAppID Bootloader transition ありがとう、ピーター。リセット処理に続いて起動時のフラグチェックが行われる仕組みだと理解しました。RAppID FBLのソースコードがない場合は、MPC5775BチェックのRAppID FBLにどのようなブートタイムフラグや条件があるのか、またアプリケーションがリセット前にどのように設定・要求できるのか、説明していただけますか? これは特定のRAMアドレス/マジック値、リセット原因条件、設定フィールド、または別のメカニズムでしょうか?もしこのフラグを設定するためのアプリケーション側の手順やドキュメントがあれば、ぜひ教えていただけませんか?
記事全体を表示
Some suggestions for Gui-guider 2.0 I hope Gui-guider 2.0 will add an option in the settings to control whether timestamps in the generated files are enabled or disabled. Then each generated page (screen) will have a corresponding gg_event_screen.c file, even if my page does not register any events. We want to prevent any event content from being generated when no events are registered. Additionally, I would like a mechanism to selectively include some images or resources that are not currently displayed in the project. Although it is possible to include images and fonts from the ghost page into the project, it is not very elegant. Regarding fonts, there is currently a setting in the settings to control the default generation range of all fonts. Hopefully, in the future, we can control the generation range of all fonts. Acknowledgments 回复: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678 , Thank you very much for your feedback. These suggestions are invaluable to us, and we will consider making corresponding optimizations and improvements in future releases. We hope the GUI Guider will be helpful to your work. Please feel free to provide any feedback or suggestions you may have in the future. Best Regards, Wenbin Re: Gui-guider 2.0的一些建议 Hi @Xu_556678, I would like to add an input about a workaround regarding some of your requests, specifically regarding the generation of images and fonts. While adding them to a ghost page technically works to enable GUI Guider to automatically generate the images and fonts, you can also add them to the "resource" panel, and click convert: EdwinHz_1-1789494348483.pngEdwinHz_1-1789494348483.png This Image Converter feature allows you to generate an output file for any supported images. The default path is set to the 'custom' folder, but you can change it to the same one where other images are automatically generated to keep them all together. Even though this is technically a manual process, the advantage is that you can select multiple images and convert them all at once, so if you do so with all of your images at once, you would only need to do this process once. This way, you can skip the current workaround of doing a ghost screen that only adds extra code for screens that won't even be used. EdwinHz_2-1789494766306.pngEdwinHz_2-1789494766306.png Additionally, for the granular control over the generation range of individual fonts, this can be controlled with the Font Converter. When doing the same process described above, just with a font instead of an image. The prompted window panel will show an option to specify the range of the selected font, allowing for the generation of specific ranges on specific fonts. EdwinHz_3-1789494865236.pngEdwinHz_3-1789494865236.png Hopefully this input helps on your current GUI Guider development. If you have any further inquiries or requests, definitely let us know! BR, Edwin.
記事全体を表示
How to burn HAB firmware on IMX6ULL about USB  We use IMX6ULL and want to implement the secure boot function. The current SD boot mode has been run through, the development board has written SRK, and the firmware has also been signed. Then we also executed the close operation (echo 0x02>HW_OCOTP_CFG5). After burning, the normal print information is as follows: Secure boot enabled HAB Configuration: 0xcc, HAB State: 0x99 However, when the same firmware was placed in the mfgtools tool and burned using USB, it was found that the board could not enter the burning system. The tool stops running, and the debug serial port does not have any print information. rxq_0-1789457007595.pngrxq_0-1789457007595.png The firmware in the red box,% board_file%/u-boot.imx and firmware/zImage are signed firmware. MfgTool.log records that the firmware has been imported. After the normal process Jumping to OS image, it should be the firmware that was started to import, but in fact, there is no print information on the debug serial port rxq_1-1789457333755.pngrxq_1-1789457333755.png Why is it normal for SD card to start, but not for USB? What should we do to support USB burning? The attachment is the secure boot production process started by our SD
記事全体を表示
如何使用 USB 将 HAB 固件烧录到 IMX6ULL 上 我们使用 IMX6ULL,并且想要实现安全启动功能。 当前 SD 卡启动模式已运行完毕,开发板已写入 SRK,固件也已签名。然后我们还执行了关闭操作(echo 0x02>HW_OCOTP_CFG5)。 刻录完成后,正常的打印信息如下: 已启用安全启动 HAB 配置:0xcc,HAB 状态:0x99 然而,当将相同的固件放入 mfgtools 工具并使用 USB 进行烧录时,发现电路板无法进入烧录系统。 工具停止运行,调试串口没有任何打印信息。 rxq_0-1789457007595.pngrxq_0-1789457007595.png 红色方框中的固件、%board_file%/u-boot.imx 和 firmware/zImage 都是已签名的固件。 MfgTool.log 记录显示固件已导入。正常跳转到操作系统镜像后,应该开始导入固件,但实际上,调试串口上没有任何打印信息。 rxq_1-1789457333755.pngrxq_1-1789457333755.png 为什么SD卡可以正常启动,而USB却不行? 我们应该如何做才能支持U盘刻录?附件是我们SD启动的安全启动生产流程。
記事全体を表示
EL2 Monitor: Simplifying Software Partitioning for Automotive Safety Systems The automotive industry is undergoing a fundamental architectural shift. Where vehicles once relied on dozens of dedicated ECUs — one function, one controller — modern designs are consolidating multiple software functions onto a single, powerful processor. This consolidation reduces cost, weight, and complexity, but it introduces a critical challenge: how do you run a safety-critical AUTOSAR brake control application on the same chip as a less-critical body control stack, and guarantee they can never interfere with each other? Full hypervisors are one answer — but they come with significant drawbacks. They are complex to integrate, expensive to license, difficult to certify to ISO 26262, and introduce latency that real-time systems cannot tolerate. NXP's EL2 Monitor (EL2M) was designed to solve exactly this problem: delivering robust, hardware-enforced software isolation with the simplicity, determinism, and safety pedigree that automotive programs demand. What Is EL2 Monitor? EL2 Monitor is a partitioning hypervisor that runs at Exception Level 2 (EL2) — the hypervisor privilege level defined by the Arm® architecture — on Arm® Cortex®-R52 cores. It sits between the hardware and the application software, acting as a lightweight isolation layer that enforces strict boundaries between software partitions running on the same processor. In simple terms: EL2 Monitor takes a single physical processor and divides it into independent, isolated software environments — called R52 partitions — each running its own RTOS instance with exclusive access to its assigned resources. A fault, crash, or security breach in one partition cannot affect any other. Unlike a full hypervisor, EL2 Monitor does not perform CPU scheduling, device virtualization, or dynamic resource management. Its scope is deliberately narrow: isolate partitions, protect shared hardware resources, and do so in a way that is statically configured, deterministic, and certifiable to ASIL D. This focused design philosophy is what makes it practical for production automotive programs. The Core Problem: The Shared GIC Distributor To understand why EL2 Monitor exists, it helps to understand a specific hardware constraint of the Arm Cortex-R52 architecture. In an R52-based Real-Time Unit (RTU), every two or four cores share a single GIC (Generic Interrupt Controller) Distributor — the hardware block that routes interrupts to cores. Without protection, any software running on one core has direct access to the GIC Distributor and could — accidentally or maliciously — reroute or disable interrupts belonging to another core's partition. This makes true isolation impossible without a dedicated software layer at EL2. EL2 Monitor fills this gap. It intercepts all GIC Distributor accesses from partitions and virtualizes them, giving each partition its own exclusive Virtual GIC Distributor while the real hardware GIC remains protected. nxf94150_1-1789390949734.png How It Works: Two Virtualization Modes   Trap & Emulate GIC Distributor accesses from EL1 software are automatically trapped to EL2, where EL2 Monitor validates and emulates them. The EL1 application is completely unaware of the virtualization — it behaves as if it has exclusive hardware access. Access operations complete in < 3 µs, making this mode suitable for standard AUTOSAR applications that require zero code changes.   Paravirtualization For performance-sensitive applications, EL2 Monitor provides ready-to-use Arm CMSIS GIC Driver APIs. The EL1 software calls these APIs directly instead of accessing GIC hardware registers. This cooperative approach achieves < 1.5 µs latency — half that of full emulation — while also reducing memory usage and development time. nxf94150_2-1789391007259.png Hardware-Enforced Memory Protection Beyond GIC virtualization, EL2 Monitor uses the EL2 Memory Protection Unit (MPU) to enforce strict memory boundaries between partitions in hardware. Each partition is assigned its own memory regions at configuration time. Even if an EL1 guest OS is compromised, it cannot access memory belonging to another partition. This is complemented by NXP's XRDC (Extended Resource Domain Controller) silicon feature, creating a layered hardware + software protection architecture that is unique to NXP's S32 platform. MRU Channel Isolation EL2 Monitor also virtualizes MRU (Messaging Resource Unit) channels within each R52 partition. Each software entity running at a lower privilege level accesses the MRU through its own dedicated virtualized instance — inter-core communication channels cannot be accessed or corrupted by other software entities. MRU handlers are serviced in < 1.5 µs. Static, Deterministic Configuration All partition assignments — CPU cores, memory regions, peripherals, interrupt routing — are defined at build time using the EB Tresos or S32CT configuration plugins. There is no runtime reconfiguration, no dynamic scheduling, and no hidden shared state. This static model makes system behavior fully predictable, simplifies safety analysis, and keeps the trusted computing base small and auditable. Safety and Quality EL2 Monitor is qualified to ASIL D per ISO 26262:2018 — the highest automotive functional safety integrity level. Development follows NXP's Software Development Process, which is Automotive SPICE 3.1 · IATF 16949:2016 · ISO 26262:2018 · ISO 21434:2021 · ISO 9001:2015 compliant. The complete package delivered to customers includes: Quality Package: SW Traceability Matrix (Req → Design → Code → Tests), Test Specs & Reports at all levels, MISRA/CERT-C/CWE Static Analysis, Code Coverage, Benchmark & Memory Reports Safety Package: Safety Manual, FMEA Software Package: Source code, Release Notes, User Manual, SBOM Development teams do not need to perform their own safety analysis of the partitioning layer — NXP provides the complete collateral, significantly reducing the certification effort for the overall system. Developer Experience: Fits Into Your Existing Workflow EB Tresos and S32CT plugins for AUTOSAR-based configuration S32 Design Studio (S32DS) for build, debug, and deployment Multi-compiler support for toolchain flexibility Sample application included to accelerate first-time integration Available via the NXP software distribution portal (Flexera) 6 on-demand training videos on nxp.com: Hello World, Configuration & Build, RTOS Integration, Download & Install, Tools & Compilers, Support Channels Supported Platforms nxf94150_3-1789392707431.png Why EL2 Monitor — and Why Now? The industry trend toward software-defined vehicles and centralized compute is accelerating. Zonal and domain controllers are replacing distributed ECU networks, and the software running on these controllers is growing in both complexity and safety criticality. The need for a reliable, certified, and cost-effective partitioning solution has never been more urgent. ASIL D certified — highest automotive safety integrity level, full collateral included Simpler than a full hypervisor — static, deterministic, minimal trusted computing base Unique NXP HW+SW stack — XRDC hardware isolation + EL2 Monitor software protection Sub-1.5 µs performance — paravirtualized GIC access Production-ready — full safety collateral, AUTOSAR toolchain integration, multi-platform Explore EL2 Monitor and discover how NXP's partitioning software can help you consolidate your automotive software architecture — safely, simply, and at no additional cost. Learn more about EL2 Monitor on nxp.com » Daniel Hermenczi Product Owner, EL2 Monitor — System Services, Automotive & Edge Solutions, NXP Semiconductors Daniel is a software project manager and product owner for EL2 Monitor and IPCF at NXP Semiconductors, driving roadmap execution and customer deliveries for automotive partitioning and inter-platform communication software. He is based in Sibiu, Romania. As vehicles consolidate more software onto fewer chips, keeping safety-critical functions truly isolated is no longer optional. EL2 Monitor delivers hardware-enforced partitioning for Arm® Cortex®-R52 — without the complexity of a full hypervisor.
記事全体を表示
USB init failed: -22 Hi , I have been trying to flash my wic.b2z image to an emmc using uuc tool through a usb port.While flashing an USB init failed: -22 error occured.I am using an imx8mp porcessor. Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi; Hit any key to stop autoboot: 0 ## Checking Image at 43800000 ... Unknown image format! Run fastboot ... USB init failed: -22 u-boot=>     i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: USB init failed: -22 Hello,  Please share the complete process and the boot config of your board to analyze what can cause the issue.   Re: USB init failed: -22 U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0 (Nov 15 2024 - 04:02:13 +0000) DDRINFO: start DRAM init DDRINFO: DRAM rate 4000MTS DDRINFO:ddrphy calibration done DDRINFO: ddrmix config done SEC0:  RNG instantiated Normal Boot Trying to boot from BOOTROM Boot Stage: USB boot Find img info 0x48022fa0, size 1064 Need continue download 1024 NOTICE:  Do not release JR0 to NS as it can be used by HAB NOTICE:  BL31: v2.10.0  (release):automotive-15.0.0_1.1.0 NOTICE:  BL31: Built : 08:52:12, Nov  4 2024 U-Boot 2024.04-lf_v2024.04+g6c4545203d1+p0 (Nov 15 2024 - 04:02:13 +0000) CPU:   i.MX8MP Lite[4] rev1.1 1600 MHz (running at 1200 MHz) CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 35C Reset cause: POR Model: NXP i.MX8MPlus LPDDR4 EVK board DRAM:  6 GiB tcpc_init: Can't find device id=0x50 setup_typec: tcpc port2 init failed, err=-19 tcpc_init: Can't find device id=0x50 setup_typec: tcpc port1 init failed, err=-19 Core:  284 devices, 36 uclasses, devicetree: separate MMC:   FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 Loading Environment from nowhere... OK [*]-Video Link 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings probe video device failed, ret -19         [0] lcd-controller@32e80000, video         [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge         [2] adv7535@3d, panel adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d: Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings probe video device failed, ret -19 In:    serial Out:   serial Err:   serial SEC0:  RNG instantiated MMC: no card present Detect USB boot. Will enter fastboot mode! Net:   Could not get PHY for FEC0: addr 1 Could not get PHY for FEC0: addr 1 eth1: ethernet@30bf0000 [PRIME] Fastboot: Normal Boot from USB for mfgtools *** Warning - Use default environment for                                mfgtools , using default environment Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi; Hit any key to stop autoboot:  0 ## Checking Image at 43800000 ... Unknown image format! Run fastboot ... USB init failed: -22 u-boot=> Re: USB init failed: -22 Hello,  Please try again flashing the last pre-build image (Linux 6.18.20_2.0.0) and the last version of the uuu tool.  Regards. 
記事全体を表示
S32K344 – HSE_BファームウェアをインストールしたアプリケーションでPFLASH Block 2が利用可能ですか? こんにちは、 S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0、0.2.55.0 ビルド pb150130 (2025 年 1 月 30 日)) を中心とした配電ユニットを開発中です。タイプ:標準FW構成)デュアルバンクブートローダーとセキュアファームウェアアップデート付き。Flashレイアウトのある一点で行き詰まっており、明確な回答をいただけると幸いです。 問題点 NVMの設定領域(アプリケーションが書き込むランタイムパラメータ)は現在、実行中のコードと同じブロック内のPFLASHブロック0に存在しています。実行時にそれらに書き込むと、コア上で書き込み中の読み取り停止が発生し、プログラム/消去操作の間、ユニットがフリーズします。これは私たちのアプリケーションには受け入れられません(PDUはセーフティに関わる負荷を駆動します)。 最も簡単な解決策は、これらの領域を実行コードを含まないブロックに移動することです。ブロック2(0x600000–0x6FFFFF、セクター368–381)が自然な候補です。アプリケーションバンクでは使用されておらず、HSEがデータを保存するブロックでもありません。 これまでに確認したこと – S32K3xxリファレンスマニュアルにはPFLASHブロック構造が説明されていますが、HSE予約については何も触れていません。 – 公開されているHSE Basic FW FAQによると、ブロック0と1はアプリケーションに対して保証されており、HSEファームウェアはブロック3の一部(FULL_MEM構成で176KB)を予約しています。ブロック2については全く言及されていません。 – 私たちが検討したHSEデモアプリケーションやRTDの例もBlock 2を使用していないため、そこから何も推測できません。 – HSEファームウェアリファレンスマニュアルv2.4のNDA/DocStoreアクセス申請を提出しましたが、この内容はこの内容をカバーしていると理解しています。リクエストは保留中です。 質問 HSE_Bファームウェアをインストールした場合、Block 2はFULL_MEM設定のアプリケーション(コードとデータ)に完全に利用可能でしょうか?AB_SWAPについてはどうでしょうか? アプリケーションコアから実行時にブロック2を消去・プログラミングすることに関して、HSE関連の制限はありますか?HSE、SBAF、またはセキュアブートによってロックまたは監視されているセクター)? HSEファームウェア、SBAF、アプリケーション間のPFLASHブロックの完全な割り当てを説明した公開文書はありますか?もしなければ、NDA申請が処理される間にHSEファームウェア リファレンス・マニュアルへのアクセスを手伝ってもらえませんか? 確定的な答えが出るまでは、設計は意図的にブロック0と1に限定されており、そのため読み書きの問題が残ります。 ご協力ありがとうございます。 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 共有していただきありがとうございます 😉 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? こんにちは、 @manu_fenixecu さん、 A1。はい、ブロック2は完全にユーザーフラッシュです。 S32K344、S32K314、およびS32K324のフラッシュメモリのレイアウトについては、HSE-B FW RM v2.7の図33(FULL_MEM)および図34(AB_SWAP)を参照してください。 A2.HSE-B FW RM v2.7、セクション14.6.4.2(HSE_CONFIG_GPR3)— アプリケーションはビット27を読み取るべきです。 A3。公開されている唯一の参考資料は、S32K3xx RM rev12、表198(「HSE_Bファームウェア使用機能フラグが有効になっている場合の構成の詳細」)です。HSE-B FW RMはNDAなしに共有できません。HSE関連のサポートについては、この公開コミュニティではなくサポートチケットを使用してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
記事全体を表示
i.P-384秘密鍵/ブラックブロブの利用ケースにおけるMX8DXL CAAMカバーの制限 こんにちは、NXPチームの皆様、 私たちは、i.MX8DXL CAAMにおけるECDSA P-384ブラックキー/ブロブのサポートを評価しています。 観察された結果 P-256 外部から提供された平文のP-256秘密鍵から開始します。 プレーンテキストキー → カバー → 黒いキーの塊 黒い塊から黒い鍵を復元する ECDSAの署名/確認 結果:合格 P-384(CAAM生成の黒鍵) ECDSA秘密鍵をKEY_COLOR_BLACKとして生成する COVER操作なしで秘密鍵からブラックブロブを生成する 黒い塊から黒い鍵を復元する ECDSAの署名/確認 結果:合格 P-384(外部平文秘密鍵) 外部から提供された平文のP-384秘密鍵(48バイト)から開始します。 プレーンテキストキー → カバー → 黒いキーの塊 黒い塊から黒い鍵を復元する ECDSAの署名/確認 結果:失敗 追加の観察 NXPのパッチに以下のコメントがあることに気づきました。 https://github.com/nxp-imx-support/imx_sec_apps/blob/master/caam-ecdsa-blackkey/patch/0002-caam-black-key-blob-feature.patch /* * KEYコマンドは32バイトに制限されているようなので、ロードを使うべきです * コマンドは最大64バイトまで読み込み可能です。 * * TODO: KEYコマンドは、より大きなキーをロードできるようにする必要があることを示しています * 32バイトより小さいが、実際には機能しない * * TODO: LOAD コマンドは最大 96 までロードできるはずです * バイトキーは実際には機能せず、64バイトに制限されています */ 我々も同様の挙動を観察した。 KEYコマンドの代わりにLOADコマンドを使用することで、48バイトのP-384秘密鍵を含む、32バイトを超える鍵を扱うことができます。 しかし、これは上記の問題を解決するものではありません。鍵は覆ってブロブに保存できますが、復元された黒鍵はECDSA署名や検証に成功裏に使用できません。   私たちの質問: CAAM COVER操作において、32バイトを超えるECC秘密鍵に対する既知の制限事項はありますか? COVER経由で外部のP-384平文秘密鍵をインポートし、それをECDSAのブラックキーとして使うことはサポートされているユースケースでしょうか? 観測された動作は、CAAMハードウェアの制限によるものなのでしょうか? 外部生成されたP-384平文秘密鍵をインポートし、それをECDSA操作のブラックキーとして使う推奨されるCAAM方法はありますか? 何かアドバイスをいただければ幸いです。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 ホジャメス。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 補足事項:   私たちの懸念はECDSAのユースケースに限られません。   COVERを介して外部のP-384秘密鍵をインポートすることがECDSAの標準ワークフローではないとしても、COVER操作自体の制限事項を理解しておきたいと考えています。   当社のアプリケーションでは、COVER操作はECDSA秘密鍵だけでなく、一般的な機密データの保護にも利用されることがあります。したがって、32バイトを超えるペイロードサイズのサポートは重要な考慮事項です。 我々のテストに基づくと、LOADコマンドの回避策を用いることで、32バイトを超えるペイロードを処理できることがわかった。約80バイト以下のペイロードは正常に動作するようですが、それより大きいサイズでは動作が不安定になります。これらの観察結果が、実際のCAAMの制限を反映しているのか、それとも実装上の問題を反映しているのかを理解したいと考えています。 また、ECDSAのユースケースとは独立して、COVER操作自体に文書化されたサイズ制限があるかどうかもNXPは明確にしていただけますか?   よろしくお願いします。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case このCAAM機能をテストするための環境を構築する必要があります。結果が出次第、ご連絡いたします。
記事全体を表示
NFCチップの書き込み方法 iPhone 12 Pro Maxを使ってNFC 215チップに書き込みを試みています。私はNXPタグライターアプリを使用しています。NXPタグライターアプリで「新規」→「Webサイト」をクリックし、URIタイプとURIデータとともに説明情報を入力します。次に「保存して書き込む」をクリックすると、「NDEF 記録がデータセットに正常に保存されました」という通知が表示されます。アプリを閉じてチップをタップしても何も反応しません。別の電話でも試してみましたが、やはりうまくいきませんでした。何かアイデアや提案はありますか? nfc error.PNGnfc error.PNGnfcエラー.PNG Re: How to write nfc chip こんにちは、@Erik3さん 「データセットに保存されました」というメッセージは、データがアプリ内にローカルに保存されただけで、まだチップに書き込まれていないことを意味します。お試しください: TagWriterで「My Datasets」に行き、エントリを選択して「Write」→タップ→ 書き込み確認が表示されるまで、iPhoneをチップに近づけてください また、NFC TagInfoアプリを使ってチップをスキャンし、その現在の内容や状態を確認できます。
記事全体を表示
S32DSライセンスの有効期限が切れます こんにちは、 S32DS を開くと次のメッセージが表示されます。   Arm用Design Studio アクティベーションID: 8AEC-51FD-AB5B-6A4D 評価日数: 9 機能バージョン: 2.2 機能のステータス: 評価 (9 日間) ライセンスを延長するには何をする必要がありますか? よろしくお願いいたします。 サンドラ Re: S32DS license expiring こんにちは、 ライセンスを延長するよう管理者に通知しました。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32DS license expiring こんにちは、 ライセンスは 2030 年まで延長されました。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32DS license expiring こんにちは、 画像の問題でS32DSをアクティベートできませんでした。この問題を解決する方法を教えていただけますか? HelenLi_0-1778831877838.pngHelenLi_0-1778831877838.pngHelenLi_0-1778831877838.png Re: S32DS license expiring 助けて! 私のS32DS IDEライセンスがもうすぐ期限切れです。使用期間を延長するのを手伝ってもらえますか?ありがとう ! ライセンス番号:1A99 90A8 2F06 339B Re: S32DS license expiring こんにちは: アクティベーションID: 04E9-8F5A-8B1F-F9C8 ライセンスの有効期間を延長する必要がある。 Re: S32DS license expiring こんにちは! 私のS32DS IDEライセンスがもうすぐ期限切れです。使用期間を延長するのを手伝ってもらえますか?ありがとう ! ライセンス番号:EA09-8465-A8E8-F07B
記事全体を表示
S32K322 LCU/Emios I would like to understand the encoder implementation and principle differences between the S32K144 and S32K322. With the S32K144, the initial angle is communicated through the PWM and then provided to the count to the ABI interface for further processing. We also have a fault-detection mechanism to detect A, B, and I signal/wire disconnections using the quadrature decoder functionality through FTM. However, with the S32K322, the same logic is not working as expected, particularly because we are currently unable to detect the direction correctly. For example, when the I-pulse wire is disconnected, the absolute count becomes zero. This results in incorrect switching, after which the absolute count gradually varies and eventually reaches 4095 pulses. In the S32K144, even when the I-pulse is disconnected, the A and B signals with a single output are still able to provide the proper count, allowing us to detect the fault. Could you please provide examples or clarify the expected behavior for the following cases? A-pulse wire disconnected B-pulse wire disconnected I-pulse wire disconnected A and B pulse wires disconnected A, B, and I pulse wires disconnected It would also be helpful if you could explain how the encoder count and direction are expected to behave in each of these scenarios for both the S32K144 and S32K322. Regards, Thiru S32K3 S32K1 BRUSHLESS-DC-MOTOR-CONTROL  Re: S32K322 LCU/Emios Hi, The S32K322 does not include the FTM peripheral that is present on the S32K144. On the S32K3 family, the quadrature encoder functionality is built around the cooperation of the LCU, TRGMUX, and eMIOS modules. This is a fundamentally different architecture from the FTM-based quadrature decoder available on S32K144. On S32K322, PHA and PHB are decoded by the LCU into separate CW and CCW pulse streams, which are counted by two eMIOS channels. The application obtains the incremental position from the difference between these counters. A useful starting point for the S32K3 quadrature decoder design is Application Note AN13767, specifically Section 4.2.5, which describes the LUT truth table used for direction detection, TRGMUX routing, and eMIOS edge-counter configuration. Additional information can be found on the S32K344 motor-control kit page and in the related community discussion: AN13767: Application Note AN13767 S32K344 Motor Control Kit: S32K344 BLDC/PMSM Development Kit Community discussion: Quadrature decoder on S32K344 Based on the LCU LUT implementation, if either the A or B signal is disconnected, the remaining channel can still generate transitions that produce CW or CCW pulses at the LCU output. As a result, the corresponding eMIOS counter continues counting and direction information may still be available. However, the pulse rate is reduced, resulting in approximately four times fewer counts per revolution compared to normal operation. If both A and B signals are disconnected, no valid quadrature transitions are present at the LCU inputs. Consequently, neither CW nor CCW pulses are generated and the eMIOS counters remain unchanged. Regarding the index (I) signal, the NXP motor-control kit implementation does not use the index signal. Position and direction are derived solely from the A and B quadrature signals, while the position offset is calibrated during rotor alignment. Furthermore, the index signal is not connected to the MCU in this implementation. Therefore, the behavior observed when disconnecting the I signal appears to be application-specific. BR, Petr Re: S32K322 LCU/Emios I could not fully understand the LCU LUT logic described in the application note. I have the following questions: 1. Detection of A/B signal disconnection: I understand that detecting A or B signal disconnection based only on the absolute count may not be reliable, since the absolute count can remain at 0 or 4095 when either the A or B signal is disconnected. At the same time, defining a fixed threshold based on the CW/CCW counter also seems difficult because the rotor can rotate forward and backward, causing the counter to roll over. The CW/CCW counter can therefore exceed 4095 and continue up to 65535 (uint16), depending on the rollover condition. In this scenario, what would be the recommended logic or threshold for detecting A/B signal disconnection? Could you please suggest a suitable diagnostic approach for this scenario, considering the counter rollover condition?
記事全体を表示
IW416 Wi-Fi RF Test Mode – PN9 / Payload Pattern for EN 300 328 Hello, We are evaluating IW416 for EN 300 328 regulatory testing using AN14114 Rev.7.0 Our certification laboratory has requested continuous modulated transmission using a PN9 data sequence. However, in the Wi-Fi TX continuous command, AN14114 only describes a fixed payload pattern: echo "tx_continuous= " and gives this example: echo "tx_continuous=1 0 0xAAA 0 3 0x8" Could you please confirm: 1. Does IW416 Wi-Fi RF Test Mode support direct PN9/PRBS9 generation? 2. If not, what payload pattern does NXP recommend for EN 300 328 testing? 3. Can 0xAAA be used as the recommended alternative to PN9 for Continuous Packet Mode? 4. Are these settings correct for continuous modulated transmission? - transmit mode = 0 - cs mode = 0 - active subchannel = 3 Thank you.
記事全体を表示
フラッシュドライブ # 今 マーケット で一番良いフラッシュドライブはどれか ## どうか教えて Re: Flash Drives こんにちは、@ reedjhn9 あなたの質問の意味がよく分かりませんでした。具体的に、使用している製品と知りたい具体的な問題について教えていただけますか?
記事全体を表示
TJA1410_10Base_T1s 您好,NXP 我正在使用 S32K5 和 TJA1410 测试 10BASE-T1S。目前,我可以在 TX 引脚上看到波形,RX 和 ED 引脚上也有波形,这表明 MDI 可以接收到信号。但是,TX 引脚无法向 MDI 发送数据。 TX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmp 此致敬礼。 显龙 以太网 PHY Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 你是如何测量MDI的?MDI是差分接口,所以你需要使用差分示波器探头。MDI 需要正确的差分终端匹配 - 请参阅 AN14787 - 应用笔记 10BASE-T1S 以太网 PMD 收发器 TJA1410,修订版 1.0,第 3.3 章。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 希望你一切安好。我写信给您是关于您目前拥有的一款产品——NPI(新产品导入)——S32K5——该产品尚未正式发布。 请注意,已获准提前体验此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。 我们的在线支持团队将在该产品正式发布后,提供更广泛的支持服务。在此之前,我们将无法提供所需的帮助。 感谢您的理解。 感谢您的理解。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410_10Base_T1s 嗨, @PavelL 我没有使用差分探头。当我发射(TX)时,示波器上的 MDI 没有波动——它保持平坦/水平。但是,当 PC 发送数据时,MDI 明显显示出差分波形。感觉TJA1410没有正确切换到发射模式,芯片仍然处于正常模式。是否有方法可以验证PHY的当前模式?目前,我们的 TJA1410 未连接到 SMI 接口——我们应该对此采取哪些预防措施? 此致, 显龙 Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 由于 S32K5 是 NPI 设备,请注意,我们目前无法在我们这边验证完整的 S32K5 和 TJA1410 设置。   TJA1410 的工作模式不是通过 SMI 接口选择的。正常模式和传输模式之间的转换由 TX 引脚上接收到的命令控制。因此,观察 TX 上的数据活动并不一定能确认 TJA1410 已进入发射模式。前面的 TRANSMIT 命令及其时序也必须符合 TJA1410 数据表中规定的时序。   请根据 TJA1410 数据表中的图 10 验证从正常模式到传输模式的转换。特别地,请捕获 TX 命令以及差分 VLINE 信号和 ED 输出。这应该可以确认 TJA1410 是否识别 TRANSMIT 命令并激活其 MDI 发射器。   顺祝商祺! 帕维尔
記事全体を表示
S32DS 许可证到期 您好, 当我打开 S32DS 时,得到以下信息:   适用于 ARM 的 S32 设计工作室 ActivationId:8AEC-51FD-AB5B-6A4D 评估天数:9 功能版本:2.2 功能状态:评估(9 天) 延长许可证有效期需要哪些手续? 顺祝商祺! 桑德拉 Re: S32DS license expiring 你好 我已通知管理员延长您的许可证有效期。 顺祝商祺! Peter Re: S32DS license expiring 你好 您的许可证有效期延长至 2030 年。 顺祝商祺! Peter Re: S32DS license expiring 你好 我无法激活 S32DS,原因是图像问题,你们能帮我解决这个问题吗? HelenLi_0-1778831877838.pngHelenLi_0-1778831877838.pngHelenLi_0-1778831877838.png Re: S32DS license expiring 帮助! 我的S32DS IDE许可证即将到期。请问您能否帮我延长一下它的使用期限?谢谢 ! 许可证:1A99 90A8 2F06 339B Re: S32DS license expiring 你好: ActivationId:04E9-8F5A-8B1F-F9C8 需要延长许可证有效期 Re: S32DS license expiring 你好! 我的S32DS IDE许可证即将到期。请问您能否帮我延长一下它的使用期限?谢谢 ! 许可证号:EA09-8465-A8E8-F07B
記事全体を表示
S32K344 – 安装 HSE_B 固件的应用程序是否可以使用 PFLASH Block 2? 你好, 我们正在围绕 S32K344 (HSE_FW_S32K344_0_2_55_0, 0.2.55.0 版本 pb150130 (2025 年 1 月 30 日)) 开发配电单元。类型:标准固件配置)具有双库引导加载程序和安全固件更新。我们在 Flash 布局的某一点上遇到了困难,希望能得到一个明确的答案。 问题 我们的 NVM 配置区域(应用程序写入的运行时参数)目前位于 PFLASH 块 0 中,与正在执行的代码位于同一块中。在运行时向它们写入数据会触发内核的读写停顿,从而在编程/擦除操作期间冻结单元。对于我们的应用来说,这是不可接受的(PDU 驱动与功能安全相关的负载)。 显而易见的解决方法是将这些区域移动到不包含已执行代码的块中。块 2(0x600000–0x6FFFFF,扇区 368–381)是自然的候选者:它没有被我们的应用程序银行使用,而且它也不是 HSE 存储其数据的块。 我们目前已核查的内容 – S32K3xx 参考手册描述了 PFLASH 块结构,但没有提及 HSE 预留。 – 公开的 HSE 基本固件常见问题解答指出,第 0 和 1 块保证供应用程序使用,并且 HSE 固件保留了第 3 块的一部分(在 FULL_MEM 配置中为 176 KB)。它完全没有提到第二区。 – 我们看到的 HSE 演示应用程序和 RTD 示例也没有使用 Block 2,因此我们无法从中推断出任何信息。 – 我们已提交 HSE 固件参考手册 v2.4 的 NDA / DocStore 访问请求,据我们了解,该手册涵盖了此内容。请求正在处理中。 问题 安装 HSE_B 固件后,在 FULL_MEM 配置下,Block 2 是否完全可供应用程序(代码和数据)使用?AB_SWAP 呢? 在运行时从应用程序核心擦除/编程 Block 2 是否存在任何与 HSE 相关的限制(例如,(由 HSE、SBAF 或安全启动锁定或监测的扇区)? 是否有公开文档描述了 HSE 固件、SBAF 和应用程序之间完整的 PFLASH 块分配情况?如果不行,能否请哪位好心人帮我们在保密协议申请处理期间获取 HSE 固件参考手册? 在得到确切答案之前,我们的设计特意限制在模块 0 和 1 内,这就给我们留下了边读边写的问题。 提前感谢您的帮助。 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 谢谢分享 😉 Re: S32K344 – Is PFLASH Block 2 available to the application with HSE_B firmware installed? 你好@manu_fenixecu , A1. 是的,Block 2 完全是用户闪存。 有关 S32K344、S32K314 和 S32K324 的闪存布局,请参阅 HSE-B FW RM v2.7 中的图 33(FULL_MEM)和图 34(AB_SWAP)。 A2. HSE-B FW RM v2.7,第 14.6.4.2 节 (HSE_CONFIG_GPR3) — 应用程序应读取第 27 位。 A3.唯一公开的参考资料是 S32K3xx RM rev12,表 198(“启用 HSE_B 固件使用功能标志时的配置详细信息”)。没有签署保密协议,HSE-B FW RM 不能共享。如需 HSE 相关支持,请使用支持工单,而不是在此公共社区中提问。 此致, 丹尼尔
記事全体を表示
i.MX8DXL CAAM COVER 对 P-384 私钥/黑斑用例的限制 您好,NXP团队: 我们正在评估 i.MX8DXL CAAM 对 ECDSA P-384 黑键/blob 的支持情况。 观察到的结果 P-256 从外部提供的明文 P-256 私钥开始: 明文密钥 → 封面 → 黑键斑点 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:通过 P-384(CAAM 生成的黑键) 生成 ECDSA 私钥,颜色为 KEY_COLOR_BLACK 无需 COVER 操作即可从私钥生成黑块 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:通过 P-384(外部明文私钥) 从外部提供的明文 P-384 私钥(48 字节)开始: 明文密钥 → 封面 → 黑键斑点 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:失败 补充观察 我们在NXP的补丁中注意到以下注释: https://github.com/nxp-imx-support/imx_sec_apps/blob/master/caam-ecdsa-blackkey/patch/0002-caam-black-key-blob-feature.patch /* * KEY 命令似乎限制为 32 字节,因此我们应该使用加载方式。 * 改为使用最多可加载 64 字节的命令。 * * TODO:KEY 命令表明它应该能够加载更大的密钥。 * 小于 32 字节,但实际上行不通 * * TODO:LOAD 命令表明它应该能够加载最多 96 个文件 * 字节键在实践中不起作用,并且限制为 64 字节。 */ 我们观察到了类似的行为。 使用 LOAD 命令而不是 KEY 命令,我们可以处理大于 32 字节的密钥,包括 48 字节的 P-384 私钥。 然而,这并不能解决上述问题。虽然可以将密钥覆盖并存储在一个块状物中,但恢复后的黑密钥不能成功用于 ECDSA 签名/验证。   我们的疑问: CAAM COVER 操作对于大于 32 字节的 ECC 私钥是否存在任何已知限制? 通过 COVER 导入外部 P-384 明文私钥,然后将其用作 ECDSA 黑密钥,这是否是支持的用例? 观察到的这种现象是否是由于 CAAM 硬件限制造成的? 是否有推荐的 CAAM 方法可以导入外部生成的 P-384 明文私钥并将其用作 ECDSA 操作的黑密钥? 任何指导都将不胜感激。 谢谢,并致以最诚挚的问候! 霍詹姆斯。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 补充说明:   我们关注的重点不仅限于 ECDSA 用例。   即使通过 COVER 导入外部 P-384 私钥不是 ECDSA 支持的工作流程,我们仍然想了解 COVER 操作本身的局限性。   在我们的应用中,COVER 操作不仅可以用于保护 ECDSA 私钥,还可以用于保护一般敏感数据。因此,支持大于 32 字节的有效载荷大小是一个重要的考虑因素。 根据我们的测试,使用 LOAD 命令变通方法可以处理大于 32 字节的有效载荷。小于约 80 字节的有效载荷似乎可以正常工作,而更大的有效载荷则表现出不稳定的行为。我们想了解这些观察结果反映的是 CAAM 的实际局限性还是实施问题。 NXP能否也澄清一下,COVER 操作本身是否存在任何已记录的大小限制,而与 ECDSA 用例无关?   谢谢! Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 我们需要搭建测试CAAM功能的环境。一旦有了结果,我们会立即通知您。
記事全体を表示