1121794_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1121794_ja-JP

1121794_ja-JP

AN5200 - MPC55xx および MPC56xx にインプリメントされたエラー訂正コード

この文書のリビジョン1が正式に公開されました。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5200.pdf

 

関連するコード例は、こちら(AN5200SWに等しい)にも掲載されています。

例 1 - MPC5634M_2b_RAM_ECC_error_injection CW210

例 2 - MPC5674F_1b+2b_RAM_ECC_error_injection CW210

例3 - MPC5643L 1b_RAM_ECC_error_injection CW210

例 4 - MPC5643L 2b RAM と 2b FLASH ECC エラー挿入 CW210

例 5 - MPC5675K-2b_RAM+2b_FLASH_ECC_error_injection CW210

この文書のリビジョン1が正式に公開されました。

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5200.pdf

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN5200SW.zip

 

関連するコード例は、こちら(AN5200SWに等しい)にも掲載されています。

例 1 - MPC5634M_2b_RAM_ECC_error_injection CW210

例 2 - MPC5674F_1b+2b_RAM_ECC_error_injection CW210

例3 - MPC5643L 1b_RAM_ECC_error_injection CW210

例 4 - MPC5643L 2b RAM と 2b FLASH ECC エラー挿入 CW210

例 5 - MPC5675K-2b_RAM+2b_FLASH_ECC_error_injection CW210

日時: AN5200 - MPC55xx および MPC56xx に実装されたエラー修正コード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

解決。コードは正しく実行されていますが、正しく実行されていませんでした。

問題はまったく異なっていました。私が(2回)ダウンロードしたところ、コードが破損していました。今日、もう一度ダウンロードすると、実行されているのがわかりました。次に、SSDを使用してコードをアプリケーションに変換します。今はあらゆることがうまくいっています。私はExceprion_Handlers壊れたフラッシュブロックを修正したかったのですが、それはうまくいきます。

ありがとうございます。

日時: AN5200 - MPC55xx および MPC56xx に実装されたエラー修正コード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

2b ECCエラーインジェクションについて話しているのか(6.2章と例で説明されているため、機能Generate_noncorrectable_FLASH_ECC_errorで示されているMPC5643L)、またはフラッシュメモリコントローラに実装された特定のECCエラー報告フラグ(EER)に関連しているのかはわかりません。私はこれらのフラグを冗長だと考えているため、アプリケーションノートでは言及していません。また、簡単にするためにSSDドライバーを使用していませんが、SSDドライバーでECCエラーを注入することはでき、原理は同じです。

日時: AN5200 - MPC55xx および MPC56xx に実装されたエラー修正コード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ドキュメントがあまりありません。ご態度ありがとうございます。

MPC5634M、CW10.2、SSD C90LCを使用しています。フラッシュを過度にプログラムすると、EERが発生する可能性があります。MPC56XX_C90LC_JDP_SSD_100_DEVD またはECC_preliminaryで破棄された例は、e200z335 コアで EER をシミュレートしていません。または、(プロジェクト内に)欠落しているファイルがあるか、これを行うための実用的なルーチンがありません(SSDドライブ内)。

もしお役に立てれば...

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 04:03 AM
Updated by: