1100722_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1100722_zh-CN

1100722_zh-CN

NXP Connects - 圣克拉拉 - 2018年6月13-14日<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

汽车电子

NXP DroneCode 平台用于开发低成本小型自动驾驶汽车并利用高可靠性汽车零部件

车身与舒适度:探索汽车通用 MCU 产品组合

零部件选择——迈向自动驾驶汽车的关键里程碑 2018

连接:使用时间敏感网络 (TSN) 和以太网构建您的汽车网络

连接性:未来汽车网络中的 CAN——了解不同的趋势和解决方案

连接性:恩智浦汽车门禁——智能门禁路线图(NFC、BLE、UWB、SE)

驾驶员替代:AD/ADAS 概述 

驾驶体验:i.MX 8/8X 多媒体——图形、显示控制器、视觉、机器学习

驾驶员更换:恩智浦自动化驾驶套件简介

驾驶体验:i.MX 8 上的 IVI/eCockpit 平台

功能安全与保障:功能安全简介

功能安全与保障:下一代功能安全架构

功能安全与保障:NXP ®汽车网络安全计划

i.MX 8/8X Overview 

美光科技®技术:美光为全新 i.MX 8 微处理器系列提供内存解决方案

汽车电源管理解决方案

动力总成与车辆动力学:电气化——HV EV 电源逆变器系统和 GD3100 评测

动力传动系统和车辆动力学:电气化——用于高压电池管理系统的 MC3377x 电池控制器

动力系统和车辆动力学:恩智浦 xEV 能源管理解决方案

安全网络与网关:OTA 更新——完整系统解决方案的要求

安全网络与网关:汽车网关的兴起与发展

安全网络和网关:采用 MPC5748G MCU + LS1043A 处理器的车辆网络处理

工具与支持:BlueBox v2.0 的软件支持:ADAS 支持

人工智能、使能技术、安全与解决方案

低成本边缘计算节点中的机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 愿景

一秒内即可启动?了解详情

边缘计算——何时、为何以及如何

EdgeScale:云端安全边缘设备和应用程序管理解决方案

实践研讨会:从安全启动开始实现端到端安全

实践研讨会:使用 MCUXpresso IDE 进行高级调试

实践研讨会:跨界 MCU 内存扩展优势:利用现场执行串行闪存进行设计

实践研讨会:学习如何使用 MCUXpresso 软件和工具快速启动和运行

实时和非实时操作系统中的 NFC 集成——如何选择合适的 NFC 产品

传感器工具箱:传感器产品开发的完整生态系统

Toradex ® :用于实时和低功耗性能的非对称异构架构

使用 OpenWRT、Yocto、Ubuntu 还是您自己的定制 Linux ®发行版?了解恩智浦如何轻松利用多发行版方法进行软件开发

Zephyr™ OS Overview 

智能机械和工业自动化

A71CH 即插即用解决方案,助力物联网安全

NFC 在工业和医疗保健领域的应用——比你想象的更多

开放工业Linux ® (OpenIL)——安全、稳健、实时的工业和自动化应用

时间敏感网络 (TSN) 和精确时间协议 (PTP):挑战、机遇和解决方案

智能网络与计算

使用 5G 固定无线的最后一英里连接——了解市场和解决方案

了解从 DPDK 到 SD-WAN 再到 VIRTIO 的网络虚拟化字母汤

智能世界解决方案和多模连接

基于 i.MX 应用处理器的 Amazon Alexa 语音服务

实践研讨会:使用基于 LPC54018 的物联网模块开发云连接终端节点

实践研讨会:i.MX 8M 体验——面向高性能、智能设计和先进多媒体的下一代应用处理器

实践研讨会:i.MX RT 概述和培训

如何使用 Android ® Things 构建成功的物联网设备

耗材及配件的识别与认证

i.MX 8M - 新一代高性能、智能设计和先进多媒体应用处理器

NXP无线充电介绍

米格洛®

NFC 在消费电子产品和家用电器中的应用 - 2018

NTAG ®智能传感器

NXP BLE 低功耗解决方案面向消费电子、医疗、工业物联网和汽车市场

恩智浦智能家居、楼宇和照明连接解决方案

恩智浦无线充电解决方案设计——深入探究

快速物联网原型设计套件

智能放大器软件

Type-C端到端解决方案

低功耗物联网应用传感器的使用技巧

新兴趋势与创新

NXP 基于 Arm ® Cortex ® -M 内核的 MCU 产品组合

安全防篡改认证

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:09 AM
更新人: