大学项目知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

University Programs Knowledge Base

讨论

排序依据:
Este proyecto está siendo desarrollado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, el cual está orientado para servir como un tipo de terapia para personas discapacitadas. El proyecto en sí consiste en el control de un vehículo de juguete por medio de pulsaciones que serán realizadas con pelotas anti-estrés, de esta forma la persona podrá realizar un ejercicio de fortalecimiento en sus extremidades superiores de una forma más entretenida y menos tediosa que las clásicas terapias. Es importante mencionar que para poder realizar este proyecto es necesario el uso de dos tarjetas Freedom KL25Z de Freescale®, dos módulos Bluetooth®, dos servomotores de rotación continua y dos sensores de presión, los cuales serán incorporados dentro de las pelotas anti-estrés. El vehículo de juguete estará compuesto por los servomotores, que servirán como llantas; un módulo Bluetooth®, el cual recibirá las señales del otro módulo; y una de las tarjetas Freedom KL25Z. Por otro lado una de las tarjetas Freedom KL25Z estará conectada con los sensores integrados en las pelotas anti-estrés y a un módulo cuya función es mandar la información capturada por los sensores al vehículo de juguete. La mecánica del proyecto depende de la pelota que sea presionada, pues si se presiona solamente una pelota, el vehículo avanzará, por otro lado si se presiona la otra pelota, el vehículo girará sobre su propio eje. Este proyecto tiene como fin la implementación de conocimiento prácticos y teóricos en busca de una aportación en beneficio de la sociedad. También es relevante comentar que las visiones a futuro de este proyecto es que pueda ser implementado como una especie de control para una silla de ruedas, con el fin de facilitar la movilidad y aumentar la comodidad al momento de usar este tipo de vehículo. Original Attachment has been moved to: Codigo-tarjetas-freedom.zip
查看全文
Want to know what the camera sees in an autonomous Freescale Cup Car? A unique drivers perspective view captured with an IPOD touch. Thanks to Josh and Doug ...
查看全文
Highlights for Freescale Cup Malaysia 2011. Enjoy it 🙂
查看全文
You can view the history of the "motor control shield" here.  The latest Freescale Cup Motor Control board (part number TFC-SHIELD), which is included by default in the kit, is pinned out to directly connect to the FRDM-KL25Z development board.  If you are using the TRK-MPC560xB or other board you will have to direct-wire the connections, as illustrated below.
查看全文
A peek at where vehicle technology is headed.
查看全文
Couple of new videos. This time I am running the FRDM-TFC library demo code written by Eli Hughes without any change at all-- successfully on my car. I have had the 0 ohm R24 res replaced with a higher one thanks to the soldering skills of David DiCarlo! The first video highlights demo modes 0 through 3: Car demos - YouTube Demo 0- test buttons and switches Demo 1- test servo Demo 2- test motors Second, I was able to get my little o-scope (xprotolab) to capture the camera analog out-- here: Camera testing - YouTube No major coding done but I understand the library and ports on the boards much better now.   Still haven't resolved the 'whining' apparent when I enable the H-bridge but I will try a few things this week-- it is possible it is harmless. Next steps, buffering camera data then on to control loops! Daniel Oh, I was also able to get the serial port working while code was running so I could get some dynamic feedback. This document was generated from the following discussion: Videos testing out Freescale Cup kit
查看全文
Este video faz um resumo do trabalho da Equipe LAB_TELECOM, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Ficamos em 5º Lugar.
查看全文
On this page you will find additional notes to chassis assembly you may find useful. Examples of components used are obtained from the http://www.soselectronic.com/ distributor. Cables To connect battery you will need cable shown at the image top right. You can use the cable provided with the car and add an appropriate connector to its end. This usually requires special crimping tool, so it may be more appropriate to buy the "Tamyia charging cable" (shown on the bottom left side of the image above), cut the banana ends and attach the connector to the board. If you search for the appropriate type of the connector, it is called usually Tamiya charging connector, Tamiya jack 6,3 mm (SOS code 70479) or similar. Another cable you have to assemble is a power supply cable for the microprocessor board. You will need approx. 10-15 cm long cable with the barrel jack (SOS code 3834) or similar on one end and 2-pin 2.54mm connector (e.g. SOS code 4934 + 4937) on the other end. NOTE: Never power the microprocessor board and interface boards from different power supplies! In such case the grounds on both boards are not connected and you can damage the board. The grey flat ribbon cable that interconnects the boards is for signals only, there is no common GND connection! Battery You may find (as we did) the provided cable strips too weak to hold the battery on the place. Replace them with the classic electricians cable strips (e.g. SOS code 67504). Also do not forget that the batteries need to be charged fully the first time you charge them or they will not be able to fully charge in the future. If you jump the gun because you want to test your code as soon as you can you will hurt yourself later as we found our battery was absolutely shot in later stages of our build. Motor wires To attach the motor to the interface board you may find (as we did) the cables too short. Then remove 6 screws on the bottom (see image on the left), open the motor box and desolder the short wires. Replace with approx. 15 cm long silicon cables at least 1mm2. End of the cables should be connected to the 3-pin connectors with the 3,9mm pitch (e.g. SOS order code 5914 ) - see image on the right. Again, the contacts should be attached using a special crimp tool. Camera To attach the camera we found useful to prepare two metal L-shaped pieces made from aluminium. With the help of black plastic distance posts (already available in the kit) and these metal stands, you may freely change the position of the camera over the surface. You may use following files to cut the required shapes (drawing was made using the QCad program): Preview (.pdf) CAD file (.dxf)   Base board There was no motherboard in the kit, so you will need to provide your own. To make life easier, we offer you our CAD files created with QCad program. You may use it to produce your board. We use plexiglass for ours, but any other plastic material is appropriate. The large hole in the middle is for cables from the servo. We attach the board to the car using the plastic standoffs (you will need them 55 mm long, so in our case, we used the combination of 40 + 15 mm) - see an example (SOS code 10260). To attach both the processor and interface boards the simillar 5mm plastic standoffs were used. Preview (.pdf) CAD file (.dxf) Getting all together Please, notice the orientation of cables, especially the power supplies. You may find useful following connection diagram. Enlarged Schematic (.png) NOTE: Never power the microprocessor board and interface boards from different power supplies! In such case the grounds on both boards are not connected and you can damage the board. The grey flat ribbon cable that interconnects the boards is for signals only, there is no common GND connection! Servo Motor connectors The parts provided are extremely flimsy and if you snap them in and the wheels are not perfectly straight the wheels will align wrong when the servo first turns on. First off just concentrate on one wheel at a time and we found it useful to have one person hold the wheel straight while the arm was in the proper position and then we used needle nose pliers to quickly and precisely snap the pieces into the wheel. Don't be afraid to use some muscle we hesitated a few times at first because it didn't look good but it was fine.
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant: Japan Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
查看全文
The Embedded World 2013 trade show was held last week (26-28 Feb) in Nuremberg. The exhibition attracted over 22,500 visitors (1.3% increase over 2012) of which 29% are from outside Germany. This year, for the 2nd time, Freescale presented its University Programs presentation in addition to its large demo booth in Hall 4A. The University Programs area is dedicated in linking the industry with the universities we partner with, showing demos and achievements from students related to today's Freescale technologies. This year we featured the following demonstrations: ROS (Robot Operating System) communication to a robotic arm and sensor array system featuring distributed computing system based on iMX535 platform from the University of Applied Sciences Georg-Simon-Ohm in Nuremberg Tennis game demonstration as teaching programming tool using the Kinetis K60 Tower system from the University of Applied Sciences of Munich IP Camera stabilisation system for drone system using MPC5604B Track Board from the University of Applied Sciences of Ingolstadt eCARus 2.0 2-seater electric buggy featuring i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Munich Rescue Robot for remote assistance in disaster areas using i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Ostrava FSLBOT mini robot demonstration running on ColdFire from the University of Applied Sciences in Landshut FSLBOT and other student robot projects running on Kinetis K60 Tower systems from the University of Applied Sciences in Deggendorf Here are a few pictures showing robots roaming the grounds and attracting the attention of several visitors. http://www.radio-electronics.com/articles/processing-embedded/embedded-world-2013-the-inside-74
查看全文
Kinetis Header Part 2 of 2
查看全文
The TWR-K40X256 Kit is a Freescale evaluation board powered by the Kinetis K40 microcontroller. The Kinetis microcontroller family is a set of 32 bit ARM Cortex M4 chips which feature flexible storage, lower power usage, high performance and optional Floating Point Unit with many useful peripherals. For more information on the Kinetis family see Freescale's Kinetis website. The Tower System is a prototyping platform with interchangeable and reusable modules along with open source design files. Freescale K40 MCU Tower Module: TWR K40X256 Hardware Setup There are several main hardware configuration steps. After installing the battery, once the USB cable has been connected between the evaluation board and PC, it may be necessary to update the chip firmware which requires moving a jumper pin on the evaluation board. TWR K40X246 Hardware Setup Instructions Board Specific Tutorials K40 Blink LED K40 Drive DC Motor K40 Drive Servo Motor K40 Line Scan Camera Board Tips The TWR-K40X256 features a socket that can accept a variety of different Tower Plug-in modules featuring sensors, RF transceivers, and more. The General Purpose TWRPI socket provides access to I2C, SPI, IRQs, GPIOs, timers, analog conversion signals, TWRPI ID signals, reset, and voltage supplies. The pinout for the TWRPI Socket is defined in Table 3 of the TWR-K40X256 User's Manual, but the user manual does not describe how to order a connector. A Samtec connector, part number: SFC-110-T2-L-D-A is the proper female mating connector for the TWR-K40X256 TWRPI socket. SIDE A/SIDE B White DOTS for counting Pins Solder Wire to GND, and to MCU VDD Pin for testing purposes Important Documents TWR-K40X256 User's Manual TWR-K40X256 Schematics External Links TWR-K40X256-KIT Webpage Kinetis Discussion Forum Tower Geeks Community Website Tower Geeks Freescale Cup Group
查看全文
The components of this kit will provide students with the basic materials. The challenge for teams is to collaborate with peers to design the interconnecting hardware and to create the algorithms that will give a vehicle the competitive edge. The sensor interfacing, vehicle navigation, signal processing and control systems techniques students will learn can be applied to most embedded systems. Included in the Freescale Cup Kit Part Number: TFC-KIT Model Car chassis Line Scan Camera Interface and Motor Controller Board   Part Number: TFC-5604B-KIT  All pieces inside TFC-KIT Freescale Microcontroller Board (Qorivva MPC5604B) Getting Started: 1. Purchase the kit 2. Explore the tutorials and reference materials Take the Freescale Cup Training Tutorials Browse through the sample code within the tutorials Download the reference manuals for your microcontroller, many which are linked to from this wkik Navigate to the training modules and videos of the Designing and programming your Cup Car: Hardware 1.Tools needed: In addition to what is provided in the kit, you will need several other tools you will need to design and build a working intelligent car. Must have Soldering iron Solder Solder wick Wire (gauges) Oscilloscope Useful Power Supply Solder remover bulb Oscilloscope DMM Optional Access to a Rapid Prototyping Machine Software such as Eagle or PCBArtist 2.Electronics Components you will want to obtain soon Software What we’ve provided The software provided in this wikiwill get you started in your task of creating an intelligent car. We have included files which you can load onto your microcontroller which blink a led, activate the motor and servo, as well as a small simple driver for the camera which sends it the proper signals and reads data into your microcontroller. What you need to design Your job will be to connect the various components together, refine and add to the code we have provided and create a working intelligent car. Start thinking about how you will determine where the line is on the track, what algorithm you will use for steering and deciding how much power you want to send to your motor. You may want to read up on PID controllers, or other types of control systems. Are there any special features that you might want to add to your car – such as real time debugging? Those features will require extra work and up front planning. Planning and Teamwork You might not have the time to document all your designs and concepts properly before sitting down to code or to create a piece of hardware, but you might want to create an ordered list of all the different tasks which will be necessary to finish the car, who will do those items, and when you want each task to be finished. A schedule will help you determine if you are on track with your goals …
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant from Mexico Car Specs: -Freescale "Bolero" TRK-MPC5604B
查看全文
Check the Freedom Zumo Robot designed with the Freedom Kinetis FRDM-KL25Z. Check the full development at The Freedom Zumo Robot | MCU on Eclipse
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant: India Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
查看全文
FTF2011 - Freescale Cup Invitational - Finals Third Place Team
查看全文
Tiro al blanco que funciona con un LED infrarrojo. Para más información vea el video. Gracias.
查看全文
Added by John Mc on April 25, 2012 Practice Time First Place (TE Connectivity Challenge) - Pennsylvania State University Second Place (TE Connectivity Challenge) - Pennsylvania College of Technology First Place (Speed) - Clarkson University Second Place (Speed) - Pennsylvania College of Technology Third Place (Speed) - Pennsylvania State University Group Photo
查看全文