Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
什么是处理器专家? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Processor Expert软件是一套开发系统,专为创建、配置、优化、迁移和提供为飞思卡尔芯片生成源代码的软件组件而设计。 PEx的主要特点是: 针对所有支持的硅片封装所有引脚、寄存器等的广泛而全面的知识库。 设计时即可指明芯片资源冲突,从而尽早加以纠正 无需阅读硅片文档即可轻松创建外设驱动程序 轻松集成 RTOS 与外设驱动程序 生成的驱动程序具有跨平台 API,允许在支持的处理器之间轻松迁移。 用户可以使用各种称为嵌入式组件的基本构建块来构建应用程序或库,这些组件涵盖所有常见任务(例如,串行通信、定时器、ADC、DAC、数字I/O等)。这些组件可以在图形用户界面中进行配置,Processor Expert 会生成处理器及其外设的初始化和运行时控制驱动程序的 C 源代码。 处理器专家可用: 与微控制器的 CodeWarrior 集成 作为一个名为“微控制器驱动程序套件”的独立包。它支持 Kinetis 和 ColdFire+ 微控制器。它不包含编译器或链接器,可以与其他非 CodeWarrior IDE 一起使用。 与 Kinetis Design Stuido (KDS) 集成 有关更多详细信息,请参阅飞思卡尔网站http://www.freescale.com/processorexpert 。
記事全体を表示
Processor Expertとは何ですか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Processor Expertソフトウェアは、フリースケール製半導体製品のソース・コードを生成するソフトウェア・コンポーネントの作成、設定、最適化、移行、配布を行うための開発システムです。 PExの主な機能は次のとおりです。 すべてのピン、レジスタなどをカプセル化する、サポートされているすべてのシリコンに関する広範で包括的なナレッジベース シリコンリソースの競合は設計時にフラグが立てられ、早期修正が可能 シリコンのドキュメントを読むことなく、ペリフェラルドライバを簡単に作成 RTOSとペリフェラルドライバの容易な統合 生成されたドライバーには、サポートされているプロセッサ間で簡単に移行できるクロスプラットフォーム API があります。 ユーザーは、すべての一般的なタスク(シリアル通信、タイマ、ADC、DAC、デジタルI/Oなど)をカバーする 組み込みコンポーネント と呼ばれる幅広い基本的なビルディングブロックを使用して、アプリケーションまたはライブラリを構築します 。これらのコンポーネントはグラフィカル・ユーザー・インターフェースで構成でき、Processor Expertは、プロセッサとその周辺機器の初期化およびランタイム制御ドライバーのCソースコードを生成します。 Processor Expertは、以下のものでご利用いただけます。 マイクロコントローラ用のCodeWarriorと統合 Microcontroller Driver Suiteと呼ばれるスタンドアロンパッケージとして。KinetisおよびColdFire+マイクロコントローラをサポートしています。コンパイラやリンカは含まれておらず、CodeWarrior 以外の他の IDE で使用できます。 Kinetis Design Stuido (KDS) との統合 詳細については、フリースケールのWebサイト http://www.freescale.com/processorexpert を参照してください。
記事全体を表示
MCUXpresso Secure Provisioning Tool (SEC) v10 が利用可能になりました v10 リリースの新機能 事前定義されたプロファイルを使用したワークスペース作成用の新しいダイアログ MCX W71xx プロセッサのサポートを追加 i.MX RT798、プレーン、crc、および署名付きイメージの予備サポートを追加 i.MX 95、シリコンリビジョンa1、符号なしイメージの予備サポートを追加 MCXNx4xおよびRW61xのEdgeLock 2GO Trustプロビジョニングのサポートが追加されました。EdgeLock 2GOプロセスと統合されたデバイスHSM RW61x: FRDM-RW61x が新しいワークスペースのデフォルトのメモリ構成になりました。ヒューズを更新しました 製造パッケージはオプションでパスワードで暗号化できます ビルドおよび書き込みスクリプトの開始時に環境変数を変更するためのフックを追加 KW45xx と K32W1xx の追加イメージのサポートを追加 ブート メモリ構成用に、定義済みの構成が追加されました (シリコンでは検証されていません)。 「Create FCB」コマンドが、FCBが格納されているメモリの内容をバックアップおよび復元するようになりました TrustZone テンプレートがビルドページに事前設定されるようになったため、テンプレートを見つけてカスタマイズするのが簡単になりました。ファイルはYAML形式にすることもできます i.MX RT10xx:BDファイルからSEC_SET_ENGINEセクションが削除されました 製品レイアウトにサードパーティライセンスを追加しました(「licenses」サブフォルダを参照) CLIでの環境変数のサポートを追加、すべてのパス引数と設定jsonファイルでサポート 統合NXPセキュア・プロビジョニングSDK 2.3.1 既知の問題と制限事項 uuu ツールが Mac で動作しない ダウンロード インストーラをダウンロードするには、次のリンクからダウンロード・サイトにログインしてください。 https://nxp.com/mcuxpresso/secure 役立つリンク: リリースノート:MCUXpresso Secure Provisioning Tool(SEC)v10リリースノート ファクトシート: MCUXpresso セキュアプロビジョニングツールファクトシート 発表
記事全体を表示
S32M2xx - モータ制御の使用例 この記事は新しい場所に移動しました。 https://community.nxp.com/t5/S32M-Knowledge-Base/S32M2xx-Motor-control-use-cases/ta-p/2039790
記事全体を表示
IEEE 1588 外部 PPS (パルス/秒) 信号 (LS1046ARDB および LS1043ARDB) PPS(1秒あたりのパルス)信号は、DPAA1プラットフォームを含むLayerscapeのほとんどのネットワークコントローラーに適用されます。 PPS信号は、1588タイマーパルスアウトピンを介して出力されます。QorIQ PTPドライバは、デフォルトで固定インターバル周期パルス(FIPER)ジェネレータをPPS信号として構成しました。 このドキュメントでは、他のリファレンスクロックソースの選択、必要なPPS信号を生成するための公称クロック周期、FIPERS周期、出力クロック周期の設定など、1588タイマーの設定をカスタマイズするためのdtsファイルの作成方法について説明します。
記事全体を表示
i.MX8MPイーサネットTFTP転送速度の最適化ユースケースの最適化 i.MX8MP には、FEC0 と FEC1(eQOS) の 2 つのイーサネット ポートがあります。通常、iperf を使用してイーサネット ポートのパフォーマンスをテストします。 ただし、tftp test を使用すると、2 つのポートで結果が異なります。このドキュメントでは、tftp テストまたはその他の使用例で速度を上げるためにパラメータを微調整する方法について説明します。 ほとんどの i.MX シリアルとほとんどのBSPバージョンに適しています。
記事全体を表示
Example_Reg_Prot_Flash_Controller_S32K344 *********************************************************************************** * Detailed Description: * The example locks * PFC PFCBLK2_SSPELOCK REG_PROT soft lock * and PFC REG_PROT hard lock. * ------------------------------------------------------------------------- * Test HW: : S32K344EVB-Q172 * MCU: : S32K344 * Project : RTD AUTOSAR 4.7 * Platform : CORTEXM * Peripheral : S32K3XX * Dependencies : none * * Autosar Version : 4.7.0 * Autosar Revision : ASR_REL_4_7_REV_0000 * SW Version : 5.0.0 * Build Version : S32K3_RTD_5_0_0_D2408_ASR_REL_4_7_REV_0000_20241002 ***********************************************************************************
記事全体を表示
Zephyrカスタムボードとアプリケーション これらのリソースに関するご質問や問題がございましたら、新しい質問をお寄せください。そちらで NXP サポートチームが対応いたします。 カスタムボード Zephyrリポジトリには、数十の NXP開発ボードのサポートが含まれています。カスタムボードを作成する場合は、同じファミリのSOCを使用して最も近い開発ボードから開始し、そのボードフォルダをクローンし、新しいボードとして名前を変更し、ハードウェアに合わせて変更することをお勧めします。カスタムボードのその他のリソースには、次のものがあります。 Zephyr Project Board ポーティングガイド NXPブログ: i.MX RT685用のカスタムZephyrボードの作成 このページの「ボード pinctrl の生成」を参照してください クローン化された開発ボードからメモリ設定を変更する場合は、Zephyr のメモリの詳細を参照してください。 VS Code用のMCUXpressoでは、v25.3.72の時点で、アウトオブツリーボードは、Zephyrアプリケーションをインポートするときにはサポートされていません。この機能は近日中に追加される予定です。それまでの間、 回避策があります。 サポートされていない SOC 部品番号 カスタムボードを作成する際の一般的な課題は、NXPが販売するすべてのSOC部品番号が現在Zephyrでサポートされているわけではないことです。 Zephyrでのサポートは、SOCによる直接のサポートではなく、取締役会に基づいています。Zephyr アプリケーションをビルドする際には、ボード名を指定する必要があります。次に、ボード ファイルには、そのボードで使用される SOC が含まれます。これらは、Zephyrでサポートされている NXPボード です。Zephyrのドキュメンテーションフレームワークには、SOCの同様のページはありません。 NXPは、開発ボードのZephyrサポートを提供しています。通常、1つの開発ボードがSOCのファミリーをサポートします。通常、開発ボードにはスーパーセットSOCがあり、そのファミリの中で最も多くの機能/メモリを提供します。たとえば、MIMXRT1060-EVKボードは、i.MX RT106xファミリでの開発に使用され、スーパーセットRT1062の部品番号を使用します。ファミリ内の他の部品番号はスーパーセットと非常によく似ていますが、一部の機能が不足している、メモリが少ない、または小さなパッケージのピンが少ない場合があります。 Zephyrのサポートはボードに基づいており、ボード上のSOCがサポートされているため、今日では、Zephyrで直接サポートされていない他の多くの同様のSOC部品番号があります。カスタムボードを作成する際にこれを管理するためのいくつかのオプションを次に示します。 Zephyrでサポートされている開発ボードをカスタムボードのベースにし、カスタムボードで同じSOC部品番号を使用します。そのSOCは、開発ボードを有効にするためにZephyrですでに利用可能です。 回路基板上では同じファミリのSOCを使用しますが、Zephyrカスタムボードは開発ボード上のスーパーセットSOCを使用するように構成します。たとえば、回路基板はRT1061部品番号を使用していますが、カスタム基板ファイルではMIMXRT1060-EVKと同じRT1062部品番号が使用されています。このオプションの利点は、Zephyrが追加のSOCサポートを必要としないことです。スーパーセットには、回路基板上のSOCで使用可能なすべての機能とメモリが含まれている可能性があります。その後、カスタムボードファイルは、使用できない周辺機器を無効にし、必要に応じてメモリサイズを減らすことで、デバイスツリーとKconfigを変更できます。SOC pinctrl ファイルは、 HAL_NXP リポジトリにある、サポートされているファミリのほとんどの SOC で使用できます。通常、カスタムボードには、使用される正確な部品番号のSOC pinctrlファイルを含めることができます。 同じファミリーのSOCを使用しますが、Zephyrで必要なすべてのSOCファイルを提供します。たとえば、回路基板が RT1061 部品番号を使用しているため、開発者は RT1061 部品番号オプションを Zephyr リポジトリに追加し、その RT1061 部品番号を使用するようにカスタム ボードを構成します。このオプションでは、Zephyr リポジトリにより多くの労力とある程度の快適さが必要ですが、一部の Zephyr ユーザーはこのオプションを好む場合があります。また、このように新しいSOCが有効になっている場合は、Zephyrリポジトリの上流にコントリビュートできます。 上記のSOCオプションは、SOCファミリーのボードがZephyrですでにサポートされており、そのファミリーで少なくとも1つのSOCが有効になっていることを前提としています。取締役会のサポートがない新しいSOCファミリーにZephyrを移植しようとすると、かなり多くの労力がかかる可能性があります。ポーティングの手間を最小限に抑えるには、ボードですでにサポートされているSOCファミリから始めるのが最善です。 ピンctrl Zephyr は pinctrl を使用して、SOC のピンと pinmux の設定を構成します。通常、各ボードには、そのボードのデフォルトの pinctrl 設定を含む pinctrl ファイルがあります。たとえば、これは mimxrt1060_evk-pinctrl.dtsi です。NXPには、mimxrt1062dvl6a-pinctrl.dtsiなどの各SOCのpinctrlファイルもあります。SOC の pinctrl ファイルは HAL_NXP リポジトリにあり、各ピンのすべての pinmux オプションが用意されているため、ボードの pinctrl ファイルで pinmux オプションを簡単に選択し、読みやすくなります。NXPボードの場合、ボードのpinctrlファイルには、次のようなSOCのpinctrlファイルが含まれています。 #include ボードpinctrlの生成 新しいボードの pinctrl ファイルは通常、新しいボードを作成するときに作成されます。ボードのピンコントロールファイルは、いつでも手作業で作成できます。ただし、特にNXPは MCUXpresso Config Toolに含まれるピンツールを提供しているため、ファイルの生成は便利な場合があります。ピンツールには、アプリケーションで使用されるすべての必要な信号を選択し、ピンマルチプレクサとピンの設定を構成するのに役立つGUIがあります。リリース v25.03 以降、Config Tool では、i.MX RT1xxx および MCX デバイス用の Zephyr ボード pinctrl ファイルを生成できます。Zephyr でサポートされているデバイスは、今後のリリースで追加される予定です。ボードの pinctrl ファイルを生成する方法については、 Config Tool User Guide を参照してください。 Config Toolでまだサポートされていない他のデバイスの場合、NXPにはボードのpinctrlファイルを生成するのに役立つPythonスクリプトがあります。これらのスクリプトは、最終的に Config Tool に置き換えられ、非推奨になります。このスクリプトは、上記と同じコンフィグ ツールを使用してボードのピンを構成し、ファイルからピン情報を抽出してボードの pinctrl ファイルを生成します。スクリプトは HAL_NXP リポジトリに含まれており、この Readme に記載されています。 生成ができない場合は、ボードの pinctrl を手書きする必要があります。最適なオプションは、同様の SOC のボード pinctrl ファイルを見つけ、必要に応じて変更することです。 新しいツリー外アプリケーション Zephyr リポジトリには、ドライバー、サブシステム、またはモジュールの使用方法を学ぶのに役立つ サンプル と テスト アプリケーションが豊富にあります。新しいアプリケーションを作成するときは、アプリ用に新しい Git リポジトリを作成し、West を使用して Zephyr リポジトリをモジュールとして取り込むことができます。アプリケーションでは、ZephyrでWestの T2 Starトポロジ が頻繁に使用されます。これらのリポジトリの例は、アプリケーション リポジトリを作成する際の参考資料として適しています。 Zephyr Project の example-application リポジトリには、ツリー外のボードとドライバーが含まれています NXPのZephyrデモとサンプルのリポジトリ Zephyrの例のNXP Proサポートリポジトリ Zephyr Knowledge Hub に戻る
記事全体を表示
物联网解决方案:适用于 Android 的云连接器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 将任何基于 Android 的 M2M 设备与 Etherios 的设备云无缝连接,并立即构建物联网 (IoT) 解决方案。 这套库、插件、示例和工具简化了针对 Android 设备(Android 2.2 及更高版本)的设备云应用程序的开发。 轻松、立即将物联网云连接集成到应用程序中 支持任何 Android 2.2 及更高版本 双向消息传递,实现完整的云到设备消息传递和控制 设备管理和故障排除工具 包括配置编辑、固件更新和设备重启 应用程序开发工具 远程文件系统管理 安全连接 通过 Eclipse Update Manager 安装 下载内容包括: Eclipse 插件扩展了 IDE 的功能,简化了开发 Android 库的云连接器,包括一个仅需几行代码即可实现设备云通信的 API 示例和演示(Android 和 Web 应用程序),包含源代码 全面的文档,包括入门指南、通用用户手册和 API 参考 访问适用于 Android 的云连接器并下载免费的适用于 Android 的云连接器。 如需了解 Etherios IoT 解决方案的设备云概述,请参阅设备云:推动万物互联 概述
記事全体を表示
Expose the i3c device to the linux /dev directory   Some customers want to expose their i3c device on the /dev, In order to develop their i3c APP or operation the i3c device like I2C. But in our default BSP code, we do not support this feature for I3C device, This article will introduce how to make the i3c device expose to the user space. Board : i.MX 93 EVK BSP Version : lf-6.1.55-2.2.0 I3C device : LSM6DSOXTR Step 1 : Rework the i.MX93 EVK Board, Install the R1010.  Step 2 : Apply the add_i3c_device_to_dev.patch file to the linux kernel code              Command : git apply add_i3c_device_to_dev.patch Step 3 : Re-compile the kernel Image file.              Command : make imx_v8_defconfig                                  make Step 4 : Boot your board with "imx93-11x11-evk-i3c.dtb" file and see if you can see the I3C device on the /dev directory. Result : We can see the i3c device is appeared in /dev directory, The i2c-8 is an i2c device mounted to the i3c bus. The i3c is backward compatible with i2c device. It will simulate the I2C signal loading i2c device.               PS : You can also use the i2ctool detect i2c-8 device. As shown in the following picture: Note : If you need the patch file, Please contact me any time for free. Linux Re: Expose the i3c device to the linux /dev directory I am also interested for the patch. Re: Expose the i3c device to the linux /dev directory Hello, can you send me the patch file add_i3c_device_to_dev.patch?
記事全体を表示
示例 S32K144 CMP 窗口模式使用 PDB S32DS3.4RTM4.0.3 **************************************************************************************************************************** 详细描述: 示例展示了使用 S32 SDK API 实现 S32K1XXRM 的模拟比较器“45.7.5 窗口模式(#s 5A 和 5B)”。 比较器配置为将模拟输入 0(AIN0)与内部 DAC 产生的参考电压的一半进行比较。 PDB 用于生成脉冲输出,通过 TRGMUX 用作 CMP 块的采样窗口。PDB周期为5ms,前2.5ms WINDOW=1,后2.5ms WINDOW=0。 Pdb0PulseOut 不仅可以 TRGMUX 到 Cmp0Sample,还可以到 TrgmuxOut0,这样我们就可以在 TRGMUX_OUT0(PTA1) 引脚上观察 WINDOW。 根据来自 CMP0_IN0(1kHz 外部三角波)的输入,LED 按照以下规则亮起: 1) Vin < DAC 电压:红色亮,绿色灭 2)Vin > DAC电压:红色熄灭,绿色亮起 3)未知状态:红灯亮,绿灯亮 EVB连接: 信号功能引脚S32K144EVB-Q100 窗口 TRGMUX_OUT0 PTA1 J5.5 2.5ms 窗口=1 和 2.5ms 窗口=0 加输入 CMP0_IN0 PTA0 J5.7 需要接外部1khz三角波 COUTA CMP0_OUT PTE3 J1.16 方波 PTC1 PTC1 J5.13 如果没有外部三角波,则产生方波(PTC1)并输出到 CMP0(PTA1) * * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *测试硬件:S32K144EVB-Q100 * 微控制器:S32K144UAVLL 0N47T * 目标:Debug_FLASH *编译器:S32DS3.4 *SDK版本:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.3 * 调试器:PEMicro OpenSDA * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 修订历史: 版本 日期 作者 变更描述 1.0 2023年11月9日 Robin Shen 初始版本,基于 cmp_dac_s32k144 和 pdb_periodic_interrupt_s32k144 ****************************************************************************************************************************
記事全体を表示
Video- Power management on i.MX6 Sabre SDP with WEC7 by iWave Systems Windows Embedded Compact 7 (WEC7) BSP customizations by iWave Systems for Freescale’s SABRE SDP/B platform now supports power management. Power management was successfully developed for the i.MX6 multicore platform and tested for the standard suspend and resume functionalities. The processor enters into dormant mode and consumes the least power. As of now, iWave has reduced it to consume as much power as it is currently uses in Linux and Android. i.MX6Q has four CPU cores. The suspend power state not only turns off 3 CPU cores, but also puts the primary CPU on low power mode. On resuming, all 4 cores restart successfully.The process of Power management is being intelligently handled in order to reduce the power consumption to a greater extent. The Power consumption in the idle mode is 800mA whereas in the deep sleep mode it is 380mA, which is very much lesser than in the idle mode. Power Management for multicore processors can be used in a wide variety of handheld devices like tablets, video cameras, mobile phones and other entertainment solutions.  http://www.youtube.com/watch?v=5vED0_U20Cc General
記事全体を表示
如何注册 CodeWarrior?~ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 那么,您是CodeWarrior的新手,不知道如何注册您获得的开发套件?这并不复杂,我会简单解释一下   您无需携带额外的信息或文件,只需携带您已经熟悉的信息,例如您的帐户用户名和密码、您购买的 CodeWarrior 套件以及可以在产品背面的标签上(以物理方式)或主页的“查看我的订单”部分(以数字方式)找到的产品 ID。   接下来的步骤基本上就是按照网页上的注册流程,提供产品信息并提交请求。   其中还有一部分过程需要在cmd中输入信息,但是不要慌!这只是定位和同步文件的问题,因此您在使用 IDE 时不会遇到任何复杂情况。   此视频可以向您展示完整的详细信息,并逐步指导您完成注册过程   本文档由以下讨论生成: 如何注册 CodeWarrior?~ 概述
記事全体を表示
EGLFS 上的 QT5 演示错误 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 为了在 i.MX6 上运行 QT5 演示,您应该按照此链接上的说明进行操作: 为 i.MX6 构建 QT 该版本中的某些演示(例如 /examples/opengl/hellogl_es2)由一组出现在屏幕上的多个小部件组成。通常这些演示应该可以在 Wayland 或 X11 等窗口环境中正常运行。 在仅限 Linux 环境下,绘制到屏幕的插件称为 EGLFS。该插件有一个限制,即它在屏幕表面上一次仅支持一个小部件。那么诸如 hellogl_es2 之类的演示就*不打算*与该插件一起工作,而且它永远不会工作。 使用 EGLFS 时发现的错误包括: 这些问题可以在 Qt OpenGL 示例中看到。“hellogl_es2”和“2dpaint”似乎显示一个渲染帧然后中断—— “hellogl_es2”显示QT字和气泡,并且GUI被隐藏,而“2dpaint”仅显示没有标签的openGL版本。 看起来,当在表单上包含 QGLWidget 时,QGLWidget 可以正常工作,但表单的其余部分不会出现。我无法点击任何按钮或做任何事情。 除了这些问题之外,我还会在输出中看到一个或多个以下错误消息: * 此插件不支持setParent! * 此插件不支持 propagateSizeHints() * 使用非 OpenGL 表面调用 QOpenGLContext::swapBuffers() 然而其他演示(例如 hellowindow)可以与 EGLFS 很好地配合,因为它们是单个小部件。此外,使用 qtquick 创建的所有演示都可以正常工作,因为所有可视化 QML 项目都使用场景图(一种低级、高性能渲染堆栈,与 OpenGL 紧密相关)呈现为单个小部件。这里有更好的解释: Qt5 QPainter vs. QML & Scene Graph。
記事全体を表示
A socket programming demo for MQX / RTCS (Socket.zip) A pair of TCP server & client and a pair UDP server & client are implemented to demo socket API in RTCS. It supports K60N512 and K70F120M on IAR EWARM 6.50 at this moment. You can port it to other boards and IDE easily. 1) Copy Freescale_MQX_4_0 folder and override the default MQX folder 2) RTCS Socket Example Guide.doc can be found in ..\Freescale_MQX_4_0\rtcs\examples\socket A pair of TCP server & client and a pair UDP server & client are implemented to demo socket API in RTCS. It supports K60N512 and K70F120M on IAR EWARM 6.50 at this moment. You can port it to other boards and IDE easily. 1) Copy Freescale_MQX_4_0 folder and override the default MQX folder 2) RTCS Socket Example Guide.doc can be found in ..\Freescale_MQX_4_0\rtcs\examples\socket Real-Time TCPIP Communications Suite Re: A socket programming demo for MQX / RTCS (Socket.zip) Thanks! I really(!) have missed this type of simple examples from Freescale. I adapted for my K60 tower. Was running directly.
記事全体を表示
Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Qt Creator can be a very good IDE in order to develop great QT applications. This IDE does not only helps with syntax highlighting, access to examples and tutorials, but also helps you to configure different toolchains Qt binary versions and target options. First download the binary installer from: For 32 bits: $ wget http://releases.qt-project.org/qtcreator/2.6.2/qt-creator-linux-x86-opensource-2.6.2.bin For 64 bits: $ wget http://releases.qt-project.org/qtcreator/2.6.2/qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin execute the binary $ ./qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin Follow the Installer GUI and choose a location. Default options should be OK. in my case the installation was done here: $ /home/b35153/qtcreator-2.6.2/bin Open Qt Creator (in my case from command line, use "&" to regain control of the terminal) $./qtcreator & Open Tools -> Options Choose Build & Run  on the menu of the left. and Select the Compilers Tab Here you can add the toolchain GCC compiler of your convenience. It will appear in the "Manual"  section. Now click on Qt Version Tab.  Here you can add the Qmake that you had created with your Qt installation; for example, the Qt5 installation described here: Building QT for i.MX6 It will appear in the Manual section. In my case I have Qmake for PC and Qmake for i.MX6. Now click on Kits Tab Here you can create combinations of Compilers and Qmake, and also specify where do you want the executables to go. In my case here I combined the i.MX6 toolchain and the Qmake for I.MX6 i had created. I did not set up device configuration since the sysroot is already shared to my device via NFS, but you can configure it so the files are sent via ssh to your device. And that's It! Next time you load a project you can choose which Kit you want to work on, and it will be compiled just as you need. i.MX53 i.MX6_All Multimedia Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) That's the link which I've already seen earlier Setup QT Creator with Yocto Build I already was a bit confused that the link has changed. Ok thank you, it's clear now for me. Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Have a look for this Setup QT Creator with Yocto Build  Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) The links are working, but is still 2.8   Choose You need here: http://download.qt-project.org/official_releases/qtcreator/2.8/2.8.0/ Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Hi, I followed your instructions but already stumbled by downloading QTCreator. Seems like QT have changed the folder structure. Files can be found with bellow Links now. x86 http://download.qt-project.org/official_releases/qtcreator/2.6/2.6.2/qt-creator-linux-x86-opensource-2.6.2.bin x64 http://download.qt-project.org/official_releases/qtcreator/2.6/2.6.2/qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin All other steps was working fine for me. Regards Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) The examples are installed when you insstall   Qt5.   you can install Qt5 for the PC  to try the examples first from here Download Qt, the cross-platform application framework | Qt Project, and then compile Qt5 for i.MX  with the guide here in the community. https://community.freescale.com/docs/DOC-94066 If you install the version for PC (ubuntu linux)   you can find the examples at:  /Home/Qt/5.1.0/gcc_64/examples If you download and compile i.MX Qt5  you can find the examples at: /opt/qt5/examples Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Followed your instructions.  Program ran, but there are no examples.  Do you know where I can find them? Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Well I can give you a consulting service if you wish, otherwise you'll need to read the docs 😉 Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) I'm sorry to say this but to follow these instructions is the sheer horror. You start with a tab in the browser and ends after a short time at 7 tabs open and completely lose track! Any guidance expects the exact execution of another instruction, which again presupposes the execution of another instruction. :smileyconfused: Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) You should take a look in Yocto's documentatation: http://www.yoctoproject.org/docs/current/mega-manual/mega-manual.html#using-an-existing-toolchain-tarball" title="http://www.yoctoproject.org/docs/current/mega-manual/mega-manual.html#using-an-existing-toolchain-tarball Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) I do "bitbake meta-toolchain-qt" Results are joerg@ubuntu1204:~/yocto/rootfs_builder/build/tmp/deploy/images$ ls modules--3.0.35-r0-nitrogen6x-20130629065000.tgz    uImage--3.0.35-r0-nitrogen6x-20130629065000.bin README_-_DO_NOT_DELETE_FILES_IN_THIS_DIRECTORY.txt  uImage-nitrogen6x.bin uImage iḿ not sure what to do with that? Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) meta-toolchain-qt Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Hello Otavio, QT4 should be good for me. I have to build a special image with yocto? Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Yocto currently is able to build a Qt toolchain for Qt4 but not yet for Qt5.     Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) You need the qmake compiled for i.MX6 in order to create Qt5 programs that run in the i.MX6 processor. Otherwise you will create programs that run on the PC. I dont remember if the yocto build also creates this special qmake.  It should be in /opt/qt5/bin  or something similar Re: Installing and Configuring QT Creator (Ubuntu) Isn't it possible to set up QT Creator without building own make for I.MX6? It is really complicated to build it while using things building with ltib and ltib is horror !!! Qt is build on Yocto image. regards Joerg
記事全体を表示
[RT1170 Hardware Important] RT1170 HDUG important update NXP Updated the Hardware Development Guide for the MIMXRT1160/1170 Processor (MIMXRT1170HDUG) The main difference is: Updated capacitance value of VDDA_1P8_IN in Table 1 and Table 2 From 0.1uF to 1uF This will help improve the robustness of the circuit at low temperatures.
記事全体を表示
Embedded Image Processing - Color Segmentation on i.MX51 Freescale's ARM Processor General
記事全体を表示
[i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0]Display abnormal during HDMI hot-plug Platform: i.MX8MP EVK BSP: Linux 5.4.70.2.3.0 Customer reported UI on HDMI monitor is abnormal and has more line on left side when doing HDMI hot-plug on i.MX8MP running with L5.4.70.2.3.0. This issue can’t be reproduced on latest BSP such as 5.10 and above, several patch for HDMI from latest BSP can fix this issue. Graphics & Display
記事全体を表示
CTとMEXファイルのメカニズムと回避策を調査/MEX文件研究与RTD版本兼容性方案 症状 最近、互換性の問題は、特に異なるバージョンのRTDをサポートしている場合に厄介な問題であることがわかりました。 RTD SDKとプラグを取り外してインストールしますが、RTDを再インストールすると多くの時間がかかり、信頼性が低い場合があるため、完全な方法ではありません。 診断 CTとMEXファイルの仕組みを調査し、古いプロジェクトを新しいバージョンのRTDベースで実行できるようにするための回避策を見つけました。 解決策 すでにいくつかの参照コードとRTDの例でテストされていますが、機能します。ドキュメントが添付されています。
記事全体を表示