1991707_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1991707_ja-JP

1991707_ja-JP

i.MX8MPイーサネットTFTP転送速度の最適化ユースケースの最適化

i.MX8MP には、FEC0 と FEC1(eQOS) の 2 つのイーサネット ポートがあります。通常、iperf を使用してイーサネット ポートのパフォーマンスをテストします。

ただし、tftp test を使用すると、2 つのポートで結果が異なります。このドキュメントでは、tftp テストまたはその他の使用例で速度を上げるためにパラメータを微調整する方法について説明します。

ほとんどの i.MX シリアルとほとんどのBSPバージョンに適しています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 12:59 PM
更新者: