Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
信息物理系统可信平台 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 网络物理系统是能够在物理世界中产生影响的联网计算机控制机器。作为生活在物质世界的人类,我们不仅仅关心如何确保这些系统能够被信任并完成它们应该做的事情。本次会议介绍了与 NXP Layerscape 处理器相关的硬件和软件,为可信操作提供了基础。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 网络物理系统是能够在物理世界中产生影响的联网计算机控制机器。作为生活在物质世界的人类,我们不仅仅关心如何确保这些系统能够被信任并完成它们应该做的事情。本次会议介绍了与 NXP Layerscape 处理器相关的硬件和软件,为可信操作提供了基础。
View full article
(メモリ)が多ければ多いほど楽しい:K27/K28シリーズを使用した高集積次世代IoTアプリケーションの使い方を学ぶ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ARM Cortex-M4®コアをベースとした®超大容量組み込みメモリと電力効率に優れたデュアルUSBを搭載した新しいK27/K28マイクロコントローラの主な利点とターゲット・アプリケーションについて説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ARM Cortex-M4®コアをベースとした®超大容量組み込みメモリと電力効率に優れたデュアルUSBを搭載した新しいK27/K28マイクロコントローラの主な利点とターゲット・アプリケーションについて説明します。
View full article
LPCマイクロコントローラのポートフォリオ、イネーブルメントの概要とロードマップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ARM® Cortex-M®コアをベースとする革新的なLPCマイコンのポートフォリオは、多くのアプリケーションの次世代の性能、電力、セキュリティ、コネクティビティのニーズをサポートするために拡大を続けています。このセッションでは、LPC MCUポートフォリオの概要を説明し、現在利用可能な最新の製品とイネーブルメントに焦点を当てます。参加者は、LPCベースの設計を開始するための適切なソリューションを見つける方法について理解を深めることができます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ARM® Cortex-M®コアをベースとする革新的なLPCマイコンのポートフォリオは、多くのアプリケーションの次世代の性能、電力、セキュリティ、コネクティビティのニーズをサポートするために拡大を続けています。このセッションでは、LPC MCUポートフォリオの概要を説明し、現在利用可能な最新の製品とイネーブルメントに焦点を当てます。参加者は、LPCベースの設計を開始するための適切なソリューションを見つける方法について理解を深めることができます。 インサイト&イノベーション
View full article
示例 S32K116 WDOG 快速测试 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ************************************************************************************************ 详细描述: 在SystemInit()函数(system_S32K116.c)中测试了WDOG上电复位后。 为了调试目的: - WDOG 计数器参考时钟经过预先缩放以减慢测试速度(CS_PRES = 1)。 - 在 CNT_LOW 测试期间,蓝色 LED(PTE8)亮起。 - 在 CNT_HIGH 测试期间,红色 LED(PTD16)亮起。 - 两项测试均通过后,绿色 LED(PTD15)亮起。 如果任一测试失败,WDOG 将保持其默认配置并让 MCU 休息。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 测试硬件:S32K116EVB-Q048 REV.B 单片机:S32K116 0N96V 调试器:S32DSR1、OpenSDA 目标:internal_FLASH ************************************************************************************************
View full article
S12Z - Simulating ECC errors at Flash by cumulative write This example simulates ECC issue by cumulative write into the same Flash area without an erasing. The Flash erase operation set all bits into log1. The Flash program operation may keep bit cells in log1 state or change it into log0 state, but not in opposite way. The S12Z MCU Flash is protected by 39-Bit ECC Scheme. Every aligned 32bits is protected by additional 7 bits with ECC checksum. The ECC values are not accessible for users. Every Flash reading triggers also ECC check by internal logic. The single bit error in user data may be corrected by ECC checksum. The double bit error cannot be corrected. The ECC protection is implemented also at flash controller commands and results are signaling by MGSTAT bits. The first case simulates Single-bit ECC error during reading. The MGSTAT bits after the second write are 0b10 due to fact that just 1 bit is different during write verification (correctable error) The second case simulates Single-bit ECC error during reading. The MGSTAT bits after the second write are 0b11 due to fact that more than 1 bits are different during write verification (non-correctable error) The third case simulates Double bit ECC error during reading. The MGSTAT bits after the second write are 0b11 due to fact that more than 1 bits are different during write verification (non-correctable error) The flash patterns are selected for highlighted described behavior and they don't have any real meaning. The cumulative write is not allowed for normal operation!!! The code from this example should be used only for design testing - not in production!!! Please, see the prm file. Address range 0xFF0000-0xFF01FF is excluded from default ROM and is used as user flash memory The size of sectors is 512 bytes = 64 phrases. Note: The PFLASH_Program() function was updated - erase verification is skipped     I hope it helps you. Radek General
View full article
セキュアCAN通信—ソフトウェアベースのアプローチとシンプルなハードウェアベースのソリューションによるシステムへの影響 セキュアCANトランシーバにより、NXPはCANネットワーク向けの非常に効率的なハードウェアベースのセキュリティソリューションを提供し、NXP 4+1の階層化セキュリティアプローチ全体を補完します。このセッションでは、さまざまなユースケースと、TJA115x Secure CANファミリーがシステムレベルで非常に効率的なソリューションにどのように役立つかについて説明します。 セキュアCANトランシーバにより、NXPはCANネットワーク向けの非常に効率的なハードウェアベースのセキュリティソリューションを提供し、NXP 4+1の階層化セキュリティアプローチ全体を補完します。このセッションでは、さまざまなユースケースと、STINGERがシステムレベルで非常に効率的なソリューションにどのように役立つかについて説明します。
View full article
全新 SM912F634 部件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文档旨在展示新的 SM912F634xxxxx 部件以及该新部件与 MM912F634xxxxx 部件之间的差异。
View full article
汽车雷达信号处理加速 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如何利用 SPT 和多核加速 S32R 系列上的雷达信号处理。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如何利用 SPT 和多核加速 S32R 系列上的雷达信号处理。 回复:汽车雷达信号处理加速 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,可以分享一下教学视频给我吗? 谢谢!
View full article
INS-N1819 传感器深度演示和数据收集技术 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用加速度计、磁力计、陀螺仪收集传感器数据可能很棘手且不直接。在本课程中,我们将深入研究传感器,其中每个传感器都将被可视化并详细解释。在收集数据时,有几种方法可以使数据收集更容易、更高效,并避免错误数据。我们将通过多个演示和示例来展示收集数据的陷阱和成功之处。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用加速度计、磁力计、陀螺仪收集传感器数据可能很棘手且不直接。在本课程中,我们将深入研究传感器,其中每个传感器都将被可视化并详细解释。在收集数据时,有几种方法可以使数据收集更容易、更高效,并避免错误数据。我们将通过多个演示和示例来展示收集数据的陷阱和成功之处。 洞察与创新
View full article
LAT-INS-T2437 - コア周辺ソリューション - NXPのインターフェースおよび電源ソリューションを使用した設計 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 電子システム設計者は通常、他の周辺機器、他のサブシステム、またはユーザーとのインターフェースとなる中央処理装置を持っています。多くの場合、これらのインターコネクトからの信号は、両端で互換性がない可能性があります。そのため、アナログスイッチ、高速スイッチ、電圧レベル変換器、GPIOエキスパンダーなどのさまざまな半導体デバイスは、ボード上の相互接続間のブリッジによく使用されます。このセッションでは、プロセッサを囲むNXPのインターフェースおよび接続ソリューションの幅広いポートフォリオを紹介します。これらのソリューションには、信号スイッチ、電圧変換、I2Cインターフェースデバイス、リアルタイムクロック、温度センサーが含まれます。また、システムへの電力を管理するためのいくつかのソリューションも紹介します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 電子システム設計者は通常、他の周辺機器、他のサブシステム、またはユーザーとのインターフェースとなる中央処理装置を持っています。多くの場合、これらのインターコネクトからの信号は、両端で互換性がない可能性があります。そのため、アナログスイッチ、高速スイッチ、電圧レベル変換器、GPIOエキスパンダーなどのさまざまな半導体デバイスは、ボード上の相互接続間のブリッジによく使用されます。このセッションでは、プロセッサを囲むNXPのインターフェースおよび接続ソリューションの幅広いポートフォリオを紹介します。これらのソリューションには、信号スイッチ、電圧変換、I2Cインターフェースデバイス、リアルタイムクロック、温度センサーが含まれます。また、システムへの電力を管理するためのいくつかのソリューションも紹介します。
View full article
LS1024A_GMAC2_debug.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このファイルは、GMAC2デバッグLS1024A表示され、ベアボックスでのソフトウェアサポートはなく、カーネルでのみ機能します。RTL を使用している場合は、PHY に TX_CLK と RX_CLK 遅延を追加する必要があります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このファイルは、GMAC2デバッグLS1024A表示され、ベアボックスでのソフトウェアサポートはなく、カーネルでのみ機能します。RTL を使用している場合は、PHY に TX_CLK と RX_CLK 遅延を追加する必要があります。 QorIQ LS1デバイス
View full article
AUT-N1761 自動運転車の第六感 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 車両が自律的に走行するためには、人間のドライバーと同様に、周囲の世界を正確に把握する必要があります。自動車技術は、人間のドライバーの感覚を超えた能力を車両に適合させることを目指しており、最もインテリジェントな意思決定をリアルタイムで行うことができます。車両センサーが収集する情報は、リアルタイムで正確であるだけでなく、ハッキング攻撃に対して保護されている必要があります。信頼性の高いADASと適切なセキュリティ対策は、自動運転車の重要な要素です。Vehicle-to-Xテクノロジーは、ドライバーの視界を超えて視界を広げ、コーナーや障害物を「見る」ことができます。外部センサー情報と自動車ネットワークからの内部データは、世界の道路で毎年発生している130万件の交通事故をなくすために不可欠です。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 車両が自律的に走行するためには、人間のドライバーと同様に、周囲の世界を正確に把握する必要があります。自動車技術は、人間のドライバーの感覚を超えた能力を車両に適合させることを目指しており、最もインテリジェントな意思決定をリアルタイムで行うことができます。車両センサーが収集する情報は、リアルタイムで正確であるだけでなく、ハッキング攻撃に対して保護されている必要があります。信頼性の高いADASと適切なセキュリティ対策は、自動運転車の重要な要素です。Vehicle-to-Xテクノロジーは、ドライバーの視界を超えて視界を広げ、コーナーや障害物を「見る」ことができます。外部センサー情報と自動車ネットワークからの内部データは、世界の道路で毎年発生している130万件の交通事故をなくすために不可欠です。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
View full article
AUT-N1764 为 V2X 通信创建安全网络 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> V2X技术有望大大减少道路交通事故,并通过融合车载传感器数据与从其他道路使用者获得的数据和从周边基础设施(可见或不可见及远远超出驾驶员视线范围)获得的数据改善交通流。 车云数据通信提供可进行匿名数据采集和传播的路径。 当充分实现V2X的潜力,使其成为车辆安全系统的一部分,确保数据的真实性和安全性至关重要。 此外,协调主动稳定性控制系统的车辆控制单元必须得到保护,使其不受可能破坏这些机制设计的外部因素影响。 本次演示将探讨所需的各种安全对策,使V2X成为未来安全可靠的技术。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> V2X技术有望大大减少道路交通事故,并通过融合车载传感器数据与从其他道路使用者获得的数据和从周边基础设施(可见或不可见及远远超出驾驶员视线范围)获得的数据改善交通流。 车云数据通信提供可进行匿名数据采集和传播的路径。 当充分实现V2X的潜力,使其成为车辆安全系统的一部分,确保数据的真实性和安全性至关重要。 此外,协调主动稳定性控制系统的车辆控制单元必须得到保护,使其不受可能破坏这些机制设计的外部因素影响。 本次演示将探讨所需的各种安全对策,使V2X成为未来安全可靠的技术。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
View full article
INS-N1913 Improved Inter Integrated Circuit I3C Standard A modern car is more than just transport, it provides comfortable heating and cooling, navigation systems, entertainment systems, and a lot of data about the car's health and performance. Including how well you are conserving fuel or when to seek service. All of this is a challenge to present to the driver and passengers, without distraction to driving, under all conditions from bright daylight to the dark of night, in any temperature. We talk about both Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) component solutions that keep your dashboard simple, readable, and helpful. Watch Video Presentation A modern car is more than just transport, it provides comfortable heating and cooling, navigation systems, entertainment systems, and a lot of data about the car's health and performance. Including how well you are conserving fuel or when to seek service. All of this is a challenge to present to the driver and passengers, without distraction to driving, under all conditions from bright daylight to the dark of night, in any temperature. We talk about both Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) component solutions that keep your dashboard simple, readable, and helpful. Watch Video Presentation Insight & Innovation
View full article
DES-N2065 Future Designs: GUI Sounds so Simple, Why are They so Hard? Using Off-the-Shelf Software and Hardware to Get Your Next LPC Embedded Project from Design to Production in Record Time Many customers struggle getting their first GUI design running, and often this results in schedule and budget problems. This class covers the issues and SOLUTIONS required to get a Graphical User interface up and running. We provide solutions to standard embedded communication requirements like Ethernet, USB, Wi-Fi, and Serial. We present a Case Study of a new product using a touch screen GUI, LEDs and audio to communicate the fluid level and temperature of a beverage container back to the user. We cover the pros and cons of developing your own software or of using proven off-the-shelf solutions based on standard building blocks. We also address the buy vs. make hardware decision and look at time to market and risk factors. The class ends with a demonstration of the solution implemented with an off-the-shelf NXP LPC microcontroller based hardware module and simple custom expansion board. Many customers struggle getting their first GUI design running, and often this results in schedule and budget problems. This class covers the issues and SOLUTIONS required to get a Graphical User interface up and running. We provide solutions to standard embedded communication requirements like Ethernet, USB, Wi-Fi, and Serial. We present a Case Study of a new product using a touch screen GUI, LEDs and audio to communicate the fluid level and temperature of a beverage container back to the user. We cover the pros and cons of developing your own software or of using proven off-the-shelf solutions based on standard building blocks. We also address the buy vs. make hardware decision and look at time to market and risk factors. The class ends with a demonstration of the solution implemented with an off-the-shelf NXP LPC microcontroller based hardware module and simple custom expansion board. Design | Software & Services
View full article
AMF-AUT-T2348 - NXPオーディオビデオブリッジング(AVB)スタック <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 新しいOEMプラットフォームでのイーサネットの採用は、車両の異なるエンドポイント間のメディア、通信、およびADASストリームの増加の結果として加速しています。必要なサービス品質と同期は、通常、AVB(Audio Video Bridging)仕様、またはAVBの派生物の実装によって実現されます。NXPは、エンドポイント(MPUおよびMCU)、PHY、スイッチ、および必要なソフトウェアスタックから、車内のAVBの完全なソリューションを提供できるため、市場で独自の地位を確立しています。さらに、ソフトウェア スタックには、Media Clock Recovery など、重要でありながら最初は忘れられがちなコンポーネントなど、フル機能が備わっています。AVBテクノロジの基礎と、NXPが製品へのAVBの展開をどのように支援できるかについて紹介します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 新しいOEMプラットフォームでのイーサネットの採用は、車両の異なるエンドポイント間のメディア、通信、およびADASストリームの増加の結果として加速しています。必要なサービス品質と同期は、通常、AVB(Audio Video Bridging)仕様、またはAVBの派生物の実装によって実現されます。NXPは、エンドポイント(MPUおよびMCU)、PHY、スイッチ、および必要なソフトウェアスタックから、車内のAVBの完全なソリューションを提供できるため、市場で独自の地位を確立しています。さらに、ソフトウェア スタックには、Media Clock Recovery など、重要でありながら最初は忘れられがちなコンポーネントなど、フル機能が備わっています。AVBテクノロジの基礎と、NXPが製品へのAVBの展開をどのように支援できるかについて紹介します。
View full article
INS-N2025 质量——产品选择过程中日益重要的决策标准 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 未来的互联网将通过与云连接的电子解决方案包围我们。我们必须相信它们能够安全、可靠地运行,并且具有最高的质量和可靠性。自动驾驶汽车是终极互联设备。本次会议将重点介绍行业专家工作组确定的汽车和消费零部件之间可能存在的 66 个关键差异,这些差异会影响车辆的可靠性、质量和寿命。这种对不同市场之间潜在差异的概述可能是指导客户选择组件的理想工具。NXP 是汽车、安全和连接以及最高端计算机网络领域的领导者。我们将展示恩智浦在各个产品领域和性能范围内的功能如何解决您的许多隐藏风险,并为您的互联解决方案提供良好的起点。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 未来的互联网将通过与云连接的电子解决方案包围我们。我们必须相信它们能够安全、可靠地运行,并且具有最高的质量和可靠性。自动驾驶汽车是终极互联设备。本次会议将重点介绍行业专家工作组确定的汽车和消费零部件之间可能存在的 66 个关键差异,这些差异会影响车辆的可靠性、质量和寿命。这种对不同市场之间潜在差异的概述可能是指导客户选择组件的理想工具。NXP 是汽车、安全和连接以及最高端计算机网络领域的领导者。我们将展示恩智浦在各个产品领域和性能范围内的功能如何解决您的许多隐藏风险,并为您的互联解决方案提供良好的起点。 观看视频演示 洞察与创新
View full article
传感器概述 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
View full article
FIR filter suite This content was originally contributed to lpcware.com by Steve Sabram This example project implements acoustic range, finite infinite response (FIR) filters using the LPC4350 demo board and the ARM CMSIS DSP library. A sound resource of a science fiction “zap gun” plays out the headphone jack of the demo board. This sound sample is great for demonstration since it has many low-, mid-, and high-frequency components along the acoustical band. You play the sound resource by touching the capacitive touch buttons on the demo board as explained by the menu shown on the demo board’s LCD. It is best to listen to the sound with a headphone or ear buds. Each of the four buttons plays the same sound resource differently: 1)  Raw – The unprocessed sound plays according to its format (sample rate of 44.1 kHz, 16-bit sample and mono sound). 2)  Low Pass – filtered through a low pass, Butterworth filter with a cutoff of 5 kHz, similar to the bandwidth of a common analog telephone. When played, notice that high pitch components are removed similar       to the sound heard over a telephone. 3)  High Pass – filtered through a high pass, Butterworth filter with a low frequency cutoff of 8 kHz. Notice that the sound is lower in volume since only the upper harmonic components are played. 4)  Backward Mask – The sound resource sample plays in reverse order. The “Zap!” is now a “Zoup!” The digital filters were designed with a favorite public domain tool, WinFilter (http://www.winfilter.20m.com/)       accompanying this example. With exposure of this free DSP design tool via NXP, I hope its author expands its features. User Content
View full article
示例 MPC5744P FCCU 清除故障 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 该软件提供了清除 FCCU 故障的示例。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N65H * 目标:internal_FLASH * Fsys:200 MHz PLL,带 40 MHz 晶体参考 + FCCU 故障清除示例代码。 * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年1月5日 nxa13250(Vlna Peter) 初始版本 ********************************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 该软件提供了清除 FCCU 故障的示例。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N65H * 目标:internal_FLASH * Fsys:200 MHz PLL,带 40 MHz 晶体参考 + FCCU 故障清除示例代码。 * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年1月5日 nxa13250(Vlna Peter) 初始版本 ********************************************************************************************/ 概述 回复:MPC5744P FCCU 清除故障 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,彼得, 我已设法使 FCCU 进入 ALARM 状态。现在,当我尝试使用此代码清除软件故障时,它不起作用。有什么帮助吗? 此外,参考手册中说“清除状态(标志)位 NCFSx”。但是,这里所做的是设置它为什么? 提前致谢, 此致, 艾哈迈德
View full article