Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Dictum Health - The Next Evolution in the Continuum of Care Demo Virtual Doctor       Features Connecting patients with clinicians anywhere, anytime, with real steaming secure patient data, vital signs, diagnostics, video conferencing Integrated Medical Tablet IDM100 is a secure HIPAA compliant healthcare platform designed for clinical and at home use Powered by NXP’s IMX6x MCU and was prototyped using the Healthcare AFE Reference Design   NXP Recommends i.MX 6Dual Processors|Advanced 3D Graphics Kinetis K20 100 MHz|ARM Cortex-M4|32-bit USB MCUs Power Management for i.MX Processors   Links Dictum Health   P13 Automotive
View full article
AMF-AUT-T1813 - 车辆架构趋势 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着 2015 年一些主要汽车品牌被公开黑客攻击,人们重新开始关注汽车安全。车辆电气架构种类繁多,且存在显著的地区差异,但正在加速向面向领域的安全网络发展。本次演讲将探讨在连通性和安全性不断增强的世界中中央网关日益增长的重要性。随着以太网变得越来越普及,IP 路由和防火墙的主题将会被引入,以及它在添加另一个安全层中的作用。最后,我们将介绍中央网关在实现远程信息处理单元以外的 OTA 软件更新至整个网络方面所发挥的作用。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着 2015 年一些主要汽车品牌被公开黑客攻击,人们重新开始关注汽车安全。车辆电气架构种类繁多,且存在显著的地区差异,但正在加速向面向领域的安全网络发展。本次演讲将探讨在连通性和安全性不断增强的世界中中央网关日益增长的重要性。随着以太网变得越来越普及,IP 路由和防火墙的主题将会被引入,以及它在添加另一个安全层中的作用。最后,我们将介绍中央网关在实现远程信息处理单元以外的 OTA 软件更新至整个网络方面所发挥的作用。
View full article
Web 数据记录示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本内容最初由 Cam Thompson 贡献给 lpcware.com 该项目是一个简单的数据记录示例,它从各种传感器获取读数,并将信息记录到网页上。Cortex-M4 用于收集和处理样本数据,Cortex-M0 用于运行 Web 服务器,为 Web 客户端提供数据。这样就可以在任何网络浏览器上查看数据,包括智能手机和平板电脑等便携式设备。网络数据记录示例是使用 Hitex LPC4300 评估板实现的,该评估板具有所有必要的组件。LPC43xx 具有可由任一核心访问的内置以太网控制器,并且 Hitex 评估板提供了物理层。板载 128x32 像素玻璃上芯片 (COG) LCD 显示屏、四个触摸传感器和多个 LED 用于实现简单的用户界面。LPC43xx 包含一个实时时钟 (RTC),用于记录数据样本的日期和时间。 用户内容
View full article
DES-N1957 Kinetis Enablement 业界最全面的软件工具组合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用业界最广泛的工具和支持产品开始利用 Kinetis MCU 进行开发。了解 Kinetis 软件开发套件 (SDK)、Kinetis Design Studio、Kinetis Bootloader、FreeRTOS 和其他实时操作系统。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用业界最广泛的工具和支持产品开始利用 Kinetis MCU 进行开发。了解 Kinetis 软件开发套件 (SDK)、Kinetis Design Studio、Kinetis Bootloader、FreeRTOS 和其他实时操作系统。 设计 | 软件与服务
View full article
AUT-N1775 - 启用混合 CAN 网络 CAN FD 屏蔽 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
View full article
FTF-MHW-N1950 FlexIOに基づくアプリケーション開発ハンズオンワークショップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオン クラスでは、2 つの別々のアプリケーションを開発する手順を説明します。まず、FlexIOドライバーを活用して、センサーデータに自律的な監視と反応を追加する方法を学びます。次に、複雑なパラレルインターフェース(TFTドライバー)を作成する方法を学びます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオン クラスでは、2 つの別々のアプリケーションを開発する手順を説明します。まず、FlexIOドライバーを活用して、センサーデータに自律的な監視と反応を追加する方法を学びます。次に、複雑なパラレルインターフェース(TFTドライバー)を作成する方法を学びます。 セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル Re: FTF-MHW-N1950 FlexIOに基づくアプリケーション開発ハンズオンワークショップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ラボ ファイルは 、FTF-MHW-N1950 LAB Hands-On Workshop Developing Applications Based on FlexIO (Reserved Seat Required) にあります.ZIP
View full article
AUT-N1812 安全 MCU 安全产品的最新进展 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍 NXP 对加密服务引擎 (CSE) 所做的更新、它们的用途以及如何保护您的应用程序。NXP 是第一家在其汽车微控制器 CSE 上提供符合安全硬件扩展 (SHE) 的安全模块的半导体供应商。自 CSE 推出以来,其功能得到了许多增强和扩展,我们将介绍更多用例和设备配置。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍 NXP 对加密服务引擎 (CSE) 所做的更新、它们的用途以及如何保护您的应用程序。NXP 是第一家在其汽车微控制器 CSE 上提供符合安全硬件扩展 (SHE) 的安全模块的半导体供应商。自 CSE 推出以来,其功能得到了许多增强和扩展,我们将介绍更多用例和设备配置。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
View full article
INS-N2024 半导体 101-102 集成电路的功能和制造 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。 观看视频演示 洞察与创新 回复:INS-N2024 半导体 101-102 集成电路的功能和制造 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 关于组装封装工艺流程,请告知第63页,第二行表示工艺流程的箭头是保留的。应该是:等离子清洁-->引线键合-->模具-->模具后固化......
View full article
KSDK GPIO驱动程序,带处理器专家 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该视频展示了如何使用 Processor Expert 在 Kinetis Design Studio 中配置带有组件fsl_gpio 的KSDK GPIO 外设驱动程序。 这些步骤展示了如何在读取 FRDM-K64F 的 SW2 按钮输入时使红色和蓝色 LED 闪烁。该过程可复制到任何 KSDK 支持的主板以及 PE 驱动程序套件。享受! (在 “我的视频” 中查看) 概述 回复:KSDK GPIO驱动程序与处理器专家 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 对于初级程序员来说,这是非常棒的视频,您能制作更多类似的视频吗?拜托。 并且,在视频中,您没有配置 pin_init:Pinsettings,因为您用一个 gsl_gpio 配置每个引脚,但是,如果您在 init:Pinsettings 中配置 gpio,会发生什么情况?如何以这种方式制作 hello world 程序?并且,(在程序中)fsl_gpio 和 fsl_gpio_hal 有什么区别? 谢谢 卡洛斯·E.
View full article
KSDK GPIOドライバーとProcessor Expertの <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このビデオでは、Processor Expertを使用して、Kinetis Design Studioのコンポーネント fsl_gpio でKSDK GPIOペリフェラル・ドライバを構成する方法を示します。 この手順は、FRDM-K2FのSW64ボタン入力を読み取っているときに、赤と青のLEDを点滅させる方法を示しています。この手順は、KSDK がサポートする任意のボードで、また PE Driver Suite でも再現できます。楽しむ! (マイビデオで視聴) 全般 日時:プロセッサエキスパートとKSDK GPIOドライバ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 初心者プログラマーのための優れたビデオ、あなたはこのようなものをもっと作成できますか?、お願いします。 また、ビデオでは、各ピンをgsl_gpioで設定しているため、pin_init:Pinsettingsを設定していませんが、init:Pinsettingsでgpioを設定するとどうなりますか?また、fsl_gpioとfsl_gpio_halとの(プログラムの)違いは何でしょうか? 感謝 カルロスE.
View full article
MagniV S12 ZVC 系列简介 - CAN 节点应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将向您介绍针对 CAN 节点应用的集成度最高的解决方案的功能和规格。详情请访问http://www.freescale.com/S12magniV <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将向您介绍针对 CAN 节点应用的集成度最高的解决方案的功能和规格。详情请访问http://www.freescale.com/S12magniV 概述
View full article
BCM I.MX6 SMARC Module Development Kit, including SMARC module, carrier board, cables and power adapter with pre-loaded OS on onboard eMMC Product Features: SMARC Development kit pre-loaded with Linux OS Kit includes: (1). REV-SA01 SMARC Evaluation Carrier Board in 3.5" SBC Form Factor (2). SMA-IMX6QI Quad Core SMARC Module (3). Power Adapter: AC Input: 100-240V DC Output: 5.0V (4). Power Cable (5). Mini-USB Cable (6). Pre-loaded OS on onboard eMMC Product Features: SMARC Development kit pre-loaded with Linux OS Kit includes: (1). REV-SA01 SMARC Evaluation Carrier Board in 3.5" SBC Form Factor (2). SMA-IMX6QI Quad Core SMARC Module (3). Power Adapter: AC Input: 100-240V DC Output: 5.0V (4). Power Cable (5). Mini-USB Cable (6). Pre-loaded OS on onboard eMMC General
View full article
Ironwood Pogo Pin 插座,适用于 i.MX6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 与弹性体插座相比,这些插座需要更大的扭矩才能就位。 (在 “我的视频” 中查看)
View full article
MCUXpresso対応デバイス一覧表 MCUXpresso対応デバイス一覧表 サポートされているデバイスとボードは、MCUXpresso SDK Builder内で検索することでも確認できます。https://mcuxpresso.nxp.com/en/selectにアクセスしてください。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC43xxデバイスはSDKでサポートされていないため、MCUXpresso Config Toolsはありません。SDKサポートがない古いrLPcパーツ用のLPC初期化ツールがあり、構成レジスタ設定に役立ちます。 LPC初期化ツール|NXP Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは! XLSを見ると、MK81は現在MCUXpressoによって完全にサポートされていることがわかります。しかし、構成ツールはまだ準備ができていません。 構成ツールを使用すると、通常どおりすべてのクロック/周辺機器のパブリック・セット(K82など)を構成でき、新しいIDEとSDK 2.3.1は完全に機能し、新しい設計に強く推奨されるという理解でよろしいでしょうか? それとも、K81 と MCUXpresso を続けるのは難しく、KDS と古い SDK を使い続けた方が良いのでしょうか? MCUExpressoおよびSDK 3.2.1におけるK81の現在のサポート・レベルを詳しく教えていただけますか。 よろしくお願いします。 Eugene Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 周辺機器構成ツールにMKV5ファミリのサポートを追加する予定はありますか? Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 「構成ツール - 周辺機器」の列には「利用可能」、「近日公開予定」、「-」があります。「-」はどういう意味ですか? Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私たちはMK22FX512VLH12を使用していますが、これは同じような状況の人たちと同様に、MCUXサポートが「計画されていない」状態であり、少し残念です。サポートを追加することはどれほど重要ですか?もしできない場合、自分たちで行うことは可能ですか?それとも、サポートの追加をどのようにリクエストすれば良いのでしょうか? ありがとうございます。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 残念ながら、他のCortex Mデバイスのサポートは見当たりません。そして、Excelの一覧表では、そのほとんどが「計画されていません」と表示されています。これはすばらしいツールのように思えますので、CortexM0/M0+デバイスがサポートされることも楽しみにしています。使用済みピンの優れたグラフィカルな表現は、PCBの最適化されたルーティングと、適切なクロック出力を選択するためのレジスタ設定値を設計するのに役立ちます。いつか「古い」MCUをサポートするようにソフトウェアが更新されることを期待しています。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、MKE02&MKE04シリーズをどのようにサポートすればよいですか?この2つのシリーズではSDKは利用できません! Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> PDFは修正されました。これは、ExcelファイルのPDFコピーにすぎません。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC546xxは、必要なものに対して過剰かもしれませんが、LQFP100およびBGA100パッケージ・オプションが用意されており、MCUXpresso SDKをサポートしています。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> バグがあります。PDFファイルが空です! Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> サポートされているデバイスにLPC546xxが含まれていませんでした。 Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> それは素晴らしいです、ブレンドンさん、ありがとうございます! Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、NXPチームの皆様、 MCUXは3月からリストに記載されているすべてのデバイスを完全にサポートしますか?特にLPC11C24に興味があります。このデバイスは3月に完全にサポートされるでしょうか? ありがとうございます。 敬具、アダム Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> KSDK または MCUXpresso を KEA デバイスをカバーするように拡張する予定はありません。Autoグループには、自動車専用のソフトウェアでこれらのデバイスをカバーするSDKがあります。 よろしくお願いします。 Michael Re: MCUXpresso 対応デバイス表 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 皆様、 今後の設計を計画しており、KEA Kinetis自動車用マイクロコントローラのソフトウェア・サポートに関する既存のロードマップがあるかどうかをお伺いしたいと考えております。私の知る限り、現在KSDKのサポートはなく、ロードマップもないようです。 これについてもっと詳しく教えていただけますか? よろしくお願いいたします!
View full article
S32G LLCE CAN Linux Driver Test Chinese Version. 本文说明S32G LLCE CAN Linux驱动的 快速测试方法。 目录 1 参考资料 .................................................................... 2 1.1 参考资料 ................................................................. 2 1.2 版本匹配说明 .......................................................... 2 2 环境搭建 .................................................................... 3 2.1 使用Yocto编译 ........................................................ 3 2.2 使用Standalone编译 ............................................... 4 3 测试 ........................................................................... 5 3.1 硬件连接 ................................................................. 5 3.2 测试方法 ................................................................. 6 4 LLCE CAN Linux驱动说明 ......................................... 7 4.1 DTS ........................................................................ 7 4.2 源代码 .................................................................... 9 Automotive
View full article
i.MX Create NFS Server and Export USB Drive: Yocto Project Distribution Overview i.MX28EVK Setup Build Yocto Project image Create a SDCARD from the Linux Host Boot i.MX28EVK Create file system on USB Create Mount Point and Mount the USB device Create 250 MB File Create Exports File Restart NFS Server Ubuntu Linux Host Setup Create Mount Directory Mount i.MX28EVK Exported Directory Access the NFS mounted directory Overview This document describes the steps for configuring a NFS Server running on an i.MX Application Processor - in this case the evaluation board i.MX28 EVK. Once the NFS server is running, an Ubuntu 12.04 Linux host is then configured to NFS mount the i.MX28EVK exported directory. The Ethernet interface is used for the connection transport. A block diagram of the connection setup is shown below: An Ethernet switch provided the Ethernet connection between the Linux Host and the i.MX28EVK. A thumb drive was connected to the USB port on the i.MX28EVK which was used for the exported directory. i.MX28EVK Setup Build Yocto Project image Use core-image-minimal and add packages to conf/local.conf to support NFS MACHINE=imx28evk source setup-environment mx28-evk echo "CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += \"bash kernel-modules nfs-utils\" " >> conf/local.conf bitbake core-image-minimal When bitbake finishes the images are found in tmp/deploy/images/imx28evk Create a SDCARD from the Linux Host sudo dd if=/tmp/deploy/images/imx28evk/core-image-minimal-imx28evk.sdcard of=/dev/sdc bs=4M && sync Boot i.MX28EVK Insert the SDCARD into slot 0 on the bottom side of the i.MX28EVK and connect the serial console. Power-on and push the POWER button on the lower conner to turn on. The Login credentials are User Name: root      There is no password configured by default. Create file system on USB The USB drive had one partition which was formatted with vfat file system: mkfs.vfat /dev/sdb1 Create Mount Point and Mount the USB device mkdir /mnt/usb mount /dev/sdb1 /mnt/usb Create 250 MB File dd if=/dev/zero of=/mnt/usb/file1.txt bs=512K count=500 Create Exports File echo "/mnt/usb *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)" > /etc/exports Restart NFS Server /etc/init.d/nfsserver stop /etc/init.d/nfsserver start Ubuntu Linux Host Setup Create Mount Directory sudo mkdir /mnt/remote Mount i.MX28EVK Exported Directory sudo mount -t nfs 10.85.1.10:/mnt/usb /mnt/remote Access the NFS mounted directory ls /mnt/remote
View full article
学生边缘人工智能项目原型申请:FRDM-MCXN947 和 FRDM-RW612 NXP社区和FAE团队,您好! 我是一名学生开发者,正在使用 MCX 生态系统开发嵌入式边缘 AI 和无线网关架构。我最近开始在 macOS 上的 VS Code 中使用 MCUXpresso 对 FRDM-MCXA156 和 FRDM-MCXN236 开发板进行原型设计。 为了将此设置扩展到多节点系统,我打算评估FRDM-MCXN947和FRDM-RW612板: FRDM-MCXN947:利用其双核 Cortex-M33 架构、硬件 eIQ Neutron NPU 和高速接口,构建边缘 AI 计算节点。 FRDM-RW612:用作三射频无线桥接器,处理 Wi-Fi 6、Matter/Thread 和 BLE 网状遥测。 由于我的个人账户无法在支持案例门户网站上提交正式工单,我想询问 NXP 团队成员或大学推广代表是否可以协助我获得这两个目标的样品批准或促销优惠券代码。 一旦原型版本得到验证,我将在 GitHub 上开源发布完整的固件源代码和版本文档,并分享对该项目的完整评论。 感谢您抽出时间并支持学生开发者! 顺祝商祺! Vaibhav L K 电路板设计 开发板 FRDM 培训 动手实践培训 MCX N Re: Prototype Request FRDM-MCXN947 & FRDM-RW612 for Student Edge AI Project 你好@L_K_Vaibhav , 感谢您对恩智浦产品的关注。 关于您的请求,您可以尝试联系下方链接“联系我”下的联系人,看看他们是否能提供进一步的帮助。 NXP CZ 学生版 您或许会对NXP CUP感兴趣。恩智浦杯 | 恩智浦半导体 BR 塞莱斯特
View full article
LInux CAAM driver compiled =y instead of =m It was ok up to Linux 6.18.2_1.0.0 to compile CAAM driver in CONFIG =y mode. With more recent Linux 6.18.20_2.0.0 and Linux 6.18.37_2.1.0 this leads to kernel build-in certificates errors.  I tried changing CAAM settings like CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_PKC, secure, trusted keys on/off, which should make certificates part independent of CAAM, but sill certificates are broken until I turn CAAM driver to =m mode.  Is it possible to use CAAM driver as =y? I'm using i.MX7. Thanks Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m Please disable "CONFIG_TRUSTED_KEYS_CAAM" to configure it as "n" to check whether this problem exists. In SDK default build configuration, I found the following. # CONFIG_TRUSTED_KEYS_CAAM is not set Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m Perhaps it wasn't working already with 6.18.2, I'm not sure. I'm sure it worked with 6.12.x.  With enabled CAAM_DEBUG and zcat /proc/config.gz | grep CAAM # CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_DMA is not set CONFIG_TRUSTED_KEYS_CAAM=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_COMMON=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API_DESC=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_AHASH_API_DESC=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_KEYBLOB_API_DESC=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SECVIO=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_DEBUG=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_JR=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RINGSIZE=9 # CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_INTC is not set CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_AHASH_API=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_PKC_API=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_API=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_PRNG_API=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_BLOB_GEN=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_TK_API=y # CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_TK_API_TEST is not set # CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_TEST is not set CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM=y CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM_SLOTSIZE=7 CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM_TEST=m I get this in dmesg [ 0.600724] caam 30900000.crypto: entropy-delay property missing in DT [ 0.600757] caam 30900000.crypto: device ID = 0x0a16030000000000 (Era 8) [ 0.600776] caam 30900000.crypto: job rings = 3, qi = 0 [ 0.609580] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc: Got CD GPIO [ 0.614915] caam algorithms registered in /proc/crypto [ 0.615107] caam 30900000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto [ 0.615138] caam 30900000.crypto: rng crypto API alg registered prng-caam [ 0.615157] caam 30900000.crypto: registering rng-caam [ 0.615184] 01: operation [ 0.615198] 02: fifo_store [ 0.615217] rng job desc@: (ptrval): b0800004 82500002 60340010 81cf2500 ......P...4`.%.. [ 0.615405] 01: operation [ 0.615423] 02: fifo_store [ 0.615440] rng job desc@: (ptrval): b0800004 82500002 60340010 8126fac0 ......P...4`..&. [ 0.616325] Device caam-keygen registered [ 0.620411] caam-snvs 30370000.caam-snvs: ipid matched - 0x3e [ 0.620477] caam-snvs 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state [ 0.621041] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 0.621217] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.621230] usbhid: USB HID core driver [ 0.624128] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 (8000000f) counters available [ 0.627983] NET: Registered PF_INET6 protocol family [ 0.629380] Segment Routing with IPv6 [ 0.629471] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [ 0.629630] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 0.629705] Bridge firewalling registered [ 0.629717] can: controller area network core [ 0.629795] NET: Registered PF_CAN protocol family [ 0.629810] can: raw protocol [ 0.630378] Key type dns_resolver registered [ 0.637395] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: cpu speed grade 2 mkt segment 1 supported-hw 0x4 0x2 [ 0.638671] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 0.649825] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.650591] 07: operation [ 0.651164] mmc0: SDHCI controller on 30b40000.mmc [30b40000.mmc] using ADMA [ 0.674771] 01: operation [ 0.674791] 02: fifo_store [ 0.674811] rng job desc@: (ptrval): b0800004 82500002 60340010 8126fac0 ......P...4`..&. [ 0.679492] Problem loading in-kernel X.509 certificate (-22) Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m Yes, CAAM can in principle be =y on i.MX7. I would treat the =m workaround as evidence of a dependency/build regression, not as an i.MX7 CAAM requirement. If you paste the exact first certificate error from the LF6.18.20_2.0.0 build, I can trace which Kconfig/Makefile dependency is causing it and determine whether there is a specific NXP/upstream patch that needs to be backported. Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m I've tried changing all related settings including trusted keys on/off, no change until switching CAAM to =m mode.  Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m If so, please configure CAAM driver =m, just like the Yocto SDK doing. Re: LInux CAAM driver compiled =y instead of =m The question was about =y issues. Clearly something got broken between 6.12 aand 6.18 kernels.
View full article
Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem Hello @danielmartynek  Good morning:-) I have question regarding the fault injection to cache location: I need to inject a 2-bit fault in Cache location but I'm not sure what it means as mentioned in the reference manual and we use NXP s32K394 microcontroller: I need to call below function 2 times to inject the faults in cache and get the 2-bit error in cache like below:  If I'm doing wrongly, could you please share the example code how to do this injection, and currently we are using SAF package in our project, so if there are already fault injection code exists for these, please share which file I need to refer to inject all kind of faults using (EIM) for memory test interface which is provided in SAF module. Re: Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem Hello @Rudved_3366, I just replied to your second post on the topic: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td-p/2419094 BR, Daniel
View full article
デバッガー PE マイクロ NXPチームの皆様、こんにちは。 UTESTフラッシュにDCFを記録して、MCUのコードがボードから読み取られるのを防ぐために(パスワードで)保護したいです。デバッガを使わずにDesign Studioでそれを実現できますか? よろしくお願いいたします。 アフメド Re: Debugger PE Micro こんにちは、 はい、S32Design Studioや他のコンパイラを使ってその点は可能です。 DCFが格納されているUTESTフラッシュは、OTPとして設定された通常のフラッシュです。ですので、他のブロックと同様に標準的なフラッシュプログラミングを使います。 または、デバッガーを使うこともできます: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro 迅速なご返信ありがとうございます。 あなたが教えてくれた手順に従ってDesign Studioを使ってみたら、このエラーが出ました。このエラーの原因と解決方法を教えてください。 もう一つの疑問は、この方法で検閲を実装した後、デバッガを使っているかどうかに関わらず、パスワードを知らずにボードのコードを読むことができるのかということです。 Re: Debugger PE Micro S32DSのR2017バージョンをインストールし、このバージョンで再度手順を試しましたが、やはり同じエラーが出ました。原因は何でしょうか?何を確認すればいいですか? その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? Re: Debugger PE Micro こんにちは、 Threadエクスプレスとして、これはS32DSバージョンR2017でテストされています。 どのバージョンを使っているのか分からず、誤差表現があまりにも一般的すぎます。 マイクロは空白ですか? PEmicro/S32DSの場合、このメカニズムは通常、専用のUTESTフラッシュアルゴリズム(*_UTest.pcp)を介して実装されます。 また、PEMicroのデバッガ用スクリプトやアルゴリズムの最新バージョンがあれば問い合わせることもできます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro こんにちは、 その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? それが一つの説明になり得ます。私はUTESTのプログラミングにPEを使ったことは一度もなく、代わりにLauterbachのデバッガを使っています。 PEプログラミングの手順については分かりませんが、スクリプトが最初に消去しようとすると、処理は中断されます。 しかし、代替アルゴリズムはUTESTをターゲットにしているため、スクリプトはマイクロを消去しないはずです。単にプログラムし直せばいい。 以下のガイドによると、PEマイクロGUIでも試すことができます。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro これらの手順をMCUにコネクテッドして試したところ(REV EでREV Bではなく)、ポートフィールドがロックされたウィンドウが表示されました。 ユーザーマニュアルに戻ってみると、この方法は ハードウェアインターフェースを使う必要があるのですが、追加のデバッガを使わずに方法が必要だと分かりました。では、PE Micro PROGDSCを使ったこの方法はハードウェアインターフェースなしで動作するのでしょうか、それとも何ができるのでしょうか? Re: Debugger PE Micro どんな返信でも構いませんので、お願いします!
View full article