MCUXpresso対応デバイス一覧表
サポートされているデバイスとボードは、MCUXpresso SDK Builder内で検索することでも確認できます。https://mcuxpresso.nxp.com/en/selectにアクセスしてください。
LPC43xxデバイスはSDKでサポートされていないため、MCUXpresso Config Toolsはありません。SDKサポートがない古いrLPcパーツ用のLPC初期化ツールがあり、構成レジスタ設定に役立ちます。
こんにちは!
XLSを見ると、MK81は現在MCUXpressoによって完全にサポートされていることがわかります。しかし、構成ツールはまだ準備ができていません。
構成ツールを使用すると、通常どおりすべてのクロック/周辺機器のパブリック・セット(K82など)を構成でき、新しいIDEとSDK 2.3.1は完全に機能し、新しい設計に強く推奨されるという理解でよろしいでしょうか?
それとも、K81 と MCUXpresso を続けるのは難しく、KDS と古い SDK を使い続けた方が良いのでしょうか?
MCUExpressoおよびSDK 3.2.1におけるK81の現在のサポート・レベルを詳しく教えていただけますか。
よろしくお願いします。
Eugene
周辺機器構成ツールにMKV5ファミリのサポートを追加する予定はありますか?
「構成ツール - 周辺機器」の列には「利用可能」、「近日公開予定」、「-」があります。「-」はどういう意味ですか?
私たちはMK22FX512VLH12を使用していますが、これは同じような状況の人たちと同様に、MCUXサポートが「計画されていない」状態であり、少し残念です。サポートを追加することはどれほど重要ですか?もしできない場合、自分たちで行うことは可能ですか?それとも、サポートの追加をどのようにリクエストすれば良いのでしょうか?
ありがとうございます。
残念ながら、他のCortex Mデバイスのサポートは見当たりません。そして、Excelの一覧表では、そのほとんどが「計画されていません」と表示されています。これはすばらしいツールのように思えますので、CortexM0/M0+デバイスがサポートされることも楽しみにしています。使用済みピンの優れたグラフィカルな表現は、PCBの最適化されたルーティングと、適切なクロック出力を選択するためのレジスタ設定値を設計するのに役立ちます。いつか「古い」MCUをサポートするようにソフトウェアが更新されることを期待しています。
こんにちは、MKE02&MKE04シリーズをどのようにサポートすればよいですか?この2つのシリーズではSDKは利用できません!
PDFは修正されました。これは、ExcelファイルのPDFコピーにすぎません。
LPC546xxは、必要なものに対して過剰かもしれませんが、LQFP100およびBGA100パッケージ・オプションが用意されており、MCUXpresso SDKをサポートしています。
バグがあります。PDFファイルが空です!
サポートされているデバイスにLPC546xxが含まれていませんでした。
それは素晴らしいです、ブレンドンさん、ありがとうございます!
こんにちは、NXPチームの皆様、
MCUXは3月からリストに記載されているすべてのデバイスを完全にサポートしますか?特にLPC11C24に興味があります。このデバイスは3月に完全にサポートされるでしょうか?
ありがとうございます。
敬具、アダム
KSDK または MCUXpresso を KEA デバイスをカバーするように拡張する予定はありません。Autoグループには、自動車専用のソフトウェアでこれらのデバイスをカバーするSDKがあります。
よろしくお願いします。
Michael
皆様、
今後の設計を計画しており、KEA Kinetis自動車用マイクロコントローラのソフトウェア・サポートに関する既存のロードマップがあるかどうかをお伺いしたいと考えております。私の知る限り、現在KSDKのサポートはなく、ロードマップもないようです。
これについてもっと詳しく教えていただけますか?
よろしくお願いいたします!