1107507_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1107507_ja-JP

1107507_ja-JP

NET-N1883 QorIQ LS2088AおよびLS1088A向けのODPおよびDPDKの詳細<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ODP と DPDK は、さまざまなネットワーク プロセッサ アーキテクチャで使用されるデータプレーンの API の標準セットを定義するオープンソース プロジェクトです。このセッションでは、標準のDPDKおよびODP APIが、特定のパケット処理要素(パケットIO、分類、スケジューリング、暗号化など)のNXPデータパスアクセラレーションにどのようにマッピングされているかについて詳しく説明します。また、NXP SoCSで追加のパフォーマンスを得るためのさまざまな可能なAPI拡張も提案します。このプレゼンテーションでは、ODPとDPDKが仮想化環境に必要なインフラストラクチャを提供する方法について説明します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ODP と DPDK は、さまざまなネットワーク プロセッサ アーキテクチャで使用されるデータプレーンの API の標準セットを定義するオープンソース プロジェクトです。このセッションでは、標準のDPDKおよびODP APIが、特定のパケット処理要素(パケットIO、分類、スケジューリング、暗号化など)のNXPデータパスアクセラレーションにどのようにマッピングされているかについて詳しく説明します。また、NXP SoCSで追加のパフォーマンスを得るためのさまざまな可能なAPI拡張も提案します。このプレゼンテーションでは、ODPとDPDKが仮想化環境に必要なインフラストラクチャを提供する方法について説明します。

スマートネットワーク
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 05:44 AM
更新者: