Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
用于支付的银行卡 大家好! 我想开发一个使用NFC和RFID卡的支付系统,用于我所在城市的路边停车。流程是:骑手使用NFC功能将停车卡TAP官方停车管理员的手机。然后,扣除余额。我还会使用 Kotlin 开发移动应用程序(这样我就可以使用内置的 NFC 功能进行扫描)。请问您能否推荐一下哪种卡片最适合这个项目?给我一个理由! 谢谢 Re: Card for Payment 恩智浦半导体将MIFARE DESFire EV3定位为面向安全智慧城市应用的方案,包括闭环电子支付、公共交通、门禁、会员积分以及其他多应用服务。 MIFARE DESFire EV3 | 安全免接触式集成电路 | 恩智浦半导体   DESFire EV3 支持 AES-128、相互认证、加密射频通信、CMAC、每个应用程序的密钥、事务 MAC 和其他安全机制。它还获得了硬件和软件的通用准则 EAL5+ 认证。 Re: Card for Payment 您好,先生,谢谢您的解答! 能否告诉我,如果我们使用 Desfire ev3 和其他版本(经典版、ev2 等),架构系统或流程会有哪些不同?例如在实施或其他方面?谢谢
View full article
[S32K396] eFlexPWM 配置问题 MCU :S32K396 驱动程序:S32K3 RTD 7.0.1 配置工具:EB Tresos Studio 30.0.0 应用场景:三相电机控制(FOC),SM0..SM2 作为互补 A/B 对,20 kHz 中心对齐 PWM,故障处理基于 FAULT0。 问题1:PWM(FlexPWM):故障设置仅适用于互补通道对的A输出——无法配置PWMB的故障映射。 当 FlexPWM 子模块配置为通道对 = 互补时, EB tresos PWM 插件,仅创建一个通道条目 (PWMA),而 PWMB 是 自动生成为反转输出。然而,在故障设置中 (FlexPwmFaultChannelSettings:故障通道选择、故障级别、故障输出) (状态等)只能配置 PWMA 通道 - 没有其他配置 PWMB条目。故障设置仅写入 SMx_DISMAP0 的 DIS0A 字段。 DIS0B 和 DIS0X 保持其 RESET 值 0xF,且无法更改。 EB Tresos 是否有官方支持的方式来配置 DIS0B/DIS0X 映射? 或者这应该被视为 Pwm 插件的限制/缺陷? 问题2:PWM(FlexPWM):中心对齐模式 - 没有 GUI 选项可以从 VAL0/VAL1 匹配生成 ADC 触发信号(中点/重新加载触发信号)(SM[x].TCTRL) 我们对三相电流采用中心对齐互补脉宽调制(SM0..SM2,20 kHz)。 采样。在这种配置下,低侧传导窗口的中心位于此处。 与计数器重新加载点重合,即 VAL1 比赛。精确抽样 那一刻给出了平均相电流和最大裕量。 开关边沿,这是低侧并联FOC的标准触发信号点。 在 EB tresos Pwm 插件中,仅每个通道的输出触发信号配置 提供“上升沿”/“下降沿”选择,分别对应于 VAL2/VAL3 比赛事件。没有启用已绑定触发信号的选项。 VAL0/VAL1 匹配(基于 OUT_TRIG0/OUT_TRIG1 的 TCTRL[OUT_TRIG_EN] 位) VAL0/VAL1),并且没有与重新加载事件关联的选项。 此RTD版本是否支持从ADC生成触发信号的方法? 中心对齐模式下的 VAL0/VAL1 匹配(或来自重新加载事件)? 问题3:PWM(FlexPWM):在EB中配置的故障通知功能在PostBuild配置中生成为NULL_PTR。 在 EB tresos Pwm 插件的 FlexPwmFaultChannelSettings 下,有一个故障 可以输入通知功能名称。预期是 生成的 PostBuild 配置会填充回调成员,以便 FlexPwm_Ip_Init() 将其注册到 FlexPwm_Ip_aFaultIrqCallback[] 中,并且 当 FFLAG 设置时,故障中断服务例程 (FlexPwm_Ip_ProcessFaultIrq) 会调用它。但是 FlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.c 生成的故障通道配置为 NULL_PTR。 这是 Pwm 插件的已知限制,还是一个缺陷? Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 您好, Q1 – 互补型PWMA/PWMB的故障映射 对于互补通道对,仅配置 PWMA,PWMB 根据配置的 A/B 关系生成。 PWM 配置通过 FlexPwmChannelFaultSettings 提供单独的故障使能设置。但是,当选择互补模式时,PWMB 不再作为单独的可配置通道提供,因此没有相应的 GUI 选项来自定义其 DIS0B 故障映射。 在默认的 DISMAP RESET 配置下,故障输入仍保持对输出的启用状态。因此,从应用角度来看,默认配置即可满足所需的故障保护要求。 不过,我还是会向 RTD 团队确认,无法在互补模式下单独配置 DIS0B/DIS0X 是否是故意的,以及对于需要不同故障映射的应用,是否有受支持的方法。 Q2 – 中心对齐 PWM 模式下的 ADC 触发信号 PWM 配置允许从 PWMX、PWMA 或 PWMB 中选择触发源,以及上升沿、下降沿或上升沿和下降沿选择。 对于中心对齐的 PWM,VAL1 决定 PWM 周期,因此不能自由调整以移动 ADC 采样点。 根据所需的采样点,有几种可能性: 如果需要精确地在 PWM 重载点进行采样,FlexPWM 重载脉冲可直接作为 TRGMUX 触发信号源,并通过 TRGMUX 路由至 BCTU/ADC。 如果子模块不需要使用 PWMX 及其 VAL0/VAL1 资源进行本地同步,则可以通过标准的 Pwm 触发信号配置来配置和使用 PWMX 进行 ADC 触发信号。 如果需要相对于 PWM 中心独立调整采样点,则可以通过 FlexPWM IP API 配置一个自由 VALx 比较器,并将其用作输出触发信号。 因此,最佳解决方案取决于ADC采样点是否需要固定在PWM重载点,还是需要相对于它独立调节。 Q3 – 故障通知生成为 NULL_PTR 根据 Pwm 用户手册, FlexPwmFaultNotification指定了故障检测的用户回调函数,回调函数名称应使用除NULL或NULL_PTR之外的配置值。   我还使用 RTD 7.0.1 和 S32 Design Studio 配置工具进行了测试。在这种情况下,配置的故障通知能够正确地传播到FlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.c 文件中,包括回调原型和FaultNotification[]数组中的相应条目。   但是,我还没有使用 EB tresos Studio 30.0.0 验证相同的配置。因此,我将与 RTD 团队确认 EB tresos 生成路径中是否存在任何已知的差异或限制,导致生成NULL_PTR 。 BR,彼得 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 我还有以下几个问题: Q1.我想就此声明进行后续说明: “在默认的 DISMAP RESET 配置下,故障输入仍保持对输出的启用状态。因此,从应用角度来看,默认配置即可满足所需的故障保护要求。 只有当所有四个故障输入都实际连接到板上时,这个结论才成立。在我们的 ECU 中,只有 FAULT0 连接(它携带门驱动器 ST L9908 的 FS_FLAG)。FAULT1..FAULT3 完全没有布线,因此这些焊盘处于浮空状态/未配置为端口引脚,IMCR 也不会对它们进行布线 - 故障输入读取恒定电平。 由于 DISMAP0 RESET 为 0xFFFF(每个故障输入映射到每个输出),其结果是: --对于未路由的通道,如果 FLVL = LOW,则持续的低电平会被解释为永久故障,输出将永远保持禁用状态。 - 对于未路由的通道,如果 FLVL = HIGH,则这些故障通道将永久处于非活动状态,但它们仍然映射到 A/B/X 输出。 因此,我们必须在“Pwm_Init()”之后手动更新 DISMAP0 寄存器,以便只有 FAULT0 映射到 DIS0A / DIS0B / DIS0X。 能否在图形用户界面中显示DIS0A/DIS0B/DIS0X字段以支持互补模式(以便A和B可以独立映射)? Q2. 选项 1(FlexPWM 重载脉冲作为 TRGMUX 触发信号源):我们确认 TRGMUX_IP_INPUT_PWM0_MST_RELOAD 可用。 选项 2(用于 ADC 触发的 PWMX):这实际上是我们在打开此帖子之前首先尝试的路径:我们希望 PWMX 下降沿与 VAL1 对齐。但是,当选择通道对 = 互补时,EB tresos Pwm 插件根本不允许为该子模块创建 PWMX 通道容器,因此无法选择触发源 PWMX。 能否确认插件中的此限制是否为有意为之,以及基于 PWMX 的触发信号是否应该在互补模式下使用?如果这是插件的限制,也值得向 EB 插件团队报告。 再次感谢您的详细解答。 Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 感谢您的回复,请等待RTD团队的确认。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 您好, 感谢您的澄清和补充测试。 Q1 – DISMAP 配置 你说得对。我之前关于默认 DISMAP 配置就足够的说法过于笼统。 对于您的应用,如果仅使用 L9908 的 FAULT0,则配置 DIS0A/DIS0B/DIS0X 映射,使只有 FAULT0 影响相应的输出,是合适的配置。 我将向 RTD 团队确认,互补模式下缺少独立的 DIS0B/DIS0X 配置是否是 Pwm 插件的有意限制,以及这些设置是否计划通过配置工具公开。 在此期间,只要寄存器配置与预期的故障处理一致,您在 Pwm_Init() 之后手动更新 DISMAP0 即可提供一个实用的解决方法。 Q2 – 中心对齐 PWM 模式下的 ADC 触发信号 关于 PWMX,同一子模块内的限制似乎是合理的,因为 PWMX 使用 VAL0/VAL1,而 VAL0/VAL1 也参与本地同步/重新加载配置。 针对您的使用场景,我认为有两种可行的方案: - 如果需要精确地在 PWM 重载点进行采样,请直接通过 TRGMUX 使用重载触发信号。 -如果需要可调节的采样点,请使用未使用的 VAL 比较器,例如 VAL4/VAL5,并通过 FlexPWM IP API 配置触发信号。 也可以使用另一个同步的 FlexPWM 子模块通过其 PWMX/VAL0/VAL1 资源生成触发信号,但如果不需要额外的子模块功能,使用可用的 VAL4/VAL5 比较器似乎更简单。 我将与RTD团队确认这些选项。 BR,彼得
View full article
[S32K344] タイプ「MCU_F_EXR_RESET」のランダムリセット 私はカスタムPCBAとS32K344マイクロコントローラを使って開発しており、時々基板がランダムにリセットされ、基板がリセットされた後に「Power_Ip_GetResetReason()」機能が「MCU_F_EXR_RESET」(値=15)を返すのを見かけます。これは外部リセット(つまりリセットピンが低く引っ張られた)のようです。しかし、この現象が起きたときはリセットピンに何もコネクテッドされておらず、10 kΩの抵抗でRESETピンが高く引き上げられています。 ドキュメントを読んだところ、S32K344ホワイトボードのユーザー取扱説明書に次のようなセクションがありました: RESETラインを低くする「いくつかのMCU内部故障」の包括的なリストはありますか? また、これはMCU自体が内部のRESETピンを他の内部故障時に低く引き上げることができるという意味でしょうか?もしそうなら、MCU_F_EXR_RESETリセットの理由は引き続き支払われますか? Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" @jleveque さん、予期せぬリセットの根本原因は突き止められましたか? Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" あなたのAPIを知らないので判断が難しいです:MCU_F_EXR_RESET 「MCU_F_EXR_RESET」は、Power_Ip_Specific.h ファイル(RTD バージョン 3.0.0 の一部)の「Power_Ip_ResetType」列挙型のメンバーです。これは、Power_Ip.c ファイルで定義されている Power_Ip_GetResetReason() 関数によって返される型です。 内部リセットは双方向であるため、reset_bピンにも伝播されます。 しかし、RGM [FES] には F_EXR フラグは設定されず、他の内部ソースフラグが設定されます。 これが私が探していた情報です。F_EXRフラグが外部からRESETピンが低く引き込まれた場合にのみ設定される(内部リセットによるものではない)ことが保証されているなら、この問題の原因に関する検索を絞り込めます。ピーター、改めてありがとう! Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" こんにちは、 あなたのAPIは知らないので判断が難しいです:MCU_F_EXR_RESET しかし、RGM FESレジスタで外部リセットフラグが設定されている場合、リセットはMCUの外部からトリガーされたことを意味します。 内部リセットは双方向であるため、reset_bピンにも伝播されます。 しかし、RGM [FES] には F_EXR フラグは設定されず、他の内部ソースフラグが設定されます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" これはデバッガも外部リセットを引き出している原因かもしれません。では、この関数をどう読むかが問題です。 ピーターさん、ご返信ありがとうございます!前述の通り、このリセットはRESET ピンに何もコネクテッドされていない状態で起きており(デバッガーは物理的にコネクテッドされていません)、SO何か別の要因でトリガーされている可能性があります。 この関数をどのように読み取るかというと、起動直後にまずこの関数を呼び出し、戻り値を保存します。 ご提案通り、RGM(FES/DES)レジスタの直接読み取りを追加して、より詳しい洞察が得られればと思っていますが、最終的にはこの「MCU_F_EXR_RESET」リセットの原因となる「MCU内部故障」が何なのか知りたいです。 Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" こんにちは、 `Power_Ip_GetResetReason()` 関数は `MCU_F_EXR_RESET` を返します。 これは、外部リセットをプルするデバッガーによっても引き起こされる可能性があります。そこで問題となるのは、この関数をどのように読み取るかということです。 しかし、それでもRGM [FES/DES]レジスタからリセット理由を読み取ることは可能です。 まずFES/DESをクリアしてください。リセット後、レジスタを読み取ってリセットの根本原因を確認してください。 通常、ソフトウェアでは電源投入リセット後にFES/DESをクリアし、FES/DESの値が0になっているかどうかをテストします。0になっていない場合は、診断を実行してリセット理由を確認します。 よろしくお願いします、 ピーター Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" 残念ながら、いいえ。この問題が解決する前に、私は働いていた会社を辞めました。最後に、基板を設計した電気技師が基板設計を確認し、原因がEMIである可能性を疑って確認しました。 S32K358 MCUを題材にした後続のプロジェクトでは、スタンバイモードからの不自然な起床現象を経験し、オフィスチェアから立ち上がることで確実に再現できました。この現象を調べてみると、ガスショックと金属製の脚が付いたオフィスチェアがEMPアンテナとして機能し、強い電磁場を放出できることを発見しました!調べてみたところ、実は1993年にそれに関するホワイトペーパーが書かれていたことが分かりました。https://www.emcesd.com/pdf/eos93.pdf 何もコネクテッドされていないオシロスコーププローブで測定できます。椅子から立ち上がると、オシロスコープに約25Vの非常に短いスパイクが発生して作動した。 ですので、元々のリセット問題もEMIが原因だったのかもしれません。前回の疑い通りです。 リセットの原因として、電磁干渉(EMI)の可能性を調べてみることをお勧めします。幸運を!
View full article
NXPカップ2026/27:主催者からはまだFRDM-MCXN947とPixy 2を受け取ることはできますか? こんにちは、 私たちはブレーマーハーフェン大学(Nordsee Nitro)のチームで、NXPカップEMEA 2026/27に参加しており、Gitbookで3DプリントされたMCXN947キットをビルディングしています。 Gitbookのコンポーネントリストによると、FRDM-MCXN947基板とPixy 2カメラは主催者から受け取れるそうです。https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list今シーズンもそうなのでしょうか?もしそうなら、どのように申請すればよいのでしょうか?事前に登録が必要ですか、それともコーディネーターを通して手続きできますか? 残りのパーツも注文する予定で、この2台を二度買いたくないので、どんな情報でも助かります。 ありがとう、 イティシャム
View full article
[S32K344] 类型为“MCU_F_EXR_RESET”的随机RESET 我正在使用一块定制的PCBA开发应用,该PCBA搭载了S32K344微控制器。我偶尔会遇到该板随机复位的情况。该板复位后,`Power_Ip_GetResetReason()` 函数返回 ` MCU_F_EXR_RESET`(值为15),这看起来像是外部复位(即RESET引脚被拉低)。然而,发生这种情况时,RESET引脚上并没有连接任何设备,而且RESET引脚是通过一个10kΩ的电阻拉高的。 在阅读文档后,我在S32K344白板的用户手册中找到了以下部分: 是否有一份包含所有可能导致 RESET 线拉低的“MCU 内部故障”的完整列表? 另外,这是否意味着当MCU发生其他内部故障时,它自身可以将RESET引脚拉低?如果是这样,我还会收到“ MCU_F_EXR_RESET”RESET原因吗? Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" @jleveque ,我很好奇你是否找到了导致意外RESET的根本原因? Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" 我不了解您的 API,所以很难判断 MCU_F_EXR_RESET 的具体含义。 "MCU_F_EXR_RESET" 是 Power_Ip_Specific.h 文件(RTD 版本 3.0.0 的一部分)中 "Power_Ip_ResetType" 枚举类型的一个成员。这是 Power_Ip.c 文件中定义的 Power_Ip_GetResetReason() 函数返回的类型。 由于 RESET 引脚是双向的,内部 RESET 也会传播到该引脚。 但是 RGM [FES] 中不会设置 F_EXR 标志,而是会设置其他一些内部源标志。 这就是我要找的信息。只要能保证只有在外部将 RESET 引脚拉低(而不是内部复位)时才会设置 F_EXR 标志,那么我就可以缩小搜索范围,找出导致此问题的原因。再次感谢你,彼得! Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" 你好, 我不了解您的 API,所以很难判断 MCU_F_EXR_RESET 的具体含义。 但是,如果 RGM FES 寄存器中设置了外部 RESET 标志,则表示 RESET 是由微控制器外部触发的。 由于 RESET 引脚是双向的,内部 RESET 也会传播到该引脚。 但是 RGM [FES] 中不会设置 F_EXR 标志,而是会设置其他一些内部源标志。 顺祝商祺! Peter Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" 这也有可能是调试器造成的,因为它也在进行外部RESET。所以问题在于如何解读这个函数。 谢谢你的回复,彼得!正如我上面所说,这次复位是在 RESET 引脚上没有任何连接的情况下发生的(调试器没有物理连接),所以这是由其他原因触发的。 至于我如何读取这个函数,我在启动后第一件事就是调用这个函数,并存储返回值。 根据您的建议,我将添加对 RGM [FES/DES] 寄存器的额外直接读取,希望能获得更多见解,但最终我真正想知道的是哪些“MCU 内部故障”会导致此“MCU_F_EXR_RESET”复位原因。 Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" Hello, `Power_Ip_GetResetReason()` function returns `MCU_F_EXR_RESET` This can be cause also by debugger, which is also pulling external reset. So the question is how do you read this function. But nevertheless you can read reset reason from RGM [FES/DES] registers: Clear FES/DES first. After your reset, read the registers to see the reset root cause. Usually you in SW clear the FES/DES after power on reset and test if the FES/DES value is 0. If not you run diagnostics to see the reset reason. Best regards, Peter Re: [S32K344] Random Resets of Type "MCU_F_EXR_RESET" 很遗憾,不行。在问题解决之前,我就离开了当时所在的公司。最后,这项工作落到了设计电路板的电气工程师手中,他怀疑故障原因可能是电磁干扰 (EMI),于是对 PCB 设计进行了审查。 我注意到,在我后来参与的一个以 S32K358 MCU 为特色的项目中,我遇到了从待机模式意外唤醒的情况,而且我可以通过从办公椅上站起来来可靠地重现这个问题。在研究这一现象的过程中,我发现带有气压杆和金属椅腿的办公椅可以充当电磁脉冲天线,辐射出强大的电磁场!我发现早在 1993 年就有一份关于此主题的白皮书: https://www.emcesd.com/pdf/eos93.pdf。 我可以用一个什么都不接的示波器探头来测量这个值。从椅子上站起来时,示波器会短暂地出现约 25V 的触发信号尖峰。 因此,我最初的RESET问题可能也是由电磁干扰引起的,正如我们上次怀疑的那样。 我建议您调查一下电磁干扰是否是导致系统 RESET 的潜在原因。祝你好运!
View full article
NXP Cup 2026/27:参赛队伍还能从主办方那里获得 FRDM-MCXN947 和 Pixy 2 吗? 您好, 我们是来自不来梅港应用技术大学(Nordsee Nitro)的一支队伍,正在参加 NXP Cup EMEA 2026/27,我们正在根据 Gitbook 构建 3D 打印的 MCXN947 套件。 Gitbook 上的元器件清单显示,FRDM-MCXN947 板和 Pixy 2 相机可以从组织者处获得。https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list本赛季情况依然如此吗?如果可以,我们该如何申请?我们需要先注册吗?还是通过我们的协调员办理? 我们正准备订购其余零件,不想重复购买这两个零件,所以任何信息都很有帮助。 谢谢, 伊赫蒂沙姆
View full article
NXP Cup 2026/27: can teams still get the FRDM-MCXN947 and Pixy 2 from the organizers? Hi, We’re a team from Hochschule Bremerhaven (Nordsee Nitro) taking part in the NXP Cup EMEA 2026/27, and we’re building the 3D-printed MCXN947 kit from the Gitbook. The component list on the Gitbook says the FRDM-MCXN947 board and the Pixy 2 camera can be received from the organizers. https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list Is that still the case this season? And if so, how do we request them? Do we need to be registered first, or does it go through our coordinator? We’re about to order the rest of the parts and don’t want to buy these two twice, so any info helps. Thanks, Ihtisham
View full article
FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working Hi, I am using the FRDM-IMXRT1186 board (PCB Rev A, SCH Rev A3) with the J56A ETH0 Ethernet interface. Ethernet itself works correctly at 1 Gbps but the two RJ45 LEDs remain off. The PHY is the YT8531SH-CA at address 5. I also tried forcing the PHY LED registers manually, but the LEDs still do not light. I reproduced the same behavior with an official MCUXpresso SDK lwIP HTTP server example: the server and Ethernet work, but the RJ45 LEDs remain off. Is this a known issue with this board revision, or is there any required PHY configuration or hardware workaround for the J56A LEDs? i.MXRT Re: FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working Hi Thank you for the detailed information. Based on the behavior you described, the Ethernet link and data communication are operating correctly, while the LED indication on the J56A interface is not active. Thank you for the detailed feedback. We have noted the reported behavior. Best Regards, Pablo
View full article
[S32K396] eFlexPWMの設定に関する問題 MCU:S32K396 ドライバ:S32K3 RTD 7.0.1 設定ツール:EB tresos Studio 30.0.0 ユースケース:3相モーター制御(FOC)、SM0など。SM2を補完的なA/Bペアとして、20 kHzのセンターアラインドPWM、FAULT0の故障処理 質問1:Pwm(FlexPWM):補完チャネルペアのA出力のみにフォールト設定が可能で、PWMBのフォールトマッピングを設定する方法はありません FlexPWMサブモジュールがチャネルペア=補完的な設定の場合 EB tresos Pwmプラグインは、チャネルエントリ(PWMA)が1つだけ作成され、PWMBは 反転出力として自動生成されます。しかし、故障設定では (FlexPwmFaultChannelSettings: 故障チャネル選択、故障レベル、故障出力 状態など)PWMAチャネルのみを設定可能で、設定は存在しません PWMBのエントリー。障害設定では、SMx_DISMAP0のDIS0Aフィールドのみに書き込みます。 DIS0BとDIS0Xはリセット値を保持し0xF、変更できません。 EB tresosでDIS0B/DIS0Xマッピングを設定するサポートされている方法はありますか? それともこれはPWMプラグインの制限事項/欠陥と考えるべきでしょうか? 質問2:PWM(FlexPWM):中央揃えモード - VAL0/VAL1の一致(中間点/リロードトリガー)からADCトリガーを生成するGUIオプションはありません(SM[x].TCTRL) 3相電流にはセンターアライメント相補PWM(SM0..SM2、20 kHz)を使用しています サンプリング。この構成では、低側伝導窓の中心は カウンターの再ロードポイント、つまりVAL1の一致と一致する。正確にサンプリングする その瞬間、平均位相電流と最大余裕が与えられ、 スイッチングエッジは、ローサイドシャントFOCの標準的なトリガーポイントです。 EB tresos Pwmプラグインでは、チャネルごとの出力トリガー設定のみです 「ライジングエッジ」/「フォーリングエッジ」の選択肢を提供し、これらは VAL2/VAL3のマッチイベント情報。トリガーソースをタイドするオプションはありません VAL0/VAL1のマッチング(OUT_TRIG0/OUT_TRIG1のTCTRL[OUT_TRIG_EN]ビットは VAL0/VAL1)、リロードイベントに紐づくオプションもありません。 このRTDリリースで、ADCトリガーを生成するサポート方法はありますか? VAL0/VAL1のマッチ(またはリロードイベント情報からのセンターアライメントモード)? 質問3:PWM(FlexPWM):EBで設定された障害通知機能がPostBuild構成でNULL_PTRとして生成される EB tresos PwmプラグインのFlexPwmFaultChannelSettingsの中に、 通知関数名を入力できます。期待値として、 生成されたPostBuild構成はコールバックメンバーを埋め、 FlexPwm_Ip_Init()はそれをFlexPwm_Ip_aFaultIrqCallback[]に登録し、 フォルトISR(FlexPwm_Ip_ProcessFaultIrq)はFFLAGが設定されたときにこれを呼び出します。しかしFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cはNULL_PTRでフォルトチャネル構成を生成します。 これはPWMプラグインの既知の制限事項ですか、それとも不具合ですか? Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 Q1 – 補完的なPWMA/PWMBの故障マッピング 補完的なチャネルペアの場合、PWMAのみが設定され、PWMBは設定されたA/B関係に基づいて生成されます。 PWM構成では、FlexPwmChannelFaultSettingsを通じて個別の障害有効化設定を提供します。しかし、補完モードを選択するとPWMBは別の設定可能なチャネルとして利用できなくなり、DIS0Bの故障マッピングをカスタマイズする対応するGUIオプションはありません。 デフォルトのDISMAPリセット設定では、出力に対する障害入力は有効なままになります。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。 それでも、DIS0B/DIS0Xを補完モードで個別に設定できないのは意図的なものか、また異なる故障マッピングを必要とするアプリケーションに対応した方法があるか、RTDチームに確認してみます。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWM設定では、トリガーソースとしてPWMX、PWMA、PWMBから選択できるほか、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、または両方のエッジを選択できます。 センターアライメントPWMの場合、VAL1はPWM周期を決定するため、ADCサンプリングポイントを自由に移動させることはできません。 必要なサンプリングポイントに応じて、いくつかの可能性が考えられます。 PWMリロードポイントで正確にサンプリングが必要な場合、FlexPWMリロードパルスはTRGMUXトリガーソースとして直接利用可能で、TRGMUX経由でBCTU/ADCへルーティングできます。 サブモジュールでPWMXおよびそのVAL0/VAL1リソースを用いたローカル同期が不要な場合、PWMXは標準のPWMトリガー構成を通じてADCトリガに設定・使用可能です。 サンプリングポイントをPWMセンターに対して独立に調整する必要がある場合は、FlexPWM IP APIを通じて自由なVALxコンパレータを設定し、出力トリガーとして使用できます。 したがって、最適な解決策は、ADCのサンプリングポイントをPWMのリロードポイントに固定する必要があるか、それともそれに対して独立して調整可能である必要があるかによって異なります。 Q3 – NULL_PTRとして生成された故障通知 Pwmユーザーマニュアルによると、FlexPwmFaultNotificationは故障検出用のユーザーコールバック関数を指定しており、NULLやNULL_PTRとは異なる設定値がコールバック関数名として使用されるべきです。   また、S32 Design Studioの設定ツールを使ってRTD 7.0.1でもテストしました。この場合、設定されたフォールト通知は正しくFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cに伝播され、コールバックプロトタイプやFaultNotification[]配列内の対応するエントリも含まれます。   しかし、まだEB Tresos Studio 30.0.0を使って同じ構成を確認できていません。したがって、RTDチームにEB Tresosの生成パスにNULL_PTRが生成される可能性のある既知の違いや制限がないか確認します 。 BR、ペトル Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues ご回答ありがとうございます。RTDチームからの確認をお待ちください。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 以下にさらに質問があります。 Q1。この発言について続けておきたいと思います。 「デフォルトのDISMAPリセット構成では、故障入力は出力に対して有効化されたままです。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。」 これは、4つの障害入力すべてが実際に基板上に配線されている場合にのみ当てはまります。私たちのECUではFAULT0のみがコネクテッドであり(ゲートドライバのST L9908のFS_FLAGを承載しています)。FAULT1..FAULT3は全くルーティングされておらず、これらのパッドは浮動したままポートピンとして設定されておらず、IMCRもルーティングしません。フォールト入力は一定レベルを読み取ります。 DISMAP0 は0xFFFF(すべての故障入力がすべての出力にマッピングされる)にリセットされるため、結果は次のようになります。 --未ルーティングチャネルのFLVL = LOWの場合、一定の低レベルは恒久的な故障と解釈され、出力は永遠に無効化されたままです。 - 未ルーティングチャネルのFLVL = HIGHの場合、これらの故障チャネルは永久に非アクティブですが、A/B/X出力にはマッピングされます。 したがって、「Pwm_Init()」の後に手動でDISMAP0レジスタを更新し、FAULT0のみをDIS0A / DIS0B / DIS0Xにマッピングします。 DIS0A/DIS0B/DIS0XフィールドをGUIで補完モードとして公開できるかどうか(AとBを独立してマッピングできる)、 Q2。 option1(TRGMUXトリガーソースとしてのFlexPWMリロードパルス):TRGMUX_IP_INPUT_PWM0_MST_RELOADが利用可能であることを確認しました。 option2(PWMX for ADC triggering):実はこのThreadを開く前に最初に試した経路です:PWMXの落ち込みエッジをVAL1に合わせたかったのです。しかし、チャネル Pair = COMPLEMENTARYを選択すると、EB tresos Pwmプラグインはそのサブモジュール用のPWMXチャネルコンテナを作成することを一切許可せず、トリガーソースPWMXを選択することはできません。 プラグイン内のこの制限は意図的なものか、またPWMXベースのトリガーは補完モードで使えるものなのか確認していただけますか?もしそれがプラグインの制限によるものであれば、EBプラグインチームにも報告する価値があるでしょう。 詳細なご回答をありがとうございました。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 ご説明と追加テストをありがとうございました。 Q1 – DISMAP構成 その通りです。以前の私の発言、つまりデフォルトのDISMAP設定で十分だという発言は、あまりにも一般的すぎました。 あなたのアプリケーションでは、L9908のFAULT0のみを使う場合、DIS0A/DIS0B/DIS0Xのマッピングを設定し、対応する出力にFAULT0だけが影響するように設定することが適切な構成です。 補完モードにおけるDIS0B/DIS0Xの独立した設定機能の欠如がPWMプラグインの意図的な制限なのか、またこれらの設定が設定ツールで公開される予定があるのかどうかについて、RTDチームに確認します。 Pwm_Init() の後に DISMAP0 を手動で更新することは、レジスタ構成が意図した障害処理と一致している限り、当面の実用的な回避策となります。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWMXに関しては、同じサブモジュール内での制限は妥当であると思われる。なぜなら、PWMXはVAL0/VAL1を使用しており、これらはローカル同期/リロード構成にも関与しているからである。 あなたのユースCASEでは、実用的な選択肢が2つあります。 - PWMリロードポイントで正確にサンプリングする必要がある場合は、TRGMUXを介してリロードトリガーを直接使用してください。 - 調整可能なサンプリングポイントが必要な場合は、未使用のVALコンパレータ(例えばVAL4/VAL5)を使用し、FlexPWM IP APIを通じてトリガーを設定します。 また、PWMX/VAL0/VAL1リソースを通じてトリガーを生成するために、同期された別の同期されたFlexPWMサブモジュールを使用することも可能ですが、追加のサブモジュール機能が不要であれば、利用可能なVAL4/VAL5コンパレータを使う方が簡単そうです。 これらの選択肢については、RTDチームに確認します。 BR、ペトル
View full article
Card for Payment Hello, guys! I want to develop payment system using NFC and RFID card for on-street parking di my city. The flow is rider tap his card to official parking attendant's handphone with NFC. Then, balance is deducted. I will develop mobile app also using Kotlin (so I can scan NFC with built-in function). Can you recommend which one is the best card to use in this project? Give me a reason! Thank you Re: Card for Payment NXP positions MIFARE DESFire EV3 for secure Smart City applications, including closed-loop e-payment, public transportation, access, loyalty, and other multi-application services.  MIFARE DESFire EV3 | Secure Contactless IC | NXP Semiconductors   DESFire EV3 supports AES-128, mutual authentication, encrypted RF communication, CMAC, per-application keys, Transaction MAC, and other security mechanisms. It also carries Common Criteria EAL5+ certification for hardware and software. Re: Card for Payment Hi sir, thanks for your answer! Can you tell me about the different architect system or flow if we use desfire ev3 and other (classic, ev2, etc)? Such as in implementation or other? Thank you
View full article
FRDM-IMXRT1186 以太网指示灯不亮 您好, 我正在使用 FRDM-IMXRT1186 板(PCB Rev A,SCH Rev A3),带有 J56A ETH0 以太网接口。以太网本身可以正常工作,速度为 1 Gbps,但两个 RJ45 指示灯仍然熄灭。 PHY 芯片为 YT8531SH-CA,地址为 5。我还尝试手动强制设置 PHY LED 寄存器,但 LED 仍然不亮。 我使用官方 MCUXpresso SDK lwIP HTTP 服务器示例重现了同样的情况:服务器和以太网工作正常,但 RJ45 LED 指示灯仍然熄灭。 这是该电路板版本已知的问题吗?或者 J56A LED 是否需要任何 PHY 配置或硬件变通方法? i.MXRT Re: FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working HI 感谢您提供如此详细的信息。根据您描述的情况,以太网链路和数据通信运行正常,但 J56A 接口上的 LED 指示灯未亮起。 感谢您提供的详细反馈。我们已注意到所报告的行为。 此致, 巴勃罗
View full article
S32 Design Studio バージョン v.3.5 ライセンス こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私のS32 Design Studio バージョン3.5のライセンスは2026年10月19日に期限切れとなりました。ライセンス延長を手伝ってもらえますか? 起動コード:30E0-0F7D-F883-9AFB サポートありがとうございます。 Eclipse IDEの使用と設定
View full article
Clock - power relationship : MIMXRT685 - EVK Hello,  For an application I'm shooting the core clock frequency to max possible, i.e., 297MHz from the default 250 MHz. I wanted to know what implications it causes from the power perspective. Although nothing breaks right now, from the static characteristics from the datasheet, I think I need to make some changes, to avoid future hardfaults. I would really appreciate some guidance here.  Thanks in advance! Shri Re: Clock - power relationship : MIMXRT685 - EVK Hi @shri00 , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. For 297 MHz operation on the MIMXRT685-EVK, please check the VDDCORE voltage as well as the clock configuration. The fact that the board currently runs without faults does not necessarily mean that VDDCORE meets the operating requirements for your target frequency and temperature range.   When increasing the clock frequency, first set VDDCORE to the level required for the target frequency, and then switch to the higher frequency.   For the relationship between VDDCORE and clock frequency, please refer to Tables 20 and 21 of the RT600 data sheet. Dual-core microcontroller with 32-bit Cortex®-M33 and Xtensa HiFi4 Audio DSP CPUs Have a nice day. Best Regards May Liu
View full article
GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app プロジェクトのビルド問題 私は https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps のリポジトリを基にTSNデモをセットアップしています。そして、 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Step-by-Step-Guide-to-Running-the-GenAVB-TSN-Stack-FreeRTOS/ta-p/2390969のステップバイステップガイドに従いました。厳密に。 しかし、プロジェクトをインポートした後、プロジェクトオプションには ram_release ビルド構成のみが表示され、 release_no_enetc0はないため、フラッシュプログラムができません。インポート処理を何度もやり直しましたが、結果は変わりません。 私はNXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0.pdfに従ってプロジェクトをインポートし、対応するセットアップスクリプトも実行しました。どなたか、この問題の原因を教えていただけませんか? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 GitHubで8_0ブランチを選択してください。 https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps/tree/8_0 このブランチのREADMEファイルには、サポートされていることが明記されています。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem こんにちは、シェリーさん。 ご返信ありがとうございます! 手順を全て繰り返しましたが、問題は依然として解決していません。私は最新バージョンのVS Codeと最新のMCUXpressoインストーラーを使用しています。 以下に、私の製作手順を記載します。必要な手順を見落としていないか、手伝ってもらえますか?ありがとう。 1. SDKをインポートする( 8_0_0 と 8_0の両方試しました) 2. パッチスクリプトを実行します(ファイル《NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0》が必要です)。 1)  cd E:\111\genavb_tsn_rtos_apps_800\GenAVB_TSN-rtos-apps\scripts 2) ブートストラップ.bat   そして、それは正常に実行されました。   3.プロジェクトをインポートする 4.プロジェクトで利用できるビルド構成はまだ2つしかありません。 さらに、コマンドラインでプロジェクトのコンパイルやデバイスのフラッシュができ、プログラミング後に通常のログ出力も確認できます。しかし、このワークフローは日常的な開発には十分便利とは言えません。IDE内でワンクリックでコンパイル&フラッシュできる機能と、ビルド構成を選択できる機能があればいいのですが。どうすればこの問題を解決できるか、ぜひ教えていただけますか? お早めにご回答いただけると幸いです。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 ご辛抱いただきありがとうございます。 リポジトリから最新のコードを取得し、私の環境でも同様の問題を再現することができました。現時点では、根本原因はまだ不明である。これは、VS Codeの表示設定とツール構成の間に何らかの不整合があることに関係している可能性があります。 一時的な回避策として、 west build コマンドを使用してプロジェクトを作成/ビルドしてください。例えば: west build -p always boards/src/demo_apps/avb_tsn/tsn_app --toolchain armgcc --config release_no_enetc0 -b evkmimxrt1180 -Dcore_id=cm33 私たちはこの問題について引き続き調査を進めていきます。   よろしくお願いいたします。 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 問題の原因を特定しました。これは新しいバージョンのMCUXpresso for VS Codeに関連しているようです。 バージョン26.5.57にロールバックした後、利用可能なビルド構成はすべて正しく確認できます: 下記のスクリーンショットを参照し、バージョン26.5.57にロールバックしてください。拡張機能ビューから:   また、TSNアプリケーションは現在フリースタンディングアプリケーションをサポートしていません。代わりにリポジトリアプリケーションをご利用ください。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 親愛なるシェリーへ、 ご返信ありがとうございます。さらに、もう一つ問題があります。プロジェクトをインポートする際、ビルドは「 リポジトリアプリケーション 」をアプリタイプとして選択した場合のみ成功します。スタンドアロンアプリケーションか独立アプリケーションのどちらかでビルドすると失敗します。この問題の解決も手伝っていただけませんか?ありがとう。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 回避策がうまくいったようで良かったです。 問題点とご要望の両方を社内チームに共有し、さらなる検討を依頼しました。 その間、TSNアプリケーションは主に機能テストと評価を目的としていることにご注意ください。実際の製品開発には、独自のスタンドアロンアプリケーションプロジェクトを作成し、必要なTSN機能を移植することをお勧めします。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem こんにちは、シェリーさん。 あなたの解決策を試してみました。うまくいきました!どうもありがとう。 VS Code 用の新しいバージョンの mcuxpresso でこの問題を修正する際には、その旨をお知らせください。 リポジトリアプリケーションタイプに限定されているため、プロジェクトの変更や移植には不便です。FUTUREのリリースでスタンドアロンアプリケーションタイプのサポートを導入する予定はありますか?
View full article
GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem I am setting up a TSN demo based on the repository at https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps, and I have followed the step-by-step guide at https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Step-by-Step-Guide-to-Running-the-GenAVB-TSN-Stack-FreeRTOS/ta-p/2390969 strictly. However, after importing the project, only the ram_release build configuration is available in the project options,no release_no_enetc0,so it can not program to flash. I have retry the import process many times, but the outcome stays the same. I imported the project in accordance with NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0.pdf, and also executed the corresponding setup scripts. Could anyone please help figure out what is causing this issue? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Please make sure to select the 8_0 branch on GitHub: https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps/tree/8_0 The README file for this branch explicitly states that it is supported:  Best Regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Hi,shelly,    Thanks for your reply! I have repeated the whole process, but the issue still persists. I am using the latest version of VS Code and the latest MCUXpresso installer. My build steps are listed below. Could you please help check if I have missed any required steps? Thank you. 1. Import the SDK(I have tried both 8_0_0 & 8_0) 2.Execute the patch scripts(file《NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0》 required) 1)  cd E:\111\genavb_tsn_rtos_apps_800\GenAVB_TSN-rtos-apps\scripts 2) bootstrap.bat   and it excute successfully.   3.import the project 4.There are still only two build configurations available for the project Additionally, I am able to compile the project and flash the device via the command line, and normal log output can be observed after programing. However, this workflow is not convenient enough for daily development. I would prefer to have the one-click compile-and-flash functionality with selectable build configurations in the IDE. Could you please help how to resolve this? I would appreciate your early response. Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear shelly,       thanks for your reply. In addition, I have another issue. When importing the project, the build can only succeed when Repository application is selected as the App type. Builds with either standalone application or freestanding application will fail. Could you please help resolve this problem as well? Thank you. Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Thank you for your patience. I pulled the latest code from the repository and was able to reproduce the issue on my side. At this moment, the root cause is still unclear. It may be related to some inconsistency between the VS Code display settings and the tool configuration. As a temporary workaround, please use the west build command to create/build the project. For example: west build -p always boards/src/demo_apps/avb_tsn/tsn_app --toolchain armgcc --config release_no_enetc0 -b evkmimxrt1180 -Dcore_id=cm33 We will continue to follow up on this issue.   Best Regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , We have identified the cause of the issue. It appears to be related to the newer version of MCUXpresso for VS Code. After rolling back to version 26.5.57, I can see all the available build configurations correctly: Please refer to the screenshot below and roll back to version 26.5.57 from the Extensions view:   Also, the TSN application currently does not support Freestanding Application. Please use Repository Application instead. Best regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Hi,shelly,     I have tried your solution,it works! Thanks a lot.     Please tell me when fixing this problem at the newer version of mcuxpresso for vscode.      Limited exclusively to the Repository Application type is inconvenient for project modification and porting. Are there any plans to introduce support for the Standalone Application type in future releases? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Glad to hear that the workaround works for you. I have shared both the issue and your request with our internal team for further consideration. In the meantime, please note that the TSN application is primarily intended for feature testing and evaluation. For actual product development, we recommend creating your own standalone application project and porting the required TSN functionality to it. Best regards, Shelly
View full article
ホールセンサーベースのモータ制御リファレンスウェアおよびトレーニング・マテリアルの要請 NXPチームの皆様へ 私たちは、24V、3.47Aモーターを用いた空冷システムを開発するお客様と協力しています。 センサーレスFOCベースのモータ制御を用いたデモンストレーションを成功裏に完了しました。顧客は現在、FRDM-MCXA156 EVK(制御カード)とFRDM-MC-LVPMSM(電源カード)を用いてローター位置検出用のホールセンサーを統合したいと考えています。 このハードウェアの組み合わせでホールセンサーベースのモーター制御を実装するための適切なリファレンスファームウェアやアプリケーション例を教えていただけますか? GitHubで公開されているLPC55S36用のホールセンサー搭載BLDCモーターのサンプルコードを確認しました。 しかし、この例に対応するFreeMASTER設定ファイル(.pmpx)を見つけることができませんでした。 以下の点についてご協力いただけますか? FRDM-MCXA156とFRDM-MC-LVPMSMのホールセンサー統合に関するリファレンスファームウェア。 利用可能な場合は、対応するFreeMASTERプロジェクト/設定ファイル(.pmpx)。 既存のセンサーレスFOCプロジェクトにホールセンサーフィードバックを統合するための関連するアプリケーションノート、トレーニング・マテリアル、または実装ガイド(FRDM-MCXA156 EVKに基づくもの。 技術的なご指導やご提案をいただければ大変ありがたく存じます。 よろしくお願いします ダルシャン・J・L WPGインド ボード設計 開発ボード FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング MCXA モータ制御 Re: Request for Hall Sensor-Based Motor Control Reference Firmware and Training Material こんにちは、 @Darshan_J_L さん。 投稿ありがとうございます。 MCUXpresso SDKには複数のモーター制御の例プロジェクトが含まれています。FRDM-MCXA156の詳細については、次のページでご覧いただけます。 MCUXpresso モータ制御用SDK |NXP Semiconductors。   FRDM-MCXA156 + FRDM-MC-LVPMSM の組み合わせのpmsm_enc例はSDK v25.06にあります。センサーレスおよびセンサー付きFOCをサポートし、pmsm_float_enc.pmpx FreeMASTERプロジェクトを含んでいます。ご参照くださいUG10247.pdf 詳細については、こちらをご覧ください。   デモ用の対応するFreeMASTER設定ファイル(.pmpx)については、こちらLPC55S36:an-lpc55s36_mc_bldc_whall/LPC5536_mc_bldc_wHall.pmpx at main · nxp-appcodehub/an-lpc55s36_mc_bldc_whall ·GitHub   お役に立てば幸いです。他に何かご質問がありましたら、お気軽にお知らせください。   BR セレステ    
View full article
How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? I found https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/m-p/1507580 as well as the application notes on https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 but I'm struggling to pin down how many quadrature encoders I could instantiate. I have an application where, ideally, I would be able to have 4 independent quadrature decoders. Would either the S32K344 or the S32K388 support that? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, The S32K3 family does not include a dedicated quadrature decoder peripheral. Instead, the quadrature decoder functionality is implemented using a combination of the LCU, TRGMUX, and eMIOS modules. This is the approach described in the S32K3 Reference Manual and the motor-control example referenced in the community thread. According to the Reference Manual, the incremental encoder example requires two Logic Cells (LC0 and LC1) for a single quadrature decoder implementation. The S32K344 and S32K388 devices provide two LCU instances. However, I have also asked motor control team to provide the feedback. I will update you ASAP. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, Update: Based on the implementation described in the NXP example, the practical limit is three independent quadrature decoders on both S32K344 and S32K388. This solution consumes: 6 TRGMUX input pins (3 × A/B encoder inputs), 6 eMIOS channels capable of MCB operation (for example eMIOS0 CH1-CH6), 3 Logic Cells (one LCU instance). Therefore, three encoder instances can be implemented directly using the demonstrated architecture. A fourth encoder is not directly supported by the same resource mapping. The main limitation is the availability of suitable eMIOS channels operating in MCB mode together with the required signal routing through TRGMUX and LCU. A possible workaround may exist by using the remaining G-type channel (e.g. CH7) together with an X-channel and routing the LCU output externally through a device pin back into the eMIOS X input. For example, on S32K344, PTB2 can be configured as both LCU1_OUT3 and eMIOS0_CH8_X, effectively creating an external loopback path. However, this approach consumes an additional package pin and is not part of the standard demonstrated solution. As a result, 3 quadrature decoders are straightforwardly achievable, while a 4th decoder would require an alternative routing scheme or custom workaround and should be evaluated against the overall pin and peripheral resource usage. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? For my application, I don't really need the eMIOS-based interpretation which counts using the timer - I really only need to have the encoder counts available. Is there any configuration which would support having 8 TRGMUX inputs and 4 LCU cells leading to something which just counts up and down?
View full article
IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 プロファイルとレベルを設定 当社では、カスタムボード上にIMX8mpを搭載し、NXP Yocto Hardknottをベースプラットフォームとして使用しています。 ハードウェアH264エンコーダーであるvpuenc_h264プラグインを使用して、カメラストリームをH264/MP4に圧縮/エンコードしています。 基本的な例としては、次のようなものがあります。 gst-launch-1.0-v videotestsrc num-buffers=100 !video/x-raw、幅=720、高さ=576、フレームレート=25/1 !vpuenc_h264 !video/x-h264,profile=main !h264parse !mp4mux fragment-duration=10 !filesink location=/tmp/Video1.mp4 しかし、vpuenc_h264 は profile= および level= ストリームパラメータを無視するようです。imx-gst1.0-plugin を見てみるとコードには、H264プロファイルを設定する機能がないようです。 GStreamerのパラメータを使用してH264ハードウェアエンコーダのプロファイルを設定する機能はありますか? インターネットで、この設定をVPUのハードウェアレジスタにハードコーディングする必要があることを示唆する情報を見かけたのですが、実際はどうなのでしょうか? 代替案(コミュニティ?)があることに気付いた。gstreamer1.0-plugins-imxこのプラグインはプロファイルとレベルをサポートしているようです。これは、NXP fsl-nxp-bsp-hardknott Yoctoビルドのソフトウェアモジュール/カーネルでは使用できないということでしょうか? Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 裏付けとなるご意見をありがとうございます。 私も同様に、v4l2-ctl -d /dev/video1 --all がこれらのエンコーダーパラメータに関して誤解を招くような表示をしており、変更可能であるかのように誤って示唆し、「high」がデフォルトのプロファイルであるかのように見せかけているのを目にしました。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level はい、ご指摘ありがとうございます。 NXPの公式ドキュメントは通常入手困難なため、インターネット検索やコードの確認を通して私が収集した情報を他のユーザー向けに以下にまとめました。 H264エンコーディングプロファイルは、vpu_wrapper内でBaselineにハードコーディングされています。例えばこれをMainlineに変更すると(vpu_wrapperを再構築する)、H264ストリームがMainlineとしてマークされます。実際の圧縮率が異なるかどうかは分かりません。 レベルは、ビデオの解像度に基づいてvpu_wrapperによって設定されます。このレベルをH264ストリームにタグ付けする以外に、何か影響があるかどうかは分かりません。どうやら、vpu_wrapperの古いバージョンには、このレベルを誤って設定するバグがあったようです。 ビットレートを指定しない場合、少なくともgstreamerのvpuenc_h264レベルでは、結果として得られるストリームのビットレートは非常に低くなり、したがって非常に低品質になります(少なくとも私たちのビデオストリーム(通常は静止画で、時折動きがある)の場合)。ビットレートを設定しない場合、H264エンコーダーは私が知らない何らかの可変ビットレートアルゴリズムを使用することになります。 NXPへのフィードバック: H264エンコーダーのプロファイル、レベル、ビットレートに関するドキュメントが必要であり、おそらく「i.MX Linuxリファレンスマニュアル」または他の場所に記載されているでしょう。 NXPのgstreamer vpuenc_h264コードは、gst-inspect-1.0でモジュールに関する情報を一覧表示する際に、この点について言及すべきです。なぜなら、多くのエンドユーザーがこのレベルで作業を行うからです。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level こんにちは、 @TerryBarnaby1 さん。 お元気でお過ごしでしょうか。   関連情報については、下記のスレッドをご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/ i-MX-プロセッサ/Encoding-H-264-amp-H-265-using-vpu-wrapper-h/mp/1347610   この情報がお役に立てば幸いです。   ありがとう、よろしく。 ドゥルヴィット・ヴァサヴァダ Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 同様に、デバイスはforce_key_frame ( V4L2_BUF_FLAG_KEYFRAME )が使用可能であると誤って宣伝しているようですが、実際には、私がそれを送信してもVPUによって完全に無視されているようです。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 関連して、NXPが私たちに嘘をついている別のCASEを見つけました:video_peak_bitrateは完全に無視されているのです!
View full article
需要MBD职业建议 5年前我开始从事汽车软件的基于模型的设计工作,现在我觉得这份工作非常单调,而且在工具方面也没有太多学习机会,你是如何应对这种情况的? 我每月可能参与的工作量可能是:10% 用于 Simulink 建模,50% 用于测试这些模型和报告,其余时间用于手动编写合规性文档。
View full article
故障したimxrt1024ボードを復旧する 1枚の基板が故障してしまい、以下の手順で復旧を試みました。 1. ブートモードをシリアルダウンローダーモードに変更します。 2. UART経由でチップを消去し、その後、正常なブート可能なイメージ(led_blinky)をフラッシュします。 3. ブートモードを再度変更しますが、デバイスは復旧しません。 j-link commanderを使っていますが、この問題が発生しています 「ロードビン」:MCUの暗黙のリセットおよび停止を実行すること。 ResetTarget() 開始 フラッシュ画像の検証でコアは停止しませんでした。フラッシュ設定の誤りを想定します。 ターゲットを手動で停止します。 ResetTarget() 終了 - 329ms かかりました デバイス固有のリセットが実行されました。 AfterResetTarget() 開始 MPUは有効化されていましたが、現在は無効化されています。 AfterResetTarget() 終了 - 2.92ms かかりました ファイル [C:\M7Binaties Prep\Secure Boot extebeded implementation\M7SafetBoot+Combined_SignedPackage.bin] をダウンロードしています... フラッシュメモリのプログラミング中にエラーが発生しました: プログラミングに失敗しました。 さらに、もう一つ気づいた点があります。 1. デバイスをシリアルダウンローダーモードに設定します。 2. LED点滅画像を点滅させる。 3. 画像をシリアルモードのみで読み返す 4. バイナリが正常にフラッシュされているのが確認できます その後、内部起動モードに切り替えました 5. J_Flashで読み返すと、フラッシュ全体の領域が0になります 今どうすればいいのか、なぜ回復できないのか Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080 さん。 より良くサポートするために、以下の詳細を教えていただけますか? 現在、カスタムボードをお使いですか、それとも弊社のEVKをお使いですか? LED点滅のサンプルは、点滅させる前に変更されましたか? この機器で以前にヒューズが焼損したことはありますか? J-Linkのログを見ると、署名付きイメージをフラッシュしようとしているようです。このマザーボードで以前にセキュアブートが有効になっていたことはありますか? 現在、セキュアプロビジョニングツールを使用してイメージの書き込みと一括消去を実行していますか? 「 ターゲットプロセッサとの接続 」機能を使ってデバッガ接続をテストして、結果を教えていただけますか? BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board 1. カスタムボード。 2. LED点滅は変更されていません。私の作業中のプロジェクトでも試してみました。 3. はい、デバイスでHABが有効になっています。SEC_CONFIGとSRK_HASHは融合されています 4. はい、HABは有効になっています。 5. はい、SPTは使用されています。 6. はい、ターゲットに接続できます Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080。 HABが有効であるため、イメージは秘密鍵で署名され、対応する公開鍵をプログラムイメージ内に含めなければなりません。これはリファレンス・マニュアルの第9.2章「概要」に記載されています。参照ハッシュ値とフラッシュでソフトウェアから計算された現在のハッシュ値との比較が一致しない場合、または画像に署名されていない場合、認証が失敗し、RMの第7.3.1章「HABプロセスフロー」に記載されているようにデバイスが起動しません。 LEDの点滅サインを正しいキーで点滅させているか確認していただけますか?また、この画像に署名した手順とHABを有効にした方法を教えていただけますか? また、HABを有効にした直後にエラーが発生したのかも教えてもらえますか? BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは@Habib_MS  HABが有効になっているので署名済みイメージのみが起動できることは理解していますが、問題は画像をフラッシュできないことです。 また、SPT を使用してフラッシュを消去しているときに、フラッシュ領域全体 4MB を選択しているにもかかわらず、ログに「検出された消去可能なブロック サイズ: 0x1000」と表示されるという観察結果があります。スクリーンショットを添付しましたのでご確認ください。 さらに、署名付きLED点滅イメージも試しましたが、それでもボードは復旧しませんでした。 Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080 さん。 この消去可能ブロックサイズは、最小の消去可能ブロックサイズを定義します。この値は、FCBが利用可能な場合はFCBから、FCBを使用しないメモリの場合はブートメモリ構成から読み取られます。Flash Programmerのセクションで説明したとおりです。SPTはメモリ全域のすべてのセクターを消去するため、4MBのフラッシュ全体が消去されます。 問題がJ-Flashプログラミングアルゴリズムに関連しているかどうか判断するために、認証済み (HAB)イメージの起動 手順を事前に構築された.s19を使用してご確認いただけますか「mimxrt1024evk_iled_blinky_flash.s19」というファイルが正しいキーで署名されているか確認して、結果を教えてください。 BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Habib_MS さん。おっしゃる通り、iled_blink.s19 署名付きイメージを試して、イメージを書き込んでみました。以下は私が実行した手順です イメージを書き込んだのですが、J-flashを使ってバイナリをフラッシュすることができません。
View full article