Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
更正 i.MX8DXL EVK (J20) 上 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 活动防篡改循环的 snvs_cfg 值 您好, 我正在通过 U-Boot 验证 i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) 上的外部主动篡改循环。 根据电路板原理图,我已经确认 J20(防篡改接头,1x3)的接线方式如下: - 引脚 1 = TAMPER_IN4(网络 SNVS.TAMPER_IN4,焊球 AJ13) - 引脚 2 = 接地 - 引脚 3 = TAMPER_OUT0(网络 SNVS.TAMPER_OUT0,引脚 AP22) 这些是专用的 SNVS 引脚,不像 TAMPER_OUT1-4/IN0-3 那样与 SAI2/SAI3 共享。 可用的 U-Boot 命令:tamper_pin_cfg、snvs_cfg(及其子寄存器 hp.lock、hp.secvio_intcfg、hp.secvio_ctl、lp.lock、lp.secvio_ctl、lp.tamper_filt_cfg、lp.tamper_det_cfg、lp.tamper_det_cfg2、lp.tamper_filt1_cfg、lp.tamper_filt2_cfg、lp.act_tamper1_cfg 至 lp.act_tamper5_cfg、lp.act_tamper_ctl、lp.act_tamper_clk_ctl、lp.act_tamper_routing_ctl1、lp.act_tamper_routing_ctl2)、snvs_sec_status、snvs_clear_status。 由于 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 构成一个有效的防篡改对,我的问题是: 1. lp.act_tamperN_cfg 通道(1-5)中,哪个对应于 TAMPER_OUT0? 2. 要检查 lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2 路由 TAMPER_OUT0 的模式与 TAMPER_IN4 的匹配度,需要检查哪些值? 3. 要使该通道启用模式时钟,lp.act_tamper_clk_ctl 的值是多少? 4. lp.act_tamper_ctl 的全局值是多少才能启用此通道的主动篡改检测? 目标:将跳线连接到 J20 引脚 1-3 时,snvs_sec_status 应显示为安全状态;断开跳线时,应触发违规。 我尝试了硬件上的几个值(路由 4、5、10;各种时钟/检测器设置)——所有这些值要么被 SECO 固件拒绝(错误 res:9 / SC_ERR_PARM),要么被接受,但在物理切换循环时,snvs_sec_status 的 SNVS a4(1) (LPTDSR) 寄存器没有可观察到的变化。 i.MX8DXL 是否有针对外部主动防篡改验证的参考测试程序或应用说明? 谢谢您! Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) 你好, 1. lp.act_tamper1_cfg 驱动 TAMPER_OUT0。 2. i.MX8DXL SNVS 具有 5 个主动防拆 (AT) 输出源和多达 8 个外部防拆 (ET) 输入检测器。 请使用以下配置: lp.act_tamper_routing_ctl1 = 0x00010000 # ET5 (TAMPER_IN4) 到 AT1 (TAMPER_OUT0) lp.act_tamper_routing_ctl2 = 0x00000000 # ET6-ET8 未使用 3. 该值会改变时钟分频器,使用 0x00 可配置最大频率。 lp.act_tamper_clk_ctl = 0x00000000 4. 使用 lp.act_tamper_ctl = 0x00010001: 位 0:AT1EN 使能 AT1 LFSR 模式生成器 位 16:AT1_OUT_EN 驱动 TAMPER_OUT0 焊盘,使用 AT1 模式 目前没有针对该处理器的应用笔记,但您可以参考 i.MX7 的相关信息: /* Config ET5 (pin in et4) <-> (pin out et5) AT 1 * /* reset */ write32(0, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); write32(0, &svregs->lp.act_tamper_ctl); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg2) /* Deault value for LFSR */ write32(0x84000000 | 0x00001111, &svregs->lp.act_tamper1_cfg) /* Set the clock at max freq */ write32(0x00000000, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); /* ET5 (pin et4) takes ref from AT1 (pin et5) */ write32(0x00010000, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl1); write32(0x0, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl2) /* activate out pad of AT1 and enable it, AT1 output on pin et5 */ write32(0x00010000 | 0x00000001, &svregs->lp.act_tamper_ctl) /* Configuring IRQs and secviols */ write32(0x8000003f, &svregs->hp.secvio_intcfg); write32(0x4000003f, &svregs->hp.secvio_ctl); write32(0x0000003f, &svregs->lp.secvio_ctl) /* Activating detector for ET5 */ write32(0x00000000, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0x00000004, &svregs->lp.tamper_det_cfg2); 顺祝商祺! Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) 感谢您提供的配置信息。我是在全新断电后立即应用的: snvs_dgo_cfg 0 0 20000000 0 80000000 0 snvs_cfg 0 8000003f 4000003f 0 3f 0 0 4 0 0 84001111 0 0 0 0 10001 0 10000 0 回读与您的值匹配:SNVS e8(2) = 00010000 00000000,SNVS 48(2) = 00000000 00000004,SNVS e0 = 00010001,DGO 20 = 20000000,DGO 40 = 80000000。 结果:LPTDSR(SNVS a4)= 00000004(ET5D 设置)。无论没有跳线还是在 J20 引脚 1 (TAMPER_IN4) 和引脚 3 (TAMPER_OUT0) 之间连接绝缘跳线,读数均为 00000004。在 snvs_clear_status 107ff ff 之后,它仍然保持 00000004。因此,当循环打开时,检测结果会断言,但当循环关闭时,我始终无法获得干净的 00000000 状态。 问题: 1.对于有线跳线回路,此 EVK 上的 TAMPER_OUT0 / TAMPER_IN4 回路是否需要焊盘或上拉设置(例如 DGO tamper_pull_ctl),或者不同的 act_tamper_clk_ctl 值? 2. 当篡改条件仍然存在时,snvs_clear_status 是否应该清除 LPTDSR? 3. 是否还需要其他设置才能使循环被视为闭合? 再次感谢。 Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) 继我们上次更新此案例(项目:加密模块)之后。 我们已经和团队负责人一起审查了方案。我们验证了硬件(J20 引脚映射来自原理图 SCH-54318,引脚 1 和引脚 3 之间的跳线环)和 SNVS 配置(寄存器回读与您给出的值匹配)。我们也按照您分享的步骤进行操作,该步骤基于 i.MX7 参考。结果不变: - 活动配置:LPTDSR (SNVS a4) = 0x00000004 (ET5D),无论是否使用跳线,均无法清除。 - 无源 ET5 测试:a4 不随引脚电平变化。 我们希望您在以下三点上提供帮助: 1. 请您回答一下我们之前更新中提出的问题(被动式 ET5 启用和极性设置、DGO 设置以及如何确认 AT1 是否切换)? 2. 能否请您分享 i.MX 8DXL 网络安全参考手册(至少是 SNVS 篡改章节),或者告诉我们获取该手册的流程,包括是否需要签署保密协议? 3. 您是否有在 i.MX8DXL EVK 上验证过的 U-Boot 命令序列示例? 感谢您的支持。 Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) 你好, 请参考附件中关于 i.MX8DXL 板的已验证防篡改测试程序以及相应的有源/无源篡改日志。 您还可以参考 uboot 源代码,了解如何配置 SNVS 寄存器以实现主动和被动篡改。 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2026.04/arch/arm/mach-imx/imx8/snvs_security_sc_conf_8dxl_evk.h 请注意,TAMPER_IN4 映射到 ET7 而不是 ET5。当使用 TAMPER_IN4 进行被动/主动防篡改测试时,需要相应地启用 ET7 检测。 我预计 SECO/SCFW 版本不会有太大影响,请尝试提供的配置和测试步骤,看看是否对您有效。 关于如何获取网络安全参考手册,请点击以下链接提出申请。 顺祝商祺!
View full article
i.MX8DXL EVK (J20) の TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 アクティブタンパーループ用の正しい snvs_cfg 値 こんにちは、 U-Boot を介して、i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) 上の外部アクティブタンパーループを検証しています。 基板の回路図から、J20(TAMPERヘッダー、1x3)の配線が以下のようになっていることを確認しました。 - ピン 1 = TAMPER_IN4 (ネット SNVS.TAMPER_IN4、ボール AJ13) - ピン2 = GND - ピン3 = TAMPER_OUT0 (ネットSNVS.TAMPER_OUT0、ボールAP22) これらは専用のSNVSピンであり、TAMPER_OUT1-4/IN0-3のようにSAI2/SAI3と共有されていません。 使用可能な U-Boot コマンド: tamper_pin_cfg、snvs_cfg (サブレジスタ hp.lock、hp.secvio_intcfg、hp.secvio_ctl、lp.lock、lp.secvio_ctl、lp.tamper_filt_cfg、lp.tamper_det_cfg、lp.tamper_det_cfg2、lp.tamper_filt1_cfg、lp.tamper_filt2_cfg、lp.act_tamper1_cfg ~ lp.act_tamper5_cfg、lp.act_tamper_ctl、lp.act_tamper_clk_ctl、lp.act_tamper_routing_ctl1、lp.act_tamper_routing_ctl2 を含む)、snvs_sec_status、snvs_clear_status。 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4はアクティブなタンパーペアを形成するため、私の質問は次のとおりです。 1. どのlp.act_tamperN_cfgチャネル(1-5)がTAMPER_OUT0に対応しているか? 2. lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2ルートTAMPER_OUT0のパターンの値をTAMPER_IN4と比較してチェックする価値は? 3. このチャネルのパターンクロックを可能にするlp.act_tamper_clk_ctlの値は何? 4. このチャネルのアクティブ改ざん検出を可能にするグローバルなlp.act_tamper_ctl価値は何でしょうか? 目標:J20ピン1~3間のジャンパーを閉じるとsnvs_sec_statusでセキュアと表示され、ジャンパーを開くと違反が発生するようにする。 ハードウェア上でいくつかの値を試しました(ルーティング4、5、10、さまざまなクロック/検出器設定)が、すべてSECOファームウェアによって拒否されるか(エラーres:9 / SC_ERR_PARM)、物理的にループを切り替えたときにsnvs_sec_statusのSNVS a4(1)(LPTDSR)レジスタに目に見える変化がないまま受け入れられました。 i.MX8DXLにおける外部アクティブタンパー検証に関するリファレンステスト手順またはアプリケーションノートはありますか? よろしくお願いします! Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) こんにちは、 1. lp.act_tamper1_cfg は TAMPER_OUT0 を駆動します。 2. i.MX8DXL SNVSは、5つのアクティブタンパー(AT)出力ソースと最大8つの外部タンパー(ET)入力検出器を備えています。 この設定を使用してください。 lp.act_tamper_routing_ctl1 = 0x00010000 # ET5 (TAMPER_IN4) から AT1 (TAMPER_OUT0) へ lp.act_tamper_routing_ctl2 = 0x00000000 # ET6-ET8 は使用されていません 3. その値はクロック分周器を変更します。最大周波数設定には0x00を使用してください。 lp.act_tamper_clk_ctl = 0x00000000 4. lp.act_tamper_ctl = 0x00010001 を使用します。 ビット0:AT1ENはAT1 LFSRパターンジェネレーターを有効化します。 ビット16:AT1_OUT_ENがTAMPER_OUT0パッドをAT1パターンで駆動する このプロセッサに関するアプリケーションノートはありませんが、i.MX7から参照として利用できます。 /* Config ET5 (pin in et4) <-> (pin out et5) AT 1 * /* reset */ write32(0, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); write32(0, &svregs->lp.act_tamper_ctl); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg2) /* Deault value for LFSR */ write32(0x84000000 | 0x00001111, &svregs->lp.act_tamper1_cfg) /* Set the clock at max freq */ write32(0x00000000, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); /* ET5 (pin et4) takes ref from AT1 (pin et5) */ write32(0x00010000, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl1); write32(0x0, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl2) /* activate out pad of AT1 and enable it, AT1 output on pin et5 */ write32(0x00010000 | 0x00000001, &svregs->lp.act_tamper_ctl) /* Configuring IRQs and secviols */ write32(0x8000003f, &svregs->hp.secvio_intcfg); write32(0x4000003f, &svregs->hp.secvio_ctl); write32(0x0000003f, &svregs->lp.secvio_ctl) /* Activating detector for ET5 */ write32(0x00000000, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0x00000004, &svregs->lp.tamper_det_cfg2); よろしくお願いいたします。 Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) 設定していただきありがとうございます。電源を入れた直後に正確に適用しました。 snvs_dgo_cfg 0 0 20000000 0 80000000 0 snvs_cfg 0 8000003f 4000003f 0 3f 0 0 4 0 0 84001111 0 0 0 0 10001 0 10000 0 読み戻しはあなたの値と一致します: SNVS e8(2) = 00010000 00000000、SNVS 48(2) = 00000000 00000004、SNVS e0 = 00010001、DGO 20 = 20000000、DGO 40 = 80000000。 結果: LPTDSR (SNVS a4) = 00000004 (ET5D セット)。ジャンパーなしでも、J20ピン1(TAMPER_IN4)とピン3(TAMPER_OUT0)の間に絶縁ジャンパー接続した場合も、どちらも00000004読み取ります。snvs_clear_status 107ff ff の後も 00000004 のままです。つまり、ループを開いた状態で検出は主張しますが、ループを閉じているとクリーンな0000000状態は一度も得られません。 質問: 1.このEVKのTAMPER_OUT0 / TAMPER_IN4ループでは、ワイヤードジャンパーループの場合、パッドまたはプル設定(例えばDGO tamper_pull_ctl)や、異なるact_tamper_clk_ctl値が必要ですか? 2. 改ざん状態がまだ存在する間に、snvs_clear_statusはLPTDSRをクリアすることが期待されていますか? 3. ループが閉じていると認識されるために、他に何か設定が必要ですか? 再度、感謝します。 Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) このCASE(プロジェクト:暗号モジュール)に関する前回の報告の続きです。 チームリーダーと設定内容を確認しました。ハードウェア(回路図SCH-54318に基づくJ20ピンのマッピング、ピン1とピン3間のジャンパーループ)とSNVS構成(レジスタの読み出し値がご提示いただいた値と一致する)を確認しました。弊社も、i.MX7のリファレンスに基づいた、お客様からご提供いただいた手順に従いました。結果は変わりません。 - アクティブな構成: LPTDSR (SNVS a4) = 0x00000004 (ET5D) であり、ジャンパーの有無にかかわらずクリアされません。 - パッシブET5テスト:a4はピンレベルによって変化しません。 3点についてご協力いただけるとありがたいです。 1. 前回のアップデートで質問されたもの(パッシブET5の有効化と極性設定、DGO設定、AT1がトグルしているかどうかの確認方法)に答えていただけますか? 2. i.MX 8DXLセキュリティリファレンスマニュアル(少なくともSNVS改ざんの章)を教えていただけますか?アクセス取得のプロセスやNDAの要件を含めて教えていただけますか? 3. i.MX8DXL EVKで検証済みのサンプルU-Bootコマンドシーケンスはありますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) こんにちは、 i.MX8DXLボード上での検証済み改ざんテスト手順書および対応するアクティブ/パッシブ改ざんログについては、添付資料をご参照ください。 また、SNVSレジスタがアクティブおよびパッシブタンパーでどのように設定されているかについては、ubootのソースコードを参照することもできます。 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2026.04/arch/arm/mach-imx/imx8/snvs_security_sc_conf_8dxl_evk.h TAMPER_IN4はET5ではなくET7にマッピングされていることにご注意ください。TAMPER_IN4 をパッシブ/アクティブ改ざんテストに使用する場合は、ET7 検出を適切に有効にする必要があります。 SECO/SCFWのバージョンが大きな影響を与えるとは考えていませんので、提供されている設定とテスト手順を試して、動作するかどうか確認してください。 セキュリティリファレンスマニュアルへのアクセス方法については、次の リンクからリクエストしてください。 よろしくお願いいたします。
View full article
S32K44とS32K388は何つの直交エンコーダ入力をサポートできますか? https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/m-p/1507580 とアプリケーションノートも見つけました https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 しかし、どれだけの直交エンコーダをインスタンス化できるか特定に苦労しています。 理想的には、4つの独立した直交デコーダーを用意したいアプリケーションがあります。S32K344もS32K388もそれをサポートするのでしょうか? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? こんにちは、 S32K3ファミリには専用の直交デコーダペリフェラルは搭載されていません。その代わりに、直交デコーダ機能は、LCU、TRGMUX、およびeMIOSモジュールを組み合わせて実装されています。これはS32K3リファレンス・マニュアルおよびコミュニティThreadで参照されているモータ制御の例で説明されているアプローチです。 リファレンスマニュアルによると、インクリメンタルエンコーダの例では、単一の直交デコーダ実装には2つの論理セル(LC0とLC1)が必要です。S32K344およびS32K388デバイスは、2つのLCUインスタンスを提供します。 しかし、モータ制御チームにもフィードバックを求めました。 できるだけ早く最新情報をお知らせします。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? こんにちは、 アップデート: NXPのサンプルで説明されている実装に基づくと、S32K344とS32K388の両方において、実用的な限界は3つの独立した直交デコーダとなる。このソリューションは以下を消費します: TRGMUX入力ピン6本(×A/Bエンコーダ入力3本)、 MCB動作可能な6つのeMIOSチャネル(例:eMIOS0 CH1-CH6)、 3つのロジックセル(1つのLCUインスタンス)。 したがって、示されたアーキテクチャを用いて3つのエンコーダインスタンスを直接実装することができます。 4つ目のエンコーダーは、同じリソースマッピングでは直接サポートされていません。主な制約は、MCBモードで動作する適切なeMIOSチャネルの利用可能性と、TRGMUXおよびLCUを通じた必要な信号ルーティングの提供です。 残ったG型チャネル(例:CH7)とXチャネルを組み合わせ、LCU出力を外部のデバイスピン経由でeMIOS X入力にルーティングします。例えば、S32K344ではPTB2をLCU1_OUT3とeMIOS0_CH8_Xの両方として設定でき、実質的に外部ループバックパスを作成できます。しかし、この方法は追加のパッケージピンを消費し、標準的な実証された解決策には含まれていません。 その結果、3つの直交デコーダは容易に実現可能ですが、4つ目のデコーダは代替のルーティング方式やカスタムの回避策が必要であり、全体のピンおよびペリフェラルのリソース使用量と照らして評価する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? 私のアプリケーションでは、タイマーを使ってカウントするeMIOSベースの解釈はあまり必要ありません。エンコーダーカウントがあれば十分です。8つのTRGMUX入力と4つのLCUセルを組み合わせて、単にカウントダウンするだけのものをサポートする構成はありますか?
View full article
S32 Design Studio version v.3.5 license Hello NXP Support Team, My S32 Design Studio version v.3.5 license expired on Oct 19, 2026. Could you please help extend the license? Activation Code: 30E0-0F7D-F883-9AFB Thank you for your support. Eclipse IDE Usage and Settings
View full article
Request for Hall Sensor-Based Motor Control Reference Firmware and Training Material Dear NXP Team, We are working with a customer developing an air-cooling system using a 24 V, 3.47 A motor. We have successfully completed a demonstration using sensorless FOC-based motor control. The customer now wants to integrate Hall sensors for rotor position detection using the FRDM-MCXA156 EVK (control card) with the FRDM-MC-LVPMSM (power card). Could you please suggest a suitable reference firmware or application example for implementing Hall sensor-based motor control on this hardware combination? I reviewed the Hall-sensored BLDC example for the LPC55S36 available on GitHub. However, I could not locate the corresponding FreeMASTER configuration file (.pmpx) for this example. Could you please help us with the following? Reference firmware for Hall sensor integration on the FRDM-MCXA156 with the FRDM-MC-LVPMSM. The corresponding FreeMASTER project/configuration file (.pmpx), if available. Relevant application notes, training materials, or implementation guides for integrating Hall sensor feedback into an existing sensorless FOC project Based on FRDM-MCXA156 EVK. Your technical guidance and recommendations would be greatly appreciated. Best Regards  Darshan J L  WPG India  Board Design Development Board FRDM-Training Hands-On Training MCXA Motor Control Re: Request for Hall Sensor-Based Motor Control Reference Firmware and Training Material Hello @Darshan_J_L , Thanks for your post. The MCUXpresso SDK includes multiple motor control example projects. You can find more information for FRDM-MCXA156 on the following page. MCUXpresso SDK for Motor Control | NXP Semiconductors.   The pmsm_enc example for the FRDM-MCXA156 + FRDM-MC-LVPMSM combination is in the SDK v25.06. It supports sensorless and sensored FOC and includes the pmsm_float_enc.pmpx FreeMASTER project. You can refer to UG10247.pdf for more details.   About the corresponding FreeMASTER configuration file (.pmpx) for LPC55S36 demo, you can find it here: an-lpc55s36_mc_bldc_whall/LPC5536_mc_bldc_wHall.pmpx at main · nxp-appcodehub/an-lpc55s36_mc_bldc_whall · GitHub   Hope it helps. Please let me know if you still have any other questions.   BR Celeste    
View full article
S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 はライセンス満了後に「ライセンス不足」と表示します 私はWindowsの S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 を使っています 。IDEでは「 ライセンス不足」 と表示 され、ライセンスは期限切れのようです。 アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード
View full article
S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 shows “License missing” after license expired I am using S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 on Windows. The IDE now shows “License missing”, and it seems the license has expired. Activation | Installation | Licensing | Installer Download
View full article
MBDのキャリアアドバイスが必要です 私は5年前に自動車ソフトウェアのモデルベースデザインでキャリアをスタートしましたが、今はとても単調でツール面での学習もあまり感じていません。この状況にどう対処しましたか? 私が月に関わる仕事の量は、Simulinkのモデリングが10%、モデルのテストと報告が50%、残りは手動のコンプライアンス文書作成です。
View full article
IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level We are using an IMX8mp on a custom board and are using the NXP Yocto hardknott as the base platform. We are compressing/encoding a camera stream to H264/MP4 using the hardware H264 encoders vpuenc_h264 plugin. A basic example is like: gst-launch-1.0 -v videotestsrc num-buffers=100 ! video/x-raw,width=720,height=576,framerate=25/1 ! vpuenc_h264 ! video/x-h264,profile=main ! h264parse ! mp4mux fragment-duration=10 ! filesink location=/tmp/Video1.mp4 However it appears that the vpuenc_h264 igores the profile= and level= stream parameters. Looking at the imx-gst1.0-plugin code there appears to be no ability to set the H264 profile. Is there any ability to set the H264 hardware encoders profile using gstreamer parameters ? I have seen some things on the Internet that appear to suggest you have to hardcode this setting into the VPU's hardware registers, is this the case ? I note that an alternative (communit?) gstreamer1.0-plugins-imx plugin appears to have support for profile and level. I assume this cannot be used with the softwatre modules/kernel in the NXP fsl-nxp-bsp-hardknott Yocto build ? Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level Thanks for the corroborating observations. I was similarly seeing v4l2-ctl -d /dev/video1 --all  being deceptive about these encoder parameters, falsely implying they could be changed and that "high" is the default profile Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level Ok, thanks for the pointer. Information for other users from what I have gathered searching the Internet and looking at the code as there is, typically, lack of NXP documentation available: The H264 encoding profile is hard coded in vpu_wrapper to Baseline. You can change this to Mainline for example (rebuilding vpu_wrapper) and the H264 streams are marked as Mainline. If the actual compression is any different I don't know. The level is set by vpu_wrapper based on the resolution of the video. Not sure if this has any affect other than tagging the H264 stream with this level. It looks like older versions of vpu_wrapper had a bug setting this level incorrectly. If you don't specify a bitrate, at least at the gstreamer vpuenc_h264 level then the resulting stream will have a very low bit rate and thus be very low quality (at least with our video streams (generally static picture with occasional movements)). If not setting the bitrate ends up with the H264 encoder using some variable bitrate algorithm I don't know. Feedback to NXP: There needs to be documentation on the profile, level and bitrate of the H264 encoder, maybe in "i.MX Linux Reference Manual" or other places on this. The NXP gstreamer vpuenc_h264 code should mention this in the code when listing information on the module with gst-inspect-1.0 as a lot of end users will be working at this level. Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level Hi @TerryBarnaby1, I hope you are doing well   Please find the information related to the same in the below thread. https://community.nxp.com/t5/ i-MX-Processors/Encoding-H- 264-amp-H-265-using-vpu- wrapper-h/m-p/1347610   I hope this information helps you.   Thanks & Regards, Dhruvit Vasavada Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level in a similar vein, the device seems to falsely advertise force_key_frame (V4L2_BUF_FLAG_KEYFRAME) being possible, when in reality it seems to be completely ignored by the VPU when I send it Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level Relatedly, I just found another case where NXP lies to us: video_peak_bitrate is completely ignored!
View full article
imx8MP gstreamer vpuenc_h264 设置我的和等级 我们在定制主板上使用 imx8MP,并使用恩智浦的 Yocto hardknott 作为基础平台。 我们正在使用硬件 H264 编码器 vpuenc_h264 插件将摄像机数据流压缩/编码为 H264/MP4。 一个基本的例子是这样的 gst-launch-1.0-v videotestsrc num-buffers=100 !video/x-raw,width=720,height=576,framerate=25/1 !vpuenc_h264 !video/x-h264,profile=main!h264parse !mp4mux fragment-duration=10 !filesink location=/tmp/Video1.mp4 但是,看来 vpuenc_h264 忽略了 profile= 和 level= 直播参数。查看 imx-gst1.0-plugin代码似乎无法设置 H264 我的。 是否可以使用 gstreamer 参数设置 H264 硬件编码器我的? 我在互联网上看到的一些信息似乎表明,必须将此设置硬编码到 VPU 的硬件寄存器中,情况是否如此? 我注意到有一个替代方案(社区?)gstreamer1.0-plugins-imx插件似乎支持我的和级别。我想这不能与恩智浦 fsl-nxp-bsp-hardknott Yocto 版本中的软件模块/内核一起使用? Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 谢谢你的佐证意见。 我同样看到 v4l2-ctl -d /dev/video1 --all 对这些编码器参数具有欺骗性,错误地暗示它们可以更改,而且“high”是默认我的 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 好的,谢谢你的指点。 我通过互联网搜索和查看代码为其他用户提供的信息,因为恩智浦通常缺乏可用的文档: H264 编码我的在 vpu_wrapper 中硬编码为基线。例如,您可以将其更改为 Mainline(重建 vpu_wrapper),这样 H264 数据流就会被标记为 Mainline。我不知道实际压缩效果是否有任何不同。 级别由 vpu_wrapper 根据视频分辨率设置。除了用该级别标记 H264 数据流外,我不确定这是否有其他影响。看起来旧版本的 vpu_wrapper 在设置此级别时存在错误。 如果不指定比特率,至少在 gstreamer vpuenc_h264 层级不指定比特率,那么产生的数据流将比特率很低,因此质量也很低(至少对于我们的视频流来说是这样(一般是静态画面,偶尔有动作))。如果不设置比特率,H264 编码器就会使用一些我不知道的可变比特率算法。 反馈给恩智浦: 需要有关于 H264 编码器的我的、级别和比特率的文档,可能在 "i.MX Linux 参考手册" 或有关此内容的其他地方。 恩智浦 gstreamer vpuenc_h264 代码在列出使用 gst-inspect-1.0 的模块信息时,应在代码中提及这一点,因为很多最终用户将在这一级别工作。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 嗨,@TerryBarnaby1、 希望你一切顺利   请在以下主题中查找相关信息。 https://community.nxp.com/t5/ i-MX-Processors/Encoding-H- 264-amp-H-265-using-vpu- wrapper-h/m-p/1347610   希望这些信息对您有所帮助。   谢谢& 、 德鲁维特-瓦萨瓦达 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 同样,该设备似乎错误地宣传 f orce_key_frame (V4L2_BUF_ FLAG_KEYFRAME) 是可能的,而实际上,当我发送它时 VP U 似乎完全忽略了它 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 另外,我刚刚发现 NXP 对我们撒谎的另一个例子:video_peak_bitrate 完全被忽略了!
View full article
恢复变砖的 imxrt1024 板 我有一块板彻底坏了,我也尝试通过以下步骤恢复板。 1. 将启动模式更改为串行下载器模式。 2. 通过 UART 擦除芯片,然后刷写一个好的可启动映像(led_blinky)。 3. 再次更改启动模式,但设备仍未恢复。 使用 J-Link Commander 时出现此问题 'loadbin':对 MCU 执行隐式 RESET 和停止操作。 ResetTarget() 开始 核心程序在验证闪存映像时没有停止运行。推测是闪存设置错误。 手动停止目标。 RESETTarget() 结束 - 耗时 329 毫秒 已执行设备特定 RESET。 AfterResetTarget() 开始 MPU 已启用,现已禁用。 AfterResetTarget() 结束 - 耗时 2.92 毫秒 正在下载文件 [C:\M7Binaties Prep\Secure 启动 extebded implementation\M7SafetBoot+Combined_SignedPackage.bin]... 闪存编程时出错:编程失败。 此外还有一点需要补充说明; 1. 将设备置于串口下载器模式。 2. 闪烁 LED 闪烁图像。 3. 仅以串行模式读取映像 4. 我可以看到二进制文件已成功刷写。 之后我进入了内部启动模式 5. 使用 J_Flash 读取数据,但现在整个闪存区域都为 0。 现在该怎么办?为什么我无法恢复它? Re: Recover bricked imxrt1024 board 你好@Abhay2080 , 为了更好地为您提供支持,请您提供以下详细信息? 您目前使用的是定制板还是我们的 EVK? LED闪烁示例在闪烁之前是否经过修改? 这台设备之前有过熔丝烧断的情况吗? 查看 J-Link 日志,似乎您正在尝试刷写已签名的镜像。这块板之前是否启用过安全启动功能? 您目前是否使用安全配置工具来写入映像并执行批量擦除? 请您使用“连接目标处理器”功能测试调试器连接,并将结果告知我。 BR 哈比卜 Re: Recover bricked imxrt1024 board 你好@Abhay2080 , 由于启用了 HAB,因此必须使用私钥对映像进行签名,并且必须在程序映像中包含相应的公钥,如参考手册第 9.2 章“概述”中所述。如果参考哈希值与闪存中软件计算出的当前哈希值之间的比较不匹配,或者映像根本没有签名,则身份验证将失败,设备将无法启动,如 RM 的 7.3.1 章“HAB 流程”中所述。 请您确认一下,您使用的 LED 指示灯是否已使用正确的密钥签名?另外,请告诉我您签名此镜像的步骤以及您如何启用 HAB? 另外,您能否澄清一下,该错误是否在您启用 HAB 后立即开始出现? BR 哈比卜 Re: Recover bricked imxrt1024 board 1. 定制板。 2. 没有修改任何 LED 闪烁功能,即使我在我的工作项目中也尝试过。 3. 是的,该设备已启用 HAB 功能。SEC_CONFIG 和 SRK_HASH 已熔丝 4. 是的,HAB 已启用。 5. 是的,使用了SPT。 6. 是的,我能够连接到目标系统 Re: Recover bricked imxrt1024 board 你好@Habib_MS 我明白由于启用了 HAB,只有签名镜像才能启动,但问题是我无法刷入任何镜像。 另外,我观察到,当我使用 SPT 擦除闪存时,即使我选择了整个 4MB 闪存区域,但在日志中我得到的却是“检测到的可擦除块大小:0x1000”。请查看附件截图。 此外,我还尝试刷入了带有签名的 LED 闪烁图像,但板仍然无法恢复。 Re: Recover bricked imxrt1024 board 你好@Abhay2080 , 此可擦除块大小定义了最小可擦除块大小。如果内存使用 FCB,则从 FCB 读取此值;如果内存不使用 FCB,则从启动内存配置读取此值。如闪存编程器部分所述。SPT 会擦除整个内存范围内的所有扇区,因此整个 4 MB 的闪存都会被擦除。 为了帮助确定问题是否与 J-Flash 编程算法有关,请您按照“使用预构建的 .s19 版本启动认证 (HAB) 映像部分中提到的步骤进行操作。请用正确的密钥对名为“mimxrt1024evk_iled_blinky_flash.s19”的文件进行签名,并告知我结果? BR 哈比卜 Re: Recover bricked imxrt1024 board 嗨@Habib_MS ,正如您所说,我尝试了 iled_blink.s19 签名镜像并写入了该镜像。以下是我采取的步骤。 我写入了镜像文件,但仍然无法使用 J-Flash 烧录二进制文件。
View full article
Recover bricked imxrt1024 board I have one board that is bricked and i also tried to recover the board by performing below steps. 1. Change Boot Mode to Serial Downloader mode. 2. Via UART, Erase the chip and then flash a good bootable image (led_blinky). 3. Change the boot mode again, But the device is not recovered. Using j-link commander i am getting this issue 'loadbin': Performing implicit reset & halt of MCU. ResetTarget() start Core did not halt on flash image verification. Assuming faulty flash settings. Halting target manually. ResetTarget() end - Took 329ms Device specific reset executed. AfterResetTarget() start MPU was enabled and is now disabled. AfterResetTarget() end - Took 2.92ms Downloading file [C:\M7Binaties Prep\Secure Boot extebded implementation\M7SafetBoot+Combined_SignedPackage.bin]... Error while programming flash: Programming failed. Also there is one additional observation ;- 1. Device put on serial downloader mode. 2. Flash the led blinky image. 3. Read back the image in serial mode only  4. I can able to see that the binary is successfully flashed  After that i put in Internal Boot Mode  5. Read back using J_Flash but now whole flash region is 0 What to do now , why i am not able to recover it Re: Recover bricked imxrt1024 board Hello @Abhay2080, In order to support you better, could you please provide the following details? Are you currently using a custom board or our EVK? Was the LED blinky example modified before flashing? Have any fuses been burned on this device previously? Looking at the J-Link log, it appears you are trying to flash a signed image. Has Secure Boot been enabled on this board before? Are you currently using the Secure Provisioning Tool to write the image and perform a mass erase? Could you please test the debugger connection using the Connection With Target Processor feature and let me know your results? BR Habib Re: Recover bricked imxrt1024 board Hello @Abhay2080, Since HAB is enabled, the image must be signed with the private key and must contain the corresponding public keys within the program image, as mentioned in chapter 9.2 "Overview" of the Reference Manual. If the comparison between the reference hash value and the current hash value calculated from the software in flash does not match, or if the image is not signed at all, authentication will fail and the device will not boot, as mentioned in the chapter 7.3.1 "HAB process flow" of the RM. Could you please confirm whether you are flashing the LED blinky signed with the correct keys, and let me know the steps you followed to sign this image and how you enabled the HAB? Also, could you clarify if the error started occurring right when you enabled HAB? BR Habib Re: Recover bricked imxrt1024 board 1. Custom Board. 2. No led blinky is not modified, even i tried with my working project also. 3. Yes device have HAB enabled . SEC_CONFIG and SRK_HASH are fused 4. Yes HAB is enabled. 5. Yes SPT is used. 6. Yes i am able to connect with target Re: Recover bricked imxrt1024 board Hi @Habib_MS  I do understand that since HAB is enabled only signed image can boot but the issue here is i am not able to flash any image.  Also i have one observation that when i am ersing the flash using SPT even i am selection whole flash region 4MB but in the logs i am getting Detected erasable block size : 0x1000 . Please find the screenshot attached. And moreover i tried flashing signed led blink image also but still board is not recovered Re: Recover bricked imxrt1024 board Hello @Abhay2080, This Erasable block size Defines the minimal erasable block size. This value is read from FCB if available or from the boot memory configuration for memories that do not use FCB. As mentioned on the Flash Programmer section. SPT erases all sectors across the full memory range, so the entire 4 MB of flash is erased. To help determine whether the issue is related to the J-Flash programming algorithm, could you please follow the steps mentioned in the Booting authenticated (HAB) image section using the pre-built .s19 file called "mimxrt1024evk_iled_blinky_flash.s19" signed with the correct keys and let me know your results ? BR Habib Re: Recover bricked imxrt1024 board Hi @Habib_MS , As mentioned by you i tried the iled_blink.s19 signed image and write the image. Below are the steps i did  i write the image but still i am not able to flash the binary using J-flash
View full article
关于 FS2643D 空白 OTP 变体 OTP 编程的查询 您好, 我计划在我的 24 V 应用中使用 FS2643D 型号,特别是 MFS2643HMDA0AD 空白 OTP 型号。 我了解到 KITFS26SKTEVM 插座板可用于 OTP 配置和编程。但是,使用插座板可能会使工作流程复杂化,因为需要将 IC 放入插座中进行编程,然后再将其焊接到目标 PCB 上。 是否有其他方法可以使用外部编程器或目标板直接在目标 PCB 上配置和编程 OTP,而无需 KITFS26SKTEVM 插座板? 请问这种方法是否可行,并能否推荐一个合适的解决方案? https://www.nxp.com/part/MFS2643HMDA0AD 谢谢。 Re: Query Regarding OTP Programming of FS2643D Blank OTP Variant 你好,萨克希, 对于原型设计,建议使用插座板、我们的其他硬件和 NXP Ringo GUI 进行基准测试。设计原型板时,请参考 FS26 数据手册和我们的其他文档。尤其是AN12995。 要下载这些机密文件,您需要与 NXP 签订有效的保密协议。如果您还没有保密协议,并且想要签署一份,请在此处创建一个新工单,恩智浦代表将协助您完成该流程。 如果没有 FS26 数据表和其他机密文件,就无法使用 FS26。 一旦您有了原型原理图,我们就可以帮您检查了。请注意,我们不检查布局。或者您可以联系我们的授权代理商,他们有工程师可以帮您检查原理图。 最诚挚的问候, 约瑟夫 Re: Query Regarding OTP Programming of FS2643D Blank OTP Variant 嗨,约瑟夫, 感谢您的反馈。由于我们目前处于原型制作阶段,因此我们的初始产量较低,我们主要专注于台式评估和系统验证。 鉴于目前处于小批量原型阶段,您能否与我们联系,告知我们您建议我们如何进行首批电路板的开发?您建议我们与授权代理商(例如 Arrow 或 Avnet)合作进行小批量编程,还是您建议采用其他途径进行早期基准测试? 我们希望在开发定制目标原型时,确保符合 NXP 的功能安全和验证准则。 此致, Re: Query Regarding OTP Programming of FS2643D Blank OTP Variant 你好,萨克希, 请注意,我们的评估板和插座板仅设计用于评估我们的元器件,并且推荐用于此用途。只有 NXP 或我们授权的代理商才能对我们的元器件进行 OTP 编程。根据特定元器件的年产量而定。请告知您使用 FS2643D 空白 OTP 变体的项目的年度产量。 我们不允许客户对我们的元器件进行OTP编程。如果客户自行编程,我们不保证这些元器件的安全性和正确性。 最诚挚的问候, 约瑟夫
View full article
i.MX95 LPDDR4x READ simulation pass/fail criteria specifically Hi Team for the Processor i.MX95 can i have LPDDR4x Read Timing margins & simulation pass/fail criteria Automotive Industrial
View full article
KinetisとLPC用のデバッグインターフェースのおすすめはありますか? 私は主にKinetisシリーズで開発をしており、近い将来LPCのパーツもいくつか手がけるかもしれません。P&E Microのデバッグインターフェースが引き出しいっぱいにあり、よく使っているCyclone ACPも含まれています。 時々、600ドルのCycloneから20ドルのLPC-Link2に切り替えることがあります。なぜなら、CycloneはMCUXpressoに多くの奇妙な問題があるからです。正直なところ、LPC-Link2は私の必要な機能のほとんどを満たしてくれるのですが、少し動作が遅いのが難点です。 Seggerインターフェースを検討しるべきでしょうか?MCUXpresso(そしてできればCodeWarrior 11でも)で十分にサポートされ、クラッシュや走行中のターゲットを止められない信頼性が高く、そこそこ高速なインターフェースを誰かおすすめできませんか?トレースサポートがあれば助かります。 よろしくお願いします! Re: Debug interface recommendations for Kinetis and LPC? こんにちは、@swetie42 さん。 NXP製品にご関心いただきありがとうございます。 あなたの用途には、MCU-Link Pro Debug Probeを検討してみてください。 標準のCMSIS-DAPファームウェアを使用したMCUXpresso IDEと良好に動作し、ベースのMCU-Linkとは異なり、MCU-Link ProはJ-Link LITEのファームウェアオプションも提供しています。CodeWarriorはJ-Linkをサポートしているため、Kinetisデバイス上でMCUXpresso IDEとCodeWarriorの両方を扱う必要がある場合に役立ちます。 MCU-Link ProはSWOプロファイリングもサポートし、エネルギー測定やアナログ信号監視などの追加機能も提供しています。   もちろん、SEGGERのエコシステムを好む場合や、より高度なデバッグ/トレース機能が必要な場合は、SEGGER J-Linkも良い選択肢です。正確なトレース能力はプローブモデルとターゲットデバイスによって異なります。詳細については、直接Seggerサポートにお問い合わせください:チケット |SEGER - The Embedded Experts(組み込みエキスパート)   つまり、一言で言えば、まずMCU-Link Proを検討する価値があると思います。   お役に立てば幸いです。   BR セレステ
View full article
S32K358 MC33FS6523CAE(FS6500 SBC)を用いた電源設計 Hello 私はS32K358を使用して設計しており、MC33FS6523CAEシングルボードコンピュータを使用する予定です。これはサポートされている組み合わせですか?また、S32K3の内蔵SMPSを考慮すると、VDD_HV_A/B、VREFH、V15にはどのSBC出力(VCORE、VCCA)を推奨しますか? よろしくお願いします。 https://www.nxp.com/products/FS6500?page=9&nrnd=false Re: S32K358 power supply design with MC33FS6523CAE (FS6500 SBC) こんにちは、サクシさん。 MC33FS6523CAEは、S32K358と互換性のあるシングルボードコンピュータです。しかしながら、以下に述べる理由から、S32K358に推奨するコンパニオンSBCはFS26であることを強調しておきたいと思います。 FS26は、S32K3シリーズ(S32K358を含む)向けに設計された専用のセーフティSBC取り付けソリューションです。S32K358デザインに特に関連するいくつかの利点を提供します。 - 専用のドキュメント:AN13850(FS26実装および動作)にはFS26とS32K358の接続に関する明示的なセクションが含まれています。 - ASIL D機能安全保障:FS26ファミリはS32K3搭載のASIL Dアプリケーション向けに特別に開発・検証されており、専用のRTDソフトウェアドライバとセーフティアプリケーションノートの組み合わせが本番環境で利用可能です。 - より高い電流LDO出力:FS26のLDO1とLDO2は、VDD_HV_AとVDD_HV_BをS32K358に直接供給します。当社のFRDM-A-S32K358評価ボードはFS26を伴うSBCとして使用しており、LDO1はVDD_HV_A(+3.3 V)、LDO2はVDD_HV_B(+3.3 V)を供給しています。 - 既製品ソフトウェア:S32K3 + FS26向けの本番対応RTDパッケージが利用可能で、ソフトウェア開発の労力を大幅に削減します。 MC33FS6523CAEは、単一のSBCパッケージに統合されたCAN FD + LINトランシーバが必要な場合、S32K358としてサポートされ機能的なSBCの選択肢として依然として存在します。 BRs、トーマス
View full article
采用 MC33FS6523CAE (FS6500 SBC) 的 S32K358 电源设计 Hello 我正在使用 S32K358 进行设计,并计划使用 MC33FS6523CAE SBC。这种搭配是否受支持?考虑到S32K3内部采用开关电源,您推荐将VDD_HV_A/B、VREFH和V15分别连接到哪些SBC输出(VCORE、VCCA)? 谢谢! https://www.nxp.com/products/FS6500?page=9&nrnd=false Re: S32K358 power supply design with MC33FS6523CAE (FS6500 SBC) 你好,萨克希, MC33FS6523CAE 是与 S32K358 兼容的 SBC。不过,我想强调的是,我们推荐与 S32K358 搭配使用的 SBC 是 FS26,原因如下所述。 FS26 是专为 S32K3 系列(包括 S32K358)设计的功能安全 SBC 连接解决方案。它为S32K358设计提供了一些特别相关的优势: - 专用的参考文档:AN13850(FS26 实现和行为)包含一个专门介绍 FS26 与 S32K358 连接的章节。 -ASIL D 功能安全覆盖范围:FS26 系列专用的 ASIL D 应用而开发和验证,采用 S32K3,并配备专用的 RTD 软件驱动程序和安全应用笔记组合,可随时用于生产。 - 更高电流的 低压差线性稳压器\(LDO\) 输出:FS26 低压差线性稳压器\(LDO\)1 和 LDO2 直接向 S32K358 提供 VDD_HV_A 和 VDD_HV_B。我们的 FRDM-A-S32K358 评估板使用 FS26 作为配套 SBC,其中 LDO1 提供 VDD_HV_A (+3.3 V),LDO2 提供 VDD_HV_B (+3.3 V)。 - 现成的软件:适用于 S32K3 + FS26 的生产就绪 RTD 软件包已可用,大大减少了软件开发工作量。 如果您需要在单个 SBC 封装中集成 CAN FD + LIN 收发器,MC33FS6523CAE 仍然是 S32K358 的一个受支持且功能齐全的 SBC 选择。 BRs,托马斯
View full article
i.MX95 LPDDR4x 读取模拟通过/失败标准 大家好 对于 i.MX95 处理器,能否提供 LPDDR4x读取时序裕量和仿真通过/失败标准? 汽车电子 工业控制
View full article
MIMXRT700-EVK 刷写错误 你好, 我无法使用 NXP LinkServer 将我的应用程序刷写到MIMXRT700-EVK上。 硬件/软件: 电路板:MIMXRT700-EVK MCU:MIMXRT798S 调试器:板载 MCU-Link MCU-Link固件版本:V3.172 链接服务器:26.6.137 操作系统:Ubuntu Linux 电源通过 J54 提供 刷写过程中,LinkServer 报告: Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core. No connection to chip's debug port Flash operation exited with code 1 PC 可以正确检测到 MCU-Link,LinkServer 可以检测到探针。 重要的硬件观察结果是D4红色LED指示灯不亮。根据MIMXRT700-EVK文档,D4指示MCU/RESET状态,其中ON表示处理器正常活动,OFF表示处理器处于RESET状态。 我还执行了RT700预连接脚本,但SWD连接仍然失败,并显示以下错误: Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected 支持请求 请问您能否提供以下建议: 为什么 当电路板通过 J54 供电时, D4 LED 灯不亮 ? 如何使RT700处理器退出RESET状态? 是否需要检查任何RESET、启动或硬件配置? 我应该使用哪种恢复程序来恢复LinkServer 的连接,以便我可以刷写应用程序? 评估板 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 嗨@Aparna1 , 电源很可能没有正确分配给 MCU/电路板的其他部分,而是只分配给了板载调试器。 绿色的D10 LED指示灯也熄灭了吗? 请确保 J2 的跳线位置将引脚 7 和 8 短接。 BR, 埃德温。 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 是的,我已经核实了以下内容: 绿色D10 LED指示灯亮起。 J2 将引脚 7 和 8 短接。 如果还需要我进行任何额外的检查,请告知。 问候, 阿帕娜 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 这是连接 USB 后的状态 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 请问我的工单有什么最新进展吗?我仍在等待回复。   谢谢!     Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 请问我的工单有什么最新进展吗?我仍在等待回复。   谢谢!   Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 请问我的工单有什么最新进展吗?我仍在等待回复。   谢谢!
View full article
iMX95 - EMMC 部件确认 大家好, 我们为 128GB EMMC 部件提供了两种替代方案。请问以下部件是否可以与IMX95一起使用? BIWIN零件 - BWEFMA128GN9KC SANDISK 零件 - SDINBDA6-128G-ZA 此致, 因德拉吉特·S Re: iMX95 - EMMC Part confirmation 你好@indrajith_shanmugam , 对于 eMMC i.MX95,支持 eMMC 5.1,没有特殊需求。 在这里,您可以根据 i.MX95 usdhc1 的接口需求来修改 emmc 数据表,这样就可以了。 希望这对您有所帮助。 如有任何疑问,请随时与我联系。 祝你今天过得愉快 顺祝商祺! Rita
View full article