Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K3 ADC Average Hello, I am currently using the S32K312 and have a question regarding ADC averaging. 3.858V (Real Value by DMM) 3.865V T32 AVGX Conv Time 100 3.865V T32 AVG4 Conv Time 100 3.860V T32 AVG8 Conv Time 100 3.855V T32 AVG16 Conv Time 100 3.844V T32 AVG32 Conv Time 100 3.864V T32 AVGX Conv Time 22 3.862V T32 AVG4 Conv Time 22 3.860V T32 AVG8 Conv Time 22 3.847V T32 AVG16 Conv Time 22 3.844V T32 AVG32 Conv Time 22 3.866V T32 AVGX Conv Time 255 3.844V T32 AVG32 Conv Time 255 As shown above, the measured voltage decreases as the averaging count increases. Could you help me understand the possible cause of this behavior? Re: S32K3 ADC Average Hello @kjy106906, Usually, the best recommendations to follow are based on: AN4373, Cookbook for SAR ADC Measurements - Application note AN5032: Reference Circuit Design for a SAR ADC in SoC – Application Note Mainly, try testing the source impedance before the ADC pin, an op-amp based buffer circuit can be added between voltage reference and reference pin to meet the load conditions. Additionally, you can recalculate the external RC filter per AN4373 and enabling pre-sampling.  When the ADC is sampling the analog pin, the pin gets connected and disconnected from the ADC. The switching can inject a small amount of charge to the pin. Increasing the time between conversions may also help. As a last test, you can also convert only this channel, then compare AVG32 with a software average of 32 individually captured raw conversions under the same trigger conditions. Best regards, Julián
View full article
MVR5510AMDALはプログラムのデバッグに使用できますか? こんにちは 私はMVR5510AMDALTSとS32G399を使ってハードウェア開発を行っています。 MVR5510AMDALTSはプリプログラム済みのICであることが分かりました。それでも、このPMICを再構成してデバッグモードにし、プログラムのデバッグを行うことは可能でしょうか? デバッグしたい内容:BUCK2の出力電圧を1.2V、LDO2の出力電圧を2.5Vに設定したい。その他の電源やプリセット設定は変更しない。これは可能でしょうか? Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 こんにちは、マイケルさん。 MVR5510AMDALTSは、工場出荷時にプログラム済みのDALデバイスです(ブランクのA0バリアントではありません)。工場出荷時にプログラムされたOTP構成は上書きできません。   BRs、トーマス Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 SJA1105SELYのコアに電源を供給するため、BUCK2を1.2Vに設定しました。また、SJA1105SELYのVDDA_SGMIIに電源を供給するため、LDO2を2.5Vに設定しました。 MVR5510AMDALTSを購入した場合、このプリプログラム済みのPMICをOTPデバッグモードでプログラムすることは可能ですか? Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 OTPは既にプリプログラム済み デザイン側からはどのような負荷が駆動されますか?LPDDR4ですか?
View full article
PT2001ソフトウェア診断 こんにちは、 PT2001ソフトウェアの診断コードについて質問させてください。どなたか助けていただけませんか? 私はマイクロコードにおけるSTG検出と、HSおよびLS障害の区別に取り組んでいます。 これまでにやったのは、HSのVBATを短時間ONにして、HSのVdsが故障しているか確認し、それがLSの故障かHSの故障かを判断することです。 しかし、これはうまくいかないようだ。LSドレンにSTHを適用しても、常にHS故障として検出されるためです。 STG故障をHS(ソース)とLS(ドレイン)の故障から区別するには、どのように解決すればよいでしょうか? 本当にありがとうございます。 アティカ Re: PT2001 SW diagnostic こんにちは、アティカさん 良い一日! あなたが観察している挙動は想定内のものです。ローサイドドレインにアースショートをかけると、VBATハイサイドがオンになった際にハイサイドVDS診断が作動します。これは、VBATからハイサイドMOSFETと負荷を通って接地されたローサイドドレインに電流が流れ、ハイサイドVDSのしきい値を超えるために発生します。 したがって、ハイサイドを一時的に有効化しても、物理的なショートがハイサイドソースにあるのかローサイドドレインにあるのかを確実に特定することはできません。このトポロジーでは、両方の故障がPT2001のセンス入力で同じ電気的条件を生じさせることができます。 推奨される方法は、HS および LS MOSFET の両方をオフにしたアイドル診断フェーズ中に、HS VSRC および LS VDS フィードバックを使用して、接地短絡を特定することです。両方のフィードバックが低い場合、結果は「負荷経路の接地短絡」と分類されるべきである。PT2001は故障を検出できますが、追加の外部検出またはアイソレータ回路がなければ、HSソース側やLSドレイン側で故障を特定することはできません。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: PT2001 SW diagnostic こんにちは、RafaRさん。 アイドル状態中に、負荷経路が接地短絡していることが特定され、接地短絡故障がHS電源にあるのかLSドレインにあるのかを区別する必要がありました。 今回の診断では、外部HS MOSFETを短時間オンにし、Vdsしきい値を下げることで、故障箇所を正しく特定できるようになりました。 ありがとうございます。良い一日をお過ごしください!
View full article
S32K3 ADC 平均 こんにちは、 現在S32K312を使用しているのですが、ADCの平均化について質問があります。 3.858V(デジタルマルチメーターによる実測値) 3.865V T32 AVGX 変換時間 100 3.865V T32 AVG4 変換時間 100 3.860V T32 AVG8 変換時間 100 3.855V T32 AVG16 変換時間 100 3.844V T32 AVG32 変換時間 100 3.864V T32 AVGX 変換時間 22 3.862V T32 AVG4 変換時間 22 3.860V T32 AVG8 変換時間 22 3.847V T32 AVG16 変換時間 22 3.844V T32 AVG32 変換時間 22 3.866V T32 AVGX 変換時間 255 3.844V T32 AVG32 変換時間 255 上記のように、平均化回数が増加するにつれて、測定電圧は減少する。 この行動の原因について教えてもらえますか? Re: S32K3 ADC Average こんにちは、 @kjy106906 さん。 通常、従うべき最良の推奨事項は以下に基づいています。 AN4373、SAR ADC測定用クックブック - アプリケーションノート AN5032:SoCにおけるSAR ADCのリファレンス回路デザイン – アプリケーションノート 主に、ADCピンの前にソースインピーダンスをテストしてみてください。負荷条件を満たすために、電圧基準ピンと基準ピンの間にオペアンプベースのバッファ回路を追加できます。 さらに、AN4373に従って外部RCフィルターを再計算し、プリサンプリングを有効にすることも可能です。 ADCがアナログピンをサンプリングしている間、ピンはADCからコネクテッド・切断されます。スイッチングはピンに少量の電荷を注入できます。変換間隔を長くすることも効果的かもしれません。 最後のテストとして、このチャネルだけを変換し、同じトリガー条件下で個別にキャプチャされた32件の生変換とソフトウェアの平均を比較することもできます。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
S32K388 (4×Cortex-M7):3コアでFreeRTOSをAMPモードで動かす こんにちは、 私はS32K388(4× Cortex-M7、ASIL D)で開発中で、ランをしたいと思っています 4コアのうち3コアでFreeRTOS(各コアは独自のFreeRTOSインスタンス、AMPを実行します) モードです。これまでのところ、この件に関する完全な参考資料を見つけることができていません マルチコアFreeRTOSのセットアップなので、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。 私の質問: 1.AMP(コアごとに1つのFreeRTOSインスタンス)は、実行するための推奨アプローチですか? S32K388の3コアでFreeRTOSを実行する?NXPのアプリケーションノート/ユーザーガイドはありますか? マルチコア構成を説明する、例えば起動シーケンスとコア起動 (誰がcore1/core2/core3を始めるか、そしてその方法)、コアごとのVTOR / ベクターテーブル、メモリ コアごとのパーティション分割(TCM/RAM)、クロックや割り込みルーティングについて? 2. 公式の例プロジェクト(S32K388やS32K3のバリアントなど)はありますか? 2コア以上でFreeRTOSを動かしていますか?どこでダウンロードできますか? 3. S32K3における推奨されるコア間通信メカニズムとは何か (IPCFと共有メモリ+割り込みの違い)、そしてFreeRTOS対応の例はありますか? 4. このユースケースにおいて、S32 Design Studioでプロジェクトをどのように構成すべきか (単一のマルチコアプロジェクトと1つのプロジェクトで1つのコア)と、すべてのプロジェクトをどうやってデバッグすればいいのか 3つのコアを同時に? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode こんにちは、 @LeeKen さん。 AMPもSMPも推奨されていません。選択は用途の要件によります。アプリケーションに最適なマルチコアFreeRTOSのアプローチを選択できます。 AMPの場合は、シングルコアのFreeRTOS例を基に、コアごとに独立したS32 Design Studioプロジェクトを1つ使います。メインコアはXRDCを設定する必要があります。メモリ、ベクターテーブル、スタック、アプリケーションセクションは、コアごとのリンカーファイルで分割する必要があります。メインコアが他のコアを起動することもあれば、sBAFがブートヘッダー/ブート設定ワードで指定されたコアを有効にすることもできます。 IPCF 4.3.0CM7_1とCM7_2を用いたS32K388 AMP FreeRTOSマルチコアの例も含まれており、参考文献として利用できます。 IPCFは任意で、誰でも自分で実装できます。 一般的に、デバッガはマルチコア・デバッグサポートを提供します。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode こんにちは、ダニエルさん。 詳しい説明をありがとうございました。まだいくつかお答えいただきたい質問があります。 1.AMPモードを使う場合、各コアはシングルコアのフリーRTOSプロジェクトとして扱われますか? 2. XRDCの設定はメインコアだけが必要ですか?設定時に注意すべき点はありますか? 3.各コアのメモリ、ベクタテーブル、スタックの設定が完全に独立している場合、マルチコア間の依存関係を評価する必要はありますか? 4. メインコアを使用して他の2つのスレーブコアを起動する場合、複数のスレーブコアを順番に起動する際に、何か制限事項や特定の順序が必要でしょうか? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode こんにちは、 @LeeKen さん。 1. はい。 2. XRDCはグローバル構成であり、通常はメインコアが一度だけ設定すれば他のコアが保護されたリソースにアクセスする必要があります。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14715/page/topics/extensible_resource_domain_controllerxrdc.html 3. システムレベルの依存関係はまだ評価する必要がある。これには共有メモリ、IPCFチャネル、共有ペリフェラル、セマフォ、クロック、ウォッチドッグ、リセット処理、起動同期、低消費電力モードなどが含まれます。 4. これも機能安全の考慮事項です。二次コアは特定のメモリやペリフェラルに無制限にアクセスできるべきではないため、それらのリソースを使用する前にXRDCを初期化しなければなりません。SEMA42ハードウェアの動作には、ゲート所有権にマスタードメインIDを使用するため、XRDCドメインの割り当ても必要です。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
S32K388(4×Cortex-M7):在 AMP 模式下,3 个核心上运行 FreeRTOS 你好, 我正在使用 S32K388(4 个 Cortex-M7 内核,ASIL D 安全等级)进行开发,并且希望运行 四个核心中的三个运行 FreeRTOS(每个核心运行自己的 FreeRTOS 实例,AMP)。 模式)。到目前为止,我还没有找到关于此模式的完整参考资料。 由于我使用的是多核 FreeRTOS 配置,所以非常感谢您的指导。 我的问题: 1.AMP(每个核心一个 FreeRTOS 实例)是运行 FreeRTOS 的推荐方法吗? 在S32K388的3个核心上运行FreeRTOS?是否有恩智浦应用笔记/用户手册? 描述多核设置的指南,例如启动顺序和核心启动 (谁启动核心1/核心2/核心3以及如何启动),每个核心的VTOR/向量表,内存 每个核心的分区(TCM/RAM)、时钟和中断路由如何安排? 2. 是否有官方的示例项目(S32K388 或任何 S32K3 变体)? 在超过两个核心上运行FreeRTOS?哪里可以下载? 3. S32K3 推荐的核心间通信机制是什么? (IPCF 与共享内存 + 中断相比),是否有支持 FreeRTOS 的示例? 4. 对于此用例,S32 设计工作室中的项目应该如何组织? (单个多核项目与每个核心一个项目),以及如何调试所有项目 3个核心同时运行? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 嗨,丹尼尔, 非常感谢您的详细解释。我还有几个问题想请您解答。 1.如果使用 AMP 模式,每个核心都被视为一个单核 Free RTOS 项目,是这样吗? 2. 只有主核心需要配置 XRDC 吗?配置时需要注意什么? 3.如果每个核心的内存、向量表、堆栈的配置完全独立,我们是否需要评估多核心之间的依赖关系? 4. 如果我使用主核心启动其他两个从核心,启动多个从核心时是否有任何限制或必须遵循一定的顺序? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 你好@LeeKen , 不建议使用 AMP 或 SMP;具体选择取决于应用需求。您可以选择最适合应用程序的多核 FreeRTOS 方法。 对于 AMP,每个核心使用一个独立的 S32 Design Studio 项目,基于单核 FreeRTOS 示例。主核心应该配置 XRDC。内存、向量表、堆栈和应用程序部分必须在每个核心的链接器文件中进行划分。主核心可以启动其他核心,或者 sBAF 可以启用启动头/启动配置字中指定的核心。 IPCF 4.3.0包含一个使用 CM7_1 和 CM7_2 的 S32K388 AMP FreeRTOS 多核示例,可作为参考,引用。 IPCF是可选的,任何人都可以实现自己的解决方案。 一般来说,调试器提供多核调试支持。 此致, 丹尼尔 Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 你好@LeeKen , 1. 是的。 2. XRDC 是一个全局配置,通常只需要主核心配置一次,其他核心就可以访问受保护的资源。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14715/page/topics/extensible_resource_domain_controllerxrdc.html 3. 还需要评估系统级依赖关系。这些功能包括共享内存、IPCF 通道、共享外设、信号量、时钟、看门狗、RESET 处理、启动同步、低功耗模式等。 4. 这也是功能安全方面的考虑。辅助核心不应无限制地访问某些内存或外围设备,因此 XRDC 必须在使用这些资源之前进行初始化。XRDC 功能域分配也是硬件 SEMA42 操作所必需的,因为 SEMA42 使用主功能域 ID 来管理门的所有权。 问候, 丹尼尔
View full article
Can the MVR5510AMDAL be used for program debugging? Hi I'm doing hardware development using an MVR5510AMDALTS and an S32G399. I see that the MVR5510AMDALTS is a pre-programmed IC. Can I still reconfigure this PMIC to enter debug mode for program debugging? What I want to debug: I want to configure BUCK2 to output 1.2V and LDO2 to output 2.5V. Other power supplies and pre-programmed settings should remain unchanged. Is this possible? Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 Hi Michael, The MVR5510AMDALTS is a factory-programmed DAL device (not a blank A0 variant). Its factory-programmed OTP configuration cannot be overwritten.   BRs, Tomas Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 I set BUCK2 to 1.2V to power the core of the SJA1105SELY. I set LDO2 to 2.5V to power VDDA_SGMII of the SJA1105SELY. If I purchase the MVR5510AMDALTS, can this pre-programmed PMIC still be programmed in OTP debug mode? Re: MVR5510AMDAL 是否能进行程序调试 OTP preprogram already what kind of load will be drived from design side?LPDDR4?
View full article
PT2001 SW diagnostic Hi, I would like to ask a question regarding PT2001 SW diagnostic code. I was wondering if anyone can help me out. I am working STG detection and differentiating from HS and LS faults in microcode. what i did so far is that switch on HS vbat ON for a short period of time, and check if HS Vds, and tell it is LS fault or HS fault. But this doesn't seem to work. Because it detects always as HS fault even i apply STH on LS drain. how would you solve for differentiating STG fault from HS (srouce)and LS (drain)? thank you so much, Atika Re: PT2001 SW diagnostic Hello Atika Good day! The behavior you are observing is expected. A short to ground applied at the low-side drain can also trigger the high-side VDS diagnostic when the VBAT high-side is turned on. This happens because current flows from VBAT through the high-side MOSFET and load into the grounded low-side drain, causing the high-side VDS threshold to be exceeded. Therefore, briefly enabling the high-side cannot reliably determine whether the physical short is located at the high-side source or the low-side drain. For this topology, both faults can produce the same electrical condition at the PT2001 sense inputs. The recommended approach is to identify the short-to-ground during the idle diagnostic phase, with both HS and LS MOSFETs off, using the HS VSRC and LS VDS feedbacks. If both feedbacks are low, the result should be classified as a “load-path short to ground.” The PT2001 can detect the fault, but it cannot uniquely locate it on the HS-source side or LS-drain side without additional external sensing or isolation circuitry. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: PT2001 SW diagnostic Hi RafaR, During the idle phase, the load path is shorted to ground is identified, and i needed to differentiate if the short to ground fault is on HS source of LS drain. The fault is identified correctly now by briefly switching on external HS mosfet and lowering the Vds threshold during this diagnosis. Thanks, have a great day!
View full article
Example S32K344EVB_T172 LPUART_EMAC_Gateway IP S32DS368 RTD701 **************************************************************************************************** * Detailed Description: * * UART ↔ Ethernet gateway implemented using RTD IP (LLD) drivers. * * Demonstrates bidirectional forwarding of UART data over Automotive Ethernet on S32K344. * UART messages are encapsulated into raw Ethernet frames and transmitted through the GMAC * peripheral; received Ethernet frames are decapsulated and forwarded to UART. * * Key Functionality: * - UART TX/RX interrupt driven communication. * - GMAC TX confirmation and RX indication interrupt processing. * - Four-deep message queue for UART/Ethernet decoupling. * - Runtime MAC address configuration. * - TJA1103 loopback, MASTER and SLAVE operation. * - Raw Ethernet frame transport (EtherType 0x88B5). * - RTD IP implementation. * * Runtime status information including node configuration, * MAC addresses and link status is displayed on the UART terminal. * * Test Configurations: * * Single board: * GATEWAY_MODE_NODE_1_LOOPBACK * * Two-board setup: * Board 1 : GATEWAY_MODE_NODE_1_MASTER * Board 2 : GATEWAY_MODE_NODE_2_SLAVE * * Boards are connected using a 100BASE-T1 cable. * * Notes: * - On the PC terminal, enable local echo * * ------------------------------------------------------------------------------------------------ * Test HW: S32K3x4EVB-T172 Rev B * MCU: S32K344_172HDQFP * PHY: TJA1103 * IDE: S32DS 3.6.8 * RTD release: S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206 * Debugger: Lauterbach, P&E Micro * Target: Internal_FLASH * Serial: 115200, 8N1 **************************************************************************************************** Terminal prints between two S32K344EVB-T172 boards In case of single board in PHY loopback
View full article
工場出荷時設定へのリセット/一括消去 LPC55S28 私はLPC55S28 MCUを使っています。本番機では、MCUからメモリを読み取れないようにSWD/JTAGアクセスを無効にしたいと考えています。しかし、このような事態が発生した場合に、ユニットを復旧させる方法が必要です。通常、私たちは大量消去コマンドを使ってMCUを工場出荷時リセットし、アクセスを回復します。 LPC55S28のセキュアブートローダーとCMPA/CFPA、KeyStore/PFRを使用する場合、どのようにすればよいのか分かりません。 質問: 1.FA_ME_CMD_EN=ENABLED に設定していて、ISP_CMD_EN、ISP_CMD_EN、TAPEN、DBGEN、NIDEN が DISABLED になっている場合、問題ないでしょうか。それでもMCUを工場出荷時リセットはできますか?CMPA、CFPA、PFRなども含まれますか? 2. FA_ME_CMD_ENだけが有効なら、SWDで完全な工場出荷時リセットをするにはどうすればいいですか?JLINKデバッガを持っています。 私が作成した以下のJLINKスクリプトを試してみましたが、CMPAをクリアできませんでした。 SelectInterface SWD 速度1000 デバイス LPC55S28 接続する コネクテッド中にDebugメールボックスのアクティベーションを送信 WriteAP 0x01000000 0x00000001 WriteAP 0x01000004 0x00000001 スリープ100 ReadAP 0x01000000 リセット 出口 以下は、工場出荷時設定へのリセット/一括消去の方法がわかるまで、すべての機能を有効にした状態を維持するための、現在のCMPA設定です。しかし、私が試したすべての方法で、CMPAの設定が維持されてしまうようです。   # --------------------------------------===== DCFG_CC_SOCU_PIN [オプション] =====-----------------------------------------------------   # 説明: オフセット: 0x00000010、幅: 32b; SoC固有の使用に関するデバイス構成認証情報の制約   # 固定しました。   # PINとDFLTビットの組み合わせと、それによって生じる制限レベル:   # - PIN=1、DFLT=1:制限レベル0。サブドメインへのアクセスは常に有効です。この設定はモジュール用に提供されています   # 最終展開前にさらなるアクセス制限を定義するためにDCFG_CC_SOCU_NSを用いるユースケース   #製品の。   # - PIN=0,DFLT=0:制限レベル1。サブドメインへのアクセスは起動時に無効化されます。しかしアクセスは有効化可能です   # 適切なデバッグ認証(DC)証明書を提供することで、デバッグ認証プロセスを通じて行われます。   # - PIN=0、DFLT=1: 不正な設定です。この設定を選択すると、部品がロックアップする可能性があります。   # - PIN=1、DFLT=0:制限レベル3。サブドメインへのアクセスは永久に無効化され、元に戻すことはできません。これ   # 設定は最高レベルの制限を提供します。   DCFG_CC_SOCU_PIN :     # -------------------------------------------===== NIDEN [オプション] =====-------------------------------------------     # 説明: オフセット: 0b、幅: 1b、非セキュア非侵襲デバッグ有効化     # - USE_DAP、(0): DAPを使用して有効にする     # - FIXED_STATE、(1): 固定状態     # 選択可能なオプション:     ニデン:固定状態     # -------------------------------------------===== DBGEN [オプション] =====-------------------------------------------     # 説明: オフセット: 1b、幅: 1b、非セキュアデバッグ有効     # - USE_DAP、(0): DAPを使用して有効にする     # - FIXED_STATE、(1): 固定状態     # 選択可能なオプション:     DBGEN :固定状態     # --------------------------------------===== TAPEN [オプション] ===== --------------------------------------     # 説明: オフセット: 4b、幅: 1b、JTAG TAP 有効     # - USE_DAP、(0): DAPを使用して有効にする     # - FIXED_STATE、(1): 固定状態     # 選択可能なオプション:     TAPEN :固定状態     # --------------------------------------===== ISP_CMD_EN [オプション] =====-----------------------------------------------------     # 説明: オフセット: 6b、幅: 1b、ISPブートコマンド有効化     # - USE_DAP、(0): DAPを使用して有効にする     # - FIXED_STATE、(1): 固定状態     # 選択可能なオプション:     ISP_CMD_EN :固定状態     # --------------------------------------===== FA_ME_CMD_EN [オプション] =====-----------------------------------------------------     # 説明: オフセット: 7b、幅: 1b、障害解析/一括消去コマンド有効     # - USE_DAP、(0): DAPを使用して有効にする     # - FIXED_STATE、(1): 固定状態     # 選択可能なオプション:     FA_ME_CMD_EN :固定状態     # ----------------------------------------===== UUID_CHECK [オプション] =====------------------------------------------     # 説明:オフセット:15b、幅:1b、デバッグ認証時にUUIDマッチを強制。     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     UUID_CHECK :無効   # --------------------------------------===== DCFG_CC_SOCU_DFLT [オプション] =====--------------------------------------   # 説明: オフセット: 0x00000014、幅: 32b; SoC固有のデバッグ使用のためのデバイス構成認証制約   # フィルター。   # PINとDFLTビットの組み合わせと、それによって生じる制限レベル:   # - PIN=1、DFLT=1:制限レベル0。サブドメインへのアクセスは常に有効です。この設定はモジュール用に提供されています   # 最終展開前にさらなるアクセス制限を定義するためにDCFG_CC_SOCU_NSを用いるユースケース   #製品の。   # - PIN=0,DFLT=0:制限レベル1。サブドメインへのアクセスは起動時に無効化されます。しかしアクセスは有効化可能です   # 適切なデバッグ認証(DC)証明書を提供することで、デバッグ認証プロセスを通じて行われます。   # - PIN=0、DFLT=1: 不正な設定です。この設定を選択すると、部品がロックアップする可能性があります。   # - PIN=1、DFLT=0:制限レベル3。サブドメインへのアクセスは永久に無効化され、元に戻すことはできません。これ   # 設定は最高レベルの制限を提供します。   DCFG_CC_SOCU_DFLT :     # -------------------------------------------===== NIDEN [オプション] =====-------------------------------------------     # 説明: オフセット: 0b、幅: 1b、非セキュア非侵襲デバッグ固定状態     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     ニデン:有効     # -------------------------------------------===== DBGEN [オプション] =====-------------------------------------------     # 説明: オフセット: 1b、幅: 1b、非セキュアデバッグ固定状態     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     DBGEN :有効     # --------------------------------------===== TAPEN [オプション] ===== --------------------------------------     # 説明: オフセット: 4b、幅: 1b、JTAG TAP固定状態     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     TAPEN :有効     # --------------------------------------===== ISP_CMD_EN [オプション] =====-----------------------------------------------------     # 説明: オフセット: 6b、幅: 1b、ISPブートコマンド固定状態     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     ISP_CMD_EN :有効     # --------------------------------------===== FA_ME_CMD_EN [オプション] =====-----------------------------------------------------     # 説明: オフセット: 7b、幅: 1b、障害解析/一括消去コマンド固定状態     # - 無効、(0): 無効     # - 有効、(1): 有効     # 選択可能なオプション:     FA_ME_CMD_EN :有効   # ----------------------------------------===== VENDOR_USAGE [オプション] =====------------------------------------------   # 説明: オフセット: 0x00000018、幅: 32b; ベンダー使用法   ベンダー使用法:     # ---------------------------------------===== VENDOR_USAGE [オプション] =====-----------------------------------------     # 説明: オフセット: 16b、幅: 16b、DAP で定義されたベンダー使用フィールドの上位 16 ビット。下位 16 ビットは以下から取得されます。     # お客様フィールドエリア。     ベンダー使用状況: 0   # ---------------------------------------===== SECURE_BOOT_CFG [オプション] =====---------------------------------------   # 説明: オフセット: 0x0000001C、幅: 32b; セキュアブート構成   SECURE_BOOT_CFG :     # -------------------------------------------===== RSA4K [オプション] =====-------------------------------------------     # 説明: オフセット: 0b、幅: 2b、最小キー長を選択します。RSA4096 の使用を強制するには、0b11 の値を設定します。     # RSA4096キーのみを許可することを推奨します。     # - RSA2048, (0):画像署名にはRSA2048以上を使用できます。デバッグキーとして使用できるのはRSA2048のみです。     # - RSA4096_0、(1):画像署名およびデバッグ認証にはRSA4096キーのみを使用できます。     # - RSA4096_1、(2):画像署名およびデバッグ認証にはRSA4096キーのみを使用できます。     # - RSA4096_2、(3):画像署名およびデバッグ認証にはRSA4096キーのみを使用できます。     # 可能なオプション:     RSA4K : RSA2048     # -------------------------------------===== DICE_INC_NXP_CFG [オプション] =====--------------------------------------     # 説明: オフセット: 2b、幅: 2b、DICE 計算に NXP 領域を含める。     # - NOT_INCLUDE、(0): 含まれません     # - INCLUDE_0、(1): 含まれる     # - INCLUDE_1、(2): 含まれる     # - INCLUDE_2、(3): 含まれる     # 選択可能なオプション:     DICE_INC_NXP_CFG : NOT_INCLUDE     # ---------------------------------------===== DICE_CUST_CFG [オプション] =====---------------------------------------     # 説明:オフセット:4b、幅:2b、DICE計算にお客様の工場領域(キーを含む)を含める。     # - NOT_INCLUDE、(0): 含まれません     # - INCLUDE_0、(1): 含まれる     # - INCLUDE_1、(2): 含まれる     # - INCLUDE_2、(3): 含まれる     # 選択可能なオプション:     DICE_CUST_CFG : NOT_INCLUDE     # -----------------------------------------===== SKIP_DICE [オプション] =====-----------------------------------------     # 説明: オフセット: 6b、幅: 2b、DICE計算をスキップ     # - 有効化 (0): DICEを有効にする     # - DISABLE_0, (1): DICEを無効にする     # - DISABLE_1, (2): サイコロを無効にする     # - DISABLE_2, (3): サイコロを無効にする     # 選択可能なオプション:     SKIP_DICE : DISABLE_0     # --------------------------------------===== TZM_IMAGE_TYPE [オプション] =====---------------------------------------     # 説明: オフセット: 8b、幅: 2b、TrustZone-M モード     # - ヘッダー、(0):TZ-Mイメージモードはアプリケーション画像ヘッダーから取得します     # - 無効、(1): TZ-M 無効化イメージ、非セキュアモードで起動     # - 有効、(2):TZ-M対応イメージ、セキュアモードで起動     # - プリセット、(3): TZ-M プリセット付き TZ-M 有効イメージ、セキュアモードで起動、データから TZ-M が事前設定     # アプリケーションイメージヘッダー     # 選択可能なオプション:     TZM_IMAGE_TYPE :ヘッダー     # ---------------------------------------===== BLOCK_SET_KEY [オプション] =====---------------------------------------     # 説明: オフセット: 10b、幅: 2b、ブロックPUFキーコード生成     # - 許可 (0): PUFキーコードの生成を許可する     # - DISABLE_0, (1): PUFキーコード生成を無効にする     # - DISABLE_1、(2): PUFキーコード生成を無効にする     # - DISABLE_2, (3): PUFキーコード生成を無効にする     # 選択可能なオプション:     BLOCK_SET_KEY :許可     # ---------------------------------------===== BLOCK_ENROLL [オプション] =====----------------------------------------     # 説明: オフセット: 12b、幅: 2b、ブロックPUF登録     # - 許可 (0): PUF登録操作を許可する     # - DISABLE_0, (1): PUF登録操作を無効にする     # - DISABLE_1, (2): PUF登録操作を無効にする     # - DISABLE_2, (3): PUF登録操作を無効にする     # 選択可能なオプション:     BLOCK_ENROLL :許可     # ------------------------------------===== DICE_INC_SEC_EPOCH [オプション] =====-------------------------------------     # 説明:オフセット:14b、幅:2b、DICEでセキュリティEPOCHを含みます     DICE_INC_SEC_EPOCH : 0     # ----------------------------------------===== SEC_BOOT_EN [オプション] =====----------------------------------------     # 説明: オフセット: 30b、幅: 2b、セキュアブート有効     # - 無効化、(0):単なる画像(内部フラッシュ、CRCの有無にかかわらず)     # - ENABLE_0、(1):ブート署名済みイメージ。(内部フラッシュ、RSA署名)     # - ENABLE_1、(2):ブート署名済みイメージ。(内部フラッシュ、RSA署名)     # - ENABLE_2、(3):起動署名済みイメージ。(内部フラッシュ、RSA署名)     # 選択可能なオプション:     SEC_BOOT_EN : ENABLE_0 Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 こんにちは@guitardenver ご質問ありがとうございます。詳細については以下のThreadをご覧ください。 [LPC55]:コード保護を利用するためにISPとSWDを無効化 もしこれでご要望が十分でなければ、どうぞお気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。   BR アリス Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 アリス、 リンクをありがとうございます。とても参考になりました。まだいくつか質問があります。送っていただいたリンクから、ISPとSWDを無効にする方法が理解できたと思います。しかし、私の主な疑問は、アクセス権を回復し、CMPAやCFPAなどを含むすべての情報を工場出荷時のデフォルトに戻す方法です。既に数台のデバイスを文鎮化させてしまったようで、これ以上文鎮化させないためのアドバイスが必要です。工場出荷時の状態に完全にリセットする最良の方法は何ですか?私がそれを妨げるような設定をしていないと仮定して。 私がやろうとしていること: 1. ROMブートローダーを使用して.sbを実行します(SB2.1)ファイルの更新。SO、ROMブートローダーを使ってUSB経由で安全かつ認証済みのファームウェア更新を行っています。 2. SWDまたはJTAGを使ったMCUメモリへの読み書き機能を無効化します。TrustZoneや、アプリケーションフラッシュへのアクセスをロックするPFRの特別な設定は使っていません。 3. USBブートローダーは、フラッシュメモリやRAMに対して任意の読み書き権限を持たないようにする必要があります。SWDやJTAGを介してメモリへの読み書きを誰にもさせたくありません。しかし、ブートローダーは依然としてセキュアな.sbを実行できるはずです。USBや自分のアプリケーションコードからファイルの更新を行っています。 4. SWD/JTAGが無効化・ロックされたら、SWDへのアクセスを回復し、CMPA、CFPA、PFRなどを完全に工場出荷時のデフォルトに消去・デフォルトしてやり直したいです。これはSWDのマスイレースでできるのか、それとも特別なSB2.1ファイルを作ることでできるのか? 質問: 1. SWD DebugMailbox の一括消去を実行すると、CMPA、CFPA、キーストアなども消去されますか?もしNIDENとDBGENの設定がCMPAにあって、MassEreaseがCMPAを消去しない場合、NIDENとDBGENへのアクセスはどうやって回復できるのでしょうか? 2. NIDEN、DEBGEN、TAPEN、ISP_CMD_EN を無効にした場合。また、FA_ME_CMD_ENを有効にしたままにしておくことで、私が求めていることは実現できますか?MCUはロックされますが、すべてを消去すれば完全に回復できるのですか?ここでおすすめの設定や方法はありますか? また、SEGERにもDAPから工場出荷時のデフォルトでLPC55S28デバイスを復元できる具体的なツールや例についてお問い合わせしました。もしJLINKスクリプトを書ければ、それも問題ありません。 ご協力いただきありがとうございます!
View full article
i.MX8M Mini 支持挂起到磁盘 您好,我们想知道 i.MX8M Mini 是否支持“挂起到磁盘”(即休眠到 eMMC 或其他存储介质)? 命令是“echo disk > /sys/power/state” i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini support suspend to disk 遗憾的是,目前的 NXP 电路板支持包。 不支持此功能。 有关一般参考,请参阅eLinux.org 上的 Suspend To Disk For ARM 。 谢谢。
View full article
i.MX 8M Plus:VPUは4K H.264の短いクリップを1080p HDMIディスプレイにダウンスケールして再生できますか? 皆さんこんにちは。i.MX 8M Plusボードを使用して、1080pのHDMIディスプレイ上で短いMP4クリップ(それぞれ4~10秒、H.264、3840x2160、24fps)をループ再生することを検討しています。これらのクリップは、例えば Veo3 AI上のGemini Omni Flashモデルなど、AI動画ジェネレーターから来ており、最大4Kまでエクスポートできます(開示:私はGoogleとは提携していない独立サービス、Veo3 AIと仕事をしています)。 設定を行う前に、その方法を確認しておきたいと思います。私が考えていたのは、このようなパイプラインです。 gst-launch-1.0 filesrc location=clip.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! vpudec ! imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! waylandsink 質問: 8M Plus VPUは4K H.264をリアルタイムで24fpsでデコードできますか?それともクリップを1080pにトランスコードしてからボードにコピーしたほうが良いのでしょうか? imxvideoconvert_g2dは4Kから1080pへのダウンスケールに適した要素でしょうか、それともwaylandsinkへのゼロコピーパスが存在するのでしょうか? クリップのプレイリストをループ再生する場合、ファイル間に黒いフレームが表示されないようにするための推奨される方法はありますか? アドバイスをいただければ幸いです。 Re: i.MX 8M Plus: can the VPU play 4K H.264 short clips downscaled to a 1080p HDMI display? こんにちは、 @ethancaldwell 1. imx8mp vpuはハードウェア制限なしで4K動画をデコードできますが、1080pのパフォーマンスのみ保証し、私たちはSWの制限を1080pに設定しました。4K解像度を使用する必要がある場合は、ソースコードを変更する必要があります。SO、クリップを1080pにトランスコードする方が良いです。 2. スケーリングにはimxvideoconvert_g2dを使用してください。 3. 現在、`gst-launch`において複数のファイルをシームレスに切り替えるための公式な直接的な解決策は存在しません。複数のファイルを事前に1つの長い動画に多重化し、その単一ファイルをループ再生するように設定することをお勧めします。 B.R
View full article
P1020 和 P2020 的 DDRCLK 频率 你好 我有一个关于P1020和P2020的DDRCLK频率的问题。 数据手册显示,P1020 的最低 DDRCLK 频率为 66.66MHz,P2020 的最低 DDRCLK 频率为 66.7MHz。 这个微小的差距是由于规格差异/变化造成的,还是仅仅因为四舍五入到小数点后一位造成的? 此致 Re: DDRCLK frequency of P1020 and P2020 这只是四舍五入造成的误差。 这两个设备的最大 DDRCLK 周期均为 15 ns(≈66.67 MHz)。P2020 将其四舍五入为 66.7 MHz,而 P1020 列出的是 66.66 MHz。 谢谢! Re: DDRCLK frequency of P1020 and P2020 感谢 June_Lu 的帮助。 BR,
View full article
当前License即将到期,剩余6天,申请延长有效期 当前License即将到期,剩余6天,申请延长有效期
View full article
Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 I am using the LPC55S28 MCU. For production units, we want to disable SWD/JTAG access so memory can not be read out of the MCU. However, we need a way to recover a unit once this happens. Usually, we do a Mass Erase command to factory reset the MCU to recover access.  With the LPC55S28 secure bootloader and CMPA/CFPA and the KeyStore/PFR, I am not sure how to do this.  Questons: 1. If I have FA_ME_CMD_EN=ENABLED, but then ISP_CMD_EN, ISP_CMD_EN, TAPEN, DBGEN and NIDEN DISABLED, is that ok. Can I still factory reset the MCU? Including the CMPA, CFPA, PFR, etc? 2. How can I do a complete factory reset via SWD if only the FA_ME_CMD_EN is enabled? I have a JLINK debugger.  I have tried the below JLINK script that I wrote, which does not clear the CMPA: SelectInterface SWD Speed 1000 Device LPC55S28 Connect // Send Debug Mailbox Activation while connected WriteAP 0x01000000 0x00000001 WriteAP 0x01000004 0x00000001 Sleep 100 ReadAP 0x01000000 Reset Exit Below are my CMPA settings right now, which keeps everything enabled until I figure out how to do a factory reset/mass erase. But everything I try seems to still keep the CMPA settings.    # --------------------------------------===== DCFG_CC_SOCU_PIN [Optional] =====---------------------------------------   # Description: Offset: 0x00000010, Width: 32b; Device Configuration Credential Constraints for SoC specific Use   # Pinned.   # Combinations of PIN and DFLT bits and resulting restriction level:   # - PIN=1,DFLT=1: Restriction level 0. Access to the sub-domain is always enabled. This setting is provided for module   # use case scenario where DCFG_CC_SOCU_NS would be used to define further access restrictions before final deployment   # of the product.   # - PIN=0,DFLT=0: Restriction level 1. Access to the sub-domain is disabled at startup. But the access can be enabled   # through debug authentication process by providing appropriate Debug Credential (DC) certificate.   # - PIN=0,DFLT=1: Illegal setting. Part may lock-up if this setting is selected.   # - PIN=1,DFLT=0: Restriction level 3. Access to the sub-domain is permanently disabled and can't be reversed. This   # setting offers the highest level of restriction.   DCFG_CC_SOCU_PIN:     # -------------------------------------------===== NIDEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 0b, Width: 1b, Non Secure non-invasive debug enable     # - USE_DAP, (0): Use DAP to enable     # - FIXED_STATE, (1): Fixed state     # Possible options:     NIDEN: FIXED_STATE     # -------------------------------------------===== DBGEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 1b, Width: 1b, Non Secure debug enable     # - USE_DAP, (0): Use DAP to enable     # - FIXED_STATE, (1): Fixed state     # Possible options:     DBGEN: FIXED_STATE     # -------------------------------------------===== TAPEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 4b, Width: 1b, JTAG TAP enable     # - USE_DAP, (0): Use DAP to enable     # - FIXED_STATE, (1): Fixed state     # Possible options:     TAPEN: FIXED_STATE     # ----------------------------------------===== ISP_CMD_EN [Optional] =====-----------------------------------------     # Description: Offset: 6b, Width: 1b, ISP Boot Command enable     # - USE_DAP, (0): Use DAP to enable     # - FIXED_STATE, (1): Fixed state     # Possible options:     ISP_CMD_EN: FIXED_STATE     # ---------------------------------------===== FA_ME_CMD_EN [Optional] =====----------------------------------------     # Description: Offset: 7b, Width: 1b, Fault Analysis/Mass Erase Command enable     # - USE_DAP, (0): Use DAP to enable     # - FIXED_STATE, (1): Fixed state     # Possible options:     FA_ME_CMD_EN: FIXED_STATE     # ----------------------------------------===== UUID_CHECK [Optional] =====-----------------------------------------     # Description: Offset: 15b, Width: 1b, Enforce UUID match during Debug authentication.     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     UUID_CHECK: DISABLED   # --------------------------------------===== DCFG_CC_SOCU_DFLT [Optional] =====--------------------------------------   # Description: Offset: 0x00000014, Width: 32b; Device Configuration Credential Constraints for SoC specific Use Debug   # Filter.   # Combinations of PIN and DFLT bits and resulting restriction level:   # - PIN=1,DFLT=1: Restriction level 0. Access to the sub-domain is always enabled. This setting is provided for module   # use case scenario where DCFG_CC_SOCU_NS would be used to define further access restrictions before final deployment   # of the product.   # - PIN=0,DFLT=0: Restriction level 1. Access to the sub-domain is disabled at startup. But the access can be enabled   # through debug authentication process by providing appropriate Debug Credential (DC) certificate.   # - PIN=0,DFLT=1: Illegal setting. Part may lock-up if this setting is selected.   # - PIN=1,DFLT=0: Restriction level 3. Access to the sub-domain is permanently disabled and can't be reversed. This   # setting offers the highest level of restriction.   DCFG_CC_SOCU_DFLT:     # -------------------------------------------===== NIDEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 0b, Width: 1b, Non Secure non-invasive debug fixed state     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     NIDEN: ENABLED     # -------------------------------------------===== DBGEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 1b, Width: 1b, Non Secure debug fixed state     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     DBGEN: ENABLED     # -------------------------------------------===== TAPEN [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 4b, Width: 1b, JTAG TAP fixed state     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     TAPEN: ENABLED     # ----------------------------------------===== ISP_CMD_EN [Optional] =====-----------------------------------------     # Description: Offset: 6b, Width: 1b, ISP Boot Command fixed state     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     ISP_CMD_EN: ENABLED     # ---------------------------------------===== FA_ME_CMD_EN [Optional] =====----------------------------------------     # Description: Offset: 7b, Width: 1b, Fault Analysis/Mass Erase Command fixed state     # - DISABLED, (0): Disabled     # - ENABLED, (1): Enabled     # Possible options:     FA_ME_CMD_EN: ENABLED   # ----------------------------------------===== VENDOR_USAGE [Optional] =====-----------------------------------------   # Description: Offset: 0x00000018, Width: 32b; Vendor Usage   VENDOR_USAGE:     # ---------------------------------------===== VENDOR_USAGE [Optional] =====----------------------------------------     # Description: Offset: 16b, Width: 16b, Upper 16 bits of vendor usage field defined in DAP. Lower 16-bits come from     # customer field area.     VENDOR_USAGE: 0   # ---------------------------------------===== SECURE_BOOT_CFG [Optional] =====---------------------------------------   # Description: Offset: 0x0000001C, Width: 32b; Secure boot configuration   SECURE_BOOT_CFG:     # -------------------------------------------===== RSA4K [Optional] =====-------------------------------------------     # Description: Offset: 0b, Width: 2b, Select minimal key length. To enforce usage of RSA4096, setting 0b11 value is     # recommended to allow RSA4096 keys only.     # - RSA2048, (0): RSA2048 or higher can be used for image signing. Only RSA2048 can be used as debug keys.     # - RSA4096_0, (1): Only RSA4096 keys can be used for image signing and debug authentication.     # - RSA4096_1, (2): Only RSA4096 keys can be used for image signing and debug authentication.     # - RSA4096_2, (3): Only RSA4096 keys can be used for image signing and debug authentication.     # Possible options:     RSA4K: RSA2048     # -------------------------------------===== DICE_INC_NXP_CFG [Optional] =====--------------------------------------     # Description: Offset: 2b, Width: 2b, Include NXP area in DICE computation.     # - NOT_INCLUDE, (0): not included     # - INCLUDE_0, (1): included     # - INCLUDE_1, (2): included     # - INCLUDE_2, (3): included     # Possible options:     DICE_INC_NXP_CFG: NOT_INCLUDE     # ---------------------------------------===== DICE_CUST_CFG [Optional] =====---------------------------------------     # Description: Offset: 4b, Width: 2b, Include Customer factory area (including keys) in DICE computation.     # - NOT_INCLUDE, (0): not included     # - INCLUDE_0, (1): included     # - INCLUDE_1, (2): included     # - INCLUDE_2, (3): included     # Possible options:     DICE_CUST_CFG: NOT_INCLUDE     # -----------------------------------------===== SKIP_DICE [Optional] =====-----------------------------------------     # Description: Offset: 6b, Width: 2b, Skip DICE computation     # - ENABLE, (0): Enable DICE     # - DISABLE_0, (1): Disable DICE     # - DISABLE_1, (2): Disable DICE     # - DISABLE_2, (3): Disable DICE     # Possible options:     SKIP_DICE: DISABLE_0     # --------------------------------------===== TZM_IMAGE_TYPE [Optional] =====---------------------------------------     # Description: Offset: 8b, Width: 2b, TrustZone-M mode     # - HEADER, (0): TZ-M image mode is taken from application image header     # - DISABLED, (1): TZ-M disabled image, boots to non-secure mode     # - ENABLED, (2): TZ-M enabled image, boots to secure mode     # - PRESET, (3): TZ-M enabled image with TZ-M preset, boot to secure mode TZ-M pre-configured by data from     # application image header     # Possible options:     TZM_IMAGE_TYPE: HEADER     # ---------------------------------------===== BLOCK_SET_KEY [Optional] =====---------------------------------------     # Description: Offset: 10b, Width: 2b, Block PUF key code generation     # - ALLOW, (0): Allow PUF Key Code generation     # - DISABLE_0, (1): Disable PUF Key Code generation     # - DISABLE_1, (2): Disable PUF Key Code generation     # - DISABLE_2, (3): Disable PUF Key Code generation     # Possible options:     BLOCK_SET_KEY: ALLOW     # ---------------------------------------===== BLOCK_ENROLL [Optional] =====----------------------------------------     # Description: Offset: 12b, Width: 2b, Block PUF enrollment     # - ALLOW, (0): Allow PUF enroll operation     # - DISABLE_0, (1): Disable PUF enroll operation     # - DISABLE_1, (2): Disable PUF enroll operation     # - DISABLE_2, (3): Disable PUF enroll operation     # Possible options:     BLOCK_ENROLL: ALLOW     # ------------------------------------===== DICE_INC_SEC_EPOCH [Optional] =====-------------------------------------     # Description: Offset: 14b, Width: 2b, Include security EPOCH in DICE     DICE_INC_SEC_EPOCH: 0     # ----------------------------------------===== SEC_BOOT_EN [Optional] =====----------------------------------------     # Description: Offset: 30b, Width: 2b, Secure boot enable     # - DISABLE, (0): Plain image (internal flash with or without CRC)     # - ENABLE_0, (1): Boot signed images. (internal flash, RSA signed)     # - ENABLE_1, (2): Boot signed images. (internal flash, RSA signed)     # - ENABLE_2, (3): Boot signed images. (internal flash, RSA signed)     # Possible options:     SEC_BOOT_EN: ENABLE_0 Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 Hello @guitardenver  Thanks for your question. Please refer to the thread below for more information. [LPC55]: Disable ISP and SWD to utilize code protection If this does not fully address your requirements, please feel free to contact me. I will be happy to help further.   BR Alice  Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 Alice, Thanks for that link, very informative. I do still have some questions. From the link you sent, I think I understand how to disable ISP and SWD. But my main question is how to recover access and erase everything, including the CMPA, CFPA, etc to factory defaults. I think I have already bricked a couple devices and need help to prevent bricking more. What is the best way to do a complete factory reset? Assuming I didn't set any settings that prevent that.  What I'm trying to do: 1. Use the ROM bootloader to do .sb (SB2.1) file updates. So secure/authenticated firmware updates over USB using the ROM bootloader.  2. Disable the ability to read and write to the MCU memory via SWD or JTAG. I do not use TrustZone or any special settings in the PFR that locks access to any application flash.  3. USB Bootloader should not be able to arbitrarily read/write to flash/ram. Just like we don't want anybody to read/write to memory via SWD or JTAG. But the bootloader should still be able to do secure .sb file updates over USB or from my own application code.  4. Once SWD/JTAG is disabled/locked, I would like to be able to recover access to SWD and completely erase/default the CMPA, CFPA, PFR, etc to factory default to start over. Can this be done via SWD mass erase or can it be done by a special SB2.1 file I can make?  Questions: 1. Does the SWD DebugMailbox mass erase also erase the CMPA, CFPA, keystore, etc? If NIDEN and DBGEN settings are in the CMPA, and the MassErase does not erase CMPA, then how can you recover NIDEN and DBGEN access?  2. If I disable NIDEN, DEBGEN, TAPEN, ISP_CMD_EN. And Keep FA_ME_CMD_EN enabled, does this achieve what I am looking for? Locks down the MCU, but is completely recoverable via erasing everything? What settings or method would you recommend here? I have also contacted SEGGER on what specific tools/examples they have to be able to recover LPC55S28 devices via the DAP to factory default. If I can write a JLINK script to do this, that would be fine too.  Thanks for your help!
View full article
i.MX 8M Plus: can the VPU play 4K H.264 short clips downscaled to a 1080p HDMI display? Hi all, we are looking at using an i.MX 8M Plus board to loop short MP4 clips (4–10 seconds each, H.264, 3840x2160 at 24 fps) on a 1080p HDMI display. The clips come from an AI video generator, e.g. the Gemini Omni Flash model on Veo3 AI, which exports up to 4K (disclosure: I work with Veo3 AI, an independent service, not affiliated with Google). Before setting this up I would like to check the approach. A pipeline like this is what I had in mind: gst-launch-1.0 filesrc location=clip.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! vpudec ! imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! waylandsink Questions: Can the 8M Plus VPU decode 4K H.264 at 24 fps in real time, or is it better to transcode the clips to 1080p before copying them to the board? Is imxvideoconvert_g2d the right element for the 4K to 1080p downscale, or is there a zero-copy path into waylandsink? For looping a playlist of clips, is there a recommended way to avoid a black frame between files? Thanks for any pointers. Re: i.MX 8M Plus: can the VPU play 4K H.264 short clips downscaled to a 1080p HDMI display? Hi @ethancaldwell  1. imx8mp vpu can decoding 4K video without HW limitation, but only guarantee 1080p performance, and we did SW limitation to 1080p. If you must use 4K, you need to change the source code. So, it's better to transcode the clips to 1080p. 2. please use imxvideoconvert_g2d for scaling. 3. Currently, there is no official, direct solution for seamless switching between multiple files in `gst-launch`. It is recommended to mux multiple files into a single long video beforehand, and then set that single file to play on a loop. B.R
View full article
恢复出厂RESET/批量擦除 LPC55S28 我使用的是LPC55S28微控制器。对于生产单元,我们希望禁用 SWD/JTAG 访问,以防止从 MCU 中读取内存。但是,我们需要一种方法来恢复发生这种情况时的设备。通常情况下,我们会执行批量擦除命令来将MCU恢复出厂设置,从而恢复访问权限。 有了 LPC55S28 安全引导加载程序、CMPA/CFPA 和密钥库/PFR,我不知道该如何操作。 问题: 1.如果我启用了 FA_ME_CMD_EN,但禁用了 ISP_CMD_EN、ISP_CMD_EN、TAPEN、DBGEN 和 NIDEN,这样可以吗?我还能将MCU恢复出厂设置吗?包括 CMPA、CFPA、PFR 等吗? 2. 如果只启用了 FA_ME_CMD_EN,如何通过 SWD 执行完整的出厂 RESET 操作?我有一个JLINK调试器。 我尝试了下面我编写的 JLINK 脚本,但它无法清除 CMPA: 选择接口 SWD 速度 1000 设备 LPC55S28 连接 // 连接时发送调试邮箱激活信息 WriteAP 0x01000000 0x00000001 WriteAP 0x01000004 0x00000001 睡眠100 读取AP 0x01000000 RESET 出口 以下是我目前的 CMPA 设置,所有功能都将保持启用状态,直到我弄清楚如何进行恢复出厂设置/批量擦除。但我尝试的所有方法似乎都无法改变CMPA的设置。   # --------------------------------------------------====== DCFG_CC_SOCU_PIN [可选的] ====----------------------------------------   # 描述:偏移量:0x00000010,宽度:32 位;SoC 特定用途的设备配置凭证约束   # 已置顶。   # PIN 和 DFLT 位组合及其产生的限制级别:   # - PIN=1,DFLT=1:限制级别 0。始终允许访问子功能域。此设置适用于模块   # 用例场景:在最终部署之前,将使用 DCFG_CC_SOCU_NS 来定义进一步的访问限制   产品编号。   # - PIN=0,DFLT=0:限制级别 1。启动时禁用对子功能域的访问。但可以启用访问权限。   # 通过提供适当的调试凭据 (DC) 证书,完成调试身份验证过程。   # - PIN=0,DFLT=1:非法设置。如果选择此设置,部件可能会锁定。   # - PIN=1,DFLT=0:限制级别 3。对子功能域的访问已被永久禁用,且无法恢复。   # 设置提供最高级别的限制。   DCFG_CC_SOCU_PIN :     # -------------------------------------------===== NIDEN [可选的] =====-------------------------------------------     # 描述:偏移量:0 字节,宽度:1 字节,非安全非侵入式调试启用     # - USE_DAP,(0):使用 DAP 启用     # - FIXED_STATE,(1):固定状态     # 可选选项:     NIDEN :固定状态     # -------------------------------------------===== DBGEN [可选的] =====-------------------------------------------     # 说明:偏移量:1b,宽度:1b,非安全调试启用     # - USE_DAP,(0):使用 DAP 启用     # - FIXED_STATE,(1):固定状态     # 可选选项:     DBGEN :固定状态     # ---------------------------------------------------===== TAPEN [可选的] ====----------------------------------------------------     # 说明:偏移量:4 位,宽度:1 位,JTAG TAP 使能     # - USE_DAP,(0):使用 DAP 启用     # - FIXED_STATE,(1):固定状态     # 可选选项:     TAPEN :固定状态     # --------------------------------------------------===== ISP_CMD_EN [可选的] ====--------------------------------------------------------     # 描述:偏移量:6 位,宽度:1 位,ISP 启动命令启用     # - USE_DAP,(0):使用 DAP 启用     # - FIXED_STATE,(1):固定状态     # 可选选项:     ISP_CMD_EN :固定状态     # --------------------------------------------------====== FA_ME_CMD_EN [可选的] ====----------------------------------------     # 说明:偏移量:7 位,宽度:1 位,故障分析/批量擦除命令启用     # - USE_DAP,(0):使用 DAP 启用     # - FIXED_STATE,(1):固定状态     # 可选选项:     FA_ME_CMD_EN :固定状态     # ----------------------------------------===== UUID_CHECK [可选的] =====-----------------------------------------     # 描述:偏移量:15b,宽度:1b,在调试身份验证期间强制执行 UUID 匹配。     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     UUID_CHECK :已禁用   # --------------------------------------===== DCFG_CC_SOCU_DFLT [可选的] =====--------------------------------------   # 描述:偏移量:0x00000014,宽度:32 位;SoC 特定设备配置凭据约束,用于调试   # 筛选。   # PIN 和 DFLT 位组合及其产生的限制级别:   # - PIN=1,DFLT=1:限制级别 0。始终允许访问子功能域。此设置适用于模块   # 用例场景:在最终部署之前,将使用 DCFG_CC_SOCU_NS 来定义进一步的访问限制   产品编号。   # - PIN=0,DFLT=0:限制级别 1。启动时禁用对子功能域的访问。但可以启用访问权限。   # 通过提供适当的调试凭据 (DC) 证书,完成调试身份验证过程。   # - PIN=0,DFLT=1:非法设置。如果选择此设置,部件可能会锁定。   # - PIN=1,DFLT=0:限制级别 3。对子功能域的访问已被永久禁用,且无法恢复。   # 设置提供最高级别的限制。   DCFG_CC_SOCU_DFLT :     # -------------------------------------------===== NIDEN [可选的] =====-------------------------------------------     # 描述:偏移量:0 字节,宽度:1 字节,非安全非侵入式调试固定状态     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     NIDEN :已启用     # -------------------------------------------===== DBGEN [可选的] =====-------------------------------------------     # 描述:偏移量:1b,宽度:1b,非安全调试固定状态     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     DBGEN :已启用     # ---------------------------------------------------===== TAPEN [可选的] ====----------------------------------------------------     # 描述:偏移量:4位,宽度:1位,JTAG TAP 固定状态     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     TAPEN :已启用     # --------------------------------------------------===== ISP_CMD_EN [可选的] ====--------------------------------------------------------     # 描述:偏移量:6 位,宽度:1 位,ISP 启动命令固定状态     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     ISP_CMD_EN :已启用     # --------------------------------------------------====== FA_ME_CMD_EN [可选的] ====----------------------------------------     # 描述:偏移量:7 位,宽度:1 位,故障分析/批量擦除命令固定状态     # - 已禁用, (0): 已禁用     # - 已启用,(1):已启用     可选选项:     FA_ME_CMD_EN :已启用   # ----------------------------------------===== 供应商使用情况 [可选的] =====-----------------------------------------   # 描述:偏移量:0x00000018,宽度:32 位;供应商用途   供应商使用情况:     # ---------------------------------------===== 供应商使用情况 [可选的] =====----------------------------------------     # 说明:偏移量:16 位,宽度:16 位,DAP 中定义的供应商使用字段的高 16 位。低 16 位来自     # 客户字段区域。     供应商使用量: 0   # ---------------------------------------===== 安全启动配置 [可选的] =====---------------------------------------   # 描述:偏移量:0x0000001C,宽度:32 位;安全启动配置   安全启动配置:     # -------------------------------------------===== RSA4K [可选的] =====-------------------------------------------     # 说明:偏移量:0b,宽度:2b,选择最小密钥长度。要强制使用 RSA4096,请将 0b11 值设置为     # 建议仅允许 RSA4096 密钥。     # - RSA2048,(0):RSA2048 或更高版本可用于镜像签名。只有 RSA2048 可用作调试密钥。     # - RSA4096_0, (1): 仅 RSA4096 密钥可用于映像签名和调试身份验证。     # - RSA4096_1, (2): 仅 RSA4096 密钥可用于映像签名和调试身份验证。     # - RSA4096_2, (3): 仅 RSA4096 密钥可用于映像签名和调试身份验证。     可选方案:     RSA4K : RSA2048     # -------------------------------------===== DICE_INC_NXP_CFG [可选的] =====--------------------------------------     # 说明:偏移量:2b,宽度:2b,在 DICE 计算中包含 NXP 区域。     # - NOT_INCLUDE,(0):未包含     # - INCLUDE_0, (1): 已包含     # - INCLUDE_1, (2): 已包含     # - INCLUDE_2,(3):已包含     可选选项:     DICE_INC_NXP_CFG : NOT_INCLUDE     # ---------------------------------------===== DICE_CUST_CFG [可选的] =====---------------------------------------     # 说明:偏移量:4b,宽度:2b,在 DICE 计算中包含客户工厂区域(包括键)。     # - NOT_INCLUDE,(0):未包含     # - INCLUDE_0, (1): 已包含     # - INCLUDE_1, (2): 已包含     # - INCLUDE_2,(3):已包含     可选选项:     DICE_CUST_CFG : NOT_INCLUDE     # -----------------------------------------===== SKIP_DICE [可选的] =====-----------------------------------------     # 说明:偏移量:6 位,宽度:2 位,跳过 DICE 计算     # - 启用,(0): 启用 DICE     # - DISABLE_0, (1): 禁用 DICE     # - DISABLE_1, (2): 禁用 DICE     # - DISABLE_2, (3): 禁用 DICE     可选选项:     SKIP_DICE :禁用_0     # --------------------------------------===== TZM_IMAGE_TYPE [可选的] =====---------------------------------------     # 描述:偏移量:8 位,宽度:2 位,TrustZone-M 模式     # - 头部,(0):TZ-M 图像模式取自应用程序图像头部     # - 已禁用,(1): TZ-M 已禁用映像,启动到非安全模式     # - 已启用,(2): 启用 TZ-M 的映像,启动到安全模式     # - 预设模式 (3):启用 TZ-M 的映像,带有 TZ-M 预设,启动到安全模式,TZ-M 由来自以下数据预配置:     # 应用程序图像头     # 可选选项:     TZM_IMAGE_TYPE :头部     # ---------------------------------------===== BLOCK_SET_KEY [可选的] =====---------------------------------------     # 描述:偏移量:10 位,宽度:2 位,块 PUF 密钥代码生成     # - 允许 (0): 允许生成 PUF 密钥代码     # - DISABLE_0, (1): 禁用 PUF 密钥代码生成     # - DISABLE_1, (2): 禁用 PUF 密钥代码生成     # - DISABLE_2, (3): 禁用 PUF 密钥代码生成     可选选项:     BLOCK_SET_KEY :允许     # ---------------------------------------===== BLOCK_ENROLL [可选的] =====----------------------------------------     # 描述:偏移量:12 位,宽度:2 位,阻止 PUF 注册     # - ALLOW, (0): 允许 PUF 注册操作     # - DISABLE_0, (1): 禁用 PUF 注册操作     # - DISABLE_1, (2): 禁用 PUF 注册操作     # - DISABLE_2, (3): 禁用 PUF 注册操作     可选选项:     BLOCK_ENROLL :允许     # ------------------------------------===== DICE_INC_SEC_EPOCH [可选的] =====-------------------------------------     # 描述:偏移量:14 位,宽度:2 位,在 DICE 中包含网络安全 EPOCH     DICE_INC_SEC_EPOCH : 0     # ----------------------------------------===== SEC_BOOT_EN [可选的] =====----------------------------------------     # 描述:偏移量:30 位,宽度:2 位,启用安全启动     # - 禁用,(0):纯图像(带或不带 CRC 的内部闪存)     # - ENABLE_0, (1): 启动已签名镜像。(内部闪存,RSA 签名)     # - ENABLE_1, (2): 启动已签名镜像。(内部闪存,RSA 签名)     # - ENABLE_2, (3): 启动已签名镜像。(内部闪存,RSA 签名)     可选选项:<禁用, 启用_0, 启用_1, 启用_2>     SEC_BOOT_EN :启用_0 Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 你好@guitardenver 谢谢你的提问。更多信息请参考下方帖子。 [LPC55]:禁用 ISP 和 SWD 以实现代码保护 如果这未能完全满足您的需求,请随时与我联系。我很乐意提供进一步的帮助。   BR 爱丽丝 Re: Factory Reset/Mass Erase LPC55S28 爱丽丝, 谢谢你提供的链接,很有帮助。我还有些问题。从你发来的链接来看,我想我明白了如何禁用 ISP 和 SWD。但我的主要问题是如何恢复访问权限并将所有内容(包括 CMPA、CFPA 等)恢复到出厂默认设置。我觉得我已经弄坏了好几台设备,需要帮助防止更多设备变砖。如何才能彻底 RESET?假设我没有设置任何阻止这种情况发生的选项。 我想要做的是: 1. 使用 ROM 引导加载程序执行 .sb 操作(SB2.1)文件更新。因此,可以通过USB使用ROM引导加载程序进行安全/经过身份验证的固件更新。 2. 禁用通过 SWD 或 JTAG 读取和写入 MCU 存储器的功能。我没有使用TrustZone,也没有在PFR中使用任何会锁定对任何应用程序闪存访问的特殊设置。 3. USB引导加载程序不应该能够随意读取/写入闪存/内存。就像我们不希望任何人通过 SWD 或 JTAG 对内存进行读写操作一样。但引导加载程序仍然应该能够执行安全的 .sb 操作。文件更新是通过USB接口还是通过我自己的应用程序代码进行的。 4. 一旦 SWD/JTAG 被禁用/锁定,我希望能够恢复对 SWD 的访问,并将 CMPA、CFPA、PFR 等完全擦除/恢复出厂设置,以便重新开始。这可以通过SWD批量擦除完成吗?还是可以通过我制作的特殊SB2.1文件完成? 问题: 1. SWD DebugMailbox 批量擦除是否也会擦除 CMPA、CFPA、密钥库等?如果NIDEN 和 DBGEN 设置位于 CMPA 中,并且 MassErase 没有擦除 CMPA,那么如何恢复 NIDEN 和 DBGEN 访问权限? 2. 如果我禁用 NIDEN、DEBGEN、TAPEN、ISP_CMD_EN。启用 FA_ME_CMD_EN 是否能达到我想要的效果?锁定MCU,但可以通过擦除所有内容完全恢复吗?您推荐使用哪些设置或方法? 我还联系了 SEGGER,询问他们有哪些具体的工具/示例可以通过 DAP 将 LPC55S28 设备恢复到出厂默认设置。如果我能用JLINK脚本来实现这个功能,那也行。 感谢您的帮助!
View full article
S32K312: NMI は Reset_Handler の実行前にトリガーされ、特定の機能 (SW) リセット後にのみトリガーされます デバイス: S32K312 ツールチェーン:Green Hills ELXR(コンパイラ) HSEファームウェア:s32k312_hse_fw_0.13.0_2.55.0_pb250129.bin デバッガ:Lauterbach TRACE32 ソフトウェア:AUTOSAR RTDベースのブートローダー(FBL)+アプリケーション(APP)、2イメージ構造 問題の概要 一部の生産ユニットでは、機能処理の直後にCPUがハングします (ソフトウェア)リセット。同じユニットは破壊的 (電源投入)リセット。このフリーズは、当社の基準品/正常品では再現しません。 NMIがアプリケーションコード実行前に発生している証拠 1) ハングポイントでキャプチャされるCPUコンテキスト(自動スタックされた例外フレーム): - R0-R3 = 0x00000000、R12 = 0x00000000 - LR = 0xFFFFFFFF(デフォルトリセット -> まだBLが実行されていない) - PC = 0x00416904(Reset_Handlerの最初の命令アドレス) - xPSR = 0x01000000 2) SCB->ICSR = 0x00000802 Chibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.png - VECTACTIVE[8:0] = 2 -> NMI は現在アクティブな例外です - RETTOBASE = 1 これは、CPUが現在NMIハンドラ内で実行されていることを確認するものです。 3) NMIオフセットのベクトルテーブルエントリが自分のオフセットを正しく指している デフォルトの例外ハンドラなので、これはベクターではなく本物のNMIイベントです テーブルの破損。 レジスタはすべて同じハング状態(すべてクリーン/非アクティブと読み取られる)でチェックされました。 - MC_RGM_DES = 0x00000000(破壊的なリセットではない) - MC_RGM_FES = 0x20000000(ビット29のみ)(「ソフトウェア機能リセット」のみ) フラグセット、他の関数なし リセットソースフラグが設定されています) - FCCU:STAT、N2AF_STATUS、A2FF_STATUS、N2FF_STATUS、NCF_S0、IRQ_STAT all = 1 0x00000000 - CMU_FCインスタンス0、3、4:SR = 0x00000000(高低周波数フォルトなし) - PMC LVSC = 0x00000000(LVD/HVDフラグなし、ラッチまたはライブ) - ERM(0x4025C000):良好または故障したユニットで読み取れませんでした (おそらく私たちの設定ではクロックゲートされているため)、ERMの状態は未確認です。 質問 1. FCCU / CMU_FC / PMC / MC_RGM以外にNMIの情報源はありますか? アプリケーションのReset_Handlerが実行する前に、 最初の指示? 2. HSEサブシステムはアプリケーションコアとは独立して動作するため、 アプリケーションコアの機能リセットが可能である(ただし、 リセットHSE)を起動して状態の不一致を作り、NMIをトリガーします。 アプリケーションコア? 3. この症状に一致するS32K312の既知の訂正表はありますか?(NMIのみ) 機能/ソフトウェアのリセットで、電源オン時のリセットは一切ありません)。 追加のレジスターの確認や、ドキュメントについての指針はありますか? FCCU/ERM/CMU_FC/PMC以外のNMIの情報源があれば大変ありがたいです。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 ハング状態のレジスタMU_0.MUB CSSR0とMU_1.MUB CSSR0を読み取り、ビット0(NMIC)がどちらかに設定されているか確認していただけますか? よろしくお願い申し上げます。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん、 MU_0.MUB / MU_1.MUB CSSR0 をご指摘いただきありがとうございます。 MU_0.MUBとMU_1.MUBの両方のCSSR0(ビット0、NMIC)0x00000000は ハング状態で故障したユニット、したがってMU->NMIリクエストパス(CCR0[NMI] / CSSR0[NMIC])は保留中ではないようです。 しかし、既知の良品ユニットと 故障したユニット(両方とも同じハング状態のアドレス範囲でキャプチャされました)、 一貫した違いが見られました。                                  良好なユニット 不良ユニット MU_0.MUB VER 0x0300000F 0x0300000F (同一) MU_0.MUB PAR 0x20200404 0x20200404 (同一) MU_0.MUB CR 0x00000000 0x00000000 (同一) MU_0.MUB SR 0x00000000 0x00000002 <- MURIP セット MU_1.MUB VER/PAR/CR: 正常ユニットと故障ユニットで同一 MU_1.MUB SR 0x00000000 0x00000002 <- MURIP セット SO、両方のMUインスタンスで、SRビット1(MURIP)は故障した 部分のみに設定されています。一貫して。リファレンス・マニュアルによると、MURIPは次のように示しています。 「プロセッサA」はMUリセットを発行しており、クリアできるのは システムリセット(多数ユニットリセットによるものではありません)。 CPUはNMIハンドラー内でフリーズし、実行前に何も実行しません アプリケーションコード自体がこのフラグをクリアできなかったはずなので、 この起動シーケンスの前またはその一部として設定されている必要があります。 以下の点についてご意見をお聞かせいただければ幸いです。 1.MU_0.MUBおよびMU_1.MUBの場合、どのプロセッサが「プロセッサA」(すなわち MURIPは誰が設定しているのでしょうか?ヘッダーは「MUB」レジスタブロックのみを公開します。 アプリケーションコアアクセス可能なアドレスは、 アプリケーションコアは常に「プロセッサB」、HSEは常に「プロセッサA」となります こういう場合に? 2. 「システムリセット」(MURIPをクリアするために必要)には機能型/ソフトウェアが含まれますか? アプリケーションコアのリセット、それとも破壊的/PORリセットだけ?もし MURIPは機能リセットによってクリアされないため、 電源投入後はクリアされるが、ソフトウェアリセット後も設定は維持される。 3. NMI の問題とは関係なく、MURIP フラグ自体がセット/スタック状態になっているか。 通常運転中に想定される、あるいは異常とみなされる事象か? 4. CSSR0[NMIC] が現在0を読み取っているため、ハードウェアは NMI例外エントリ時にNMICを車載クリアするのか、それとも以下でのみクリアされるのか 明示的なソフトウェア書き込み(この場合、NMIC=0はMU->NMIチャネルはそもそもアサートされていませんでした)? 改めて、これまでのご助力に感謝します。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 遅れて申し訳ありません。私は2日間オフィスを不在にしていました。 1. はい、HSE_BコアはMU_0とMU_1のMUAインターフェースを制御します。 2. システムリセットはMURIPをリセットする。 3. これは例外的なことだと考えています。私自身はあまり情報を持っていません。 4. これはW1Cレジスタであるため、明示的な書き込みが必要です。 機能リセットがトリガーされた時点でHSE_Bが非アクティブであることを確認できますか? また、アプリケーションがNMIハンドラーに閉じ込められている間、どのような状態HSE_Bですか? MU_0 B面の標準HSE GPR(0x4039_C028)、FSR、GSRレジスタを読めますか? アプリケーションでNMIピンを使っていますか? よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、ダニエルさん。 添付されている3つの結合レジスタダンプのスクリーンショットをご覧ください。 皆様からのご質問に基づいて整理した調査結果です。 -------------------------------------------------------- 添付ファイル -------------------------------------------------------- 添付資料1:正常なユニット(セキュアデバッグ有効、正常に動作中) Chibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.png 添付資料2:機能リセット直前の故障ユニット トリガーされました(通常動作) Chibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.png 添付資料3:機能リセット後、故障したユニットが NMIハンドラ(ハング状態) Chibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.png -------------------------------------------------------- 調査結果 1) 機能リセットがトリガーされた時点での HSE_B アクティビティ、 2) NMIハンドラで停止している間のHSE_Bの状態: 添付ファイル2(リセット前)と添付ファイル3(リセット後)を比較すると、 故障したユニットでは、ハング状態)で、チェックしたすべてのレジスタが読み取られます。 リセット前とリセット後、全く同じ状態: - MU_0.MUB / MU_1.MUB TSR = 0x0000000F、RSR = 0x00000000(保留なし) 送信/受信チャネル上のメッセージはリセットによって変更されませんでした) - MU_0.MUB GSR = 0x00000000(変更なし) - MU_0.MUB FSR = 0x03600000(変更なし) - HSE GPR(0x4039C028)= 0x000001C1(変更なし) - MU_0.MUB / MU_1.MUB SR ビット1(MURIP)= 0x00000002 -- すでに設定済み リセットがトリガーされる前、そして設定されたまま、変更されず、その後も リセット SO、このリセットサイクルの前にすでにMURIPが設定されており、 機能リセット自体はこれらのHSE関連のいずれも変えません レジスター。 参考までに、同じセキュアデバッグ機能を備えた良質なユニットでは 構成(添付ファイル1)では、MURIPは両方とも0x00000000を読み取ります MU_0.MUBとMU_1.MUBは、HSE GPRとWKPU NCRは同じ内容です。 故障したユニットとしての値。 3) セット/スタックしたMURIPが異常かどうかについて: 承知いたしました。ご確認いただきありがとうございます。 4) NMIピンの使用: WKPUルーティング済みのNMIパスは使っていません(WKPU_IP_USEDは有効ではありません。 WKPUのドライバーコードはブートローダーにコンパイルされていません。 アプリケーション画像)。WKPU NCR (0x402B4008) = 0x60000000 全く同じ 3つの添付ファイルすべてにおいて。NSR = すべての場合において0x00000000。以来 これはすべてのユニットと条件で変更されていません。 外部/WKPU経由のNMIソースが関与しています。 これまでの調査結果の概要 MURIP (MU_0.MUB および MU_1.MUB SR ビット 1) は既に障害発生時に設定されています 機能リセットがトリガーされる前のユニットであり、 吊り下げ期間中、変化はなかった。同じ仕様の良品では0と表示されます セキュアなデバッグ構成。これが唯一一貫して再現可能な方法です 比較したすべてのレジスタ(FCCU、 CMU_FC、PMC、WKPU、MU CSSR0/GSR/TSR/RSR/GPR/FSR)を担当しています。 MURIPは「プロセッサA」(HSE_B)によって設定されており、クリアされるべきです。 あなたの回答によれば「任意のシステムリセット」と呼ばれ、すでに設定されているので 機能リセットがトリガーされます(リセット自体は表示されません) 変更するために)、これはHSE_B以前にMUリセットを発行したことを示唆しています HSE_Bが認識した「システムリセット」で解除されなかったポイントです。 質問 1. HSE側から、何が原因になるのかを判断する方法はありますか? そもそも(プロセッサA)はMUリセットをHSE_Bするのでしょうか?私たちは MURIPがそもそも設定される理由を理解したい。 2. リセットをトリガーする推奨方法はありますかHSE_B アプリケーションから「システムリセット」(MURIPをクリアするため)として認識します ソフトウェア、フル電源サイクル以外は? 3. アプリケーションコア側で詰まったMURIPフラグは、 観測しているNMIでしょうか、それともこれらはより独立している可能性が高いのでしょうか 以前の同じイベント情報の症状? この件に関して引き続きご協力いただき、改めて感謝申し上げます。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん、 最新情報のご提供、そしてMURIP/NMIパスのエスカレーションに感謝いたします。 社内の安全衛生チームに質問してください。感謝します、そして待ちます 彼らの意見。 その間に、関連性のある追加のデータポイントを発見しました。 だから待つのではなく、今のうちに共有したいと思いました。 UTEST Flash領域のOTPフィールドを良品と比較すると また、故障したユニットでは、ライフサイクル スロットに違いが見られました。 CUST_DEL (0x1B000220-22F) と OEM_PROD (0x1B000230-23F) は同一です 良品ユニットと 故障したユニット。 違いはIN_FIELDスロット(0x1B000240-24F)にあります。 - 正常ユニット:プログラミングが開始される Chibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.png - ユニットの不具合: プログラムされていない (0xFFFFFFFF) と読み取られます Chibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.png IN_FIELD内の正確なバイトパターンを現在も再確認中です。 我々の側のスロットだが、このスロットでの良し悪しの差は 一貫性のある。 もう少し詳しく教えていただけますか: 1.これは故障したユニットの構成が 移行の途中で破損または不完全になった IN_FIELD? 2. 未完成または欠落したライフサイクルの進展がIN_FIELD この件で調べているNMI/ハングの挙動について説明してください Thread? 3. このライフサイクル進行を安全に確認または完了する方法はありますか? 故障しているユニットに対して、完全な生産リフローなしで? ご協力ありがとうございました。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 メモリビューに基づくと、OEM_PROD = 非アクティブ、IN_FIELD = 消去済みとなります。 まずDCMの登録簿を読んでいただけますか:RM、rev.12、セクション 39.3.1 DCM メモリ マップ。 セクション38.2.3 破壊的リセット時の読み取り専用GPR 3 (DCMROD3) はどうでしょうか? HSE_FW APIを使ってLC属性を取得することもできますよね? よろしくお願い申し上げます。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 詳細なレジスタダンプをありがとうございます。MURIPの動作と、HSE_BとCM7_0間の潜在的なNMI経路に関する疑問点について、社内のHSEチームに報告しました。これは文書化されていないようです。彼らからの意見が届き次第、改めてご連絡いたします。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん、 DCMメモリマップとDCMROD3について教えていただき、ありがとうございます。両方のユニットでDCMSTAT(0h)、DCMLCS(8h)、DCMLCS_2(80h)、およびDCMROD3(208h)をキャプチャし、RM rev.9に対してデコードしました。 ---------------------------------------------------- 捕捉された価値 ---------------------------------------------------- 良いユニット: Chibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.png - DCMSTAT (0h) = 0x00000E11 - DCMLCS (8h) = 0x00000000 - DCMLCS_2 (80h) = 0x00000000 - DCMROD3 (208h) = 0x00000000 不具合のあるユニット: Chibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.png - DCMSTAT (0h) = 0x00000E03 - DCMLCS (8h) = 0x06184104 - DCMLCS_2 (80h) = 0x00000006 - DCMROD3 (208h) = 0x00400000 ---------------------------------------------------- デコードされたフィールド(正常なユニットはすべてゼロを読み取るため、故障したユニットのみ) ---------------------------------------------------- DCMSTAT: - bit1 DCMERR = 1 (DCMがエラーで完了) -- 正常なユニットではこのビットは0です - bit4 DCMLCST = 0 (LCスキャン状態が「正常に完了」していない) -- 正常なユニットではこのビットは1になります DCMLCS: - ビット 21-19 DCMLCC4 (IN_FIELD マーキング) = 011b = "領域は消去済み/未使用です" - ビット 15-13 DCMLCC3 (OEM_PROD マーキング) = 010b = "非アクティブとしてマークされています" - ビット 27-25 DCMLCC5 (Pre-FA マーキング) = 011b = "消去済み/未使用" - 関連するすべての *_ECE/*_CFE/*_CSS ビット = 0。 DCMLCS_2: - ビット 3-1 DCMLCC6 (FA マーキング) = 011b = "消去済み/未使用" DCMROD3: - bit22 LC_ERR = 1 ("ライフサイクルスキャン中にエラーが発生しました") これは、以前共有したUTEST OTPダンプと一致しています。故障したユニットのIN_FIELDスロットは、消去済み/未使用と読み取られます。 ---------------------------------------------------- 障害発生ユニットにおけるHSE_FW APIの結果(HseReadLifecycle) ---------------------------------------------------- HseReadLifecycle() は 0x10 = HSE_LC_IN_FIELD を返します。したがって、HSEファームウェアの観点から見ると、現在のライフサイクルはすでに十分IN_FIELDです。 これは上記の DCM/OTP データと矛盾しているようです。DCM の DCMLCC4 フィールドは IN_FIELD として「消去済み/未使用」と表示され、UTEST OTP の IN_FIELD スロット (0x1B000240h 以降) は未プログラム (0xFFFFFFFF) と表示されますが、HSE API はライフサイクルが IN_FIELD として確認されていると報告しています。 HSEがDCMフラッシュマーキングとは独立した別の安全なストレージを通じてライフサイクルを追跡しているのか、あるいはこれがマーキング自体に問題があることを示しているのかが不明なため、結論を出すのではなく、現状のまま共有することにしました。 よろしくお願いいたします。 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 データ提供ありがとうございます。 IN_FIELDスロットがまだ消去された状態なので、属性をもう一度設定して進めてみることはできますか? 先ほども述べた通り、この事件は現在内部で議論中です。 新しい情報が入り次第、このThreadを更新します。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 おそらく、ライフサイクル(LC)の推進を担当するHSEサービスが中断されたため、LCがこのような状態に陥ったのだろう。 LCおよびLC制御(DCMLCC)レジスタはHSE_FWと同様に0x77(IN_FIELD)を報告するが、UTEST領域は正しくプログラムされていない。理論上は、デバッガを使ってUTEST IN_FIELDスロットをプログラムでき、DCMエラーをクリアできるはずです。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 ご提案いただいたとおり、不具合が発生しているユニットでIN_FIELD属性を再度設定してみました。 結果: HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED (0xAA55A21C) よろしくお願いいたします。 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 UTEST IN_FIELDスロットをデバッガを使ってプログラムするというご提案、ありがとうございます。 社内OTPフィールド参照テーブルを確認したところ、IN_FIELDライフサイクルスロット(1B00_0240-024F)は、LC > MCU_PROD(OEM_PROD)以降、HSEを除くすべてのマスタに対して書き込み保護されていると記載されています。このユニットの HseReadLifecycle() は既に IN_FIELD を報告しているため、この LC 条件は既に満たされているようです。 この保護ルールの下で、このスロットにデバッガを書き込むとどのようにして成功することが期待されるのか、説明していただけますか?この場合、デバッガが許可されたマスターとして扱われるには、特定の手続き、モード、認証ステップが必要ですか? それとは別に、LCからIN_FIELDへの昇格がそもそもこのような不完全な状態のまま放置された理由について、何か調査結果は出ていますか?可能であれば、復旧手順だけでなく、根本原因についても理解したいと考えています。 ありがとう、 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 情報ありがとうございます。 現時点ではMCUを復元する選択肢はないようです。 考えられる可能性の一つは、LCを進めるためのHSE設定属性サービス要求がシステムリセットによって中断されたことです(IVT内のLCWを使用してLCが進められなかったことは理解しています)。 HSEからのサービスリクエストに対する回答を読みましたか?エラーが発生したかどうかをログに記録していますか? サービスをトリガーする前に、HSE_STATUS_INIT_OKが設定されていることを確認していますか? この問題の影響を受ける基板/MCUの数はいくつですか?ごく一部の端末に限られる現象ですか、それともより多くの端末で確認されていますか? ありがとうございました。 ダニエル Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 何か最新情報はありますか? よろしくお願い申し上げます。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 返信が遅くなり申し訳ありません。ご質問いただきありがとうございました。以下が私たちの回答です。 1.LC アドバンス シーケンスでは、HSE サービス応答 (DebugAuth、AdvanceLifecycle、および ReadLifecycle 呼び出しから) を読み取り、それらを使用して全体的な成功/失敗ステータスを判断します。どの呼び出しが失敗したか、あるいは個々のエラーコードはログに記録されません。全体的なOK/FAILの結果のみが存在し、それはどこにも保存されません。したがって、これらのユニットで最初のLCの進階時に何が起こったかの記録はありません。 2. 当社のLC更新機能もその呼び出し元も、AdvanceLifecycleサービスをトリガーする前にHSE_STATUS_INIT_OKを明示的にチェックしません。ダウンロードフローの開始時に、MU_0.MUB FSRレジスタ(0x4038C104)を読み取り、そこからhseStatus_tを導出することによって、HSE_STATUS_INIT_OKを一度チェックします(Hse_Ip_GetHseStatusで行われるように、FSRビット16~31をマスク/シフトします)。このチェックは、フローの後半にあるライフサイクル進行ステップの前には繰り返されません。 追加の参考として、故障したユニットの本番機器ログは以下の順を示しています:FSRチェック完了(OK) -> App Download -> Secure Debug Enable -> FAIL なお、機器ログの「Secure Debug Enable」はLCの進行を含む全手順(DebugAuth、AdvanceLifecycle、ReadLifecycleを合わせて)を指します。単一のパス/フェイルステップとして記録されているため、どのサブステップが実際に失敗したかはこのログから判断できません。 当社のデバッグ機器(TRACE32)は、既存のデバッグフローの一部としてHSE_STATUS_INIT_OKをチェックしていますが、ダウンロード/プログラミング機器(生産ライン)は、LCの進行がトリガーされるシーケンスの時点でこれを一貫してチェックしていない可能性があります。 影響を受けるユニット数について:現在、この問題が発生しているボード/MCUは2台です。 さらに、2つの追加質問があります。 - FSRレジスタを読み取ってそこからhseStatus_tを導出する方法は、HSE_STATUS_INIT_OKを確認するための有効な/推奨される方法でしょうか? - 現在、ダウンロードフローの開始時に、このレジスタ読み取りを介して HSE_STATUS_INIT_OK を一度チェックしています。ライフサイクルの進行を開始する前に、具体的にチェックする必要があるでしょうか? チボムさん、ありがとうございます。 Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 お元気でお過ごしでしょうか。このスレッドに何か進展があるか確認したくて投稿しました。 機会があれば、どんなアドバイスでも教えていただけるとありがたいです。 ありがとう、 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 遅れて申し訳ありません。HSEチームからのフィードバックを待っていましたが、NMIに関する明確な説明はまだ得られていません。 DCMROD3のLC_ERRフラグ:FCCU NCF 3がNMIを生成するように設定されている場合にのみ、NMIをトリガーできます。 ご質問にお答えします。 はい、その通りです。 システムのリセット後には、HSE_STATUS_INIT_OKフラグを確認する必要があります。アプリケーションはこのフラグを待ってからシステムクロックを変更したり、HSEサービスを利用したりする必要があります。一度設定すると、そのまま維持されます。さらに、アプリケーションはHSE_Bコア(PRTN0_CORE2_STAT[WFI])のWFIフラグをポーリングし、HSE_Bが忙しいかアイドルかを判断できます。 断続的なLC進行についてですが、もう一つ調査すべき根本原因が考えられます。ライフサイクルを変更するとUTESTフラッシュの内容が変更され、UTESTフラッシュはCode Flash Block 0と同じRWW(Read-While-Write)パーティションに存在します。UTEST書き込み中にBlock 0からコードが実行されている場合、RWWエラーが発生し、ライフサイクル変更が成功裏に完了しなくなることがあります。これを防ぐために、申請はLC昇進サービス中にブロック0への同時アクセスがないことを保証しなければなりません。キャッシュはほとんどの場合この問題を隠すことがありますが、特に同期されていないイベント情報を使う場合、キャッシュミスが発生し問題が目に見える場合もあります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 UTESTは確かにブロック0にあります。 RMを参照してください。 表103。フラッシュブロック構成 S32K3xx_Memory_map.xlsx また、AN13388(S32K3 メモリーガイド)第3章。フラッシュメモリの状態: 「最大で5ブロック、最小で2ブロックです。」 ブロック0~4、UTESTはブロック0にあります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 HSE_STATUS_INIT_OKに関する2点をご確認いただき、ありがとうございます。 前回の返信でご説明いただいたUTESTとコードフラッシュブロック0に関するRWWメカニズムについて、さらに詳しくお伺いしたいと思います。AN13388(S32K3メモリガイド)の表3を参考にさらに調査したところ、正確な競合メカニズムについて疑問が生じました。 AN13388の表3によると、当社のデバイス(S32K312)の場合: - コードフラッシュブロック0: 0x0040_0000 - 0x004F_FFFF (1 MB) - コードフラッシュブロック1:0x0050_0000 - 0x005F_FFFF(1MB) - UTEST: 0x1B00_0000 - 0x1B00_1FFF (8 KB) UTESTは、コードフラッシュブロック0/1とは別の、独自のブロックとしてリストされています。この文書の一般的なRWWの説明には、同時読み書きは「操作が異なるブロックで行われる場合にのみ適用される」と記載されています。これは、読み書きが同じブロックを対象とする場合にのみ競合が発生するという意味だと理解しています。 UTESTとCode Flash Block 0はこのアドレスマップによって物理的に別々のブロックであることを踏まえ、ライフサイクル進行中のUTESTへの書き込みが、ブロック0から実行されるコードとRWWの競合をどのように生じるのか、説明していただけますか?具体的には: 1. UTESTとCode Flash Block 0は、異なるアドレス範囲を持っていても、RWW目的で内部フラッシュコントローラのリソース(例:プログラム/消去状態マシンやセマフォ)を共有しているのでしょうか? 2. リファレンス・マニュアルに記載されている、より具体的なパーティショングルーピング(AN13388のブロックテーブル以外に)があるのでしょうか? 私たちのアプリケーションコードはCode Flash Block 0から動作するため、修正を決定する前に正確な仕組みを理解したいと考えています。 改めて、皆様の継続的なサポートに感謝いたします。 最高、 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @danielmartynek さん。 UTESTがブロック0にあることを確認していただきありがとうございます。これにより、ご説明いただいたRWWの仕組みが明確になりました。 追加の質問が2つあります。 1. 同期呼び出しによるRWWへの影響: コードレビューに基づくと、LCの進行は同期的です。呼び出し元はHSEサービス要求を発行し、応答を待ってから処理を続行します。HSE_AdvanceLifecycleを含むアプリケーションはCode Flash Block 0にリンクされているため、HSE_BがUTESTに書き込み中もブロック0からの命令フェッチが発生します。この場合、RWWエラーは発生することはありますか?それとも、あなたが説明したように非同期イベント(例:割り込みによるキャッシュミス)などの追加のトリガーが必要なのでしょうか?もし起こりうる場合、サービス中にブロック0アクセスを避けるためにはどのような方法を推奨しますか?(例:RAMからの待機コードを実行し、割り込みをマスキングするなど) 2. HSEチームからのフィードバック:以前エスカレーションしたNMIとMURIPの行動に関して、HSEチームから何か追加のフィードバックはありましたか? 改めて、皆様の継続的なサポートに感謝いたします。 よろしくお願いします、 チボム Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci こんにちは、 @Chibeom さん。 1. はい、RWWは依然として起こり得ます。キャッシュ可能なフラッシュ領域から実行する場合、待機コードはおそらく十分に短いため、キャッシュ内に保持されるでしょう。しかし、これは特にキャッシュのヒットやミスに影響を与える非同期イベント情報が存在する場合には保証できません。SRAMまたはITCMから動作させるのがおそらく最善の解決策でしょう。 2. まだはっきりした答えをもらっていません。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
[S32K3] 关于 低压检测 中断 你好, 我正在尝试在 S32K3 MCU 上使用 低压检测 中断功能。 我在MCU配置中设置了LVDIEEnable = true。 虽然目前已向 MCU 提供 5V 电压,但 Power_Ip_PMC_VoltageErrorIsr() 仍然持续触发信号。 我想请问这是正常现象吗?还是我的配置出了问题? Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好, @danielmartynek 在以下引脚上施加 5V 电压: 使用100引脚MCU(FS32K312NHT0VPAST) VREFH:引脚 8 VDD_HV_A:引脚 10 VDD_HV_A-2:引脚 37 VDD_HV_A-3:引脚 62 VDD_HV_A-4:引脚 87 虽然提供了 5V 电压,但 LVD5AF 标志寄存器仍然被置位。 还有其他需要检查的地方或登记簿吗? BRs, 肖恩 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 嗨@ssean , 如果清除 LVD5AF 后它仍然保持设置状态。 电压必须低于规定的阈值: 你能测量一下电压吗? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 请问可以提供零件编号吗? 你使用的是哪个版本的RTD? 谢谢! 丹尼尔 Re: [S32K3] about LVD Interrupt 你好@danielmartynek 我目前使用的是 RTD 4.0.0 版本。HF04。 我发现 RTD 代码中存在一些错误,我的配置中也存在一个问题。 经过必要的调整后,我确认在低压检测电压等级下可以正确触发中断。 感谢您的支持。 BRs, 宋
View full article
FRDM-KL25Z 卡在 OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT 卡在“正在编程...”处 你好, 我的FRDM-KL25Z卡在OpenSDA Bootloader v1.09版本(绿色LED灯持续闪烁)。 当我将匹配的固件(MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA)复制到引导加载程序驱动器时: 1. LASTSTAT.TXT 无限期地显示“编程中...”。 2. 卸载并重启电源(不按住 Reset 键)后,电路板不会启动到应用程序——它会直接重启到 BOOTLOADER 模式。 3. 在 Windows 和 Linux 上测试,结果完全相同。 如何才能让 Bootloader v1.09 成功完成固件的写入和刷写?     谢谢您! Kinetis L系列MCU Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." 是的,我也遇到了同样的问题,lastat.txt 一直处于编程状态。 Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." 大家好, 如果您当前运行的是 Bootloader 版本 1.10 或更早版本,则需要找到一台 Windows 7 电脑来执行此更新。 请按照以下步骤查找您的开发板所编程的引导加载程序版本: 在将板插入 USB 端口之前,按住 RESET 按钮以启动板进入 Bootloader 模式。 打开 SDA_INFO.HTM 文件,其中将包含引导加载程序的版本号以及当前正在使用的 OpenSDA 固件的名称和版本。如果您的板运行的引导加载程序版本不是 1.11 或更高版本,请从 P&E 网站下载最新的 OpenSDA 固件应用程序,并按照相应文档中的说明,使用 BOOTUPDATEAPP_PEmicro_v111.SDA 应用程序更新引导加载程序。通过 BOOTUPDATEAPP 更新引导加载程序后,OpenSDA 板即可升级到最新的 MSD/DEBUG OpenSDA 固件 1.14 或更高版本。 详情请参考: PEmicro | 40 多年来,我们始终致力于嵌入式系统领域的创新。产品包括闪存编程器、云端编程器、自动化编程器、批量编程器等等…… 但如果您只有一台 Windows 10 电脑可用,本文介绍了在 Windows 10 主机上更新引导加载程序所需的步骤:使用 Windows 10 恢复 OpenSDA 开发板 | MCU on Eclipse 谢谢! BR 爱丽丝
View full article