Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX95 19x19 EVK 搭配 JODY-W263-00B:在 Android 15 / Linux 6.12.23 系统上 WiFi 固件激活超时 标题:i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B:Android 15 / Linux 6.12.23 上的 WiFi 固件激活超时 您好,NXP团队, 我正在调试以下配置下的 WiFi 初始化: 板:NXP i.MX95 19x19 EVK WiFi模块:u-blox JODY-W263-00B Android 版本:AOSP 15(Android 属性验证待定) 运行内核:6.12.23-android16-5-maybe-dirty-4k NXP Android 电路板支持包的具体版本/标签:尚未确认 WiFi 驱动程序:mlan/moal (MWLAN) 选定的固件:sduart8987_combo.bin SDIO 设备:mmc2:0001:1 运行内核信息: 检测到 SDIO 设备,驱动程序报告“固件下载完成”。但是,固件在超时时间内没有激活,WiFi SDIO 探测失败。 相关命令:adb shell uname -a Linux 本地主机 6.12.23-android16-5-maybe-dirty-4k #1 SMP PREEMPT Thu Jan 1 00:00:00 UTC 1970 aarch64 Toybox t 日志: [ 10.845985] mlan: loading out-of-tree module taints kernel. [ 10.961712] wlan: Loading MWLAN driver [ 10.973277] wlan: Register to Bus Driver... [ 11.016613] Attach moal handle ops, card interface type: 0x105 [ 11.070275] sta_name=wlan [ 11.086277] uap_name=wlan [ 11.086294] fw_name=sduart8987_combo.bin [ 11.168031] Enable moal_recv_amsdu_packet [ 11.168086] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x105. [ 11.257673] wlan: Enable TX SG mode [ 11.257679] wlan: mpa_tx.buf_size=65280 [ 11.257682] wlan: Enable RX SG mode [ 12.226020] Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 619156 [ 17.279039] FW failed to be active in time! [ 17.286246] wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff [ 17.296825] WLAN: Fail download FW with nowwait: 0 [ 17.502477] woal_request_fw failed [ 17.537460] wlan_sdio mmc2:0001:1: probe with driver wlan_sdio failed with error -1 [ 17.547534] wlan: Register to Bus Driver Done [ 17.553159] wlan: Driver loaded successfully 卸载并重新加载驱动程序后,我还观察到: [ 4051.080660] fw_name=sduart8987_combo.bin [ 4051.159940] Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 0 [ 4056.079262] FW failed to be active in time! [ 4056.084697] wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff [ 4056.089909] WLAN: Fail download FW with nowwait: 0 [ 4056.250548] woal_request_fw failed [ 4056.273119] wlan_sdio mmc2:0001:1: probe with driver wlan_sdio failed with error -1 我找到了这个相关的社区讨论: https://community.nxp.com/t5/Wi-Fi-Bluetooth-802-15-4/88W8801-LILY-W131-WiFI-SDIO-chip-not-responding-after-FW/m-p/1986943 讨论的是基于 Nvidia AGX Orin 的 88W8801 芯片,因此它属于不同的模块/平台。作者报告称,移除no-sd配置并将总线宽度从 4 改为 1 后,性能有所提升,之后恢复到原始配置后运行正常。我尚未在我的主板上测试这些更改。 请问您能否帮忙澄清一下: sduart8987_combo.bin是JODY-W263-00B 的正确固件吗?对于这种 Android/内核组合,推荐使用哪个固件版本和 mlan/moal 驱动程序版本? 对于 i.MX95 19x19 EVK 上的此模块,推荐的 SDIO 设备树设置是什么?特别是总线宽度、最大频率、引脚控制、电源、RESET GPIO 和电源时序延迟? 测试 总线宽度是否等于 1<1> 或降低 SDIO 时钟频率有助于诊断此超时问题吗?移除 no-sd 参数 对于此平台是否相关或推荐? 驱动程序报告固件下载完成后,固件激活超时可能是什么原因造成的?下载次数为0是否意味着在重试之前需要对模块进行完全断电重启或硬件RESET? 针对这种板/模块/内核组合,是否存在已知问题或需要打补丁? 为了区分固件/驱动程序兼容性问题与 SDIO 通信或电源/RESET时序问题,我应该收集哪些额外的调试设置、SDIO 寄存器转储或日志? 确认后,我可以提供完整的启动日志、相关的设备树节点、 wifi_mod_para.conf以及确切的 电路板支持包/驱动程序版本。 谢谢! Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 您好,NXP团队, 我们已经收集了关于 i.MX95 19x19 EVK(JODY-W263-00B)固件激活超时的进一步诊断证据。 硬件模式验证 两次寄存器读取均成功: WIFI_DIAG: magic_reg=0xf0 magic_raw=0x24 read_ret=0 WIFI_DIAG: strap_reg=0xf4 strap_raw=0xd2 read_ret=0 WIFI_DIAG: magic=0x24 strap=0x0 WIFI_DIAG: explicit fw_name=sduart8987_combo.bin; skipping automatic selection 根据我们的驱动程序来源,带掩码的表带表示 SD-UART 模式,这与配置的固件名称一致。 下载循环退出已确认 WIFI_DL_DIAG: exit=zero_request offset=619156 firmwarelen=628200 tries=100 max_tries=100 WIFI_DL_DIAG: base0_reg=0xf8 base0=0x0 base1_reg=0xf9 base1=0x0 last_txlen=16 Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 619156 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 FW failed to be active in time! 在 100 次轮询尝试中,请求长度寄存器始终为零,导致下载循环退出。 固件二进制检查 利用源文件的 16 字节FWHeader布局和命令长度规则,离线解析在偏移量 619140 处识别出一条 CMD4 记录,该记录在 619156 处结束——与下载计数器完全匹配。源文件将 CMD4 定义为FW_HAS_LAST_BLOCK 。 此记录之后还有 9044 个字节。我们尚未确定其用途,也未确认这些解析规则是否完全描述了 SDIO 引导加载程序格式。因此,我们并不认为仅凭反差就能证明下载不完整。 其他详情: MOAL/MLAN 版本: 537.p9 嵌入式固件字符串: w8987o-V0、RF878X、FP92、16.92.21.p151.4 固件大小:628200 字节 安全散列算法(SHA)-256: db9e2ef58aba5778cddd7b7fbc84a34884bebef076052186e8b0d036e68d9f34 之前已验证过 50 MHz 下的实际 1 位 SDIO 操作,超时时间相同。 最新的诊断测试以 4 位、50 MHz 的频率运行。 预期固件 READY 状态为0xfedc ;观察到的状态仍为0xf005 。 未创建 Wi-Fi 网络接口。 NXP 电路板支持包的具体版本/标签仍在确认中。 请问您能否澄清一下: 对于这张特定的图像,在 CMD4 边界(偏移量 619156)处停止是否符合预期?剩余的 9044 字节有什么用途? SD8987固件激活过程中, 0xf005表示什么? 固件版本号为16.92.21.p151.4的固件是否支持 JODY-W263-00B 的驱动程序537.p9 ?我们应该使用哪个 电路板支持包 和固件/驱动程序软件包? 针对此故障,建议检查哪些模块的电源/RESET时序、供电和参考时钟? 哪些额外的寄存器或诊断信息可以区分固件启动失败与通信或硬件初始化问题? 固件二进制文件保持不变。我们的源代码修改增加了诊断日志记录,并且提供了完整的启动日志和源代码差异。 谢谢! Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 关于失败阶段,有一点需要特别说明: 处理器通过 SDIO 检测到 SD8987 Wi-Fi 设备,固件下载例程报告“固件下载完成”。但是,在随后的激活检查期间,驱动程序期望SDIO_FIRMWARE_READY = 0xfedc ,而报告的状态为0xf005 。 因此,固件初始化和 SDIO 探测失败,并且没有创建 Wi-Fi 网络接口。在验证了 50 MHz 下实际的 1 位 SDIO 操作后,结果仍然不变。 请问在此阶段, 0xf005对于 SD8987 代表什么?还有哪些寄存器值或日志可以帮助确定固件为何无法达到 READY 状态? Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 您好,NXP团队, 继我最初的报告之后,我们完成了额外的检查和受控 SDIO 总线宽度实验。Wi-Fi 初始化在固件激活阶段仍然失败。 1. 已确认的设备和软件详情 板/模块:i.MX95 19x19 EVK,带 JODY-W263-00B Android 指纹: Android/evk_95_car/evk_95:15/BP1A.250505.005/eng.nisar:userdebug/dev-keys 内核: 6.12.23-android16-5-maybe-dirty-4k NXP 电路板支持包的具体发布版本/标签:仍在确认中 SDIO 设备: mmc2:0001:1 SDIO ID: 02DF:9149 ,在驱动程序源中映射到 SD8987 主机控制器:USDHC3, mmc@428b0000 moal和mlan都报告了版本537.p9 MOAL 源版本: 358C14898F4DDF4EB40AB03 源代码库修订: nxp-mwifiex: 9630752ea1d9e28d9956adf27c652f40399e85ad IMX 固件: 34faa4b3008bf9c6f814b5767cacbc3857cdc49b 这两个提交的主题都是“MA-23689-1 [Android-15]WCS Q2 版本补丁集成”。目前仍在验证这些源代码版本与已安装模块构建的映射关系。 2. 固件身份验证已验证 选定的固件为/vendor/firmware/sduart8987_combo.bin ,大小为628200 字节。 源拷贝和已安装板拷贝具有相同的 SHA-256 值: db9e2ef58aba5778cddd7b7fbc84a34884bebef076052186e8b0d036e68d9f34 这证实了副本匹配;固件与模块的兼容性仍需确认。 3. 实际 1 位 SDIO 测试完成 最初,实时设备树报告总线宽度 = <1> ,但/sys/kernel/debug/mmc2/ios仍然显示 4 位操作。 在我们的源代码中, mmc_of_parse()不会清除总线宽度 = <1>的现有 4 位功能,而通用的 SDHCI 设置会添加MMC_CAP_4_BIT_DATA,除非设置了SDHCI_QUIRK_FORCE_1_BIT_DATA 。 因此,我们在sdhci-esdhc-imx.c中,紧接在mmc_of_parse()错误检查之后,添加了一个诊断块: { u32 bus_width; if (!of_property_read_u32(np, "bus-width", &bus_width) && bus_width == 1) { host->quirks |= SDHCI_QUIRK_FORCE_1_BIT_DATA; host->mmc->caps &= ~(MMC_CAP_4_BIT_DATA | MMC_CAP_8_BIT_DATA); } } 在重新构建并部署修改后的内核和 DT 配置后,我们验证了以下几点: Live DT bus-width: 00 00 00 01 clock: 50000000 Hz bus width: 0 (1 bits) timing spec: 2 (sd high-speed) signal voltage: 0 (3.30 V) 然而,同样的问题依然存在: Request firmware: sduart8987_combo.bin Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 619156 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 FW failed to be active in time! Firmware Init Failed wlan_sdio mmc2:0001:1: probe with driver wlan_sdio failed with error -1 未显示Wi-Fi网络接口。 配置的最大频率为 100 MHz,但实际运行频率保持在 50 MHz。因此,我们没有进行低频测试。此外,所审查的 USDHC3 配置中缺少no-sd 选项,因此未执行移除操作。 4. 仅支持 WLAN 的固件重载测试 我们临时将sd8987_wlan.bin挂载到配置的固件路径,并重新加载了 MOAL。驱动程序读取了备用文件大小,但报告如下: firmwarelen=416836 downloaded 0 firmwarestat=0xf005 FW failed to be active in time! 由于这是在之前初始化失败后重新加载,因此我们认为结果不确定。它无法确定仅 WLAN 固件的兼容性或传输是否成功。 重启后,临时绑定挂载被移除,原始的 628200 字节组合固件再次得到验证。 5. 当前调查 我们正在moal_sdio_mmc.c中准备诊断日志记录,以捕获: 原始芯片信息和主机链路寄存器值。 两次寄存器读取的返回状态。 面具魔法和表带价值。 源文件定义了CHIP_MAGIC_VALUE = 0x24和CARD_TYPE_SD_UART = 0。现有的启动日志并未记录这些值。此日志记录更改尚未部署。 firmwarestat=0xf005的确切含义以及固件大小与下载计数器之间反复出现的9044 字节差异仍然未得到解决。我们不将完成消息视为固件已激活的证据。 请问您能否就以下问题提供建议? 此固件/驱动程序代码包,软件包是否适用于此 BSP/内核上的 JODY-W263-00B?如何从二进制或软件包中确定具体的固件版本? 对于这种固件格式,下载 619156个文件(对应 628200 字节的组合映像)是否正常,还是表示下载提前终止? SD8987 在初始化期间固件状态0xf005代表什么含义? 上述诊断主机驱动程序更改是否适合强制执行 1 位测试,或者是否有更推荐的 电路板支持包 机制? 我们应该收集哪些寄存器/日志来验证基于表带的固件选择,显式fw_name是否会覆盖该选择? 此次故障后,重试前需要执行怎样的电源/RESET顺序?您建议接下来进行低时钟频率测试还是进行其他针对性实验? 我们可以提供完整的启动日志、DT/overlay 更改、主机驱动程序差异和wifi_mod_para.conf 。 谢谢! Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 感谢您的咨询。 我看到你的 WiFi 模块使用的是uSDHC3接口,i.MX95-EVK 支持 M.2 KEY E 连接器上的 uSDHC3,所以我假设你使用的是基于 88W8987 的 M.2 WiFi 模块 JODY-W263-00B。 在 M.2 KEY E 连接器上启用 SDIO WiFi 时,我们需要明确以下步骤。 -- uSDHC3 IO 级别由 NVCC_WAKEUP 决定 NVCC_WAKEUP 为 1.8V(来自 VDD_1V8_S)。 --M.2 电源,VCC_KE_3V3 默认禁用 电源由 NX5P2924DUK 产生,M2_KE_PWREN 控制其启用。 3. 什么软件可以做到 (1)向 imx95-19x19-evk.dts 添加 uSDHC3 节点 默认情况下没有uSDHC3节点,需要手动添加。 [注意] 您可以参考 imx95-15x15-evk.dts 的添加它的 usdhc3 代码。 请注意不同的GPIO。 --启用电源GPIO --将 M.2 接口的 W_DISABLE1# 和 W_DISABLE2 引脚上拉。 --SDIO_WAKE# 和 SDIO_RST# 引脚 (3)Android 15 SDIO WiFi 电源启用 请检查 i.MX95 的 hardBoardConfig.mk 文件,确认是否已支持 pwrseq_simple.ko,如果未支持,请添加。或许像下面这样: ...... $(KERNEL_OUT)/net/wireless/cfg80211.ko \ $(KERNEL_OUT)/drivers/mmc/core/pwrseq_simple.ko \ ...... (3)启用 imx95-19x19_gki.fragment(名称可能不同,请确认。) ...... CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=m ...... (4)禁用 pcie1 节点(在imx95-19x19-evk.dts 中) ...... &pcie1 { pinctrl-0 = <&pinctrl_pcie1>; pinctrl-names = "default"; reset-gpio = <&i2c7_pcal6524 16 GPIO_ACTIVE_LOW>; vpcie-supply = <&reg_slot_pwr>; 状态 = "已禁用"; }; ...... (5)BoardConfig.mk 可以直接支持 8987。 您可以将默认 WiFi 固件文件的名称更改为 88W8987 的名称。 好的,请试试。 谢谢! 此致, 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 感谢您的指导。 我测试了以下配置更新,但固件初始化仍然失败: 已在imx95-19x19-evk.dts中禁用pcie1 。保留了现有的 uSDHC3 配置。 更新了BoardConfig.mk和SharedBoardConfig.mk中的 Wi-Fi 配置标签和模块参数文件名。 更新了evk_95.mk中的固件配置目标名称。 内核片段中已存在 CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=m。pwrseq_simple.ko 的运行时加载以及DTS电源序列连接仍需验证。 最新启动版本使用: moal.mod_para=wifi_mod_para_sd8987.conf 报告显示该模块为JODY-W263-00B,基于 NXP 88W8987 ,Wi-Fi 驱动程序版本为537.p9 。 当前固件版本: Path: /vendor/firmware/sduart8987_combo.bin Size: 628200 bytes SHA-256: db9e2ef58aba5778cddd7b7fbc84a34884bebef076052186e8b0d036e68d9f34 启动日志: SD8987: init module param from usr cfg card_type: SD8987, config block: 0 fw_name=sduart8987_combo.bin Request firmware: sduart8987_combo.bin Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 619156 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 FW failed to be active in time! Firmware Init Failed wlan_sdio mmc2:0001:1: probe with driver wlan_sdio failed with error -1 之前,我还测试过来自lf-6.18.20_2.0.0分支的替换固件: Size: 644352 bytes SHA-256: ccaff1bc0a0232fb59111bb01f27cd28ba985d9a0bcb79beca61cde5e67ca823 其部署的哈希值已验证,但仍然出现相同的firmwarestat=0xf005激活失败。 能否提供或推荐一个适用于 JODY-W263-00B / 88W8987 且与驱动程序 537.p9 兼容的已验证的sduart8987_combo.bin 文件?请提供固件版本、仓库提交/标签、安全散列算法(SHA)-256 值以及推荐的模块参数。如果需要其他驱动程序版本,请指定匹配的驱动程序-固件组合。 作为参考,我们的源文件修订如下: Driver: 9630752ea1d9e28d9956adf27c652f40399e85ad Original firmware repository: 34faa4b3008bf9c6f814b5767cacbc3857cdc49b 请告知0xf005代表什么,以及需要进行哪些额外的状态寄存器捕获或电源/RESET检查才能帮助确定问题原因。电气测量和完整的RESET序列验证仍在进行中。 问候, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 谢谢你的更新。 >>>关于 0xf005 代码 0xf005 表示驱动程序在轮询超时时间内未检测到固件达到就绪/活动状态。这是一个固件激活状态,而不是具体的硬件故障代码。但是,SDIO 通信、电源、RESET 或时钟等硬件问题仍然可能导致这种状态。 >>关于切换到 lf-6.18.20_2.0.0 分支: 正确的做法是使用该分支中完整且匹配的 Wi-Fi 驱动程序和固件。我们不应该只更换固件,因为驱动程序和固件版本必须兼容并保持同步。 所以您可以尝试将 Wi-Fi 驱动程序和固件更新到最新版本。 我有一个问题和一个建议: 一定要用Android 15吗?由于i.MX95比较新,最好使用最新的电路板支持包版本。你可以将 Android 16.0.0_2.0.0 与 L6.18.20_2.0.0 电路板支持包。一起使用。 我建议首先验证 Linux 电路板支持包。 上的 Wi-Fi 硬件、驱动程序和固件。一旦 Wi-Fi 模块在 Linux 上正常工作,就可以将该解决方案迁移到 Android 16。这种方法可以降低 Android 特定配置的复杂性,并使调试更加高效。 谢谢! 此致, 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 谢谢你的解释。我们必须保留内核版本为 6.12.23 的 AOSP 15;升级到 Android 16 是不可行的。 请问能否推荐一款适用于 JODY-W263-00B / 88W8987 的 Wi-Fi 驱动程序-固件组合?据报告,我们当前的驱动程序为 537.p9。 如果您推荐lf-6.18.20_2.0.0中的驱动程序对,请确认该驱动程序是否支持内核 6.12.23,以及是否需要任何集成补丁。 请提供确切的驱动程序和固件提交/标签、匹配的sduart8987_combo.bin版本/校验和以及推荐的模块参数。 问候, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 在查阅2025 年 10 月 14 日发布的 Android Automotive 版本说明 (RN00227),版本号为 automotive-15.0.0_2.1.0 时,我注意到第 4 节表 2 — 连接 Wi-Fi 部分列出了适用于 i.MX95 的PCIe9098 / u-blox JODY-W3 。我已附上该条目的屏幕截图。 我们的设备使用: 板: i.MX95 19×19 EVK 模块: u-blox JODY-W263-00B / 88W8987 over uSDHC3 SDIO 电路板支持包。: Android Automotive 15.0.0_2.1.0 内核版本: 6.12.23 检测到 SDIO 设备并报告固件传输完成,但固件激活失败,固件状态为0xf005 。 请问您能否澄清一下: 是否已JODY-W263-00B / SDIO8987在此 电路板支持包。 上得到验证,或者除了之前建议的更改之外,是否还需要额外的集成? 如果支持,能否提供匹配的驱动程序-固件版本以及所需的 DTS、电源/RESET和模块参数配置? JODY-W3 / PCIe9098 是否是 此版本推荐的模块?如果建议更换,请提供模块/载板的准确部件号和所需的电路板配置。 我们必须保留 Android 15 和内核 6.12.23。请告知此配置支持的路径。 问候, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , i.mx95 专为汽车应用而设计。 车载安卓系统支持Wi-Fi模块AW693和PCIe 88Q9098,我已经测试过AW693模块,没有问题。 我正在构建 L6.12.49 linux 电路板支持包,我想在 i.mx95 上测试 88W8987。 最佳阅读, 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 感谢您的详细解释。 我们了解到0xf005表示驱动程序在轮询超时时间内未观察到固件达到就绪/活动状态,并且它不是特定的硬件故障代码。 在我们的 i.MX95 19x19 EVK 上,使用 u-blox JODY-W263-00B (88W8987),SDIO 检测和固件下载完成,但激活仍然超时,状态为0xf005 。 我们目前的平台是 Android 15,内核版本为 6.12.23,MOAL/MLAN 驱动程序版本为 537.p9。软件电源/RESET 检查和启动时 RESET 序列更改已完成,但问题仍然存在。物理电压、RESET 和时钟测量仍在进行中。 根据您的建议,我们计划首先使用完整的、匹配的驱动程序和固件对在 Linux 上验证 Wi-Fi。我们正在内部调查是否可以迁移到 Android 16。如果 Android 15 仍然是强制性的,我们将评估在保留内核 6.12.23 的情况下向后移植匹配的内核对。 请您确认以下事项? 之前的测试结果:您在 i.MX95 上使用 JODY-W263-00B 进行 L6.12.49 测试的结果如何? 已验证版本:此模块是否已在搭载 L6.18.20_2.0.0 和 Android 16.0.0_2.0.0 的 i.MX95 19x19 EVK 上进行过验证? Linux 设置:请提供清单分支和 XML 文件名、机器、发行版。、镜像名称以及官方版本/刷写说明。 匹配的 Wi-Fi 对:请提供驱动程序仓库和版本号、固件包名和版本号、正确的固件文件名以及所需的模块配置。sduart8987_combo.bin 是否适用于此模块的 SD-UART 配置? Android 设置:请确认相应的 Android 版本和清单文件,包括汽车版本(如果适用)。 其他诊断:是否需要任何特定的设备树设置、电源/复位时序、补丁或寄存器转储来调查此激活超时问题? Linux 验证完成后,我们将分享启动日志、驱动程序/固件版本、固件 安全散列算法\(SHA\)-256 和可用的硬件测量数据。 此致, 拉凯什·塔库尔 Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 卫东您好, 根据您的建议,我们集成了来自lf-6.18.20_2.0.0的匹配 Wi-Fi 驱动程序和固件对。但是,固件激活失败的问题仍然存在。 在进行进一步更改之前,我们需要确认我们已安装的 Wi-Fi 模块所支持的驱动程序-固件包,以及其下载来源和支持所有者。 1. 硬件和软件设置 元器件详情 电路板 NXP i.MX95 19×19 EVK 已安装Wi-Fi模块 u-blox JODY-W263-00B Wi-Fi芯片组 NXP 88W8987 Wi-Fi接口 SDIO 预期的蓝牙接口 UART Android BSP 汽车版 Android 15.0.0_2.1.0 内核基 2023年6月12日 检测到 SDIO 设备 mmc2:0001:1 我们安装的模块使用 SDIO 接口连接 Wi-Fi,而不是默认 EVK 设置中使用的 PCIe Wi-Fi 配置。请您根据JODY-W263-00B / 88W8987 在 SD-UART 模式下的配置提出建议。 2. 原始驱动程序和更新的驱动程序-固件对 元器件原始设置 更新设置 驱动程序版本 537.p9 543.p18 固件嵌入式版本 16.92.21.p151.4 16.92.21.p156.2 固件文件名 sduart8987_combo.bin sduart8987_combo.bin 固件大小 628200 字节 644352 字节 结果 激活超时,错误代码0xf005 相同的激活超时错误, 0xf005 更新后的组件对选自lf-6.18.20_2.0.0 ,并已移植到我们现有的Android 15 / 内核 6.12.23环境中。我们尚未执行完整的 Android 16 / Linux 6.18 电路板支持包。迁移。 选定的参考,引用文献修订: Driver: 2e481212d262758cbd4d0fc7ea95a2ad5f704bc3 Firmware: cc78ca8b1ee28ff741bcc160246f61b008f6c89f 3. 整合与部署证据 更新后的驱动程序编译和 MODPOST 测试通过。 图片打包和本地AVB验证均已通过。 刷机后,已验证加载的驱动程序版本为543.p18 。 板模块和固件哈希值与包装件相符。 SDIO枚举成功。 首次刷写固件后启动以及冷启动测试期间均出现相同的激活失败情况。 我们还直接检查了集成源中的更新固件: Filename: sduart8987_combo.bin Size: 644352 bytes Embedded identification: $Id: w8987o-V0, RF878X, FP92, 16.92.21.p156.2 $ SHA-256: ccaff1bc0a0232fb59111bb01f27cd28ba985d9a0bcb79beca61cde5e67ca823 4. 失败证据 原装一对: SD8987: init module param from usr cfg card_type: SD8987, config block: 0 fw_name=sduart8987_combo.bin Request firmware: sduart8987_combo.bin Wlan: FW download over, firmwarelen=628200 downloaded 619156 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 FW failed to be active in time! Firmware Init Failed wlan_sdio mmc2:0001:1: probe with driver wlan_sdio failed with error -1 更新后的配对: Wlan: FW download over, firmwarelen=644352 downloaded 635356 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 Firmware Init Failed probe with driver wlan_sdio failed with error -1 驱动程序检测到模块并报告固件传输完成,但固件激活失败。目前来看,这并未指向明显的检测故障或固件文件加载故障。但是,我们并不声称该驱动程序已完全验证,也不声称固件不兼容是已确认的根本原因。 5. 具体确认和代码包,软件包要求 请回答以下关于JODY-W263-00B / 88W8987的问题: 上述两对驱动固件是否都支持此模块的 SD-UART 模式?请分别确认每对驱动固件。 现有驱动程序是否适用,只需更换固件即可?还是必须使用另一套匹配的驱动程序-固件组合?请明确指出支持的具体组合。 我们可以在哪里获取该软件包?请提供官方下载链接、代码仓库/分支和提交记录,或者申请访问权限的流程。 负责提供和确认相关信息的是恩智浦半导体(NXP)还是优布洛克(u-blox)?如果需要优布洛克(u-blox)的支持,请说明相应的支持途径以及我们需要索取的软件包信息。 NXP 88W8987 通用固件是否适用于 JODY-W263-00B,还是该模块需要 u-blox 认证的软件包或额外的模块特定文件/配置? 确认该模块对能否在 Android 15 / 内核 6.12.23 上运行?如果需要其他补丁,请注明。如果该平台不受支持,请指定一个受支持的电路板支持包。以及该模块已知的可用配置。 推荐此次驱动程序更新的具体依据是什么?是537.p9和固件16.92.21.p151.4存在已知问题,还是此建议旨在建立一个一致的版本基线? 我们何时可以收到兼容性确认信息以及推荐软件包的获取途径?如果需要工程审核,请提供预计的响应时间。 如果更新后的配对对于此模块来说已经是正确的,请明确说明,并确定针对0xf005激活失败的下一个目标诊断检查。 本地还纠正了另一个 Binder 模块封装不匹配的问题;这些已纠正的图像仍需重新测试电路板。尚未确定其与 Wi-Fi 故障的关系。 我们目前的请求是确认特定模块的正确驱动程序和固件、其官方来源、负责的供应商以及预期时间表,以便从已验证的基线开始进行进一步的测试。 谢谢! Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 请暂时不要担心。Yocto 电路板支持包。仍在版本中,服务器速度有点慢。我预计下周会拿到一些检测结果。     谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 请确认驱动程序537.p9 + 固件 16.92.21.p151.4和驱动程序543.p18 + 固件 16.92.21.p156.2是否支持JODY-W263-00B / 88W8987 在 SD-UART 模式下的固件组合。对于后一种组合,请同时确认其在Android 15 / 内核 6.12.23上的兼容性,包括所需的补丁或配置。 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 根据您的建议,我们现在已经将lf-6.18.20_2.0.0中的完整匹配 Wi-Fi 驱动程序和固件对集成到我们的 i.MX95 19×19 EVK 上,并测试了JODY-W263-00B / 88W8987 。 必须保留 Android 15 和内核 6.12.23。 综合修订: 驱动程序: 2e481212d262758cbd4d0fc7ea95a2ad5f704bc3 固件: cc78ca8b1ee28ff741bcc160246f61b008f6c89f 已加载 MLAN/MOAL 版本: 543.p18 固件: sduart8987_combo.bin ,644352 字节 编译和图像打包均已完成。在板上,我们根据软件包中的工件验证了预期的内核、加载的驱动程序版本以及模块/固件哈希值。Android启动和SDIO枚举成功。 然而,无论是首次刷写固件后的启动还是冷启动测试,都出现了相同的激活失败情况: Wlan: FW download over, firmwarelen=644352 downloaded 635356 Fail to poll firmware status: firmwarestat=0xf005 Firmware Init Failed probe with driver wlan_sdio failed with error -1 未创建 WLAN 接口。因此,将匹配对从537.p9更新到543.p18并未解决此故障。 软件电源/RESET顺序更改已生效。实物供应、RESET和时钟测量仍待进行。之前在 50 MHz 下进行的 1 位 SDIO 测试也出现了同样的超时现象。 此外,我们发现rust_binder存在内核/系统模块不匹配的问题,并使用匹配的模块重新构建了镜像。对修正后的镜像集进行板级重新测试正在进行中;其与 Wi-Fi 故障的关系尚未确定。 您能否帮助我们确定下一步工作的优先顺序? 您的Linux测试:您计划在i.MX95上使用88W8987芯片进行L6.12.49测试,结果如何?请确认所使用的具体模块/载板、驱动固件版本以及DTS配置。 Android 15 支持: 543.p18这个固件对是否适用于 6.12.23 内核?是否需要任何兼容性补丁,或者您是否推荐其他经过验证的固件对? 针对性诊断:我们了解到0xf005表示未能达到 READY 状态。您的 Wi-Fi 团队能否解读此特定的 SD8987 状态,并提供调查启动失败所需的确切寄存器、地址和捕获步骤? 下一个受控实验:鉴于配对积分和 1 位测试已经完成,我们接下来应该执行哪个单软件实验,采用什么设置,预期结果是什么? 硬件验证:请提供此板/模块组合所需的供电水平、RESET时序、时钟要求和已确认的测量点。 如果 JODY-W263-00B 尚未在此 Android 版本上进行验证,请明确说明,并推荐受支持的集成或替换路径。 提供完整的启动日志、源代码差异、哈希值和镜像验证记录。 问候, 拉凯什·塔库尔 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 谢谢你的更新。我们将在下周等待您的检测结果。 请确认您的测试装置是否使用了带有SDIO Wi-Fi功能的u-blox JODY-W263-00B / NXP 88W8987模块? 分享结果时,请提供确切的 电路板支持包。 版本、驱动程序版本、固件版本/文件和所需的电路板配置。如果测试成功,请告知我们可以在哪里获得相同的驱动程序-固件对。 这将有助于我们重现您的工作设置,并将其与我们的 Android 15 / 内核 6.12.23 集成进行比较。 谢谢,并致以最诚挚的问候! 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 我们现在已经完成了对配备 JODY-W263-00B / 88W8987 的 i.MX95 19×19 EVK 的以下三项测试: 原始配置:车载安卓系统版本15.0.0_2.1.0 ,内核版本6.12.23 ,驱动版本537.p9 ,固件版本16.92.21.p151.4 。应用您建议的 DTS 和电源/RESET配置更改后,激活失败的问题仍然存在。 向后移植的设置:集成了来自 Linux 版本lf-6.18.20_2.0.0的匹配驱动程序543.p18和固件16.92.21.p156.2 ,保留了 Android 15 和内核 6.12.23。同样的故障仍然存在。 Linux 验证:已构建、刷写并测试 Linux 电路板支持包。L6.18.20_2.0.0,运行内核 6.18.20-2.0.0-g88cb92741827。出现同样的故障。 在所有三种配置中,固件激活均超时,并显示firmwarestat=0xf005 错误,且未创建任何 WLAN 接口。附件截图显示了 Linux 系统下的结果。 因此,我们已尝试了您推荐的驱动程序-固件匹配更新和 Linux 电路板支持包。 验证。能否请您建议下一步的针对性调试方法,并分享您计划进行的 L6.12.49 测试?物理电源/复位/时钟测量仍待完成。   问候, 拉凯什 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 嗨卫东, 感谢您分享成功的 W603C 测试和 DTS。 我们 在 i.MX95 19×19 EVK 上 使用 u-blox JODY-W263-00B (88W8987) 。固件下载完成,但激活失败,错误代码为 0xf005 。我们的最终目标是 Android 15.0.0_2.1.0 / 内核 6.12.23。 在测试您的更改之前,请您澄清以下几点: 此配置是否也适用于 JODY-W263-00B?W603C 是必须更换的模块,还是只是用于测试的模块? 描述中提到了 P0_5,而 DTS 使用的是偏移量 4 (P0_4),GPIO_ACTIVE_HIGH。请确认RESET和正常运行期间正确的 GPIO 和所需的物理电平,特别是对于 W_DISABLE2#。 请分享驱动程序版本、固件二进制文件/哈希值、wifi_mod_para.conf 文件以及所使用的确切 电路板支持包。 清单/构建配置。 我们计划将您的 DTS 与我们的设置进行比较,并在我们现有的 JODY 模块上测试适用的更改。 此致, 拉凯什 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 我在Linux平台上启用了88W8987 M.2模块。 --L6.12.49_2.2.0 --模块:Amphenol W603C(基于 88W8987) 0. i.MX95-EVK 硬件上的控制流。 =================================================== 1. Linux 平台上的 Wi-Fi 加载机制。 因此,Wi-Fi驱动程序将在Linux启动期间加载。 2. 调整设备树 - 添加 usdhc3 节点和相关的 GPIO 控制。 (1)PCAL6524HEAZ.P2_4 -- 输出高 -- 启用 VCC_KE_3V3,默认情况下由 imx95-19x19-evk.dts 支持。 reg_m2_pwr:regulator-m2-pwr { 兼容 = "稳压器固定"; 稳压器名称 = "M.2-power"; 调节器最小微伏 = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&i2c7_pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 启用高电平有效; /* * 只有在所有电源操作完成后,才能启用 M.2 设备(W_DISABLE1#)。 * 电源轨达到其最低工作电压(PCI Express M.2) * 规范 r5.1 3.1.4启动时机)。 * 在此处设置一个等于 Tsettle 最大值的延迟。 */ 启动延迟-us = <5000>; }; (2) 上拉 SDIO_RST# 引脚 PCAL6524HEAZ.P2_3 & P0_5 - 输出高电平 - 启用 Wi-Fi/蓝牙模块。 由 usdch3 节点的 'mmc-pwrseq' 直接加载。   usdhc3_pwrseq: usdhc3_pwrseq { 兼容 = "mmc-pwrseq-simple"; pinctrl-names = "default"; reset-gpios = <&i2c7_pcal6524 19 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&i2c7_pcal6524 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* W_DISABLE2# */ }; (3)将 W_DISABLE1# 引脚上拉以启用 WiFi PCAL6524HEAZ.P0_6 - 输出高电平 - 启用 Wi-Fi。 由 usdch3 节点的 ‘vmmc-supply’ 直接加载。 reg_usdhc3_vmmc:regulator-usdhc3 { 兼容 = "稳压器固定"; 调节器名称 = "WLAN_EN"; 调节器最小微伏 = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; vin-supply = <&reg_m2_pwr>; gpio = <&i2c7_pcal6524 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 WiFi芯片比其他WiFi芯片需要更长的延迟才能完成加载 * 上电后进行主机接口初始化,否则 * IW612的内部状态可能不稳定,导致故障 * SDIO3.0 开关电压。 */ 启动延迟-us = <20000>; 启用高电平有效; }; (4)usdhc3 引脚控制 pinctrl_usdhc3: usdhc3grp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e >; }; pinctrl_usdhc3_100mhz: usdhc3-100mhzgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e >; }; pinctrl_usdhc3_200mhz: usdhc3-200mhzgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x15fe IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x13fe >; }; (5)禁用 M.2 上的 PCIe0(可选的,由于未使用,因此禁用它) &pcie0 { pinctrl-0 = <&pinctrl_pcie0>; pinctrl-names = "default"; reset-gpio = <&i2c7_pcal6524 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; vpcie-supply = <&reg_pcie0>; 支持-clkreq; 状态 = "已禁用"; }; (6)添加usdhc3节点 &usdhc3 { pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz", "sleep"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>; pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc3_100mhz>; pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc3_200mhz>; pinctrl-3 = <&pinctrl_usdhc3>; mmc-pwrseq = <& usdhc3_pwrseq >; vmmc-supply = <& reg_usdhc3_vmmc >; 总线宽度 = <4>; 保持电源处于挂起状态; 不可拆卸; 唤醒源; 状态 = "正常"; }; 3. 运行 Linux 电路板支持包。并收到 Wi-Fi 消息 这表明,从硬件平台的角度来看,i.MX95-EVK 上的 M.2 SDIO 接口完全支持 SDIO Wi-Fi 设备,没有任何问题。   附件是我使用的dts文件。在这里和大家分享一下。 请测试一下。   谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 谢谢你的更新。 >>此配置是否也适用于 JODY-W263-00B?W603C 是必需的替换件,还是仅仅是您测试时使用的模块? --此配置是否也适用于 JODY-W263-00B? 是的,完全一样。因为 M.2 Key E 是 Wi-Fi 卡的标准规格。 --W603C 是必需的替换模块,还是仅仅是您测试时使用的模块? 不需要。 因为目前的测试结果只能表明 i.mx95-evk M.2 对于 SDIO Wi-Fi 没有问题。 这并不意味着 JODY-W263-00B 有问题。 >>说明中提到的是 P0_5,而 DTS 使用的是偏移量 4 (P0_4),GPIO 为 ACTIVE_HIGH。请确认 RESET 和正常运行期间的正确 GPIO 和所需的物理电平,特别是 W_DISABLE2#。 是的,应该是 P0_4,我的错。 >>请分享驱动程序版本、固件二进制文件/哈希值、wifi_mod_para.conf 文件以及所使用的确切电路板支持包。清单/版本配置。 这是司机分支的链接。 https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.12.49_2.2.0 但请记住,您遇到的问题并非由驱动程序引起。不要尝试更改WiFi驱动程序。没用。 下周,我将准备 Android 15 的源代码并尝试启用它。 您使用的安卓电路板支持包。是汽车版还是标准安卓电路板支持包。? 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 嗨卫东, 感谢您确认该配置适用于 JODY-W263-00B,无需更换 W603C,并且正确的 GPIO 为 P0_4。 我们使用的是汽车级 Android 电路板支持包。 ,其基线如下: 板: i.MX95 19×19 EVK 模块: u-blox JODY-W263-00B / 88W8987,SDIO 电路板支持包。:汽车 Android 15.0.0_2.1.0 清单文件: imx-automotive-15.0.0_2.1.0.xml 版本目标: evk_95_car-nxp_stable-userdebug 内核版本: 6.12.23 我们最终的要求是在上述 Android 15 / 内核 6.12.23 基线上启用此模块。 我们已完成计划中的万用表和示波器检查,检查范围包括模块电源、RESET、W_DISABLE1#/PDn 和 SDIO CLK/CMD/DATA0–3。测量结果和波形捕获已记录在案。固件下载仍然完成,但随后出现相同的激活超时,固件状态码为 0xf005。 根据您的建议,我们将停止进一步的驱动程序版本更改,并将重点放在剩余的配置和排序检查上。 我们也查看了您分享的驱动程序分支。该分支将驱动程序版本标识为540.p33 ,当前分支 HEAD 地址为84ca65c9ff935d7f2999af100a82531c22c65234 。该仓库包含固件文件名引用,但不包含固件二进制文件、实际的模块参数配置或板级 DTS。 请问您能否帮忙解决以下问题? P0_4 / W_DISABLE2# 时序:请确认上电、RESET 置位、RESET 释放和正常运行期间所需的物理高/低电平。您的 DTS 将 P0_4 列为RESET GPIO的GPIO_ACTIVE_HIGH,并将 P2_3 / 偏移量 19 列为GPIO_ACTIVE_LOW。这种组合对于 JODY-W263-00B 是否是预期的?上电序列完成后,每个引脚的物理电平应该是什么? 测试固件及参数:请提供您在成功测试 W603C 时使用的确切固件二进制文件,包括文件名、版本和 安全散列算法\(SHA\)-256 哈希值,或者提供下载链接和确切的仓库提交信息。请确认是否应将相同的固件用于 JODY-W263-00B。此外,请提供实际使用的 wifi_mod_para.conf文件,或者如果没有使用配置文件,请提供确切的模块加载命令和参数。 Linux 参考测试成功:请确认您的测试是否使用了上述驱动程序提交,以及是否应用了任何其他驱动程序补丁。为了使用我们现有的 JODY 模块复现您的 L6.12.49_2.2.0 测试,请提供最终的板级 DTS/补丁以及完整的电路板支持包。清单、MACHINE、发行版。和镜像配置。您是否建议在进行 Android 测试之前进行此对比?如有合适的预构建镜像,也请提供。 计划进行 Android 15 测试:请您使用与我们的基准版本一致的 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 / 内核 6.12.23 版本。同时,请确认您将使用 W603C 还是 JODY-W263-00B 进行测试。测试完成后,请提供启用补丁、固件详细信息和初始化日志,以便我们重现测试结果。 我们可以提供硬件验证报告、波形捕获、当前 DTS 和完整的启动/驱动程序日志以供比较。如果您需要任何其他针对性测量或寄存器转储,请与我们联系。 我目前正在全力以赴地进行此次启动工作,您对剩余要点的澄清将有助于我继续进行接下来的测试。如果可以的话,我希望您能尽早回复,特别是关于 GPIO 时序和测试固件/配置方面的回复,以便我可以在您准备 Android 15 设置的同时继续进行验证。 感谢您一直以来的支持。 此致, 拉凯什 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 实际上,只要它是基于 NXP 88Q9098、AW693 M.2 Key E 模块的,它就能工作。所以,你选择 u-blox 模块是没问题的。 我修改了适用于 Auto Android 15_2.1.0 的代码。针对88W8987,本周将有测试结果。如果您的应用是为汽车用途而设计的,那么您确实需要使用专为汽车功能域设计的 NXP 88Q9098、AW693 Wi-Fi 芯片。   谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 嗨卫东, 在购买支持的 Wi-Fi 网卡之前,请您确认在搭载汽车 Android 15.0.0_2.1.0 系统的 i.MX95 19×19 EVK 上测试的网卡的确切制造商和完整的 M.2 订购部件号。/ 内核 6.12.23? 我们正在考虑: M2-JODY-W377-00C — 基于 NXP 9098 的 PCIe Wi-Fi / UART 蓝牙模块 M2-JODY-W683-00C — 基于 NXP AW693 的 请确认您推荐的具体显卡型号、芯片组编号,以及它是否与已发布的 电路板支持包。兼容,还是需要额外的补丁/配置。如果可以,请分享购买链接。 此致, 拉凯什 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 嗨卫东, 感谢您确认默认支持 88Q9098 和 AW693。 我们已在 DigiKey 和 Mouser 上查询过这些 M.2 卡,但目前两家都无库存: M2-JODY-W377-00C — 基于 9098 M2-JODY-W683-00C — 基于 AW693 我们需要在短短一周内演示 i.MX95 19×19 EVK(搭载 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 系统)的 Wi-Fi 功能。/ 内核 6.12.23。您能否推荐其他供应商、购买链接或可用的兼容 M.2 卡?提供评估样本也会有所帮助。 是否有其他 Wi-Fi 模块在搭载 Android Automotive 15、Android 16 或其他电路板支持包。版本的 i.MX95 上成功测试过?如果属实,请提供 M.2 卡的确切部件号、芯片组、已测试的 电路板支持包。/内核版本以及购买来源。我们的最终目标仍然是 Android 15 / 内核 6.12.23,因此请说明这些替代方案是否需要为我们的目标进行额外的集成。 同时,我们现有的 JODY-W263-00B / 88W8987 固件激活仍然失败,错误代码为0xf005 。能否请您优先提供帮助,并分享任何可用的启用补丁、匹配的驱动固件包以及您的 Linux 和 Android 测试结果? 您提到我们可以把我们的模块寄给您进行测试。我们的办公室位于印度马哈拉施特拉邦浦那市。您能否协助安排与诺伊达NXP团队进行联合调试?或者,如果 NXP 在浦那设有办事处或合适的技术支持团队,请与我们联系。 我可以在本周内带着模块和(如有必要)我们的 EVK 进行访问,最好是在 10 月 29 日星期四之前,具体取决于团队的空闲时间。您的协调和持续参与将有助于当地团队在已完成的调查基础上继续开展工作。 请与我们联系,告知此事是否可以安排,以及我们应该联系谁。如果无法进行本地测试,请告知我们如何安排将模块寄送给您。 此致, 拉凯什 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 感谢您提供如此详细的信息。 >> P0_4 / W_DISABLE2# 时序:该引脚应上拉至高电平,用于启用蓝牙。使用外部上拉电阻将其拉高到高电平没有问题。有些 M.2 模块使用 PIN 码来控制蓝牙软件 RESET,但有些模块不使用 PIN 码。W603C 使用了它。 >>JODY-W263-00B。 我手头没有 M.2 模块,但我有 AW-CM358-SUR(M.2 模块),我明天也会在 Linux 平台上测试一下。 >>>在 Android 15-2.1.0 自动上启用。 是的,我计划在 电路板支持包版本下启用 8987 模块。你知道安卓源代码的仓库同步需要很长时间。所以我需要一些时间。 默认情况下,汽车安卓电路板支持包仅支持 88Q9098 和 AW693,它们是汽车 Wi-Fi 产品。对于其他 Wi-Fi 芯片,我们需要做一些额外的工作才能启用它。 [注意] 如果 W603C 或 AW-CM358-SUR M.2 模块在我这边可以正常工作,而JODY-W263-00B 仍然无法工作,您可以考虑寄一个 JODY-W263-00B 给我,让我在我的平台上测试一下。 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: Request for confirmed driver–firmware package for JODY-W263-00B / 88W8987 on i.MX95 — activ 嗨卫东, 固件大小差异是否与我们的初始化失败有关? 固件文件大小为 628,200 字节,但驱动程序报告只下载了 619,156 字节——相差 9,044 字节。我们的诊断日志显示,该设备在偏移量 619,156 处停止请求进一步数据。离线解析发现最后一个块记录以相同的偏移量结束,但剩余字节的用途仍未确定。 这是该固件映像的预期行为吗?还是说这表示传输不完整,导致后续出现0xf005激活超时? 我们使用 JODY-W263-00B / 88W8987,驱动程序版本为 537.p9,固件版本为 16.92.21.p151.4,运行在车载 Android 15.0.0_2.1.0 系统上。/ 内核 6.12.23。 此致, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 当我尝试启用基于 88W8987 的 AW-CM358MA 模块时,我遇到了和你一样的问题。 ================================= 固件状态轮询失败:firmwarestat=0xf005 SDIO 功能0: 43 03 02 02 03 00 00 02 03 00 SDIO 功能1: (0x5c) 0d (0x60) 01 (0x64) 10 SDIO 功能1: 05 f0 00 00 00 00 00 00 24 14 70 ... ================================= 让我们按照以下步骤解决问题: 1. 88W8987 GPIO[8]引脚。(参见数据手册) 该引脚有 2 个功能:时钟配置和 UART_SOUT。 启动 88W8987 时,引脚应为低电平以选择 38.4MHz 时钟。 但是,如果主机 UART_RXD 引脚配置为上拉,则 88W8987 UART_SOUT 也将上拉。 这意味着选择的是 26MHz 时钟,而不是 38.4MHz 时钟。实际上大多数模块使用38.4MHz时钟。 所以我们应该将 LPUART5_RXD PAD 配置更改为下拉。 2. 更改LPUART5_RXD 焊盘配置 ...... IMX95_PAD_DAP_TDI__LPUART5_RX 0x51e ...... 3. 向您分享我的完整设备树。 请查看附件。 请试一试。 顺祝商祺! 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 我已在 i.mx95-evk 和 auto android 15_2.1.0 上启用了 AW-CM358MA 模块bsp。让我来告诉你具体步骤。 ========================================== 1. android_build/设备/nxp/imx9/evk_95/evk_95.mk # nxp 9098 WiFi 和蓝牙组合固件 PRODUCT_COPY_FILES += \ 供应商/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_IW416_SD/sduartiw416_combo.bin:供应商/固件/sduartiw416_combo.bin \ 供应商/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_9098_PCIE/pcieuart9098_combo_v1.bin:供应商/固件/pcieuart9098_combo_v1.bin \ vendor/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_IW612_SD/sduart_nw61x_v1.bin.se:vendor/firmware/sduart_nw61x_v1.bin.se \ 供应商/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_AW693_PCIE/pcieuartaw693_combo_v1.bin.se:供应商/固件/pcieuartaw693_combo_v1.bin.se \ 供应商/nxp/imx-firmware/nxp/FwImage_8987/sduart8987_combo.bin:供应商/固件/sduart8987_combo.bin \ 供应商/nxp/imx-firmware/nxp/android_wifi_mod_para.conf:供应商/固件/wifi_mod_para.conf \ hardware/nxp/libbt/conf/nxp/evk_95/bt_vendor.conf:/vendor/etc/bluetooth/bt_vendor.conf 2. android_build/hardware/nxp/libbt/conf/nxp/evk_95/bt_vendor.conf # 禁用默认设置 #mchar_port = /dev/ttyLP4 #baudrate_fw_init = 3000000 # # 将设置更改为 88W8987 蓝牙 mchar_port = /dev/ttyLP4 baudrate_dl_image = 115200 iSecondBaudrate = 3000000 baudrate_fw_init = 115200 baudrate_bt = 3000000 3. android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/arch/arm64/启动/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts LPUART5_RX 引脚 /*将其设置为下拉(连接到 88W8987 的 GPIO[8]/UART_SOUT)。GPIO[8] 用于选择主时钟,0--38.4MHz,1--26MHz,大多数模块使用 38.4MHz 晶体。*/ pinctrl_uart5:uart5grp { fsl,pins = < IMX95_PAD_DAP_TDO_TRACESWO__LPUART5_TX 0x31e IMX95_PAD_DAP_TDI__LPUART5_RX 0x51e IMX95_PAD_DAP_TMS_SWDIO__LPUART5_RTS_B 0x31e IMX95_PAD_DAP_TCLK_SWCLK__LPUART5_CTS_B 0x31e >; }; 在 M.2 连接器上添加 GPIO 控制 /* M.2 模块电源使能 */ reg_m2_pwr:regulator-m2-pwr { 兼容 = "稳压器固定"; 稳压器名称 = "M.2-power"; 调节器最小微伏 = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&i2c7_pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 启用高电平有效; 启动延迟-us = <5000>; }; /* M.2 接口上的 SD3 使能引脚、SDIO RESET# 引脚、PCAL6524HEAZ.P2_3 和 PCAL6524HEAZ.P0_4 - 输出高电平,由 usdch3 节点的 'mmc-pwrseq' 消耗 */ usdhc3_pwrseq: usdhc3_pwrseq { 兼容 = "mmc-pwrseq-simple"; pinctrl-names = "default"; reset-gpios = <&i2c7_pcal6524 19 GPIO_ACTIVE_LOW>, <&i2c7_pcal6524 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* W_DISABLE2# */ }; /* 将 W_DISABLE1# 引脚上拉以启用 WiFi,PCAL6524HEAZ.P0_6 - 输出高电平 */ reg_usdhc3_vmmc:regulator-usdhc3 { 兼容 = "稳压器固定"; 调节器名称 = "WLAN_EN"; 调节器最小微伏 = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; vin-supply = <&reg_m2_pwr>; gpio = <&i2c7_pcal6524 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 WiFi芯片比其他WiFi芯片需要更长的延迟才能完成加载 * 上电后进行主机接口初始化,否则 * IW612的内部状态可能不稳定,导致故障 * SDIO3.0开关电压。 */ 启动延迟-us = <20000>; 启用高电平有效; }; 添加 usdhc3 节点和引脚控制 /* 添加 uSDHC3 引脚控制 */ pinctrl_usdhc3: usdhc3grp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e >; }; pinctrl_usdhc3_100mhz: usdhc3-100mhzgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e >; }; pinctrl_usdhc3_200mhz: usdhc3-200mhzgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x15fe IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x13fe IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x13fe >; }; /* 添加 usdhc3 节点 */ &usdhc3 { pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz", "sleep"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>; pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc3_100mhz>; pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc3_200mhz>; pinctrl-3 = <&pinctrl_usdhc3>; mmc-pwrseq = <&usdhc3_pwrseq>; vmmc-supply = <&reg_usdhc3_vmmc>; 总线宽度 = <4>; 保持电源处于挂起状态; 不可拆卸; 唤醒源; 状态 = "正常"; }; 禁用 PCIe 0 节点 /* 禁用 M.2 接口的 PCIe 0 插槽 - 仅使用 SDIO Wi-Fi */ &pcie0 { pinctrl-0 = <&pinctrl_pcie0>; pinctrl-names = "default"; reset-gpio = <&i2c7_pcal6524 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; vpcie-supply = <&reg_pcie0>; 状态 = "已禁用"; }; 4. 测试结果 ============================================= 谢谢! 顺祝商祺! 卫东 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 感谢您分享 AW-CM358MA 测试成功和 Android 启用步骤。为了重现您的设置并明确我们的模块选择,请您确认以下四点: 已测试的模块和 电路板支持包。版本 您之前的 Linux 测试使用了 Amphenol W603C 芯片,内核版本为 L6.12.49_2.2.0;而您最新的 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 测试使用了 AW-CM358MA 芯片。请确认每次测试所用 M.2 卡的制造商、完整型号、芯片组以及实际内核版本。您之前还提到过 AW-CM358-SUR,请问这是同一款卡还是不同的型号? 匹配软件包 为了确保 Android 测试成功,请提供完整的电路板支持包。 清单/标签、驱动程序版本、固件版本/哈希值以及 wifi_mod_para.conf 文件。是否使用了 6.12.23 内核?除了您最新回复中提到的内容之外,是否还有其他更改? 将解决方案应用于 JODY-W263-00B 我们能否使用版本电路板支持包。驱动程序和固件为我们的 JODY-W263-00B 应用这些更改?请确认将 LPUART5_RX 下拉电阻更改为 0x51e 是否足以满足时钟同步的要求,或者是否需要修改外部电阻。此外,上电后 P0_4/W_DISABLE2# 是否应保持物理高电平? 备选卡 对于 M2-JODY-W377-00C 和 M2-JODY-W683-00C,请区分一般兼容性和实际验证。NXP 或其模块合作伙伴在哪些 Linux 和 Automotive Android 电路板支持包。/内核版本上测试过这些卡?请提供任何可用的参考资料,并确认是否需要针对我们的目标平台打额外的补丁。 我们所需的基准版本仍然是 i.MX95 19×19 EVK B0,汽车 Android 15.0.0_2.1.0内核版本为 6.12.23。 此致, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 嗨卫东, 感谢您分享 AW-CM358MA 的启用步骤。 我们将相应的更改应用到了搭载 u-blox JODY-W263-00B (88W8987) 的 i.MX95 19×19 EVK 上,该芯片运行的是 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 系统。/ 内核 6.12.23。 我们在实时设备树中验证了以下内容: LPUART5_RX 焊盘配置:0x51e。 RESET GPIO:19 个 ACTIVE_LOW 和 4 个 ACTIVE_HIGH。 M.2/WLAN 启用延迟:5 毫秒和 20 毫秒。 SDIO引脚控制状态和唤醒源。 PCIe0 和 PCIe1 已禁用。 蓝牙设置也已更新。重新刷写修正后的图像集后,mlan 和 moal 会自动加载。SDIO 在 SDR104 模式下枚举正常,但固件激活仍然失败: WLAN:固件下载完成,固件长度=628200,已下载619156 固件状态轮询失败:firmwarestat=0xf005 FW未能及时激活! 固件初始化失败 请问接下来的步骤可以详细说明一下吗? 您的成功设置是否需要任何硬件更改、电阻器的安装/移除、跳线更改或 UART/JTAG DIP 开关设置?请提供具体的设置和元器件参考信息。 JODY-W263-00B 与您测试过的 AW-CM358MA 相比,是否需要任何不同的设置,特别是对于 W_DISABLE1#、W_DISABLE2#、电源/RESET 序列或时钟选择? 对于 GPIO[8]/UART_SOUT 时钟带,何时进行电平采样?Linux DTS 下拉是否足够,还是需要更早的 U-Boot/上电配置? 请确认此腕带的预期启动电压以及方便测量的测量点。我们已经验证了 DTS 配置,但尚未确认采样时的物理带级。 请提供您测试过的驱动程序版本、固件版本/安全散列算法\(SHA\)-256 以及 wifi_mod_para.conf 文件。以及任何参考启动波形。 请告知您建议首先进行哪项测量或对照测试。我们可以提供完整的 dmesg 日志和实时设备树。 问候, 拉凯什 Re: i.MX95 19x19 EVK with JODY-W263-00B: WiFi firmware activation timeout on Android 15 / Linux 6.12 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 请看下方内容。 > > 1.已测试的模块和电路板支持包版本 --Android 15.0.0_2.1.0电路板支持包。,跟你的一样。 --电路板支持包。版本中的默认 Wi-Fi 驱动程序。我没有使用其他WiFi驱动程序。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 2.匹配软件包 从上面的截图中可以看出,Android 电路板支持包。 版本使用的是LF_v6.12.20 电路板支持包。,而我们版本的 Android 15.0.0_2.1.0 电路板支持包。 没有使用L6.12.23 。 3.将解决方案应用于 JODY-W263-00B 是的,我也这么认为。因为我在使用 AW-CM358MA 时也能重现您遇到的同样问题。 我认为可以使用 JODY-W263-00B。i.MX95 LPUART5_RXD 引脚只需在 DTS 中配置一个下拉电阻即可。 > > 4.备选卡 M2-JODY-W377-00C 和 M2-JODY-W683-00C 分别基于 9098 和 AW693,是的,您可以选择它们用于您的应用。 [注意] 我建议按照我的步骤来启动并运行 JODY-W263-00B。     谢谢! 此致, 卫东 Title: Successful Wi-Fi Bring-Up of JODY-W263 (88W8987) on i.MX95 — Thank You for Your Support 亲爱的卫东, 感谢您的支持和提供的参考信息。 我已经成功在运行 Android 15 的 i.MX95 EVK 上启动了 JODY-W263 (88W8987) Wi-Fi 模块。固件激活成功,wlan0接口已注册,Wi-Fi扫描检测到附近接入点。 日志证实: WLAN FW is active Register NXP 802.11 Adapter wlan0 wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=35 感谢您在孩子成长过程中给予的指导。 此致, 拉凯什 Re: Title: Successful Wi-Fi Bring-Up of JODY-W263 (88W8987) on i.MX95 — Thank You for Your Support 尊敬的@Rakesh_Kumar-Thakur , 太好了!很高兴听到现在可以正常运行了。 祝你的项目一切顺利。   我会将之前分享的步骤标记为解决方案,以备将来参考。     顺祝商祺! 卫东   Request for 88W8987 SDIO-SDIO firmware and Bluetooth driver package 嗨卫东, 感谢您一直以来的支持。在您的指导下,我们已成功在运行 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 的 i.MX95 EVK 上为 u-blox JODY-W263-00B (88W8987) 模块启用 Wi-Fi。内核版本为 6.12.23。 我们目前正在研究蓝牙技术,并希望评估通过 SDIO 传输的 Wi-Fi 和蓝牙性能。为此,我们需要 sdsd8987_combo.bin 文件。参见 JODY-W2 系统集成手册。 我在下方找到了 NXP 社区的讨论,但无法在公共固件库或可用的 SDIO-UART 软件包中找到二进制文件: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Request-Marvell-SDIO-SDIO-8987-firmware-for-IMX8QM-MEK/td-p/1349774 能否请您分享一下这个固件以及配套的蓝牙SDIO驱动程序源代码包,或者指导我们正确的下载位置?我还提交了一份安全访问请求。 感谢您的帮助。 顺祝商祺! 拉凯什·库马尔·塔库尔 Re: Request for 88W8987 SDIO-SDIO firmware and Bluetooth driver package 尊敬的@Rakesh_Kumar_Thakur , Wi-Fi 和蓝牙模块(均通过 SDIO 运行)的固件和驱动程序是过时的专用版本,尚未更新以跟上内核版本的升级。 SDIO+UART 配置是标准的主流方法;您完全没有必要考虑 SDIO-SDIO 设置。 此外,如有任何其他疑问,请另开新帖或提交新工单,以便我们妥善处理。 顺祝商祺! 卫东 Re: Request for 88W8987 SDIO-SDIO firmware and Bluetooth driver package 嗨卫东, 感谢您一直以来的支持和指导。我们已成功在运行 Automotive Android 15.0.0_2.1.0 的 i.MX95 EVK 上,为 u-blox JODY-W263-00B (88W8987) 模块启用了 Wi-Fi 和蓝牙功能。以及 Linux 内核 6.12.23。已验证 Wi-Fi 连接和蓝牙扫描及配对功能。 再次感谢您的帮助。
View full article
RW612 WPA2-Enterprise 重新认证 – EAPOL TX 在 PTK 安装之前完成 您好, 我们正在使用 Zephyr 4.3 和 Hostap/wpa_supplicant 在基于 RW612 的产品上实现 WPA2-Enterprise / IEEE 802.1X。 初始认证对 PEAP/MSCHAPv2 和 EAP-TLS 均有效。EAP-TLS 也适用于 PSA/ELS 支持的不可导出私钥。 我们发现,在 Wi-Fi 原地重新认证过程中存在问题。 观察到的序列: RADIUS 访问接受 → EAP成功 → 四方握手 → AP 重传消息 3 → Wi-Fi 连接丢失 → 设备重新连接并再次成功验证 我们目前的证据表明,最终 EAPOL-Key 响应的传输和新 PTK 的安装之间可能存在顺序问题。 PTK 更新似乎可以继续进行,而最终的 EAPOL 帧可能仍在排队等待传输。 我们尝试寻找一种受支持的机制来保证: EAPOL-Key帧最终传输完成 前 新安装的PTK 但是,我们在 RW612 Wi-Fi 驱动程序/固件路径中找不到 EAPOL TX 完成回调、TX 队列清空/隔离或等效 API。 仅作为诊断实验,在 PTK 安装之前添加 100 毫秒的延迟,使得多次 PEAP 和 EAP-TLS 重新认证尝试得以顺利完成,而不会中断。我们不认为固定延迟是一种可行的生产解决方案。 请问您能否澄清一下: - 是否有支持的 API 可以知道固件何时实际发送了 EAPOL 数据帧? - 在更新 PTK 之前,是否应该使用 TX 队列冲洗/排空或密钥安装围栏? - 这是 RW612 Wi-Fi 驱动程序/固件中已知的限制或已知问题吗? - 是否有更新的驱动程序或 Wi-Fi 固件版本可以解决这个问题? 测试版本: RW612驱动程序:v1.3.r52.z_up.p11 Wi-Fi固件版本:18.99.6.p47 如有需要,我们可以提供详细的追踪记录和供应商问题包。 谢谢。RW612 Re: RW612 WPA2-Enterprise reauthentication – EAPOL TX completion before PTK installation 你好@sukrusinan ,希望你一切都好。 为了更好地了解您的配置和使用场景,请您提供以下信息? 分享一下你的应用程序所使用的基础示例。是 Zephyr Wi-Fi Shell 吗? 这种配置以前直接使用过吗?如果有,能否请您分享一下具体做了哪些修改? 提供身份验证失败案例的终端日志。 你们使用的是什么RADIUS服务器? 你使用的是哪种AP型号? 您能否在 Zephyr 最新版本 (4.4.2) 上重现此问题? 请与我们联系所需信息。 Re: RW612 WPA2-Enterprise reauthentication – EAPOL TX completion before PTK installation 嗨@RomanVR , 感谢您的回复。 请查看下方所需信息。 1. 基础应用程序 这是一个基于 NXP RW612 设备的定制 Zephyr 应用程序。 它并非直接基于 Zephyr Wi-Fi Shell 示例。它使用: 标准 Zephyr Wi-Fi 管理 API Hostap/wpa_supplicant NXP RW612 Wi-Fi 驱动程序 标准 Wi-Fi shell 和wpa_cli仅用于诊断目的。 2. 该设置以前是否成功运行过? 初始 WPA2-Enterprise 身份验证对以下两种方式均有效: PEAP/MSCHAPv2 EAP-TLS 重启并重新连接也可以解决问题。 具体来说,问题出在 Wi-Fi 原地重新认证上。在当前的设置下,无缝原地重新认证一直无法可靠地工作。 如果失败: initial authentication succeeds -> RADIUS Access-Accept -> EAP succeeds -> in-place reauthentication is triggered -> Wi-Fi link is lost -> IPv4 is removed -> device reconnects automatically -> authentication and connectivity recover 我们认为这是失败,因为在重新认证期间网络连接中断。 使用 PEAP/MSCHAPv2 和 EAP-TLS 均已重现该问题。 3. 终端日志 附件为已清理的终端捕获文件: PEAP/MSCHAPv2 重新认证失败 EAP-TLS 重新认证失败 捕获的数据不包含凭证、密钥、内部地址、SSID、MAC 地址或私有证书信息。 当前日志级别无法提供逐帧 EAPOL TX 完成情况和详细的 PTK 安装时间。 4. RADIUS 服务器 FreeRADIUS 运行在 Ubuntu 系统上。 5. 接入点 使用 WPA2-Enterprise 的 Ubiquiti UniFi U6 Pro。 6. Zephyr 4.4.2 我们尚未对 Zephyr 4.4.2 进行硬件测试。 我们创建了一个隔离的官方 v4.4.2 源代码检出版本。但是,我们目前的集成包含版本锁定的 Zephyr/Hostap 适配器,这些补丁无法干净地应用于 4.4.2 版本。 因此,仅更改ZEPHYR_BASE无法进行有效的比较。必须先将集成移植到 4.4.2 Hostap 和 NXP HAL 版本,才能进行有意义的硬件 A/B 测试。 我们已附上一份简短说明,其中包含此次核查的确切结果。 当前已测试版本: Zephyr: 4.3.0 based Hostap: 2.11 NXP Wi-Fi driver: v1.3.r52.z_up.p11 Wi-Fi firmware: 18.99.6.p47 我们还希望就以下几点获得指导: RW612 Wi-Fi 驱动程序/固件是否提供支持机制,以确保在后续 PTK/密钥更新之前完成 EAPOL-Key 帧传输? 具体来说,是否存在支持的: EAPOL/数据传输完成回调, TX队列清空或冲洗, 固件同步/隔离, 或者有书面文件证明密钥更新的订购保证? 我们正在尝试确定 RW612 协议栈中是否已经存在这种机制,或者这种行为是否需要驱动程序/固件修正。 附件中的日志仅表明在成功进行就地 EAP 身份验证后链路中断;它们本身并不能确定内部固件的根本原因。 顺祝商祺! Re: RW612 WPA2-Enterprise reauthentication – EAPOL TX completion before PTK installation @sukrusinan你好,感谢你分享更多细节。 所提供的信息有助于了解该行为发生的条件。由于该应用程序是完全定制的,因此调试和分析问题变得很复杂,所以如果您能确认是否可以在一个更简单的示例中重现此行为以及如何重现,以便我们在本地重现该行为,这将非常有帮助。 此外,为了缩小故障原因范围,能否请您检查或确认,在RW612上使用同一应用程序,在其他接入点上是否也能重现所报告的问题? 为了进一步调查,如果可以,请您提供以下日志: AP(Ubiquiti)日志显示了重新认证和四次握手交换。 独立通过无线方式捕获到一次失败的嗅探器尝试。 该信息将有助于我们确定是否应该进一步评估 RW612 协议栈的 EAPOL TX 完成或密钥更新顺序行为。 Re: RW612 WPA2-Enterprise reauthentication – EAPOL TX completion before PTK installation 您好, 谢谢你的建议。我们已经取得了一些进展,现在可以在同一个 RW612 硬件上,使用一个最小化的 Zephyr PEAP/MSCHAPv2 应用程序重现该问题,其中已移除无关的产品服务。 我们的配置: Zephyr 4.3.0/ Hostap 2.11 NXP Wi-Fi 驱动程序 v1.3.r52.z_up.p11 无线电固件 18.99.6.p47 UniFi U6 Pro / FreeRADIUS 初始 PEAP 认证工作正常,包括 RADIUS Access-Accept、DHCP 和 ping。然而,就地重新认证会收到另一个 Access-Accept,然后断开 Wi-Fi 连接,最终才会重新连接。 我们研究了 EAPOL 密钥传输和成对密钥安装之间的时间关系。我们使用最小应用程序,在重新认证之前开始,进行连续 ICMP 监控(250 毫秒间隔)的 A/B/A/B 测试。 配置 Ping 回复链路中断 延迟 0 毫秒,尝试 1 131/288 27.844 秒 延迟 100 毫秒,尝试 1 288/288 未观察到 延迟 0 毫秒,尝试 2 159/288 27.840 秒 延迟 100 毫秒,尝试 2 288/288 未观察到 在后续的成对密钥安装请求之前引入了 100 毫秒的延迟。这表明交互对时间非常敏感,但我们认为固定延迟并不是一个合适的解决方案。 我们还收集了 UniFi AP 侧 EAPOL 日志以及之前 EAP-TLS 重新认证失败的独立 OTA 捕获。OTA 捕获显示 M4 从站点发送到 AP(密钥信息 0x030a,重放计数器 4)。但是,我们无法确认美联社是否收到或接受了该消息,而且嗅探者的美联社方面的报道也不完整。 我们研究了较新的 r54 驱动程序及其匹配的固件,但该端口目前因 Hostap 计划扫描和 ROC/cookie API 不兼容而被阻止,因此我们尚未在硬件上对其进行测试。 您能帮忙澄清几个问题吗? 是否有支持的机制来确保在安装新的成对密钥之前完成 EAPOL-Key TX? 我们当前的驱动程序/固件版本是否存在已知的重新认证或密钥更新问题? 您会推荐哪种RW612驱动程序、固件和Zephyr/Hostap组合?是否有更新版本或补丁程序可以解决这个问题? 是否有固件跟踪或回调可用于验证 EAPOL TX 完成情况和密钥安装状态? 与另一家AP供应商的测试仍在进行中。 我附上了一个 ZIP 文件,其中包含最小应用程序测试结果、AP 端 EAPOL 摘要、RADIUS 事件和独立的 OTA 捕获结果。捕获的数据和 AP 日志来自不同的测试会话,如 README 中所述。 如有需要,我们还可以私下分享最小复现源代码和原始捕获数据。 我们的主要目标是找到一种可靠的解决方案,以实现无缝的 Wi-Fi 重新认证。 Re: RW612 WPA2-Enterprise reauthentication – EAPOL TX completion before PTK installation 嗨@sukrusinan ,抱歉回复晚了。 感谢您分享日志,经查看,为了缩小身份验证失败的根本原因范围,需要以下几点信息: 使用不同的 AP 进行测试:这将有助于确定是否可以在不同的 AP 上重现重新认证失败,从而有助于隔离所观察到的行为。 PEAP 故障期间同步 OTA 捕获:您共享的 OTA 摘录来自单独的 EAP-TLS 会话,无法与 PEAP AP 日志关联。这有助于分析 AP 是否因为 M4 的格式对 AP 无效而拒绝该 M4。 最小复现步骤:能否请您分享一下在最小的 Zephyr 应用程序中复现此行为的步骤?这将有助于我们在本地重现该问题。 关于您的问题: 建议始终使用最新的 Zephyr 版本,并在下游存储库(添加链接)上进行测试,以便修复 Zephyr 主存储库中可能存在的错误。 关于软件机制,我们仍然需要确定这种行为是否在其他接入点上也存在。因此,虽然您可以使用其他 AP 供应商进行测试,但请尝试启用以下调试日志,以便更好地了解 STA 端的情况: CONFIG_WIFI_NM_WPA_SUPPLICANT_LOG_LEVEL_DBG CONFIG_WIFI_NM_WPA_SUPPLICANT_DEBUG_LEVEL 请根据要求进行的测试结果与我们联系。
View full article
Initial PWM output value with eFlexPWM Hi, Working with eFlexPWM of MCXA132, I want to modify the initial value for PWM23. For that I do next steps: 1. SM1CTRL2[PWM23_INIT] = 1 2. SM1CTRL2[FRCEN] = 1     SM1CTRL2[FORCE] = 1    (note that SM1CTRL2[FORCE_SEL] is 000) 3. MCTRL[RUN] = 010 But first PWM cycle always starts with output at level 0. Where can be the problem? Thanks in advance MCXA Re: Initial PWM output value with eFlexPWM Hello @zorrotz  To help us analyze the issue, could you please share your complete project with us? Thank you. BR Alice Re: Initial PWM output value with eFlexPWM Hello, I have found my mistake. The reference manual has this note: "If MCTRL[LDOK] is not set, setting MCTRL[RUN] also sets the STS[RF] flag. To prevent a CPU interrupt request, clear INTEN[RIE] before setting MCTRL[RUN]." I am using STS[RF] to end PWM cycle, but I clear STS[RF] before doing MCTRL[RUN] = 1. Thanks
View full article
eFlexPWM 的初始 PWM 输出值 你好, 在使用 MCXA132 的 eFlexPWM 时,我想修改 PWM23 的初始值。 为此,我将采取以下步骤: 1. SM1CTRL2[PWM23_INIT] = 1 2. SM1CTRL2[FRCEN] = 1 SM1CTRL2[FORCE] = 1(注意 SM1CTRL2[FORCE_SEL] 为 000) 3. MCTRL[RUN] = 010 但第一个 PWM 周期总是从输出电平 0 开始。 问题出在哪里? 提前致谢 MCXA Re: Initial PWM output value with eFlexPWM 你好@zorrotz 为了帮助我们分析问题,能否请您与我们分享您的完整项目? 谢谢! BR 爱丽丝 Re: Initial PWM output value with eFlexPWM 你好, 我找到我的错误了。 参考手册中有这样一条注释: “如果未设置 MCTRL[LDOK],则设置 MCTRL[RUN] 也会设置 STS[RF] 标志。为防止 CPU 中断请求,请在设置 MCTRL[RUN] 之前清除 INTEN[RIE]。 我使用 STS[RF] 来结束 PWM 周期,但在执行 MCTRL[RUN] = 1 之前,我会清除 STS[RF]。 谢谢!
View full article
RT1170はQSPIフラッシュ(MX25L51245G)をサポートしています こんにちは、 RT1170はQSPIフラッシュのMX25L51245Gをサポートしていますか? このチップに対応するために、設定ファイル「evkmimxrt1170_flexspi_nor_config.c」を変更する必要がありますか? もしSOなら、どうやって修正すればいいのでしょうか?どのパラメータを変更すべきでしょうか? ごサポートありがとうございます! よろしくお願いいたします。 世界ジュニア会議 Re: RT1170 support QSPI Flash (MX25L51245G ) こんにちは、 @jeremyzhou 弊社では、MX25L51245G外部フラッシュメモリとRT1176を使用しており、以下の構成を実装しています。XIPモードでは問題なく動作しますが、念のため貴社からも確認をいただきたいです。 しかし、「リンクアプリケーションモード」でマルチコアアプリケーションを実行すると、システムはハードフォールトに遭遇します。具体的には、FlexCAN MCRレジスタから読み取った値によってアサートがトリガーされます。 参考までに、スクリーンショットとルックアップテーブルを以下に添付します。 M7フラッシュ初期化(RAM): M4フラッシュ初期化(RAM): マルチコア(RAM)のハードフォルト: こちらはRAMモードとXIP(Execute-in-Place)モードの両方でシームレスに動作するソフトウェアをサポートするために設計されたルックアップテーブルの構成です:   #define FLASH_DUMMY_CYCLES 0x08 const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG 、 .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION、 .readSampleClksrc= kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad 、 .csHoldTime = 3u、 .csSetupTime = 3u、 .controllerMiscOption = 0x10、 .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR 、 .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads、 .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz , //オクマハタシオルルサkFlexSpiSerialClk_120MHz .sflashA1Size = 64u * 1024u * 1024u, //64MB //彼女のアシリスタQE = 1. ROM 1 回 WREN'i ( seq 3) kendisi gonderir 、 sonra 4*12' yi 0x40 ile calistirr 。 //NXP RT1170 EVK'daki configCmd kalibin aynisi .configCmdEnable = 1u、 .configModeType[0] = kDeviceConfigCmdType_Generic、 .configCmdSeqs[0] = {.seqNum = 1u, .seqId = 12u, .reserved = 0u}, //1 taneシーケンスcalistir : 4*12 // asagiyi 0x20ヤピンカカリスマディドグルダンメモリハタシンダパトラディメインエゲルメデン .configCmdArgs[0] = 0x40u, //WRITE_SDR'nin gonderecegi byte: SR = 0x40 .lookupTable = { [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x6C, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //6Ch QREAD4B: komut ve 4 byte adres tek hattan (1-1-4) [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, FLASH_DUMMY_CYCLES, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), //8 ダミーベール、データ 4ハットン [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04), //ステータスregini 0x05'den okuyacam (WIP = bit0) [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), //書き込み完了 //アサギダキニヨルマアリンカゲルツェクテンシルメディ [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x21, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4 バイトアドレスalarak 4 kbセクターsilecem [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xDC, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20)、 //64 kbブロック サイセム(アプリ デkullanmiyoruz ) [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x12, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20), //4バイト1ページyazacam [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // datayi gonder ve bitir (WEL'i フラッシュ プログラム ビットインスkendisi temizler ) [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xC7, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // tum flashi silecem (app'de kullanmiyoruz ) [4 * 12 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01), //WRSR + tam 1 バイト (configCmdArgs[0]): sacece SR yazilir , CR'ye dokunmaz // seq 6/7 bos : ROM API サスペンド/レジュームkullanmiyor }、 }、 .pageSize = 256u、 .sectorSize = 4u * 1024u、 .ipcmdSerialClkFreq = 0x1、 .blockSize = 64u * 1024u、 .isUniformBlockSize = true、 }; Re: RT1170 support QSPI Flash (MX25L51245G ) こんにちは、 NXP Semiconductors製品へのご関心と、皆様にお仕えできる機会をいただき、ありがとうございます。 1) RT1170はQSPIフラッシュのMX25L51245Gをサポートしていますか? ――はい。 2) このチップに合わせて設定ファイル「evkmimxrt1170_flexspi_nor_config.c」を変更する必要がありますか? はい、下記のコードをご参照ください。 const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG, .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION, .readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad, .csHoldTime = 3u, .csSetupTime = 3u, // Enable DDR mode, Wordaddassable, Safe configuration, Differential clock .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads, .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_100MHz, .sflashA1Size = 64u * 1024u * 1024u, .lookupTable = { // Read LUTs FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x20), FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), }, }, .pageSize = 256u, .sectorSize = 4u * 1024u, .blockSize = 256u * 1024u, .isUniformBlockSize = false, }; 良い一日をお過ごしください。 TIC ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
eFlexPWMを使用した初期PWM出力値 こんにちは、 MCXA132のeFlexPWMを使用して、PWM23の初期値を変更したいと考えています。 そのため、私は以下の手順を実行します。 1. SM1CTRL2[PWM23_INIT] = 1 2. SM1CTRL2[FRCEN] = 1 SM1CTRL2[力] = 1(SM1CTRL2[FORCE_SEL]は000であることに注意) 3. MCTRL[RUN] = 010 しかし最初のPWMサイクルは常に出力レベル0から始まります。 問題はどこにあるのでしょうか? よろしくお願いします MCXA Re: Initial PWM output value with eFlexPWM こんにちは、 @zorrotz さん。 問題の分析に協力するために、あなたのプロジェクト全体をぜひ共有していただけますか? よろしくお願いします。 BR アリス Re: Initial PWM output value with eFlexPWM こんにちは、 自分の間違いに気づきました。 リファレンス・マニュアルには次のような注記があります: 「MCTRL[LDOK]が設定されていない場合、MCTRL[RUN]を設定するとSTS[RF]フラグも設定されます。CPU割り込み要求を防ぐには、MCTRL[RUN]を設定する前にINTEN[RIE]をクリアしてください。 私はSTS[RF]を使ってPWMサイクルを終わらせていますが、MCTRL[RUN] = 1を行う前にSTS[RF]をクリアしています。 よろしくお願いします。
View full article
S32K3X8EVB-Q289 Boundary Scan test based on Lauterbach μTrace and Trace32. 1. Abstract/Introduction Boundary scan is a method for testing interconnects (wire lines) on printed circuit boards or sub-blocks inside an integrated circuit (IC). Boundary scan is also widely used as a debugging method to watch integrated circuit pin states, measure voltage, or analyze sub-blocks inside an integrated circuit. The Joint Test Action Group (JTAG) developed a specification for boundary scan testing that was standardized in 1990 as the IEEE Std. 1149.1-1990. In 1994, a supplement that contains a description of the boundary scan description language (BSDL) was added which describes the boundary-scan logic content of IEEE Std 1149.1 compliant devices. Since then, this standard has been adopted by electronic device companies all over the world. Boundary scan is now mostly synonymous with JTAG. This test is based on existing application notes for LPC55(S)xx, i.MX RT and MCXA (See references). The procedure follows how to do both a BYPASS, IDCODE and SAMPLE test, as well as an EXTEST. Following boundary scan instructions are defined in the IEEE standard: BYPASS (mandatory): TDI is connected to TDO via a single shift register. IDCODE (optional): Reads the device identification register. SAMPLE (mandatory): Takes a snapshot of the normal operation of the IC. EXTEST (mandatory): Apply preloaded data of the boundary scan register to the ports. 2. Hardware platform Lauterbach: LA-3505 POWER-DEBUG-PRO S32K3: S32K3X8EVB-Q289 There are no hardware modifications needed for connecting JTAG interface, as the S32K3 family includes the standard Arm debug port, supporting both the JTAG and SWD interfaces. S32K3XX derivatives can directly use the JTAG interface. Ensure S32K3X8EVB-Q289's jumpers are set as in the Quick Start Guide for S32K3X8EVB Board: Default Jumper settings.Default Jumper settings. Ensure a valid connection between the EVB's JTAG ARM 20-pin Standard Port (On board: J365), and the Debug Cable for Lauterbach interface. 3. Software platform This test uses Lauterbach's TRACE32 Software Package. Download the TRACE32_202509.7z to the computer and install it: Because the installation package is relatively large, you can install software components according to the target processor to save hard disk space. You can find installed driver at C:\T32\bin\windows64\drivers. 4. BSDL file validation using Lauterbach JTAG debugger. Confirm that Lauterbach probe is detected in 'Device Manager': Device Manager Trace32 device enumeration.Device Manager Trace32 device enumeration. Note: Lauterbach debugger used is LA-3500, with Probe LA-3000 + LA-7844A Debug License. Related information can be found on the Lauterbach's page. Open TRACE32 Arm interface: Type in the following commands: SYStem.Down BSDL.RESet BSDL.ParkState Select-DR-Scan BSDL.state  BSDL.state window should now appear. Select 'FILE' and load BSDL from S32K3 HW Design Package. S32K3X8EVB-Q289 should use S32K358_bga289_customer_1995E01D.bsdl. BSDL.state window.BSDL.state window.  After loading the file, type the following command: BSDL.SOFTRESET​ Switch to the Check tab of the BSDL.state window. Click BYPASSall and IDCODEall button to see if both results pass. Both should change from 'No result' to 'Test PASS': BYPASS and IDCODE check.BYPASS and IDCODE check. BYPASS: PASS means the bypass scan completed correctly for all configured devices. This indicates that the JTAG chain connectivity, chain order/length, and basic BSDL configuration are probably correct. IDCODE: PASS means the received device ID matches the expected BSDL description. This is evidence that the correct device and BSDL file are being used, but it still does not validate the boundary-register pin definitions. Next, click the SAMPLEall button, 'No result' should become Test done. Double-click the entity name, and the BSDL.SET window will pop-up: BYPASS and IDCODE check, BSDL.SET window appears.BYPASS and IDCODE check, BSDL.SET window appears. SAMPLE: PASS indicates that the pin can be observed through the boundary-scan cell, the BSDL input/observe mapping is likely correct, and that the captured value corresponds to the actual pad level. In the BSDL.SET window, uncheck Intern option to filter out the internal registers. The remaining contents are the sampled value on each signal pins. Use a multimeter to measure voltage of at least three signal pins and see if the logic state matches the sampled value. BSDL.SET window, SAMPLE check.BSDL.SET window, SAMPLE check. Next, in the Instructions field, click EXTEST and in the DR mode field, choose Set Write. Then switch to the BSDL.state window and check SetAndRun and TwoStepDR. BSDL.SET & BSDL.STATE windows EXTEST set up.BSDL.SET & BSDL.STATE windows EXTEST set up. Switch back to BSDL.SET window, click 'ENABLE' in Init BSR to enable output of corresponding signal pins, and click the buttons in “Reg.” column to toggle their output logic state 0 or 1. Use a multimeter to measure if the logic state really toggles on those signal pins. At least three signal pins need to be verified. BSDL.SET window enable and toggle signal levelBSDL.SET window enable and toggle signal level Note: PTG29/30/31 (User LED indicators Red/Green/Blue) for simplicity reasons, however, as a diagnostic recommendation, use an unloaded or lightly loaded pad if possible. 5. Conclusion This procedure provides a practical method for validating the S32K3X8EVB JTAG boundary-scan chain using TRACE32 and the appropriate S32K358 BSDL file. BYPASSall and IDCODEall verify JTAG-chain connectivity and device identification, SAMPLEall confirms pin-state observation, and EXTEST verifies pin control through the boundary-scan register. While these checks confirm basic boundary-scan operation, additional pin-level testing is recommended to validate board connectivity and application-specific signals. Any reset observed during EXTEST should be investigated before concluding a BSDL-related issue. The final report should capture the BSDL file used, JTAG-chain results, validated pins, measured logic levels, and any reset behavior observed during EXTEST. 6. References How to Perform Boundary Scan for LPC55(S)xx based on μTrace AN12919: Introduction to Boundary Scan of i.MX RT Series – Application Note How To Perform Boundary Scan On MCXA Series Using μTrace And Trace32 Boundary Scan User's Guide S32K3 Auto General-Purpose MCUs | NXP Semiconductors Software Download | Lauterbach TRACE32
View full article
LF6.18.20-2.0.0におけるimx6qの起動に関する問題 こんにちは、 いくつか質問があります。 1. CMAについて:以前はU-Boot環境で「cma=256M」を設定していましたが、今はそれを行うとシステムが起動できません。「カーネルを起動...」で停止します。」 2. DTS のオーバーライドについて: カスタムの `.dtsi` ファイルで CMA 設定を定義しましたが、システムは起動中に「start kernel...」でハングアップします。なぜこのようなことが起きているのか? 3. 変更を加えずデフォルト値を使用すると、システムは起動時に `cma = 0` と表示されます。なぜ? 4. `busfreq`が有効になっている場合、省電力のためにクロック周波数を下げるとシステムがクラッシュします。これを説明してもらえますか? ありがとう、 Re: LF6.18.20-2.0.0 about imx6q boot issue こんにちは、 次のリンクをご覧ください。 CM用に予約されているメモリサイズを変更する CMAはDMA操作に必要であり、アプリケーションによって異なります。 これは、複数の問題が重複していることが原因である可能性があります。 よろしくお願いいたします。
View full article
DDRストレス i.mx9392 チームの皆さん、こんにちは。 以前NXPから最新のツールを使用するように勧められたのですが、私のデバイスでDDRストレステストを実行できません。しかし、最新バージョンのConfigツールv26.09でもこの問題は依然として発生しています。問題は、私のデバイスでセキュアブートイメージを使用していることに起因しています。DDRストレステストツールや他の方法でDDRをテストする方法について教えていただけませんか? ありがとうございます マヘシュ ソレノイドコントローラ Re: DDR stress i.mx9392 こんにちは、 DDRストレステストが失敗したときに見ているログを共有してもらえますか? ボードでSDPを無効にしましたか? よろしくお願いいたします。
View full article
i.MX93:Linux 和 Cortex-M33 共享 GPIO2 会导致 Linux 触摸屏停止工作 我使用的是搭载 Linux 系统的 i.MX93(Cortex-A55),以及裸机 MCUXpresso SDK 固件(Cortex-M33)。 我希望两个核心使用 GPIO2 的不同引脚: Linux :触摸屏和按钮。触摸屏使用 GPIO2_IO11/IO12 进行 IRQ/RESET。 M33 :GPIO2_IO22 作为中断输入(RANin),GPIO2_IO27 作为输出(RANout)。 问题 无需启动 M33 固件,Linux 触摸屏和按钮都能正常工作。当M33固件运行时,触摸和按钮均无法工作,并且/proc/interrupts中的触摸屏中断计数器不会增加: 我在M33上使用以下配置: #define PIN_IN_RGPIO GPIO2 #define PIN_OUT_RGPIO GPIO2 #define PIN_IN_RGPIO_PIN 22U #define PIN_OUT_RGPIO_PIN 27U #define M33_PIN_MASK ((1U << PIN_OUT_RGPIO_PIN) | (1U << PIN_IN_RGPIO_PIN)) #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT kCLOCK_Root_BusWakeup #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE kCLOCK_Gpio2 const clock_root_config_t rgpioClkCfg = { .clockOff = false, .mux = 0, .div = 1 }; CLOCK_SetRootClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT, &rgpioClkCfg); CLOCK_EnableClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2); PIN_OUT_RGPIO->PCNS &= ~M33_PIN_MASK; GPIO2->ICNS = 0x0; RGPIO_SetPinInterruptConfig(GPIO2, 22U, kRGPIO_InterruptOutput0, kRGPIO_InterruptRisingEdge); EnableIRQ(GPIO2_0_IRQn); 我希望得到支持。 最佳 Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop 您好, 我用这个来触摸我的皮肤。 hycon: touchscreen@38 { compatible = "hycon,hy4633"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_touchscreen>; reg = <0x38>; interrupt-parent = <&gpio2>; interrupts = <11 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; reset-gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>; vcc-supply = <&reg_3p3v>; touchscreen-size-x = <320>; touchscreen-size-y = <280>; }; Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop 你好, 这似乎是中断配置的问题,因为您可以在不同的内核中使用同一组中的不同 GPIO。 你在Linux设备树中配置的是哪个中断? 顺祝商祺! Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop 你好, 请尝试通过以下方式更改 M33 内核使用的中断: GPIO2->ICNS &= ~(1U << 1U); EnableIRQ(GPIO2_1_IRQn); 顺祝商祺!  Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop 嗨,豪尔赫, 感谢您的回复,问题已解决。但我还想请教一下,为什么使用 GPIO2_0_IRQn 时不起作用?是因为 A55 使用了 GPIO2_0 吗?
View full article
i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop I am using an i.MX93 with Linux on the Cortex-A55 and bare-metal MCUXpresso SDK firmware on the Cortex-M33. I want both cores to use different pins of GPIO2: Linux: touchscreen and buttons. The touchscreen uses GPIO2_IO11/IO12 for IRQ/reset. M33: GPIO2_IO22 as an interrupt input (RANin) and GPIO2_IO27 as an output (RANout). Problem Without starting the M33 firmware, the Linux touchscreen works, buttons also. When the M33 firmware runs, touch and buttons no longer work, and the touchscreen interrupt counter in /proc/interrupts does not increase: on M33 I use this configuration: #define PIN_IN_RGPIO GPIO2 #define PIN_OUT_RGPIO GPIO2 #define PIN_IN_RGPIO_PIN 22U #define PIN_OUT_RGPIO_PIN 27U #define M33_PIN_MASK ((1U << PIN_OUT_RGPIO_PIN) | (1U << PIN_IN_RGPIO_PIN)) #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT kCLOCK_Root_BusWakeup #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE kCLOCK_Gpio2 const clock_root_config_t rgpioClkCfg = { .clockOff = false, .mux = 0, .div = 1 }; CLOCK_SetRootClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT, &rgpioClkCfg); CLOCK_EnableClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2); PIN_OUT_RGPIO->PCNS &= ~M33_PIN_MASK; GPIO2->ICNS = 0x0; RGPIO_SetPinInterruptConfig(GPIO2, 22U, kRGPIO_InterruptOutput0, kRGPIO_InterruptRisingEdge); EnableIRQ(GPIO2_0_IRQn); I would appreciate a support for that. Bests Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop Hi, for my touch I use this hycon: touchscreen@38 { compatible = "hycon,hy4633"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_touchscreen>; reg = <0x38>; interrupt-parent = <&gpio2>; interrupts = <11 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; reset-gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>; vcc-supply = <&reg_3p3v>; touchscreen-size-x = <320>; touchscreen-size-y = <280>; }; Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop Hello, This seems to be an issue with the interrupt configuration since you can use different GPIOs from the same group in different cores. Which interrupt did you configure in Linux device tree? Best regards. Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop Hello, Please try to change the interrupt used by M33 core by changing: GPIO2->ICNS &= ~(1U << 1U); EnableIRQ(GPIO2_1_IRQn); Best regards.  Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop Hi Jorge, thank you for your reply and it works, but I would like to ask why it doesnt work with GPIO2_0_IRQn? is it the reason GPIO2_0 used from A55 ? 
View full article
i.MX93:LinuxとCortex-M33間でGPIO2を共有するとLinuxのタッチスクリーンが停止します 私はCortex-A55でLinuxを搭載したi.MX93、Cortex-M33でベアメタルのMCUXpresso SDKファームウェアを使っています。 両方のコアにGPIO2の異なるピンを使用させたい。 Linux:タッチスクリーンとボタン。タッチスクリーンは、IRQ/リセットにGPIO2_IO11/IO12を使用します。 M33 :GPIO2_IO22を割り込み入力(RANin)として、GPIO2_IO27を出力(RANout)として設定します。 問題 M33ファームウェアを起動しなくても、Linuxのタッチスクリーンは動作し、ボタンも動作します。M33ファームウェアが実行されると、タッチ操作とボタン操作が機能しなくなり、/proc/interruptsにあるタッチスクリーン割り込みカウンタが増加しなくなります。 M33では、この設定を使用しています。 #define PIN_IN_RGPIO GPIO2 #define PIN_OUT_RGPIO GPIO2 #define PIN_IN_RGPIO_PIN 22U #define PIN_OUT_RGPIO_PIN 27U #define M33_PIN_MASK ((1U << PIN_OUT_RGPIO_PIN) | (1U << PIN_IN_RGPIO_PIN)) #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT kCLOCK_Root_BusWakeup #define EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE kCLOCK_Gpio2 const clock_root_config_t rgpioClkCfg = { .clockOff = false, .mux = 0, .div = 1 }; CLOCK_SetRootClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_ROOT, &rgpioClkCfg); CLOCK_EnableClock(EXAMPLE_RGPIO_CLOCK_GATE); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2); PIN_OUT_RGPIO->PCNS &= ~M33_PIN_MASK; GPIO2->ICNS = 0x0; RGPIO_SetPinInterruptConfig(GPIO2, 22U, kRGPIO_InterruptOutput0, kRGPIO_InterruptRisingEdge); EnableIRQ(GPIO2_0_IRQn); その点についてのサポートをいただけるとありがたいです。 ベスト Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop こんにちは、 私のタッチにはこれを使っています hycon: touchscreen@38 { compatible = "hycon,hy4633"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_touchscreen>; reg = <0x38>; interrupt-parent = <&gpio2>; interrupts = <11 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; reset-gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>; vcc-supply = <&reg_3p3v>; touchscreen-size-x = <320>; touchscreen-size-y = <280>; }; Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop こんにちは、 これは割り込み設定の問題のようで、同じグループの異なるGPIOを異なるコアで使えるためです。 Linuxデバイスツリーでどの割り込みを設定しましたか? よろしくお願いいたします。 Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop こんにちは、 M33コアで使用される割り込みを、以下の方法で変更してみてください。 GPIO2->ICNS &= ~(1U << 1U); EnableIRQ(GPIO2_1_IRQn); よろしくお願いいたします。  Re: i.MX93: Sharing GPIO2 between Linux and Cortex-M33 causes Linux touchscreen to stop こんにちは、ホルヘさん。 ご回答ありがとうございます。おかげさまで動作しましたが、GPIO2_0_IRQnでは動作しないのはなぜでしょうか?GPIO2_0がA55から使用されていることが原因でしょうか?
View full article
DDR stress i.mx9392 Hi Team, I am not able to run DDR stress test on my device previously NXP sujjested to use latest tool but still I am facing this issue with the latest version of the Config tool v26.09 as well. The issue is due to I am using secure boot image on my device. Can you please assist how to use DDR stress test tool or any other method to test the DDR. Thanks, Mahesh Solenoid Controller Re: DDR stress i.mx9392 Hello, Could you please share the log you are seeing when the DDR stress test fails? Did you disable SDP in your board? Best regards.
View full article
DDR压力 i.mx9392 大家好, 我无法在我的设备上运行 DDR 压力测试,之前 NXP 建议使用最新工具,但我仍然在使用最新版本的 Config 工具 v26.09 时遇到此问题。问题在于我的设备上使用了安全启动映像。请问如何使用DDR压力测试工具或其他方法来测试DDR内存? 谢谢! 马赫什 电磁阀控制器 Re: DDR stress i.mx9392 你好, 能否请您分享一下DDR压力测试失败时您看到的日志? 你是否在板上禁用了SDP? 顺祝商祺!
View full article
LF6.18.20-2.0.0 关于 imx6q 启动问题 你好, 我有几个问题: 1. 关于 CMA:之前我在 U-Boot 环境中设置了 `cma=256M`,但现在这样做会导致系统无法启动;它卡在“start kernel...”处。 2. 关于 DTS 覆盖:我在自定义的 `.dtsi` 文件中定义了 CMA 设置,但系统在启动时仍然卡在“启动内核...”处。为什么会发生这种情况? 3. 如果我不做任何更改并使用默认值,系统在启动时显示“cma = 0”。为什么? 4. 如果启用了 `busfreq`,则在为了省电而降低频率后,系统会崩溃。请问您能解释一下吗? 谢谢, Re: LF6.18.20-2.0.0 about imx6q boot issue 你好, 我建议您看看以下链接: 更改为 CMA 保留的内存大小 DMA 操作需要 CMA,并且 CMA 取决于应用程序。 这可能是由于多个问题重叠造成的。 顺祝商祺!
View full article
LF6.18.20-2.0.0 about imx6q boot issue Hello, I have a few questions: 1. Regarding CMA: Previously, I set `cma=256M` in the U-Boot environment, but now doing so prevents the system from booting; it hangs at "start kernel..." 2. Regarding DTS overrides: I defined CMA settings in my custom `.dtsi` file, but the system still hangs at "start kernel..." during boot. Why is this happening? 3. If I make no changes and use the default values, the system shows `cma = 0` at boot. Why? 4. If `busfreq` is enabled, the system crashes after downclocking for power saving. Could you please explain this? Thanks,  Re: LF6.18.20-2.0.0 about imx6q boot issue Hello, I suggest you take a look in the next link: Changing memory size reserved for CMA CMA is required for DMA operations and it is application dependent. This may be caused by overlapping issues. Best regards.
View full article
Compulab IOTDIN-IMX8- C 1800QM-D4-N32 CAN パフォーマンスの問題 こんにちは、チームの皆さん、 現在、端末I/Oブロックを通じて露出したオンボードCANインターフェースを用いて、CompuLabのARMベースプラットフォーム上でCAN通信性能を評価しています。 テスト中、同様のCANネットワーク条件下で、ARMプラットフォームのCPU利用率はx86ベースのシステムに比べて著しく高いことが観察されました。 x86プラットフォーム: 約 30%のCPU使用率 CompuLab ARMプラットフォーム: 約 45%のCPU使用率 比較として、 ピークUSB CANアダプターとコンピュラブを組み合わせると、全体的な性能が優れており、CPUの使用率もオンボードCANインターフェースより低く見えます。 私たちのCANネットワーク構成は以下の通りです: 18ノードからなるCANopenネットワーク。 使用中のCANビットレート: 250 kbps txqueuelenを2000に設定したSocketCAN コミュニケーションは主にPDOメッセージで構成される メッセージの送信間隔は100ミリ秒から10秒までです。 現在使用されている最短更新間隔は100ミリ秒です。 CAN-FDは有効になっていません x86およびARMプラットフォームの両方で、同じアプリケーションソフトウェアとCAN構成が使用されています 私たちは以下の点についてより深く理解したいと考えています。 ARMプラットフォームで観察される高いCPU消費量に寄与する要因は何でしょうか? このプラットフォーム上のオンボードCANコントローラ/ドライバに関して既知の制限や最適化の提案はありますか? 特定のCANドライバ、割り込み処理、バッファリング、またはカーネルレベルのチューニングパラメータは確認すべきでしょうか? オンボードのCANコントローラとピークUSBのCANアダプターの違いが、観察された性能差の説明になるのでしょうか? CPU負荷の主な原因を特定するのに役立つ推奨されるプロファイリングや診断方法はありますか? 私たちの目標は、現在のネットワーク負荷とメッセージレートを維持しつつ、x86システムで見られる性能と同等のパフォーマンスをARMプラットフォーム上で達成することです。 このプラットフォームでのCANパフォーマンス向上のためのガイダンス、推奨、ベストプラクティスをいただけると大変ありがたいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Compulab IOTDIN-IMX8- C 1800QM-D4-N32 CAN performance issues こんにちは、 @JyothiKraoさん お元気でお過ごしのことと思います。 プラットフォーム固有の制限を特定するには、まだ十分な情報がありません。コントローラ固有の回避策を推奨する前に、正確なCompuLabモデル、SoC、カーネルバージョン、CANドライバ、インターフェース構成が必要です。特に、インターフェースがFlexCANを使用しているか他のコントローラを使用しているか、RX FIFOまたはメールボックスモードを選択しているか、ドライバが受信オフロード機構をサポートしているかを確認する必要があります。 まず、両システムにおける以下の測定値を比較することをお勧めします。 実際のCANトラフィック:フレーム数/秒、バイト数/秒、バス利用率、送受信PDO数。 CANエラーとドロップ: ip -details -statistics link show can0 とコントローラ/ドライバの統計。 割り込み負荷: /proc/interrupts 、 /proc/softirqs 、およびCAN割り込みが動作するCPUです。 プロセスとカーネルの負荷: top -H 、 pidstat -t 、および、利用可能な場合は、同じトラフィックがアクティブな間、 perf top または perf record 。 CPU周波数とガバナー:両方のプラットフォームが期待される周波数で動作し、周波数のスケーリングが比較に影響していないかを確認しましょう。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
安全配置工具 - 版本镜像错误 您好,我正在尝试使用 SPT 对代码包,软件包进行签名。 我有一个包含 FCFB + DCD + IVT + app.bin 的二进制文件(一个完整的可启动映像),当我尝试对其进行签名时,签名成功了。 但是,当我选择一个只包含 IVT 和 app.bin 的二进制时,为什么“版本映像”选项被禁用?我已经附上了屏幕截图。 Re: Secure Provisioning Tool - Build image error 我已经附上了图片。请检查 Re: Secure Provisioning Tool - Build image error 你好@Abhay2080 , 请问您使用的是哪个版本的安全配置工具? 此外,我无法看到您在附件中提到的图片。请您再尝试上传一次好吗? 此致, 巴勃罗 Re: Secure Provisioning Tool - Build image error 你好@Abhay2080 , 我使用您分享的二进制文件对 Secure Provisioning Tool v26.09 进行了一些测试,并注意到以下情况: 根据《安全配置工具用户指南 v26.09》第 5.2.2 节“源映像格式”,可以明确指定 S19 文件的入口点。对于其他图像格式,入口点是从中断向量表中检索的(因此中断向量表必须位于应用程序映像的开头)。 对于没有 IVT 和 FCFB 的图像,该工具检测到入口点位于 0x601006C9,该点超出应用程序代码范围。此外,起始地址应在 0x600D2D01 到 0x601006C9 的范围内。 安全配置工具在应用程序映像中定位到偏移量为 0x4 的入口点。 请您测试一下,将入口点更改为有效地址后,是否可以成功构建镜像? 此致, 巴勃罗 Re: Secure Provisioning Tool - Build image error 是的,成功了……谢谢。
View full article
デバッガー PE マイクロ NXPチームの皆様、こんにちは。 UTESTフラッシュにDCFを記録して、MCUのコードがボードから読み取られるのを防ぐために(パスワードで)保護したいです。デバッガを使わずにDesign Studioでそれを実現できますか? よろしくお願いいたします。 アフメド Re: Debugger PE Micro こんにちは、 はい、S32Design Studioや他のコンパイラを使ってその点は可能です。 DCFが格納されているUTESTフラッシュは、OTPとして設定された通常のフラッシュです。ですので、他のブロックと同様に標準的なフラッシュプログラミングを使います。 または、デバッガーを使うこともできます: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Program-DCF-record-into-UTEST-flash-in-S32-Design-Studio/ta-p/1099436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro 迅速なご返信ありがとうございます。 あなたが教えてくれた手順に従ってDesign Studioを使ってみたら、このエラーが出ました。このエラーの原因と解決方法を教えてください。 もう一つの疑問は、この方法で検閲を実装した後、デバッガを使っているかどうかに関わらず、パスワードを知らずにボードのコードを読むことができるのかということです。 Re: Debugger PE Micro S32DSのR2017バージョンをインストールし、このバージョンで再度手順を試しましたが、やはり同じエラーが出ました。原因は何でしょうか?何を確認すればいいですか? その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? Re: Debugger PE Micro こんにちは、 Threadエクスプレスとして、これはS32DSバージョンR2017でテストされています。 どのバージョンを使っているのか分からず、誤差表現があまりにも一般的すぎます。 マイクロは空白ですか? PEmicro/S32DSの場合、このメカニズムは通常、専用のUTESTフラッシュアルゴリズム(*_UTest.pcp)を介して実装されます。 また、PEMicroのデバッガ用スクリプトやアルゴリズムの最新バージョンがあれば問い合わせることもできます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro こんにちは、 その理由は、S32DSが消去してからUTESTに書き込みしようとするのに、UTEST自体を削除できないからだと思います。DS32にDCFレコードを書き込む前に消去しないように指示する手順が抜けているのでしょうか? それが一つの説明になり得ます。私はUTESTのプログラミングにPEを使ったことは一度もなく、代わりにLauterbachのデバッガを使っています。 PEプログラミングの手順については分かりませんが、スクリプトが最初に消去しようとすると、処理は中断されます。 しかし、代替アルゴリズムはUTESTをターゲットにしているため、スクリプトはマイクロを消去しないはずです。単にプログラムし直せばいい。 以下のガイドによると、PEマイクロGUIでも試すことができます。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/MPC5777C-update-DCF-record/m-p/791557 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Debugger PE Micro これらの手順をMCUにコネクテッドして試したところ(REV EでREV Bではなく)、ポートフィールドがロックされたウィンドウが表示されました。 ユーザーマニュアルに戻ってみると、この方法は ハードウェアインターフェースを使う必要があるのですが、追加のデバッガを使わずに方法が必要だと分かりました。では、PE Micro PROGDSCを使ったこの方法はハードウェアインターフェースなしで動作するのでしょうか、それとも何ができるのでしょうか? Re: Debugger PE Micro どんな返信でも構いませんので、お願いします!
View full article
Title: S32K344 + FS26: external watchdog during HSE FW installation by the SBAF Hello, We need to install the HSE firmware (FULL_MEM 0.2.55) in the field on S32K344 boards that use an FS26 SBC, without a debugger. Our software writes the pink image in code flash, sets IVT+0x2C to its address, programs the HSE FW feature flag in UTEST and triggers a destructive reset. The SBAF then installs the firmware. The FS26 runs a window watchdog (128 ms, challenger, reaction RSTB + FS0B). As far as we understand, the FS26 RSTB is connected to the MCU RESET_B, so after the destructive reset the FS26 goes back to INIT_FS and our software must close INIT_FS (first watchdog refresh) within the INIT_FS timeout (about 256 ms). While the SBAF installs the firmware, none of our code runs and nobody serves the FS26. In another thread NXP mentioned that the installation takes about 0.8-1 s, which is longer than the INIT_FS timeout. The attached diagram shows what we expect (A) and what we are afraid of (B): the FS26 resets the MCU during the installation, the SBAF starts again because the UTEST flag and the IVT pointer are still set, and the board ends up in a reset loop. Our questions: 1. Is this scenario real? Does the installation by the SBAF actually take longer than the FS26 INIT_FS timeout? 2. If the installation is interrupted by an external reset (RESET_B pulled low by the FS26), is it safe? Does the SBAF restart it from scratch at the next reset, or can the HSE be left partially installed? 3. What is the recommended way to install the HSE firmware on a board with an FS26 ? Installing with the FS26 in debug mode? Is there any other option, in the FS26 configuration or in the SBAF/IVT, so that the installation can complete in the field? (Diagram attached: FS26_HSE_install_timing.png. Times not to scale.) Thank you in advance. Best regards, Fabio Re: Title: S32K344 + FS26: external watchdog during HSE FW installation by the SBAF Hi @FabioG  1. The HSE firmware installation process can take approximately 1 second to complete. After the reset, the host application must wait until HSE_STATUS_INIT_OK is set before issuing any HSE service requests or proceeding with initialization. 2. Power instability, unexpected resets during HSE installation/update, failure to wait for HSE_STATUS_INIT_OK, execution of BIST before HSE_STATUS_INIT_OK is reached, or unsupported clock configurations may corrupt or erase the HSE FW. Also it is recommended to use a functional reset rather than a power-on reset during the installation process and to ensure that the power supply remains stable throughout the operation. 3. Using the FS26 in Debug Mode is recommended during development and programming activities, as the watchdog can be configured to provide either an 8-second timeout window or an unlimited open window. This helps avoid automatic resets and reduces the risk of interrupting HSE operations. BR, VaneB Re: Title: S32K344 + FS26: external watchdog during HSE FW installation by the SBAF Hi @VaneB   I have another question:  First start after the installation. After the SBAF has installed the HSE firmware, our bootloader starts and, during its normal start-up, performs a software functional reset to start the application, possibly before HSE_STATUS_INIT_OK is set. Is a functional reset at that moment safe, or is the installation still in progress until HSE_STATUS_INIT_OK is set for the first time? Fabio Re: Title: S32K344 + FS26: external watchdog during HSE FW installation by the SBAF Hi @FabioG  The BIST test should only be started after SBAF has entered the WFI state and the HSE_STATUS_INIT_OK bit is set. Regarding the wait time for HSE_STATUS_INIT_OK to be asserted, there is no fixed time. The initialization time depends on several factors, including the core frequency and the HSE firmware version. Therefore, measuring the HSE boot time on your target platform is the best way to determine an appropriate timeout value. Finally, it is not recommended to assume that a functional reset is safe before HSE_STATUS_INIT_OK is asserted. The HSE installation/initialization may still be in progress at that stage. As a result, the system should treat the startup process as incomplete until HSE_STATUS_INIT_OK is reached. Re: Title: S32K344 + FS26: external watchdog during HSE FW installation by the SBAF Hi VaneB, thank you for the answer. A short follow-up on the BIST point (2). Our software runs the BIST at every power-on, early in the start-up. Following your advice, on devices with the HSE firmware installed we could wait for HSE_STATUS_INIT_OK before starting the BIST. If HSE_STATUS_INIT_OK is not set within a short time (how much?), we would skip the BIST for that power cycle. Would this be enough to avoid any risk for the HSE firmware, or is there anything else we should take care of? Thank you. Best regards, Fabio
View full article