Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
如何获取 NXP i.MX93 EVK 的 NPU 温度和利用率 我正在使用 i.MX93 EVK,想要监控 Ethos-U NPU 在运行时的温度和利用率(负载),请问如何获取这些数据? 本次议程旨在监测人工智能模型推理过程中的硬件参数。 我可以使用 i.MX8MPlus 监测以下参数,我想在 i.MX93 中实现类似的功能。 8MPlus RAM=$(free -m | awk '/Mem:/ {print $3}') CPU_LOAD=$(vmstat 1 2 | tail -1 | awk '{print 100 - $15}') CPU_TEMP=$(awk '{print $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>/dev/null || echo "N/A") GPU_TEMP=$(awk '{print $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp 2>/dev/null || echo "${CPU_TEMP}") GPU_LOAD=$(cat /sys/kernel/debug/gc/load 2>/dev/null | awk '/load/ {gsub("%", "$3"); if (max== || $3>max) max=$3} END {if (max!=) print max "%"; else print "N/A"}') i.MX 93 RAM=$(free -m | awk '/Mem:/ {print $3}') CPU_LOAD=$(vmstat 1 2 | tail -1 | awk '{print 100 - $15}') CPU_TEMP=$(awk '{print $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp) 如何监测 i.MX93 npu(ethos-u) 的 GPU_LOAD 和 GPU_TEMP? Linux Re: How to get NPU Temperature and utilization for NXP i.MX93 EVK 你好@sonal-acldigital i.MX 8M Plus 和 i.MX 93 都没有提供实时监测 NPU 温度的方法。 - imx8MP,thermal_zone0 表示 CPU 温度,thermal_zone1 表示 SoC 温度。 - imx93,thermal_zone0 表示 CPU 温度。 - NPU,没有像 nputop 这样的工具。 有关性能调优的信息,请参阅第 7.1.2 节。《机器学习用户指南》中的“硬件加速器性能分析”。 B.R Re: How to get NPU Temperature and utilization for NXP i.MX93 EVK @pengyong_zhang感谢您澄清 i.MX 8M Plus 和 i.MX 93 的热区划分。请您澄清以下问题: i.MX8MPLUS 1. GPU 温度:是否有专门的系统路径(如 /sys/class/thermal/thermal_zoneX/temp)来读取单个 GPU 温度,还是仅包含在 soc-thermal 区域(thermal_zone1)中? 2. GPU 负载:读取 /sys/kernel/debug/gc/load 是检查 GPU 负载的标准方法吗?还是也需要按照 ML 用户指南第 7.1.2 节中详述的过程进行检查? i.MX93: 由于没有像 nputop 这样的原生工具来监测 NPU 负载和温度,我们想问:将推理执行卸载到 NPU 与单独在 CPU 上运行相比,通过测量 CPU 负载的减少量来推导出相对 NPU 利用率是否有效? 如果这种方法不推荐,是否有其他驱动节点或性能计数器可以用来估算推理运行期间的 NPU 活动?
記事全体を表示
PCA9450降压电压外部容差 我们使用 PCA9450BHNY 为 i.MX8 Nano 供电。 在生产测试期间,我们测量 Buck 1 (V_0V95_SOC) 和 Buck2 (V_0V85_ARM) 的电压,并检查电压限制为 0.85V +/- 2%。 在此测试期间,CPU 停止运行,闪存未编程。 从 2026 年 8 月开始,某些电路板上的电压升高并违反了上限。 不仅单个电路板的电压升高,而且数千个电路板的平均电压也升高了。 存在一个 PCN(202502007F01:PCA9450 / MP90 双晶圆制造源扩展) 去年(2025年4月25日)从SSMC到PSMC 新的晶圆厂会不会是问题的根源? i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: PCA9450 Buck Voltage outside tolerance 您好! 感谢您的耐心等待。我目前正在内部核实此事,一旦有最新消息,我会立即回复您。
記事全体を表示
请求将已归档的 S32K3 FreeRTOS 2.0.0 和 TCP/IP 1.0.1 软件包添加到我的 NXP 帐户 您好,NXP支持团队, 我正在使用 S32 Design Studio 3.4 和 S32K3 RTD 2.0.0 开发一个 S32K344 项目。我有一个现有的以太网/lwIP项目,该项目最初是用以下软件版本创建的: S32 设计工作室:3.4 S32K3 RTD:2.0.0 FreeRTOS:10.4.6 UOS 2.0.0 S32K3 TCP/IP 协议栈:RTM 1.0.1 我现在需要在配置工具中修改项目,以添加 FlexCAN 配置。但是,我目前的 S32DS 安装中没有安装匹配的 FreeRTOS 和 TCP/IP 配置工具包。 因此,当我使用“更新代码”时,“配置工具”无法识别现有的 FreeRTOS/lwIP 组件,并建议删除诸如以下文件: FreeRTOSConfig.h lwipcfg.h lwipopts.h lwippools.h netifcfg.h netifcfg.c 我账户中可用的较新软件包与此项目不兼容。例如,FreeRTOS 2.0.1 和 TCP/IP 1.0.1 HF1 与 RTD 2.0.1 一致,而我的项目基于 RTD 2.0.0。 我知道配套的 FreeRTOS 2.0.0 软件包已被归档。请将以下已存档代码包/软件包的访问权限添加到我的 NXP 帐户中? SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip 如果可能,还要提供匹配的 TCP/IP 数据包: S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip 需要这些软件包,以便我可以使用最初开发该项目时使用的相同软件版本打开并重新生成现有项目,而无需将整个项目迁移到不同的 RTD 版本。 我的目标是:   MCU: S32K344 S32DS: 3.4 S32K3 RTD: 2.0.0 FreeRTOS: 10.4.6 UOS 2.0.0 TCP/IP Stack: RTM 1.0.1 请问能否为我的账户启用这些存档下载功能,或者提供获取它们的正确步骤? 谢谢! Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account 你好@Aaditya773 , 我了解到您正在尝试访问旧版本。这些旧软件包已过时且不再维护,但是,如果该帐户之前申请过访问该软件包,您应该可以通过 Flexera 门户中的“以前”选项卡看到它: Julin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.png 如果该帐户没有访问权限,我想引导您走上一条更可持续的道路:将您的项目迁移到 RTD 6.0.0 或 RTD 7.0.0。较新的 RTD(以及 FreeRTOS 和 Stack 版本)提供了已记录的已知问题、错误修复、优化,以及对 K3 衍生品的更广泛支持。 社区中有很多利用新型RTD封装实现以太网功能的案例: 示例 S32K358 GMAC lwIP FreeRTOS RDBESS S32DS 3.6.1 RTD600 示例 S32K389 GMAC1 SABRE lwIP FreeRTOS S32DS 3.6.1 RTD600 示例 S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB S32DS 3.6.1 RTD 6.0.0 [RTD600 MCAL] 示例 FRDM-A-S32K358 EMAC lwIP FreeRTOS S32DS 3.6 RTD 6.0.0 对于 RTD 6.0.0,您可以安装以下兼容软件包: SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_6.0.0_CD1_D2506_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_TCPIP_STACK_3.0.0_D2507_DesignStudio_updatesite.zip 对于 RTD 7.0.1,您可以安装以下兼容的 代码包,软件包: SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0_CD1_HF1_D2511_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_TCPIP_STACK_5.0.0_CD01_D2605_DesignStudio_updatesite.zip 如果您确定需要使用旧版软件包才能继续使用旧版软件进行开发,请联系您指定的代理商或 NXP 联系人,以帮助我解决问题。 此致, 朱利安 Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account 你好,朱利安, 感谢您的回复,并分享了 RTD 6.0.0 的迁移路径。 我已经尝试设置新的环境,但不幸的是,旧的 S32K344-WB 项目在新软件栈下仍然无法正常工作。该项目最初是围绕较旧的 S32DS 3.4 / PlatformSDK 2.0.0 版本创建的,原始配置的几个部分无法顺利已翻译为较新的环境。 该项目具体依赖于: S32 设计工作室 3.4 S32K344 / S32K3 平台 SDK 2.0.0 ${PLATFORMSDK_S32K3_2022_03_S32K344_M7_2.0.0_PATH} SW32K3_RTD_4_4_2_0_0_D2203 SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip 我已查看可用下载和先前下载记录,但我的帐户中找不到这些已存档的软件包。 目前看来,较新的软件包似乎无法替代这个特定的遗留项目,因此,如果 NXP 能将所需的已归档的 S32DS 3.4 兼容软件包提供给我的帐户,我将非常感激。 具体来说,能否请您添加或提供以下访问权限: S32K3 / S32K344 平台SDK 2.0.0 / RTD 2.0.0 SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip S32DS 3.4 下 S32K344 所需的任何匹配的 S32 配置工具/设备支持包 如果能将这些存档软件包添加到我的可用下载列表中,我将非常感激,因为我一直找不到其他能与此项目正确配合使用的安装程序。 非常感谢您的帮助。 Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account 你好@Aaditya773 , 由于“上一页”选项卡中没有该软件包,因此该帐户很可能一开始就没有访问过该软件包的权限。 如果您有指定的现场应用工程师 (FAE) 或销售代表,请联系他们,以便他们申请访问您的帐户。 另一方面,如果您想将 S32K344-WB 项目迁移到更新的 RTD,我可以协助您解决过程中遇到的任何问题。 此致, 朱利安
記事全体を表示
MCU SDKにI2Cドライバを追加 NXPチームの皆様、こんにちは。 MCU SDKに24cxxシリーズのeeprom i2cドライバを追加したいと考えています。どうやって追加できるのでしょうか? ありがとうございます。 Re: Add I2C driver to MCU SDK こんにちは、 @taw さん。 あなたが共有してくれた情報からすると、カスタムSDKを探しているのだと思います。 このプロセスは使っているIDEによって異なります。 MCUXpresso for VS Codeについては、以下のドキュメントを参照してください。 MCUXpresso SDK:カスタムマニフェストの作成 MCUXpresso IDEについては、以下のドキュメントを参照してください。 カスタム基板サポートパッケージの作成 |NXP半導体 もしこれがあなたの言及でなければ、申請の詳細を教えていただけますか? よろしくお願いします、 パブロ
記事全体を表示
Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account Hello NXP Support Team, I am working on an S32K344 project using S32 Design Studio 3.4 and S32K3 RTD 2.0.0. I have an existing working Ethernet/lwIP project that was originally created with the following software versions: S32 Design Studio: 3.4 S32K3 RTD: 2.0.0 FreeRTOS: 10.4.6 UOS 2.0.0 S32K3 TCP/IP Stack: RTM 1.0.1 I now need to modify the project in Configuration Tools to add a FlexCAN configuration. However, my current S32DS installation does not have the matching FreeRTOS and TCP/IP Configuration Tools packages installed. Because of this, when I use Update Code, Configuration Tools does not recognize the existing FreeRTOS/lwIP components and proposes deleting files such as: FreeRTOSConfig.h lwipcfg.h lwipopts.h lwippools.h netifcfg.h netifcfg.c The newer packages available in my account are not compatible with this project. For example, FreeRTOS 2.0.1 and TCP/IP 1.0.1 HF1 are aligned with RTD 2.0.1, while my project is based on RTD 2.0.0. I understand that the matching FreeRTOS 2.0.0 package has been archived. Could you please add access to the following archived packages to my NXP account? SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip and, if possible, the matching TCP/IP package: S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip These packages are required so I can open and regenerate the existing project using the same software versions it was originally developed with, without migrating the entire project to a different RTD release. My target is:   MCU: S32K344 S32DS: 3.4 S32K3 RTD: 2.0.0 FreeRTOS: 10.4.6 UOS 2.0.0 TCP/IP Stack: RTM 1.0.1 Could you please enable these archived downloads for my account, or provide the correct procedure for obtaining them? Thank you. Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account Hello @Aaditya773, I understand you are trying to access the older releases. These older packages are outdated and no longer actively maintained, however, if the account had requested access to the package before, you should be able to see it through the 'Previous' tab inside the Flexera portal: Julin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.png If the account does not have access, I would like to guide you toward a more sustainable path: migrating your project to RTD 6.0.0 or RTD 7.0.0. Newer RTD (as well as FreeRTOS and Stack releases) provide documented known issues, bugfixes, optimizations, as well as a broader support for K3 derivatives. There are various community examples for Ethernet enablement with newer RTD packages:  Example S32K358 GMAC lwIP FreeRTOS RDBESS S32DS 3.6.1 RTD600 Example S32K389 GMAC1 SABRE lwIP FreeRTOS S32DS 3.6.1 RTD600 Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB S32DS 3.6.1 RTD 6.0.0 [RTD600 MCAL] Example FRDM-A-S32K358 EMAC lwIP FreeRTOS S32DS 3.6 RTD 6.0.0  For RTD 6.0.0, you can install the following compatible packages: SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_6.0.0_CD1_D2506_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_TCPIP_STACK_3.0.0_D2507_DesignStudio_updatesite.zip For RTD 7.0.1, you can install the following compatible packages: SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0_CD1_HF1_D2511_DesignStudio_updatesite.zip SW32K3_TCPIP_STACK_5.0.0_CD01_D2605_DesignStudio_updatesite.zip In case you determine the older package is necessary to continue your development with the older SW version, please help me by contacting your assigned distributor or NXP contact. Best regards, Julián Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account Hello Julián, Thank you for your response and for sharing the RTD 6.0.0 migration path. I have tried setting up the newer environment, but unfortunately the older S32K344-WB project still does not work correctly under the newer software stack. The project was originally created around the older S32DS 3.4 / PlatformSDK 2.0.0 generation, and several parts of the original configuration do not translate cleanly to the newer environment. The project specifically depends on: S32 Design Studio 3.4 S32K344 / S32K3 PlatformSDK 2.0.0 ${PLATFORMSDK_S32K3_2022_03_S32K344_M7_2.0.0_PATH} SW32K3_RTD_4_4_2_0_0_D2203 SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip I have checked the available and Previous downloads, but I cannot find these archived packages for my account. At this point, the newer packages do not seem to be a workable replacement for this particular legacy project, so I would be very grateful if NXP could make the required archived S32DS 3.4-compatible packages available to my account. In particular, could you please add or provide access to: S32K3 / S32K344 PlatformSDK 2.0.0 / RTD 2.0.0 SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zip any matching S32 Configuration Tools / device-support package required for S32K344 under S32DS 3.4 I would really appreciate it if these archived packages could be added to my available downloads, since I have not been able to find another setup that works correctly with this project. Thank you very much for your help. Re: Request to add archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 and TCP/IP 1.0.1 packages to my NXP account Hello @Aaditya773, Since the SW package is not available through the 'Previous' tab, most likely the account never had access to the package in the first place. If you have an assigned FAE, or Sales representative, please help me by contacting them so they can request access for your account. On the other hand, if you would like to work on migrating the S32K344-WB projects to newer RTD, I can assist you with any issues during the process. Best regards, Julián
記事全体を表示
向MCU SDK添加I2C驱动程序 您好,NXP团队, 我们希望在MCU SDK中添加我们的24cxx系列eeprom i2c驱动程序。我们该如何添加它? 谢谢 & 此致敬礼, Re: Add I2C driver to MCU SDK 嗨@taw , 根据您提供的信息,我推测您正在寻找定制的 SDK。 具体过程取决于您使用的集成开发环境 (IDE)。 对于 VS Code 版 MCUXpresso,您可以参考以下文档: MCUXpresso SDK:创建自定义清单 对于 MCUXpresso IDE,您可以参考以下文档: 创建定制板支持包 | 恩智浦半导体 如果您指的不是这个,请您提供更多关于您的请求的详细信息好吗? 此致, 巴勃罗
記事全体を表示
Plumber Fairfield CA Fast & Reliable Local Plumbers Plumber Fairfield CA provides professional plumbing services for homeowners and businesses dealing with everyday plumbing needs and unexpected emergencies. From leaking faucets and clogged drains to water heater problems and damaged pipes, having access to a dependable local plumber can help prevent small plumbing issues from becoming more serious and costly. The main idea behind choosing a Plumber Fairfield CA is simple: get reliable local help when you need plumbing repairs, maintenance, or emergency assistance. Professional plumbers can diagnose plumbing problems, recommend the appropriate solution, and complete repairs using the right tools and techniques. Whether you are dealing with a slow drain, a hidden leak, low water pressure, sewer problems, or a water heater issue, a qualified plumber in Fairfield, CA can help keep your residential or commercial plumbing system working properly.
記事全体を表示
科罗拉多州洛夫兰市水管工常见管道问题及何时寻求帮助 最后更新日期:2026年9月9日(官方网站链接见评论框) Loveland Co 管道公司指的是科罗拉多州 Loveland 市提供的专业管道服务,旨在帮助房主和企业处理常见的管道需求。从水龙头漏水、排水管堵塞到热水器问题以及更复杂的管道维修,经验丰富的管道工可以提供切实可行的解决方案,使管道系统正常运转。这就是为什么在科罗拉多州洛夫兰市选择一位可靠的水管工,以便在需要及时可靠的服务时非常重要的原因之一。 Plumber Loveland Co 的主要理念很简单:为客户提供专业的管道服务,包括日常维修、维护、安装和突发的管道问题。合格的当地水管工可以帮助找出问题的原因,推荐合适的解决方案,并安全高效地完成必要的工作。无论您需要小修小补还是大型管道工程方面的帮助,拥有值得信赖的管道专业人员都能帮助保护您的财产,并保持您家中管道系统的顺畅运行。
記事全体を表示
安装 S32K312 的 RTD 我正在尝试在 S32 Design Studio v 3.6.6上为 S32K312 设置开发环境,具体步骤如下: 1. 下载了 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 2. 在 S32 Design Studio 3.6.6 中打开了“S32Extensions and Updates”。在 Windows 11 系统上运行,并已安装 S32K3 实时驱动程序,如下所示: durga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.png 3. 按照提示重启了IDE(我也尝试过重启电脑)。 由此看来,我无法看到对 K3 系列的支持。“新建项目”对话框中没有显示此选项: durga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.png 如果我尝试安装如下所示的“S32K3XX”驱动程序: durga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.png 我收到如下所示的错误信息: durga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.png 现在在 S32DS v 3.6.2 上重复整个过程略有改善:现在“新建项目”对话框中列出了 K312 选项,但没有列出其 SDK: durga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.png 我做错了什么? Re: Installing RTD for S32K312 嗨@VaneB 很遗憾,我在S32DS 3.6.6上没有对应的版本。我已经尝试将 RTD 版本从 7.0.1 降级到 6.0.0。 是否有适用于 3.6.6 的特定版本? Re: Installing RTD for S32K312 你好@durga_choudhury 截图来自我的 S32DS 3.6.10 系统。安装过程;但是,您应该会在 IDE 中看到类似的设置。 VaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.png 另外,根据你分享的截图,我可以看到你已经成功安装了 RTD 7.0.1。由于 RTD 7.0.1 依赖于 S32K3 开发包,因此该软件包很可能已经安装。 Re: Installing RTD for S32K312 嗨@VaneB 请详细说明一下您的评论。 我看到我安装了 S32K1xx 的“开发包”(这也是我使用的 MCU 系列): durga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.png 但我发现K3并没有类似的功能。 那么我该如何安装呢?重申一下,我目前为止所做的工作是: 1. 下载了 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 2. 已将其添加为 S32 DS v 3.6.6的更新站点 3. 安装了以下软件: durga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.png Re: Installing RTD for S32K312 你好@durga_choudhury 来自您的 S32DS 3.6.6安装过程中,似乎没有安装 S32K3 开发包。 关于 S32DS 3.6.2,请注意,RTD 7.0.1 是使用 S32DS 3.6.4 开发和验证的。因此,我们建议使用 S32DS 3.6.4 版本。或者使用更新的版本以确保兼容性并避免潜在问题。 此外,还需要验证工具链。创建项目时,请确保已安装 NXP GCC 10.2.0 并选择其作为项目工具链。 BR,VaneB Re: Installing RTD for S32K312 你好@durga_choudhury 我的配置是RTD 7.0.0。随 S32DS 3.6.6 一起安装。但是,如前所述,RTD 7.0.1 应该可以正常工作,因为这些版本的设置非常相似。 能否分享一下您的安装详情?
記事全体を表示
POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK I am using NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK and want to monitor the POWER consumption at runtime how can I get this data ? The agenda is to monitor the power during the inference of AI-models. How can I monitor the power metrics ?  How can I monitor power metrics using only software, without any external hardware? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK Thank you for this detailed information and reference to ANI3054. This is very helpful. Does the i.MX93 EVK also have a similar power measurement setup , or is there a different approach recommended for i.MX93? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK Please refer to the document AN13054 i.MX 8M Plus Power Consumption Measurement To measure the power consumption, the PWR CPU board is designed with current sense resistors of suitable value inserted between the PMIC and CPU for each key power rail. The power data is obtained by sampling the average voltage drop across the sense resistors using power monitor chip PAC1934. The voltage drop for each power supply is divided by its sense resistor value within the BCU PC software tool to calculate the current.
記事全体を表示
ハードウェアシミュレーションには、システムVerilogやVAMS、またはPCA9698DGG,512(GPIOエキスパンダー)のspiseモデルが必要です。 システム用Verilog、VAMS、またはIOエクスパンダーの部品番号のSPICEモデルが必要です - PCA9698DGG,512。重要な業務に必要なため、至急ご提供ください。 データシートリンク - PCA9698 40ビットFm+ I2Cバス:RESET、OE、INT対応の高度なI/Oポート
記事全体を表示
IMXRT1176 应用程序崩溃,之后 IMXRT 无法启动。 您好, 我正在使用 IMXRT1176 定制板,在应用程序和辅助引导加载程序开发过程中,我的应用程序崩溃了,之后我无法刷写我的应用程序。我尝试进入串口下载器模式,然后擦除FLEXSPI NOR Flash,即使这样它仍然显示: “Flash Driver V.2 启动失败 - rc Ef(55): 动态闪存驱动程序启动未能提供闪存参数。终止 (0x0, 0x0, 0x0) 状态 0x40 - 驱动程序报告初始化失败 - EXTSPIJ 驱动程序 rc 20107 (0x4E8B) 芯片初始化失败 - Ef(55): 动态闪存驱动程序启动无法提供闪存参数。初始化闪存驱动程序 MIMXRT1170_SFDP_QSPI.cfx##" 我尝试通过 USB 将 NXP 启动实用程序连接到 MCU,并看到了以下日志。 "--------MCU设备ROM信息-------- 唯一 ID[31:00] = 0x8295ad77 唯一 ID[63:32] = 0x242cc80e 当前版本 = K3.0.1 目标版本 = T3.0.0 生命周期状态 = HAB 开放 --------MCU Flashloader 信息------- 当前版本 = K2.8.0 目标版本 = T1.0.1 --------MCU 设备 eFusemap-------- (0x940) SYSBT_CFG0 = 0x0 (0x950) SYSBT_CFG1 = 0x0 (0x960) SYSBT_CFG2 = 0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 当 BMOD[1:0] = 2'b00(从熔丝启动)且引导设备中没有应用程序时,MCU 直接进入串口下载器模式。 当 BMOD[1:0] = 2'b10(内部启动)时,MCU 将根据 BOOT_CFGx 引脚和熔丝 BOOT_CFGx 启动应用程序。 ----------FlexRAM 存储器----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCU设备ROM信息-------- 唯一 ID[31:00] = 0x8295ad77 唯一 ID[63:32] = 0x242cc80e 当前版本 = K3.0.1 目标版本 = T3.0.0 生命周期状态 = HAB 开放 --------MCU Flashloader 信息------- 当前版本 = K2.8.0 目标版本 = T1.0.1 --------MCU 设备 eFusemap-------- (0x940) SYSBT_CFG0 = 0x0 (0x950) SYSBT_CFG1 = 0x0 (0x960) SYSBT_CFG2 = 0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 当 BMOD[1:0] = 2'b00(从熔丝启动)且引导设备中没有应用程序时,MCU 直接进入串口下载器模式。 当 BMOD[1:0] = 2'b10(内部启动)时,MCU 将根据 BOOT_CFGx 引脚和熔丝 BOOT_CFGx 启动应用程序。 ----------FlexRAM 存储器----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCU设备ROM信息-------- 唯一 ID[31:00] = 0x8295ad77 唯一 ID[63:32] = 0x242cc80e 当前版本 = K3.0.1 目标版本 = T3.0.0 生命周期状态 = HAB 开放 --------MCU Flashloader 信息------- 当前版本 = K2.8.0 目标版本 = T1.0.1 --------MCU 设备 eFusemap-------- (0x940) SYSBT_CFG0 = 0x0 (0x950) SYSBT_CFG1 = 0x0 (0x960) SYSBT_CFG2 = 0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 当 BMOD[1:0] = 2'b00(从熔丝启动)且引导设备中没有应用程序时,MCU 直接进入串口下载器模式。 当 BMOD[1:0] = 2'b10(内部启动)时,MCU 将根据 BOOT_CFGx 引脚和熔丝 BOOT_CFGx 启动应用程序。 ----------FlexRAM 存储器----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCU设备ROM信息-------- 唯一 ID[31:00] = 0x8295ad77 唯一 ID[63:32] = 0x242cc80e 当前版本 = K3.0.1 目标版本 = T3.0.0 生命周期状态 = HAB 开放 --------MCU Flashloader 信息------- 当前版本 = K2.8.0 目标版本 = T1.0.1 --------MCU 设备 eFusemap-------- (0x940) SYSBT_CFG0 = 0x0 (0x950) SYSBT_CFG1 = 0x0 (0x960) SYSBT_CFG2 = 0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 当 BMOD[1:0] = 2'b00(从熔丝启动)且引导设备中没有应用程序时,MCU 直接进入串口下载器模式。 当 BMOD[1:0] = 2'b10(内部启动)时,MCU 将根据 BOOT_CFGx 引脚和熔丝 BOOT_CFGx 启动应用程序。 ----------FlexRAM 存储器----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = --------" 它显示“MCU 已进入 Flash 加载器,但配置外部存储器失败,请 RESET 板并设置正确的引导设备,然后重试”。 我的 或非 Flash 是 W25Q32JV 四通道SPI。 请您在这件事上帮帮我。 谢谢! 纳根德拉 Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot 嗨@Gavin_Jia , 感谢您的回复。 1.我从内存运行示例,得到的 ID 为 0。 2. Flash 连接到 FlexSPI A FlexSPI1 信号 RT1176 球/焊盘名称 FLEXSPI1_A_SCLK GPIO_SD_B2_07 FLEXSPI1_A_DATA0 GPIO_SD_B2_08 FLEXSPI1_A_DATA1 GPIO_SD_B2_09 FLEXSPI1_A_DATA2 GPIO_SD_B2_10 FLEXSPI1_A_DATA3 GPIO_SD_B2_11 FLEXSPI1_A_SS0_B GPIO_SD_B1_06 这块板之前可以正常用于我们的应用程序,我曾用它按照 FlexSPI 示例程序,通过擦除和重新编程闪存,为我们的应用程序实现辅助引导加载程序。但在此期间,应用程序卡住了,从那以后我就无法再刷写闪存了。 Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot 你好@Nagendra_Kumar , 日志显示 MCU、ROM 和 Flashloader 都正常(HAB 打开,串行下载器连接)。故障发生在 FlexSPI 到 W25Q32JV 的初始化过程中:工具甚至无法读取 SFDP 参数,因此这是板/配置问题,而不是烧录工具的问题。由于新刷机也失败了,请按以下顺序检查: 首先从内部 RAM 运行 flexspi_nor_polling_transfer_cm7 示例,并读取 W25Q32JV 的 JEDEC ID。如果无法读取 ID,则确认存在硬件/引脚问题——暂时不要关注刷机工具。 确认闪存位于哪个 FlexSPI 实例/引脚组上。默认的 .cfx 文件MCUBootUtility 假定 FlexSPI1 端口 A(EVK 接线)。如果您的 FlexSPI2 或 FlexSPI1 是辅助接口,请修改 option0 中的引脚组字段,并烧录 FLEXSPI_PIN_GROUP_SEL 熔丝(地址 0x9A0[10]);在 MCUBootUtility 中显式选择匹配的实例。 建议使用安全配置工具 (SPT) ,它内置了 W25Q 系列的 FCB 模板和启动内存配置功能,以便首先验证设置。 另外,请确认:这块板之前是否曾通过W25Q32JV成功编程和启动过? 此致, 加文 Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot 您好, 我忘了说,我还把 或非 闪存换成了新的。错误依然存在。
記事全体を表示
i.MX8M Plus:同时运行 VIP8000 时出现间歇性帧向下偏移和绿色顶带闪烁 1. 系统和环境 参数配置 SoC NXP i.MX 8M Plus 四核处理器 芯片版本 A1 / B0 核心 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 BSP NXP linux-imx / LTS-Next Vivante / Galcore 司机 6.4.11.p3.1049711 Galcore 位置 drivers/mxc/gpu-viv/galcore(内置) 2D引擎 Vivante GC520L (imxvideoconvert_g2d / libg2d.so) 纳米物理大学 VeriSilicon/Vivante VIP8000 NPU性能 2.3 顶级 视频编码器 Hantro VC8000E (v4l2h264enc) 内存 约 5.7 GB LPDDR4 CMA 总计 约960 MB 2. 问题描述 我们观察到,当VIP8000 NPU 推理与使用 GC520L G2D 引擎的硬件缩放/颜色转换同时运行时,会出现间歇性视频损坏问题。 受影响的 H.264 流不会完全变成绿色。相反,个别帧偶尔会出现以下情况: 当前图像似乎向下移动了少量像素/扫描线。 画面顶部出现一条水平的绿色条带。 下一帧立即恢复到正确位置。 结果是画面间歇性向下跳帧/绿色顶部边缘闪烁。 该问题在并发加速器工作负载期间可以重现,但当单独测试 NPU 或 G2D 工作负载时则无法可靠地重现。 3. 主要观察结果 3.1 仅 G2D 工作负载稳定 我们可以同时运行最多三个 G2D 视频分支: 主屏幕:1080p 字幕:360p MJPEG:480p 已禁用NPU。 视频长时间保持稳定,未观察到绿帧或帧偏移。 3.2 仅使用 NPU 的工作负载稳定 当 G2D 处理不活跃时,VIP8000 NPU 的重型推理以大约15–30 FPS 的速度持续运行,没有观察到推理错误或视频损坏。 3.3 用 CPU 处理代替 G2D 处理可以消除该问题。 当硬件 G2D 处理被以下方式取代时: videoscale ! videoconvert 即使 NPU 持续满负荷运行,系统仍保持稳定。 不再出现绿带/帧偏移问题。 3.4 并发 NPU + G2D 会触发该问题 当 NPU 处于活动状态且 G2D 同时用于视频/AI 处理时,就会出现数据损坏。 引入额外的 G2D 工作负载时,频率会增加。 这表明该问题与并发加速器活动有关,而不是与单个 NPU 或 G2D 工作负载本身有关。 4. 测试矩阵 我们进行了以下测试以找出故障原因。 测试 NPU AI 处理视频 G2D 结果 1 关 无 主 + 子 + MJPEG(3 个 G2D 分支) 通过——无闪烁 2 关 SHM附件 主字幕 + MJPEG 通过——无闪烁 3 ON 状态 G2D 功能 主要 G2D 故障——观察到间歇性绿带/帧偏移 4 ON 状态 CPU(视频缩放!视频转换) 主要 G2D 通过——主流清洁 5 ON 状态 CPU 主+子 G2D 失败——当引入额外的 G2D 工作负载时出现此问题。 6 ON 状态 CPU 所有视频分支均已转换为 CPU 缩放 通过——所有溪流均保持清洁 注意:我们目前正在准备一个较小的独立组网 \\(SA\\) 复现程序,以确定触发该问题所需的最小并发 G2D 客户端数量。 5. 当前调查 根据以上结果,我们想了解这种行为是否可能与以下某个领域有关。 A. Galcore / 加速器并发 在我们的设备树中,GPU/NPU 组件是同一个 GPU/ML 子系统的一部分: mix_gpu_ml@40000000 { compatible = "fsl,imx8mp-gpu", "fsl,imx8-gpu-ss"; cores = <&gpu_3d &ml_vipsi &gpu_2d>; reg-names = "phys_baseaddr", "contiguous_mem"; memory-region = <&gpu_reserved>; }; 中断也由 galcore 处理: 34: 520 0 0 0 GICv3 35 Level galcore:0 35: 13583 0 0 0 GICv3 45 Level galcore:3d-1 36: 1737916 0 0 0 GICv3 57 Level galcore:2d 我们想了解: galcore 是否在 GC520L、GC7000 和 VIP8000 之间共享同步原语或锁? G2D 和 NPU 命令队列是否完全独立? 当 VIP8000 推理处于活动状态时,多个 G2D 客户端/进程提交工作是否存在任何已知限制? 在并发工作负载下,命令提交、上下文管理、中断处理或资源锁定是否会引入延迟? B. 片上网络/DDR带宽或服务质量 GC520L G2D 和 VIP8000 NPU 都是主动总线主控器,可访问外部 LPDDR4 内存。 我们想确定高负载NPU推理是否可能: 大幅增加NoC/DDR流量。 增加 G2D 的内存访问延迟。 导致 G2D 交易延迟。 找出 G2D 与下游消费者之间的时序/同步问题。 受NoC/DDR QoS优先级的影响。 NXP能否就i.MX8MP上可用于调查此类工作负载的推荐NoC/AXI/DDR性能监控和QoS功能提供指导? C. G2D 缓冲区同步/栅栏/步长问题 这种视觉瑕疵特别有趣,因为整个画面并没有损坏。 受影响的帧大致如下所示: +----------------------------------+ | GREEN HORIZONTAL BAND | +----------------------------------+ | | | | | IMAGE SHIFTED DOWN | | | | | +----------------------------------+ 这让我们不禁怀疑,这个问题是否可能涉及以下方面: G2D目标缓冲区同步。 DMA-BUF 所有权/重复使用。 围栏信号/完工。 临时 G2D 目标偏移/步长状态。 G2D内存写入延迟。 在 G2D 操作完全完成之前,下游 VPU 访问就已经发生。 具体来说,延迟的 G2D 完成或同步事件是否会导致 v4l2h264enc / VC8000E 在所有 G2D 写入完成之前消耗目标 DMA-BUF? NXP G2D/V4L2 流水线中是否存在已记录的同步机制,以保证在 VPU 消耗目标 DMA-BUF 之前 G2D 完成? D. 内存 / CMA 我们在重现问题时监控了内存使用情况: Total RAM : ~5.7 GB CmaTotal : ~960 MB CmaFree : ~677 MB 因此,在故障期间,CMA 并未接近耗尽。 但是,我们想了解是否还有其他与内存相关的因素会影响并发的 NPU/G2D/VPU 工作负载,例如: DMA-BUF 同步。 缓存一致性。 内存功能域映射。 物理缓冲区对齐。 缓冲区重复使用。 IOMMU/MMU映射。 保留内存交互。 6.其他诊断实验 我们目前正在准备一个最小的独立组网 (SA) 复现程序,以消除应用程序层面的复杂性。 计划中的复制器将包含: Thread 1 → VIP8000 NPU inference Thread 2 → GC520L G2D processing Thread 3 → Additional GC520L G2D processing 我们还计划测试以下配置: NPU OFF + G2D NPU ON + G2D NPU ON + 2 × G2D NPU ON + G2D → buffer inspection NPU ON + G2D → VPU encoder 这应该有助于确定损坏是发生在 G2D 输出缓冲区本身,还是仅在缓冲区被 VPU 消耗之后才发生。 7. 向恩智浦提出的问题 我们希望恩智浦能就以下方面提供指导。 1. 已知的硬件/软件限制 是否同时进行以下操作: VIP8000 NPU + GC520L G2D + VC8000E VPU i.MX8M Plus 完全支持,包括多个同时运行的 G2D 客户端? 对于这种组合,是否存在已知的硬件限制、勘误或软件限制? 2. Galcore VIP8000 和 GC520L 同时运行时是否存在已知的 galcore 问题? 具体而言,是否存在以下方面的已知问题: 共享锁 命令队列, 上下文切换, 中断处理 同步, 或者资源管理? 3. DMA缓冲区/同步 在下游 V4L2/VPU 组件消耗目标 DMA-BUF 之前,使用什么机制来保证 G2D 完成? 在并发加速器工作负载下,imxvideoconvert_g2d / libg2d 是否存在已知的围栏或缓冲区所有权问题? 4. 片上网络/服务质量 NXP 推荐使用哪些调试寄存器、调试文件系统节点、性能计数器或工具进行测量? GC520L AXI 流量, VIP8000 AXI 流量, VPU流量, DDR带宽, NoC 争议, 以及服务质量/仲裁行为? 5. 驱动程序版本 我们目前使用的是: Kernel: 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 Galcore: 6.4.11.p3.1049711 这种组合是否是 i.MX8MP 的验证/推荐配置? 是否有更新的 galcore / G2D 驱动程序或补丁集可以解决并发 NPU/G2D 工作负载的问题? 6. 硅勘误表 请问我们A1/B0版本的i.MX8M Plus芯片勘误表中是否存在以下问题? G2D, VIP8000 VPU, AXI/NoC仲裁, DDR, 缓存一致性 或者同时进行加速器操作? 7. 推荐配置 对于需要以下条件的应用程序: VIP8000 NPU inference + multiple G2D scaling/color-conversion pipelines + VC8000E H.264 encoding NXP推荐哪种配置? 是否有具体规定: 驱动程序参数 QoS设置, 内存/缓冲池配置, 同步机制 或 GStreamer 流水线实践 应该遵循什么? 8. 我们可以提供的信息 如有需要,我们可以提供以下服务: 完整的 GStreamer 流水线。 设备树配置。 内核配置。 重现过程中的 dmesg 输出。 /proc/中断。 G2D/NPU 工作负载详情。 v4l2-ctl 信息。 最小 NPU + G2D 复现器。 包含损坏帧的视频样本。 驱动程序版本和内部版本信息。 我们非常感谢您提供任何关于推荐的调试程序或附加跟踪/寄存器的指导,以帮助确定根本原因是否与G2D/NPU 同步、DMA-BUF/fence 处理、NoC/DDR 竞争、galcore 或芯片限制有关。 谢谢! 毗湿奴 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
記事全体を表示
PCF85263AT/AJ -- 画面に表示される分数が任意の値を示しています コード移行作業の一環として、BSFフラグが設定されてしまうという問題に直面しています。BSFフラグが設定されていることにより、分レジスタのEMONビットも設定されます。 その結果、画面に表示される「分」の値は任意の値を示しています。さらに、年の値が正しく保存されず、RTCの日付と時刻を設定した後でも、2000年と表示され続けます。 下記の条件でテストを試みましたが、問題は依然として解決していません。 フラグレジスタ(0x43)を0x00に設定し、すぐに読み取ったところ、0x00が表示されました。しかし、3秒後にレジスタを再度読み取ったところ、値は再び0x08(または0x00)に設定されていた。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value こんにちは、Ris_eekさん 良い一日! BSFフラグが単にクリアできないというだけではない。代わりにRTCは新しいバッテリー切り替えイベントを検出し、再びBSFを設定しています。データシートによると、バッテリー切り替えロジックが電源遷移イベントを検出したときにBSFが設定されます 約3秒後に再アサートされるという事実は、VDDの電源が繰り返しバッテリー切り替え閾値を下回り、繰り返しVDD>VBAT>VDDの切り替えを引き起こしていることを意味します。各遷移はBSFをリセットします。 RafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.png この絶え間ない電圧変動により、RTC(リアルタイムクロック)が常にリセットされるため、常に2000年と表示されるのです。電源信号に問題がないか確認することをお勧めします。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value こんにちは、Ris_eekさん 良い一日! データシートには次のように記載されています。 フラグBSF(レジスタフラグ、アドレス2Bh)の主張は、ピンINTAおよびINTBで割り込みを生成するために使用できます。割り込みはパルス信号として生成されるか、あるいはビットBSF条件に従う恒常アクティブ信号として生成されることがあります。BSFはコマンドによって解除されるまで設定されたままになります。 私が送った参照画像には「インターフェース経由でクリア済み」と記載されています。 自動的にクリアされるわけではなく、クリアする必要があります。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 親愛なるラファールへ メールありがとうございます。   ハードウェアにおいては、VDD(4.93VDC)とVBAT(3.02VDC)の電圧は一定である。電圧変動を防ぐため、バッテリー供給には100 nFのコンデンサが接続されています。 バッテリースイッチレジスタ(26h)は0x00に設定されています。したがって、BSM(バッテリースイッチモード)はVレベルでスイッチングするように設定されています。Vレベルが1.5Vなのは、BSTH(バッテリースイッチ閾値電圧)ビットが0に設定されているためです。 前回のメールで参照した図25に示すように: VDD < Vth の場合、BSF は 1 に設定されます。 VDD > VBAT の場合、BSF をクリアする必要があります。 しかし、電源投入状態では、測定された電圧はVDD = 4.93 VDCであり、これはVBAT = 3.02 Vよりも大きい。それでも、BSFは許可されない。 なぜBDDがVBATより大きいのにBSFが固定されているのか、説明していただけますか?
記事全体を表示
没有规则可以设定目标 我尝试在 imx8mp 处理器上构建 Yocto 镜像。文件位于指定位置,我已经验证过,并且在 imx8mp_evk_defconfig 文件中也提到了这一点。 | make[3]: *** 没有规则可以创建目标“arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”。停止。 Re: No rule to make target 请参考以下步骤重新构建Linux内核。 1.请在 sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 文件中,将“freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”添加到变量 KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp 中。 2. 请获取 Linux 内核源代码。 $ bitbake virtual/kernel -c cleansstate $ bitbake virtual/kernel -c patch 3. 请前往 Linux 内核源代码文件夹 tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/linux-imx/6.6.52+git/git,添加 dts 文件 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dts 4. 重建 Linux 内核。 $ bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target 但它仍然在 bitbake 虚拟/内核之后。 Re: No rule to make target 适用于 Linux 内核: 请在 sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 文件中的 KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp 变量中添加“freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”。 然后运行“bitbake virtual/kernel”。 对于 u-boot: 请参考以下步骤在 u-boot 中添加和使用新的 dts 文件。 $ bitbake u-boot-imx -c cleansstate $ bitbake u-boot-imx -c patch 进入 u-boot 源代码文件夹 tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2024.04/git,请将 dts 文件 imx8mp-evk-delta.dts 添加到 arch/arm/dts/ 文件夹中。 请按如下方式修改configurations/imx8mp_evk_defconfig。 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk" 修改为: CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk-delta" 然后重新构建 u-boot: $ bitbake u-boot-imx
記事全体を表示
LIN-stack download - where? Where do I have to download the LIN stack for a S32K116 microcontroller? Various posts point to the NXP Flexnet (?) page under 'S32K1 Reference Software - Automotive SW - LIN-Stacks', however the only file I get is "LINSTACK-K1 'List Of Known Defects' weekly report". The S32DS Extensions and updates page doesn't list any LIN software either. What am I missing? Re: LIN-stack download - where? Hi @daniel_meier, Instead of 'S32K1 Reference Software - Automotive SW - LIN-Stacks', can you try 'Automotive SW - S32K1 Reference Software > Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks'?  You should be able to access it from this link: Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks. If the issue persists, please try using Automotive Software Package Manager instead. Best regards, Julián
記事全体を表示
LIN协议栈下载 - 在哪里? 我应该在哪里下载S32K116微控制器的LIN协议栈? 各种帖子都指向“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”下的 NXP Flexnet (?) 页面,但我得到的唯一文件是“LINSTACK-K1‘已知缺陷列表’周报”。 S32DS 扩展和更新页面也没有列出任何 LIN 软件。 我漏掉了什么? Re: LIN-stack download - where? 嗨@daniel_meier , 请尝试使用“汽车软件 - S32K1 参考软件 > 汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈”代替“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”? 您应该能够通过此链接访问它:汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈。 如果问题仍然存在,请尝试改用汽车软件程序包管理器。 此致, 朱利安
記事全体を表示
No rule to make target I was trying to build an yocto image on an imx8mp processor.The file was in the spectified locations,i have verified and also mentioned it in the imx8mp_evk_defconfig file as well. | make[3]: *** No rule to make target 'arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dtb'. Stop. Re: No rule to make target Please refer to the following procedure to rebuild Linux Kernel. 1. Please add "freescale/imx8mp-evk-delta.dtb \" in variable KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp in file sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 2. Please fetch Linux Kernel source code. $ bitbake virtual/kernel -c cleansstate $ bitbake virtual/kernel -c patch 3. Please go to Linux Kernel source code folder tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/linux-imx/6.6.52+git/git to add dts file arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dts 4. Rebuild Linux Kernel. $ bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target still it comes after bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target For Linux Kernel: Please add "freescale/imx8mp-evk-delta.dtb \" in variable KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp in file sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf Then run "bitbake virtual/kernel". For u-boot: Please refer to the following procedure to add and use new dts file in u-boot. $ bitbake u-boot-imx -c cleansstate $ bitbake u-boot-imx -c patch Go to u-boot source code folder tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2024.04/git, please add dts file imx8mp-evk-delta.dts in folder arch/arm/dts/. Please modify configs/imx8mp_evk_defconfig as the following. CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk" Modify to: CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk-delta" Then rebuild u-boot: $ bitbake u-boot-imx
記事全体を表示
For hardware simulation need system verilog or vams or spice model of PCA9698DGG,512(GPIO expander) Need system verilog or vams or spice model of the IO expander part number- PCA9698DGG,512. Please provide urgently as it is required for a critical work. Datasheet link- PCA9698 40-bit Fm+ I2C-bus advanced I/O port with RESET, OE and INT
記事全体を表示
PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value As part of the code migration task, we are facing an issue where the BSF flag is being set. Due to the BSF flag being set, the EMON bit in the Minutes register is also getting set. As a result, the Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value. Additionally, the Year value is not being saved correctly and continuously shows 2000 even after setting the RTC date and time. I tried to test the condition mentioned below, but the problem still persists.  I set the flag register (0x43) to 0x00 and read it immediately; it showed 0x00. However, when I read the register again after 3 seconds, the value was set again to 0x08 (or 0x00).   Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Hello Ris_eek Good day! The BSF flag is not simply failing to clear. Instead, the RTC is detecting a new battery switch-over event and setting BSF again. According to the datasheet, BSF is set whenever the battery switch-over logic detects a power transition event The fact that it re-asserts after ~3 seconds means the VDD supply is repeatedly dropping below the battery switch-over threshold causing repeated VDD>VBAT>VDD transitions. Each transition re-sets the BSF. RafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.png This constant voltage fluctuation causes the RTC to constantly reset, which is why it only shows the year 2000. I recommend checking if there's a problem with the power supply signal. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Dear Rafar; Thanks for your mail.    In the hardware, the VDD (4.93 VDC) and VBAT (3.02 VDC) voltages are constant. As a precaution against voltage fluctuations, a 100 nF capacitor is connected across the battery supply. The Battery Switch Register (26h) is set to 0x00. Therefore, the BSM (Battery Switch Mode) is configured to switch at the Vth level. The Vth level is 1.5 V because the BSTH (Battery Switch Threshold Voltage) bit is set to 0. As per Figure 25, referenced in previous email: When VDD < Vth, the BSF is set to 1. When VDD > VBAT, the BSF should be cleared. However, under the power-ON condition, the measured voltage is VDD = 4.93 VDC, which is greater than VBAT = 3.02 V. Even then, the BSF is not cleared. Could you please clarify why the BSF remains set even though VDD is greater than VBAT? Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Hello Ris_eek Good day! The datasheet says the following: The assertion of the flag BSF (register Flags, address 2Bh) can be used to generate an interrupt at pins INTA and INTB. The interrupt can be generated as a pulsed signal or alternatively as a permanently active signal, which follows the condition of bit BSF. BSF remains set until cleared by command. The reference image I sent also indicates the following: "cleared via interface." It’s not automatically, you have to cleared I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck.
記事全体を表示