Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
KW45B41Z-EVK BLE 示例程序出现 NBU/rpmsg 断言错误而失败,而其他示例程序运行正常。 您好,   我正在使用 KW45B41Z-EVK 和 MCUXpresso IDE。   以下示例运行成功: - lpuart_polling - freertos_hello - flexcan_loopback_transfer - connectivity_test_bm   然而,BLE 的例子包括: - wireless_uart_bm - beacon_bm   启动时失败,并在 BLE 广播开始之前因 NBU/rpmsg 相关断言而停止。   我还尝试使用 SDK 26.09,但在将一些示例项目导入 MCUXpresso IDE 时遇到了困难。   我的问题是: 1. 运行 BLE 示例之前,是否需要对 NBU 固件映像进行编程? 2. 在 KW45B41Z-EVK 上使用 BLE 示例是否需要任何额外的设置? 3. 在 MCUXpresso IDE 中导入 SDK 26.09 示例是否存在任何已知问题?   任何指导都将不胜感激。   谢谢! Re: KW45B41Z-EVK BLE examples fail with NBU/rpmsg assertion while other examples work normally 你好,希望你一切都好。   从 SDK 版本 25.06 开始,无线板示例中已移除对 MCUXpresso IDE 的支持。我建议您继续使用MCUXpresso for VS Code进行开发。以下是一些可能对您有帮助的补充文档和指南: MCUXpresso for VS Code 26.09 文档 在运行任何 BLE 示例之前,必须先对 NBU 固件进行编程。对于 KW45B41Z-EVK 板,请使用带有 NBU 固件的已准备好的 SB 文件。NBU 已编程,其中包含已配置 NXP 密钥的签名映像。NXP 在熔丝中提供默认密钥(SB3KDK 和 RoTKTH)。与这些密钥相关的 *.sb3 文件包含在每个 SDK 的路径 \main\mcuxsdk\mcuxsdk\中间件\wireless\ble_controller\bin 下。 KW45 的 NBU 固件加载步骤包含在AN14796的第 6.1 节中。   此致, 索菲亚。
View full article
关于74AHC1G04GW的VOH和VOL特性的问题 我有一个关于 74AHC1G04GW 的 VOH 和 VOL 特性的问题。 根据数据手册,VOH 和 VOL 规格是在输出电流为 8 mA 时提供的。 但是,当实际输出电流小于 8 mA 时,我不知道如何确定或估计 VOH 和 VOL。 请问能否提供一些特性曲线、参考数据或推荐方法,用于估算输出电流低于 8 mA 时的 VOH 和 VOL? 如果在这种低电流条件下进行设计计算时,有推荐的 VOH 和 VOL 值可以使用,请告诉我。
View full article
FRDM-IMX93 ブートが「M33 prepare ok」で停止する原因は、JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) との非互換性です。 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 現在、FRDM-IMX93開発ボードを使い、公式のFlexbuildツール(lsdk2606)を使ってDebianシステムを構築しています。しかし、ハードウェアの変更に関連していると思われるブートハングの問題に直面しています。 1. 問題点: ビルドしたイメージをSDカードに書き込み、ボードを起動した後、以下のSPLログが表示された後、システムがハングアップします。それ以降、出力はありません。 文章 编辑       1U-Boot SPL 2025.04 (Oct 14 2026 - 09:56:14 +0800)2PMIC: PCA9451A 3PMIC: Over Drive Voltage Mode 4DDR: 3733MTS 5DDR: 3733MTS 6M33 prepare ok 2.根本原因分析: 私のFRDM-IMX93ボード上のDDRチップは JSC LPDDR4X(部品番号:JSL4BAG167ZAMF)は、回路図に記載されているオリジナルのMicron DDRとは異なります。 U-Bootのソースコード(board/freescale/imx93_frdm/spl.c and Makefile)を分析したところ、Flexbuildが提供するデフォルトの lpddr4x_2gb_timing.c はMicron DDR向けに最適化されている可能性が高いことが分かりました。U-BootがこのMicronタイミングで3733MTSでJSC DDRを初期化しようとすると、初期化が失敗します( ddr_init() ループが「found DRAM ...matched」を印刷せずに2回実行されます)。その結果、Cortex-M33コアは初期化されていない/不安定なDDRメモリにアクセスしようとした際にハングします。 3. 質問: NXPは 、FRDM-IMX93ボード上のJSC DDR(JSL4BAG167ZAMF)向けに公式に検証された、 更新されたU-Boot BSPまたは特定のLPDDR4Xタイミングファイル(lpddr4x_2gb_timing.c)を提供していますか ? もし事前に構築されたタイミングファイルがなければ、この特定のJSCチップに推奨されるDDRパラメータ(例:ODT、Vref、tRFCなど)を教えてもらえますか?または正しいConfig Toolsテンプレートを教えていただけませんか? このDDRベンダーの変更に関して、FRDM-IMX93に関して特定のソフトウェアパッチが必要な既知のエラッタやハードウェアリビジョンはありますか? 何らかのガイダンスや公式の計時データがあれば大変ありがたいです。ありがとう! Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil こんにちは、迅速かつ役立つご回答、本当にありがとうございます!U-Bootのソースツリーを確認したところ、ご指摘のコミット(4c35a6086aed)が確かに欠落していることが確認できました。このアップデートでJSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4Xデバイスのサポートを追加した結果、問題は完全に解決され、ボードは期待通りに動作しています。 Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil 以下のアップデートがU-Bootのソースツリーに含まれているか確認していただけますか? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/commit/4c35a6086aedca2f6220382920242ad81ae372f6 このアップデートでは、新しいFRDM-IMX93ボードで使用されるJSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4Xデバイスのサポートが追加されました。 このアップデートが現在お使いのU-Bootバージョンに含まれていない場合、発生している問題の原因となっている可能性があります。 ありがとうございます。
View full article
PCA82C251T/YM,118のVOL特性に関する質問 PCA82C251T/YM,118のVOL特性について質問があります。 データシートによると、最大VOLは出力電流10mAで1.5V、出力電流1mAで0.2×VCCと規定されている。 しかし、実際の出力電流が1mA未満の場合、VOLをどのように決定または推定すればよいのか分かりません。 出力電流1mA未満でのVOL推定の特性曲線、参考データ、または推奨される方法を教えていただけますか? このような低電流条件下での設計計算に推奨されるVOL値があれば、ぜひ教えてください。 Re: Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 こんにちは、 yoshiki11457901 51 IVN製品については、データシート以外に追加のパラメータは提供していません。 したがって、電流から1mAを引いた場合、I4 = 1 mAのテスト条件下でのVOL値を参照できます。
View full article
MKW38 BLEスキャンが長時間テスト時に動作しない クリスティン・リー様、NXPチームの皆様   ご支援ありがとうございます   以前ご報告したBLEスキャンに関する問題について、長期テストから得られた追加の分析結果を共有し、いくつか質問をしたいと思います。     1. 要約 連続スキャン中、コントローラは時折LE広告レポートをホストに届けなくなることがあります。 この期間中、LLレジスタはスキャンがまだアクティブであることを示していますが(SCAN_STATUS.Scan_on = 1)、パケットは全く受信されません。PKT_RSSI_STATUSとCH_ADDRは変更されません。 ほとんどの場合、コントローラは1秒から2.5分以内に自動的に回復します。あるケースでは、ログが終了するまで8時間以上回復 しませんでした 。 SDKは2.6.916であると知らされましたこの問題は解決します。 しかし、 SDK 2.6.916のライブラリで約1週間以内に問題が再発しました。 テスト条件   単位数/期間:約5単位それぞれ14.6日、テスト中にMCUリセットなし コントローラーライブラリ: 2023年4月にインポート、2.6.615以降(Controller_SetPeripheralDiscThreshold(を含む);正確なバージョンは不明) lib_ble_kw38a4_controller_gcc.a、617,384バイト、MD5プレフィックス 50417a8d65 別個テスト: SDK 2.6.916図書館 – 約1週間以内に同じ症状が再現 スキャンパラメータ: アクティブスキャン、インターバル0x0011(10.625ms)、ウィンドウ0x0008(5ms) フィルタポリシー: 全て許可、重複フィルタリング無効 連続スキャン(gGapScanContinuously_d)、拡張スキャン(PHYレジスタ0x14E = 0x0005をスキャン) スキャン開始/停止:起動後に一度開始。テスト中はスキャン停止/開始なし。 環境:約通常動作時、毎秒75~110件の広告レポート アプリケーション側のレジスタアクセス: LLレジスタの読み取り専用ポーリングを1秒ごとに実行します(0x01C、0x01E、0x064、0x0C4、0x0D2、0x0D4、0xF28)。 診断のために、180秒ごとにINIT_SCN_ADV_RX_FIFO(0x4008007C)の16ビット読み取りを1回実行します。 アプリケーションによってLLレジスタは書かれません 3. 問題の検出方法 各レイヤーにおける広告レポート数を毎秒カウントしています。 L1: LE(拡張)広告レポートイベント情報がコントローラーからホストへ渡されます。Controller_Init() に登録された Ble_HciRecv() のラッパー内でカウントされます。 L2: gDeviceScanned_c / gExtDeviceScanned_c アプリケーションコールバックに届けられます。 L4: アプリケーションタスクによって処理されるレポート。 この問題が発生すると、すべてのカウンターがL1で停止します。コントローラは広告レポートの生成を停止します。ホストとアプリケーションは関与していません: その時点では、Ble_HciRecv() はエラーを報告していません。 アプリケーションメッセージの割り当ては失敗しません。 アプリケーションキューが空です。 4. 統計 (5単位、約14.6日) ユニット#1:8回の失速イベント情報、8回の回収(持続時間11〜35秒) ユニット#2:9回の失速イベント情報、8回回復(持続時間11〜159秒);最後のイベント未回収(>8時間) ユニット#3:7回の失速イベント情報、7回の回収(持続時間11〜78秒) ユニット#4:失速2イベント情報、回収2イベント情報(持続時間11〜30秒) ユニット#5:失速3回、回収3回(持続時間12〜14秒) 合計:29回の失速イベント情報、28回の回復 (所要時間には、検出時間である10秒が含まれます。) 重要な観察事項: 28件 の回収されたイベント情報のうち、失速前に最後に受信したパケットは 二次広告チャネルに送られていました。CH_ADDR RX インデックスは、0x06、0x0A、0x0C、0x0E、0x10、0x12、0x14、0x16、0x1E、0x22、0x26、0x28、0x2A、0x30、0x3E、0x4A のいずれかでした。ほとんどの場合、PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007、すなわち7バイトのペイロードです。これは、AUXパケットを受信した直後に停止現象が発生することを示唆している。 回復されなかったイベントでは、最後に受信されたパケットはプライマリチャンネル37にありました(CH_ADDR = 0x0018、PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025)。 5. 未回復イベントのレジスタスナップショット(ユニット#2) -SCAN_STATUS(0x01C) = 0x0900 (Scan_on = 1、保留中の割り込みなし) -SCAN_NEXT_INSTANT(0x01E) = 0xB4B7 -REF_CLK(0x064) = 0xB4AD -CH_ADDR(0x0C4) = 0x0018 -PKT_PAYLOAD_STATUS(0x0D2) = 0x0025 -PKT_RSSI_STATUS(0x0D4) = 0x3FB3 -SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT(0xF28) = 0x0000   SCAN_STATUS、CH_ADDR、PKT_RSSI_STATUS、およびSCAN_SYNC_RX_PKT_CNTは8時間以上変化しませんでした。この期間中、L1レポートカウンターも一定のままだった。 6. リリースノートのレビュー SDK 2.6.212で唯一のスキャン関連項目– 2.6.916 は 2.6.815 に含まれています。リンクレイヤーのバージョン別修正/変更点: 2.6.212(ble_controller 1.6.11.1):変更なし 2.6.415(2022年5月1日、6月14日):ホスト側の修正のみ 2.6.615(2023-02、1.6.14.1):ACLの早期終了オプション(Controller_SetPeripheralDiscThreshold) 2.6.715(2023-03、1.6.14.3):MDビット処理 2.6.815(2023-05、1.6.14.4):チャネルマップ修正; 「一部のケースで広告が見逃されていたスキャンの問題を修正しました。」 2.6.915(2023年9月、1.6.14.5):拡張通知の配置修正。自律長さ手順が無効化されました。 2.6.916(2023-10、1.6.14.6):EnhancedNotification でマッピングされていない ChannelNumber を返します (アルゴリズム #1) 7. 質問 これはKW38 BLEコントローラーの既知の問題でしょうか?2.6.815に関連していますか?「広告が表示されない原因となっているスキャン問題」を修正しますか?もしそうなら、修正された正確な状態を教えていただけますか? 拡張スキャン(AUXポインタをセカンダリチャネルに追い込む)で、LLスキャナーをSCAN_STATUS中はどのチャネルでも受信できなくなる状態にすることはできますか ?Scan_on 1のままですか? SDK 2.6.916で再発された問題ですが、新しいコントローラーライブラリやパッチはありますか? アプリケーションレベルでこの状態を検出し回復する推奨方法は何でしょうか?例えば: Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() で十分でしょうか? コントローラのリセットが必要でしょうか(例:HCIリセットまたはLL SOFT_RESETコマンド)? 確認すべきLLステータス登録簿はありますか? 拡張スキャン(従来型スキャンのみ)を無効にすることで、この問題は回避できるでしょうか? 診断用のアプリケーションからINIT_SCN_ADV_RX_FIFO(0x4008007C)を読み取ることは許されていますか?この読み取り値がコントローラのFIFOハンドリングに影響を与える可能性はありますか? Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 主な観察事項:[修正済み] - 28回の回収されたイベント情報のうちは、最後に受信したパケットは二次広告チャネルにあり、ほとんどの場合PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007(7バイトのペイロードで、AuxPtrを搭載した拡張広告PDUに典型的)でした。これは、スキャナがAUXポインタを追跡している間にこれらの停止が発生することを示唆している。 - 回復されていないイベント(ユニット#2)は異なるシグネチャを持ちます。最後に受信されたパケットはプライマリチャンネル37にあり、37バイトのペイロード(PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025)で、つまりおそらくレガシー広告PDUです。この件で広告の長期関与の兆候は見つかりませんでした。失速中INIT_SCN_ADV_RX_FIFO 3分ごとに0と表示され、コントローラは8時間以上回復しませんでした。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 注:以前のファームウェアでは、アプリケーションが定期的に0xFFFFをSCAN_INTR_CLEAR(0x4008001C)に書き込みていました。 そのファームウェアでは、INIT_SCN_ADV_RX_FIFOがデータを保持しているにもかかわらずSCAN_SYNC_RX_PKT_CNTが0になっているという、別の種類の停止現象が観測されました。J-Link経由で0x4008007Cを一度読み取ると、すぐにスキャンが回復しました。 その後、その書き込みは削除しました。このレポートの統計情報は、現在のファームウェアに基づいています。このファームウェアでは、FIFOは停止中に0を読み取り、その読み取りは復旧に影響を与えません。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 新しいCASEを作り出してくれてありがとう。 詳細情報を確認し、できるだけ早く最新情報をお知らせします。 BR、 Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 返信までもう少しお時間をください。 社内チームにいくつか確認事項があります。 BR、 Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 私の理解が正しければ、私はあなたから「 SDK 2.6.916 を使ってBLEスキャンテストを実施しました。かなりうまく動作しています。8日以上スキャンエラーはありませんでした。「2025年12月のことです。」 しかし今、あなたはこの問題に直面しています:「しかし、この問題は約1週間以内にSDK 2.6.916ライブラリで再現されました。" これらのOKとNOKのCASEの間にテストの違いはありますか? 違いが分かれば、今後の追跡調査に非常に役立つだろう。 ご質問は下記までお問い合わせください。 これはKW38 BLEコントローラーの既知の問題でしょうか?2.6.815に関連していますか?「広告が表示されない原因となっているスキャン問題」を修正しますか?もしそうなら、修正された正確な状態を教えていただけますか? ==>[クリスティン]: 先ほどお伝えした通り、はい、それは既知の問題です。そしてご存知のとおり、 私が知っているのは2.6..916のバージョンで、少なくとも回避策があればスキャンの問題に役立つと思います。私の知る限り、スキャンの問題はスキャンFIFOの競合が原因で、スキャンFIFOをフラッシュする必要があります。  拡張スキャン(AUXポインタをセカンダリチャネルに追い込む)で、LLスキャナーをSCAN_STATUS中はどのチャネルでも受信できなくなる状態にすることはできますか ?Scan_on 1のままですか? SDK 2.6.916で再発された問題ですが、新しいコントローラーライブラリやパッチはありますか? ==>[Christine]:すみません、この問題を解決した新しいSDKsリリースはSDKs 2.6.916以外ありません。 アプリケーションレベルでこの状態を検出し回復する推奨方法は何でしょうか?例えば: Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() で十分でしょうか? コントローラのリセットが必要でしょうか(例:HCIリセットまたはLL SOFT_RESETコマンド)? 確認すべきLLステータス登録簿はありますか? ==>[クリスティン]: 回避策として、アプリケーションコードに以下のように手動で追加する必要がある場合があります。 ll_flush_adv_rx_fifo() という関数が必要です。この関数のコードはアプリケーションコードには存在しないので、「extern」を使い宣言する必要があります。この関数を外部化すると、入力パラメータと戻り値は両方ともvoidになり、その後、次のように呼び出されます。 1.スキャンを停止する前に毎回電話してください 2. デバイスが長時間スキャンされない場合は、スキャンを停止して再度呼び出し、スキャンを開始します。 拡張スキャン(従来型スキャンのみ)を無効にすることで、この問題は回避できるでしょうか? 診断用のアプリケーションからINIT_SCN_ADV_RX_FIFO(0x4008007C)を読み取ることは許されていますか?この読み取り値がコントローラのFIFOハンドリングに影響を与える可能性はありますか? ==>[クリスティン]:これらの2つの質問については、もう少し調べてからお答えします。   BR、 Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、クリスティンさん。 ご返信よろしくお願いします。 OK CASE(2025年12月)とNOK CASEの違いについて: SDK 2.6.916に誤りがあることを発見しました移住。現在、正しいSDK 2.6.916で再テストを行っています図書館。 テスト設定も異なっていた。 前回のテスト(OK):アンテナなしの3ユニット(サンプルユニット2台と開発ユニット1台)。 現在のテスト:アンテナを搭載した新型量産ユニット5台。 他にもいくつか質問があります。 2.6.815は「一部のケースで広告が見逃されるスキャン問題を修正しました」という修正方法を、SDK 2.6.916のスキャンFIFOロックアップ回避(ll_flush_adv_rx_fifo())と同じ修正ですか? フラッシュ後、従来のSTART_SCANコマンド(0x42)を使用してスキャンが再開されます。拡張スキャンを有効にした場合、この再起動後にAUX(セカンダリチャネル)の受信は正しく再開しますか? コントローラISRが動作している間に、アプリケーションタスクから直接ll_flush_adv_rx_fifo()を呼び出すのは安全ですか?コントローラのスキャン割り込み処理に並行性や同期の問題はありますか? SDK 2.6.615においてコントローラライブラリ、ll_self_device_data[18]のビット0とはどういう意味ですか?(2.6.615で同じフラッシュを手動で適用することを検討しています。) よろしくお願いします、 ハン・ジョンギュ Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 情報ありがとうございます。 ご質問への回答を得るため、現在社内チームに確認中です。 何か新しい情報があれば、お知らせします。 BR、 Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 参考までに、弊社の社内チームからの回答を以下に記載いたします。 1. 拡張スキャン(従来型スキャンのみ)を無効にすることで、この問題は回避できますか? [NXP]: 答えはノーです。このCASEは検証しませんが、拡張スキャンとは関係ないはずです。 診断のためにアプリケーションからINIT_SCN_ADV_RX_FIFO(0x4008007C)を読み取ることは 2.Is 可能でしたか?この読み取り値がコントローラのFIFOハンドリングに影響を与える可能性はありますか? [NXP]: アプリケーション側からはいつでも読み取るのは避けたほうがいいです。まずスキャンを止めてから読み取り、またスキャンを始めることができます 3.2.6.815は「一部のCASEで広告が見逃されるスキャン問題を修正しました」という修正方法を、SDK 2.6.916のスキャンFIFOロックアップ回避(ll_flush_adv_rx_fifo())と同じ修正ですか? [NXP]:今のところはわかりません。調査に時間が必要です。 4.フラッシュ後、従来のSTART_SCANコマンド(0x42)を使用してスキャンが再開されます。拡張スキャンを有効にした場合、この再起動後にAUX(セカンダリチャネル)の受信は正しく再開しますか? [NXP]: はい。ただし、この手順に従う必要があります。スキャンを停止 > ll_flush_adv_rx_fifo() > 再度スキャンを開始します。 コントローラISRが動作している間にアプリケーションタスクから直接ll_flush_adv_rx_fifo()を呼び出すのは安全 5.Is ですか? [NXP]: 前述の通り、スキャンを止めるときはll_flush_adv_rx_fifo()と呼ぶべきです コントローラのスキャン割り込み処理に並行性や同期の問題はありますか?6.Is [NXP]: 並行性や同期の問題とはどういう意味ですか?もう少し詳しく教えてもらえますか?上記の通りにスキャンを停止してフラッシュし、スキャンを再開すれば、並行性や同期の問題は起きないと思います。 7. 拡張スキャン(AUXポインタをセカンダリチャネルに追い込む)で、LLスキャナーがSCAN_STATUS中はどのチャネルでも受信できなくなる状態にすることはありますか?Scan_on 1のままですか? [NXP]:これまでのところ、そのような問題は見られていません。 BR、 Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test こんにちは、 @JungkyuHan1 2.6.815の修正「一部のCASEで広告が見逃されるスキャン問題を修正」は、SDK 2.6.916のスキャンFIFOロックアップ回避策(ll_flush_adv_rx_fifo())と同じ修正 3.Is ですか? [NXP]:同じではありませんが相関があります。2.6.815の修正ではスキャンFIFOロックアップの回避には不十分で、スキャンFIFOの問題を完全に解決するわけではないので、その回避策を追加したほうがいいです。 このThreadで他に疑問があれば教えてください。 BR、 Christine。
View full article
MKW38 BLE Scan not working when long time test Dear Christine Li and NXP team   Thank your for support   Following up on the BLE scan issue we reported earlier, we would like to share additional analysis results from our long-run test and ask a few questions.     1. Summary During continuous scanning, the controller sometimes stops delivering any LE Advertising Reports to the host. During this period, the LL registers show that scanning is still active (SCAN_STATUS.Scan_on = 1), but no packet is received at all. PKT_RSSI_STATUS and CH_ADDR do not change. In most cases the controller recovers by itself within 1 s – 2.5 min. In one case it never recovered (more than 8 hours, until the log ended). We were informed that SDK 2.6.916 fixes this issue. However, the issue was reproduced within about one week with the SDK 2.6.916 libraries. Test conditions   Units / duration: 5 units, approx. 14.6 days each, no MCU reset during the test Controller library: imported in Apr 2023, 2.6.615 or later (contains Controller_SetPeripheralDiscThreshold(); exact version unknown) lib_ble_kw38a4_controller_gcc.a, 617,384 bytes, MD5 prefix 50417a8d65 Separate test: SDK 2.6.916 libraries – same symptom reproduced within about 1 week Scan parameters: Active scan, interval 0x0011 (10.625 ms), window 0x0008 (5 ms) Filter policy: accept all, duplicate filtering disabled Continuous scanning (gGapScanContinuously_d), extended scanning (scanning PHY register 0x14E = 0x0005) Scan start/stop: started once after boot; no scan stop/start during the test Environment: approx. 75–110 advertising reports per second in normal operation Application-side register access: Read-only polling of LL registers every 1 s (0x01C, 0x01E, 0x064, 0x0C4, 0x0D2, 0x0D4, 0xF28) One 16-bit read of INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) every 180 s for diagnostics No LL register is written by the application 3. How we detect the issue We count advertising reports at each layer every second: L1: LE (Extended) Advertising Report events passed from the controller to the host. Counted in a wrapper around Ble_HciRecv() registered with Controller_Init(). L2: gDeviceScanned_c / gExtDeviceScanned_c delivered to the application callback. L4: Reports processed by the application task. When the issue occurs, all counters stop at L1. The controller stops generating advertising reports. Host and application are not involved: Ble_HciRecv() reports no failure at that time. Application message allocation does not fail. The application queue is empty. 4. Statistics (5 units, approx. 14.6 days) Unit #1: 8 stall events, 8 recovered (duration 11 – 35 s) Unit #2: 9 stall events, 8 recovered (duration 11 – 159 s); last event not recovered (> 8 h) Unit #3: 7 stall events, 7 recovered (duration 11 – 78 s) Unit #4: 2 stall events, 2 recovered (duration 11 – 30 s) Unit #5: 3 stall events, 3 recovered (duration 12 – 14 s) Total: 29 stall events, 28 recovered (Duration includes the 10 s detection time.) Key observation: In all 28 recovered events, the last received packet before the stall was on a secondary advertising channel. The CH_ADDR RX index was one of 0x06, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x1E, 0x22, 0x26, 0x28, 0x2A, 0x30, 0x3E, 0x4A. In most cases PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007, i.e. a 7-byte payload. This suggests the stall starts right after receiving an AUX packet. In the non-recovered event, the last received packet was on primary channel 37 (CH_ADDR = 0x0018, PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025). 5. Register snapshot of the non-recovered event (unit #2)  -SCAN_STATUS(0x01C) = 0x0900 (Scan_on = 1, no pending interrupt)  -SCAN_NEXT_INSTANT(0x01E) = 0xB4B7  -REF_CLK(0x064) = 0xB4AD  -CH_ADDR(0x0C4) = 0x0018  -PKT_PAYLOAD_STATUS(0x0D2) = 0x0025  -PKT_RSSI_STATUS(0x0D4) = 0x3FB3  -SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT(0xF28) = 0x0000   SCAN_STATUS, CH_ADDR, PKT_RSSI_STATUS and SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT stayed unchanged for more than 8 hours. The L1 report counter also stayed constant during this period. 6. Release note review The only scan-related item in SDK 2.6.212 – 2.6.916 is in 2.6.815. Link Layer fixes/changes by version: 2.6.212 (ble_controller 1.6.11.1): No changes 2.6.415 (2022-05, 1.6.14): Host fixes only 2.6.615 (2023-02, 1.6.14.1): Premature ACL termination option (Controller_SetPeripheralDiscThreshold) 2.6.715 (2023-03, 1.6.14.3): MD bit handling 2.6.815 (2023-05, 1.6.14.4): Channel map fix; “Fixed a Scan issue causing Advertising to be missed for some cases.” 2.6.915 (2023-09, 1.6.14.5): EnhancedNotification alignment fix; Autonomous Length Procedure disabled 2.6.916 (2023-10, 1.6.14.6): Return unmapped ChannelNumber in EnhancedNotification (Algo #1) 7. Questions Is this a known issue of the KW38 BLE controller? Is it related to the 2.6.815 fix “Scan issue causing Advertising to be missed”? If so, could you describe the exact condition that was fixed? Can extended scanning (following an AUX pointer to a secondary channel) put the LL scanner into a state where it no longer receives on any channel while SCAN_STATUS.Scan_on stays 1? Since the issue was reproduced with SDK 2.6.916, is there a newer controller library or patch that addresses it? What is the recommended way to detect and recover from this state at application level? For example: Is Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() sufficient? Is a controller reset required (e.g. HCI Reset or the LL SOFT_RESET command)? Is there any LL status register we should check? Would disabling extended scanning (legacy scanning only) avoid this issue? Is it allowed to read INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) from the application for diagnostics? Could this read affect the controller’s FIFO handling? Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Key observations: [modified] -In all 28 recovered events, the last received packet was on a secondary advertising channel, and in most cases PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007 (7-byte payload, typical of an extended advertising PDU carrying an AuxPtr). This suggests these stalls start while the scanner follows an AUX pointer. -The non-recovered event (unit #2) has a different signature: the last received packet was on primary channel 37 with a 37-byte payload (PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025), i.e. most likely a legacy advertising PDU. We found no indication of extended advertising involvement in this case. INIT_SCN_ADV_RX_FIFO read as 0 every 3 minutes during the stall, and the controller did not recover for more than 8 hours. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Note: In an earlier firmware, the application periodically wrote 0xFFFF to SCAN_INTR_CLEAR (0x4008001C). In that firmware we observed a different stall where INIT_SCN_ADV_RX_FIFO still held data while SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT was 0, and reading 0x4008007C once via J-Link immediately recovered scanning. We have since removed that write. The statistics in this report are from the current firmware, where the FIFO reads 0 during the stall and reading it does not affect recovery. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  Thanks for creating new case to us. I will check the detailed info and updates to you ASAP. BR, Christine. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  Please allow me some more time to reply to you.  I need to check some points with our internal team. BR, Christine. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  If I am correct, I received your email that mentioned " We have conducted the BLE Scan test With the SDK 2.6.916. It works pretty well. There was no scan error for more than 8days." in the December of 2025.  But now you meet this issue: "However, the issue was reproduced within about one week with the SDK 2.6.916 libraries." May I ask whether have any test differences between these OK and NOK cases? If we know the differences, it will be really helpful for us to track it further. For your questions: Is this a known issue of the KW38 BLE controller? Is it related to the 2.6.815 fix “Scan issue causing Advertising to be missed”? If so, could you describe the exact condition that was fixed? ==>[Christine]: As our communicated before, yes, it is a known issue. And as we know,  the 2.6..916 is the version I know so far that at least have a work around can help on scan issue. As far as I know, the scan issue is because an conflict on scan FIFO, so it needs flush the scan FIFO.  Can extended scanning (following an AUX pointer to a secondary channel) put the LL scanner into a state where it no longer receives on any channel while SCAN_STATUS.Scan_on stays 1? Since the issue was reproduced with SDK 2.6.916, is there a newer controller library or patch that addresses it? ==>[Christine]:Sorry, no we do not have other newer SDK release which fixed this issue than SDK 2.6.916. What is the recommended way to detect and recover from this state at application level? For example: Is Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() sufficient? Is a controller reset required (e.g. HCI Reset or the LL SOFT_RESET command)? Is there any LL status register we should check? ==>[Christine]: The workaround you may need manually add in applicaiton code as below there should have an function ll_flush_adv_rx_fifo(). The code by this function does not exist in applicaiton code, so you need use "extern" declare it . After externing this function, the input parameter and return value are both void, and then call: 1. Call before stopping scan every time 2. If the device is not scanned for a long time, stop scanning and call it again, than start scaning. Would disabling extended scanning (legacy scanning only) avoid this issue? Is it allowed to read INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) from the application for diagnostics? Could this read affect the controller’s FIFO handling? ==>[Christine]:For these 2 questions, let me check further then reply to you.   BR, Christine. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi Christine, Thank you for your reply. Regarding the difference between the OK case (December 2025) and the NOK case: We found a mistake in our SDK 2.6.916 migration. We are now re-testing with the correct SDK 2.6.916 libraries. The test setups were also different: Previous test (OK): 3 units (2 sample units and 1 development unit), without antennas. Current test: 5 new mass-production units, all with antennas installed. We also have some additional questions: Is the 2.6.815 fix “Fixed a Scan issue causing Advertising to be missed for some cases” the same fix as the scan FIFO lockup workaround (ll_flush_adv_rx_fifo()) in SDK 2.6.916? After the flush, the scan is restarted with the legacy START_SCAN command (0x42). When extended scanning is enabled, does AUX (secondary channel) reception resume correctly after this restart? Is it safe to call ll_flush_adv_rx_fifo() directly from an application task while the controller ISR is running? Is there any concurrency or synchronization issue with the controller’s scan interrupt handling? In the SDK 2.6.615 controller library, what is the meaning of bit 0 of ll_self_device_data[18]? (We are considering applying the same flush manually on 2.6.615.) Best regards, Jungkyu Han Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  Thanks for the info. I am still checking with our internal team to get the answers for your questions. Once have any updates, I will let you know. BR, Christine. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  Below is our internal team's reply, for your referrence. 1. Would disabling extended scanning (legacy scanning only) avoid this issue? [NXP]: The answer is no, although we not test this case, but it should no relate to extended scanning. 2.Is it allowed to read INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) from the application for diagnostics? Could this read affect the controller’s FIFO handling? [NXP]: It's better not read from applicaiton side in any time, you can stop scanning first, then read it and start scanning again 3.Is the 2.6.815 fix “Fixed a Scan issue causing Advertising to be missed for some cases” the same fix as the scan FIFO lockup workaround (ll_flush_adv_rx_fifo()) in SDK 2.6.916? [NXP]: I'm not sure for now, need some time to investigate it. 4.After the flush, the scan is restarted with the legacy START_SCAN command (0x42). When extended scanning is enabled, does AUX (secondary channel) reception resume correctly after this restart? [NXP]: Yes. But you need to follow this process, stop scanning > ll_flush_adv_rx_fifo() > start scaning again. 5.Is it safe to call ll_flush_adv_rx_fifo() directly from an application task while the controller ISR is running? [NXP]: As mentioned in above, it better call ll_flush_adv_rx_fifo() when you stop the scanning 6.Is there any concurrency or synchronization issue with the controller’s scan interrupt handling? [NXP]: what do you mean concurrency or synchronization issue ? can you clarify it? If do as mentioned above, stop scan and flush, then re-start the scan, I do not think it will causing any concurrency or synchronization issue.  7.Can extended scanning (following an AUX pointer to a secondary channel) put the LL scanner into a state where it no longer receives on any channel while SCAN_STATUS.Scan_on stays 1? [NXP]: So far, we not observe such issue. BR, Christine. Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test Hi, @JungkyuHan1  3.Is the 2.6.815 fix “Fixed a Scan issue causing Advertising to be missed for some cases” the same fix as the scan FIFO lockup workaround (ll_flush_adv_rx_fifo()) in SDK 2.6.916? [NXP]: Not same, but have correlation, the fix in 2.6.815 not enough for scan FIFO lockup workaround, so that fix no completely fix the scan fifo issue, so better add that workaround. Please let me know if still have any other concerns in this thread. BR, Christine.
View full article
FRDM-ADPT-MCX-M2: Wi-Fi Server Temperature Monitor In this lab, we'll learn how to access Application Code Hub directly from Visual Studio Code, download a https-wifi-server-temperature-monitor-demo, and run it on the FRDM-MCXN947 using IW610G-M2 + FRDM-ADPT-MCX-M2 to add WiFi capabilities. Hardware Requirements: FRDM-MCXN947 FRDM-ADPT-MCX-M2 IW610G-M2 Type C USB Cable Software Requirements: IDE: Visual Studio Code 1.130 or later SDK: V26.06.00 LTS Wi-Fi Server Temperature Monitor Lab Guide (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6405436914112w960h540r316'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) Community Support If you have questions regarding this training, please leave your comments in our MCU Community! here 
View full article
MKW38 BLE 扫描在长时间测试后无法工作 尊敬的 Christine Li 和 NXP 团队   感谢您的支持   针对我们之前报告的 BLE 扫描问题,我们想分享我们长期测试的更多分析结果,并提出一些问题。     1. 总结 在连续扫描期间,控制器有时会停止向主机发送任何 LE 广告报告。 在此期间,LL 寄存器显示扫描仍在进行中(SCAN_STATUS.Scan_on = 1),但根本没有收到任何数据包。PKT_RSSI_STATUS 和 CH_ADDR 不会改变。 大多数情况下,控制器会在 1 秒至 2.5 分钟内自行恢复。其中一次,它始终未能恢复(超过 8 小时,直到日志结束)。 我们获悉 SDK 2.6.916修复了此问题。但是,使用 SDK 2.6.916 库大约一周后,该问题再次出现。 测试条件   单元数/持续时间:约 5 个单元每次测试持续14.6天,测试期间MCU未发生RESET。 控制器库:于 2023 年 4 月导入,版本为 2.6.615 或更高版本(包含 Controller_SetPeripheralDiscThreshold();确切版本未知) lib_ble_kw38a4_controller_gcc.a,617,384 字节,MD5 前缀 50417a8d65 单独测试: SDK 2.6.916图书馆 – 大约一周内出现相同症状。 扫描参数: 活动扫描,间隔 0x0011 (10.625 毫秒),窗口 0x0008 (5 毫秒) 筛选策略:全部接受,禁用重复项筛选 连续扫描(gGapScanContinuously_d),扩展扫描(扫描 PHY 寄存器 0x14E = 0x0005) 扫描启动/停止:启动后启动一次;测试期间不进行扫描停止/启动。 环境:约正常运行时每秒发送 75-110 条广告报告 应用层寄存器访问: 每隔 1 秒对 LL 寄存器进行只读轮询(0x01C、0x01E、0x064、0x0C4、0x0D2、0x0D4、0xF28) 每隔 180 秒对 INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) 进行一次 16 位读取,用于诊断。 应用程序不会写入任何LL注册表。 3. 我们如何检测问题 我们每秒都会统计每一层的广告报告数量: L1: LE(扩展)广告报告事件从控制器传递到主机。在通过 Controller_Init() 注册的 Ble_HciRecv() 的包装器中进行计数。 L2: gDeviceScanned_c / gExtDeviceScanned_c 已传递给应用程序回调。 L4:应用程序任务处理的报告。 当出现问题时,所有计数器都停止在 L1。控制器停止生成广告报告。主机和应用程序不参与其中: 当时ble_HciRecv()没有报告任何故障。 应用程序消息分配不会失败。 应用程序队列为空。 4. 统计学(5 个单元,约 100 个学分)14.6天) 单元 1:8 次停滞事件,8 次恢复(持续时间 11 – 35 秒) 单元 #2:9 次失速事件,8 次已恢复(持续时间 11 – 159 秒);最后一次失速事件未恢复(> 8 小时) 单元#3:7次停滞事件,7次恢复(持续时间11-78秒) 单元#4:2次停滞事件,2次恢复(持续时间11-30秒) 单元#5:3次停滞事件,3次恢复(持续时间12-14秒) 总计:29起停滞事件,28起已恢复 (持续时间包含10秒检测时间。) 关键观察结果: 在所有 28 个恢复事件中,停滞之前接收到的最后一个数据包是在辅助广告频道上。CH_ADDR RX 索引为 0x06、0x0A、0x0C、0x0E、0x10、0x12、0x14、0x16、0x1E、0x22、0x26、0x28、0x2A、0x30、0x3E、0x4A 之一。大多数情况下,PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007,即 7 字节有效载荷。这表明,在接收到 AUX 数据包后,故障立即开始出现。 在未恢复的事件中,最后一个接收到的数据包位于主通道 37上(CH_ADDR = 0x0018,PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025)。 5. 注册未恢复事件的快照(单元 #2) -SCAN_STATUS(0x01C) = 0x0900 (Scan_on = 1,无待处理的中断) -SCAN_NEXT_INSTANT(0x01E) = 0xB4B7 -REF_CLK(0x064) = 0xB4AD -CH_ADDR(0x0C4) = 0x0018 -PKT_PAYLOAD_STATUS(0x0D2) = 0x0025 -PKT_RSSI_STATUS(0x0D4) = 0x3FB3 -SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT(0xF28) = 0x0000   SCAN_STATUS、CH_ADDR、PKT_RSSI_STATUS 和 SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT超过 8 小时保持不变。在此期间,L1报告计数器也保持不变。 6. 版本说明回顾 SDK 2.6.212 中唯一与扫描相关的项– 2.6.916 包含在 2.6.815 中。链路层各版本修复/更改: 2.6.212(ble_controller 1.6.11.1):无变化 2.6.415(2022-05,1.6.14):仅主机修复 2.6.615(2023-02,1.6.14.1):提前终止 ACL 选项(Controller_SetPeripheralDiscThreshold) 2.6.715(2023-03,1.6.14.3):MD 位处理 2.6.815(2023-05,1.6.14.4):频道映射修复; “修复了扫描问题,该问题会导致某些情况下广告无法显示。” 2.6.915(2023-09,1.6.14.5):增强通知对齐修复;自主长度程序已禁用 2.6.916(2023-10,1.6.14.6):在增强通知中返回未映射的 ChannelNumber(算法 #1) 7. 问题 这是KW38 BLE控制器的已知问题吗?它与 2.6.815 有关吗?修复“扫描问题导致广告漏播”?如果是这样,您能否详细描述一下具体修复了什么问题? 扩展扫描(跟随 AUX 指针到辅助通道)是否会导致 LL 扫描器进入一种状态,即当SCAN_STATUS.Scan_on保持为 1时,它不再接收任何通道的信号? 由于该问题已在 SDK 2.6.916 中重现,是否有更新的控制器库或补丁可以解决该问题? 在应用层,检测和恢复这种状态的推荐方法是什么?例如: Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() 是否足够? 是否需要RESET控制器(例如,HCI RESET 或 LL SOFT_RESET 命令? 是否有任何LL状态登记册需要查阅? 禁用扩展扫描(仅使用传统扫描)是否可以避免这个问题? 是否允许从应用程序中读取 INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) 以进行诊断?这次读取操作是否会影响控制器的 FIFO 处理? Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 主要观察结果:[已修改] -在所有 28 个恢复事件中,最后一个接收到的数据包位于辅助广告通道上,并且在大多数情况下,PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0007(7 字节有效载荷,是携带 AuxPtr 的扩展广告 PDU 的典型值)。这表明这些卡顿现象是在扫描仪跟随 AUX 指针时开始发生的。 -未恢复的事件(单元 #2)具有不同的签名:最后一个接收到的数据包在主通道 37 上,有效载荷为 37 字节(PKT_PAYLOAD_STATUS = 0x0025),即很可能是一个传统的通告 PDU。我们没有发现任何迹象表明本案涉及大量广告宣传。在系统卡死期间,INIT_SCN_ADV_RX_FIFO 每 3 分钟读取一次为 0,并且控制器超过 8 小时没有恢复。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 注意:在早期固件中,应用程序会定期向 SCAN_INTR_CLEAR (0x4008001C) 写入 0xFFFF。 在该固件中,我们观察到不同的停滞情况,即 INIT_SCN_ADV_RX_FIFO 仍然保存着数据,而 SCAN_SYNC_RX_PKT_CNT 为 0,通过 J-Link 读取一次 0x4008007C 后,扫描立即恢复。 我们已删除该条记录。本报告中的统计数据来自当前固件,其中 FIFO 在卡顿期间读取 0,读取 0 不会影响恢复。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 感谢您向我们提交新的案件。 我会尽快核实详细信息并向您汇报最新情况。 BR, Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 请允许我再花些时间回复您。 我需要和内部团队确认一些事项。 BR, Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 如果我理解正确,我收到了您提到“ 我们使用SDK 2.6.916进行了 BLE 扫描测试,效果非常好。超过 8 天没有出现扫描错误。 “2025 年 12 月。” 但现在您遇到了这个问题:“然而,使用 SDK 2.6.916 库大约一周后,该问题再次出现。 ” 请问OK和NOK病例在测试方面是否存在任何差异? 如果我们知道这些差异,对我们进一步追踪它将会非常有帮助。 关于您的问题: 这是KW38 BLE控制器的已知问题吗?它与 2.6.815 有关吗?修复“扫描问题导致广告漏播”?如果是这样,您能否详细描述一下具体修复了什么问题? ==>[Christine]: 正如我们之前沟通的那样,是的,这是一个已知问题。我们知道, 目前我知道的版本 2.6..916 至少有一个变通方法可以帮助解决扫描问题。据我所知,扫描问题是由于扫描 FIFO 冲突引起的,因此需要刷新扫描 FIFO。  扩展扫描(跟随 AUX 指针到辅助通道)是否会导致 LL 扫描器进入一种状态,即当SCAN_STATUS.Scan_on保持为 1时,它不再接收任何通道的信号? 由于该问题已在 SDK 2.6.916 中重现,是否有更新的控制器库或补丁可以解决该问题? ==>[Christine]:抱歉,我们没有比 SDK 2.6.916 更新的 SDK 版本修复此问题。 在应用层,检测和恢复这种状态的推荐方法是什么?例如: Gap_StopScanning() / Gap_StartScanning() 是否足够? 是否需要RESET控制器(例如,HCI RESET 或 LL SOFT_RESET 命令? 是否有任何LL状态登记册需要查阅? ==>[克里斯汀]: 您可能需要手动在应用程序代码中添加以下解决方法 应该有一个函数 ll_flush_adv_rx_fifo()。该函数的代码在应用程序代码中不存在,因此需要使用“extern”声明它。将此函数外部化后,输入参数和返回值均为 void,然后调用: 1.每次停止扫描前都要打电话 2. 如果设备长时间未扫描,请停止扫描并重新呼叫,然后再开始扫描。 禁用扩展扫描(仅使用传统扫描)是否可以避免这个问题? 是否允许从应用程序中读取 INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) 以进行诊断?这次读取操作是否会影响控制器的 FIFO 处理? ==>[Christine]:关于这两个问题,我需要进一步了解后再回复你。   BR, Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 嗨,克里斯汀, 感谢您的回复。 关于OK案例(2025年12月)和NOK案例之间的区别: 我们在 SDK 2.6.916 中发现了一个错误迁移。我们现在正在使用正确的 SDK 2.6.916 版本重新进行测试。图书馆。 测试设置也不同: 先前测试(合格):3 个单元(2 个样品单元和 1 个开发单元),无天线。 当前测试:5 台全新量产机型,全部安装天线。 我们还有一些其他问题: 是 2.6.815修复“修复了某些情况下导致广告丢失的扫描问题”是否与 SDK 2.6.916 中的扫描 FIFO 锁定解决方法 (ll_flush_adv_rx_fifo()) 相同? 刷新后,使用传统的 START_SCAN 命令 (0x42) 重新启动扫描。启用扩展扫描后,重启后 AUX(辅助频道)接收是否能正常恢复? 在控制器中断服务例程 (ISR) 运行时,直接从应用程序任务调用 ll_flush_adv_rx_fifo() 是否安全?控制器的扫描中断处理是否存在并发或同步问题? 在 SDK 2.6.615 中控制器库中,ll_self_device_data[18]的第0位是什么意思?(我们正在考虑在2.6.615版本上手动执行相同的刷新操作。) 此致, 韩正奎 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 谢谢你提供的信息。 我仍在向我们的内部团队核实,以获取您问题的答案。 如有任何更新,我会通知您。 BR, Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 以下是我们内部团队的回复,供您参考。 1. 禁用扩展扫描(仅使用传统扫描)是否可以避免此问题? [NXP]:答案是否定的,虽然我们没有测试过这种情况,但这应该与扩展扫描无关。 2.是否允许从应用程序中读取 INIT_SCN_ADV_RX_FIFO (0x4008007C) 以进行诊断?这次读取操作是否会影响控制器的 FIFO 处理? [NXP]:最好不要从应用程序端读取数据,可以先停止扫描,读取后再继续扫描。 3.是2.6.815吗?修复“修复了某些情况下导致广告丢失的扫描问题”是否与 SDK 2.6.916 中的扫描 FIFO 锁定解决方法 (ll_flush_adv_rx_fifo()) 相同? [NXP]:目前我还不确定,需要一些时间进行调查。 4.刷新后,使用传统的 START_SCAN 命令 (0x42) 重新启动扫描。启用扩展扫描后,重启后 AUX(辅助频道)接收是否能正常恢复? [NXP]:是的。但您需要按照以下步骤操作:停止扫描 > ll_flush_adv_rx_fifo() > 重新开始扫描。 5.当控制器中断服务例程运行时,直接从应用程序任务调用 ll_flush_adv_rx_fifo() 是否安全? [NXP]:如上所述,最好在停止扫描时调用 ll_flush_adv_rx_fifo() 函数。 6.控制器的扫描中断处理是否存在并发或同步问题? [NXP]:您说的并发或同步问题是什么意思?能否详细说明一下?如果按照上述步骤操作,停止扫描并刷新,然后再重新启动扫描,我认为不会导致任何并发或同步问题。 7.扩展扫描(跟随 AUX 指针到辅助通道)是否会导致 LL 扫描器进入一种状态,即当 SCAN_STATUS.Scan_on 保持为 1 时,它不再接收任何通道的信号? [NXP]:到目前为止,我们还没有发现此类问题。 BR, Christine。 Re: MKW38 BLE Scan not working when long time test 你好, @JungkyuHan1 3. 2.6.815 版本中的修复程序“修复了某些情况下导致广告丢失的扫描问题”是否与 SDK 2.6.916 中的扫描 FIFO 锁定解决方法 (ll_flush_adv_rx_fifo()) 相同? [NXP]:虽然不完全相同,但存在关联。2.6.815 中的修复不足以解决扫描 FIFO 锁定问题,因此该修复无法完全解决扫描 FIFO 问题,所以最好添加该解决方法。 如果您对此帖还有其他疑问,请告诉我。 BR, Christine。
View full article
FRDM-ADPT-MCX-M2: RTP USB Camera Stream over Wi-Fi In this lab, we'll learn how to access Application Code Hub directly from Visual Studio Code, download a RTP USB Camera Stream over WiFi (FRDM‑MCXN947 + IW610), and run it on the FRDM-MCXN947 using IW610G-M2 + FRDM-ADPT-MCX-M2 to add Wi-Fi capabilities and USB camera to video stream. Hardware Requirements: FRDM-MCXN947 FRDM-ADPT-MCX-M2 IW610G-M2 Logitech C920 HD Pro WebCam Type C USB Cable Software Requirements: IDE: Visual Studio Code 1.130 or later SDK: V26.06.00 LTS VLC  RTP USB Camera Stream over Wi-Fi lab guide (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6405436030112w960h540r364'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) Community Support If you have questions regarding this training, please leave your comments in our MCU Community! here 
View full article
Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 I have a question regarding the VOL characteristics of the PCA82C251T/YM,118. According to the datasheet, the maximum VOL is specified as 1.5 V at an output current of 10 mA, and 0.2 × VCC at an output current of 1 mA. However, I am not sure how to determine or estimate the VOL when the actual output current is less than 1 mA. Could you please provide any characteristic curves, reference data, or a recommended method for estimating VOL at output currents below 1 mA? If there is a recommended VOL value to use for design calculations under such low-current conditions, please let me know. Re: Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 Hi yoshiki11457901 51 For IVN products we don't provide additional parameters except datasheet included. So you can refer to the VOL value under test condition of I4 = 1 mA for current less  1 mA.
View full article
QEMU for i.MX 95 Hello, We have built the OpenBMC for the i.MX 95 ( Machine ->evb-imx95  , Image ->obmc-phosphor-image  ) using walnascar branch of the nxp-imx-support repository ( https://github.com/nxp-imx-support/meta-nxp-openbmc/tree/walnascar ) . We don't have an evaluation board available for testing, so we would like to know whether QEMU Emulation support is available for the i.MX 95 platform to run the OpenBMC image. Specifically: Does NXP provide a QEMU machine model for the i.MX 95 (for example, in the imx-qemu repository), and does it support booting the OpenBMC image?. If not, is there a recommended way to test the OpenBMC image without hardware? We checked upstream QEMU and did not find an i.MX 95 machine type. Thank you Re: QEMU for i.MX 95 Hi @Kavinraj_08  We have not yet released a QEMU package supporting the i.MX 95. At the same time, there is no hardware-free testing solution for i.MX 95 OpenBMC. B.R
View full article
i.MX 8M Plus:VPUは4K H.264の短いクリップを1080p HDMIディスプレイにダウンスケールして再生できますか? 皆さんこんにちは。i.MX 8M Plusボードを使用して、1080pのHDMIディスプレイ上で短いMP4クリップ(それぞれ4~10秒、H.264、3840x2160、24fps)をループ再生することを検討しています。これらのクリップは、例えば Veo3 AI上のGemini Omni Flashモデルなど、AI動画ジェネレーターから来ており、最大4Kまでエクスポートできます(開示:私はGoogleとは提携していない独立サービス、Veo3 AIと仕事をしています)。 設定を行う前に、その方法を確認しておきたいと思います。私が考えていたのは、このようなパイプラインです。 gst-launch-1.0 filesrc location=clip.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! vpudec ! imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! waylandsink 質問: 8M Plus VPUは4K H.264をリアルタイムで24fpsでデコードできますか?それともクリップを1080pにトランスコードしてからボードにコピーしたほうが良いのでしょうか? imxvideoconvert_g2dは4Kから1080pへのダウンスケールに適した要素でしょうか、それともwaylandsinkへのゼロコピーパスが存在するのでしょうか? クリップのプレイリストをループ再生する場合、ファイル間に黒いフレームが表示されないようにするための推奨される方法はありますか? アドバイスをいただければ幸いです。 Re: i.MX 8M Plus: can the VPU play 4K H.264 short clips downscaled to a 1080p HDMI display? こんにちは、 @ethancaldwell 1. imx8mp vpuはハードウェア制限なしで4K動画をデコードできますが、1080pのパフォーマンスのみ保証し、私たちはSWの制限を1080pに設定しました。4K解像度を使用する必要がある場合は、ソースコードを変更する必要があります。SO、クリップを1080pにトランスコードする方が良いです。 2. スケーリングにはimxvideoconvert_g2dを使用してください。 3. 現在、`gst-launch`において複数のファイルをシームレスに切り替えるための公式な直接的な解決策は存在しません。複数のファイルを事前に1つの長い動画に多重化し、その単一ファイルをループ再生するように設定することをお勧めします。 B.R
View full article
FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibility Hi NXP Community, I am currently working with the FRDM-IMX93 development board and using the official Flexbuild tool (lsdk2606) to build a Debian system. However, I am encountering a boot hang issue that I suspect is related to a hardware change on the board. 1. The Issue: After flashing the built images to an SD card and booting the board, the system hangs after the following SPL logs. There is no further output: text 编辑       1U-Boot SPL 2025.04 (Oct 14 2026 - 09:56:14 +0800)2PMIC: PCA9451A 3PMIC: Over Drive Voltage Mode 4DDR: 3733MTS 5DDR: 3733MTS 6M33 prepare ok 2. Root Cause Analysis: I noticed that the DDR chip on my FRDM-IMX93 board is a JSC LPDDR4X (Part Number: JSL4BAG167ZAMF), which differs from the original Micron DDR specified in the schematics. By analyzing the U-Boot source code (board/freescale/imx93_frdm/spl.c and Makefile), I found that the default lpddr4x_2gb_timing.c provided by Flexbuild is likely tailored for Micron DDR. When U-Boot attempts to initialize the JSC DDR using these Micron timings at 3733MTS, the initialization fails (the ddr_init() loop runs twice without printing "found DRAM ... matched"). Consequently, the Cortex-M33 core hangs when it tries to access the uninitialized/unstable DDR memory. 3. Questions: Does NXP provide an updated U-Boot BSP or specific LPDDR4X timing files (lpddr4x_2gb_timing.c) officially validated for the JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) on the FRDM-IMX93 board? If there is no pre-built timing file, could you provide the recommended DDR parameters (e.g., ODT, Vref, tRFC, etc.) for this specific JSC chip, or point me to the correct Config Tools template? Are there any known errata or hardware revisions for FRDM-IMX93 regarding this DDR vendor change that require specific software patches? Any guidance or official timing files would be highly appreciated. Thank you! Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil Hi, Thank you so much for the quick and helpful response! I checked our U-Boot source tree and confirmed that the commit you referenced (4c35a6086aed) was indeed missing. After applying this update to add support for the JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X device, the issue has been fully resolved and the board is now working as expected. Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil Could you please check whether the following update is included in your U-Boot source tree? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/commit/4c35a6086aedca2f6220382920242ad81ae372f6 This update adds support for the JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X device used on newer FRDM-IMX93 boards. If this update is not included in your current U-Boot version, it may be related to the issue you are seeing. Thanks.
View full article
74AHC1G04GWのVOHおよびVOL特性に関する質問 74AHC1G04GWのVOHおよびVOL特性について質問があります。 データシートによると、VOHとVOLの仕様は出力電流8mAで規定されている。 しかし、実際の出力電流が8mA未満の場合、VOHとVOLをどのように決定または推定すればよいのか分かりません。 8 mA未満の出力電流でのVOHとVOLを推定する特徴曲線、参考データ、または推奨される方法を教えていただけますか? このような低電流条件下での設計計算に推奨されるVOHおよびVOLの値があれば、ぜひ教えてください。
View full article
FRDM-IMX93 启动卡在“M33 prepare ok”处,原因是 JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) 不兼容。 NXP社区的各位好, 我目前正在使用 FRDM-IMX93 开发板,并使用官方的 Flexbuild 工具 (lsdk2606) 版本 Debian 系统。但是,我遇到了启动卡住的问题,我怀疑这与开发板上的硬件改动有关。 1. 问题: 将构建好的镜像文件烧录到 SD 卡并启动开发板后,系统在输出以下 SPL 日志后卡死,没有其他输出: 文字 编辑       1U-Boot SPL 2025.04 (Oct 14 2026 - 09:56:14 +0800)2PMIC: PCA9451A 3PMIC: Over Drive Voltage Mode 4DDR: 3733MTS 5DDR: 3733MTS 6M33 prepare ok 2. 根本原因分析: 我注意到我的FRDM-IMX93主板上的DDR芯片是 JSC LPDDR4X(部件号:JSL4BAG167ZAMF) ,与原理图中指定的原始 Micron DDR 不同。 通过分析 U-启动 源代码( 板/freescale/imx93_frdm/spl.c) 和 Makefile ),我发现默认 lpddr4x_2gb_timing.c Flexbuild 提供的配置很可能是针对 Micron DDR 定制的。当 U-启动 尝试使用这些 Micron 时序(3733MTS)初始化 JSC DDR 时,初始化失败( ddr_init() 循环运行两次,但均未打印“找到 动态随机存取存储器\(DRAM\) ... 匹配”信息。因此,Cortex-M33 内核在尝试访问未初始化/不稳定的 DDR 内存时会挂起。 3. 问题: NXP 是否 为 FRDM-IMX93 板上的 JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) 提供官方验证的更新版 U-Boot BSP 或特定的 LPDDR4X 时序文件 ( lpddr4x_2gb_timing.c)? 如果没有预先构建的时序文件,能否提供该特定 JSC 芯片的推荐 DDR 参数(例如 ODT、Vref、tRFC 等),或者指出正确的配置工具模板? FRDM-IMX93 是否有任何已知的勘误或硬件修订(与 DDR 供应商变更有关),需要特定的软件补丁? 任何指导或官方计时文件都将不胜感激。谢谢你! Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil 您好,非常感谢您的快速回复和帮助!我检查了我们的 U-Boot 源代码树,并确认您引用的提交(4c35a6086aed)确实缺失。在应用此更新以添加对 JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X 设备的支持后,该问题已完全解决,板现在可以正常工作。 Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil 请检查一下您的 U-Boot 源代码树中是否包含了以下更新? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/commit/4c35a6086aedca2f6220382920242ad81ae372f6 本次更新增加了对新型 FRDM-IMX93 板卡上使用的 JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X 设备的支持。 如果您的当前 U-Boot 版本中未包含此更新,则可能与您遇到的问题有关。 谢谢。
View full article
Question about VOH and VOL characteristics of 74AHC1G04GW I have a question regarding the VOH and VOL characteristics of the 74AHC1G04GW. According to the datasheet, the VOH and VOL specifications are provided at an output current of 8 mA. However, I am not sure how to determine or estimate the VOH and VOL when the actual output current is less than 8 mA. Could you please provide any characteristic curves, reference data, or a recommended method for estimating VOH and VOL at output currents below 8 mA? If there are recommended VOH and VOL values to use for design calculations under such low-current conditions, please let me know.
View full article
S32K3 UTESTプログラムでハードフォルトが発生する こんにちは、 JTAGやデバッグのアクセスを制限するために、S32K312に16バイトのパスワード(HSEなし)を設定して制限するテストアプリケーションを作成しようとしています。以前は2段階のアプローチをとっていました。1つのプログラムでパスワードを設定し、もう1つのプログラムでライフサイクルを進めるという方法で、これはうまく機能していたようです。 現在、両方を一つのシーケンスにまとめて最終的にメインアプリケーションに統合しようとしていますが、パスワードをプログラムしようとするとMCUがハードフォルトを発生させる問題に直面しています。 パスワードをプログラムしようとする前にパスワードは設定されておらず(全0xFF)、ハードフォールトが生成されたもののパスワードは実際にプログラムされていることを確認できます。これが以前の2段階の方法がうまくいった理由だと思います。最初の段階がハードフォールしても気づかず、単に2段階をプログラムしたはずです。 以下は私のコードスニペットです。なお、起動スクリプト内でライフサイクル構成ワードのアドレスも設定しており、これはIVTに含めるようにしています。起動スクリプトやリンカーには、他に一切変更は加えられていません。 #define MASTER_ID (0U) #define CUST_DB_PSWD_A_ADDR (0x1B000080U) #define CUST_DB_PSWD_A_SECTOR (C40_UTEST_ARRAY_0_S000) #define CUST_DB_PSWD_A_LENGTH (16U) #define LC_CONFIGURATION_WORD_ADDR (0x005A6000) #define LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR (C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_1_S211) #define LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH (8U) uint8_t cust_db_pswd_a[CUST_DB_PSWD_A_LENGTH] __attribute__((aligned(4))) = { 0x35, 0x2E, 0x04, 0x92, 0x65, 0x25, 0x09, 0x23, 0x35, 0x2E, 0x04, 0x92, 0x65, 0x25, 0x09, 0x23 }; uint8_t lc_configuration_word[LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH] __attribute__((aligned(4))) = { 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 }; /* Minimum data length 8 bytes */ int main(void) { Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); C40_Ip_Init(&C40_Ip_InitCfg); /* PROGRAMMING ADKP */ if (C40_Ip_GetLock(CUST_DB_PSWD_A_SECTOR) == C40_IP_STATUS_SECTOR_PROTECTED) { C40_Ip_ClearLock(CUST_DB_PSWD_A_SECTOR, MASTER_ID); } C40_Ip_MainInterfaceWrite(CUST_DB_PSWD_A_ADDR, CUST_DB_PSWD_A_LENGTH, cust_db_pswd_a, MASTER_ID); /* Hardfaults here, but UTEST program is actually successful */ while (C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; /* ADVANCING LC */ if (C40_Ip_GetLock(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR) == C40_IP_STATUS_SECTOR_PROTECTED) { C40_Ip_ClearLock(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR, MASTER_ID); } C40_Ip_MainInterfaceSectorErase(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR, MASTER_ID); while (C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; C40_Ip_MainInterfaceWrite(LC_CONFIGURATION_WORD_ADDR, LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH, lc_configuration_word, MASTER_ID); while (C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; while (true) ; return 0U; } 私の.mex設定は以下のとおりです。 私が何か間違っている点があれば、ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。 ハリーシュS Re: S32K3 UTEST program generates hardfault ハイ アドレス 0x402EC004 の「 21.7.1.3 モジュール構成ステータス (MCRS) 」の値を確認してください。MCRS[RWE] = 1 の場合、前回の読み取り中に RWW エラーが発生したことを意味します。 それでは、「 s32k312 でフラッシュが消去されたときに C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus API でハードフォルトが発生する」の議論をお読みください。 よろしくお願いいたします ロビン Re: S32K3 UTEST program generates hardfault こんにちは、 @Robin_Shen さん。 ご返信ありがとうございます。ご指摘のとおり、RWWのエラーでした。 UTESTセクションは別のブロックで、フラッシュ消去やプログラム機能はフラッシュから動くと思っていましたが、どうやらそうではなかったようです。機能をRAMに移動させたことで問題が解決しました。 よろしくお願いいたします。 ハリーシュS
View full article
i.MX 8M Plus:VPU 能否播放降频至 1080p HDMI 显示器的 4K H.264 短片? 大家好,我们正在考虑使用 i.MX 8M Plus 板在 1080p HDMI 显示器上循环播放短 MP4 片段(每个 4-10 秒,H.264,3840x2160,24 fps)。这些片段来自 AI 视频生成器,例如Veo3 AI 上的 Gemini Omni Flash 模型,它可以导出高达 4K 分辨率的视频(声明:我与 Veo3 AI 合作,这是一个独立的服务,与 Google 无关)。 在进行设置之前,我想先确认一下方法。我设想的就是这样的管道: gst-launch-1.0 filesrc location=clip.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! vpudec ! imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! waylandsink 问题: 8M Plus VPU 能否实时解码 24 fps 的 4K H.264 视频,还是最好在复制到板卡之前将视频片段转码为 1080p? imxvideoconvert_g2d 是将 4K 降采样到 1080p 的正确元素吗?或者是否存在无需复制即可使用 waylandsink 的方法? 循环播放视频片段列表时,有没有推荐的方法可以避免文件之间出现黑帧? 感谢您提供的任何建议。 Re: i.MX 8M Plus: can the VPU play 4K H.264 short clips downscaled to a 1080p HDMI display? 嗨@ethancaldwell 1. imx8mp vpu 可以解码 4K 视频而没有硬件限制,但只能保证 1080p 的性能,因此我们通过软件将其限制在了 1080p。如果必须使用 4K 分辨率,则需要修改源代码。所以,最好将视频片段转码为 1080p。 2. 请使用 imxvideoconvert_g2d 进行缩放。 3. 目前,`gst-用上市,不用发布` 中还没有官方的、直接的解决方案来实现多个文件之间的无缝切换。建议事先将多个文件合并成一个长视频,然后将该单个文件设置为循环播放。 B.R
View full article
关于PCA82C251T/YM,118的VOL特性的问题 我有一个关于 PCA82C251T/YM,118 的 VOL 特性的问题。 根据数据手册,最大电压 VOL 在输出电流为 10 mA 时为 1.5 V,在输出电流为 1 mA 时为 0.2 × VCC。 但是,当实际输出电流小于 1 mA 时,我不知道如何确定或估计 VOL。 请问能否提供一些特性曲线、参考数据或推荐的方法来估算输出电流低于 1 mA 时的 VOL? 如果在这种低电流条件下进行设计计算时有推荐的 VOL 值,请告诉我。 Re: Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 嗨 yoshiki11457901 51 对于IVN产品,除随附的数据表外,我们不提供其他参数。 因此,对于电流小于 1 mA 的情况,您可以参考 I4 = 1 mA 测试条件下的 VOL 值。
View full article
S32K3 UTEST 程序产生硬故障 你好, 我正在尝试创建一个测试应用程序,通过为 S32K312 设置 16 字节密码(不使用 HSE)来限制 JTAG/调试访问。之前我采用的是两阶段方法——一个程序用于设置密码,另一个程序用于推进生命周期,这种方法似乎运行良好。 我现在正尝试将两者合并成一个序列,以便最终集成到我的主应用程序中,但我遇到了问题,当我尝试对密码进行编程时,MCU 会产生硬故障。 我可以确认,在尝试设置密码之前,没有设置密码(全程 0xFF),即使产生了硬故障,密码实际上也已经设置好了——这一定是我的前两阶段方法奏效的原因,因为即使第一阶段出现硬故障,我也不会注意到,只会简单地设置第二阶段。 以下是我的代码片段。请注意,我还在启动脚本中设置了生命周期配置字地址,以便将其包含在 IVT 中。启动脚本或链接器没有其他修改。 #define MASTER_ID (0U) #define CUST_DB_PSWD_A_ADDR (0x1B000080U) #define CUST_DB_PSWD_A_SECTOR (C40_UTEST_ARRAY_0_S000) #define CUST_DB_PSWD_A_LENGTH (16U) #define LC_CONFIGURATION_WORD_ADDR (0x005A6000) #define LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR (C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_1_S211) #define LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH (8U) uint8_t cust_db_pswd_a[CUST_DB_PSWD_A_LENGTH] __attribute__((aligned(4))) = { 0x35, 0x2E, 0x04, 0x92, 0x65, 0x25, 0x09, 0x23, 0x35, 0x2E, 0x04, 0x92, 0x65, 0x25, 0x09, 0x23 }; uint8_t lc_configuration_word[LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH] __attribute__((aligned(4))) = { 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 }; /* Minimum data length 8 bytes */ int main(void) { Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); C40_Ip_Init(&C40_Ip_InitCfg); /* PROGRAMMING ADKP */ if (C40_Ip_GetLock(CUST_DB_PSWD_A_SECTOR) == C40_IP_STATUS_SECTOR_PROTECTED) { C40_Ip_ClearLock(CUST_DB_PSWD_A_SECTOR, MASTER_ID); } C40_Ip_MainInterfaceWrite(CUST_DB_PSWD_A_ADDR, CUST_DB_PSWD_A_LENGTH, cust_db_pswd_a, MASTER_ID); /* Hardfaults here, but UTEST program is actually successful */ while (C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; /* ADVANCING LC */ if (C40_Ip_GetLock(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR) == C40_IP_STATUS_SECTOR_PROTECTED) { C40_Ip_ClearLock(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR, MASTER_ID); } C40_Ip_MainInterfaceSectorErase(LC_CONFIGURATION_WORD_SECTOR, MASTER_ID); while (C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; C40_Ip_MainInterfaceWrite(LC_CONFIGURATION_WORD_ADDR, LC_CONFIGURATION_WORD_LENGTH, lc_configuration_word, MASTER_ID); while (C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus() == C40_IP_STATUS_BUSY) ; while (true) ; return 0U; } 我的 .mex配置如下—— 请问我哪里做错了? 此致敬礼, 哈里什·S Re: S32K3 UTEST program generates hardfault HI 请检查地址 0x402EC004 处的“ 21.7.1.3 模块配置状态 (MCRS) ”的值。如果 MCRS[RWE] = 1,则表示在之前的读取过程中发生了 RWW 错误。 然后请阅读“当 s32k312 中的 flash 被擦除时,C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus api 出现硬故障”中的讨论。 此致敬礼, Robin Re: S32K3 UTEST program generates hardfault 你好@Robin_Shen , 感谢您的回复——正如您所说,这确实是 RWW 错误。 我原以为 UTEST 部分是一个不同的模块,因此可以从闪存运行闪存擦除/编程功能,但显然并非如此。将函数移到内存中解决了我的问题。 此致, 哈里什·S
View full article