Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Two questions on power sequencing for MCX N5xxT in the 184 VFBGA package. Documents reviewed: data sheet MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0 (14 Aug 2026), section 2.5 and Table 9; Hardware Design Guide UG10092 Rev. 6.1, mixed supply power configuration section. 1. Is there a required power-down sequence? The only power-down statement I can find is Table 9 footnote [2], which is conditional on 1.2 V operation on Ports P2/P3. For designs operating those ports in the 1.71 V to 3.6 V range, is reverse-of-power-up required, recommended, or unnecessary? I am specifically interested in uncontrolled events such as brownout, where rail collapse order is not guaranteed. 2. Does VDD_USB have any sequencing requirement relative to the system domain? It appears in the ratings tables but in no sequencing rule in either document. Thanks. MCXN Power Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Hello @Kareem-Layous  1. There is no required power-down sequence, except for the condition mentioned in the note you referenced. Please follow the recommended power-up sequencing requirements in the datasheet when designing your system. 2. For VDD_USB, there is no special power-up sequencing requirement. Please ensure design as below: 3. There is a schematic available for the FRDM-MCXN947 board, which you may use as a reference. MCXN947 FRDM Board for Industrial IoT Solutions | NXP Semiconductors Thank you. BR Alice Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB Your review of section 2.5 and Table 9 is correct, the MCXN5xxT has no mandatory power‑down order except the 1.2 V footnote, so during a brown‑out the rails may collapse freely, though adding a supervisor to enforce a clean shutdown is advisable to protect internal state. In that context, the guidelines from Travis TX Property serve as a practical reference for matching hardware sequencing with local safety standards, especially when handling USB power domains. VDD_USB can be sequenced independently as long as its absolute‑max ratings are respected.
View full article
フラッシュプログラマーに組織またはセクターのアドレスマップはありません 良い一日、 MPC8347とS29JL064を搭載したカスタム基板のプログラミングを試みています。Windows 11にCodeWarrior 8.8を新規インストールし、8.8.5と8.8.6のパッチを適用しました。私たちはイーサネットに接続したCodeWarrior TAPを使っています。 FPDDeviceConfig.xmlに、このためのカスタム設定を作成する必要があります。提案されたように既存のデバイスをテンプレートとして使用しようとしたのですが、組織やセクターが表示されないため、それは正しくないようです。 FlashProgramerフォルダを削除してインストーラーの修復オプションを使ってみましたが、同じファイルが元に戻ってしまうだけです。 設定ファイルにエラーがあるのでしょうか、それとも他に何か問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。 Re: No organization or sector address map in flash programmer こんにちは、 CW 8.8 Flash Programmerでカスタムデバイスを追加する際に、「組織化やセクター化が行われない」という問題が発生する一般的な原因は、主に2つあります。 1. アルゴリズムELFファイルが見つからない(最もよくあるケース) 既存の Spansion/Cypress S29GL シリーズのエントリをテンプレートとしてコピーすると、その タグは S29GL-P_16x1.elf を参照します。これはCodeWarrior PA V8.8には同梱されていません。フラッシュプログラマーがアルゴリズムファイルを解決できない場合、セクタや組織を一切持たずにデバイスを静かにレンダリングします。 修正:アルゴリズムを amd16x1.elf に置き換えます。これはCW 8.8に搭載されており、S29JL064(AMDコマンドセット)と完全に互換性があります。 2. XMLエントリ構造が不正確または不完全 CW 8.8のXMLパーサーは厳格です。 または 要素の形式が不正であったり、互換性のないテンプレートからコピーされた場合、UIはそれらを黙って非表示にします。 ファイルの場所 編集する必要のあるファイルは次のとおりです。 C:\Program Files (x86)\Freescale\CodeWarrior PA V8.8\bin\Plugins\Support\Flash_Programmer\EPPC\FPDeviceConfig.xml     リファレンスドキュメント(すでにインストール時にあります): ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AddFlashDevs.pdf ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AN3630.CreatingFlashAlgorithm.pdf S29JL064の正しいXMLエントリ このブロックを ルート要素内に追加してください。S29JL064は、64Mbit(8MB)、AMD/CFIコマンドセット、16ビットバスです。セクターレイアウトはブートの種類によって異なります。ご使用のパーツのサフィックスに一致するものを使用してください。 S29JL064H — ボトムブート(下部に8×8KBのパラメータセクタ、メイン領域に127×64KB) <Device> <Name>S29JL064HName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x2000" number="8"/> <Sector size="0x10000" number="127"/> Sectors> Org> Organizations> Device>   S29JL064J — トップブート(メイン127×64KB、最上位パラメータセクター8×8KB) <Device> <Name>S29JL064JName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x10000" number="127"/> <Sector size="0x2000" number="8"/> Sectors> Org> Organizations> Device>     よろしくお願いします。
View full article
No organization or sector address map in flash programmer Good day, I am attempting to program a custom board with a MPC8347 and a S29JL064.  I have a fresh install of CodeWarrior 8.8 with the 8.8.5 and 8.8.6 patches on Windows 11.  We are using a CodeWarrior TAP hooked up to ethernet. I need to build a custom config for this in the FPDDeviceConfig.xml.  I was going to use the existing device as a template as suggested but that does not appear to be correct as no organization or sectors show up. I have tried deleting the FlashProgramer folder and using the installer repair option, but it just places the same file back. Is there an error with the config file or is there something else wrong? Thanks Re: No organization or sector address map in flash programmer Hello, There are two distinct problems commonly causing "no organization or sectors" in CW 8.8 Flash Programmer when adding a custom device: 1. Missing Algorithm ELF File (Most Common) When you copy an existing Spansion/Cypress S29GL-series entry as a template, its tag references S29GL-P_16x1.elf , which does not ship with CodeWarrior PA V8.8. When the Flash Programmer cannot resolve the algorithm file, it silently renders the device with no sectors/organization. Fix: Replace the algorithm with amd16x1.elf , which is present in CW 8.8 and is fully compatible with the S29JL064 (AMD command set). 2. Incorrect or Incomplete XML Entry Structure The CW 8.8 XML parser is strict — if the or elements are malformed or copied from an incompatible template, the UI suppresses them silently. File Location The file you need to edit is: C:\Program Files (x86)\Freescale\CodeWarrior PA V8.8\bin\Plugins\Support\Flash_Programmer\EPPC\FPDeviceConfig.xml     Reference documentation (already on your install): ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AddFlashDevs.pdf ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AN3630.CreatingFlashAlgorithm.pdf Correct XML Entry for S29JL064 Add this block inside the root element. The S29JL064 is 64 Mbit (8 MB), AMD/CFI command set, 16-bit bus. Sector layout differs by boot variant — use the one matching your part suffix: S29JL064H — Bottom Boot (8×8KB parameter sectors at bottom, 127×64KB main) <Device> <Name>S29JL064HName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x2000" number="8"/> <Sector size="0x10000" number="127"/> Sectors> Org> Organizations> Device>   S29JL064J — Top Boot (127×64KB main, 8×8KB parameter sectors at top) <Device> <Name>S29JL064JName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x10000" number="127"/> <Sector size="0x2000" number="8"/> Sectors> Org> Organizations> Device>     Regards
View full article
PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel Hi NXP team and community, According to the PT2001, the shared RAM architecture enables efficient RAM usage when multiple actuators must be controlled in parallel with identical microcode: "This architecture of shared RAM allows efficient use of the RAM when multiple actuators need to be controlled in parallel with identical microcode." I am currently working on a design where two actuators need to be driven simultaneously using identical drive profiles. To understand how to implement this properly, I am looking for: A simple example/demo project demonstrating how both cores in a single channel share and execute the same microcode from the shared RAM A brief explanation of the key configurations involved (e.g., core startup, any special register settings required to avoid conflicts) Does NXP provide such an example application or code sample? Any pointers to application notes, documentation, or example projects would be greatly appreciated. Thanks in advance for your support! PT2001 PT2000    Best regards, zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel HI Tom (@TomasVaverka ),  Thank you very much for your interest in the questions I raised! Thanks & BRs, zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel Hi Lex (@LexLiu), Could you please help with this another question from Mr. Zao Luo? Thanks & BRs, Tomas
View full article
MCXN5xxT (184 VFBGA) 电源时序 - 掉电顺序和 VDD_USB 关于采用 184 VFBGA 封装的 MCX N5xxT 的电源时序问题有两个。 审阅的文件:数据表 MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0(2026 年 8 月 14 日), 第 2.5 节和表 9;硬件设计指南 UG10092 修订版 6.1,混合 电源配置部分。 1. 是否有规定的关机顺序?唯一的关机声明 我找到的是表 9 的脚注 [2],该脚注的前提是工作电压为 1.2 V。 在端口 P2/P3 上。对于工作电压在 1.71 V 至 3.6 V 之间的端口设计 在特定范围内,反向开机是必需的、推荐的还是不必要的? 我特别感兴趣的是诸如电力中断之类的非人为控制事件。 铁路坍塌顺序无法保证。 2. VDD_USB 对系统是否有任何时序要求? 功能域?它出现在评分表中,但没有出现在任何排序规则中。 任一文件。 谢谢。 MCX N 电源 Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB 你好@Kareem-Layous 1.除了您提到的说明中所述的情况外,没有要求的关机顺序。设计系统时,请遵循数据手册中推荐的上电顺序要求。 2. 对于 VDD_USB,没有特殊的上电时序要求。请确保设计符合以下要求: 3. FRDM-MCXN947 板有原理图,您可以参考使用。面向工业物联网解决方案的MCXN947 FRDM 板 | 恩智浦半导体 谢谢! BR 爱丽丝 Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB 您对第 2.5 节和表 9 的审查是正确的,MCXN5xxT 除了 1.2V 脚注外没有强制断电顺序,因此在电压骤降期间,电源轨可能会自由崩溃,但建议添加一个监控器来强制干净地关机,以保护内部状态。在此背景下, Travis TX Property的指导方针可作为将硬件排序与当地功能安全标准相匹配的实用参考,尤其是在处理 USB 功率域时。只要满足其绝对最大额定值,VDD_USB 就可以独立排序。
View full article
闪存编程器中没有组织或扇区地址映射 再会, 我正在尝试用MPC8347和S29JL064对一块定制板进行编程。我在Windows 11系统上全新安装了CodeWarrior 8.8,并打上了8.8.5和8.8.6的补丁。我们使用连接到以太网的 CodeWarrior TAP。 我需要在 FPDDeviceConfig.xml 文件中为此创建一个自定义配置。我原本打算按照建议使用现有设备作为模板,但这似乎并不正确,因为没有显示任何组织或部门。 我尝试过删除 FlashProgramer 文件夹并使用安装程序修复选项,但它只是把同一个文件放了回去。 是配置文件有错误,还是其他地方出了问题? 谢谢! Re: No organization or sector address map in flash programmer 你好, 在 CW 8.8 Flash Programmer 中添加自定义设备时,通常存在两个导致“无组织或扇区”的典型问题: 1. 缺少算法 ELF 文件(最常见) 当您将现有的 Spansion/Cypress S29GL 系列条目复制为模板时,其 标签会引用 S29GL-P_16x1.elf 。CodeWarrior PA V8.8 不包含此功能。当 Flash Programmer 无法解析算法文件时,它会默默地将设备渲染成无扇区/无组织的状态。 修复方法:将算法替换为 amd16x1.elf 文件。该功能存在于 CW 8.8 中,并且与 S29JL064(AMD 命令集)完全兼容。 2. XML条目结构不正确或不完整 CW 8.8 XML 解析器非常严格——如果 或 元素格式错误或从不兼容的模板复制,用户界面将默默地将其抑制。 文件位置 您需要编辑的文件是: C:\Program Files (x86)\Freescale\CodeWarrior PA V8.8\bin\Plugins\Support\Flash_Programmer\EPPC\FPDeviceConfig.xml     参考文档(已包含在您的安装包中): ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AddFlashDevs.pdf ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AN3630.CreatingFlashAlgorithm.pdf S29JL064 的正确 XML 条目 将此代码块添加到 根元素内。S29JL064 是 64 Mbit (8 MB),AMD/CFI 命令集,16 位总线。扇区布局因启动版本而异——请使用与您的部件后缀匹配的版本: S29JL064H — 底部启动(底部 8×8KB 参数扇区,127×64KB 主扇区) <Device> <Name>S29JL064HName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x2000" number="8"/> <Sector size="0x10000" number="127"/> Sectors> Org> Organizations> Device>   S29JL064J — 顶部启动(127×64KB 主扇区,顶部 8×8KB 参数扇区) <Device> <Name>S29JL064JName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x10000" number="127"/> <Sector size="0x2000" number="8"/> Sectors> Org> Organizations> Device>     此致
View full article
MCXN5xxT (184 VFBGA) 電源シーケンス - 電源オフ順序とVDD_USB 184 VFBGAパッケージ内のMCX N5xxTの電源シーケンスについて2つの質問があります。 レビュー対象文書:データシート MCXNTP184M170F70 Rev. 2.0(2026年8月14日)、 セクション2.5および表9;ハードウェア設計ガイド UG10092 Rev. 6.1、混合版 電源構成セクション。 1. 電源を切る際に必要な手順はありますか?唯一の電源停止声明 1.2V動作を条件とする表9の脚注[2]が見つかります ポートP2/P3で。1.71Vから3.6Vのポートで動作するデザインの場合 射程、パワーアップの逆行は必要ですか、推奨されるべきでしょうか、それとも不要ですか? 特にブラウンアウトのような制御不能なイベント情報に興味があります。 ここでレール崩壊命令は保証されません。 2. VDD_USBはシステムに対して何らかのシーケンス要件がありますか? ドメイン?評価表には記載されていますが、順序付けルールには記載されていません。 どちらの文書でも構いません。 ありがとうございます。 MCX N パワー Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB こんにちは、@Kareem-Layous さん。 1.ご指摘の注記に記載されている条件を除き、電源オフの手順は特に定められていません。システムを設計する際は、データシートに記載されている推奨される電源投入シーケンス要件に従ってください。 2. VDD_USBについては、特別な電源投入シーケンス要件はありません。以下の通りのデザインをお願いします。 3.FRDM-MCXN947基板の回路図が利用可能ですので、参考にしてください。MCXN947 FRDM産業用IoTソリューション委員会 |NXP Semiconductors よろしくお願いします。 BR アリス Re: MCXN5xxT (184 VFBGA) power sequencing - power-down order and VDD_USB セクション2.5と表9のあなたのレビューは正しいです。MCXN5xxTには1.2Vの脚注以外に強制的な電源停止命令はないため、ブラウンアウト時にはレールが自由に崩壊することがありますが、内部状態を守るためには監督者の追加がクリーンシャットダウンを強制することが推奨されます。この文脈で、 Travis TX Propertyのガイドラインは、特にUSB電源ドメインを扱う際に、ハードウェアシーケンスをローカルのセーフティ基準と照合するための実用的な参考資料となります。VDD_USBは絶対最大値が守られれば独立してシーケンスできます。
View full article
Tedの木工パッケージは価値がありますか?詳細かつ正直なレビュー もし木工に興味がある方や、DIYプロジェクトが好きな方、あるいは自宅でのワークショップを始めたばかりなら、おそらくテッドズ・ウッドワーキングのことを聞いたことがあるでしょう。16,000以上のプランを提供するという謳い文句で、オンライン上の至る所に登場し、大きな注目を集めている。 では、本当の中身は何なのでしょうか?全体を掘り下げて、レイアウトを見直し、実際に手に入るものを確認し、良いものとあまり良くないものを選別しました。ここでは、テッドズ・ウッドワーキングが提供するサービスと、その欠点を率直に検証し、あなたにとって最適な選択肢かどうかを判断するのに役立てていただきたいと思います。 まず最初に、テッドの木工所とは何でしょうか?要するに、テッド・マクグラスは、ほぼあらゆるスキルレベルに対応した、膨大な数の木工設計図をデジタルデータとしてまとめ上げたのだ。新しいプロジェクトのためにウェブ上をくまなく探したり、大量の本を購入したりするのにうんざりしているなら、ここは必要なものがすべて揃う場所です。中には、シンプルな家具、物置小屋、鳥小屋、作業台など、さまざまな設計図が掲載されています。 ここに 何 あなた 得る: 段階的な設計図:すべてのプロジェクトには、詳細な図面、複数の角度からの図、および組み立ての各部分を具体的に説明した手順書が記載されています。 カットリストと素材リスト:各プロジェクトごとにわかりやすいショッピングリストが用意されているので、何を買うべきかが正確にわかります。推測する必要がなく、木材の無駄も少なくなる。 スキルの多様性:初めてのプロジェクトで基本的な手工具を使う方から、プロとしてより難易度の高い高度なプランに挑戦したい方まで、誰もが楽しめる内容になっています。 特典:このバンドルには、木工ビジネスのヒント、CADプランビューア、作業を進める上で役立つ解説ビデオなど、ボーナスガイドが付属しています。 全体として、Ted's Woodworkingは本当に多様性に富んだ膨大なコレクションですが、最も重要なのは中身を実際に使うかどうかです。 メリット 豊富な選択肢:多くのプランが用意されているので、常に新しい試しができます。インスピレーションが枯渇したり、好きなスタイルが見つからなかったりすることは、かなり難しいことだ。 初心者に最適です:寸法から視覚的なガイドまですべてが明確に並べられているので、初めて作ったものでも各パーツの組み立て方が簡単にわかります。 材料費を節約:詳細なカットリストがあれば、何を購入すればよいかが正確にわかります。もう材木店で高額なミスはしない。リスクフリー購入:ClickBankでは60日間の返金保証があるSO、期待通りにならなくても返金がCANです。 デメリット 最初は少し圧倒される:何千ものファイルを見て回るため、メンバーエリアは混沌として感じられるかもしれませんが、すべての場所が把握できるまでは。大容量ダウンロード:ファイルサイズが非常に大きいです。インターネットが遅いと、すべてのダウンロードに時間がかかり、ブラウジングも遅延することもあります。 最終評決 インターネットで散在する寸法や意味不明な設計図を探し回るのにうんざりしているなら、Ted’s Woodworking がその手間をすべて省いてくれます。DIY愛好家が、整理された膨大なデザインライブラリに簡単かつ瞬時にアクセスしたいなら、定番のスポットです。 実際に何が手に入るのか気になりますか?下記の概要図には、公式の解説、ビデオガイド、最新情報が掲載されています。 下記のQRコードをスキャンして、公式プレゼンテーションをご覧ください。 スマートフォンのカメラでスキャンすると、公式ページに直接アクセスできます
View full article
PT2001演示请求:双核处理器在单通道上共享同一微代码 NXP团队和社区的各位好, 根据 PT2001,共享 RAM 架构能够在多个致动器必须使用相同的微代码并行控制时实现高效的 RAM 使用: “当需要多个致动器需要使用相同的微代码并行控制时,这种共享 RAM 架构能够高效地使用 RAM。” 我目前正在研究一个设计,其中需要使用相同的驱动曲线同时驱动两个致动器。为了了解如何正确实施,我正在寻找: 这是一个简单的示例/演示项目,展示了单个通道中的两个核心如何共享并从共享 RAM 中执行相同的微代码。 对所涉及的关键配置进行简要说明(例如,核心启动、避免冲突所需的任何特殊寄存器设置) NXP是否提供此类示例应用程序或代码示例?非常感谢您能提供任何应用笔记、文档或示例项目的线索。 感谢您的支持! PT2001 PT2000   此致敬礼,zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel 嗨,汤姆( @TomasVaverka ), 非常感谢您对我提出的问题感兴趣! 谢谢 & BRs,zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel 嗨 Lex( @LexLiu ), 您能否帮忙解答一下赵罗先生的另一个问题? 谢谢 & BR,托马斯
View full article
​Is Ted’s Woodworking Package Worth It? A Detailed Honest Review If you’re into woodworking, love DIY projects, or just getting started in your own home workshop, you’ve probably heard about Ted’s Woodworking. With promises of 16,000+ plans, it pops up everywhere online and gets a lot of attention. So, what’s really inside? I dug into the whole thing—looked over the layout, checked what you actually get, and sorted the good stuff from the not-so-great. Here’s a straight-up look at what Ted’s Woodworking offers and where it falls short, to help you figure out if it’s right for you. First off, what is Ted’s Woodworking? In short, Ted McGrath put together a giant digital stash of woodworking plans for just about every skill level. If you’re tired of searching all over the web or buying a ton of books for new projects, this is meant to be everything in one place. Inside, you’ll find plans for simple furniture, garden sheds, birdhouses, workbenches, and a lot more.  Here’s what you get: Step-by-Step Blueprints: Every project lists out detailed diagrams, multiple angle views, and instructions that spell out each part of the build. Cut and Material Lists: You get straightforward shopping lists for each project, so you know exactly what to buy. No guessing, and less wasted wood. Skill Variety: There’s something for everyone, whether you’re working with basic hand tools for your first project or you want tougher, more advanced plans to tackle as a pro. Extras: The bundle throws in bonus guides—things like woodworking business tips, a CAD plan viewer, and some instructional videos to help you along the way. Overall, Ted’s Woodworking is a huge collection with real variety, but what matters most is whether you’ll actually use what’s inside. The Pros Tons of Choices: With so many plans available, you’ll always have something new to try. It’s pretty hard to run out of inspiration or not find a style you like. Great for Beginners: Everything’s laid out clearly, from the measurements down to visual guides, so even if you’ve never built anything before, it’s easy to figure out how each piece comes together. Save on Materials: Detailed cut lists mean you know exactly what to buy. No more expensive mistakes at the lumberyard. Risk-Free Purchase: There’s a 60-day money-back guarantee through ClickBank, so if it doesn’t live up to your expectations, you can get a refund. The Cons Kind of Overwhelming at First: With thousands of files to look through, the member’s area can feel chaotic until you get the hang of where everything is. Big Downloads: The files are huge. If your internet is slow, downloading everything takes a while and browsing can lag. Final Verdict If you’re tired of digging through the internet for scattered measurements and plans that barely make sense, Ted’s Woodworking saves you all that hassle. It’s the go-to spot for any DIYer who wants easy, instant access to a massive library of well-organized designs. Curious about what you actually get? You’ll find an official breakdown, video guides, and the latest info in the overview graphic below.  Scan the QR Code Below to View the Official Presentation: Scan with your smartphone camera to access the official page directly
View full article
PT2001デモリクエスト:同じマイクロコードを共有するデュアルコアが1チャネル NXPチームとコミュニティの皆様、こんにちは。 PT2001によると、共有RAMアーキテクチャは、複数のアクチュエータを同一のマイクロコードで並列制御する必要がある場合に、効率的なRAM使用を可能にする。 「この共有RAMアーキテクチャにより、複数のアクチュエータを同一のマイクロコードで並列制御する必要がある場合に、効率的なRAM使用が可能になります。」 現在、2つのアクチュエーターを同じドライブプロファイルで同時に駆動する必要がある設計に取り組んでいます。これを適切に実装する方法を理解するために、私は以下の情報を探しています。 単一のチャネル内で両方のコアが共有RAMから同じマイクロコードを共有・実行する方法を示す簡単な例/デモプロジェクト 関連する主要な設定に関する簡単な説明(例:コアの起動、競合を回避するために必要な特別なレジスタ設定など) NXPはそのような例やコードサンプルを提供していますか?アプリケーションノートやドキュメント、サンプルプロジェクトのヒントがあれば大変ありがたいです。 ごサポートありがとうございます! PT2001 PT2000   よろしくお願いいたします、zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel こんにちは、トム( @TomasVaverka ) 私が提起した質問にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます! ありがとう&BR、zaoluo Re: PT2001 Demo Request: Dual Cores Sharing the Same Microcode on a Single Channel こんにちは、Lex( @LexLiu ) ザオ・ルオさんからの別の質問について、手伝ってもらえますか? ありがとう&よろしく、トーマス
View full article
泰德的木工课程套餐值得购买吗?详细而诚实的评价 如果你喜欢木工、喜欢DIY项目,或者刚刚开始建立自己的家庭工作室,你可能听说过Ted's Woodworking。凭借着超过 16,000 个方案的承诺,它在网上随处可见,并引起了广泛关注。 那么,里面究竟是什么呢?我仔细研究了整个产品——查看了布局,检查了实际包含的内容,并将好的部分与不太好的部分区分开来。接下来,我们将直接介绍 Ted's Woodworking 提供的服务以及它的不足之处,以帮助您判断它是否适合您。 首先,Ted’s Woodworking 是什么?简而言之,泰德·麦格拉斯整理了一个巨大的数字木工图纸库,几乎涵盖了所有技能水平。如果你厌倦了在网络上到处搜索或为新项目购买大量书籍,那么这里旨在将所有内容集中在一个地方。里面包含简易家具、花园小屋、鸟屋、工作台等等的设计图纸。 这里是 什么 你 得到: 分步蓝图:每个项目都列出了详细的图表、多角度视图和说明,详细说明了构建的每个部分。 裁剪和材料清单:每个项目都会提供简明的购物清单,让您确切地知道要买什么。无需猜测,也减少了木材浪费。 技能多样性:无论您是使用基本手工具进行第一个项目,还是想要作为专业人士应对更艰巨、更高级的计划,每个人都能找到适合自己的内容。 额外内容:该套装还附赠额外指南——例如木工业务技巧、CAD 平面图查看器和一些教学视频,以帮助您一路前行。 总的来说,《泰德的木工》是一本内容丰富的合集,种类繁多,但最重要的是你是否真的会使用里面的内容。 优点 海量选择:我们提供如此多的套餐方案,您总能找到新的尝试。很难会缺乏灵感或者找不到自己喜欢的风格。 非常适合初学者:从尺寸到视觉指南,一切都安排得很清楚,所以即使你以前从未建造过任何东西,也很容易弄清楚每个部件是如何组装在一起的。 节省材料:详细的切割清单意味着您确切地知道要购买什么。木材厂不会再出现代价高昂的错误了。无风险购买:ClickBank 提供 60 天退款保证,因此如果产品不符合您的预期,您可以获得退款。 反对派 一开始可能会有点不知所措:会员区有成千上万个文件需要浏览,在你弄清楚所有内容的位置之前,可能会感觉很混乱。大型下载:文件非常大。如果你的网络速度慢,下载所有内容都需要一段时间,浏览网页也会卡顿。 最终判决 如果你厌倦了在互联网上搜寻零散的尺寸和难以理解的图纸,Ted’s Woodworking 可以为你省去所有这些麻烦。对于任何想要轻松、即时访问海量有序设计图库的 DIY 爱好者来说,这里都是首选之地。 想知道你实际会得到什么吗?您可以在下面的概览图中找到官方的详细分析、视频指南和最新信息。 扫描下方二维码查看官方演示文稿: 使用智能手机摄像头扫描即可直接访问官方页面。
View full article
Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS S32K3-T-BOX S32DS 3.6.6 RTD7.0.1 * Detailed Description: * Updated the example lwip_FreeRTOS_s32K344 to enable pinging the lwIP stack * from the command window * *ping 192.168.0.210 * *Pinging 192.168.0.210 with 32 bytes of data: *Reply from 192.168.0.210: bytes=32 time=2ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.210: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.210: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.210: bytes=32 time=2ms TTL=255 * *Ping statistics for 192.168.0.210: * Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), *Approximate round trip times in milli-seconds: * Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms * * Installed packages for S32 Design Studio 3.6.6: * * SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip * SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0_CD1_HF1_D2511_DesignStudio_updatesite.zip * SW32K3_TCPIP_STACK_5.0.0_CD01_D2605_DesignStudio_updatesite.zip * * * EVB: * - All jumpers in default positions * * Configuration: * - Updated pin configuration * - Updated clock configuration * - IP address set to 192.168.0.210 * - Added DIO * * Excluded from build: * - RTD/src/EthIf.c * - tcpip/lwip/src/apps/http/fsdata * * main.c * - Updated only the header * device.c * - Added required delay before clock init * test.c * - Removed the code that shuts down the TCP/IP stack after * its predefined timeout * - Added LED task * * ----------------------------------------------------------------------------- * Test HW: S32K3-T-BOX * MCU: S32K344 * Debugger: Lauterbach TRACE32 * Target: internal_FLASH * EVB connection: EMAC <-> USB-to-Ethernet adapter <-> Laptop DELL, Windows 11
View full article
FRDM-A-S32K344のFLSドライバーについて チームの皆さん、こんにちは。 私はFRDM-A-S32K344に取り組んでいます。 FLSドライバの開発に取り組みたいです。(S32DS 3.5バージョンとRTD 3.0.0をインストールしました) 私はFLSのドライバを下にしています。 画像1 S32DSとRTDの構成が同じ別のPCも持っています。 以下にスニップにFLSドライバーが含まれています。このFLSドライバを見るには、どのRTDかpkgをインストールしればいいのでしょうか? 画像2 画像1と画像2、どちらが古いRTD/FLSドライバの新しいバージョンですか?それとも両者の間に何か違いがあるのでしょうか?教えてください。
View full article
iMX8 Mini / Nano with DDR4 Hi! We are designing a board with compatibility for both iMX8 Mini and Nano, employing DDR4 memory chips: the Nano is DDR controller is 16x so one chip, the Mini is 16x/32x, so could go with one or two chips. Given that with 16x one of the chips is unpopulated, I suppose the best routing strategy is fly-by with termination. Could you confirm this? When using one chip for 16x mode with the other lest unpopulated, it's better to place this chip in the middle of the chain (minimize uP to memory length) or near the end (minimize stub to termination)? Do you have a reference design for iMX8 Mini with two DDR4 chips? Thanks Andrea Re: iMX8 Mini / Nano with DDR4 Hello,  We don't have design guide for fly-by topology, it is recommended to use T topology. You can refer to the i.MX 8M Mini DDR4 EVK design files with two DDR. https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/8MMINILPD4-EVK?gad_source=1&gad_campaignid=24046353493&gbraid=0AAAAA_oV6rR712b8UskLZlbqeYOCaD5hO&gclid=EAIaIQobChMI8N6O9pfGlwMVOhloAR1cWTZ8EAAYASAAEgLoi_D_BwE Re: iMX8 Mini / Nano with DDR4 Hello, unfortunately T topology can-t be used when you need to support unpopulated chips.  I will try fly-by.  Thanks Andrea
View full article
SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hello NXP Support Team, I am investigating an SPDIF issue using the MIMXRT1170-EVKB development board. The project is based on the official NXP SDK spdif_edma_transfer example. Test configuration: - Board: MIMXRT1170-EVKB - Core: Cortex-M4 - SPDIF input: J46 (GPIO_AD_15) - SPDIF output: J45 (GPIO_AD_16) - Sample rate: 48 kHz - Transfer method: eDMA - Mode: Continuous SPDIF input-to-output forwarding Observed issue: The SPDIF input signal is received successfully. The DPLL locks correctly, and SPDIF transmission starts. However, jitter is observed in the SPDIF output signal. Expected behavior: The SPDIF output should reproduce the received SPDIF audio signal with stable timing. I have prepared a complete modified SDK demo project that reproduces this issue. Could an NXP engineer review the project and help identify the cause of the SPDIF output jitter? I would also like to know whether I can attach the complete project ZIP file to this discussion. Thank you for your support. Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , Thanks for your reaching out! Could you please provide the SDK version number? Additionally, if possible, please share a minimal reproducible project based on the latest version of the SDK. It would also be helpful to attach the waveform of the jitter you observed. This will assist us in reproducing the issue and identifying the cause. Thanks in advance! Best regards, Gavin Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example thanks  please refer to the spdif.pdf ,and mp4 file , something wrong with my NXP account, if you need the test code ,please give me your emal address   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example files are attached Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , Thanks for your attached file. However, I cannot address the issue without the application code. If possible, could you please submit a ticket through the official channel? This way, any code or minimal reproduction project you upload will remain private and inaccessible to external users. Link: https://support.nxp.com/s/ Thanks! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example I’m unable to submit this attachment because the system says “Case creation disabled.” I also contacted NXP by email, but the issue still seems unresolved. Is there another way to submit it? @Gavin_Jia  Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi @yp_wang , I am not sure why you are unable to create an SFDC ticket on your end. However, you can try contacting an online sales representative via the official website by clicking the button shown in the image below: Link: www.nxp.com They will be able to assist you with your account issues or help you create an SFDC ticket. Thank you! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example Hi , Thanks for the attachments.  After reviewing your CM4/CM7 code and the SPDIF drivers, we believe the problem is not jitter generated by the SPDIF transmitter itself. It is most likely caused by clock-domain mismatch between RX and TX in your forwarding design. 1. RX and TX run on two independent clocks RX follows the external source. The DPLL recovers its timing from the incoming SPDIF stream on J46. TX uses the local clock. With STC[TxClk_Source] = 001 , the transmitter is clocked from SPDIF_CLK_ROOT , which your code derives from the Audio PLL. DPLL lock only means the receiver is tracking the input. It does not make TX follow the input clock. 2. Consequence for continuous forwarding Both sides are nominally 48 kHz, but the source clock and the local PLL are not exactly equal. In RX → memory → TX forwarding without rate matching, this small frequency difference gradually consumes the buffer margin. Over time this leads to periodic sample drops or repeats, followed by TX FIFO underrun or overrun.  3. The error-recovery code makes it worse On a TX FIFO error, the ISR aborts TX only, then sets emptyBlock = BUFFER_NUM . However, RX transfers are still in flight, and txIndex / rxIndex are not reset. The buffer bookkeeping then no longer matches the real DMA state. Queued TX blocks are skipped, and the TX/RX distance after restart becomes arbitrary, so the next failure can come sooner. Also, kSPDIF_RxFIFOError is handled in the ISR but never enabled. And here is our suggestions for your application: Add rate matching. Use ASRC between SPDIF RX and the TX clock domain (see NXP AN14631) Rewrite error recovery so that it stops both RX and TX, clears both driver queues and all buffer indexes, then restarts with a pre-filled buffer. Discard the first 192 frames after DPLL lock, as required by RM §59.5. For quick isolation, try hardware feed-through ( SCR[TxSel] = 001 ). If the output is clean in this mode, the board and measurement chain are fine, and the issue is in the software forwarding path. Hope that helps! Best regards, Gavin Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example attached the project ,based on the newest SDK,  RAM download ,if you have any question ,please email [email protected]   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example You were right. I changed the clock source on the test equipment and configured it to stay synchronized with the SPDIF clock. After that, the jitter disappeared. Thank you. If I encounter any further issues with SPDIF or anything else, I will contact you again.
View full article
既存の MCUXpresso プロジェクトを SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) から SDK_2.x_FRDM-KW38 (2 こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私たちは、MCUXpresso IDEでSDK_2.x_MKW38Z512xxx4(バージョン2.6.15)で作成したKW38 BLEプロジェクト(「TEST Project A」)を持っています(マニフェスト 3.5.0、2022年4月)。対象チップはMKW38A512xxx4です。 このプロジェクトは、より新しいSDK_2.x_FRDM-KW38、バージョン2.6.916を使用して構築およびテストしたいと考えています。(マニフェスト 3.5.0、2023年11月)。両方のSDKはMCUXpresso IDEにインストールされています。 プロジェクトをSDK 2.6.916のみで開くと、選択されると、IDEsは「プロジェクトSDKsマネジメント」ダイアログを表示します: このダイアログでは、SDK_2.x_FRDM-KW38を選択できます。[2.6.916]と「Make SDK persistent」オプションがあります。     私たちの質問: SDK 2.6.916でプロジェクトをビルド・テストするには、「インストール済みSDKs」のチェックボックスを変更するか(または上のダイアログで新しいSDKを選択する)だけで十分でしょうか?それとも、もっと何かをする必要があるのだろうか? 私たちの理解では、SDKsのソースファイル(ドライバ、CMSIS、コネクティビティ Framework、BLEホスト/コントローラライブラリ、リンカースクリプト、スタートアップコードなど)はプロジェクト作成時にコピーされていました。SDKの関連付けだけを変えた場合、ビルドは古い2.6.15を使い続けますか?プロジェクトに既に存在するファイルですか? もしそうなら、それらのコンポーネントを2.6.916に更新する推奨方法は何でしょうか?例えば、「SDKs Componentsの管理」でSDKsコンポーネントを手動で更新したり、対応するSDKsのサンプルを再インポートしてアプリケーションコードを移植したり、他の方法などです。 SDK 2.6.15はデバイスSDK(MKW38Z512xxx4)であり、2.6.916はボードSDK(FRDM-KW38)です。ボードファイル、pin_mux、クロック設定、リンカーやメモリの設定など、カスタムボードプロジェクトに影響を与える可能性のある違いは既知のものはありますか? 2.6.15と2.6.916の間で、BLEスタックライブラリ(lib_ble_host/コントローラー)、NVM、または低消費電力フレームワークに変更があり、追加の移行ステップや設定変更が必要ですか? 「Make SDK persistent」はプロジェクトファイルで何を変えますか?もし有効にすれば、SDK 2.6.15に戻すことはできますか?後で問題なく? 既存のプロジェクトをこれら2つのSDKsバージョン間で移動させる方法を説明する移行ガイドやリリースノートはありますか? 環境: IDE:MCUXpresso IDE(バージョンとビルド番号はヘルプ > Aboutで確認できます) デバイス:MKW38A512xxx4(カスタムボード) 現在のSDKコード:SDK_2.x_MKW38Z512xxx42015年2月6日 ターゲットSDK:SDK_2.x_FRDM-KW382.6.916 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 ハン・ジョンギュ Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 こんにちは、 @JungkyuHan1 ご質問内容を確認し、できるだけ早くご返信いたします。 よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 こんにちは、 @JungkyuHan1 私たちの理解では、SDKsのソースファイル(ドライバ、CMSIS、コネクティビティ Framework、BLEホスト/コントローラライブラリ、リンカースクリプト、スタートアップコードなど)はプロジェクト作成時にコピーされていました。SDKの関連付けだけを変えた場合、ビルドは古い2.6.15を使い続けますか?プロジェクトに既に存在するファイルですか? もしそうなら、それらのコンポーネントを2.6.916に更新する推奨方法は何でしょうか?例えば、「SDKs Componentsの管理」でSDKsコンポーネントを手動で更新したり、対応するSDKsのサンプルを再インポートしてアプリケーションコードを移植したり、他の方法などです。 ==>[Christine]: SDKバージョン更新後は、お客様に独自の移植を推奨しています。この2つのリンクがお役に立てば幸いです。もしSDKsのコードを直接変更した場合、その修正は手動で新しいSDKに移植する必要があります。 SDK 2.6.15はデバイスSDK(MKW38Z512xxx4)であり、2.6.916はボードSDK(FRDM-KW38)です。ボードファイル、pin_mux、クロック設定、リンカーやメモリの設定など、カスタムボードプロジェクトに影響を与える可能性のある違いは既知のものはありますか? ==>[クリスティン]: なぜ違うものを選んだのか理解できません。古いものはチップ用で、新しいものはボード用です。もし以前チップSDKsを使っていたなら、今はチップレベルのSDKsもダウンロードしてください。以前はboard SDKを使っていたなら、今はBoard SDKも使ってください。ちなみに、当社のチップSDKはサポートされています BR、 Christine。 Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 こんにちは、 @JungkyuHan1 2.6.15と2.6.916の間で、BLEスタックライブラリ(lib_ble_host/コントローラー)、NVM、または低消費電力フレームワークに変更があり、追加の移行ステップや設定変更が必要ですか? ==>[クリスティン]: BLEスタックライブラリに2.6.15から2.6.916への変更があります。累積的なBLEスタックアップデート、CCC 3.0のサポート、修正が含まれます。 「Make SDK persistent」はプロジェクトファイルで何を変えますか?もし有効にすれば、SDK 2.6.15に戻すことはできますか?後で問題なく? ==>[Christine]:主に選択したSDKをプロジェクトのSDKやプロジェクトのメタデータに保存し、プロジェクトが再開してもそのSDKを使い続けます。コピーされたすべてのSDKsソースを自動的に更新するない操作です。永続化を有効にして移行する前に、現在のプロジェクトを保存またはバックアップしておくことをお勧めします。 既存のプロジェクトをこれら2つのSDKsバージョン間で移動させる方法を説明する移行ガイドやリリースノートはありますか? ==》[クリスティン]:前回のコメントでお伝えした2つのリンクを参照してください。 BR、 Christine。
View full article
AB_SWAPモードでのHSE_bファームウェアのインストールに関するその他の質問 前のスレッドの続きですが、まだ答えのない質問がいくつかあります。 正しいファームウェアバイナリを入手できましたか?私たちはデモアプリのバイナリ(バージョン0.2.50.0)を使用しています。同じソースのFULL_MEMファームウェアは問題なく動作し、IVTとMUインターフェースの両方の方法でインストールできました。MD5ダイジェストは以下のとおりです。 MD5 (s32k3x6_hse_fw_1.15.0_2.50.0_pb241126.bin.pink)= cd85d261edf3b8c6afe23348bc734ad2  HSEファームウェアのインストール方法として、以前にHSEファームウェアがインストールされていなかったユニットに初回インストールする場合にはどのような方法が適用されますか? MUインターフェースとIVTによるファームウェアインストールを試みたところ、JTAGでユニットが応答しなくなりました。 他に何も設定されていない場合、HSEはJTAGリカバリーモードに移行するのでしょうか、それとも明示的に設定する必要があるのでしょうか? JTAGリカバリーモードになっている場合、JLinkユニットを使用して接続するにはどうすればよいでしょうか? ダウンロードしたソフトウェアからファームウェアをインストールする方法のさらなる例はありますか?デモアプリには.cmmファイルしか含まれていません。また、Lauterbachデバッガを本番環境で使えるかどうかも分かりません。 Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode こんにちは、 @Emma_G-gbgさん 同僚のデイビッドは現在不在なので、質問にお答えさせてください。 1. はい、ピンクファイルで有効なMD5です。 2. すべての方法が使え、制限はありません。 3. デバイスがリカバリーモードに移行するのは、次の場合です。 - IVTが存在しないか、破損しています。 - 連続して8回以上の機能リセットまたは破壊リセットが行われた。 - アプリケーションイメージのセキュアブート認証に失敗。 リカバリーモードはデフォルトで有効になっています。有効なIVTが存在しない場合、デバイスはリカバリーモードに移行します。 デバイスがJTAGリカバリモードにある場合、デバッガーを接続することに問題はないはずです。実際、リカバリーモードが実装されているのはまさにこのため、つまりデバッガーを簡単に接続できるようにするためです。 4. こちらの投稿をご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/mp/2416136/highlight/true#M61185 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode よろしくお願いします。 もう一つ質問があります。SBAFのファームウェアバージョンがAB_SWAPファームウェアのインストールに影響する可能性はありますか?もしそうなら、どのユニットが古いファームウェアで出荷されたかご存知ですか? Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode S32K396は他のS32K3デバイスよりも後に発売されたため、古いSBAFバージョンについては問題ありません。SBAF 0.15.0または0.16.4のいずれかになります。どちらもHSE FW 0.2.50.0と互換性があります。 Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode リリースノートの解釈が正しければ、バージョン0.16.4と0.15.0は、それぞれバージョンマーカー00 0F 00 00 00 10 04 01と00 0F 00 00 00 0F 00 07に対応するはずです。現在テスト中のユニット(他の故障したユニットについては確認していません)のバージョンマーカーは00 0F 00 00 00 0B 00 02です。 ハードウェアパートナーがS32K396が正式にリリースされる前にいくつかのユニットを組み立てていたと聞いていますが、もっと早いSBAFファームウェアを入手できた可能性はありますか? Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode ありがとうございます!おかげさまで、ついにAB_SWAPファームウェアをインストールできました! 私はまさにこの回避策を使いました。オフィスにあるすべてのユニットはおそらく同じプロトタイプバッチのCPUを搭載しているため、私たちにとっては有効な手段です。 Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode SBAFバージョン00 0F 00 00 00 00 0B 00 02のMCUは非常に古いデバイスのように見えます。これは量産品ではなく、初期の試作品の一つです。最初に公開されたEARバージョン0.2.7.0のHSE FWリリースノートに、関連する注記を見つけることができました。 デバイスが多ければ、前述の回避策を使えます。ただし、これは試作版のデバイスであるため、より新しいSBAFバージョンを搭載した製品版デバイスを使用することをお勧めします。部品番号を確認してデバイスの状態を確認することもできます。以下のご注文情報に示すように、最初の文字は製品の状態を示します。「P」は試作機を示し、「S」は適格な注文部品番号を示します。
View full article
Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode Following up from previous thread, I have a number of unanswered questions. Do we have the correct firmware binary? We are using the binary from the demo app (version 0.2.50.0). The FULL_MEM firmware from the same source works without any issues, and we were able to install it using both IVT and MU interface methods. MD5 digest is as follows: MD5 (s32k3x6_hse_fw_1.15.0_2.50.0_pb241126.bin.pink) = cd85d261edf3b8c6afe23348bc734ad2  Which methods of installing HSE firmware are applicable for initial install on a unit that did not previously have any HSE firmare installed? After attempting firmware install by MU interface and IVT, the units became unresponsive on JTAG. Will the HSE go into JTAG recovery mode if nothing else has been configured, or do we need to set this up explicitly? If it is in JTAG recovery mode, how would we go about connecting to it using a JLink unit? Are there further examples of how to install firmware from a downloaded software? The demo app only has a .cmm-file, and I'm not sure if we can use a Lauterbach debugger in production. Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode Hi @Emma_G-gbg  My colleague David is out of office now, so let me answer the questions. 1. Yes, that’s correct pink file and valid MD5. 2. All methods can be used, there’s no limitation. 3. The devices goes to recovery mode when: - IVT is not present or corrupted. - There are more than 8 consecutive functional or destructive resets. - Secure boot authentication of application image failed. Recovery mode is enabled by default. If there’s no valid IVT, the device will go to recovery mode. There should be no problem to connect a debugger when the device is in JTAG recovery mode. Actually, this is exactly the reason why recovery mode is implemented – to be able to easily connect a debugger. 4. Please take a look at this post: https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 Regards, Lukas Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode Thank you. I have another question: Could the SBAF firmware version affect our ability to install an AB_SWAP firmware? And if so, do you know which units were shipped with an older firmware? Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode Since the S32K396 was released later than some other S32K3 devices, older SBAF versions are not a concern. It will have either SBAF 0.15.0 or 0.16.4, both of which are compatible with HSE FW 0.2.50.0. Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode The MCU with SBAF version 00 0F 00 00 00 0B 00 02 appears to be a very old device. This is not a production device, but rather one of the early prototypes. I was able to find a related note in the HSE FW Release Notes for the first published EAR version 0.2.7.0: If you have more devices, you can use mentioned workaround. However, since this is a prototype version of the device, I would still recommend using a production device, which will have a newer SBAF version. You can also check the part number to confirm the device status. As shown in the ordering information below, the first character indicates the product status: “P” identifies a prototype device, while “S” identifies a qualified ordering part number: Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode Thank you, I was able to finally install an AB_SWAP firmware! I used exactly this workaround, it's worthwhile to us because all the units we have at the office are likely to have CPUs from the same prototype batch. Re: Further questions regarding HSE_b firmware install in AB_SWAP mode If my reading of the release notes are correct, version 0.16.4 and 0.15.0 should correspond to version markers 00 0F 00 00 00 10 04 01 and 00 0F 00 00 00 0F 00 07 respectively. The unit I'm testing at the moment (we did not think to check on the other ones we've bricked) has version marker 00 0F 00 00 00 0B 00 02 I know our hardware partner assembled some units before the S32K396 was officially released, could we have gotten a much earlier SBAF firmware?
View full article
NXP SDKを用いたSPDIF出力ジッター spdif_edma_transfer MIMXRT1170-EVKBでの こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私はSPDIFの問題を調査しています。 MIMXRT1170-EVKB開発ボード。 このプロジェクトは公式のNXP SDKに基づいています spdif_edma_transfer例です。 テスト構成: - 取締役会:MIMXRT1170-EVKB - コア:Cortex-M4 - SPDIF入力:J46(GPIO_AD_15) - SPDIF出力:J45(GPIO_AD_16) - サンプリングレート:48 kHz - 転送方法:eDMA - モード:連続的なSPDIF入力-出力転送 確認された問題: SPDIF入力信号は正常に受信されました。 DPLLが正しくロックされ、SPDIF伝送が開始されます。 しかしながら、SPDIF出力信号にはジッターが観測される。 期待される行動: SPDIF出力は受信したものを再現すべきです 安定したタイミングのSPDIFオーディオ信号。 私は完全な修正SDKデモプロジェクトを準備しました この問題を再現しています。 NXPのエンジニアがプロジェクトを確認して助けてもらえますか? SPDIF出力ジッターの原因を特定しますか? また、アタッチしてもよいかも知りたいです この議論のための完全なプロジェクトZIPファイル。 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 ご連絡いただきありがとうございます! SDKのバージョン番号を教えていただけますか?また、可能であれば最新バージョンのSDKに基づく最小限の再現可能なプロジェクトを共有してください。観測されたジッターの波形を添付していただけると助かります。これは、問題の再現と原因特定に役立ちます。 よろしくお願いいたします! よろしくお願いします、 ギャビン Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example よろしくお願いします。 spdif.pdfとmp4ファイルを参照してください。NXPアカウントに何か問題があります。テストコードが必要な場合は、メールアドレスを教えてください。 Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example ファイルが添付されています Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 添付ファイルありがとうございます。 しかし、アプリケーションコードなしでは問題に対処できません。可能であれば、公式のチャネルを通じてチケットを提出していただけませんか?こうすることで、アップロードしたコードや最小限の複製プロジェクトはプライベートなままで、外部ユーザーにはアクセスできません。 リンク: https://support.nxp.com/s/ よろしくお願いします! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example この添付ファイルは「CASE作成が無効」と表示されるため、提出できません。また、NXPにもメールでお問い合わせしましたが、問題はまだ解決していないようです。他に提出する方法はありますか?@Gavin_Jia Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 @yp_wang さん。 お客様側でSFDCチケットを作成できない理由が分かりません。しかし、下の画像にあるボタンをクリックして、公式ウェブサイトからオンライン営業担当者に連絡を試みることができます。 リンク: www.nxp.com アカウントに関する問題の解決や、SFDCチケットの作成をお手伝いいたします。ありがとう! Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example プロジェクトを添付しました。最新のSDKを基にしたRAMダウンロードです。ご質問があればメール でお問い合わせください [email protected]   Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example こんにちは、 添付ファイルありがとうございます。 CM4/CM7のコードとSPDIFドライバーを確認した結果、問題はSPDIFトランスミッタ自体が生じているジッターではないと考えています。これはおそらく、転送デザインにおけるRXとTXのクロックドメインの不一致が原因です。 1. RXとTXはそれぞれ独立したクロックで動作する。 RXは外部ソースに従います。DPLLは、J46で受信したSPDIFストリームからタイミングを復元します。 TXはローカルクロックを使用します。 STC[TxClk_Source] = 001 の場合、トランスミッタは SPDIF_CLK_ROOT からクロックされます。これはあなたのコードがオーディオ PLLから派生します。 DPLLロックはレシーバが入力を追尾していることを意味します。TX信号が入力クロックに追従するようにはならない。 2. 継続的な転送による影響 両側とも公称48kHzですが、ソースクロックとローカルPLLは厳密には一致していません。レートマッチングを行わないRX→メモリ→TX転送では、このわずかな周波数差が徐々にバッファマージンを消費します。時間が経つにつれて、これは周期的なサンプルの欠落または重複につながり、続いてTX FIFOのアンダーランまたはオーバーランが発生する。 3. エラー回復コードが事態を悪化させる TX FIFO エラーが発生すると、ISR は TX のみを中止し、 emptyBlock = BUFFER_NUM を設定します。しかし、RX転送はまだ進行中であり、 txIndex / rxIndex はリセットされません。すると、バッファの記録は実際のDMAの状態と一致しなくなります。キューに入ったTXブロックはスキップされ、再起動後のTX/RX距離は任意になるため、次の故障がより早く起こる可能性があります。また、 kSPDIF_RxFIFOError はISRで処理されますが、有効化されることはありません。 そして、あなたの応募に関する私たちの提案は以下の通りです: レートマッチング機能を追加する。SPDIF RXとTXクロックドメインの間にはASRCを使用してください(NXP AN14631を参照)。 エラーリカバリーを書き直 して、RXとTXの両方を停止し、両方のドライバーキューとすべてのバッファインデックスをクリアし、その後、あらかじめ埋められたバッファで再起動します。 RM §59.5の規定に従い、 DPLLロック後の最初の192フレームを破棄します。 迅速なアイソレータを狙うなら、ハードウェアフィードスルー( SCR[TxSel] = 001 )を試してみてください。このモードで出力がクリーンであれば、基板と計測チェーンは問題なく、問題はソフトウェアの転送経路にあります。 お役に立てば幸いです! よろしくお願いします、 ギャビン Re: SPDIF Output Jitter on MIMXRT1170-EVKB Using NXP SDK spdif_edma_transfer Example あなたの言う通りでした。試験装置のクロックソースを変更し、SPDIFクロックと同期するように設定しました。その後、ジッターは消えた。ありがとう。 もしSPDIFや他の問題があれば、再度お問い合わせいたします。
View full article