こんにちは、
私はS32k312コントローラーmini EVBKITを使っており、MCUのスリープとウェイクアップの機能チェックに使っています。ADCで低いしきい値と高いしきい値電圧値を付けることで、ADC割り込みを通じてMCUのウェイクアップを実現しようとしています。この機能を使ってMCUを起動させてください。
こんにちは、
こんにちは、 @LavanyaPilli さん。
もちろん。PTA1(ADC0_S9)を外部割り込みウェイクアップとして使用している場合は、割り当てられたWKPUチャネルを見つけるためにS32K312_IOMUX.xlsxファイルを参照できます:
PTA1はWKPU[5]ですが、4つの内部ウェイクアップソースがあるため、オフセットとして+4も追加する必要があります。これにより、PTA1はWKPU_CH_9になります。
WKPUユニットを初期化し、それぞれのチャネルを設定する必要があります:
/* WKPU configuration */
Wkpu_Ip_Init(WKPU_INST, &Wkpu_Ip_Config_PB);
Wkpu_Ip_EnableInterrupt(WKPU_INST, Wkpu_Ip_ChannelConfig_PB[0].hwChannel);
以下の低消費電力の例を参考にしてください:
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは、 @Julián_AragónM さん、
参考資料をありがとうございます。大変参考になりました。現在、CANベースのウェイクアップ構成を使用しています。ADCベースのウェイクアップ設定については、後日評価する予定です。