Linux Embedded Challenge ナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
Check out some photos from last week Linux Embedded Programming Workshop.
記事全体を表示
In this video you can see the hdmi connection we had made and the data retrieved from the sensors printed on the screen as a result. 
記事全体を表示
Aveti atasat aici linkul cu pozele ce indeplinesc cerintele primului Milestone si anume: - senzorul de distanta Sharp 2Y0A21 IR sensor - mecanismul de montare pe furca Aici am incercat mai multe medote insa am cazut de comun acord ca este mai simplu ca senzorul sa fie lipit cu banda dubla izolanta/silicon deoarece este mai usor de indepartat. - mecanismul de montare a placii UDOO/ baterie pe ghidon In cazul acesta am incarcat sa creeam o carcasa de dimensiuni cat mai reduse care sa mentina placa UDOO in singuranta respectiv un locas pentru bateria ce va alimenta placa. -bateria pentru placa UDOO Deoarece proiectul are la baza doar senzorul cu IR si placa UDOO am ajuns la concluzia ca este suficient sa folosim doar o baterie de 9v. Imi pare rau ca am uploadat video-ul asa tarziu dar in ziua in care am primit emailul cu datele referitoare la publicarea acestor "dovezi" eram plecat din localitate si nu am avut acces la proiect pentru al filma, insa am incarcat cu cateva zile inainte de terminarea primului milestone cateva imagini ce atesta terminarea primului milestone pe contul de BitBucket..
記事全体を表示
Source code for the graphics applications presented in session 5 of the workshop.
記事全体を表示
This video shows the results obtained by coding an eye-detection application using Python and OpenCV.
記事全体を表示
   Hello! Suntem echipa UDOOpia si proiectul nostru se numeste Self-Balancing Robot. In cel de-al doilea milestone am avut de montat motoarele si alimentarea, precum si de comandat miscarile robotului prin intermediul interfetei web.    Am ramas fara baterii si am alimentat placuta tot de la laptop. Urmeaza, insa, sa renuntam de tot la ele si sa le inlocuim cu acumulatori, datorita eficientei lor.    De asemenea, kit-ul sugerat pentru asamblarea robotului nu a fost favorabil intrucat piesele nu se potrivesc intre ele (universal plate cu piesele in dotare si suporturile motoarelor). Urmeaza sa facem o proiectare a pieselor necesare si sa le scoatem la o imprimanta 3D, pentru un aspect imbunatatit al robotului.    Avand 2 suporturi de baterii, am optat pentru conectarea lor in serie pentru a obtine o singura sursa de alimentare a driverului de motoare. Driverul l-am conectat la motoare si l-am atasat la pinii de Arduino.
記事全体を表示
Workshop challenges – 10 points Workshop Challenges – 6 points •Challenge 0: Boot Linux on UDOO •Challenge 1: ‘Hello World’ App on UDOO •Challenge 2: Led Blinking •Challenge 3: ATMEL – i.MX6 Communication Post-workshop Challenge – 4 points •Challenge 4: Connect a sensor to UDOO Project Development – 60 points •Each milestone has its score •Each milestone’s score is gained when: •The code is summited in the GIT repo •The video is send via email •Each day of delay will determine a loss of 5% from the milestone’s score •Bonus: 20%*Project_Development_Score Final Presentation – 30 points Judging Criteria Originality Execution Usability   Documentation
記事全体を表示
Project 1: Conveyor Belt with Optical Sorter milestone 1: Codul pentru controlul motoarelor este pe repo-ul de git in folderul src. In faza experimentala este si scriptul de openCV pentru datele primite de la camera. 
記事全体を表示
CanYouCMe - Milestone 2 - Conveyor Belt with optical sorter We implemented a mechanism which detects object presence and absence using image processing. The conveyor starts running when detects an object, and when there are not more objects, it stops. 
記事全体を表示
Am conectat senzori pe care urmeaza sa ii folosim si am realizar citirea datelor si afisarea acestora pe Serial Monitor. Am adaugat si un led care indica cand este realizata citirea si afisarea.
記事全体を表示
am implementat grafica 3D serverul de pe placuta controleaza pozitia,directia si comportamentul masinii.
記事全体を表示
Buna ziua, Pentru primul milestone am conectat o pereche laser-fotorezistor la plăcuța UDOO și am citit valorile analogice (simuland inaltimea produsului final). Multumesc!
記事全体を表示
UDOO Android Blink demo
記事全体を表示
Hello everyone, In this video we are showing off a couple of new features we implemented for the second Milestone. Yoda can control your appliances. In this demonstration, we connected two LEDs that are controlled by the assistant: turn on and off, make them less or more brighter. Each LED can be controlled individually or as a group and are easy to setup: connect an LED and specify which pins you used. In this example, we used the PWM pins for a fine-grained control. Yoda can make use of the information provided by sensors. Currently, it communicates with an LM75A temperature sensor via the I2C interface. Yoda can serve as a music player. You can tell your assistant to play music, skip a song, turn the music louder and manage your playlists. For more details about implementation, installation instructions and other specifications, please check our Git repository. Thanks for watching, Team Yoda
記事全体を表示
The sample applications for the LEC 2015 graphics workshop
記事全体を表示
We run out of batteries so we used direct alimentation for the demo.
記事全体を表示
In acest filmulet prezentam indeplinirea sarcinilor corespunzatoare primei etape: conectarea senzorilor la placa UDOO.citirea senzorilor(temperatura, umiditate, altitudine, presiune atmosferica si intensitate luminoasa) si afisarea datelor in terminalul Linux. De asemenea, se poate observa ca folosim si un LED care semnalizeaza nivelul de lumina(se aprinde atunci cand nivelul intensitatii scade sub o anumita valoare). Prima parte a filmuletului prezinta realizarea conexiunilor cu placa . Toti senzorii sunt alimentati de la 3.3V conform specificatiilor pentru functionare optima din foile lor de catalog. Totodata, aceasta tensiune este sub pragul de 3.3V ceea ce protejeaza porturile de intrare ale placutei. Conexiunea fizica UDOO - calculator a fost realizata prin USB iar pentru a avea acces la terminal s-a folosit VNC + Putty In partea doua a doua a filmuletului se observa afisarea in consola a datelor citite de la senzori, iar ultima parte reprezinta un bonus prin care dorim sa semnalizam scaderea intensitatii luminoase sub un anumit prag prin aprinderea unei lumini, in cazul de fata un LED.
記事全体を表示