Linux Embedded Challenge ナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
Pentru aceasta etapa am implementat o aplicatie in python, folosind opencv, prin intermediul careia calculam distanta de la camera la obiectul nostru. Am considerat numarul masinii din fata ca fiind un dreptunghi verde. Metoda pe care o folosim pentru a calcula distanta pana la obiect se bazeaza pe asemanarea triunghiurilor, iar formula pe care am implementat-o este: D = (W x F) / P W: latime obiect F: distanta focala P: latimea perceputa de camera P.S. Cand am masurat pentru 60 cm, initial masura bine dar apoi telefonul a intrat in cadru si camera a detectat un contur mai mic, de aceea nu este foarte exact.
記事全体を表示
Am construit cadrul harpei, am montat diodele laser (alimetate de baterii, cu un intrerupator) si am montat si realizat si circuitul cu fotorezistoare.
記事全体を表示
Site-ul meu catalin.etrandafir.ro redirectioneaza catre adresa router-ului meu pe un port care redirectioneaza spre placuta UDOO pe portul serverului Tomcat. Daca serverul e pornit oricine care va intra pe catalin.etrandafir.ro va putea folosi aplicatia.
記事全体を表示
Am conectat la placa UDOO o pereche dioda laser - fotorezistor si un accelerometru si putem efectua citirile necesare proiectului.
記事全体を表示
This video shows our implementation for storing cocktail's recipes. main.py file handles the parsing of recipes and storing them in memory. recipe.py contains the logic for every recipe which contains a list of tuples: (ingredient's name: time)
記事全体を表示
-when a user submit a request we generate a QR code that contains all the information about that request -when a user modify a request we generate a new QR code with the related changes -the user will receive an email with the QR code on the email address that he used to submit/modify the request -in order to read the QR code we connected a webcam to the UDOO board and used Java Script in order to capture and analyze the image
記事全体を表示
Weather Station Milestone 1: Citire date de la senzori In acest demo avem senzorii conectati la placa UDOO Neo. Programul care ruleaza pe core-ul Arduino primeste request-uri prin serial si raspunde cu date de la diversi senzori. Programul minicom demonstrat in prima parte permite monitorizarea liniei serial atasate si transmiterea de mesaje. Programul mile1 trimite request-uri intr-un format acceptat de core-ul Arduino si afiseaza datele intr-un format user-friendly In ultima parte demonstram ca datele citite de senzorul de lumina se schimba cand acesta este iluminat cu un led.
記事全体を表示
Echipa SOFTAL Milestone1- Video stream broadcast Pentru indeplinirea acestui milestone am ales sa implementez o aplicatie bazata pe socketi, partea de client pe pc si partea de server pe placuta. Serverul accepta mai multi clienti, daca se doreste vizualizarea de pe mai multe device-uri. Pentru captura imaginii si procesarea fiecarui frame am folosit opencv.  
記事全体を表示
   În urma masuratorilor am constatat ca pompele trag 50ml de apa intr-un timp de 8.5sec, prin urmare in 34sec in pahar au ajuns 200ml de apa.    Timpii activarii fiecarei pompe pentru intervalul dorit au fost preluati din memoria nevolatila (fisier creat pentru milestone 1) si transmisi procesorului de Arduino.    Acesta din urma a comandat motoarele prin intermediul releelor.
記事全体を表示
In this video you will be able to see the electronic scheme that we have designed with the purpose of fulfilling the tasks Milestone 1 consists in. You will also be able to see the environmental parameters measured by the sensors and also the ones measured as a result of simulating various situations. 
記事全体を表示
Codul pentru procesarea de imagine se afla pe git in folderul src/py_scripts.
記事全体を表示
În cadrul acestei etape, am realizat o variantă incipientă a suportului fizic pentru sistemul nostru.
記事全体を表示
Pana in momentul de fata, am conectat 2 senzori la placuta UDOO:    - Senzor pentru masurarea temperaturii si umiditatii;    - Senzor pentru masurarea presiunii atmosferice. Masuratorile se realizeaza o data la 5 secunde, iar masurarea presiunii se face in 2 moduri:    - presiuni absoluta, calculata in functie de temperatura;    - presiune in functie de altitudine (referinta: nivelul marii).
記事全体を表示
In this video you can see the hdmi connection we had made and the data retrieved from the sensors printed on the screen as a result. 
記事全体を表示
Am realizat conexiunea la un monitor prin micro HDMI .
記事全体を表示
Check out some photos from last week Linux Embedded Programming Workshop.
記事全体を表示