Kinetis微控制器知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Kinetis Microcontrollers Knowledge Base

讨论

排序依据:
1. Freedom开发板: 飞思卡尔Freedom开发平台是一套低成本的用于性能评估和软件开发的工具,自带板载调试器,用户可以直接通过自己的PC机快速搭建开发环境并进行测试和评估芯片简单的外设资源。一般来说,同一个系列功能互相兼容的芯片会推出一款Freedom开发板来评估,具体分类如下: Freedom开发板 可以覆盖的芯片型号 开发板代码包 FRDM-KL02Z Kinetis KL02 MCUs KL02_SC FRDM-KL03Z Kinetis KL03 MCUs Kinetis SDK for KL03 FRDM-KL05Z Kinetis KL04 and Kinetis KL05 MCUs KL05_SC FRDM-KL25Z Kinetis KL14, Kinetis KL15, Kinetis KL24 and Kinetis KL25 MCUs KL25_SC FRDM-KL26Z Kinetis KL16 and Kinetis KL26 MCUs KL26_SC FRDM-KL43Z Kinetis KL17, Kinetis KL27, Kinetis KL33 and Kinetis KL43 MCUs FRDM-KL43_SC FRDM-KL46Z Kinetis KL36 and Kinetis KL46 MCUs KL46_SC FRDM-KE02Z Kinetis KE02_20M MCUs KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD FRDM-KE02Z40M Kinetis KE02_40M MCUs KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD FRDM-KE04Z Kinetis KE04 MCUs KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD FRDM-KE06Z Kinetis KE06 MCUs KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD 2. TWR开发板: 飞思卡尔塔式系统开发板为可扩展性比较强的评估板,板载资源比较丰富且通过构建塔式系统可以灵活的添加和裁剪外设资源,用户可以通过与相应外设塔式板结合使用进行更高级和复杂的功能测试或验证。 Tower开发板 可以覆盖的芯片型号 Header 3 TWR-KL25Z48M Kinetis KL14, Kinetis KL15, Kinetis KL24 and Kinetis KL25 MCUs KL25_SC TWR-KL43Z48M Kinetis KL17, Kinetis KL27, Kinetis KL33 and Kinetis KL43 MCUs TWR-KL43Z48_SC TWR-KL46Z48M Kinetis KL16, Kinetis KL26, Kinetis KL36 and Kinetis KL46 MCUs KL46_SC TWR-KM34Z50M Kinetis KM3x MCUs KMSWDRV TWR-KV10Z32 Kinetis KV1x TWR-KV10Z32_SC 3. 第三方开发板 (1) MAPS四色板套件 (2) YL-KL26Z 开发板
查看全文
Common: 1. 如何在IAR、Keil和Codewarrior中禁止掉Kinetis的NMI脚 2. 使用Codewarrior、IAR和Keil三大IDE配置生成bin文件 3. Codewarrior、IAR和Keil三大IDE局部优化指令 Kinetis Design Studio 1. 飞思卡尔免费开发环境KDS调试时显示外设寄存器内容​ CodeWarrior: 1. Codewarrior中如何查看Flash和RAM占用Size大小, include路径如何配置? 2. Codewarrior10.5低功耗模式唤醒后保持调试功能 3. 浅谈Codewarrior局部优化技巧 4. 在Codewarrior10.x调试模式下导出内存数据到s19文件 5. CodeWarrior10.x中英文系统界面切换 6. CodeWarrior10.x新建Kinetis工程方法 7. Codewarrior10.x下使用ewl_noio库以节省代码空间 8. Codewarrior10.x下生成的image文件后缀都是.hex 9.代码重定位-CodeWarrior/KDS-kineits L 系列 IAR: 1. 利用IAR Timeline工具测试delay函数执行时间 2. 使用老版本IAR支持新器件 3. IAR环境下Flash loader工作原理 4. IAR环境下Flash调试和RAM调试的区别 5. IAR环境下更改ARM大小端存储模式 6. 简单移植Kinetis IAR开发框架模板的方法 7. Kinetis图形化显示stack堆栈使用情况 8. IAR使用小技巧(常用快捷键,LiveWatch配置方法,修改调试模式入口地址) 9. 实现IAR下S19、Bin、Hex文件格式转换 10. IAR生成和调用Kinetis函数库 11. 批处理查找添加IAR工程头文件 12. 通过IAR MAP文件查看目标文件内存分配 13. 解析IAR的ILINK链接器icf配置文件 14. 重定向printf输出到IAR虚拟终端 15. 解决双击eww文件无法同时打开多个IAR工程的问题 16. IAR下使用noinit段的方法和指定地址的变量分配 Keil: 1. Keil编译器ARMCC中添加对GCC扩展格式的支持 2. 关于Keil无法正确下载程序问题的总结
查看全文
1. 使用J-Link+J-Flash给Kinesis烧写序列号(Program serial number for Kinetis by J-Link + J-Flash) 2. 教你用J-Flash ARM工具单独烧写程序到Kinetis 3. Cyclone Max 使用步骤及注意事项 4. 飞思卡尔常用脱机烧写工具 5. 离线烧写工具Cyclone Max使用方法及单次按键烧写两个image文件的实现方法​ 6.Kinetis 量产注意事项​
查看全文
1. 飞思卡尔常用调试工具 2. 使用OpenSDA平台作为J-Link调试Kinetis 3. 使用OpenSDA平台作为USBDM调试Kinetis 4. 使用MTB模块快速跟踪定位Cortex-M0+指令执行状态(Use MTB in Cortex-M0+ to trace instructions) 5. KL25被加密,芯片锁死问题? 6. 对比几款流行的Kinetis调试器速度 7. 修复Jlink固件损坏的方法 8. Jlink调试Kinetis L系列的使用方法 9. CMSIS-DAP调试器在IAR v7.1中问题(Probe not Found)修复 10. FRDM_KL26 虚拟串口安装失败的解决方法 11. 使用J-Link TCP-IP Server通过以太网远程下载程序到Kinetis 12.Kinetis LOCK的原因及解决方案​
查看全文
This document introduces basic usage of NVIC based on Freescale Kinetis. please see the attached document for details.
查看全文
Hi All Kinetis Lovers, Microcontroller programming is a passion for all we are following this Community, but sometimes, trying to understand the peripherals of a Microcontroller is not an easy task, especially if we are in our first approach to a new module or device. In this post you will find a document that explains in detail the DMA module for Kinetis devices and also some examples for CodeWarrior and Kinetis Design Studio using DMA and other peripherals. The Documentation found here is: Using DMA module in Kinetis devices (complete): Document that includes DMA module explanation: everything you need to know when using DMA and the necessary information to understand the code included (K20_DMA for CW or K20D72_DMA for KDS). Using DMA module in Kinetis devices (example): Document that includes the necessary information to understand the code included (K20_DMA for CW or K20D72_DMA for KDS). Attached are two folders named: DMA examples for CW: include the DMA example projects for CW DMA examples for KDS: include the DMA example projects for KDS. Each folder includes 5 examples that are: Please feel free to modify the examples; I hope this will be useful for you. Many thanks and credits to manuelrodriguez for his valuable help developing and editing this project. :smileyinfo:For the SPI examples it is necessary to make a bridge between MOSI and MISO pins (master loop mode is used for the example). For this the TWR Elevators were used.     In the attachments you can find some extra information when using SPI and DMA. Best Regards, Adrian Sanchez Cano Technical Support Engineer
查看全文
Hi community!! The following example uses a PIT to start an adc conversion, once the conversion has finished it issues a DMA request and the DMA controller stores the converted value in a buffer. The examples were implemented in both CodeWarrior 10.6 and KDS 1.1 for every board. The recommended test circuit is the following: Please feel free to modify the files, I hope this examples will be useful for you and will help you by decreasing your development time. Best Regards Manuel Rodríguez Technical Information Center Intern
查看全文
1. Overview BLE beacon is a common use of low power Bluetooth and it broadcasts advertisement at some interval. Freescale BLE beacon demo use Freescale Kinetis KL16 low power MCU and EMC EM9301 Bluetooth controller to implement a beacon reference design. Freescale BLE beacon features low power consumption of an average cost of 50uA with 600ms interval. Freescale Kinetis KL16 coordinates with EM9301 through SPI interface. View attachment to learn more
查看全文
为了提高我们FAE对客户支持的效率,我们有必要将我们在客户支持过程中遇到的问题和解决方法以FAQ的形式列出来,方便大家查阅和参考。FAQ的形式比较灵活,大家可以以简单问答的形式言简意赅的描述,也可以是参考文章的链接,众人拾柴火焰高,希望大家能多收集问题并及时更新到该帖子中。 版本更新说明: Version 22: Rename "软件和例程" with "软件和文档", Add "常用的应用笔记" into "软件和文档" list; Version 20, 21: Remove "WIFI" solution, Add "SPI接口读写SD卡"; Version 19: Replace "iBeacon" with "BLE"; More version informations, please go to "Kinetis M0+ FAQ 版本更新历史" FAQ使用规范 1.FAQ Notes(Internal Use Only) 芯片选型 1.Kinetis L、E、V、W、M系列选型指南 软硬件开发环境 1.调试工具 2.量产工具 3.开源工具 4.IDE开发环境 5.开发板 硬件设计 1.电路设计注意事项 软件和文档 1.外设模块相关 2.Kinetis SDK 3.Kinetis Bootloader 4. 常用的应用笔记​ 参考设计及解决方案 1.Wireless Charging 2.Motor Control 3.BLE​ 4.M0+ 与Android手机通讯(基于AOAP协议) 5.SPI接口读写SD卡​ 常用网站资料 1.Amobbs(阿莫电子技术论坛) 2.与非网飞思卡尔技术社区 3.21IC飞思卡尔论坛 4.苏州大学教材光盘资料下载区 5.针对飞思卡尔单片机的快速上手指南 6.飞思卡尔MAPS开发板资料​ 7.FAE Technical Blogs​
查看全文
Hi Team :      We are working on KSDK project recently . I would like to share an experience to migrate a project to a new device that is not listed in KSDK . I hope that helpful . Best regards, David
查看全文
2014/11/20    Add support FRDM-KE06Z.
查看全文
在工业热电偶数据采集与处理方面,ADI,MAXIM的模拟芯片几乎占据了90%以上的市场,尽管他们的单片售价高的吓人。1片16位的AD芯片没有个2个美金是买不到的,24位的更不用多说。现在他们的竞争对手来了,飞思卡尔针对表计市场推出的基于M0+内核的KM1x,KM3x,片上集成24位的Σ-Δ模拟前端, 其中2路带有独立的可编程最高32倍PGA,无论是市场上应用最多的K型热电偶、还是专注于低温测量的T型热电偶,通过合理的配置都可以满足他们极宽范围的量程。确切的讲,KMxx和这两种产品根本不能算是一个数量级的PK对手,无论从资源上还是从价格上。但是尽管这样,就一定能打败竞争对手吗?首先得有的说服力的参考设计吧,不着急,已经开始设计了。 处理器:MKM33Z128CLH5 暂定功能: 1. K型热电偶+T型热电偶兼容采集处理,板上预留2种热电偶接口,带冷端温度补偿功能 2. 按键切换热电偶类型 3. 段码式LCD显示采集的实时温度,状态显示 4. 低功耗演示,面向手持式设备市场 5. 音乐变调蜂鸣器 主要针对竞争目标:Maxin的 MAX31855KASA (T型热电偶) 关于精度嘛,等参考设计完成了测试一下就知道了。 以上参考设计敬请等待,也欢迎多提宝贵建议。
查看全文
Introduction Even with the prevalence of universal asynchronous receiver/transmitter (UART) peripherals on microcontrollers (MCUs), bit banged UART algorithms are still used.  The reasons for this vary from application to application.  Sometimes it is simply because more UARTs are needed than the selected device provides.  Maybe application or layout restrictions require certain pins to be used for the UART functions but the device does not route UART pins to the required package pins.  Maybe the application requires a non-standard or proprietary UART scheme. Whatever the reason, there are applications where a bit banged UART is used and is typically a pure software implementation (a timer is used and the MCU core controls a GPIO pin directly).  A better alternative may be to use Flextimer (FTM) or Timer/PWM Module (TPM) to take advantage of the features of these peripherals and possibly offload the CPU.  This document will explain and provide a sample application of how to emulate a UART using the FTM or TPM peripheral.  A Kinetis SDK example (for the TWR-K22F120M and FRDM-K22F platforms) and a baremetal legacy code example (for the FRDM-KL26Z) are provided here. UART protocol Before creating an application to emulate a UART, the UART protocol and encoding must be understood. The UART protocol is an asynchronous protocol that typically includes a start bit, payload (of 7-10 data bits), and a stop bit but does allow for many variations on the number of stop bits and what/how to transfer the data.  For this document and application example, the focus will be UART transmission that follows 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, and no flow control.  The data will be transmitted least significant bit (LSB) first.  The following image is a block diagram of this transmission. However, this doesn't specify what the transmission looks like electrically. The figure below shows a screenshot of an oscilloscope capture of a UART transmission.  The data transmitted is 0x55 or a "U" in the ASCII representation. Notice that the transmission line is initially a logic high, and then transitions low to signal the start of the transmission.  The transmission line must stay low for one bit width for the receiver to detect it.  Then there are 8 data bits, followed by 1 stop bit.  In the case shown above, the data bits are 0x55 or 0b0101_0101.  Remember that the transmissions are sent LSB first, so the screenshot shows 1-0-1-0-1-0-1-0.  The last transition high marks the beginning of the stop bit and the line remains in that state until the start of the next transmission.  The receiver, being asynchronous, does not require any type of identifying transition to mark the end of the stop bit. FTM/TPM configuration The first question many may ask when beginning a project like this is "How do I configure the FTM/TPM when emulating a UART".  The answer to this depends on the aspect of this problem you are trying to solve.  Transmitting and receiving characters require two different configurations.  Transmission requires a configuration that manipulates the output pin at specific points in time.  Receiving characters requires a configuration that samples the receive pin and measures the time between pin transitions.  The FTM and TPM have the modes listed in the following table: The FTM and TPM have four different modes that manipulate an output:  Output compare (no pulse), Output compare (with pulse), Edge-aligned PWM, and Center-aligned PWM.  Neither PWM mode is ideal for the requirements of the application.  This is because the PWM modes are designed to produce a continuous waveform and are always going to return to the initialized state once during the cycle of the waveform.  However, the UART protocol may have continuous 1's or 0's in the data without pin transitions between them. The output compare mode (high-true or low-true pulse modes) is designed to only manipulate the pin once, and only produces pulses that are one FTM/TPM clock cycle in duration.  So this is obviously not desirable for the application.  The output compare mode (Set/Clear/Toggle on match) is promising.  This mode manipulates the output pin every cycle.  There are three different options:  clear output on match, set output on match, and toggle output on match.  Neither "clear output on match" nor "set output on match" are ideal as either would require configuration changes during the transmission of a character.  The "toggle output on match", however, can be used and is the selected configuration mode for this sample application. To receive characters, there is only one mode that is intuitive:  "the input capture mode".  This mode records the timer count value on an edge transition of the selected input pin.  Similar to the output compare mode chosen for the transmit functionality, the input capture mode has three sub-modes:  capture on rising edge, capture of falling edge, and capture on either edge.  It is clear from the descriptions that capture on either edge should be selected. Transmit encoding The selection of the FTM/TPM mode is moderately intuitive, but using this mode to emulate a UART transmission is not.  There are two issues that make this a little tricky. 1) The output pin is initialized low. However, the UART protocol needs the pin to begin in a logical high state. 2) The pin transitions on every cycle provided the channel value is less than the value of the MOD register. Due to continuous strings of 1's or 0's, it is necessary to have periods where the pin does not transition. Both of these points have workarounds. Output pin initialization For the first issue, the channel interrupt is first enabled and the channel value register is loaded with a value much less than the value in the MOD register.  Then in the channel interrupt service routine, the pin is sampled to ensure that it is in the logic high state and the channel interrupt is disabled (and will not be re-enabled throughout the life of the application).  The code for this interrupt service routine is as follows. Output pin control For the second issue, a method of not transitioning the pin value while allowing the timer to continue counting normally is necessary.  The Output Compare mode uses the channel value register to determine when the pin transition occurs.  If a value greater than MOD is written to the channel value register, the channel value will never match the count register and thus, a pin transition will never occur.  So, when a series of continuous 1's or 0's need to be transmitted, a value greater than the value in the MOD register can be written to the channel value register to keep the output pin in its current state. However, when a value greater than MOD is written to the channel value register, no channel match will occur (which means channel interrupts will not occur).  So the timer overflow interrupt must be used to continue writing values.  This requires the updates to be output pin to be planned ahead of time and makes the transmission algorithm a little tricky.  The following diagram displays when which values should be written to the channel value register at which points in time to generate the appropriate pulses. Writing a function to translate a number into the appropriate series of MOD/2 and MOD+1 values can be a little tricky. To do this, we must first notice that MOD/2 needs to be written when changes on the transmission pin are need and MOD+1 needs to be written when pin transmissions are not desired.   So, what logical function can we use to determine when a change has happened?  XOR is the correct answer.  So what two values need to be XOR'd together?  One value is obviously the value that we want to send.  But what is the second value?  It turns out that the second value is a shifted version of the value that we want to send.  Specifically, the second value is the desired value to send shifted to the left by one.  (You can think of it as sort of a "future" value of the desired value).  The following pictures show how to determine the queue to use for the transmission. Receive decoding The receive functionality has an advantage over the transmit functions in that it is possible to use DMA for the reception of characters.  This is because the receive function takes advantage of the input capture functionality of the FTM / TPM and therefore can use the channel match interrupt.  The example application provided with this document implements a DMA method and a non-DMA method for reception. First, the non-DMA method will be discussed. Before discussing the specifics of gathering the input pulse widths, some details of the receive pin need to be discussed. Detecting the start bit The receive pin needs to be able to determine when the start of the packet transmission begins.  To do this, the receive pin is configured as an FTM / TPM pin. At the same time, the GPIO interrupt functionality is configured on the same pin for a falling edge interrupt.  The GPIO interrupt capabilities are enabled in any digital mode, so the GPIO interrupt will still be able to be routed to the Nested Vector Interrupt Controller (NVIC).  The pin interrupt is used to start the FTM / TPM clock when a new character reception begins. In the GPIO interrupt for this pin, the FTM / TPM counter register is reset and the clock to the FTM / TPM is turned on.  The code for the GPIO interrupt service routine is shown below.  Receiving characters without DMA Now, when receiving characters and not using DMA, the first thing to understand is that the Interrupt Service Routine (ISR) will be used and it will mainly be used to record the captured count values.  The interrupt service routine also tracks the current receive character length and resets the counter register.  This is so that the values in the receive queue reflect the time since the last pin transition.  The interrupt function for the non-DMA application is shown below. Notice that the first two actions in the ISR are resetting the count register, and clearing the channel event interrupt flag.  Then the channel value is stored in the receive pulse width array (this is simply an array that holds the receive pulse widths of the current character being received).  Next, recvQueueLength, the variable which holds the current length of the character being received, is updated to reflect the latest character length.  The next step is to determine if the full character has been received.  This is determined by comparing recvQueueLength to the RECV_QUEUE_THRESH, which is the threshold as determined by multiplying the number of expected bits by the expected bit width plus another bit width (for the start bit).  If the recvQueueLength is greater than the RECV_QUEUE_THRESH, then a semaphore is set, recvdChar, to indicate that a full character has been received.  The FTM / TPM clock is turned off, and the pin interrupt functionality of the receive pin is enabled.  The final step in the interrupt routine is to increment the receive queue index, recvQueueIndex.  This variable points to the current entry in the receive queue array. Using DMA to receive characters When using DMA, the receive FTM / TPM interrupt is much different. The interrupt routine simply needs to clear the channel interrupt flag, stop the FTM / TPM timer, disable the DMA channel, and set the received character semaphore.  The character is then decoded outside of the interrupt routine.  The interrupt function when using DMA is shown below: Decoding the received pulse widths Once the array of pulse widths has been populated, the received character needs to be translated into a single number.  This varies slightly when using DMA and when not using DMA. However, the basic principle is the same.  The number of bits in a single entry is determined by dividing by the expected bit width and this is translated into a temporary array that contains 1's and 0's, and then that is used to shift in the appropriate number of 1's and 0's into the returned char variable.  A temporary array is needed because the values are shifted into the UART LSB first, so the bit must be physically flipped from the first entry to the last.  There is no logical operation that will do this automatically. The algorithm to perform this translation is shown below.  In this algorithm, note that recvPulseWidth is the array that contains the raw count value of the pulse width.  The array tempRxChar holds the decoded character in reverse order and rxChar is a char variable that holds the received character. Conclusion This document provides an overview of the UART protocol and describes a method for creating a software UART using the timing features of the FTM or TPM peripheral.  This method allows for accurate timing and while not relying entirely on the CPU and the latency associated with the interrupt and the GPIO pins.  The receive function is open to further optimization by using DMA, which can provide further unloading of the CPU.
查看全文
20141030    Release the Alpha version by [email protected]         a) Support FRDM-KL25Z and TWR-K60D100M.         b) Support X-modem 256 and 1K, and test by Teraterm, http://ttssh2.sourceforge.jp/
查看全文
Hi Team :      Recently we are working on USB DFU , there are some experience to share with you . Best regards, David
查看全文
using the TAD tool
查看全文
The following file contains codewarrior code that was migrated from the IAR example code in the sample code package at the freescale webpage. It contains the following examples: adc_demo freedom_greem_led freedom_red_led lcd_rtc_lowpower PIT_basic sLCD_freedom uart_low_power_wu_dut Regards
查看全文