ユニバーシティ・プログラムのナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

University Programs Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by David Lieberman
記事全体を表示
Added by Gil Ernesto Rieke Aguirre on July 25, 2012 Universidad de Guadalajara test setup of Freescale Cup car. 
記事全体を表示
Second part in the series showing tips and tricks to getting the most of your line scan camera.
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Ethan Tavan
記事全体を表示
Lab Materials that accompany the LFEBS12UB. Download restricted to verified faculty only.  Request to join the Faculty Portal now.
記事全体を表示
The Freescale Cup Brazil 2012 Semifinal and Final National Competition was held on October 25th, 2012 in the Designing with Freescale Market Solutions Seminar Sao Paulo. Universities from all over the country participated in the challenge by creating a high-speed, autonomous, race of RC scale cars. Part of Freescale's University Programs to promote engineering in the classroom... Are you Ready to Participate?
記事全体を表示
Students from the University Applied Sciences TDU Deggendorf gave yesterday a demonstration of their Freescale Cup cars. 10 teams had worked during the semester in getting their cars running on their homemade Freescale Cup track based on Tower K60 kits. They ran them with lights on, lights off, in both directions on the track. Solid performance overall. HDU Deggendorf's teams are led by Prof. Gerald Kupris and have enrolled for the 3rd consecutive season into the Freescale Cup EMEA Challenge 2014. They are preparing another set of cars to compete in the upcoming racing season.
記事全体を表示
Este video faz um resumo do trabalho da Equipe LAB_TELECOM, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Ficamos em 5º Lugar.
記事全体を表示
El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto. #include "mbed.h" #include "MMA8451Q.h" #define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1) DigitalIn dedo1(); DigitalIn dedo2(); DigitalIn dedo3(); DigitalIn dedo4(); AnalogIn flex_dedo1(); AnalogIn flex_dedo2(); AnalogIn flex_dedo3(); AnalogIn flex_dedo4(); AnalogIn dedos unidos(); DigitalIn puno1(); DigitalIn puno2(); /* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/ int main(void) {     MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS); //el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano //por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion. }
記事全体を表示
A total of 40 teams of more than 120 electrical and electronics engineering undergraduates from 19 local public and private universities competed in The Free...
記事全体を表示
Video on YouTube done by the University of Applied Sciences of Munich about the Freescale Cup event held on March 18th Freescale Cup 2014 an der Hochschule München - YouTube
記事全体を表示
"How am I ? " Es un proyecto que esta diseñado para poder ayudar a los niños autistas, ya que ellos tienen problemas a la hora de trabajar la empatía y la socialización con las demás personas, incluyendo su familia. Con la ayuda de este dispositivo interactivo los niños podrán practicar estas habilidades, para así ayudarlos notablemente en su vida cotidiana. El proyecto inicial es a través de sonidos de animales, el niño asocia el sonido a una carta que cuenta con la imagen de los sonidos que se van a reproducir. Esto con la finalidad inicial de enseñarle al niño a usar el dispositivo interactivo para después proceder a presentarle Imágenes o gestos de emociones para que las reconozca y así trabajar en su empatía. Con ayuda de  la Freescale Freedom Development Platform FRDM-KL25Z  y sensores infra-rojos se lee un código de barras colocado en las cartas para poder llevar la información a la computadora y a su vez mueve un servo motor que impulsa a un coche de juguete con un mecanismo de biela manivela para poder contar su avance y habilidad. Esto para hacer esta terapia mas interactiva y a manera de juego.
記事全体を表示
Este proyecto consiste en controlar un foco RGB conectándolo desde la corriente alterna y controlandolo con cualquier celular android con Bluetooth la aplicación se diseño en java. y se uso un shield de bluettoth para freedom.
記事全体を表示
Highlights for Freescale Cup Malaysia 2011. Enjoy it 🙂
記事全体を表示
Freescale Cup Brasil em 29 de setembro de 2011- São Paulo
記事全体を表示
Freescale cup 2011 India....trials ... line follower
記事全体を表示
Interactive alarm Clock La descripción de este proyecto consta principalmente de tres elementos que destacan el primero y el cual es tomado como planta principal es un reloj despertador el cual esta conformado por un freedom, un LCD de 16x2 caract. y por una pequeña bocina, este será controlado para su funcionamiento con el módulo touch del micro-controlador; como segundo apartado se tiene una tira de LEDS que se empotra a la cabecera de la cama la cual contendrá un dimmer para controlar la cantidad de luz, teniendo como máxima intensidad la hora fijada en la alarma (como apoyo además de la bocina para lograr despertar) y por último un interruptor de apagado que se pretende colocar al otro lado de la habitación donde se desee incorporar el despertador, el cual tendrá forma de canasta de baloncesto, para que solamente al anotar una canasta sea la única forma de apagar la alarma y este proceso sea interactivo.
記事全体を表示
Added by Joe Grand on June 21, 2012
記事全体を表示
This educational application by Freescale teaches you about sensor fusion and lets you experiment with some of the routines already present in your Android™ device. It does not require that your device uses Freescale sensors. The app supports 6 and 9-axis fusion routines native to your device, as well as those on compatible development boards. This app just lets you experiment with what you already have. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=XTRSICSNSTLBOX
記事全体を表示
Added by Richard Balogh on April 3, 2012 Teams from the Slovak University of Technology at the EMEA 2012 Finals in Prague The cars for the finals.... ready to compete. The race track is built....training can start.
記事全体を表示