大学项目知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

University Programs Knowledge Base

讨论

排序依据:
A total of 40 teams of more than 120 electrical and electronics engineering undergraduates from 19 local public and private universities competed in The Free...
查看全文
Depending on which MCU Devlopment board you have chosen, you will need to figure out a way to mount this to the chassis. I have seen everything from cardboard, to aluminum, to wood. Below is a template complete with CAD drawings to mount the Qorivva TRK-MPC5604B board and the Motor Board onto the chassis. We use plexiglass for ours, but any other millable material is appropriate. The large hole in the middle is for cables from the servo. We attach the board to the car using the plastic standoffs (you will need them 55 mm long, so in our case, we used the combination of 40 + 15 mm) - see an example (SOS code 10260). To attach both the processor and interface boards the simillar 5mm plastic standoffs were used. Preview (.pdf) CAD file (.dxf)
查看全文
Lab Materials that accompany the LFEBS12UB. Download restricted to verified faculty only.  Request to join the Faculty Portal now.
查看全文
Este video faz um resumo do trabalho da Equipe LAB_TELECOM, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Ficamos em 5º Lugar.
查看全文
Added by Gil Ernesto Rieke Aguirre on July 25, 2012 Universidad de Guadalajara test setup of Freescale Cup car. 
查看全文
El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto. #include "mbed.h" #include "MMA8451Q.h" #define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1) DigitalIn dedo1(); DigitalIn dedo2(); DigitalIn dedo3(); DigitalIn dedo4(); AnalogIn flex_dedo1(); AnalogIn flex_dedo2(); AnalogIn flex_dedo3(); AnalogIn flex_dedo4(); AnalogIn dedos unidos(); DigitalIn puno1(); DigitalIn puno2(); /* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/ int main(void) {     MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS); //el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano //por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion. }
查看全文
There are three types of memory in a typical Micrcontroller  FLASH - where your programs are stored RAM - for manipulating variables during runtime EEPROM - stores long term information
查看全文
Video on YouTube done by the University of Applied Sciences of Munich about the Freescale Cup event held on March 18th Freescale Cup 2014 an der Hochschule München - YouTube
查看全文
Students from the University Applied Sciences TDU Deggendorf gave yesterday a demonstration of their Freescale Cup cars. 10 teams had worked during the semester in getting their cars running on their homemade Freescale Cup track based on Tower K60 kits. They ran them with lights on, lights off, in both directions on the track. Solid performance overall. HDU Deggendorf's teams are led by Prof. Gerald Kupris and have enrolled for the 3rd consecutive season into the Freescale Cup EMEA Challenge 2014. They are preparing another set of cars to compete in the upcoming racing season.
查看全文
Highlights for Freescale Cup Malaysia 2011. Enjoy it 🙂
查看全文
Este proyecto consiste en controlar un foco RGB conectándolo desde la corriente alterna y controlandolo con cualquier celular android con Bluetooth la aplicación se diseño en java. y se uso un shield de bluettoth para freedom.
查看全文
"How am I ? " Es un proyecto que esta diseñado para poder ayudar a los niños autistas, ya que ellos tienen problemas a la hora de trabajar la empatía y la socialización con las demás personas, incluyendo su familia. Con la ayuda de este dispositivo interactivo los niños podrán practicar estas habilidades, para así ayudarlos notablemente en su vida cotidiana. El proyecto inicial es a través de sonidos de animales, el niño asocia el sonido a una carta que cuenta con la imagen de los sonidos que se van a reproducir. Esto con la finalidad inicial de enseñarle al niño a usar el dispositivo interactivo para después proceder a presentarle Imágenes o gestos de emociones para que las reconozca y así trabajar en su empatía. Con ayuda de  la Freescale Freedom Development Platform FRDM-KL25Z  y sensores infra-rojos se lee un código de barras colocado en las cartas para poder llevar la información a la computadora y a su vez mueve un servo motor que impulsa a un coche de juguete con un mecanismo de biela manivela para poder contar su avance y habilidad. Esto para hacer esta terapia mas interactiva y a manera de juego.
查看全文
Freescale cup 2011 India....trials ... line follower
查看全文
The Freescale Cup Brazil 2012 Semifinal and Final National Competition was held on October 25th, 2012 in the Designing with Freescale Market Solutions Seminar Sao Paulo. Universities from all over the country participated in the challenge by creating a high-speed, autonomous, race of RC scale cars. Part of Freescale's University Programs to promote engineering in the classroom... Are you Ready to Participate?
查看全文
Second part in the series showing tips and tricks to getting the most of your line scan camera.
查看全文
Freescale Cup Brasil em 29 de setembro de 2011- São Paulo
查看全文
Added by Richard Balogh on April 3, 2012 Teams from the Slovak University of Technology at the EMEA 2012 Finals in Prague The cars for the finals.... ready to compete. The race track is built....training can start.
查看全文
Added by Joe Grand on June 21, 2012
查看全文
freescale cup India 2011 trials line follower
查看全文
Tiro al blanco que funciona con un LED infrarrojo. Para más información vea el video. Gracias.
查看全文