大学项目知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

University Programs Knowledge Base

讨论

排序依据:
Interactive alarm Clock La descripción de este proyecto consta principalmente de tres elementos que destacan el primero y el cual es tomado como planta principal es un reloj despertador el cual esta conformado por un freedom, un LCD de 16x2 caract. y por una pequeña bocina, este será controlado para su funcionamiento con el módulo touch del micro-controlador; como segundo apartado se tiene una tira de LEDS que se empotra a la cabecera de la cama la cual contendrá un dimmer para controlar la cantidad de luz, teniendo como máxima intensidad la hora fijada en la alarma (como apoyo además de la bocina para lograr despertar) y por último un interruptor de apagado que se pretende colocar al otro lado de la habitación donde se desee incorporar el despertador, el cual tendrá forma de canasta de baloncesto, para que solamente al anotar una canasta sea la única forma de apagar la alarma y este proceso sea interactivo.
查看全文
Tiro al blanco que funciona con un LED infrarrojo. Para más información vea el video. Gracias.
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant: USA Car Specs: -Custom motor driving circuitry -FRDM-KL25Z -Dual line scan camera Related Videos             
查看全文
The TWR-K40X256 Kit is a Freescale evaluation board powered by the Kinetis K40 microcontroller. The Kinetis microcontroller family is a set of 32 bit ARM Cortex M4 chips which feature flexible storage, lower power usage, high performance and optional Floating Point Unit with many useful peripherals. For more information on the Kinetis family see Freescale's Kinetis website. The Tower System is a prototyping platform with interchangeable and reusable modules along with open source design files. TWR K40X256 Hardware Setup There are several main hardware configuration steps. After installing the battery, once the USB cable has been connected between the evaluation board and PC, it may be necessary to update the chip firmware which requires moving a jumper pin on the evaluation board. TWR K40X246 Hardware Setup Instructions Board Specific Tutorials K40 Blink LED K40 Drive DC Motor K40 Drive Servo Motor K40 Line Scan Camera Board Tips The TWR-K40X256 features a socket that can accept a variety of different Tower Plug-in modules featuring sensors, RF transceivers, and more. The General Purpose TWRPI socket provides access to I2C, SPI, IRQs, GPIOs, timers, analog conversion signals, TWRPI ID signals, reset, and voltage supplies. The pinout for the TWRPI Socket is defined in Table 3 of the TWR-K40X256 User's Manual, but the user manual does not describe how to order a connector A Samtec connector, part number: SFC-110-T2-L-D-A is the proper female mating connector for the TWR-K40X256 TWRPI socket. SIDE A/SIDE B White DOTS for counting Pins Solder Wire to GND, and to MCU VDD Pin for testing purposes Important Documents TWR-K40X256 User's Manual TWR-K40X256 Schematics External Links TWR-K40X256-KIT Webpage Kinetis Discussion Forum Tower Geeks Community Website Tower Geeks Freescale Cup Group
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant from Mexico Car Specs: -Freescale "Bolero" TRK-MPC5604B
查看全文
Freescale cup 2012 Team 3.14 Slovakia Bratislava High speed camera 400fps
查看全文
Tested race, TUSUR, Tomsk, Russia 😃
查看全文
FTF2011 - Freescale Cup Invitational - Finals Third Place Team
查看全文
FTF2011 - Freescale Cup Invitational - Finals Second Place Team
查看全文
The Team from the University of Padova in Vicenza are working in getting their race car ready for the upcoming EMEA Finals that will be held in Paris on 26-27 March. They filed this short video on a make up track. Conditions were not the best so they had to scale down the speed.
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant: Malaysia Car Specs: -Freescale Freedom FRDM-KL25Z
查看全文
Want to know what the camera sees in an autonomous Freescale Cup Car? A unique drivers perspective view captured with an IPOD touch. Thanks to Josh and Doug ...
查看全文
This educational application by Freescale teaches you about sensor fusion and lets you experiment with some of the routines already present in your Android™ device. It does not require that your device uses Freescale sensors. The app supports 6 and 9-axis fusion routines native to your device, as well as those on compatible development boards. This app just lets you experiment with what you already have. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=XTRSICSNSTLBOX
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant Video Link : 1588 Car Specs: FRDM-K20D50M
查看全文
15. Juli 2011, Audi Training Center am Flughafen München: Der eb011 absolviert den ersten Testrun. Brake Test erfolgreich, die ersten Runden wurden gedreht. ...
查看全文
Team Wooden Jalopy from the University of Applied Sciences in Landshut on their run at the Freescale Cup Europe Finals in Prague (2012-04-04). We ranked the 5th place.
查看全文
Discussion of how to setup interrupts on the NVIC. The Flex timer is used as an example
查看全文
How to setup GPIO on the Kinetis. Includes discussion on enabled clocks to peripherals and setting up the pin control registers.
查看全文
GEORG is the Rescue Robot from the Freescale Robotics Lab of the Georg-Simon Ohm University of Applied Sciences of Nuremberg (Germany). During last week's, the student team led by Prof. Stefan May have attended the Worldwide RoboCup finals in Eindhoven (The Netherlands) and scored #12. Quite a good result for GEORG as it is it's first entry into the world finals. The Robotics team has been working since last year porting ROS (Robotic Operating System) to the Freescale i.MX platform to save space and power vs. an onboard PC. They are also working in developing distributed ROS computing systems using Freedom boards as modules. See GEORG's progress on the Robotics page of the university
查看全文
2013 Global Freescale Cup Participant: Japan Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
查看全文