ユニバーシティ・プログラムのナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

University Programs Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
prueba con una linea recta y una ligera curva a maxima velocidad
記事全体を表示
     El juguete consiste en 3 botones de un tamaño adecuado. Cada uno precederá a una tira o serie de leds. El programa ejecutará una instrucción que creará una secuencia de valores aleatorios, los cuales, por así decirlo, descenderán por las tiras de leds. El niño tendrá que presionar los botones en el tiempo en el que la luz alcanza y permanece en el botón. Muy similar al videojuego Guitar Hero. El aumento de dificultad es mediante el aumento de la rapidez de juego; será regulada según la posición de un potenciómetro. También será posible decidir el número de botones a usar.      El modo de uso no se limita a las manos, podrá ser usado con los pies sin problema alguno. Para hacer eso posible cada botón será independiente de los otros dos, lo que permitirá el acomodo más ergonómico de los botones según las limitaciones de movilidad del niño. Para evitar el desplazamiento de los botones por la superficie: suelo, alguna mesa... los botones se fijarán a un tapete de Velcro.
記事全体を表示
The TRK-MPC560xB: MPC560xB StarterTRAK (Development Kit) is a Freescale evaluation board powered by the qorivva chip. The Qorivva microcontrollers family is a set of 32 bit Power Architecture chips. Which Chip do you have? The chipset mounted on the boards for the Freescale Cup can vary. Always validate your chipset to know it's full capabilities. MPC560xB Product Information Page Difference Highlights: 5604B = 512MB Code Flash; no DMA 5606B = 1MB Code Flash; Has 16-Channel DMA 5607B = 1.5Mb Code Flash; Has 16-Channel DMA TRK-MPC5604B Hardware Setup There are several main hardware configuration steps. After installing the battery, once the USB cable has been connected between the evaluation board and PC, it may be necessary to update the chip firmware which requires moving a jumper pin on the evaluation board. TRK-MPC5604B Hardware Setup Instructions Lectures: The Freescale Cup – Lecture 5: MPC5607B Overview Overview Slides from lecture Overview Slides from Lecture (PDF) other Lectures from the Freescale Cup Lecture Series Other Qorivva Tutorials: qorivva-blink-led qorivva-drive-dc-motor qorivva-turn-a-servo qorivva-line-scan-camera Board Tips Important Documents TRK-MPC5604B User's Manual TRK-MPC5604BQuick Reference Guide TRK-MPC5604B Schematics Reference manual External Links TRK-MPC5604B Webpage [Qorivva Freescale Hosted Kinetis Discussion Forum] [ ???? Community Website]
記事全体を表示
Freescale - North America - is looking for you!  If you want to use the innovative and fresh ideas you are learning in the classroom to contribute to projects that help change lives, then a Freescale internship or co–op position is for you. I want to know more about Freescale internship and co-op opportunities. University Recruiting Calendar for 2013 Quick Facts about Freescale Freescale at a Glance Research More University Programs opportunities(PDF attachment)
記事全体を表示
Entrenamiento sobre el GPIO por José María Casillas Mora. Para acceder al material completo visita:https://community.freescale.com/docs/DOC-95205
記事全体を表示
Entrenamiento acerca del Cortex M0+ de la familia Kinetis L presentado por Alejandro Lozano.
記事全体を表示
El presente proyecto busca solucionar de una manera práctica y divertida actividades de terapia que pueden ser parte de la vida de cada persona con necesidades especiales, especialmente infantes. Por medio de este proyecto se pretende desarrollar la memoria y el orden lógico. Utilizando un sensor óptico para la lectura de pequeños Cubos de colores, el carro donde será transportado el sensor óptico emitirá una nota musical, misma que dependerá del color del cubo. El equipo de trabajo está conformado por cuatro   estudiantes del Tecnologíco de Monterrey de primer semestre de la carrera de mecatronica.
記事全体を表示
O Protótipo deste Robô foi desenvolvido com base em algumas informações do projeto Robô Curiosity da Nasa. O presente protótipo captura imagens por uma câmera wirelles e o sistema Labview tratará estas imagens. Possui comunicação RF e USB. Outras informações estão contidas no anexo.
記事全体を表示
Feel free to print or post this poster on your bulletin boards to promote the registrations for The Freescale Cup EMEA 2016!! Should you need customisation for your school or university, please contact me
記事全体を表示
We are thrilled to present to you, the newest member of our Apalis family of ARM powered computer-on-modules, the Apalis iMX6. The module is based on Freescale i.MX 6 series of System-on-Chip (SoC), runs an ARM Cortex-A9 CPU, and offers an operating frequency of up to 1.2 GHz. Apart from the benefits of long term product availability (of more than 10 years), and compatibility with the existing Apalis T30 module, this module is also qualified for industrial temperature range -40° C to 85° C. More details including datasheet shall be published by the last week of February. For a preliminary datasheet, click here. For more details on Apalis family, click here. To know more about the Apalis T30 module, click here. Here's a first look at the module.
記事全体を表示
Photos Videos
記事全体を表示
Footage taken using the Fraunhofer IIS Eagle Cam attached to the Car from the Politecnico of Torino on the final track layout. Credit: Fraunhofer IIS
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Introduction by Prof. James L. Frankel
記事全体を表示
Find complete materials at https://community.freescale.com/docs/DOC-95205
記事全体を表示
The attached final rules are valid for the 2014 Freescale Innovation Competition rules
記事全体を表示
TFC2015 UCDavis Team The One Final Report Thanks for sharing Lance Halste
記事全体を表示
We are excited to be coming to Rice University to tell you about Freescale.  Please RSVP and join us at our informational session and career expo. If you'd like to pre-submit resumes please do so here! javierprado - (LinkedIn) - Digital Networking - Design Manager at Freescale Jonathan Burnett - (LinkedIn) - Signal Intregrity Norman Herr Cheryl Lednicky Andrew Mawer James Vacek Charles Calvin greghale - (LinkedIn) -  Engineer noahllozada Ben Schmid Jason Nearing Maureen Helm - (LinkedIn) Mark Lohman - (LinkedIn) - Design Lead
記事全体を表示
Entrenamiento sobre el UART basado en la Familia Kinetis L. Encuentra el material completo en https://community.freescale.com/docs/DOC-95205
記事全体を表示
The Freescale Cup competition was new to Convergence this year. College-age and young professionals' teams are challenged to achieve the fastest time around a designed track with a battery operated kit RC car. All parts for the car are provided along with information on how to build and code the car. The teams must design their own algorithms that drive the car over the black line on the white track as quickly as possible. SAE Convergence 2012 Freescale Cup Winners! More photos from the event: This pretty much sums it up! Qualification Track Team TRW in the foreground working on the car. Team Freescale's show car, er..van. Cutting the corner. Team "Success" Continental car.  This car was unique in that they utilized two cameras.
記事全体を表示
Find the complete material at: https://community.freescale.com/docs/DOC-95205
記事全体を表示