University Programs Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

University Programs Knowledge Base

Discussions

Sort by:
The first step of starting your TFC project is to get to know your microcontroller. This article serves you as an introduction of Qorivva MPC560xB microcontroller. Qorivva MPC5604B Summary The Qorivva MPC560xB/C/D family of 32-bit microcontrollers (MCUs) includes the latest in integrated devices for automotive electronics applications. These scalable Power Architecture® devices are supported by an enablement ecosystem that includes software drivers, operating systems and configuration code to help you quickly implement your designs.  For the Freescale Cup Challenge, we have provided Tutorials, example code and projects which are based on the trk-mpc5604b StarterTRAK evaluation board. Which Chip do you have? The chipset mounted on the boards for the Freescale Cup can vary. Always validate your chipset to know it's full capabilities. MPC560xB Product Information Page Difference's At-a-Glance: 5604B = 512MB Flash; no DMA 5606B = 1MB Flash; Has 16-Channel DMA 5607B = 1.5Mb Flash; Has 16-Channel DMA Getting Started Presentation Getting Started with MPC5600B.pptx (2Mb) Important Resources: e200z0 Core Reference Manual TRK-MPC5604B User's Manual TRK-MPC5604BQuick Reference Guide TRK-MPC5604B Schematics Reference manual Freescale's Qorivva MPC560xB Page Power.Org
View full article
Lab Materials that accompany the LFEBS12UB. Download restricted to verified faculty only.  Request to join the Faculty Portal now.
View full article
El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto. #include "mbed.h" #include "MMA8451Q.h" #define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1) DigitalIn dedo1(); DigitalIn dedo2(); DigitalIn dedo3(); DigitalIn dedo4(); AnalogIn flex_dedo1(); AnalogIn flex_dedo2(); AnalogIn flex_dedo3(); AnalogIn flex_dedo4(); AnalogIn dedos unidos(); DigitalIn puno1(); DigitalIn puno2(); /* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/ int main(void) {     MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS); //el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano //por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion. }
View full article
Overview Please check your local rules to confirm allowable voltage, battery chemistry and ampere-hour as these differ by region. This article is NOT a substitute for the rules. Batteries (nor Charger) are not included in the Freescale Cup kit due to global shipping complexities. Batteries can be hazardous if not stored, used and/or disposed of properly. Battery Specifications Tamiya Connector 7.2 Volts Less than or equal to 3000mAh (Check your Rules!) NiCd or NiMH Needs to have a Tamyia connector Sources of purchase   This format battery is fairly common in the radio controlled toy industry. Start your search at any local electronics store where Radio controlled toy's are sold. Retail Sources: Radio Shack (USA) - http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=4273066 Fry's (USA) - http://www.frys.com/product/6468002?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG   Online Sources All-Battery.com http://www.all-battery.com/nicd72v2400mahhighpowerbatterypackforrccarswithtamiyaconnector.aspx http://www.all-battery.com/Tenergy7.2V3000mAhRCCarNiMHBatteryPackwithCharger-91103.aspx Europe: use Conrad online stores Conrad energy NiMH Sub-C Racingpack 7.2 V / 2400 mAh Stecksystem Tamiya-Stecker im Conrad Online Shop | 206026 (Conrad Germany but same available form other sources)
View full article