NXP Designs Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Designs Knowledge Base

Discussions

Sort by:
this doc and project explain how to integrate S32G M stby demo and Linux STR demo to one demo to achieve the fast boot, chinese version: 本文说明如何在S32G2 RDB2板上搭建 一个M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo加A53 Suspend to RAM的Demo,主要的 应用场景是电动汽车的快速启动。 G3与更新版本BSP的支持情况与此类 似,不再另外说明,客户可以自行参考开发。 请注意本文为培训和辅助文档,本文不是 官方文档的替代,请一切以官方文档为准。     目录 1 参考资料说明与声明 .................................................. 2 2 STBY+STR的硬件注意点 .......................................... 3 3 修改M7 MCAL Standby Demo代码 ............................ 5 3.1 Clock相关修改 ........................................................ 5 3.2 MCU相关修改 ......................................................... 5 3.3 UART Clock相关修改 ............................................. 7 3.4 Port相关修改 .......................................................... 7 3.5 I2C相关修改 ........................................................... 7 3.6 实现M核进入STDY状态等待功能 ........................... 8 3.7 Main函数的修改 ..................................................... 8 4 修改Bootloader工程来支持同时Boot M/A核Demo ... 10 4.1 I2C Clock相关修改 ............................................... 10 4.2 Port相关修改 ........................................................ 11 4.3 其它修改 ............................................................... 12 5 修改A53 Linux代码 .................................................. 13 6 Demo 运行测试 ........................................................ 13 6.1 硬件连接 ............................................................... 13 6.2 镜像烧写 ............................................................... 13 6.3 Demo运行 ............................................................ 14 7 工程发布包............................................................... 15 8 未来开发建议 ........................................................... 17 8.1 M/A核同步机制 ..................................................... 17 8.2 功能安全与信息安全 ............................................. 17 9 遗留问题 .................................................................. 17 9.1 IPCF STR支持 ...................................................... 18 9.2 PFE Slave STR支持 ............................................. 18 注意以下说明与声明: 说明: 汽车网关有快速启动要求,而电动车因为驻车时有更大的电池提供待机电源,所以希望是使 用Linux 的suspend to ram 的功能来实现Linux 的快速启动,而在S32G 上则需要考虑将M 核的 Standby 功能 与A 核的STR 功能 结合起来,目前可用的资源包括:  从BSP32 起支持ATF,可以支持Linux 端的STR 功能,文档《S32G_Linux_STR_V1-*.pdf》 (John.Li)说明linux STR 的原理和与M7 Standby Demo 结合时所需要的修改。  NXP 的M7 内部standby demo,可以支持M 核端的standby 功能,支持full boot 和standby ram boot。文档《S32G_Standby_Demo_V4-*.pdf》(John.Li)有详细说明,本文使用MCAL full boot+GPIO resume Demo。  本Demo 与本文主要说明如何将这两个Demo 结合起来,形成一个整体的Demo。  由于需要Boot M 核加A 核,所以也需要Bootloader 工程的支持,文档 《S32G_Bootloader_V1-*.pdf》(John.Li)说明了如何创建一个MCAL sample 加Linux 的 Bootloader 工程。 声明: 请注意:  M7 standby demo 本来为NXP 内部Demo,不保证运行质量。而Linux 本身也是reference software。  Linux STR 本身会引入比较复杂的电源管理切换,也会引起系统级的不稳定性。  本文所说的方法也是实验性质,不保证运行质量。 所以客户应该谨慎决定其产品功能并自行保证其产品质量,本文及本Demo 仅为Demo 性质。   This article explains how to build a demo of M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo plus A53 Suspend to RAM on the S32G2 RDB2 board. The main application scenario is the quick start of electric vehicles. The support situation of G3 and the newer version of BSP is similar to this, no further explanation is given, customers can refer to it for development by themselves.  Please note that this article is a training and auxiliary document. This article is not a substitute for the official document. Please refer to the official document. Contents 1    Reference materials and statement 2 2    STBY+STR hardware checkpoints. 3 3    Modified M7 MCAL Standby Demo codes. 5 3.1  Clock modification. 5 3.2  MCU related modification. 6 3.3  UART Clock related modificaiton. 7 3.4  Port related modification. 8 3.5  I2C related modification. 8 3.6  Enable the waiting function of M core entering STDY. 9 3.7  Main function modification. 9 4    Modify the Bootloader project to support simultaneous M/A core demo  11 4.1  I2C Clock related modification. 11 4.2  Port related modifcaiton. 11 4.3  Others modificaiton. 13 5    Modify A53 Linux codes. 14 6    Demo running and testing. 14 6.1  Hardware link. 14 6.2  Image burning. 14 6.3  Demo running. 15 7    Project release package. 16 8    Suggestion for the future development 17 8.1  M/A core sync mechanism.. 17 8.2  Function safety and Information security. 17 9    Remaining issues. 18 9.1  IPCF STR support 18 9.2  PFE Slave STR support 18   as need refer:   S32G_Linux STR This doc explain S32G Linux STR details and modify to integrate with M stdy demo https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Linux-STR/ta-p/1652680 S32G Standby Demo the project build a new Mcal standby demo and explain its details https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-M-kernel-Standby-demo-and-how-to-porting-to-Mcal/ta-p/1556313 S32G Boot customization doc how to run bootloader to run mcal&linux https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Bootloader-Customzition/ta-p/1519838
View full article
This doc explain the S32G STR feature details and how to modify it to integrate with M kernel STBY demo, to achieve the fast boot. chinese version: 本文说明S32G A53核STR详细情况及定 制,定制部分说明如何与M7 standby demo结 合,来实现整个产品的快速启动。 请注意本文为培训和辅助文档,本文不是 官方文档的替代,请一切以官方文档为准。 目录 1 参考资料说明 ............................................................. 2 2 Demo创建运行过程 ................................................... 2 3 Linux STR流程 ........................................................... 2 4 ATF Suspend流程 ..................................................... 5 4.1 Suspend流程 .......................................................... 5 4.2 Full boot resume流程 ............................................. 7 5 定制修改 .................................................................... 9 5.1 ATF中实现主核切换为M7 ....................................... 9 5.2 ATF中去掉PMIC与I2C4 ....................................... 11 5.3 ATF中去掉wkpu驱动 ............................................ 17 5.4 Uboot中去掉PMIC与I2C4 ..................................... 18 5.5 Kernel中去掉I2C4 ................................................ 19 6 发布 ......................................................................... 20   This article explains the details and customization of S32G A53 core STR. The customization part explains how to combine with M7 standby demo to realize the quick start of the whole product. Please note that this article is a training and auxiliary document. This article is not a substitute for the official document. Please refer to the official document. Contents 1    Reference materials. 2 2    STR Demo. 2 3    Linux STR call flow.. 2 4    ATF Suspend call flow.. 5 4.1  Suspend flow.. 5 4.2  Full boot resume flow.. 7 5    Customization. 9 5.1  The STR main core is switched to M7 in ATF. 9 5.2  ATF remove PMIC and I2C4. 11 5.3  ATF remove wkpu driver 17 5.4  Uboot remove PMIC and I2C4. 18 5.5  Kernel remove I2C4. 19 6    Release. 20
View full article
Memtool is a useful debug tool which can read/write some i.MX register. It is default supported in Linux while not supported in Android. This article describse how to integrate memtool into i.MX8MM Android 12 platform, which is also similar in other i.MX new android platform.  
View full article
This doc explain how to build a PFE master project on M7 and how to integration. chinese version. 目录 1 需要的软件与工具 ...................................................... 2 2 Master Demo编译说明 ............................................... 2 2.1 安装RTD_MCAL驱动 ............................................. 2 2.2 安装PFE_MCAL驱动 .............................................. 3 2.3 编译PFE master工程 .............................................. 3 3 修改为支持RDB板的RGMII接口 ................................ 4 3.1 硬件连接 ................................................................. 4 3.2 软件修改 ................................................................. 5 4 Master Demo测试 ...................................................... 7 4.1 硬件连接 ................................................................. 7 4.2 PFE_EMAC1(RGMII)测试过程 ............................... 7 5 Master Demo代码说明 ............................................... 8 6 集成中注意点 ........................................................... 11 6.1 PFE_PreInit .......................................................... 11 6.2 S32G3中的GENCTRL1的配置 ............................. 12 6.3 RX CLOCK重新锁定 ............................................ 13 7 Demo Debug建议 .................................................... 14 7.1 PFE相关寄存器说明 ............................................. 14   Contents 1 Required software and tools ...................................... 2 2 Master Demo compiling ............................................. 2 2.1 Install RTD_MCAL driver........................................ 2 2.2 Install PFE_MCAL driver ........................................ 3 2.3 Compile PFE master project .................................. 3 3 Change the demo to support RDB3 board RGMII port4 3.1 Hardware design .................................................... 4 3.2 Software modification ............................................. 5 4 Master DemoTest ...................................................... 7 4.1 Hardware design .................................................... 7 4.2 PFE_EMAC1(RGMII) test steps ............................. 7 5 Master Demo code flow ............................................. 8 6 Notes in integration .................................................. 11 6.1 PFE_PreInit .......................................................... 11 6.2 The GENCTRL1 configruation of S32G3 ............. 12 6.3 RX CLOCK relock ................................................ 13 7 Demo Debug suggestion ......................................... 14 7.1 PFE related registers ........................................... 14
View full article
i.MX RT1170 crossover MCUs are part of the Edge Verse™ platform and are setting speed records at 1 GHz. This ground-breaking family combines superior computing power and multiple media capabilities with ease-of-use and real-time functionality. For reducing the overall system cost, RT117x didn't have embeded flash, need external Flash as program storage and XIP place, NXP and third party like IAR, KEIL and Segger all provide mature tool to make Nor Flash‘s programing with their own flashloader, can fulfillment most customer’s application requirement, but still some users need to customize the flash programing algorithm due to programing speed optimization and difference of the nor Flash from different vendor and, such as SFDP support, QE bit's position, default sector size, DDR/OPI/QPI feature, default 3 Bytes/4 Bytes mode and also operating sequence, but the default Flashloader is based on the ROM API, it's hard to debug and customize as there is no source code. This reference demo will use source code Flash operation API instead of ROM API. In addition, it also add two new useful feature, first one is current Flashloader framework can't support some nor flash which need pre-configuration, such as Cypress's S25HL01GT, its sector size is not unified, need to config additionally. This reference demo give some function interface to implement it with 3 bytes/4bytes command mode and DDR/SDR mode, it also improve the original framework by adding read-erase-write demonstration code, which can help user to verify their customized Flashloader without need to copy to IDE every time, improve the efficiency greatly. Second advantage is it can support download flow‘s log generation, by default there is no log info in overall download flow, hard to locate which step(get configure/init/erase/program/verify) the failure occur, this demo code add log function to record every detailed download step, by which users can optimize their download speed, it's helpful for mass production. Developers can also debug and customize depend on their own specific requirement and different nor Flash.
View full article
结合MPC5748G的Lifecycle机制,阐述如何使用Lifecycle机制来满足在开发阶段及最终消费阶段对各利益相关方的数据进行保护的需求,比如Tier1的IP(知识产权)、OEM的一些标定参数、车主的个人隐私等。并介绍Lifecycle在每个阶段所支持的主要安全特性及如何配置使用。
View full article
EEPROM selection guide for serial RCON boot. On S32G reference manual, we only ask customer to make sure I2C address of EEPROM is 0xA0, no others requirement. Actually, S32G only supports EEPROM with one 8-bit address byte. For high capacity EEPROM such as AT24C64D@8K bytes, which need two 8-bit word address bytes. Can’t be supported by S32G ROM.   AT24C64D.pdf         AT24C01 has been validated on S32G EVK board, which need one word address byte AT24C01.pdf   Thanks, Lambert
View full article
This document introduce how to do LPDDR4 DQ Swapping in S32G platform.
View full article
This article explains the details and customization of the S32G M7 core Standby demo. And how to porting to Autosar Mcal demo. Contents 1    Description of reference materials. 2 2    Demo creation and running process. 2 2.1  Demo checkpoints. 2 2.2  The difference between Standby and StandbyRAMboot 4 3    S32G Standby principle and Code Description. 5 3.1  Peripheral initialization function. 5 3.2  standbyramc_cpy(optional) 5 3.3  WKPU_set 8 3.4  standby_modechange. 13 4    VR5510 PMIC Standby principle and code description. 15 4.1  PMIC_initConfig. 15 4.2  PMIC_standbyEntry. 17 5    Customization modification. 18 5.1  Do not enable RTC wakeup feaure. 18 5.2  Eable CAN1_RX wakeup feature. 19 5.3  Only support full boot 21 5.4  Open the DDR related power 21 5.5  Modify debug serial port to UART1. 24 5.6  Modify the device drive clock. 26 5.7  close other non-main core. 30 6    Build a new MCAL demo. 34 6.1  Modify the UART driver 35 6.2  Implement the clock shutdown code. 36 6.3  Configure the power mode switching driver 37 6.4  Confgure the wakeup source. 42 6.5  Add PMIC driver 51 6.6  Main function call routine. 59 6.7  Test 61 6.8  Future development plan. 62 本文说明S32G M7核Standby demo 详细情况及定制,以及如何新建一个mcal demo 录 1    参考资料说明... 2 2    Demo创建运行过程... 2 2.1  创建运行... 2 2.2  Standby和StandbyRAMboot的区别... 4 3    S32G Standby原理与代码说明... 5 3.1  外设初始化函数... 5 3.2  standbyramc_cpy(可选) 5 3.3  WKPU_set 8 3.4  standby_modechange. 13 4    VR5510 PMIC Standby原理与代码说明... 14 4.1  PMIC_initConfig. 14 4.2  PMIC_standbyEntry. 16 5    定制修改... 17 5.1  关闭RTC唤醒功能... 17 5.2  打开CAN1_RX唤醒功能... 19 5.3  只支持full boot 20 5.4  打开DDR相关电源... 21 5.5  修改调试串口为UART1. 23 5.6  修改设备驱动时钟... 25 5.7  事先关掉所有其它的非主核... 29 6    修改为MCAL Demo. 33 6.1  修改UART驱动... 34 6.2  实现时钟关闭代码... 35 6.3  配置电源模式切换驱动... 36 6.4  配置唤醒源... 41 6.5  加入PMIC驱动... 50 6.6  主函数逻辑实现... 58 6.7  运行测试... 60 6.8  未来开发计划... 61   attachment include chinese/english doc, s32ds codes with 2 zip package(remove the .7z), mcal codes.  
View full article
FAST BOOT FOR lx2160 IN adas •Objective To speed ​​​​up bringup of LX2 chip-based systems •Pain Points to Address The bringup time is much longer than 3s, which is very sensitive in ADAS systems or time-sensitive systems. •Value Proposition / Key Features The guide can help customers shorten uboot time from 5s to less than 1.5s, saving more than 70% bootup time. •Deliverables Demo based on LX2160ARDB board. Reference codes and patches. Guide for Fast boot document. Fast boot 广泛用于嵌入式设备,现以lx2160ardb板为例进行相关探索。 启动流程: 优化思路: 1.适当提高FSPI时钟速率 diff --git a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw index 422139c..0f8d5c9 100644 --- a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw +++ b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw @@ -7,8 +7,10 @@ * Modify FlexSPICR1 register, to increase FlexSPI clock closer to 50MHz, * with divisor value as 32. * => 750 * 2 / 32 ==> 46.875MHz + *write 0x1e00900,0x00000013 + * 0f -12 =125M */ .pbi -write 0x1e00900,0x00000013 +write 0x1e00900,0x0f .end ​ 2.关键路径优化 固化spd参数 固化ddrc参数 BL33 裁剪 详细patch和测试结果参考附件。
View full article
This doc explain our Linux BSP driver and how to custom them. Contests as follows: include bsp30/32 目录 1 S32G Linux文档说明 ................................................. 2 2 创建S32G RDB2 Linux板级开发包编译环境 .............. 2 2.1 创建yocto编译环境: ................................................ 2 2.2 独立编译 ................................................................. 8 3 Device Tree ............................................................. 11 3.1 恩智浦的device Tree结构 ..................................... 11 3.2 device Tree的由来(no updates) ............................ 13 3.3 device Tree的基础与语法(no updates) ................. 15 3.4 device Tree的代码分析(no updates) .................... 37 4 恩智浦S32G BSP 包文件目录结构 .......................... 70 5 恩智浦Linux BSP的编译(no updates) ...................... 72 5.1 需要编译哪些文件 ................................................ 72 5.2 如何编译这些文件 ................................................ 73 5.3 如何链接为目标文件及链接顺序 ........................... 74 5.4 kernel Kconfig ...................................................... 76 6 恩智浦BSP的内核初始化过程(no updates) .............. 76 6.1 初始化的汇编代码 ................................................ 78 6.2 初始化的C代码 ..................................................... 82 6.3 init_machine ......................................................... 94 7 恩智浦BSP的内核定制 ............................................. 97 7.1 DDR修改 .............................................................. 98 7.2 IO管脚配置与Pinctrl驱动 .................................... 100 7.3 新板bringup ........................................................ 121 7.4 更改调试串口 ...................................................... 125 7.5 uSDHC设备定制(eMMC flash,SDcard, SDIOcard) 129 7.6 GPIO驱动 ........................................................... 137 7.7 GPIO_Key 驱动定制 .......................................... 145 7.8 GPIO_LED 驱动定制 ......................................... 150 7.9 芯片内thermal驱动 ............................................. 155 7.10 CAN接口驱动 ..................................................... 157 7.11 I2C及外设驱动 .................................................... 162 7.12 SPI与SPI Slave驱动 ........................................... 183 7.13 Watchdog test. ................................................... 190 7.14 汽车级以太网驱动定制 (未验证) (未完成) ........... 191
View full article
目录 1 S32G Linux文档说明 .................................................. 3 2 创建S32G RDB2 Linux板级开发包编译环境 .............. 4 2.1 创建yocto编译环境: ................................................. 4 2.2 独立编译 ................................................................. 9 3 FSL Uboot 定制 ........................................................ 14 3.1 FDT支持 ............................................................... 14 3.2 DM(driver model)支持 ........................................... 20 3.3 Uboot目录结构 ...................................................... 31 3.4 Uboot编译 ............................................................. 34 3.5 Uboot初始化流程 .................................................. 35 3.6 使能了ATF后对Uboot初始化流程的影响 ............... 40 4 Uboot 定制 ............................................................... 41 4.1 修改 DDR大小 ....................................................... 41 4.2 修改调试串口与IOMUX说明 .................................. 44 4.3 DM I2C与PMIC初始化 .......................................... 53 4.4 通用GPIO ............................................................. 59 4.5 启动eMMC定制 ..................................................... 69 4.6 Ethernet定制 ......................................................... 78 5 Uboot debug信息 ..................................................... 89 5.1 Print env ............................................................... 89 5.2 dm - Driver model low level access ...................... 92 5.3 fdt .......................................................................... 95 5.4 I2C测试 ................................................................. 95 5.5 芯片寄存器访问 ..................................................... 98 updated to V5
View full article
  本文说明S32G  RDB2板Linux板级开发包BSP32 的ATF细节,以帮助客户了解S32G的ATF是如何运行的,以及如何修改到客户的新板上。   从BSP32开始,默认启动需要ATF支持,所以部分定制需要移动到ATF中,Uboot会简单很多。 请注意本文为培训和辅助文档,本文不是官方文档的替代,请一切以官方文档为准。   目录如下: 目录 1    S32G Linux文档说明... 2 2    创建S32G RDB2 Linux板级开发包编译环境... 3 2.1  创建yocto编译环境: 3 2.2  独立编译... 8 3    NXP ATF 原理... 13 3.1  AArch64 Exception Leve: 13 3.2  ATF原理... 14 3.3  ATF目录 结构... 16 3.4  ATF初始化流程... 25 3.5  NXP ATF的SCMI支持... 28 3.6  NXP ATF的PSCI支持... 32 3.7  NXP ATF OPTEE接口(未来增加)... 36 4    ATF 定制... 36 4.1  修改 DDR配置... 36 4.2  修改调试串口与IOMUX定制说明... 39 4.3  启动eMMC定制说明... 48 4.4  I2C与PMIC定制说明... 58
View full article
This doc explain how to configure a new LPDDR4 and test it on S32G, contents as follows: 目录 1    硬件资源,文档及工具下载... 2 1.1    硬件资源... 2 1.2    内存配置测试相关的文档... 2 1.3    内存配置与压力测试工具. 3 2    内存设计要求... 3 3    LPDDR4基础... 3 3.1    基本知识... 3 3.2    Inline ECC.. 4 4    硬件连接... 6 5    S32G+LPDDR4内存配置与测试步骤... 8 5.1    配置LPDDR4初始化寄存器设置... 9 5.2    使用内存测试工具初始化PHY及生成DDRC配置Uboot源代码    11 5.3    生成DDRC配置ATF源代码(从BSP32开始) 14 5.4    测试内存... 18 5.5    其它尺寸的LPDDR4配置... 19 6    测试失败的DEBUG.. 24 7    内存参数应用到Uboot中... 25 8    内存参数应用到ATF中... 25 9    附录... 25 9.1    一个重要的DDR TOOL bug Fix. 25 9.2    Uboot DDR测试工具... 26 9.3    Kernel DDR测试工具... 27 9.4    附DDR tool测试项截图... 28   Contents 1    Hardware Materials, Docs and Tools Needed. 2 1.1    Hardware resource. 2 1.2    Related docs of memory configuration and test 2 1.3    Memory configuration and test tools. 3 2    Memory Hardware Design Requirement 3 3    LPDDR4 Basics. 3 3.1    Basic Knowledge. 3 3.2    Inline ECC.. 5 4    Hardware Design. 7 5    S32G+LPDDR4 Memory Configuration and Test Steps. 8 5.1    Configure LPDDR4 DDRC Register Settings. 9 5.2    Use the Memory Test Tool to Initialize the PHY and Generate the DDRC Configuration Uboot Source Code  12 5.3    Generate ddrc configuration ATF source code (starting from bsp32) 15 5.4    Memory Test 19 5.5    Other size LPDDR4 configurations. 20 6    Debug of the Fails of Test 25 7    Modify the DDRC register settings in Uboot 26 8    Modify the DDRC register settings in ATF. 26 9    Appendix. 26 9.1    A importance DDR TOOL bug Fix. 26 9.2    Uboot DDR Test Tools. 27 9.3    Kernel DDR Test Tool 28 9.4    Attached Screenshot of DDR Tool Test Items. 29
View full article
This doc explain how to optimize the Linux boot time, Contents as follows: 目录 1 默认BSP28 Linux内核的启动时间分析和优化方向 ..... 2 2 UBoot的优化 .............................................................. 3 2.1 缩小Uboot的DTS尺寸 ............................................ 3 2.2 缩小Uboot的尺寸 .................................................... 4 2.3 去掉等待3S输入时间 .............................................. 4 2.4 配合内核修改的Uboot参数 ..................................... 4 2.5 关闭串口调试信息 .................................................. 5 2.6 MMC read的方法来读取内核和DTB ....................... 5 3 Kernal的优化 ............................................................. 5 3.1 DTB中去掉不用的驱动和代码 ................................. 5 3.2 内核中去掉不用的平台与驱动及相关代码 ............... 6 3.3 内核中去掉不用功能,缩小内核大小 ...................... 7 3.4 去掉initramfs支持 ................................................... 7 3.5 关闭调试信息 .......................................................... 7 3.6 提前eMMC驱动加载时间 ........................................ 7 3.7 将Kernel与DTB打包在一起..................................... 8 4 Rootfs+应用程序的优化 ............................................. 8 5 最终全部启动时间比较 ............................................. 12
View full article
This doc expain how to use eMMC from user space, contents as follows: 目录 1 eMMC的分区情况 ...................................................... 2 2 S32G+BSP29上默认的eMMC启动 ............................ 3 2.1 eMMC硬件设计 .................................................. 3 2.2 eMMC的镜像烧写办法与启动 ............................. 6 2.3 增加MMC内核测试工具 .................................... 10 3 eMMC GP功能的测试 .............................................. 10 3.1 eMMC GP功能的说明 ....................................... 10 3.2 eMMC GP功能的测试 ....................................... 11 4 eMMC RPMB功能的测试 ......................................... 13 4.1 eMMC RPMB功能的说明 ................................. 13 4.2 eMMC RPMB功能的测试 ................................. 15
View full article
        S32G just support serial download a M7 image to run by internal rom codes, our S32G DS IDE have a flash tools to use this feature to burn the image to external device. So current image burn method will divide into 2 step: 1: burn a uboot into the external device by S32G DS flash tools. 2: reboot the codes with uboot and run with network to burn the linux image into external device.      which need two working place on manufacture line, and customer wish to have a one time on-line tools, which means we need use serial port to boot uboot directly but S32G rom codes do not support it.       We have a reference tools of S32V but which IP difference is big between on S32V and S32G, So we can not reuse it and have to develop a new one.       The development working include: 序号 开发工作 说明 开发者 1 开发 根据S32G的serial boot协议要求,开发PC端的串口工具来下载M7镜像 John.Li 2 开发 根据自定义协议要求,开发PC端的串口工具来下载A核Bootloader到SRAM中 John.Li 3 开发 根据自定义协议要求,开发M7镜像的串口接收与Checksum逻辑 John.Li 4 开发 修改M7镜像支持串口0 John.Li 5 开发 开发实现M7镜像的串口单字节同步收发函数 John.Li 6 开发 开发实现A53启动功能 John.Li 7 调试与Debug 调试解决串口接收乱码问题(Serial boot rom codes仍然在回送消息串口) John.Li 8 调试与Debug 提供 解决A核启动串口halt思路(Serial boot rom codes仍然占用串口) John.Li 9 调试与Debug 优化M7镜像,缩小大小 Tony.Zhang 10 调试与Debug 根据M7镜像和A核 Uboot在SRAM中的内存分配要求,重排M7镜像位置,避免冲突 Tony.Zhang 11 调试与Debug 在M7中初始化SRAM空间 Tony.Zhang 12 调试与Debug 在M7中设置SRAM可执行空间 Tony.Zhang 13 调试与Debug 调试解决由于cache没有及时回写导致的下载镜像错误的问题 Tony.Zhang 14 调试与Debug 集成,调优与文档 John.Li   Pls check the attachment for the doc/codes/binary release which include:    Release      |->M7: Linflexd_Uart_Ip_Example_S32G274A_M7: S32DS M7工程。      |->PC: s32gSerialBoot_Csharp: PC端的Visual Studio的C#的串口工具工程。      |->Test:      |    |-> 115200_bootloader.bin: S32DS M7工程编译出来的bin文件,波特率为115200      |    |-> 921600_bootloader.bin: S32DS M7工程编译出来的bin文件,波特率为921600      |    |->load_uboot.bat: 运行工具的批处理文件,运行成功后打开串口可以看到Uboot执行,默认使用的波特率是115299         |    |->readme.txt:其它测试命令 |    |->s32gSerialBoot.exe:编译出来的PC端串口工具 |    |->u-boot.bin: BSP29默认编译出来的u-boot.bin.      Product Category NXP Part Number URL Auto MPU     S32G274     https://www.nxp.com/s32g    
View full article
本文说明在S32G2 RDB2板上实现LLCE to PFE Demo的搭建过程。本Demo目前包括:  CANtoEth:CAN0发送,用硬件回环到 CAN1接收,然后通过PFE_EMAC1, 再通过RGMII接口发出。  CANtoEth:CAN0发送,用硬件回环到 CAN1接收,然后通过PFE_EMAC1, 再通过SGMII接口发出。  EthtoCAN:PC通过PFE_EMAC1的 RGMII发出,接收到CAN1,再硬件 回环到CAN0  CANtoCAN Logging to Eth: CAN0发 送,用硬件回环到CAN1接收,然后 通过PFE_EMAC1,再通过SGMII接 口发出,同时LLCE内部硬件把CAN1 再发送到CAN15_TX,再用硬件回环 到CAN14_RX 软件版本为 RTD3.0.0+LLCE1.0.3+PFE0.9.6/0.9.5。
View full article
This doc explain our Mcal driver and how to custome them. contents as follows: 目录 1 AutoSAR MCAL基本概念 .......................................... 2 1.1 AutoSAR目标 ......................................................... 2 1.2 AutoSAR概念 ......................................................... 2 1.3 AutoSAR基本方法 .................................................. 2 1.4 BSW(Basic Software) ............................................. 4 1.5 NXP Basic AutoSAR软件 ....................................... 4 1.6 RTE与BSW的配置 ................................................. 5 1.7 BSW的配置流程 ..................................................... 6 1.8 MCAL驱动 .............................................................. 7 2 MCAL工具 ................................................................. 7 3 MCAL说明 ................................................................. 8 3.1 MCAL的下载与说明 ................................................ 8 3.2 EB Tresos的下载,安装 ....................................... 13 3.3 RTD-MCAL安装 ................................................... 16 3.4 Trace32的下载与安装 .......................................... 18 3.5 样例工程的编译,运行 ......................................... 20 4 MCAL驱动配置与定制 ............................................. 40 4.1 MCU ..................................................................... 45 4.2 PORT ................................................................... 59 4.3 DIO ....................................................................... 69 4.4 FlexCAN ............................................................... 71 4.5 FlexLin ................................................................. 87 4.6 GMAC .................................................................. 93 4.7 I2C ..................................................................... 101 4.8 PMIC .................................................................. 108 4.9 PMIC WDOG ...................................................... 127 4.10 WDOG ............................................................... 137 4.11 UART ................................................................. 144 4.12 SPI ..................................................................... 149 4.13 PWM .................................................................. 165 4.14 ADC ................................................................... 171 4.15 Thermal .............................................................. 177
View full article
This doc explain how to use S32G design studio and SDK, contributed by Gary.Yuan yuan.yuan@nxp.com.
View full article